Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
PNEV5190B 无法工作 从 NFC Cockpit 的“附加”选项卡上的“加载辅助固件”选项加载 Nfcrdlib_SimplifiedAPI_EMVCo_Secondary.nnc.bin 后,我的 PNEV5190B 不再响应,也无法通过 NFC Cockpit 进行操作。 根据更新日志,固件下载已成功完成,未报告任何错误。更新完成后,主板才停止响应。 我在这个帖子里找到了类似的问题,但我想要了解根本原因。 固件更新成功后,什么原因会导致主板无响应? 我是否有可能使用了与我的主板不匹配的备用固件镜像或固件版本? 为什么加载辅助固件会导致 NFC Cockpit 无法再与板通信? 感谢您的支持。 Re: PNEV5190B does not work 你好@Miyazaki001 希望你一切都好。 请问您能否提供更多关于您设备配置的详细信息?你们遵循的是什么步骤? 我尝试了以下设置: -PNEV5190B-FW v2.0b-NFC Cockpit v9.0.0 -" Extra " 选项卡 > " 辅助固件 > 加载辅助固件 ——选择 nxpnfccockpit_v9.0.0 \ 固件\ Secondary_pn5190\ k8x\ nfcrdlib_Simplified api_emvco_secondary.nc.bin " NFC Cockpit 应该提示关闭 COM 端口并重新打开: EduardoZamora_1-1785953100786.pngEduardoZamora_1-1785953100786.pngEduardoZamora_1-1785953100786.pngEduardoZamora_1-1785953100786.pngEduardoZamora_1-1785953100786.pngEduardoZamora_1-1785953100786.pngEduardoZamora_1-1785953100786.png 重新打开 COM 端口后,您应该能够在“附加”选项卡中启动辅助固件。 问候, 爱德华多。 Re: PNEV5190B does not work 嗨@EduardoZamora , 感谢您的回复。 我的配置如下: - PNEV5190B(B1芯片) - PN5190 固件版本 v02.05 - NFC Cockpit v7.4 - 额外选项卡 → 辅助固件 → 加载辅助固件 已选: -NxpNfcCockpit_v7.4.0.0\firmware\Secondary_PN5190\K8x\Nfcrdlib_SimplifiedAPI_EMVCo_Secondary.nnc.bin 二次固件更新似乎已成功完成。根据日志显示,固件下载已完成,未报告任何错误。 下面显示的是日志的相关部分。 20260803.png20260803.png20260803.png20260803.png20260803.png20260803.png20260803.png 更新后,NFC Cockpit 提示我手动关闭并重新打开 板连接。我按照这个步骤操作了,我还尝试手动断开并重新连接 COM 端口。 但是,重新连接后,电路板不再响应任何命令。日志显示 NFC Cockpit 尝试与板通信时超时。 我已附上相关日志供您参考。 请问您能否提供以下建议: - PN5190 FW v02.05 与此辅助固件兼容吗? - NFC Cockpit v7.4 与此辅助固件之间是否存在已知问题? 我在这个帖子里找到了类似的问题,但我想要了解根本原因。 感谢您的支持。 顺祝商祺! Re: PNEV5190B does not work 您好, 我找不到任何关于使用此特定配置时出现意外行为的已记录案例。 NFC Cockpit v7.4.0 已过时;请更新到最新版本 (v9.0.0) 并对 PN5190 执行固件更新。之后,请将你的发现告诉我。 如果在更新设置后此问题仍然存在,请告知您的跳线配置和电源连接(最好能提供一张电路板的照片)。 问候, 爱德华多。 Re: PNEV5190B does not work 嗨@EduardoZamora , 感谢您的回复。 根据您的评论,我们将 NFC Cockpit 版本更改为最新版本 v9.0.0。我们还把 PN5190 固件从 v02.05 更新到了 v02.0D,这是 NXP 网站上提供的最新版本,然后重新尝试了二级固件更新。 然而,结果还是一样,问题依然存在。 画像.png画像.png画像.png画像.png画像.png画像.png肖像.png 我们还附上了板的照片供您参考。 画像.jpg画像.jpg画像.jpg画像.jpg画像.jpg画像.jpg肖像.jpg 使用以下跳线设置: J8:已关闭 J9:2–3(外部电源) J12:关闭 J22:关闭 J23:关闭 本次测试中,我们使用外部 5V 直流电源,限流为 1A。 如果您发现还有其他设置或需要我们检查的地方,请与我们联系。 Re: PNEV5190B does not work 您好, 您的跳线和电源配置看起来没问题。 请问您是否能够刷写并运行任何演示应用程序(例如,DiscoveryLoop)是否包含在PN5190的NFC读取器库中?有关此内容的更多信息,请参阅PNEV5190B 评估板快速入门指南第 5.3 章。 作为一项补充测试,请您尝试使用另一台电脑,并将系统语言(不仅仅是显示语言)设置为英语? 问候, 爱德华多。 Re: PNEV5190B does not work 嗨@EduardoZamora , 感谢您的回复。 我们会单独尝试您建议的方法。 与此同时,我们进行了额外的测试,并得到了以下结果。 首先,我们通过 J-Link 对 NFC Cockpit v9.0.0 附带的以下固件进行了编程: BootLoader_And_Nfcrdlib_SimplifiedAPI_EMVCo_Secondary.bin 之后,我们使用 NFC Cockpit 更新了以下辅助固件: Nfcrdlib_SimplifiedAPI_EMVCo_Secondary.nnc.bin 采用此方法后,之前遇到的错误没有再发生,更新成功完成。 根据这一结果,我们怀疑引导加载程序和辅助固件版本之间可能存在兼容性依赖关系。 请您澄清以下几点? 1.更改 NFC Cockpit 版本时,是否不仅需要将辅助固件更新到兼容版本,还需要将引导加载程序更新到兼容版本? 2. 是否可以通过 NFC Cockpit 更新 BootLoader? 或者是否需要像 J-Link 这样的外部调试器/编程器来更新引导加载程序? 3. 是否有任何文档描述每个 NFC Cockpit 版本附带的辅助固件和引导加载程序之间的兼容性? 例如,我们想知道哪些版本的辅助固件可以与同一个引导加载程序一起使用。 这些问题背后还有另一个我们希望解决的问题。 我们一直使用自己的应用程序(而不是 NFC Cockpit)通过 COM 端口进行串行通信来控制 PNEV5190B。 使用 NFC Cockpit v7.4.0 附带的辅助固件时,我们的应用程序能够成功地与 PNEV5190B 进行通信和控制。 但是,在更新到 NFC Cockpit v9.0.0 附带的辅助固件后,使用相同通信方法的同一应用程序会遇到通信错误。 您能否也澄清一下以下这一点? 4. NFC Cockpit v7.4.0 和 v9.0.0 附带的辅助固件在初始化顺序、COM 通信设置、通信协议、命令规范或相关行为方面是否有任何变化? 如果有任何描述这些变更的发布说明或文档,我们非常感谢您能与我们分享。 Re: PNEV5190B does not work 您好, 如PNEV5190B 评估板快速入门指南第 5.1 节所述,建议使用最新版本的 NFC Cockpit 将固件更新到最新版本。固件编程需要使用外部调试器,如NXP NFC Cockpit 用户指南第 3.3 节所述。 遗憾的是,目前还没有文档提供引导加载程序版本和二级固件版本之间的正式兼容性矩阵。最接近的参考资料是 VCOM 源代码包 中的 版本变更日志 (NxpNfcCockpit_VCOM_UcBalFW\NNC_UcBalFW\phUcBal\src\NNC_uC_VCOM_Ver.h)。 问候, 爱德华多。 Re: PNEV5190B does not work 您好, VCOM FW 旨在与我们的 NFC Cockpit 工具配合使用。如果您正在尝试为其他工具创建自定义实现,请考虑使用NFC Cockpit VCOM 源代码作为参考,并根据您的需要进行调整。 问候, 爱德华多。 Re: PNEV5190B does not work 嗨@EduardoZamora , 谢谢你的解释。 我们了解到,需要使用外部调试器来对固件(包括引导加载程序)进行编程。我们也了解到 BootLoader 和 Secondary Firmware 版本之间没有正式的兼容性矩阵,VCOM 源代码包中的版本变更日志是最接近的可用参考。 关于我们提到的另一个问题,即在将 BootLoader 和 Secondary Firmware 更新到 NFC Cockpit v9.0.0.0 中包含的版本后,我们的应用程序无法再正常通信,我们进行了一些额外的调查,发现与 DTR 处理相关的差异。 需要说明的是,我们的应用程序之前一直使用 NFC Cockpit v5.3 中包含的 BootLoader 和辅助固件,而不是 v7.4。 借助 NFC Cockpit v5.3 中包含的 BootLoader 和辅助固件,我们的应用程序只需在打开 COM 端口后保持 DTR 静态开启即可成功通信,而无需任何显式的 DTR 状态转换。 但是,由于 NFC Cockpit v9.0.0.0 中包含了 BootLoader 和辅助固件,仅仅保持 DTR 开启是不够的。我们发现,只有在明确地将 DTR 从 LOW 切换到 HIGH 之后,板才会返回响应。这种过渡似乎至少在沟通环节开始时需要进行一次。 我们使用 Wireshark 捕获和分析 UcBalPCTestApp.exe 生成的 USB 通信,从而识别出此 DTR 操作。 请您澄清以下几点? 在 PN5190 VCOM 固件中,DTR 的低到高转换是否用作任何内部处理的触发信号,例如通信会话初始化或内部缓冲区处理?如果属实,这种行为是否有相关记录? VCOM固件版本之间的DTR行为是否有可能发生变化?具体来说,NFC Cockpit v5.3 和 v9.0.0.0 版本中包含的 DTR 处理方面是否有任何变化? 是否有官方推荐的方法可以在不显式地将主机端的 DTR 从低电平切换到高电平的情况下发起通信,例如使用特定的 IOCTL、厂商特定的命令或其他机制? 再次感谢您的支持。 顺祝商祺! Re: PNEV5190B does not work 嗨@EduardoZamora , 感谢您的澄清和支持。 我们希望 NFC Cockpit 和我们的应用程序使用相同的辅助固件。 因此,我们将参考 NFC Cockpit VCOM 源代码,修改我们的应用程序以支持当前的 VCOM 固件行为。 再次感谢您的支持。 此致, 宫崎骏
查看全文
MINISASTOCSI 最新回路図 こんにちは、チームのみなさん。 MINISASTOCSIの最新の設計図を共有していただけませんか? Re: MINISASTOCSI Latest Schematics こんにちは、 @ramkrish さん。 MINISASTOCSI ボードの最新版は A1 です。 ご参考までに、ファイルをあなたのメールアドレスに送信しました。 受信に問題があった場合、または今回のボード改訂に関して追加情報が必要な場合は、お知らせください。 よろしくお願いします、 チャビラ Re: MINISASTOCSI Latest Schematics こんにちは、 @Chaviraさん 受け取りました、ありがとうございます
查看全文
S32K314 CAN 问题 我正在使用 S32K314,最近在通过短路振荡器进行测试时遇到了 CAN 问题; 恢复后,我监测了SPI和ADC模块,这些模块工作正常,但CAN模块无法正常工作。 调试器显示以下信息:在此状态下,CAN 总线无法接收或发送任何帧。 这是怎么回事?如何通过软件修复这个故障?   Re: S32K314 CAN issue 你好, 谢谢你的回复。 我尝试在“Mcu_ClockSourceFailure_Notification”中添加一些测试代码,但此通知没有被触发; 那么从软件方面来说,我们如何才能注意到这个问题并重置CAN模块呢? 谢谢! 以下是您提到的寄存器的值: MCR CTRL1 认知行为疗法: FDCBT: ECR ESR1 Re: S32K314 CAN issue 您好, 从提供的屏幕截图来看,接收错误计数器 (RXERRCNT) 正在增加,而 TXERRCNT 保持为 0,这与典型的发送相关问题并不完全吻合,即使 ESR1 指示正在进行传输尝试。 振荡器短路可能会影响时钟,例如导致恢复后 CAN 位时序不正确。然而,目前的信息不足以证实这一点。 请问您能否提供以下信息: 更全面地了解 FlexCAN 寄存器(包括 MCR/CTRL1/CBT/FDCBT、ECR 和 ESR1), 恢复后模块和CAN协议时钟配置, 故障期间是否捕获了TX、RX和CAN总线测量数据? 如果 FlexCAN 模块时钟和 CAN 协议时钟正在运行且频率符合预期,您还可以尝试执行 FlexCAN 模块软件重置,然后完全重新初始化模块,并检查通信是否恢复。 BR,彼得 Re: S32K314 CAN issue 您好, 如果没有进入 Mcu_ClockSourceFailure_Notification(),我的第一个假设是项目中没有配置或启用相应的 MCU 中断/通知路径。 请您核查一下: 是否对受影响的时钟源启用时钟监控(CMU)。 CMU中断是否已启用。 MCU 模块是否配置为在检测到时钟故障时调用 Mcu_ClockSourceFailure_Notification()。 在振荡器短路事件发生后,检查 CMU 和 RGM 状态寄存器也可能很有用,以验证是否确实检测到了时钟故障。 从 FlexCAN 寄存器转储可以看出,该模块似乎已启用并与总线同步 (SYNCH=1),而 RXERRCNT 增加,TXERRCNT 保持 0,现在没有总线活动。我看到显示的位定时寄存器(CTRL1、CBT、FDCBT)不包含有效的 CAN 定时配置,尽管如果使用增强型 CAN 位定时并且实际定时是通过相应的增强型 CAN 位定时寄存器配置的,这是可以预期的。 因此,在实施 CAN 复位策略之前,最好先验证是否检测到时钟故障事件以及通知机制是否已正确配置。 BR,彼得
查看全文
ddr_stress_tester一部のDDRでは動作しません 私は長年ddr_stress_testerこのツールを使ってきましたが、今年、新しい製造プロセスのDDR(20nmや25nmのDDR)ではうまく動作しないことに気づきました。CPUの周波数を選択するとバイナリがフリーズすることがありました。例えば、winbond w631gu6rbやISSI IS43TR166640C-125JBLI-TRなどです。ちなみにCPUモデルはmx6solo/dlです i.MX6DL Re: ddr_stress_tester cannot work on some DDRs この症状は、DDRダイのプロセスノード自体というよりも、DDRの初期化/MMDC設定、あるいはボードレベルのマージンに関連している可能性が高い。NXPのドキュメントで、i.MX6Solo/DL ddr_stress_testerが20nm/25nmだからハングするという問題は見つかりませんでしたし、NXPのライブラリやコミュニティパスで部品番号、プロセスノード、「CPU周波数」のハング表現で確認してもWinbond W631GU6RBやISSI IS43TR166640C特有の情報も見つかりませんでした。 まず最初に確認すべきこと: 古い固定スクリプトではなく、i.MX6/7 DDRツールフローを使用してください。 i.MX6/7 DDRツールは、実際のデバイス構成(密度、チップセレクト、バス幅、ボードレイアウト/スウィズリングなど)に基づいてカスタムDRAM初期化を生成およびテストすることを目的としており、 i.MX6DL/Sデバイスを明示的にサポートしています。 DDRベンダーまたはDDRのジオメトリ/タイミングを変更した場合は、DRAMレジスタプログラミング支援ツール/DDRツールフローを使用して.inc初期化スクリプトを再生成してください。NXPは、スクリプトは「カスタムボードとメモリに合わせて変更する必要がある場合がある」と述べています。 古い校正値が依然として適用されると想定しないでください このストレスツールは、i.MX6ボードに対して、書き込みレベリング、DQSゲーティング、読み書き遅延キャリブレーション、およびストレステストを実行します。 周波数選択直後にハングすると、キャリブレーション完了前にDDRがすでに限界になっている可能性があります。NXPコミュニティのガイドラインでは、類似のi.MX6 DDRストレスハングは、MMDCパラメータの誤り、電力のブラウンアウト、基板ノイズ、レイアウトの問題にポイントを挙げます。 DDR電圧/モードおよび周波数選択を確認してください i.MX6Solo/DualLite DDRパッドはLPDDR2およびDDR3/DDR3Lモードをサポートしています。 DDR3/DDR3L I/O電源については、i.MX6Solo/DLのデータシートの抜粋によると、DDR3は1.425–1.575 V、DDR3Lは1.283–1.45 Vとされています。 i.MX6 DDRストレスツールは135 MHzから672 MHzまでのDDRストレステストをサポートします。まず保守的なDDR周波数を選択し、キャリブレーションが完了した後に上位に進めます。 更新タイミングを確認する i.MX6のケースでは、低周波ハングがMMDC0_MDREFを補正することで解決され、tREFIが3.9μsから7.8μsに変化しました。 NXPのドキュメントでは、MMDCx_MDREFがDDRリフレッシュ動作を制御するレジスタとして示されており、一部のDDR3デバイスでは温度依存のリフレッシュ変更が必要であることも指摘されています。85℃以下の場合は64ms、85℃を超える場合は32msのリフレッシュ周期。 既知のツール環境のハングアップ原因を排除する U-Bootから動作する場合は、スプラッシュ画面やIPU、またはDRAMにアクセスできる可能性のあるDMAを無効にしてください。NXPは、アクティブなIPU/スプラッシュアクセスがDDRストレスフロー中にシステムがハングする可能性があると指摘しています。 ウォッチドッグヒューズや設定が有効かどうか確認してください。NXPは、i.MX6Soloではウォッチドッグがキャリブレーションやストレステスト中にデバイスをリセットできるDDR_Stress_Tester指摘しています。 JTAG版を使っている場合、DDRの周波数選択後にi.MX6のケースが停止したと報告され、その際のガイダンスはJTAGモード/接続を確認し、簡単なSDKのDDRテストと信号・電力プロービングを使うよう指示されていました。 私の推奨事項は、新しいDDR部品ごとにDDR初期化スクリプトを再生成し、低いMMDC/DDR周波数から開始し、MDREF/タイミング値をDDRデータシートと照合して確認してから、キャリブレーションを再実行することです。それでもCPU/DDR周波数選択の段階で処理が停止する場合は、その移行中にDDRの電源レールとクロックをオシロスコープで測定し、正常に動作していた古いDDRと新しいWinbond/ISSI製部品のMMDCレジスタ値を比較してください。 この問題は、まず i.MX6Solo/DL DDR の初期化とマージンの問題として対処する必要があります。NXP が 20 nm/25 nm DDR3 プロセス自体を ddr_stress_tester の非互換性として認識しているという証拠は見つかりませんでした。
查看全文
S32K3 FS26 新 WDG 周期无法工作 你好, 在我的板上,上电复位后,我将 FS26 看门狗周期配置为 无限 在初始化期间。然后我退出调试模式并进入正常模式(读取的值来自 SBC_FS26_FS_STATES_ADDR 是 0xB )。 之后,我将监视程序周期更改为 64毫秒 (如屏幕截图所示),执行一次看门狗刷新(馈送),返回值表示成功。 WD_RFR_CNT 增加 1,阅读 SBC_FS26_FS_WDW_DURATION_ADDR 给予 0xB0CD ,确认周期已成功更新为 64 毫秒。 但是,如果我之后停止喂养看门狗, 没有发生错误或RESET。 相反,如果我将看门狗周期配置为 64 毫秒 初始化期间 然后,在退出调试模式后,不再向看门狗提供数据。 做 按预期触发重置。 为什么在正常模式下,即使寄存器写入和刷新都成功,当周期从无限变为 64ms 时,看门狗仍然不起作用? Jason22_0-1785918605528.pngJason22_0-1785918605528.pngJason22_0-1785918605528.png S32K344 RTD7.0.0 FS26 6.0.0 S32DS3.6.4 EB30.0 BR, 杰森 Re: S32K3 FS26 new WDG period not work 你好, 哦!回复时我忘记切换账号了——Jason07是我的另一个账号。 BR, 杰森 Re: S32K3 FS26 new WDG period not work 你好, 非常感谢您的回复。 我将监视周期设置为 无限 在初始化期间,根据驱动程序代码,某些操作仅在周期为 INFINITE 时执行——例如,在执行期间关闭 INIT_FS。 Sbc_fs26_InitDevice() 函数,并调用 Sbc_fs26_WdRefresh 里面 Sbc_fs26_清除故障错误计数器 清除故障错误计数器。 Jason07_1-1785986004068.pngJason07_1-1785986004068.pngJason07_1-1785986004068.png Jason07_2-1785986074130.pngJason07_2-1785986074130.pngJason07_2-1785986074130.png 如果我将周期设置为有限值,则 Sbc_fs26_WaitFailsafeRelease 在 Sbc_fs26_FsxbRelease 中返回 E_NOT_OK ,并且 FS26 会一直处于待处理状态。 FS_STATES_FS0B_ASSERT 状态,无法过渡到 FS_STATES_NORMAL_FS 。 Jason07_0-1785985959468.pngJason07_0-1785985959468.pngJason07_0-1785985959468.png BR, 杰森 Re: S32K3 FS26 new WDG period not work 你好, 由于在 INIT_FS 关闭时监视程序已被禁用,因此监视程序不会启动。 配置 WDW_PERIOD[3:0] = 0000 选择无限打开窗口。根据 FS26 看门狗规范,看门狗窗口只能在初始化阶段禁用,并且禁用会在初始化阶段结束后生效。以这种方式禁用的看门狗随后不能通过向 FS_WDW_DURATION 写入有限值而在正常模式下启用。 寄存器读取成功确认新的 WDW_PERIOD 字段已写入,递增的 WD_RFR_CNT 确认刷新已被接受。这些观察结果表明,看门狗超时监控功能并未重新启用。 如果在初始化期间启用了有限周期的看门狗,则支持运行时周期更改。因此,在 INIT_FS 期间配置有限的看门狗周期,例如,如果需要较长的初始化间隔,则最大有限周期为 1024 毫秒。进入正常模式后,周期可以更改为 64 毫秒。新的有限期限将在下一次监控程序刷新后生效。 这种行为也解释了为什么在初始化期间配置 64 毫秒时会发生 RESET:在这种情况下,当 INIT_FS 关闭时,看门狗将被启用。 petervlna_0-1785930476258.pngpetervlna_0-1785930476258.pngpetervlna_0-1785930476258.png 从功能安全角度来看,禁用看门狗会导致无限状态,因为比较是在硬件中进行的,匹配成功时标志位总是会上升。 顺祝商祺! Peter Re: S32K3 FS26 new WDG period not work 你好, 根据观察到的行为,在 NORMAL_FS 中将 WDW_PERIOD 从无限打开窗口更改为 64 毫秒后,FS26 看门狗监控似乎没有启动。 寄存器写入成功,读取值 (0xB0CD) 证实了这一点,并且看门狗刷新命令继续被接受,WD_RFR_CNT 递增表明了这一点。然而,在刷新停止后没有任何看门狗超时反应,这表明看门狗的监督本身并未激活。 当看门狗周期配置为无限打开窗口时,Sbc_fs26_NormalFSSequence() 通过发出立即看门狗刷新来关闭 INIT_FS。同样,Sbc_fs26_ClearFaultErrorCounter() 使用连续的看门狗刷新来清除故障错误计数器,因为在无限模式下没有看门狗窗口时间限制。 当配置了有限的监视周期时,驱动程序会遵循不同的路径。看门狗刷新必须与有效的看门狗窗口同步,驱动程序使用看门狗定时机制(pfWdgNotification、定时器同步和 Sbc_fs26_TimeWaitClearFault()),而不是发出连续的立即刷新。 petervlna_0-1786002507583.pngpetervlna_0-1786002507583.pngpetervlna_0-1786002507583.png Re: S32K3 FS26 new WDG period not work 你好@Jason22 你解决这个问题了吗? 在调用 Sbc_fs26_InitDevice 之后,您是否成功地将 FS26 从 FS0B_ASSERT 状态切换到NORMAL_FS 状态? 谢谢。 Re: S32K3 FS26 new WDG period not work 感谢您的解答。 Re: S32K3 FS26 new WDG period not work 你好@Djuric 只有当看门狗周期初始化为无穷大时,才能进入正常模式。如果监视周期的初始值是有限的,则无法进入正常模式。
查看全文
S32DS5.5のライセンス更新にご協力ください。 チームの皆さん、こんにちは。 私のS32DS5.5のライセンスは期限切れになりましたが、古いプロジェクトでまだ必要です。更新手続きを手伝ってください。 ご回答をお待ちしています。 JoaquinL_0-1785918181438.png BR、ホアキン Re: Please help renew my S32DS5.5 license こんにちは、 お客様のS32DSライセンスが延長されました。以前のコードを使用して、S32DSを再度有効化してください。
查看全文
NVMキーカタログに保存されているECC公開鍵のSHA-512に関する質問 NXPエキスパート様、 HSEの鍵マネジメント機能について質問があります。 私たちは HSE-B を搭載した S32K312 を使用しており 、 ECC公開鍵 を NVMキーカタログ に 保存しています 。 私たちのアプリケーションでは、NVMキーカタログに保存されているECC公開鍵の SHA-512ハッシュ を取得する必要があります。 キーを保存した後、 SHA-512ハッシュ を比較することで、キーが正しく保存されていることを検証します 。 例: Kを NVMキーカタログに格納されているECC公開鍵とする 。 SHA-512(K) の値を取得したいです 。 HSEは、NVMキーカタログに保存されているキーのSHA-512ハッシュを取得するためのAPIまたはメカニズムを提供していますか? そうでない場合、カタログに保存されているキーのSHA-512(K)を計算または検証するための推奨される方法はありますか? 再開まで今しばらくお待ちください。 Re: Question About SHA-512 of an ECC Public Key Stored in the NVM Key Catalog わかった。サポートありがとうございます Re: Question About SHA-512 of an ECC Public Key Stored in the NVM Key Catalog こんにちは、@NghiaLX308さん ユーザーがSHA-512をキーマテリアルに直接実行できるAPIはありません。 回避策として、ECC公開鍵をエクスポート(サービスHSE_SRV_ID_EXPORT_KEYを使い)、その後SHA-512操作(サービスHSE_SRV_ID_HASHを使って)実行できます。ECC公開鍵は秘密ではないため、平文でエクスポート可能です。暗号化または認証された形式でエクスポートする必要はありません。 よろしくお願いいたします。 ルーカス
查看全文
PNEV5190Bは動作しません NFC CockpitのExtraタブにある「Load Secondary Firmware」オプションからNfcrdlib_SimplifiedAPI_EMVCo_Secondary.nnc.binをロードした後、PNEV5190Bが反応せず、NFC Cockpitから操作できません。 アップデートログによると、ファームウェアのダウンロードはエラー報告もなく正常に完了しました。アップデートが完了した後、ボードが応答しなくなった。 このスレッドで似たような問題を見つけましたが、根本原因を理解したいです。 ファームウェアのアップデートが成功したにもかかわらず、なぜ基板が反応しなくなるのでしょうか? 私のボードまたはファームウェアのバージョンに対して、間違ったセカンダリファームウェアイメージを使用した可能性はありますか? なぜセカンダリファームウェアをロードすると、NFCコックピットがボードと通信できなくなる状態になるのでしょうか? 再開まで今しばらくお待ちください。 Re: PNEV5190B does not work こんにちは、 @Miyazaki001さん あなたの調子が良いといいのですが。 あなたのセットアップについてもう少し詳しく教えていただけますか?どのような手順に従っていますか? 私は以下の設定を試してみました。 - PNEV5190B - FW v2.0B - NFC Cockpit v9.0.0 - 「追加」タブ > 「セカンダリファームウェア」タブ > セカンダリファームウェアのロード - NxpNfcCockpit_v9.0.0.0\firmware\Secondary_PN5190\K8x\Nfcrdlib_SimplifiedAPI_EMVCo_Secondary.nnc.bin を選択してください NFC Cockpitは、COMポートを閉じてから再度開くように指示するはずです。 EduardoZamora_1-1785953100786.pngEduardoZamora_1-1785953100786.pngEduardoZamora_1-1785953100786.pngEduardoZamora_1-1785953100786.pngEduardoZamora_1-1785953100786.pngEduardoZamora_1-1785953100786.pngEduardoZamora_1-1785953100786.png COMポートを再度開いた後、「Extra」タブでセカンダリファームウェアを起動できるようになります。 よろしくお願いいたします。 エドゥアルド。 Re: PNEV5190B does not work こんにちは、@EduardoZamora さん。 ご返信よろしくお願いします。 私のシステム構成は以下のとおりです。 - PNEV5190B(B1チップ) - PN5190 FW v02.05 - NFC Cockpit v7.4 - 追加タブ → セカンダリファームウェア → セカンダリファームウェアのロード 選択済み: -NxpNfcCockpit_v7.4.0.0\firmware\Secondary_PN5190\K8x\Nfcrdlib_SimplifiedAPI_EMVCo_Secondary.nnc.bin 二次ファームウェアアップデートは正常に完了したようです。ログによると、ファームウェアのダウンロードはエラー報告なしに完了した。 ログの該当箇所を以下に示します。 20260803.png20260803.png20260803.png20260803.png20260803.png20260803.png20260803.png アップデート後、NFC Cockpitからボード接続を手動で閉じてから再度開くように指示されます。私はこの手順に従い、さらにCOMポートを手動で切断して再接続することも試しました。 しかし、接続を再開した後、ボードはどのコマンドにも応答しなくなった。ログには、NFC Cockpitがボードとの通信を試みた際にタイムアウトが発生したことが記録されている。 参考までに、関連するログファイルを添付しました。 何かアドバイスをいただけますか: PN5190 FW v02.05は、このセカンダリファームウェアと互換性がありますか? NFC Cockpit v7.4とこのセカンダリファームウェアに関して、既知の問題はありますか? このスレッドで似たような問題を見つけましたが、根本原因を理解したいです。 再開まで今しばらくお待ちください。 よろしくお願いいたします。 Re: PNEV5190B does not work こんにちは、 この特定のセットアップで予期せぬ挙動が記録された例を見つけることはできませんでした。 NFC Cockpit v7.4.0は旧バージョンです。最新バージョン(v9.0.0)にアップデートし、PN5190のファームウェアアップデートを実行してください。その後、あなたの調査結果を教えてください。 設定を更新した後もこの症状が続く場合は、ジャンパーの設定と電源接続についてお知らせください(基板の写真も添付していただけると助かります)。 よろしくお願いいたします。 エドゥアルド。 Re: PNEV5190B does not work こんにちは、@EduardoZamora さん。 ご返信よろしくお願いします。 お客様からのご意見に基づき、NFC Cockpitのバージョンを最新バージョンであるv9.0.0に変更いたしました。また、PN5190のファームウェアをv02.05からv02.0D(NXPのウェブサイトで入手可能な最新バージョン)にアップデートし、セカンダリファームウェアのアップデートを再試行しました。 しかし、結果は同じで、問題は依然として解決されていない。 画像.png画像.png画像.png画像.png画像.png画像.png画像.png 参考までに、ボードの写真も添付しました。 画像.jpg画像.jpg画像.jpg画像.jpg画像.jpg画像.jpg画像.jpg 以下のジャンパー設定が使用されます。 J8:閉鎖 J9:2-3(外部電源) J12:閉鎖 J22:閉鎖 J23:閉鎖 このテストでは、電流制限が1Aの外部5V DC電源を使用します。 他に確認すべき設定や項目があればお知らせください。 Re: PNEV5190B does not work こんにちは、 ジャンパー設定と電源構成は問題ないようです。 もしかして、デモ用のアプリケーション(例:)をフラッシュして実行することはできますか?PN5190の NFCリーダーライブラリ で提供されているDiscoveryLoop?詳細 PNEV5190B評価ボードクイックスタートガイド、第5.3章を参照してください。 追加のテストとして、別のPCとシステム言語(ディスプレイだけでなく)を英語に設定してみていただけますか? よろしくお願いいたします。 エドゥアルド。 Re: PNEV5190B does not work こんにちは、 評価ボードのクイックスタートガイドのセクション5.1 PNEV5190B述べているように、最新のNFCコックピットを使用してファームウェアの最新バージョンにアップデートすることが推奨されています。ファームウェアプログラミングには外部デバッガが必要であり、 これはNXP NFCコックピットユーザーガイド3.3節に記載されています。 残念ながら、ブートローダーバージョンとセカンダリFWバージョン間の正式な互換性マトリックスを提供する文書は存在しません。最も近い参照は 、VCOMソースパッケージ 内の バージョン変更ログ(NxpNfcCockpit_VCOM_UcBalFW\NNC_UcBalFW\phUcBal\src\NNC_uC_VCOM_Ver.h)です。 よろしくお願いいたします。 エドゥアルド。 Re: PNEV5190B does not work こんにちは、@EduardoZamora さん。 ご返信よろしくお願いします。 ご提案いただいた方法を別途試してみます。 その間、弊社側でも追加のテストを実施し、以下の結果を得ました。 まず、J-Linkを介してNFC Cockpit v9.0.0に付属する以下のファームウェアをプログラムしました。 BootLoader_And_Nfcrdlib_SimplifiedAPI_EMVCo_Secondary.bin その後、NFC Cockpitを使用して以下のセカンダリファームウェアをアップデートしました。 Nfcrdlib_SimplifiedAPI_EMVCo_Secondary.nnc.bin この手順により、以前発生していたエラーは発生せず、アップデートは正常に完了しました。 この結果に基づき、ブートローダーとセカンダリーファームウェアのバージョン間に互換性の依存関係が存在する可能性があると推測されます。 以下の点について説明していただけますか? 1.NFC Cockpitのバージョンを変更する場合、セカンダリファームウェアだけでなく、ブートローダーも互換性のあるバージョンにアップデートする必要がありますか? 2. NFC Cockpitを使用してブートローダーをアップデートする方法はありますか? それとも、ブートローダーをアップデートするには、J-Linkのような外部デバッガー/プログラマーが必要なのでしょうか? 3. 各NFCコックピットバージョンに付属するセカンダリファームウェアとブートローダーの互換性を説明するドキュメントはありますか? 例えば、どのバージョンのセカンダリファームウェアが同じブートローダーで使えるか知りたいです。 これらの疑問の背景には、私たちが解決したいと考えている別の問題も存在します。 私たちはNFC Cockpitではなく、COMポートを通じたシリアル通信を使って自社のアプリケーションからPNEV5190Bを制御しています。 NFC Cockpit v7.4.0に付属するセカンダリファームウェアを使用すると、アプリケーションはPNEV5190Bと正常に通信し制御できました。 しかし、NFC Cockpit v9.0.0に含まれるセカンダリファームウェアにアップデートした後、同じ通信方法で同じアプリケーションが通信エラーに遭遇します。 次の点についても説明していただけますか? 4. NFC Cockpit v7.4.0とv9.0.0に付属するセカンダリファームウェアの間で、初期化シーケンス、COM通信設定、通信プロトコル、コマンド仕様、または関連する動作に関して変更点はありますか? これらの変更を説明したリリースノートやドキュメントがあれば、ぜひ共有していただけるとありがたいです。 Re: PNEV5190B does not work こんにちは、 VCOMファームウェアは、弊社のNFCコックピットツールとの併用を想定しています。別のツール用のカスタム実装を作成しようとしている場合は、 NFC Cockpit VCOMのソースコードを参考にして、ニーズに合わせて修正することを検討してください。 よろしくお願いいたします。 エドゥアルド。 Re: PNEV5190B does not work こんにちは、@EduardoZamora さん。 ご説明いただきありがとうございます。 ブートローダーを含むファームウェアのプログラミングには、外部デバッガーが必要であることを理解しています。また、BootLoaderとセカンダリファームウェアのバージョン間には正式な互換性マトリックスがなく、VCOMソースパッケージ内のバージョン変更ログが最も近い参照であることも理解しています。 他に言及した問題については、BootLoaderとセカンダリファームウェアをNFC Cockpit v9.0.0.0に更新した後、アプリケーションが正しく通信できなくなったため、追加調査を行い、DTRの取り扱いに関する違いを発見しました。 念のため説明すると、 私たちのアプリケーションは以前、NFC Cockpit v5.3に含まれるBootLoaderとセカンダリファームウェアを使って動作しており、v7.4ではありませんでした。 NFC Cockpit v5.3にBootLoaderとセカンダリファームウェアが付属しているため、COMポートを開いた後もDTRを静的にONに保つだけで、DTRの状態移行を明示的に行わずに正常に通信できました。 しかし、NFC Cockpit v9.0.0.0 に含まれる BootLoader と Secondary Firmware では、DTR を ON にするだけでは不十分です。ボードは、DTRをLOWからHIGHに明示的に切り替えた後にのみ応答を返すことがわかりました。この移行は、通信セッションの開始時に少なくとも一度は必要となるようだ。 Wiresharkを使用してUcBalPCTestApp.exeによって生成されたUSB通信をキャプチャおよび分析することにより、このDTR操作を特定しました。 以下の点について説明していただけますか? PN5190 VCOM ファームウェアにおいて、DTRのLOWからHIGHへの遷移は、通信セッションの初期化や内部バッファプロセッシングなどの内部プロセッシングのトリガーとして使われていますか?もしそうなら、この挙動はどこかで記録されていますか? VCOMファームウェアのバージョン間で、このDTRの動作が変更された可能性はありますか?特に、NFC Cockpit v5.3とv9.0.0.0に含まれるバージョン間で、DTR処理に関して何か変更はありましたか? ホスト側でDTRをLOWからHIGHに明示的に切り替えることなく通信を開始するための、公式に推奨されている方法はありますか?例えば、特定のIOCTL、ベンダー固有のコマンド、またはその他のメカニズムなどです。 改めてサポートありがとうございます。 よろしくお願いいたします。 Re: PNEV5190B does not work こんにちは、@EduardoZamora さん。 ご説明とサポートありがとうございます。 NFCコックピットとアプリケーションの両方で同じセカンダリファームウェアを使いたいと考えています。 したがって、NFCコックピットVCOMのソースコードを参照し、現在のVCOMファームウェア動作をサポートするようにアプリケーションを修正します。 改めてサポートありがとうございます。 よろしくお願いします、 宮崎
查看全文
PTP over SJA1110 您好, 我们正在调试通过 SJA1110 交换机连接的 PolarFire SoC GEM 上的 PTP。 我们观察到: 交换机接收到二层 PTP (ptp4l -2) 数据包(入口计数器增加),但未转发(出口计数器不增加)。 通过 UDP 的 PTP(ptp4l)通过同一桥接路径正确转发。 正常的以太网流量(ICMP/ARP)也能正确转发。 SJA1110 是否需要特殊处理或额外配置才能通过桥接端口转发第 2 层 PTP 帧(目标 MAC 01:1B:19:00:00:00)?对二层点对点传输协议(PTP)的转发是否存在任何已知的限制? 另外,PolarFire SoC GEM 是否完全支持并推荐使用 PTP over UDP (ptp4l),还是只支持/推荐使用 第 2 层 传输? 任何指导都将不胜感激。 Re: PTP over SJA1110 你好@Ankur_pixl , 在典型的 gPTP/时间感知桥接应用场景中,交换机无需将所有 gPTP 帧透明地转发为普通组播流量。通常的流程是,交换机从主控服务器接收 gPTP 帧,通过运行在内部 Cortex-M7 上的 gPTP 协议栈进行处理,然后生成带有相应时间戳的 gPTP 帧,发送给连接的下游设备。   SJA1110 通常配置为第 2 层汽车配置文件,其中 PTP 目标 MAC 地址为 01:80:C2:00:00:0E。此地址用于 802.1AS/gPTP 风格的第 2 层传输,此类帧通常由交换机的 PTP/gPTP 功能处理,而不是简单地作为常规组播流量进行桥接。   你观察到入口计数器增加,而出口计数器没有增加,这表明交换机接收到了第 2 层 PTP 帧,但没有通过正常的桥接路径转发。一个可能的解释是,所使用的 PTP 组播 MAC 地址与 SJA1110 配置相匹配,例如在通用参数表、DPI 配置、L2 查找表或其他与 PTP/trap 相关的配置项中,因此帧被捕获到主机端口,很可能是内部 Cortex-M7 主机,而不是转发到预期的外部出口端口。   这也解释了为什么 PTP over UDP 和 ICMP/ARP 等普通以太网流量能够正确转发。这些帧不符合相同的第 2 层 PTP/gPTP 分类规则,因此按普通桥梁交通处理。   请检查您的 SJA1110 配置中的以下几点:   1. 交换机中配置了哪个 PTP 目标 MAC 地址,尤其是在常规参数表中。 2. PTP/gPTP 帧是否配置为捕获到主机端口。 3. 内部 Cortex-M7 主机是否正在运行 gPTP 协议栈或接收捕获的 PTP 帧。 4. 使用的目标 MAC 地址是 01:1B:19:00:00:00 还是 01:80:C2:00:00:0E。 5. L2 查找表或组播转发配置中是否包含将此目标 MAC 转发到所需外部端口的条目。 6. 此流量的入口端口和出口端口是否在同一个 VLAN 和转发功能域中。   如果您打算将 SJA1110 用作 gPTP/时间感知桥接器,那么预期的配置通常不是简单地透明转发原始 gPTP 帧。交换机应参与 gPTP 时序域,并向连接的设备生成相应的 gPTP 消息。   如果您打算仅将 SJA1110 用作普通的以太网桥,用于原始的二层 PTP 帧,则必须禁用或避免此流量的 PTP 捕获/特殊处理,并且必须在二层转发配置中明确允许相应的组播目标 MAC 地址。   关于 PolarFire SoC GEM,我无法就该设备推荐或完全支持的 PTP 传输模式做出明确的声明。从 SJA1110 的角度来看,如果桥接路径允许,则 PTP over UDP 可以作为普通的 IP/UDP 流量转发。然而,这并不一定意味着 PolarFire GEM 驱动程序支持或推荐使用 UDP 传输进行硬件时间戳。请参考 PolarFire SoC GEM 文档或咨询 Microchip 支持部门,确认支持的 PTP 传输和时间戳模式。   顺祝商祺! 帕维尔 Re: PTP over SJA1110 你好, 目标 MAC 地址为 01:1B:19:00:00:00。我们正在使用带有 Linux DSA 桥接器的交换机,并且无法控制或配置 Cortex-M7 内核。 在 L2 配置中,我们如何允许此流量通过?我们使用了桥接 mdb,但它不起作用;条目已安装,甚至显示为已卸载,但帧仍然无法在端口之间转发。这是否需要在 Cortex-M7 内核上显式设置? 关于我们设置的其他信息: 我们的MAC地址/端口配置如下: bridge mdb add dev br-EPS port epc2-uplink grp 01:1b:19:00:00:00 permanent bridge mdb add dev br-EPS port t1-6 grp 01:1b:19:00:00:00 permanent 这些在 bridge -d mdb show 中显示为已卸载,但到达一个端口的 L2 PTP 帧不会从另一个端口转发出去。 重要的是,其中一个交换机端口没有可用的 CPU 端口;它纯粹作为两个端口之间的路由(端口到端口转发)运行,该路径上没有主机/CPU 端口。由于保留的多播 01:1b:19:00:00:00 默认似乎被捕获到管理/CPU 路由,而该路由在此处不可用,因此我们怀疑帧被丢弃而不是转发。 请问如何配置交换机,使其能够在两个用户端口之间通过硬件转发此保留的 PTP 组播 MAC 地址,而无需依赖 CPU/管理端口? ——安库尔 Re: PTP over SJA1110 你好@Ankur_pixl , 目标 MAC 地址 01:1B:19:00:00:00 是 IEEE 1588 二层 PTP 组播地址。这与 802.1AS / 汽车配置文件 gPTP 目标 MAC 地址 01:80:C2:00:00:0E 不同,后者通常用于 SJA1110 gPTP 汽车配置文件。   根据您的描述,这看起来不像是一个标准的 Linux 网桥 MDB 问题。MDB 条目可能已正确安装,甚至报告为已卸载,但帧仍然可能无法到达正常的组播转发路径。   一个可能的解释是,SJA1110 硬件或 SJA1110 DSA 驱动程序在应用正常的 L2 组播转发决策之前,将此目标 MAC 分类为 PTP/控制帧。在这种情况下,帧可能会被重定向到 CPU/管理路径,而不是直接在两个用户端口之间转发。   这可以解释观察到的现象:   - 入站计数器增加,表示交换机已接收到该帧。 MDB条目已安装并显示为已卸载, 但出口计数器不会增加,因为帧很可能在应用正常的端口到端口转发之前就被困在了 CPU/管理路由中。   如果 CPU/管理路由在端口到端口的转发路径中不可用,则捕获的帧可能会被有效地丢弃。   关于 Cortex-M7:如果您通过 Linux DSA 网桥使用交换机,并且您没有在内部 Cortex-M7 上运行或控制 gPTP 协议栈,那么这通常不应该是 Cortex-M7 应用程序配置的内容。在这种情况下,相关的配置由 Linux DSA 驱动程序和该驱动程序编程的交换机硬件配置所有。   但是,如果针对 01:1B:19:00:00:00 激活了专用的 PTP/控制帧陷阱规则,则“桥接 mdb”可能不够用。要通过硬件直接在两个用户端口之间转发此流量,交换机配置需要确保:   1. 针对此流量,01:1B:19:00:00:00 的 PTP/控制帧陷阱已被禁用或绕过,并且 2. 存在指向所需用户端口的 01:1B:19:00:00:00 的有效 L2 组播转发条目。   此时,如果 SJA1110 DSA 配置中存在激活的较低级别的 PTP/控制帧陷阱规则,我预计仅使用标准的 `bridge mdb` 命令无法覆盖该规则。   下一步,请检查您的 SJA1110 DSA 驱动程序或 BSP 是否启用 PTP 硬件时间戳,或者是否为 01:1B:19:00:00:00 安装任何 MAC 过滤器/PTP 陷阱规则。如果存在这样的规则,则解决方案可能需要驱动程序级别的更改或交换机静态配置更改,而不仅仅是运行时 Linux 网桥 MDB 命令。   请问您能否提供以下信息?   - Linux 电路板支持包。/内核版本, - SJA1110 DSA 驱动程序源基线, - “bridge -d mdb show”的完整输出, - 相关DSA端口名称和物理交换机端口号, - SJA1110 DSA 驱动程序中是否启用了 PTP 硬件时间戳功能, - 如果可能的话,在 DSA 主/CPU 接口上进行数据包捕获,以确认第 2 层 PTP 帧是否被捕获到 CPU 路径。   有了这些信息,我们可以进一步检查帧是否被 PTP/控制陷阱路径消耗,或者是否存在其他 L2 组播转发限制。 顺祝商祺! 帕维尔
查看全文
AB_SWAPアップデート失敗時のフォールバックメカニズム こんにちは、 私たちは、S32K342のHSEファームウェアのAB_SWAPメカニズムを利用してOTAアップデートを行うアプリケーションを開発しています。現在、フラッシュメモリのパッシブ領域への書き込みが完了した時点で、パッシブブロックをアクティブ化するように設定しています。 起動元イメージが破損していないか確認できるフォールバックの仕組みがあるのか、またリセット後にパッシブ領域になった「既知の有効」領域にフォールバックできるのか知りたいです。 これは、時にはリセットを出さずにパッシブ領域を上書きし、途中でプロセッサをリセットしてしまい、フラッシュの映像が破損してしまうことがあるためです。 Re: Fallback mechanism for failed AB_SWAP update やあ、 @lukaszadrapa 、 ご説明ありがとうございます。私たちはまだ、アプリケーションでどのタイプのセキュアブート戦略を使うべきかを理解しようとしています。高度なセキュアブートは、SMRとCRをインストールする必要があるため、少し複雑に思える。 一方、ベーシックセキュアブートはインストールがやや容易なようだが、具体的な実装方法やインストール手順は不明瞭なようだ。 これらの選択肢について何かアドバイスをいただけませんか?私はHSE Bリファレンス・マニュアルを指しており、これに関して参照すべき追加ドキュメントがあるかどうかも知りたいです。 よろしくお願いいたします。 シヴ Re: Fallback mechanism for failed AB_SWAP update こんにちは、 @Shiv_peak さん。 数日前に非常によく似た質問に回答しましたので、そちらをご覧ください。 https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K-OTA-Rollback/m-p/2400332/highlight/true#M60125 さらに詳しい情報が必要な場合は、遠慮なくお申し付けください。 よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: Fallback mechanism for failed AB_SWAP update 下記の私のコメントをご覧ください。 イメージ検証が失敗した場合、基本セキュアブートはリカバリーモードに移行します。 はい。 このリカバリーモードは、属性HSE_SECURE_RECOVERY_CONFIG_ATTR_IDを使ってSecure Recoveryとして設定できます。 はい。 このモードを設定するには、UTESTモードをプログラミングする必要があります。 UTESTは、設定属性HSE_SECURE_RECOVERY_CONFIG_ATTR_IDサービスを呼び出す際にHSEによってプログラムされます。共通の問題は、フラッシュブロック0とUTESTが同じ読み取りパーティション内にあることに注意することです。この属性をプログラムする際、フラッシュブロック0からはコードが実行できません。 これを設定するには、IVTでBOOT_SEQ == 1にする必要もあります。 はい。 GMACを計算するには、ADKPをHSE_APP_DEBUG_KEY_ATTR_IDを使用して構成する必要があります。 はい。 この件について理解を深めるにあたり、いくつか補足させてください。 あなたが共有したアプリケーションノートには、ADKPの設定はCUST_DELライフサイクル内でしかできないと書かれていました。システムのライフサイクルをどのように確認すればよいのでしょうか?また、それは安全でしょうか? はい、ADKPが設定されるまでライフサイクルを進めることはできません。ライフサイクルが進んだらセキュアデバッグが有効になるので、接続を確立するためにデバッガの設定が必要です。この投稿をご覧ください: https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K3-HSE/m-p/2066312/highlight/true#M47070 ライフサイクルの状態はDCMモジュールのレジスタDCMLCCから読み取ることができます。 AppBLは、Basic Secure BootにおけるIVTと同じものですか? AppBLとIVTは同じ方法で署名・検証されます。IVとGMACもIVTに付録されています。それは「表118」で見ることができます。 HSEファームウェアリファレンスマニュアルの「IVT構造」と記載されています。 IVTにGMACアドレスとリカバリイメージのアドレスを追加する必要がありますか? IVTを検証する場合は、前述のとおりIVとGMACをIVTに追加する必要があります。セキュアリカバリイメージを使用する場合は、イメージへのポインタとイメージの長さをIVTに追加する必要があります。 よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: Fallback mechanism for failed AB_SWAP update ルカスさん、返信ありがとうございます。おかげでよく分かりました!Basic Secure Bootの実装を始め、ご質問やご不明点があればご連絡いたします。 よろしくお願いいたします。 シヴ Re: Fallback mechanism for failed AB_SWAP update 「2.6.1.3」の項をご覧ください。HSEファームウェアのリファレンスマニュアルに記載されている「リカバリーモード」と記載されています。2.7. つまり、2つのモードがあります。 JTAGベースのリカバリーモードでは、デバイスはRAM上で無限ループにハングする(このコードはSBAFによってRAMにロードされます)。ユーザーがデバッガに接続していくつかのリカバリーステップを実行できます。 セキュアリカバリーモード - これは属性 HSE_SECURE_RECOVERY_CONFIG_ATTR_ID によって有効にする必要があります。これはUTESTメモリにプログラムされたOTP属性であることに注意してください。これによりリカバリイメージが起動しますが、まずこれを検証する必要があります。つまり、基本的なセキュアブートに似ています。検証に失敗した場合は、JTAGリカバリモードに移行します。 セキュアリカバリモードは実行時のリカバリーやロールバックに使用できます。しかし、パッシブパーティションからこれを実行することはお勧めしません。すべてのコードはアクティブパーティションから実行される必要があります。ABスワップモードでは、いずれにせよ両方のパーティションにセキュアリカバリイメージのコピーが存在します。 別の選択肢としては、十分な空き容量があれば、このコードをデータフラッシュメモリに保存する方法もあります。 Re: Fallback mechanism for failed AB_SWAP update 私たちはこのアプリケーションノートを提供します: https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=AN13465   Secure Bootアプリケーションノートの最新バージョンv0.1.1.0です(AN744511)2021年にリリースされ、以下からダウンロード可能です: https://www.nxp.com/products/S32K3 申請書はこちらでご覧いただけます: ドキュメント -> Secure Files -> Secure Boot アプリケーションノート v0.1.1.0(AN744511) 関連するデモプロジェクトはこちらからダウンロードできます: Design Resources - > ソフトウェア - > Secure Files - > SecureBootAppNoteDemo(SW745310) ソフトウェアは更新されていないので、 興味があれば前述SW745310を使ってください。 セキュアブートの他の例は、HSEデモ例(推奨)で見つけることができます: https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=S32K3_HSE_DemoExamples 高度なセキュアブート、基本的なセキュアブート、およびSHEセキュアブートの3つのモードすべてについて例があります。 一般的に、高度なセキュアブートモードが推奨されます。はい、このモードでセキュアブートを設定するのは簡単な作業ではありません。しかし、最高の保護性能と設定の柔軟性を提供します。利点は、好きな署名方式を選べ、複数の地域をカバーでき、セキュアブートが失敗した場合に異なる制裁を設定できることです。 一方、基本的なセキュアブートモードは常にGMACタグのみを使用し、これはADKPから派生したキーで計算され、1つの地域のみをカバーできます。失敗した場合、デバイスは直接リカバリーモードに移行します。 HSE DemoExamplesに掲載されている以下のプロジェクトを学習することをお勧めします。 S32K344_アドバンストセキュアブート S32K344_ベーシックセキュアブート これらは、それらにリンクされたアプリケーションS32K344_SecureBootBlinkyを保護するための構成プロジェクトです。 よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: Fallback mechanism for failed AB_SWAP update なるほど、これでよく分かりました。ありがとうございます! 私の理解では: イメージ検証が失敗した場合、基本セキュアブートはリカバリーモードに移行します。 このリカバリーモードは、属性HSE_SECURE_RECOVERY_CONFIG_ATTR_IDを使ってSecure Recoveryとして設定できます。 このモードを設定するには、UTESTモードをプログラミングする必要があります。 これを設定するには、IVTでBOOT_SEQ == 1にする必要もあります。 GMACを計算するには、ADKPをHSE_APP_DEBUG_KEY_ATTR_IDを使用して構成する必要があります。 この件について理解を深めるにあたり、いくつか補足させてください。 あなたが共有したアプリケーションノートには、ADKPの設定はCUST_DELライフサイクル内でしかできないと書かれていました。システムのライフサイクルをどのように確認すればよいのでしょうか?また、それは安全でしょうか? AppBLは、Basic Secure BootにおけるIVTと同じものですか? IVTにGMACアドレスとリカバリイメージのアドレスを追加する必要がありますか? 実装と基板上でのテストを開始する前に、これらの点についてもう少し明確な情報を得たいと思っています。ご連絡いただき、疑問を解消してくださり本当にありがとうございます! よろしくお願いいたします。 シヴ Re: Fallback mechanism for failed AB_SWAP update ルーカスさん、分かりやすく説明してくれてありがとう。 I will look into the アプリケーションノート and the HSE demo examples and revert back in case of any queries. よろしくお願いいたします。 シヴ Re: Fallback mechanism for failed AB_SWAP update 基本的なセキュアブートが失敗した場合に「デバイスがリカバリーモードに入る」とはどういう意味か、もう少し詳しく教えてもらえますか?これはつまり、コアはリセットから解放されず、フォールバックやリカバリーも存在しないということですか? セキュアブートが失敗した場合に、別のイメージ(おそらくパッシブバンクにあるイメージ)を起動する機能を持たせたいので、この質問をしています。
查看全文
S32K3 快速备用唤醒失败 你好, 在一个快速备用示例项目中,我定义了一个数组 编曲 在 .standby_data 虽然代码中包含这个数组,但它在代码中并没有被使用。然而,如果我注释掉这个数组定义,设备就无法从快速待机状态唤醒;如果我保留它,唤醒功能就能正常工作。此外,我还注意到优化级别也会影响设备的行为: -O0 优化失败,唤醒失败,但正在更改为 -Os 这样就能解决问题。为什么在……中定义变量会起作用? .standby_data 该部分是否会影响唤醒功能?为什么优化级别会产生如此大的影响? S32K312 RTD400 S32DS BR, 杰森 Re: S32K3 fast standby wake up fail 嗨@Senlent 非常感谢您的回复。将地址更改为 0x20408000 后,之前失败的案例现在可以正常工作了。 顺便说一下,关于我的另一个帖子(S32K3 ADC Optimize DMA Streaming),我用公司邮箱注册的新账号(Jason07)回复了你——回复的时候我忘记切换账号了。 Re: S32K3 fast standby wake up fail 嗨@ Jason22 程序中是否注释掉“arr”数组会影响__BSS_SRAM_START的值,该值将用作快速唤醒后MSP的初始值。 如果这个值太小,可能会导致堆栈溢出。 在我们的示例项目中,我们建议将此值设置为 0x20408000,这是备用 RAM 的结束地址。
查看全文
S32K144のPWM周波数が周期的に変化する問題について。 現在、NXP S32K144 の開発を行っており、問題が発生しました。EB 構成ツールを使用して、FTM0 の 4 つの出力チャネルを構成し、コード内で `PWM_Init();setdutycycle(8129)` を呼び出しました。構成では、中央揃えモード、デッドタイムなし、他のチャネルとのバインディングなしを選択しました。周期は 0.00125 に設定され、各チャネルは独立モードとなり、結果として 250µs%的方波,这显然不对,我希望是25% のデューティサイクルが 20% になりました。そこで、デューティサイクルを `setdutycycle(16339)` に変更しましたが、結果として波形が正しくなくなりました。チャネルは、デューティサイクル 66% の 150µs の矩形波と、デューティサイクル 50% の 100µs の矩形波を交互に出力します。なぜこのようなことが起こるのでしょうか。これが実際の波形です。 実際、私には2つの問題があることは明らかです。1. なぜPWMデューティサイクルが正しく動作しないのか? 2. なぜPWMサイクルが常に変化するのか? Re: 关于S32k144的pwm频率会周期变化的问题 こんにちは S32K1用リアルタイムドライバのどのバージョンをテストしているのか、またはS32K1デバイス用AUTOSAR MCALのどの以前のバージョンをテストしているのか教えてください。 MPC5xxxおよびS32K1xxデバイスに対するMCALのサポートは終了いたしましたのでご注意ください。今後のサポートにはマーケティングチームの承認が必要となりますので、NXPの営業担当者までお問い合わせください。 よろしくお願いします、 ロビン Re: 关于S32k144的pwm频率会周期变化的问题 お使いのソフトウェアのバージョンがわからないのですが、読み込みポイントの設定に注意してください。以下の2つのディスカッションを参照してください。 FTM_PWMの周期とデューティサイクルを変更する S32K116のPWM出力の問題
查看全文
Feedback on UI editor bugs in GUI Guider v2.0.0 I encountered several bugs while using GUI Guider v [your version number] that affected development efficiency, and I would like to report them to the development team: Drag and drop layouts, resulting in layout loss: When I drag controls in the UI editor to adjust the layout, the operation occasionally fails, and the latest layout changes are lost, causing the interface to revert to its previous state. Duplicate and unremovable control names: During operation, sometimes multiple controls with identical names may appear, and these controls cannot be deleted via the right-click menu or the Delete key. The only solution is to log back into the software; only then will these "ghost" controls disappear.
查看全文
无法下载 S32K3 标准软件 无法下载 Re: Not able to Download S32K3 Standard Software 你好, 我刚刚下载好了,没有任何问题。尝试使用不同的浏览器,清除cookies等等…… 下载本身在NXP端运行正常。 顺祝商祺! Peter
查看全文
LPC5514JBD64E 用于 WS2812。 您好, LPC5514JBD64E 适合初学者使用 WS2812 吗?如果适合,我可以在哪里找到代码和其他详细信息? 谢谢! LPC55xx Re: LPC5514JBD64E Use for WS2812. 嗨@Kishore02 感谢您的帖子! 目前尚无关于 LPC551x 上 WS2812 实现的信息,您可以使用可编程逻辑单元 (PLC) 来实现。在其他设备中,有使用 FlexIO 模块的示例,例如 MCXA366 的应用代码中心: https://mcuxpresso.nxp.com/appcodehub ?search=an-emulating-ws2812-bus-with-flexio-on-mcx366 此外,一位同事还发布了一篇关于如何在 Kinetis 开发板上实现该协议的文章: NXP FlexIO Generator for the WS2812B LED Stripe Protocol 希望这些信息对您有所帮助。 Re: LPC5514JBD64E Use for WS2812. LPC5514JBD64E(采用运行频率高达150MHz的ARM Cortex-M33内核)是一款功能强大的微控制器,但对于使用WS2812(NeoPixel)可寻址LED的初学者来说,它并非理想之选。 Re: LPC5514JBD64E Use for WS2812. 是的,LPC5514JBD64 可以用来驱动 WS2812 LED,不过可能需要配置定时器/SCT 或基于 SPI 的接口来生成精确的 WS2812 时序。对于初学者,我建议先从 NXP 的 MCUXpresso SDK 示例和 WS2812 驱动程序示例入手,然后将其适配到 LPC5514;LPC5514 SDK 文档和示例代码可通过 NXP 的官方 MCUXpresso 资源获取。
查看全文
S32DSライセンスのアクティベーションID こんにちは。S32DSを開いたところ、以下の情報が表示されました。 Arm用のS32 Design Studio アクティベーションID: 1A99-90A8-2F06-339B 評価期間:14日間 機能バージョン: 2.2 機能ステータス:評価中(14日間) 免許証の有効期間を延長するには、どのような手続きが必要ですか?ビジネスの成功をお祈りしています! 回复: S32DS license ActivationId アクティベーションID: 1A99-90A8-2F06-339B 利用期間の延長と有効化にご協力をお願いいたします。ありがとうございます。 Re: S32DS license ActivationId こんにちは、 お客様のS32DSライセンスが延長されました。以前のコードを使用して、S32DSを再度有効化してください。
查看全文
S32K3標準ソフトウェアをダウンロードできません ダウンロードできません Re: Not able to Download S32K3 Standard Software こんにちは、 問題なくダウンロードできました。別のブラウザを試したり、Cookieを削除したりするなどしてみてください。 ダウンロード自体はNXP側で正常に動作しています。 よろしくお願いいたします。 ピーター
查看全文
GUI Guider v2.0.0におけるUIエディタのバグに関するフィードバック GUI Guider v [お使いのバージョン番号]の使用中に、開発効率に影響を与えるいくつかのバグに遭遇しましたので、開発チームに報告したいと思います。 ドラッグアンドドロップによるレイアウトの消失:UIエディタでコントロールをドラッグしてレイアウトを調整すると、操作が時々失敗し、最新のレイアウト変更が失われ、インターフェースが以前の状態に戻ってしまいます。 重複した削除不可能なコントロール名:操作中に、同じ名前のコントロールが複数表示されることがあります。これらのコントロールは、右クリックメニューやDeleteキーでは削除できません。唯一の解決策は、ソフトウェアに再度ログインすることです。そうすれば、これらの「ゴースト」コントロールは消えます。 Re: 关于GUI Guider v2.0.0的UI编辑器Bug反馈 こんにちは、 @CN10086さん 貴重なご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございます。 スクリーンショット、動画、再現手順などの追加情報があれば大変ありがたいです。 BR ハリー
查看全文
LPC5514JBD64EはWS2812用です。 こんにちは、初心者LPC5514JBD64E WS2812の扱いに適していますか?もしそうなら、コードやその他の詳細はどこで入手できますか? よろしくお願いします。 LPC55xx Re: LPC5514JBD64E Use for WS2812. こんにちは、@Kishore02さん 投稿ありがとうございます! LPC551x向けのWS2812の実装については情報がありませんが、プログラマブルロジックユニットを使うことができます。他のデバイスでは、アプリケーションコードハブのMCXA366 https://mcuxpresso.nxp.com/appcodehub?search=an-emulating-ws2812-bus-with-flexio-on-mcx366  また、Kinetisボード向けに実装した同僚の投稿もあります:NXP FlexIO Generator for the WS2812B LED Stripe Protocol( LED Stripe Protocol) この情報が参考になれば幸いです。 Re: LPC5514JBD64E Use for WS2812. LPC5514JBD64E(最大150MHzのARM Cortex-M33コア搭載)は強力なマイクロコントローラですが、WS2812(NeoPixel)アドレッサブルLEDを扱う初心者には理想的な選択肢ではありません。 Re: LPC5514JBD64E Use for WS2812. はい、LPC5514JBD64はWS2812のLEDを駆動するために使用できますが、正確なタイミングを生成するためにタイマー/SCTまたはSPIベースのインターフェースを設定する必要がある場合があります。初心者には、まずNXPのMCUXpresso SDK例やWS2812のドライバー例から始め、それらをLPC5514に適応させることをおすすめします。LPC5514 SDKのドキュメントやサンプルコードはNXPの公式MCUXpressoリソースで入手可能です。
查看全文
「MPC5777C-1b+2b_RAM_ECC_error_injection GHS614」のサンプルコードについて こんにちは。現在、MPC5777C MCUを基に開発中です。 開発プロセスに関して質問があります。 「MPC5777C-1b+2b_RAM_ECC_error_injection GHS614」というサンプルコードを基に、ECCチェックを実行するコードを設計しました。 通常の状況下では、このコードはECCチェックを正しく実行します。 しかし、MCUに接続されたTrace32のようなデバッガでECCチェックコードを実行すると、ビット誤りが検出されないエラーが頻繁に発生します。 「GHS614」例コード全体が、Trace32のようなデバッガに接続したときに正しく動作しない可能性はありますか? よろしくお願いします。 Re: Regarding the "MPC5777C-1b+2b_RAM_ECC_error_injection GHS614" example code こんにちは、 Trace32デバッガが接続されていてダンプウィンドウが開かれ、カスタムアプリケーションコードが実行されていると仮定すると、GHS614を参照して設計されたECCチェック機能内でビットエラーが検出されないケースが発生する可能性はありますか? Re: Regarding the "MPC5777C-1b+2b_RAM_ECC_error_injection GHS614" example code こんにちは、 あなたのシステム構成がどのようなものかは分かりませんが、トレースで開いているダンプウィンドウは常にメモリを読み取っており、ECC障害が検出されるとすぐに発生することに注意してください。 破損していないアドレスでは、ECCエラーは決して発生しません。ECC機構もEDCによって保護されている。それは到底不可能なことだ。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: Regarding the "MPC5777C-1b+2b_RAM_ECC_error_injection GHS614" example code こんにちは、 ソフトウェアまたはデバッガによって読み取られるアドレスが破損している場合、例となるソフトウェアやその他の影響に関係なく、ECCは常に上昇します。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: Regarding the "MPC5777C-1b+2b_RAM_ECC_error_injection GHS614" example code こんにちは、 状況をもう少し詳しく説明します。 私のECCチェックコードの実行手順は以下のとおりです。 (void)FCCU_ClearNCF(); /* 1ビットRAMデータエラー注入 */ GenerateRam1bitEccError(); uiErmSR0 = ERM.SR0.R; uiErmSR1 = ERM.SR1.R; uiErmSR2 = ERM.SR2.R; /// 4. RAM 1ビットECCエラーが発生した場合は、以下を実行します。 if((((uiErmSR0 & ERM_SR0_1b_all) == ERM_SR0_1b_PRAMC_1) || ((uiErmSR2 & ERM_SR2_1b_all) == ERM_SR2_1b_Core1_data)) && ((uiErmSR1) == CLEAR)) { /// 4.1.ERM EARレジスタに格納されている値が、エラーが発生したアドレスと同じである場合は、以下の手順を実行してください。 if((UINT32)auiTest == (ERM.ERROR[ERM_chnl_PRAMC_1].EAR.R)) { ucStatus = OK; } /// 4.2.ERM EARレジスタに格納されている値が、エラーが発生したアドレスと一致しない場合は、以下の手順を実行してください。 そうでなければ、(UINT32)auiTest == (ERM.ERROR[ERM_chnl_Core1_data].EAR.R) の場合 { ucStatus = OK; } そうでない場合、 { ucStatus = NOT_OK }; } /// 5.RAM 1ビットECCエラーが発生しなかった場合は、以下の手順を実行してください。 そうでない場合、 { ucStatus = NOT_OK }; この構造は、1ビットのRAMデータエラーを強制的に挿入し、ECCエラーが正常に発生したかどうか、および発生アドレスが正確に検出されたかどうかを確認します。 上記のコードが実行中にTrace32のメモリダンプウィンドウを有効にした場合、ECCチェックの結果が異常に実行される可能性はありますか?(つまり、ECCエラーの検出失敗、またはECC発生アドレスでのエラー) よろしくお願いします。
查看全文