Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32G-VNP-RDB3:片上调试支持 你好, 我想在以下环境下调试我的基于AUTOSAR操作系统的应用程序。 1) 板名称: S32G-VNP-RDB3 2) 微控制器型号:S32G399 3) Cortex-M7 内核 4) 主机:Windows 上述电路板是否启用了片上调试支持,以便我无需任何外部调试器或探针即可进行连接? 如果该板不支持片上调试,那么我可以使用 S32 调试探针(硬件)和 S32 设计工作室 IDE(软件)进行调试吗? 此致敬礼, 马杜苏丹·古普塔 Re: S32G-VNP-RDB3: Onchip debugging support 你好, @madhusudangupta007 感谢你的帖子。 1.RDB3 上没有片上调试器,因此不支持通过 USB 端口直接调试 RDB3。 2. 通常情况下,Lauterbach TRACE32 Debug 用于调试 S32G 产品,此外,NXP 配置的 S32 Debug Probe( S32 Debug Probe | NXP Semiconductors )也常被使用。 3. 是的,如前所述,S32调试探针(硬件)和S32设计工作室(集成开发环境)可以一起使用来调试RDB3板。   BR 陈银
View full article
无法在 AUTOSAR 操作系统中为 S32K144 配置任务和 ISR 您好, 我目前正在将 AUTOSAR OS 集成到 S32K144 MCU 上,并且已经安装了S32K_AUTOSAR_OS_4_0_98_RTM_1_0_0 DTM软件包。 将 OS 模块导入EB tresos后,我在配置编辑器中只能看到OSCounter容器。但是,操作系统用户手册描述了其他配置元素,例如任务、中断服务例程和其他操作系统对象。 请问您能否澄清一下: 为什么只有 OSCounter 配置在 EB tresos 中可见? 启用任务和中断服务例程配置是否需要额外的插件、许可证或配置步骤? 创建和配置 S32K144 AUTOSAR 操作系统的任务和中断服务例程的正确步骤是什么? 另外,我还想配置任务、中断服务例程和操作系统相关的配置。 任何指导或示例项目都将不胜感激。 谢谢! Re: Unable to Configure Tasks and ISRs in AUTOSAR OS for S32K144 嗨@Julián_AragónM , 感谢您的回复。 目前我使用的是 EB Tresos 的 v29.0.0 版本。 请问您能否推荐一个与此 EB tresos 版本兼容的合适的RTD 版本? 感谢您的支持。 此致 黛薇 Re: Unable to Configure Tasks and ISRs in AUTOSAR OS for S32K144 嗨@Devi_55 , SW32K14-OS401-RTM-1.0.0 b4.0.98 是旧版软件,已停止维护。强烈建议您升级到更新的 RTD( S32K1 实时驱动)。如需任何帮助或支持,请联系您的 恩智浦代表。 安装 SW32K14-OS401-RTM-1.0.0 b4.0.98 RTM 后,我可以看到下面包含的所有组件。 此软件软件包的发布说明中提到了 EB Tresos v21.0.0,请确认您使用的是此版本。 EB tresos Studio 21.0.0 b160607-0933 此致, 朱利安 Re: Unable to Configure Tasks and ISRs in AUTOSAR OS for S32K144 嗨@Devi_55 , 最新发布的 S32K1 实时驱动程序 ( S32K1_S32M24x 实时驱动程序 AUTOSAR R21-11 版本 3.0.0 QLP07 ) 使用 EB Tresos v29.0.0: 此致, 朱利安 Re: Unable to Configure Tasks and ISRs in AUTOSAR OS for S32K144 你好@Julián_AragónM , 我已经安装了S32K1_S32M24x 实时驱动程序 AUTOSAR R21-11 版本 3.0.0 QLP07软件包,该软件包与EB tresos v29.0.0兼容。然而,在查看了可用的插件后,我发现缺少一些预期的模块,例如OS、ADC、Port、Dio、Spi、Can、Mcu和其他 MCAL 元器件。 如果我需要访问完整的 MCAL 驱动程序集以及 AUTOSAR 操作系统,请问我应该使用哪个 RTD/AUTOSAR 软件包? 如果兼容性要求使用不同版本的EB tresos ,我愿意安装并使用推荐的版本。 我希望您能指导我选择适合 S32K144 的软件包和工具链。 谢谢。 此致, 黛薇 Re: Unable to Configure Tasks and ISRs in AUTOSAR OS for S32K144 你好 很抱歉,这是我的疏忽。 RTD 3.0.0QLP07是 RTD 驱动程序的加密版本, QLP06包含所有基础驱动程序(Adc、Can、Os 等): 此致, 朱利安 Re: Unable to Configure Tasks and ISRs in AUTOSAR OS for S32K144 你好@Julián_AragónM 感谢您的回复。 我将用提到的RTD版本进行验证。 谢谢 此致, 黛薇
View full article
i.MX95 Verdin EVKにおけるNPUサポート こんにちは、 tfliteモデルをi.MX95 NPUで動かそうとしています。モデルは変換可能です。ベンチマークで加速は見えますが、出力は全く使えません(顔検出や顔のランドマークモデルで常に同じです)。 次に、このユーザーガイドに従って例を実行しようとしました:https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UG10166.pdf root@imx95-19x19-verdin-47:/usr/bin/tensorflow-lite-2.19.0/examples# ./label_image -m mobilenet_v1_1.0_224_quant.tflite -i grace_hopper.bmp -l labels.txt --external_delegate_path=/usr/lib/libneutron_delegate.so INFO: Loaded model mobilenet_v1_1.0_224_quant.tflite INFO: resolved reporter INFO: EXTERNAL delegate created. INFO: NeutronDelegate delegate: 1 nodes delegated out of 4 nodes with 1 partitions. INFO: Neutron delegate version: v1.0.0-f24d08e5, zerocp enabled. INFO: Applied EXTERNAL delegate. INFO: Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU. INFO: invoked INFO: average time: 0.37 ms -> ご覧の通り推論は正常に進みましたが、ユーザーガイドに記載されているようなモデルの実際の動作を確認する分類はありません。 正しい変換版のSDK 2.2.2を使ってモデルを変換しました: NeutronSDK_2.2.2+LF_6.12.49_2.2.0/neutron-converter --input input/mobilenet_v1_1.0_224_quant.tflite --target imx95 --output output/mobilenet_v1_1.0_224_quant.tflite --dump-statistics Performance estimates: Clock Frequency: 0.000000 MHz Clock cycles per inference: 0 Latency per inference: -nan ms Inferences per second: -nan Memory footprint: Variables size: 0.000000 MB Constants size: 0.000000 MB Microcode size: 0.000000 MB Statistics for NeutronGraph "subgraph_030": Operators: Number of Neutron operators = 29 Number of builtin operators = 44 Memory: Inputs = 150,528 (bytes) Microcode = 23,944 (bytes) Weights = 4,329,648 (bytes) Kernels = 11,088 (bytes) Outputs = 381,913 (bytes) Scratch = 380,912 (bytes) (Allocation efficiency: 1) Total data = 913,353 (bytes) (Inputs + Outputs + Scratch) Total weights = 4,364,680 (bytes) (Microcode + Weights + Kernels) Total size = 5,278,033 (bytes) (All) Latency: Cycle estimation = 1,066,681 (cycles) Latency estimation = 1.067 (ms) (@ 1000.000 MHz) Overall statistics for graph "": Operators: Number of operators after import = 31 Number of operators after optimize = 47 Number of operators after extract = 4 Number of Neutron graphs = 1 Number of operators total = 47 Number of operators converted = 44 Number of operators NOT converted = 3 Operator conversion ratio = 44 / 47 = 0.93617 Operators converted = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, Memory: Total data = 532,448 (bytes) (Inputs + Outputs + Intermediate Variable Tensors) Total weights = 4,364,688 (bytes) (Weights) Total size = 4,897,136 (bytes) (All) Latency: Cycle estimation = 1,066,681 (cycles) (NPU only) Latency estimation = 1.067 (ms) (@ 1000.000 MHz) (NPU only) Conversion time: Optimization = 2.00387 (seconds) Extraction = 0.0308523 (seconds) Generation = 5.56016 (seconds) Total = 7.59489 (seconds) 私のハードウェアとBSPの設定: SOC : iMX ヴェルディン EVK SoM V1.0C キャリア:iMX Verdin EVK v1.2A ( https://www.toradex.com/de/computer-on-modules/verdin-arm-family/nxp-imx95-evaluation-kit?srsltid=AfmBOookfBHOVzIUBJhrVmtYSV45ohtPJy_f2ymYGR956gzD0XzxS0jP ) 私が使用しているビルドについては、以下を参照してください。 MACHINE = "imx95-19x19-verdin" 私はこちらのBSPバージョンを使用しています: https://www.toradex.com/de/news/bsp-layers-reference-images-walnascar ?srsltid=AfmBOoqJF2YHULiIe7sA1L4gPBasmZrepuGIRBLrtcIuFPnz39jctBX6 そしてNXPのレイヤー: メタイムクス rel_imx_6.12.49_2.2.0 カーネルバージョン: 6.12.49-lts-next-g759f4038100f -> 私の主な質問は、私のシリコンリビジョン(A0)が本当にサポートされているのか、あるいはモデルが静かに失敗してひどい出力を出すときに何が原因なのかということです: 顔検出 (UltraFace-Ultraslim、 [1,128,128,3] int8/uint8 入力) は、アンカーごとに[bg_score、face_score、xmin、ymin、xmax、ymax]の単一の融合 (172,6) テンソルを出力します。これは既に NMS 化され、[0,1] に正規化されています。CPU では、これにより顔にぴったりと囲まれた、明確な高信頼度検出 (~0.996) が 1 つ得られますが、NPU では 172 個のアンカーすべてが同一の定数 (~0.50 スコア、~0.227,0.227,0.227 のほぼゼロサイズのボックス) に縮退します。顔ランドマーク (NXP facial_landmarks_35 、 [1,60,60,3] uint8 入力) は、顔の切り抜きに合わせて正規化された 35 個のインターリーブされた (x,y) ポイントの [1,70] テンソルを出力します。CPU では、これらを画像に重ねると認識可能な顔ポイントパターンが形成されますが、NPU では、70 個の値の出力全体がポイントごとに変化する代わりに、単一の繰り返し定数に縮退します。 Yocto Project Re: NPU support on the i.MX95 Verdin EVK 詳細出力: root@imx95-19x19-verdin-4798be6ce85542d2:/usr/bin/tensorflow-lite-2.19.0/examples# ./label_image -m demo_converted -i grace_hopper.bmp -l labels.txt --external_delegate_path=/usr/lib/libneutron_delegate.so -v 1 -r 5 INFO: Loaded model demo_converted INFO: resolved reporter INFO: tensors size: 11 INFO: nodes size: 4 INFO: inputs: 1 INFO: input(0) name: input INFO: 0: MobilenetV1/Logits/SpatialSqueeze, 1001, 9, 0.166099, -62 INFO: 1: MobilenetV1/Predictions/Reshape_1, 1001, 3, 0.00390625, 0 INFO: 2: input, 150528, 3, 0.0078125, 128 INFO: 3: MobilenetV1/Predictions/Reshape_1/requantize, 1001, 9, 0.00390625, -128 INFO: 4: input, 150528, 9, 0.0078125, 0 INFO: 5: NeutronMicrocode, 23944, 3, 0, 0 INFO: 6: NeutronWeights, 4329648, 3, 0, 0 INFO: 7: NeutronKernels, 11088, 3, 0, 0 INFO: 8: NeutronScratch, 380912, 3, 0, 0 INFO: 9: NeutronProfile, 0, 3, 0, 0 INFO: 10: NeutronDebug, 0, 3, 0, 0 INFO: len: 940650 INFO: width, height, channels: 517, 606, 3 INFO: input: 2 INFO: number of inputs: 1 INFO: number of outputs: 1 INFO: EXTERNAL delegate created. INFO: NeutronDelegate delegate: 1 nodes delegated out of 4 nodes with 1 partitions. INFO: Neutron delegate version: v1.0.0-f24d08e5, zerocp enabled. INFO: Applied EXTERNAL delegate. INFO: Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU. Interpreter has 1 subgraphs. -----------Subgraph-0 has 11 tensors and 5 nodes------------ 1 Inputs: [2] -> 150528B (0.14MB) 1 Outputs: [1] -> 1001B (0.00MB) Tensor ID Name Type AllocType Size (Bytes/MB) Shape MemAddr-Offset Tensor 0 MobilenetV1/Logits/Spa... kTfLiteInt8 kTfLiteCustom 1001 / 0.00 [1,1001] [-1, -1) Tensor 1 MobilenetV1/Prediction... kTfLiteUInt8 kTfLiteArenaRw 1001 / 0.00 [1,1001] [151552, 152553) Tensor 2 input kTfLiteUInt8 kTfLiteArenaRw 150528 / 0.14 [1,224,224,3] [0, 150528) Tensor 3 MobilenetV1/Prediction... kTfLiteInt8 kTfLiteArenaRw 1001 / 0.00 [1,1001] [150528, 151529) Tensor 4 input kTfLiteInt8 kTfLiteCustom 150528 / 0.14 [1,224,224,3] [-1, -1) Tensor 5 NeutronMicrocode kTfLiteUInt8 kTfLiteMmapRo 23944 / 0.02 [23944] [4340768, 4364712) Tensor 6 NeutronWeights kTfLiteUInt8 kTfLiteMmapRo 4329648 / 4.13 [4329648] [11104, 4340752) Tensor 7 NeutronKernels kTfLiteUInt8 kTfLiteMmapRo 11088 / 0.01 [11088] [0, 11088) Tensor 8 NeutronScratch kTfLiteUInt8 kTfLiteArenaRw 380912 / 0.36 [380912] [-1, -1) Tensor 9 NeutronProfile kTfLiteUInt8 kTfLiteArenaRw 0 / 0.00 [0] [-1, -1) Tensor 10 NeutronDebug kTfLiteUInt8 kTfLiteArenaRw 0 / 0.00 [0] [-1, -1) kTfLiteArenaRw Info: Tensor 2 has the max size 150528 bytes (0.144 MB). This memory arena is estimated as[0xaaaafd73ffa9, 0xaaaafd71abc0), taking 152553 bytes (0.145 MB). One possible set of tensors that have non-overlapping memory spaces with each other, and they take up the whole arena: Tensor 2 -> 3 -> 1. kTfLiteArenaRwPersistent Info: not holding any allocation. kTfLiteMmapRo Info: Tensor 6 has the max size 4329648 bytes (4.129 MB). This memory arena is estimated as[0xffff7ec299f8, 0xffff7e800050), taking 4364712 bytes (4.163 MB). One possible set of tensors that have non-overlapping memory spaces with each other, and they take up the whole arena: Tensor 7 -> 6 -> 5. kTfLiteDynamic Info: not holding any allocation. === Beginning of kTfLiteArenaRw Dump: === Total size is 152553 bytes (0.145 MB), holding 3 tensors. tensor 2: life_span: node [0, 4], size: 150528 bytes (0.144 MB). tensor 3: life_span: node [2, 3], size: 1001 bytes (0.001 MB). tensor 1: life_span: node [3, 4], size: 1001 bytes (0.001 MB). 1 tensors are of same max size (150528 B (0.144 MB)): [2] Per-layer-info in the order of op execution: Node 0: 150528 bytes (0.144 MB), utilization rate: 98.673%, 1 live tensors: [2] Node 4: 151529 bytes (0.145 MB), utilization rate: 99.329%, 2 live tensors: [1,2] Node 2: 151529 bytes (0.145 MB), utilization rate: 99.329%, 2 live tensors: [2,3] Node 3: 152530 bytes (0.145 MB), utilization rate: 99.985%, 3 live tensors: [1-3] Top 4 memory-consuming layers: Node 3: 152530 bytes (0.145 MB), utilization rate: 99.985%, 3 live tensors: [1-3] Node 4: 151529 bytes (0.145 MB), utilization rate: 99.329%, 2 live tensors: [1,2] Node 2: 151529 bytes (0.145 MB), utilization rate: 99.329%, 2 live tensors: [2,3] Node 0: 150528 bytes (0.144 MB), utilization rate: 98.673%, 1 live tensors: [2] ===End of kTfLiteArenaRw Dump: === Node 0 Operator Builtin Code 114 QUANTIZE (not delegated) 1 Input Tensors:[2] -> 150528B (0.14MB) 1 Output Tensors:[4] -> 150528B (0.14MB) Node 1 Operator Custom Name NeutronGraph (delegated by node 4) 4 Input Tensors:[4,5,6,7] -> 0B (0.00MB) 4 Output Tensors:[0,8-10] -> 0B (0.00MB) Node 2 Operator Builtin Code 25 SOFTMAX (not delegated) 1 Input Tensors:[0] -> 1001B (0.00MB) 1 Output Tensors:[3] -> 1001B (0.00MB) Node 3 Operator Builtin Code 114 QUANTIZE (not delegated) 1 Input Tensors:[3] -> 1001B (0.00MB) 1 Output Tensors:[1] -> 1001B (0.00MB) Node 4 Operator Custom Name NeutronDelegate 4 Input Tensors:[4-7] -> 4515208B (4.31MB) 1 Output Tensors:[0] -> 1001B (0.00MB) Execution plan as the list of 4 nodes invoked in-order: [0,4,2,3] Among these nodes in the execution plan: Node 4 is a NeutronDelegate node (0xaaaafd6f5c30), which has delegated 1 nodes: [1] --------------Subgraph-0 dump has completed-------------- --------------Memory Arena Status Start-------------- Total memory usage: 152553 bytes (0.145 MB) - Total arena memory usage: 152553 bytes (0.145 MB) - Total dynamic memory usage: 0 bytes (0.000 MB) Subgraph#0 Arena (Normal) 152553 (100.00%) --------------Memory Arena Status End-------------- INFO: invoked INFO: average time: 0.326 ms
View full article
从挂起状态唤醒期间出现 I2C 问题 请教各位专家一个问题。 我有一个电路,其中几个按钮开关连接到一个 GPIO 扩展器。我目前的系统基于 IMX8MP,该 GPIO 扩展器通过 I²C 连接到 IMX8MP。该扩展器有一条通往 IMX8MP 的中断线。通常,当我将系统置于挂起模式并按下其中一个按钮(扩展器在设备树中也被标记为唤醒源)时,系统从挂起状态恢复后,我会收到数百甚至数千次以下消息:[ 117.113106] pca953x 3-0076: 读取寄存器失败。我知道 i2c-imx.c 中已经有一个针对类似问题的补丁。驱动程序,我已经应用了。然而,它并没有达到预期的效果。我该怎么办?附言这种情况并非经常发生,但可以相对快速地重现。 此致敬礼,R。 Re: i2c problems during wakeup frum suspend 我使用的是内核版本 6.6.23 Re: i2c problems during wakeup frum suspend 你好@RRD101 根据您的描述,您似乎可以尝试这个提交。另外,您使用的是哪个内核版本? 此致, 志明
View full article
AB_SWAP 更新失败的回退机制 你好, 我们正在开发一款应用程序,该应用程序使用 S32K342 上的 HSE 固件的 AB_SWAP 机制来执行 OTA 更新。目前,我们会在闪存的被动区域完全写入数据后激活被动块。 我们想知道是否有回退机制可以用来验证/检查我们正在启动的映像是否已损坏,以及是否可以回退到重置后变为被动区域的“已知良好”的活动区域。 这是因为有时我们会在未执行复位操作的情况下覆盖被动区域,并且在覆盖过程中复位了处理器,导致闪存中的映像损坏。 Re: Fallback mechanism for failed AB_SWAP update 嘿@lukaszadrapa , 谢谢你的解释。我们仍在努力了解在我们的应用程序中应该使用哪种类型的安全启动策略。高级安全启动似乎有点复杂,需要安装 SMR 和 CR。 另一方面,基本安全启动似乎更容易安装,但具体的实现和安装细节尚不清楚。 我想请教您能否就这些选项提供一些见解。我指的是 HSE B 参考手册,也想知道是否还有其他需要参考的文件。 问候, 希夫 Re: Fallback mechanism for failed AB_SWAP update 嗨@Shiv_peak 我几天前回答过一个非常类似的问题,请查看: https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K-OTA-Rollback/m-p/2400332/highlight/true#M60125 如果您需要更多细节,请告诉我。 此致, Lukas Re: Fallback mechanism for failed AB_SWAP update 请看我下面的评论。 如果映像验证失败,基本安全启动将进入恢复模式。 是的。 可以使用属性 HSE_SECURE_RECOVERY_CONFIG_ATTR_ID 将这种恢复模式配置为安全恢复。 是的。 配置此模式需要对 UTEST 模式进行编程。 UTEST 由 HSE 在调用设置属性服务并传入 HSE_SECURE_RECOVERY_CONFIG_ATTR_ID 时进行编程。常见问题:请注意,闪存块 0 和 UTEST 位于同一读取分区中。编程此属性时,您的代码无法从闪存块 0 运行。 配置此项还需要 IVT 中的 BOOT_SEQ == 1。 是的。 需要使用 HSE_APP_DEBUG_KEY_ATTR_ID 配置 ADKP 才能计算 GMAC。 是的。 我还有几个后续问题需要解答: 您分享的**应用笔记**中提到,ADKP 的配置只能在 CUST_DEL 生命周期中完成。如何验证系统的生命周期?这样做安全吗? 是的,在 ADKP 设置完成之前,您无法推进生命周期。生命周期推进后,安全调试功能将被启用,因此您需要相应地配置调试器才能建立连接。请参阅此帖子: https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K3-HSE/mp/2066312/highlight/true#M47070 可以从 DCM 模块中的寄存器 DCMLCC 读取生命周期状态。 AppBL 与基本安全启动中的 IVT 相同吗? AppBL 和 IVT 的签名和验证方式相同。IV 和 GMAC 也附加到 IVT 上。您可以在HSE 固件参考手册的“表 118. IVT 结构”中查看相关信息。 我是否需要将 GMAC 和恢复映像地址附加到 IVT 中? 如果要验证 IVT,则必须如上所述将 IV 和 GMAC 添加到 IVT 中。如果要使用安全恢复映像,则必须将指向该映像的指针和映像长度添加到 IVT 中。 此致, Lukas Re: Fallback mechanism for failed AB_SWAP update 谢谢你的回复,卢卡斯,这下清楚了!我将开始实施基本安全启动,如有任何疑问或疑虑,我会与您联系。 问候, 希夫 Re: Fallback mechanism for failed AB_SWAP update 好的,这下明白了,谢谢! 所以我的理解是: 如果映像验证失败,基本安全启动将进入恢复模式。 可以使用属性 HSE_SECURE_RECOVERY_CONFIG_ATTR_ID 将这种恢复模式配置为安全恢复。 配置此模式需要对 UTEST 模式进行编程。 配置此项还需要 IVT 中的 BOOT_SEQ == 1。 需要使用 HSE_APP_DEBUG_KEY_ATTR_ID 配置 ADKP 才能计算 GMAC。 我还有几个后续问题需要解答: 您分享的**应用笔记**中提到,ADKP 的配置只能在 CUST_DEL 生命周期中完成。如何验证系统的生命周期?这样做安全吗? AppBL 与基本安全启动中的 IVT 相同吗? 我是否需要将 GMAC 和恢复映像地址附加到 IVT 中? 希望在我开始在主板上进行实施和测试之前,能更清楚地了解这些内容。非常感谢你回复我,帮我解答疑惑! 此致, 希夫 Re: Fallback mechanism for failed AB_SWAP update 请参阅“2.6.1.3”部分HSE固件参考手册修订版中的“恢复模式”。2.7. 简而言之,有两种模式: 基于 JTAG 的恢复模式 – 设备在 RAM 中无限循环(这段代码由 SBAF 加载到 RAM 中),因此用户可以连接调试器并执行一些恢复步骤。 安全恢复模式 - 需要通过属性 HSE_SECURE_RECOVERY_CONFIG_ATTR_ID 启用。请注意,这是已编程到 UTEST 内存中的 OTP 属性。这将启动恢复映像,该映像需要先进行验证。所以,它类似于基本的安全启动。如果验证失败,则进入 JTAG 恢复模式。 安全恢复模式可用于运行时恢复/回滚。但我并不建议从被动分区运行此程序。所有代码都应该在活动分区中执行。在 AB 交换模式下,两个分区中都会有一份安全恢复映像的副本。 另一种方法是,如果空间足够,可以将这段代码放到数据闪存中。 Re: Fallback mechanism for failed AB_SWAP update 您能否详细说明一下,如果基本安全启动失败,“设备进入恢复模式”具体指的是什么?这是否意味着核心将不会从 RESET 状态释放,并且在这种情况下没有回退或恢复机制? 我这样问是因为我们希望实现这样的功能:如果安全启动失败,我们就启动另一个映像,可能在被动存储库中启动。 Re: Fallback mechanism for failed AB_SWAP update 谢谢卢卡斯的解释。 我会仔细研究应用笔记和 HSE 演示示例,如有任何疑问,我会及时回复。 问候, 希夫 Re: Fallback mechanism for failed AB_SWAP update 我们提供以下应用笔记: https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=AN13465   这是安全启动应用笔记 v0.1.1.0 的更新版本。(AN744511)于 2021 年发布,可从以下网址下载: https://www.nxp.com/products/S32K3 应用笔记请点击此处查看: 文档 > 安全文件 > 安全启动应用笔记 v0.1.1.0(AN744511) 相关演示项目可在此处下载: 设计资源 > 软件 > 安全文件 > SecureBootAppNoteDemo (SW745310) 该软件未更新,如有兴趣,请使用上述SW745310。 您可以在 HSE 演示示例中找到其他安全启动示例(推荐): https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=S32K3_HSE_DemoExamples 三种模式——高级安全启动、基本安全启动和 SHE 安全启动——都有相应的示例。 通常建议使用高级安全启动模式。是的,在这种模式下配置安全启动并非易事。但是,它提供了最佳的保护和可配置性。其优势在于您可以选择任何您想要的签名方案,您可以覆盖多个区域,并且可以在安全启动失败时配置不同的制裁措施。 另一方面,基本安全启动模式始终只使用 GMAC 标签,该标签是使用从 ADKP 派生的密钥计算的,并且它只能覆盖一个区域。如果失败,设备将直接进入恢复模式。 我建议研究 HSE DemoExamples 中的以下项目: S32K344_高级安全启动 S32K344_基本安全启动 这些是配置项目,旨在保护与这些项目链接的应用程序 S32K344_SecureBootBlinky。 此致, Lukas
View full article
K312 RTD3.0.0からRTD6.0.0までのIICドライバの一部を交換しました。 こんにちは 現在、RTD 3.0.0 で IIC スレーブクロックの中断問題が発生しており、これは IIC クロック拡張機能に関連していることが判明しました。FAE の推奨に従い、この問題は 6.0.0 ドライバには存在しないとのことでした。プロジェクトのスケジュールと最小限の変更という原則に基づき、私は...IICドライバファイルはバージョン6.0.00から抽出され、バージョン3.00に配置されました。RTDでは、正常に動作していないことがわかりました。変更後、IICはデータを受信すると割り込みから抜け出せなくなっていました。 質問させてください。 1. この操作(3.00RTD)を試した人はいますか?(一部のドライバーをバージョン6.00に置き換えました。)この変更はサポートされていますか?まだ移植されていない関連ドライバーは他にありますか? 2. バージョン6.0.00でIICの変更項目を発見しました。これはバージョン4.00で修正済みでした。バージョン5.00はこの修正を継承しましたが、バージョン6.00ではバージョン3.00のロジックに戻ってしまいました。しかし、6.00リリースでは…注記にはその説明がありませんでした。バージョン6.00では、このバグを修正するために他の変更が加えられたのでしょうか? static void Lpi2c_Ip_SlaveIRQHandlerInternal(uint8 Instance) ヤージュ LPI2C_Type *BaseAddr; Lpi2c_Ip_SlaveStateType * スレーブ; boolean StopDetect = FALSE; boolean RepeatStartDetect = FALSE; BaseAddr = Lpi2c_Ip_pxBase[インスタンス]; Slave = Lpi2c_Ip_pxSlaveState[Instance]; StopDetect = LPI2C_Get_SlaveSTOPDetectEvent(BaseAddr); RepeatStartDetect = LPI2C_Get_SlaveRepeatedStartEvent(BaseAddr); /* アドレスの有効性と送受信イベントをチェック */ Lpi2c_Ip_SlaveCheckDataEvent(Instance, BaseAddr, Slave); if (RepeatStartDetect) ヤージュ スレーブ->RepeatedStarts++; if ((1U == Slave->RepeatedStarts) && (Slave->Is10bitAddress)) // これはバージョン4.00で変更されました ヤージュ RepeatStartDetect = FALSE; LPI2C_Clear_SlaveRepeatedStartEvent(BaseAddr); } } ((TRUE == StopDetect) || (TRUE == RepeatStartDetect)) の場合 ヤージュ /* 停止/繰り返し開始を検出しました */ Lpi2c_Ip_SlaveStopDetectHandler(BaseAddr, Slave); if (TRUE == StopDetect) ヤージュ /* 新しい転送のために、repetead をリセットします */ Slave->RepeatedStarts = 0U; } } /* スレーブエラーのチェック */ Lpi2c_Ip_SlaveCheckErrorEvent(BaseAddr, Slave); } 関連バグ: ARTD-6112 Reyna_pan45_0-1785920300296.pngReyna_pan45_0-1785920300296.png Re: K312 RTD3.0.0到RTD6.0.0 IIC部分驱动更换 こんにちは、 @Reyna_pan45さん 異なるRTDリリースのコードを混在させることは推奨しません。この組み合わせは検証されていないためです。このため、異なるリリースのコンポーネントが一緒に使われた場合の期待される機能や挙動を保証することはできません。 ARTD-81841に関してですが、最新リリースではこの問題はARTDCC2-91として追跡されています。これは現在既知の問題であり、残念ながら現時点では回避策はありません。下の画像をご覧ください。 VaneB_0-1785963496184.pngVaneB_0-1785963496184.png ご迷惑をおかけして申し訳ございません。 BR、VaneB Re: K312 RTD3.0.0到RTD6.0.0 IIC部分驱动更换 こんにちは、 @VaneBさん このバグに関する、より詳しい説明はありますか?テスト中に、ARTD-81841 アイテムを修正することで(頻繁に割り込みが切れる場合に)根本原因が特定できなくてもいくつかの問題が緩和されることが分かりました。 Re: K312 RTD3.0.0到RTD6.0.0 IIC部分驱动更换 こんにちは、 @Reyna_pan45さん 現時点では、捜査が継続中であるため、入手可能な情報は以上です。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。 Re: K312 RTD3.0.0到RTD6.0.0 IIC部分驱动更换 NXPのエンジニアは、開発過程で遭遇し不便を招いたこともあり、お客様も早く解決を求めているので、できるだけ早く解決できるでしょうか。ありがとう!
View full article
IGGMポイントシステムとルールの説明|ポイントの獲得方法、交換方法など より手頃な価格のゲーム商品とサービスを提供するため、IGGMプラットフォームは新しいポイントシステムを正式に導入しました。これにより、より少ない費用で優れたショッピング体験を楽しめるよう設計されています!   以下では、ポイントを効率的に獲得する方法、割引や魅力的な特典と交換する方法、VIP特典を組み合わせて節約効果を最大化する方法など、知っておくべきすべてのことを詳しく解説します。   ポイントシステムをご利用になる前に、登録が必要です。   なお、IGGMの新しいポイントシステムは新規登録かつログインしたユーザーのみが利用可能です。まだ登録またはログインしていない場合は、チェックインページやポイントページにアクセスするために登録が必要です。   ポイントの獲得方法   IGGMでのポイント獲得はシンプルで分かりやすく、主にデイリーチェックインと注文リワードの2つのチャネルを通じて行われます。   1. 毎日のチェックイン   IGGMチェックインセンターページの「本日チェックイン」ボタンをクリックするだけでチェックインが完了します。ボタンが「チェックイン済み(明日またお越しください)」に変わったら、ポイントが正常に加算されています!または、カレンダーの現在の日付をクリックしてチェックインすることもできます。   ワンタップチェックイン(イースターエッグ)   ここにちょっとしたイースターエッグがありますよ!当日のチェックインを忘れてクーポン利用ページに直接アクセスしてしまった場合は、リストの一番下にある「小さなロケット」の絵文字をタップするだけで、すぐにチェックインできます。チェックインセンターに戻る必要はありません。連続チェックインによる段階的な特典は引き続きご利用いただけます。   PC版とモバイル版のビジュアルの違いにご注意ください!PCユーザーの場合、小さなロケットはカーソルを上に合わせたときに初めて揺れ、炎を放ち始めます。ワンクリックでロケットが発射され、チェックインポイントがカウントされます。モバイルユーザーの場合、ロケットアイコンは絶えず揺れます。タップするだけでチェックインし、即座にポイントを獲得できます!   その他のチェックイン入力   さらに、IGGMは迅速かつ便利な日々のチェックインのために以下のアクセスポイントを提供しています:   1. クーポン引き換えページで「今すぐ行く」をクリックしてチェックインセンターへお越しください。   2. ホームページ下部のクーポンセクションをクリックしてチェックインセンターにアクセスしてください。   3. IGGMの製品ページ下部のバナーをクリックするとチェックインセンターにアクセスします。   連続チェックインに対する段階的な特典   IGGMのチェックインシステムは、継続利用を奨励する仕組みになっている。チェックインを中断せずに継続すると、毎日のポイントが時間とともに増加します。初日は5ポイント、2日目は6ポイント、3日目は8ポイントです。4日目以降は、連続記録を維持している限り、毎日最大10ポイントの報酬を継続的に受け取ることができます。   注意:ショッピング中に製品ページのチェックインバナーでチェックインした場合、チェックイン完了後に下部の「バックショッピング」から元のページに戻ることができます。お買い物の進行状況に影響が出る心配はありません!   中断時にリセット   何らかの理由で一日でも欠かしたり、連続記録が途切れたりすると、進捗状況はゼロにリセットされます。次回のチェックイン時には、初日と同じ5ポイントの料金が適用されます。毎日のチェックインリセットはサーバーのタイムゾーンに基づいて行われますのでご注意ください。ネットワークの問題やその他の中断により進行状況が失われることを避けるため、必ず時間通りにチェックインしてください。   2. 注文に関するポイント   さらに、IGGMプラットフォームで注文をすると、システムは小額の合計に基づいてポイントを付与します。   ポイント獲得率:1ドル=1ポイント   通常の条件下では、実際の支出1ドルごとに1ポイントが直接換算されます。小数点を含む注文金額の計算を簡略化するため、IGGMは獲得ポイントを決定する際に、最も近い整数に四捨五入します。例えば、17.35ドル支払うと17ポイント、34.86ドル支払うと35ポイント獲得できます。   少額取引におけるシステム効率を確保するため、ポイント付与の対象となるには、注文の合計金額が1ドル以上である必要があります。1ドル未満の注文ではポイントは付与されません。   さらに、すべての注文に対するポイントは、注文ステータスが正式に「完了」に変更された後にのみ、システムによって自動的にアカウントに加算されます。ポイント数は、対象となる購入金額に対応します。   新規ユーザー特典:10倍ポイント報酬   IGGMは新規ユーザーへの歓迎ギフトを用意しています!IGGMでの初回有料注文は、自動的に10倍のポイント報酬の対象となります(つまり、1ドル使うごとに10ポイント獲得できます)。   計算方法にご注意ください。まず小額を最も 近い整数に丸め、その後10を掛けて最初の注文のポイントを算出します。例えば、最初の注文の小計が17.35ドルの場合、最初に10を掛けてから四捨五入するのではなく(17.35ドル×10=173.5→174ポイント)、170ポイント(17.35ドル→17×10=170ポイント)が付与されます。   しかし、初回注文の小計が1ドル未満の場合はポイントは付与されず、新規ユーザーとしての初回注文特権は消費されます。そのため、IGGMは10倍のポイント特典を最大限に活用するために、初回注文時に必要な高額商品を購入することをお勧めします。   このオファーの価値が高いため、最初の注文は、注文が無事に配達されセキュリティ審査を通過した後、24時間以内に返金がなければポイントが付与されます。   完了時に追加された具体的なポイントは、IGGM.com の 「My Account → My Orders 」セクションでご覧いただけます。ペイメントを完了したばかりですぐにポイントが表示されない場合は、ご安心ください。少しの間お待ちください。   ポイント値と有効性   ポイントの価値を理解することで、ポイントを最大限に活用できるようになります。IGGMのポイントシステムでは、 100ポイント=1ドル(つまり、1ポイントは約0.01ドル相当)です。   ポイントは無期限ではありませんのでご注意ください。各ポイントは獲得日から90日後に失効します。IGGMは使いやすいロール有効期限ポリシーを採用しており、1日目に獲得したポイントは91日目の終了時に失効します。ローリング有効期限の具体的な計算時間は、アカウントのIPアドレスのタイムゾーンによって異なります。   アカウントの「マイポイント」ページでポイントの期限が近づいている通知をいつでも確認でき、特典を見逃さないようにできます。   ポイントの複数の利用方法:現金への直接引き落としとクーポン交換   IGGMで商品を購入する際は、累積したポイントを使って注文の現金コストを直接相殺するか、 IGGMクーポン交換センターで大幅な割引に交換することも可能です。選択は完全にあなた次第です!   オプションA:チェックアウト時の現金直接引き落とし   チェックアウトページでは、アカウント残高のポイントを使って現在の注文のコストを削減できます。しかし、IGGMポイントシステムの整合性を維持するために、ポイントで相殺できる注文合計の割合は注文小計に直接連動しています。   注文小計の範囲に基づいた具体的な控除率については、以下の表を参照してください。   注文小計範囲最大ポイント減点率 1.00ドル~9.99ドル 5% 10.00ドル~49.99ドル 8% 50.00ドル + 10%   ポイントを現金控除に利用する際の重要な注意事項:   1. ポイントは正常に完了した注文に対してのみ付与されます。自主的にキャンセルされた注文、不正行為が疑われる注文、または全額返金された注文はポイントの対象外です。   2.初回注文のポイントはすぐには付与されません。返金が発生していない場合、配送完了後24時間以内に付与されます。   3. ポイントを含む注文が一部返金される場合、システムは対応するポイント(返金額に基づいて切り上げ)を差し引き、消費されたポイントを返還します。返還された消費ポイント = 消費ポイント × (返金額 / 小計金額) ;   4. ポイントはVIP割引と併用可能です。   5. 割引コードや現金クーポンと併用できません。   6. 現金と交換できません。   7. 現金で引き出せない;   8. 口座間での移管不可;   9. IGGM.comは、ポイントに関するすべてのポリシーについて最終的な解釈権を留保します。   オプションB:割引コードまたは現金クーポンを利用する   また、ポイント換算ページを訪れてポイント交換(100ポイントから500ポイントまでの階層別)を割引コード(様々なレート)や現金クーポン(最低注文数条件付き)に交換することも可能です。例えば、$10現金クーポンは注文の小額が$100以上の場合のみ使用可能です。小計が100ドル未満の場合、クーポンは自動的にチェックアウト時に表示されません。   ポイント消費割引コード現金クーポン(最低)注文依頼) 100円につき3%割引(10ドル以上のご注文) 200円 4%割引 3ドル(注文金額が30ドル以上の場合) 300円 5%割引 5ドル(50ドル以上のご注文) 400円 8%割引 8ドル(80ドル以上のご注文) 500円 10%オフ 10ドル(注文金額100ドル以上)   割引コードと現金クーポンは、毎週30枚限定で、先着順となります!異なる色は現在の在庫状況を明確に示しています。緑は残り21~30個、オレンジは11~20個、赤は1~10個です。在庫がゼロになると、「在庫切れ」と表示されます。でも心配しないで、来週また来てください!   ちなみに、もしその日のチェックインを忘れても、このクーポンページの 小さなロケットの絵文字 が素早くチェックできます!軽くタップして、小さなロケットを振るだけで、ポイントが手に入ります!   クーポンは大変便利ですが、割引コードや現金クーポンはすべて3日間のみ有効ですのでご注意ください。ポイントを無駄にしないためにも、慎重に利用し、購入したい商品が在庫にあることを確認してください。   クーポンとその現在の有効期限は「 My Account → My Coupons」ページで確認できます。   注意:IGGMホームページ下部の「クーポンセンター」からクーポン換算ページに素早くアクセスできます。このページをブックマークして、将来のチェックインや引き換えの際に便利に行うことをおすすめします。時間と労力を節約できます。   ポイント交換クーポンに関する注意事項:   1. 各リワードは先着順で週に 30 ユーザー までの限定です。   2. すべての割引コードとキャッシュクーポンは、利用時にCF認証が必要です。   3. 利用済みの割引コード/キャッシュクーポンは、利用開始日から3日間有効です。   4. 1注文ごとに割引コード/現金クーポンは1つまで使用可能です。これらはVIP割引やポイント減算と組み合わせることはできません。   5.割引コード/キャッシュクーポンは、ギフトカードおよびチャージサービスにはご利用いただけません。   6. 割引コード、現金クーポン、無料注文は、一度返品または交換できません。   7. IGGM.comは最終的な解釈権を留保します。   隠しオプションC:ゲーム内通貨/アイテムの直接交換(近日公開予定)   クーポンに加えて、IGGMはまもなく交換ページに、ポイントをモノポリーGOカード、ディアブロ4の素材、POE 1/2の通貨など、特定のゲーム内アイテムと直接交換できるオプションを追加する予定です。   ポイント獲得条件を満たして引き換えをクリックすると、ポップアップウィンドウが表示され、ゲームに必要な配送情報を入力するよう求められます。情報を正確に入力し、認証を完了すると、システムが自動的に無料注文を生成し、クーポン注文リストに表示します。あとは安全に配送されるまでお待ちください。ポイント交換に関する機能やオプションがさらに充実する予定です。お楽しみに!   引き換え認証プロセス中にエラーが発生した場合は、ネットワーク接続を確認し、信頼できるVPNを使用して再度お試しください。   さらに、仮想アイテムの性質上、注文**プロセッシング**が始まると返品や交換は不可能であり、ただし、IGGM**プラットフォーム**の問題で配送が失敗した場合は、使用したポイントは全額返金されます。   VIPランクと特典   VIPメンバーには、IGGMが累積支出に基づき段階的な割引を提供しています。累計支出額が一定のしきい値に達すると、自動的に永続的なVIP割引が適用されます。   VIP 1:お買い上げ金額が1,000ドル以下の場合、1%割引になります。   VIP 2:お買い上げ金額が1,000ドル以上3,000ドル未満の場合は、2%割引になります。   VIP 3:お買い上げ金額が3,000ドル以上6,000ドル未満の場合、3%割引になります。   VIP 4:お買い上げ金額が6,000ドル以上10,000ドル未満の場合、4%割引になります。   VIP 5:お買い上げ金額(10,000ドル以上)で5%割引。   割引併用ルール:   VIP割引はポイント減点と組み合わせることも可能です。 VIP割引は割引コードや現金クーポンと重ねて表示できません。   チェックアウト時に、以下のいずれかを適用できます。   オプションA:割引コードまたは現金クーポン(単独) オプションB:VIP割引+ポイント控除(注:割引コードおよびキャッシュクーポンは、ギフトカードまたはチャージサービスには適用されません。)   割引を重ねて節約効果を最大化する   チェックアウト時に最も節約できる方法は?IGGMは、VIPランクとポイント交換ルールに基づいたスマートなチェックアウトシステムを設計しました。   IGGMでは、VIP割引とポイント直接控除が完璧に併用できます。ただし、割引コードや現金クーポンはVIP割引やポイント減算と組み合わせることはできませんのでご注意ください。さらに、1回の注文につき使用できるクーポンは1枚のみです。   チェックアウト時に、システムは「オプション1(VIP特典+ポイント直接控除) 」と「オプション2(割引コードまたは現金クーポン) 」の最終価格を自動的に比較し、お客様にとって最も費用対効果の高い選択肢を選択するため、手動で計算する手間が省けます。最もお得なオプションは、そのオプションの横に表示されます(ベストバリュー)。もちろん、クーポンやポイントの使い方についてご希望であれば、お好みの割引方法を自由に選んで構いません。   払い戻しとポイントの返還   IGGMの返金ポリシーでは、配送完了前であればいつでも返金を請求できます。ただし、このような場合のポイントの払い戻しおよび返金については、特定の規定があります。   状況1:全額返金   個人的な理由で注文をキャンセルした場合、不正行為が疑われる注文や全額返金が必要な注文にはポイントは付与されません。また、そのような注文ですでに使用されたポイントは返金されません。   ただし、IGGMの都合により全額返金が行われる場合は、注文に使用されたポイントは全額お客様のアカウントに返金されます。   状況2:一部返金   付与されたポイントを含む注文が特別な事情により一部返金される場合、システムは返金額に応じて、消費されたポイントの一部を比例配分で返金します。当然ながら、注文完了時に本来付与されるはずだったポイント還元も調整されます。返金額に基づいて該当するポイントが差し引かれ、その金額は最も近い整数に切り上げられます。   払い戻し時のポイント返還額を計算する式は以下のとおりです。   返還された消費ポイント数 = 消費ポイント数 × (返金額 / 小計金額) 減算された獲得ポイント = 小計金額 - 返金額(最も近い整数に四捨五入)   IGGMの全く新しい会員ポイントシステムは、長期的なゲーム購入において、より魅力的な割引オプションを提供するために設計されています。累積されたすべてのポイントは、皆さまのご支援への心からの感謝の証です。   今すぐIGGMアカウントにログインし、チェックインセンターにアクセスしてポイントを貯め始めましょう。これまでにない、よりスマートでお得なチェックアウト体験をお楽しみください!   IGGMポイントシステムに関するよくある質問   Q1: VIP 5の特典を古いアカウントから新たに作成したアカウントに移し、そこでチェックインポイントを蓄積し始められますか?   A: いいえ。アカウントの安全性とプラットフォームの公平性を確保するため、VIPティアとポイントは個人アカウントの専用資産として扱われます。当社のシステムセキュリティルールによると、異なるアカウント間での特典の移転、統合、ギフトは厳しくサポートされていません。   Q2:私のアカウントは現在277ポイントです。34.68ドル相当の商品を購入し、ポイントをすべて使って2.77ドルの割引を受けた後、何らかの理由で15.44ドルの部分払い戻しを受けた場合、最終的に何ポイント残るのでしょうか?   A: お客様の当初のご注文金額34.68ドルは、四捨五入により35ポイントとなります。15.44ドルの部分返金のため、システムは比例配分で15ポイントを減点します(最も近い整数に切り上げます)。したがって、この購入で獲得できる正味ポイントは、35 - 15 = 20ポイントとなります。さらに、システムは消費したポイントを返還します。計算式「消費ポイント × (返金額 / 購入合計金額)」に基づくと、123ポイントが返還されます。その結果、最終的な口座残高は123 + 20 = 143ポイントとなります。   Q3: 無制限の新規IGGMアカウントを作成し、小口注文をして10倍のポイント新規参入者リワードを活用できますか?   A: いいえ。IGGMは、悪意のある複数アカウントの登録、技術的な脆弱性の悪用、新規顧客特典を不正に得るための注文操作などを厳しく禁止しています。当社のシステムには、厳格な不正防止およびリスク管理メカニズムが備わっています。初回注文の10倍ポイントは、注文が正常に配達され、24時間体制の不正防止システムによる審査を通過した後でのみ付与されます。リスク管理システムが同じIPアドレス、同じデバイス、同じペイメント方法、または悪意のあるアカウント関連で連携したマルチアカウントファーミングを検出した場合、プラットフォームは関連アカウントを永久に禁止し、すべての付与を解除する権利を留保します。   Q4:アカウントを登録したばかりで、最初の注文は小品で$9.9でした。1ドル未満だったので、システムからポイントは付与されませんでした。そして、2回目の注文は100ドルでした。なぜ2回目の注文では10倍ポイントが付与されなかったのですか?最初の注文ではポイントが付与されなかったのだから、この2回目の注文は私の「有効な最初の注文」としてカウントされるべきではないでしょうか?   A: いいえ。システムは取引金額に関係なく、アカウント内で最初に支払われた注文に基づいて「新規ユーザー初注文」を厳密に識別します。1ドル未満の小計点を除外する閾値は、基本的なプラットフォーム方針です。したがって、新規ユーザーは初回購入時にショッピングカートをまとめ、より価値の高い商品を最初の注文にまとめて10倍ポイントの特典の価値を最大限に活用することを強くお勧めします。   Q5:ウェブサイトのエラーによりその日のチェックインができず、チェックインの連続記録が途切れてしまった場合、IGGMは私のポイント損失を補償するためにどのような措置を講じますか?   A:ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。毎日のチェックインは、サーバーのタイムゾーンに合わせた特定の時刻に基づいてリセットされます。ネットワーク**レイテンシ**やリフレッシュウィンドウの逃避で連続記録が切れた場合、システムは自動リセットポリシーを厳密に実行します。毎日できるだけ早めにチェックインを完了し、安定したネットワーク環境を確保することをお勧めします。もし中断がプラットフォーム上の大規模なサーバー障害によるものであれば、解決後に公式のサイト全体ポイント補償通知が発行されます。サポート担当者は個別のチェックイン履歴を手動で変更する権限を持っていませんのでご注意ください。ご理解いただきありがとうございます。   Q6:300ポイントを使って5ドルの現金クーポンを交換しましたが、欲しかったゲームアイテムがここ数日間プラットフォームで在庫切れでした。その結果、クーポンは使用されることなく3日以内に期限切れとなった。在庫切れはプラットフォームの問題なので、なぜ私の300ポイントが無駄に差し引かれるのでしょうか?   A: 申し訳ありませんが、リワードセンターでリワードが引き換えられた後は、対応するポイントが差し引かれ返金できません。各リワードは週に先着順の先着順で30ユーザーに限定されており、現金クーポンは3日間有効であるため、現金クーポンが失効するのを防ぐために、現在の商品在庫と購入意図を必ず確認してから引き換えを行うことを強くお勧めします。   Q7: 注文状況が「完了」でも返金を依頼できますか?ポイントは返金できますか?   A: IGGMが配達を無事完了させ、注文完了を確認した場合、残念ながら返金申請は受け付けません。使用したポイントは返還されません。ただし、IGGM側の都合によりサービスが完了できなかった場合(例えば、タイクーンレーサーズのキャリーサービスがランク1の達成に役立たなかった場合など)、返金率に応じてお客様が使用したポイントを返金いたします。   Q8:クーポンを利用しようとすると、なぜエラーが繰り返し発生するのですか?   A: クーポン交換エラーは通常、ネットワークの不安定さやシステムのセキュリティプロトコルによって発生します。お客様のIPアドレスは、高リスク地域からの発信としてフラグ付けされる可能性があります。VPNの設定を調整するか、別のネットワークに接続してから、もう一度お試しください。問題が続く場合は、24時間対応のカスタマーサポートチームまでご連絡ください。   Q9: スクリプトやプラグインを使って、毎週利用可能な30枚限定の割引コードや現金クーポンを獲得できますか?   A: すべてのプレイヤーの公平性を確保するため、厳格なセキュリティ対策を実施しています。割引コードや現金クーポンを利用するには認証を通過する必要があるため、スクリプトを使った不正なクリック操作は無効となる。IGGMは、複数インスタンスファーミング、エミュレーター、サードパーティソフトウェアなどの不規則な方法でクーポンを強制的に請求するアカウントに対して、クーポンを無効にし、アカウント制限を課す権利を留保しています。   Q10:ポイントを使って費用を相殺した後、特別な事情により払い戻しを受けた場合、返還されたポイントの有効期限は延長されますか?   A: いいえ。返却されたポイントは元の取得日を維持し、90日の有効期限ルールに従い続けます。IGGMプラットフォームは返金のために有効期限をリセットまたは延長しません。返却されたポイントは有効期限切れにならないよう、できるだけ早くご利用ください!
View full article
Regarding the issue of the S32K144's PWM frequency changing periodically. I'm currently developing for the NXP S32K144 and have encountered a problem. Using the EB configuration tool, I've configured the four output channels of FTM0 and called `PWM_Init();setdutycycle(8129)` in the code. In the configuration, I selected center-aligned mode, no dead time, and no binding with other channels. The period was set to 0.00125, and each channel was in independent mode, resulting%的方波,这显然不对,我希望是25% in a 250µs duty cycle of 20%. So, I changed the duty cycle to `setdutycycle(16339)`, but this resulted in an incorrect waveform. The channel now alternates between a 150µs square wave with a 66% duty cycle and a 100µs square wave with a 50% duty cycle. Why is this happening? This is my actual waveform. In fact, it's clear that I have two problems: 1. Why is my PWM duty cycle setting off incorrectly? 2. Why is my PWM cycle constantly changing? Re: 关于S32k144的pwm频率会周期变化的问题 Hi Please tell me which version of Real-Time Drivers for S32K1 you are testing, or which previous version of AUTOSAR MCAL for S32K1 devices ? Please note that MCAL support for MPC5xxx and S32K1xx devices has been discontinued. Further support requires approval from the marketing team; please contact your NXP sales representative for assistance. Best Regards, Robin Re: 关于S32k144的pwm频率会周期变化的问题 I'm not sure which version of the software you're using, but you need to pay attention to the Loading Point settings. Please refer to the following two discussions: Changing FTM_PWM period and duty cycle S32K116 PWM output problem
View full article
S32K3 FS26 新しいWDG期間が動作しません こんにちは、 私のボードでは、電源投入リセット後、FS26ウォッチドッグ周期を次のように設定します。 無限 初期化中。その後、デバッグモードを終了してノーマルモードに入ります( SBC_FS26_FS_STATES_ADDR は 0xB )。 その後、ウォッチドッグ期間を次のように変更します。 64ミリ秒 (スクリーンショットに示されているように)ウォッチドッグの更新(フィード)を1回実行し、戻り値が成功を示します。 WD_RFR_CNT 1ずつ増加し、 SBC_FS26_FS_WDW_DURATION_ADDR 与える 0xB0CD は、期間が 64 ms に正常に更新されたことを確認します。 しかし、この時点以降に番犬に餌を与えるのをやめると、 エラーやリセットは発生しません。 対照的に、ウォッチドッグ周期を64msに設定すると 初期化中 デバッグモードを終了した後、ウォッチドッグにフィードしない する 想定どおりリセットが発生します。 レジスタへの書き込みとリフレッシュの両方が成功しているにもかかわらず、ノーマルモードで周期を無限から64msに変更した場合、ウォッチドッグが有効にならないのはなぜですか? Jason22_0-1785918605528.pngJason22_0-1785918605528.pngJason22_0-1785918605528.png S32K344 RTD7.0.0 FS26 6.0.0 S32DS3.6.4 EB30.0 BR、 ジェイソン Re: S32K3 FS26 new WDG period not work こんにちは、 おお!返信時にアカウントを変えるのを忘れていました。Jason07は私の別のアカウントです。 BR、 ジェイソン Re: S32K3 FS26 new WDG period not work こんにちは、 ご返信いただき、誠にありがとうございます。 ウォッチ ドッグの期間をこう設定した理由は 初期 化中の無限 とは、ドライバーコードによれば、特定の操作は周期が無限である場合にのみ行われることを意味します。例えば、 Sbc_fs26_InitDevice() 関数の実行中にINIT_FSを閉じ たり、 故障エラーカウンターを消 すために Sbc_fs26_WdRefresh inside Sbc_fs26_ClearFaultErrorCounter を呼び出し たりします。 Jason07_1-1785986004068.pngJason07_1-1785986004068.pngJason07_1-1785986004068.png Jason07_2-1785986074130.pngJason07_2-1785986074130.pngJason07_2-1785986074130.png 期間を有限値に設定すると、 Sbc_fs26_WaitFailsafeRelease は Sbc_fs26_FsxbRelease 内で E_NOT_OK を返し、FS26 は FS_STATES_FS0B_ASSERT 状態、移行できない FS_STATES_NORMAL_FS 。 Jason07_0-1785985959468.pngJason07_0-1785985959468.pngJason07_0-1785985959468.png BR、 ジェイソン Re: S32K3 FS26 new WDG period not work こんにちは、 INIT_FSが閉じられた際にウォッチドッグが無効化されたため、ウォッチドッグはアクティブになりません。 WDW_PERIOD[3:0] = 0000 に設定すると、無限に開くウィンドウが選択されます。FS26ウォッチドッグ仕様によると、ウォッチドッグウィンドウは初期化フェーズ中のみ無効化でき、無効化は初期化フェーズが閉じられた時点で有効となります。このように無効化されたウォッチドッグは、有限値をFS_WDW_DURATIONに書き込むことでNORMALモードで有効化することはできません。 レジスタの読み取りが成功したことで、新しいWDW_PERIODフィールドが書き込まれたことが確認され、WD_RFR_CNTの値がインクリメントされたことで、更新が受け入れられたことが確認できます。これらの観測結果は、ウォッチドッグタイムアウト監視が再び有効になったことを示すものではありません。 ウォッチドッグタイマーが初期化時に有限期間で有効化されている場合、実行時における期間変更がサポートされます。したがって、長い初期化間隔が必要な場合は、INIT_FS 中に有限のウォッチドッグ期間を設定してください。たとえば、最大有限期間を 1024 ms に設定してください。ノーマルモードに入ると、周期を64msに変更できます。新しい有限期間は、次回の監視システム更新後に有効になります。 この動作は、初期化時に64msの設定時にリセットが起こる理由も説明しています。この場合、INIT_FSが閉じるとウォッチドッグが有効化されます。 petervlna_0-1785930476258.pngpetervlna_0-1785930476258.pngpetervlna_0-1785930476258.png セーフティの観点から、ウォッチドッグ無効化で無限状態に到達します。比較はハードウェアにあり、フラグはマッチ中に必ず上がるからです。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: S32K3 FS26 new WDG period not work こんにちは、 観測された動作に基づくと、NORMAL_FSでWDW_PERIODをInfinite Open Windowから64 msに変更した後、FS26ウォッチドッグ監視が開始されないようです。 レジスタへの書き込みは、読み出し値(0xB0CD)によって確認され、WD_RFR_CNTのインクリメントによって示されるように、ウォッチドッグのリフレッシュコマンドは引き続き受け入れられます。しかし、更新が停止された後にウォッチドッグのタイムアウト反応が全く見られないことから、ウォッチドッグ監視自体がアクティブではないことがわかる。 ウォッチドッグ期間が「無限オープンウィンドウ」に設定されている場合、Sbc_fs26_NormalFSSequence() は即時ウォッチドッグ更新を発行して INIT_FS を閉じます。同様に、Sbc_fs26_ClearFaultErrorCounter() は、連続したウォッチドッグのリフレッシュを使用して障害エラーカウンタをクリアします。これは、無限モードではウォッチドッグウィンドウのタイミング制限がないためです。 有限のウォッチドッグ期間を設定すると、ドライバは異なる経路をたどります。ウォッチドッグの更新は有効なウォッチドッグウィンドウと同期されなければならず、ドライバーは連続した即時リフレッシュの代わりにウォッチドッグタイミング機構(pfWdgNotification、タイマー同期、Sbc_fs26_TimeWaitClearFault())を使用します。 petervlna_0-1786002507583.pngpetervlna_0-1786002507583.pngpetervlna_0-1786002507583.png Re: S32K3 FS26 new WDG period not work こんにちは、@Jason22 この問題は解決できましたか? Sbc_fs26_InitDevice の呼び出し後、 FS26 を FS0B_ASSERT 状態から NORMAL_FS 状態に正常に移行できましたか? ありがとう。 Re: S32K3 FS26 new WDG period not work ご回答ありがとうございます。 Re: S32K3 FS26 new WDG period not work Hello@Djuric ノーマルモードは、ウォッチドッグ周期が無限大に初期化された場合にのみ入ることができます。ウォッチドッグ周期の初期値が有限の場合、通常モードには入ることができません。
View full article
请帮我续订我的S32DS5.5许可证 大家好, 我的S32DS5.5许可证已过期,但我还有一些旧项目需要用到它。请帮我续费。 谢谢! JoaquinL_0-1785918181438.png BR,华金 Re: Please help renew my S32DS5.5 license 你好, 您的S32DS许可证已延期。请使用您之前的激活码重新激活S32DS。
View full article
ddr_stress_tester 无法在某些 DDR 内存条上运行 我使用 ddr_stress_tester 工具已经很多年了,但今年我发现该工具无法很好地处理一些较新的制造工艺 DDR(20nm 或 25nm DDR),我们发现当我选择 CPU 频率时,二进制文件会卡住。例如, winbond w631gu6rb 和 ISSI IS43TR166640C-125JBLI-TR。顺便一提,CPU 型号是 mx6solo/dl。 i.MX6DL Re: ddr_stress_tester cannot work on some DDRs 该症状更有可能与 DDR 初始化/MMDC 设置或板级裕量有关,而不是与 DDR 芯片工艺节点本身有关。我查阅了 NXP 库/社区路径,按部件号、工艺节点和“CPU 频率”等关键词查找,但没有找到任何 NXP 官方文档中说明 i.MX6Solo/DL ddr_stress_tester 程序因 DDR3 为 20 nm/25 nm 而挂起的具体问题,也没有找到任何与 Winbond W631GU6RB 或 ISSI IS43TR166640C 相关的具体信息。 我首先会检查以下内容: 请使用 i.MX6/7 DDR 工具流程,而不是旧的固定脚本。 i.MX6/7 DDR 工具旨在根据实际设备配置(密度、片选、总线宽度、电路板布局/交换等)生成和测试自定义 DRAM 初始化,并且它们明确涵盖i.MX6DL/S设备。 如果您更改了 DDR 供应商或 DDR 几何/时序,请使用 DRAM 寄存器编程辅助/DDR 工具流程重新生成 .inc 初始化脚本;NXP 指出,脚本“可能需要针对您的定制板和内存进行修改”。 不要假定旧的校准值仍然适用。 该压力测试工具可对 i.MX6 板执行写入均衡、DQS 门控、读/写延迟校准和压力测试。 如果在选择频率后立即卡住,则在校准完成之前,DDR 可能已经处于临界状态。NXP 社区针对类似的 i.MX6 DDR 压力测试挂起问题提供的指导指出,问题可能出在 MMDC 参数不正确、电源欠压、电路板噪声或布局问题上。 检查DDR电压/模式和频率选择 i.MX6Solo/DualLite DDR 焊盘支持 LPDDR2 和 DDR3/DDR3L 模式。 对于 DDR3/DDR3L I/O 供电,i.MX6Solo/DL 数据手册摘录显示, DDR3 的 OVDD 为 1.425–1.575 V , DDR3L 的 OVDD 为 1.283–1.45 V。 i.MX6 DDR 压力测试工具支持135 MHz 至 672 MHz之间的 DDR 压力测试;首先选择一个保守的 DDR 频率,然后在校准通过后逐步提高频率。 审查刷新时间 有一个 i.MX6 案例,通过修正 MMDC0_MDREF,将 tREFI 从3.9 µs 改为 7.8 µs,解决了低频挂起的问题。 NXP 文档还指出 MMDCx_MDREF 寄存器控制 DDR 刷新行为,并指出某些 DDR3 设备需要根据温度进行刷新更改,例如。温度≤85℃时刷新周期为64毫秒,温度高于85℃时刷新周期为32毫秒。 消除已知的工具环境挂起原因 如果从 U-Boot 运行,请禁用启动画面/IPU 或任何可能仍然访问动态随机存取存储器 (DRAM) 的 DMA;NXP 指出,活动的 IPU/启动画面访问可能会导致系统在 DDR 压力测试期间挂起。 检查看门狗熔丝/配置是否已启用;NXP 指出,在 i.MX6Solo 上,当 DDR_Stress_Tester 执行校准或压力测试时,看门狗可能会重置设备。 如果您使用的是 JTAG 版本,据报道,i.MX6 在 DDR 频率选择后停止运行,指导意见是检查 JTAG 模式/连接,并使用简单的 SDK DDR 测试以及信号/电源探测。 我的建议:为每个新的 DDR 芯片重新生成 DDR 初始化脚本,从较低的 MMDC/DDR 频率开始,根据 DDR 数据手册验证 MDREF/时序值,然后重新运行校准。如果仍然卡在 CPU/DDR 频率选择界面,则在该转换期间示波器显示 DDR 电源轨和时钟,并比较旧的正常工作的 DDR 和新的 Winbond/ISSI 部件之间的 MMDC 寄存器值。 首先应该将这个问题视为 i.MX6Solo/DL DDR 初始化和裕量问题;我没有找到证据表明 NXP 将 20 nm/25 nm DDR3 工艺本身认定为 ddr_stress_tester 不兼容。
View full article
Replacement of some IIC drivers for K312 RTD3.0.0 to RTD6.0.0 Hi I'm currently encountering an IIC slave clock suspension issue in RTD 3.0.0, which I've found to be related to the IIC clock extension function. Following a recommendation from the FAE, it was stated that this issue doesn't exist in the 6.0.0 driver. Due to project timelines and based on the principle of minimal changes, I will...The IIC driver files were extracted from version 6.0.00 and placed in version 3.00.In the RTD, I found it wasn't working properly. After the changes, the IIC couldn't exit the interrupt once it received data. I would like to ask: 1. Has anyone tried this operation (3.00RTD)?(I've replaced some drivers with version 6.00). Do you support this change? Do I have any other related drivers that haven't been ported yet? 2. I discovered an IIC change item in version 6.0.00, which was fixed in version 4.00. Version 5.00 inherited this fix, but version 6.00 reverted to the logic of version 3.00. However, in the 6.00 release...There is no related description in the notes. Did version 6.00 make other changes to fix this bug? static void Lpi2c_Ip_SlaveIRQHandlerInternal(uint8 Instance) { LPI2C_Type *BaseAddr; Lpi2c_Ip_SlaveStateType * Slave; boolean StopDetect = FALSE; boolean RepeatStartDetect = FALSE; BaseAddr = Lpi2c_Ip_pxBase[Instance]; Slave = Lpi2c_Ip_pxSlaveState[Instance]; StopDetect = LPI2C_Get_SlaveSTOPDetectEvent(BaseAddr); RepeatStartDetect = LPI2C_Get_SlaveRepeatedStartEvent(BaseAddr); /* Check address valid and tx/rx event */ Lpi2c_Ip_SlaveCheckDataEvent(Instance, BaseAddr, Slave); if (RepeatStartDetect) { Slave->RepeatedStarts++; if ((1U == Slave->RepeatedStarts) && (Slave->Is10bitAddress)) // This has been modified in version 4.00 { RepeatStartDetect = FALSE; LPI2C_Clear_SlaveRepeatedStartEvent(BaseAddr); } } if ((TRUE == StopDetect) || (TRUE == RepeatStartDetect)) { /* Stop/repeated start detected */ Lpi2c_Ip_SlaveStopDetectHandler(BaseAddr, Slave); if (TRUE == StopDetect) { /* reset repetead starts for a new transfer */ Slave->RepeatedStarts = 0U; } } /* Check for slave errors */ Lpi2c_Ip_SlaveCheckErrorEvent(BaseAddr, Slave); } Related bug: ARTD-6112 Reyna_pan45_0-1785920300296.pngReyna_pan45_0-1785920300296.png Re: K312 RTD3.0.0到RTD6.0.0 IIC部分驱动更换 Hi @Reyna_pan45  We do not recommend mixing code from different RTD releases, as this combination has not been validated. For this reason, we can not guarantee the expected functionality or behavior when components from different releases are used together. Regarding ARTD-81841, in the most recent releases this issue is tracked under ARTDCC2-91. It is currently a known issue and, unfortunately, there is no available workaround at this time, as shown in the image below. VaneB_0-1785963496184.pngVaneB_0-1785963496184.png Sorry for any inconvenience this may cause. BR, VaneB Re: K312 RTD3.0.0到RTD6.0.0 IIC部分驱动更换 Hi @VaneB  Is there any more relevant description about this bug? I found during testing that modifying item ARTD-81841  can alleviate some issues (when frequently switching interrupts), even if the root cause cannot be identified. Re: K312 RTD3.0.0到RTD6.0.0 IIC部分驱动更换 Hi @Reyna_pan45  At this time, this is all the information available, as the investigation is still ongoing. We apologize for any inconvenience this may cause. Re: K312 RTD3.0.0到RTD6.0.0 IIC部分驱动更换 Can NXP engineers solve this problem as soon as possible, as we encountered it during the development process and caused inconvenience, and our customers are also chasing us to solve it as soon as possible. Thank you!
View full article
S32K314 CAN 発行 私はS32K314を使っていますが、最近テスト中に発振器がショートしてしまい、CANに関する問題が発生しました。 回復後、SPI、ADCを監視しました。これらのモジュールは正常に動作しますが、CANモジュールは通常通り動作しません。 デバッカはこれらの情報を表示しますが、この状態ではCANの受信や送信ができません。 どうしてこんなことが起きたのか、そしてSWでこの故障をどうやって回復すればいいのでしょうか?   Re: S32K314 CAN issue こんにちは、 ご返信ありがとうございます。 「Mcu_ClockSourceFailure_Notification」にテストコードを追加しようとしましたが、この通知はトリガーされません。 ソフトウェア側からは、この問題が起きてCANモジュールをリセットするにはどうすればいいのでしょうか? よろしくお願いします。 下記は、ご指摘いただいたレジスタの値です。 MCR CTRL1 CBT: FDCBT: ECR ESR1 Re: S32K314 CAN issue こんにちは、 提供されたスクリーンショットから、受信エラーカウンタ(RXERRCNT)が増加している一方で、TXERRCNTは0のままであり、ESR1が送信試行中であることを示しているにもかかわらず、典型的な送信関連の問題とは完全には一致しません。 発振器のショートサーキットがクロックに影響を及ぼし、例えば回復後のCANビットタイミングの誤差を引き起こす可能性があります。しかし、現在の情報だけではこれを裏付けるには不十分である。 以下の情報を提供していただけますか: FlexCANレジスタ(MCR/CTRL1/CBT/FDCBT、ECR、ESR1を含む)のより広い範囲 モジュールおよびCANプロトコルのクロック構成は、 故障時に記録されたTX、RX、CANバスの測定値は? FlexCANモジュールのクロックとCANプロトコルのクロックが動作し、期待される周波数であれば、FlexCANモジュールのソフトウェアリセットを実行し、モジュールの初期化を完全に行い、通信が回復しているか確認することもできます。 BR、ペトル Re: S32K314 CAN issue こんにちは、 Mcu_ClockSourceFailure_Notification()が入力されていない場合、私の最初の仮定は、対応するMCU割り込み/通知経路がプロジェクト内で設定または有効化されていないということです。 以下を確認していただけませんか: 影響を受けるクロックソースに対してクロックモニタリング(CMU)が有効になっているかどうか。 CMU割り込みが有効になっているかどうか。 MCUモジュールがクロック障害検出時にMcu_ClockSourceFailure_Notification()を呼び出すように設定されているかどうか。 また、発振器ショートサーキットイベント後にCMUおよびRGMの状態レジスタを検査し、クロック障害が実際に検出されているかを確認することも有用です。 FlexCANレジスタダンプから、モジュールは有効化され、バスと同期している(SYNCH=1)ように見えますが、RXERRCNTが増加し、TXERRCNTは0のままで、バスアクティビティがありません。表示されているビットタイミングレジスタ(CTRL1、CBT、FDCBT)には有効なCANタイミング設定が含まれていないようですが、強化されたCANビットタイミングを使用し、実際のタイミングがそれぞれの強化CANビットタイミングレジスタを通じて設定されている場合は予想されるかもしれません。 したがって、CANリセット戦略を実装する前に、クロック障害イベントが検出されているかどうか、通知機構が適切に設定されているかを確認することが望ましいです。 BR、ペトル
View full article
关于存储在 NVM 密钥目录中的 ECC 公钥的 安全散列算法(SHA)-512 校验和的问题 尊敬的恩智浦专家: 我们有一个关于 HSE 关键管理功能的问题。 我们正在使用 带有 HSE-B 的 S32K312 ,并将 ECC 公钥 存储 在 NVM 密钥目录 中 。 在我们的应用中,我们需要获取存储在 NVM 密钥目录中的 ECC 公钥的安全散列算法(SHA)-512 哈希值。 密钥存储后,我们希望通过比较其安全散列算法(SHA)-512 哈希值来验证它是否已正确存储。 例如: 令K为存储在 NVM 密钥目录中的 ECC 公钥。 我们想要获取SHA-512(K) 的值。 HSE 是否提供任何 API 或机制来获取 存储在 NVM 密钥目录中的密钥的 SHA-512 哈希值 ? 如果没有,是否有推荐的方法来计算或验证 存储在目录中的密钥的 安全散列算法(SHA)-512(K) 值? 感谢您的支持。 Re: Question About SHA-512 of an ECC Public Key Stored in the NVM Key Catalog 我得到了它。感谢您的支持 Re: Question About SHA-512 of an ECC Public Key Stored in the NVM Key Catalog 你好@NghiaLX308 目前没有 API 允许用户直接对密钥材料执行 安全散列算法(SHA)-512。 作为一种变通方法,您可以导出 ECC 公钥(使用服务 HSE_SRV_ID_EXPORT_KEY),然后执行 SHA-512 操作(使用服务 HSE_SRV_ID_HASH)。由于 ECC 公钥不是秘密的,因此可以以明文形式导出。无需以加密或认证格式导出。 此致, Lukas
View full article
サスペンド中に短いノイズパルスによってトリガーされるGPIOウェイクアップ こんにちは、NXPチームの皆様、 カスタムボード上でi.MX8MPを使い、Linux BSP LF-6.12.20を使用しています。複数のGPIOピンがウェイクアップソースとして設定されている。 問題点:EMC過渡試験(ESD)中に、これらのGPIOライン上の短いノイズパルスによって、サスペンド状態だったシステムが誤って起動してしまう。 ソフトウェアデバウンスではこの問題は解決できないことがすでに確認されています。ウェイクアップの決定はCPUが一時停止中にハードウェアによって行われ、GPIO割り込みハンドラ(GPIOキーのデバウンスを含む)はシステムが再開した後にのみ実行されるため、ソフトウェア自体がウェイクアップを防ぐことはできません。 Linuxドライバー(LF-6.12.20)やi.MX8MPのリファレンスマニュアルも確認しましたが、GPIOウェイクアップパス用のハードウェアフィルターは見つかりませんでした。この理解が正しいかどうか確認してください。 質問: 1. i.MX8MPには、ウェイクアップピン上の非常に短いパルスを無視するためのハードウェアオプション(GPIO、GPC、またはATF経由で設定可能)はありますか?(例えば、グリッチフィルタや最小パルス幅設定など)これにはレベルトリガーモードも含まれます。レベルを一定時間保持する必要があるのか、それとも瞬間的なパルスでもウェイクアップがトリガーされるのか? 2. そのようなハードウェアオプションが存在しない場合、NXPはこの種の誤起動に対してどのような解決策を推奨していますか?GPIOウェイクアップ入力のESD保護に関するアプリケーションノートがあれば教えていただけると助かります。 3. Cortex-M7がウェイクアップ信号をチェック・フィルタリングし、A53がサスペンド状態のままにするNXPのリファレンスデザインはありますか? プラットフォーム:i.MX8MPカスタムボード、BSP:LF-6.12.20 よろしくお願いいたします。 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: GPIO wakeup triggered by short noise pulses during suspend こんにちは、 @Leo_dev お元気でお過ごしのことと思います。 Q1. あなたの理解は正しいです。i.MX8MPのGPIO/GPCウェイクアップパスには、ハードウェアグリッチフィルタ、最小パルス幅設定、デバウンスレジスタがありません。 Q2. オンチップの解決策がないため、推奨される設計はPADにフィルターを追加することです。 Q3. はい、この種のアーキテクチャに関する主要なNXPリファレンスである「i.MX 8M Low Power Design By M Core Running In System Suspend」AN13400 を参照してください。 よろしくお願いいたします。 サラス。
View full article
MINISASTOCSI 最新原理图 大家好, 请问您能否帮忙分享一下MINISASTOCSI的最新原理图? Re: MINISASTOCSI Latest Schematics 嗨@ramkrish , MINISASTOCSI 板的最新版本是 A1。 我已将文件发送到您的邮箱,供您参考。 如果您在接收过程中遇到任何问题,或者需要与此次电路板修订相关的任何其他信息,请告诉我。 此致, 查维拉 Re: MINISASTOCSI Latest Schematics 嗨@Chavira 已收到,谢谢。
View full article
IGGM积分系统及规则详解 | 如何赚取积分、兑换积分以及更多? 为了向玩家提供更具性价比的游戏产品和服务,IGGM平台正式推出全新积分系统,旨在让您在享受更优质购物体验的同时,花费更少!   下面,我们将详细介绍您需要了解的一切:如何高效赚取积分、如何用积分享受折扣或兑换丰厚奖励,以及如何叠加 VIP 福利以最大程度地节省开支。   使用积分系统前 - 需要注册   请注意,IGGM 的新积分系统仅对新注册并登录的用户开放。如果您尚未注册或登录,则需要进行注册或登录才能访问签到和积分页面。   如何赚取积分?   在 IGGM 积累积分非常简单直接,主要通过两个渠道:每日签到和订单奖励。   1.每日签到   只需点击 IGGM 签到中心页面上的“今日签到”按钮即可完成签到;按钮变为“已签到(明天再来)”后,您的积分就已成功计入!或者,您也可以点击日历上的当前日期进行签到。   一键入住(彩蛋)   这里面藏着个小彩蛋!如果您忘记当天签到,直接进入优惠券兑换页面,只需点击列表底部的“小火箭”表情符号即可立即签到 - 无需返回签到中心。您仍然可以因连续签到而获得递增奖励。   请注意PC版和移动版在视觉上的差异!对于 PC 用户来说,只有当你将光标悬停在小火箭上时,它才会开始摇晃并喷出火焰;单击一下即可发射火箭并获得你的签到积分。对于手机用户,火箭图标会持续摇晃——只需点击它即可签到并立即获得积分!   其他入住登记   此外,IGGM还提供以下便捷的日常签到方式:   1. 在优惠券兑换页面点击“立即前往”前往登记中心。   2. 点击首页底部的优惠券部分,进入签到中心。   3. 点击 IGGM 上任何产品页面底部的横幅,即可进入登记中心。   连续签到可获得额外奖励   IGGM的签到系统奖励一致性。如果您不间断地签到,您的每日积分将随着时间的推移而增加:第一天 5 分,第二天 6 分,第三天 8 分。从第四天开始,只要你保持连续参与,你每天都将持续获得最高奖励 10 点。   注意:如果您在购物过程中通过产品页面上的签到横幅进行签到,完成签到并触发积分累积后,您可以通过页面底部的“返回购物”返回到您的原始页面。您不必担心购物进度会受到影响!   中断后重置   如果你错过一天或因任何原因中断连续记录,你的进度将重置为零。您的下次入住将恢复到第一天的 5 积分制。请注意,每日签到重置时间取决于服务器的时区;请务必准时签到,以免因网络问题或其他中断而丢失进度。   2. 订单积分   此外,每当您在 IGGM 平台上下单时,系统都会根据您的订单小计金额奖励您积分。   积分累积速度:1 美元 = 1 积分   在标准情况下,您实际消费的每一美元都可以直接转化为1积分。为了简化涉及小数的订单金额的计算,IGGM 在确定所获积分时会四舍五入到最接近的整数。例如,如果您支付 17.35 美元,您将获得 17 个积分;如果您支付 34.86 美元,您将获得 35 个积分。   为确保小额交易的系统效率,订单支付的小计金额必须至少为 1 美元才能触发积分累积;低于 1 美元的订单不会产生任何积分。   此外,所有订单的积分只有在订单状态正式变为“已完成”后才会由系统自动计入您的账户;积分数量与符合条件的购买金额相对应。   新用户福利:10倍积分奖励   IGGM 为新用户准备了欢迎礼物!您在 IGGM 上的第一笔付费订单将自动获得丰厚的 10 倍积分奖励(即每消费 1 美元即可获得 10 积分)。   请注意计算方法:先将小计金额四舍五入到最接近的整数,然后乘以 10 以确定您的首单积分。例如,如果您的第一笔订单小计为 17.35 美元,您将获得 170 积分(17.35 美元 → 17 × 10 = 170 积分),而不是先乘以 10 再四舍五入(17.35 美元 × 10 = 173.5 → 174 积分)。   但是,如果您的首单小计金额不足 1 美元,您将不会获得任何积分,并且您作为新用户的首单优惠将被用完。因此,IGGM 建议您在首次下单时购买您需要的高价值商品,以充分利用 10 倍积分奖励。   由于此优惠价值巨大,首单积分将在订单成功送达并通过安全审核后发放,前提是24小时内没有发生退款。   您可以在 IGGM.com 的“我的账户 → 我的订单”部分查看完成订单后获得的具体积分。如果您刚刚完成付款但没有立即看到积分,请不要担心 - 只需稍等片刻即可。   点值和有效性   了解积分的价值有助于你更好地利用它们。在IGGM积分系统中, 100分=1美元 (意味着每分约值0.01美元)。   请注意,积分并非永久有效;每个积分自获得之日起 90 天后过期。IGGM 采用用户友好的滚动过期政策:第 1 天获得的积分将在第 91 天结束时过期。滚动到期的具体计算时间取决于您帐户 IP 地址的时区。   您可随时在账户的“我的积分”页面查看积分即将到期的通知,以确保您不会错过任何优惠。   积分有多种使用方式:直接现金抵扣和优惠券兑换   在 IGGM 上购买商品时,您可以选择使用累积的积分直接抵扣订单的现金费用,或者在IGGM 优惠券兑换中心兑换大幅折扣。完全由你选择!   选项A:结账时直接现金扣款   在结账页面,您可以使用账户余额中的积分来减少当前订单的费用。但是,为了维护 IGGM 积分系统的完整性,可以用积分抵扣的订单总额比例与您的订单小计直接相关。   请参考下表,了解基于订单小计范围的具体扣减比例:   订单小计范围最大扣分率 1.00 美元 - 9.99 美元 5% 10.00 美元 - 49.99 美元         8% 50.00 美元 + 10%   关于使用积分抵扣现金的重要说明:   1.只有成功完成的订单才能获得积分;自愿取消的订单、被标记为涉嫌欺诈的订单或全额退款的订单均不符合获得积分的条件;   2.您的首单积分不会立即到账;积分将在成功发货后 24 小时内发放,前提是没有发生退款;   3.如果涉及积分的订单发生部分退款,系统将扣除相应的积分(根据退款金额四舍五入),并返还已消耗的积分。返还的已消费积分 = 已消费积分 × (退款金额 / 小计金额) ;   4.积分可与VIP折扣同时使用;   5.不能与折扣码或现金券同时使用;   6.不可兑换现金;   7.不可提取现金;   8. 不能在账户之间转移;   9.IGGM.com 保留对所有积分相关政策的最终解释权。   选项B:兑换折扣码或现金券   您还可以访问积分兑换页面,将积分(100 至 500 积分不等)兑换成折扣码(各种折扣)或现金券(需满足最低订单要求)。例如,只有当您的订单小计金额达到或超过 100 美元时,才能使用 10 美元的现金优惠券。如果您的商品小计金额低于 100 美元,优惠券将不会在结账时自动显示。   积分消费折扣码现金券(最低)订单要求) 100 3% $1(订单金额≥10美元) 200 4% $3(订单金额≥$30) 300 5% $5(订单金额≥$50) 400 8% $8(订单金额≥$80) 500 10% $10(订单金额≥$100)   所有折扣码和现金券每周限量 30 个,先到先得!不同的颜色清楚地表明了当前的库存状态:绿色表示剩余 21-30 个,橙色表示剩余 11-20 个,红色表示剩余 1-10 个。当库存降至零时,将显示“缺货”。别担心,下周再来就好!   顺便一提,如果您忘记当天签到,此优惠券页面上的小火箭表情符号就是您快速签到的方法!只需轻轻一点,摇晃一下小火箭,你的积分就到账啦!   优惠券固然好,但请记住,所有折扣码或现金券的有效期仅为 3 天。请谨慎兑换积分,并确保您想购买的商品有库存,以免浪费积分。   您可以在“我的账户 → 我的优惠券”页面查看您的优惠券及其当前到期状态。   注意:您可以通过 IGGM 主页底部的“优惠券中心”快速访问优惠券兑换页面。我们建议您将此页面添加至书签,以便日后方便办理入住和兑换手续,从而节省您的时间和精力。   关于积分兑换券的说明:   1.每周每项奖励仅限前30 名用户,先到先得。   2.所有折扣码和现金券在兑换时都需要进行CF验证。   3.已兑换的折扣码/现金券自兑换之日起3天内有效。   4.每笔订单只能使用一个折扣码/现金券。不能与VIP折扣或积分扣除同时使用。   5.折扣码/现金券不适用于礼品卡和充值服务。   6.已兑换的折扣码、现金券和免费订单一经领取,概不退换。   7.IGGM.com保留最终解释权。   隐藏选项C:直接兑换游戏内货币/物品(即将推出)   除了优惠券外,IGGM 还将很快在兑换页面添加选项,允许您直接将积分兑换成特定的游戏内物品,例如 Monopoly GO 卡牌、Diablo 4 材料或 POE 1/2 货币。   当您达到积分要求并点击兑换时,会弹出一个窗口提示您输入游戏所需的配送详情。准确填写信息并完成验证后,系统将自动生成免费订单并将其显示在优惠券订单列表中;您只需等待安全送达即可。更多积分兑换功能和选项即将推出——敬请期待!   如果在兑换验证过程中遇到错误,请检查您的网络连接,并使用可靠的 VPN 重试。   此外,鉴于虚拟物品的特殊性,一旦订单开始处理,则无法退货或换货;但是,如果由于 IGGM 平台的问题导致交付失败,则已使用的积分将全额退还。   VIP等级及福利   IGGM 为 VIP 会员提供根据累计消费额度分级的折扣。一旦您的累计消费达到特定门槛,您将自动解锁永久VIP折扣:   VIP 1:消费满 1000 美元,即可享受 1% 的折扣。   VIP 2:消费金额(≥ 1,000 美元且 < 3,000 美元),即可享受 2% 的折扣。   VIP 3:消费金额(≥ 3,000 美元且 < 6,000 美元),可享 3% 折扣。   VIP 4:消费金额(≥ 6,000 美元且 < 10,000 美元),可享 4% 折扣。   VIP 5:消费满 10,000 美元,即可享受 5% 的折扣。   折扣叠加规则:   VIP折扣可以与积分减免同时使用。 VIP折扣不能与折扣码或现金券叠加使用。   结账时,您可以选择以下两种方式之一:   选项A:折扣码或现金券(单独使用) 方案B:VIP折扣+积分抵扣(注:折扣码和现金券不适用于礼品卡或充值服务。)   叠加折扣,最大程度节省开支   结账时如何才能节省最多费用?IGGM 根据我们的 VIP 等级和积分兑换规则设计了一套智能结账系统。   在 IGGM,VIP 折扣与直接积分扣除可完美叠加。但是请注意,已兑换的折扣码或现金券不能与 VIP 折扣或积分扣除同时使用。此外,每笔订单只能使用一张优惠券。   结账时,系统会自动比较“选项 1(VIP 福利 + 直接积分扣除) ”和“选项 2(单次折扣码或现金券) ”的最终成本,为您选择最具性价比的选择,省去您手动计算的麻烦。哪个选项最划算将显示在该选项旁边(最佳性价比)。当然,如果您对优惠券和积分的使用有自己的偏好,您可以自由选择您喜欢的折扣方式。   退款和积分返还   IGGM的退款政策允许您在交货完成前的任何时间申请退款。但是,对于这种情况下的积分退款和返还,我们有具体的规定:   情况一:全额退款   如果您因个人原因取消订单,涉嫌欺诈或需要全额退款的订单将不会获得积分;此外,此类订单中已使用的积分也不会退还。   但是,如果由于 IGGM 的原因导致全额退款,则该订单消耗的积分将全额退还到您的账户。   情况二:部分退款   如果涉及奖励积分的订单由于特殊情况而进行部分退款,系统将按退款金额的比例退还已消耗积分的一部分。当然,您原本在订单完成后应获得的积分返还也会进行调整;相应的积分将根据退款金额扣除,金额四舍五入到最接近的整数。   以下是退款时计算积分返还的公式:   已退还积分 = 已消耗积分 × (退款金额 / 小计金额) 扣除已赚取积分 = 小计金额 - 退款金额(四舍五入到最接近的整数)   全新的IGGM会员积分系统旨在为您提供更多可行的长期游戏购买折扣选择。每一分积分都是我们对您支持的真挚感谢。   立即登录您的 IGGM 账户,前往签到中心开始累积积分,体验前所未有的更智能、更有奖励的结账流程!   关于IGGM积分系统的常见问题   Q1: 我能否将旧账户中的 VIP 5 特权转移到新创建的账户,并在新账户中开始累积签到积分?   A:不。为确保账户安全和平台公平性,VIP 等级和积分被视为个人账户的专属资产。根据我们的系统安全规则,严禁在不同账户之间转移、合并或赠送特权。   Q2:我的账户目前有277积分。如果我购买价值 34.68 美元的商品,并使用我的所有积分获得 2.77 美元的抵扣,但后来由于某些因素收到 15.44 美元的部分退款,我最终会得到多少积分?   A:您最初 34.68 美元的订单根据四舍五入可获得 35 个积分。由于部分退款金额为 15.44 美元,系统将按比例扣除 15 分(四舍五入到最接近的整数)。因此,本次购买获得的净积分将为:35 - 15 = 20 积分。此外,系统还会返还您消耗的积分。根据以下计算公式:已消耗积分 ×(退款金额 / 总购买金额),您将获得 123 积分返还。因此,您的最终账户余额将为 123 + 20 = 143 点。   Q3:我可以创建无限个新的IGGM账户并下小额订单来利用10倍积分的新用户奖励吗?   答:不。IGGM 严禁恶意注册多个账户、利用技术漏洞或操纵订单来获取新手福利。我们的系统配备了严格的反欺诈和风险控制机制:首单的 10 倍积分奖励只有在订单成功交付并通过 24 小时反滥用系统审核后才会发放。如果风险控制系统检测到使用同一 IP 地址、同一设备、同一支付方式或恶意账户关联进行多账户刷钱,平台保留永久封禁相关账户并清空所有已累积收益的权利。   Q4:我刚刚注册了一个账户,我的第一笔订单是一件价值 0.9 美元的小商品。因为金额低于 1 美元,系统没有给我任何积分。然后,我的第二笔订单金额为 100 美元。为什么我的第二笔订单没有获得10倍积分?我的第一笔订单本来就没有获得任何积分,这第二笔订单难道不应该算作我真正的“有效第一笔订单”吗?   A:不。系统会根据你账户下的第一笔付款订单严格识别“新用户优先订单”,无论交易金额如何。排除小计分数低于1美元的门槛是基础平台政策。因此,我们强烈建议新用户在首次购买时合并购物车,并将高价值商品捆绑在首单中,以最大化10倍积分奖励的价值。   Q5:如果网站错误导致我无法当天签到,从而中断了我的连续签到记录,IGGM 将采取哪些措施来补偿我的积分损失?   答:对于由此造成的不便,我们深表歉意。每日签到会根据与服务器时区相匹配的特定时间重置。如果由于网络延迟或错过刷新窗口导致连胜中断,系统将严格执行自动重置策略。我们建议您每天尽早完成签到,并确保网络环境稳定。如果中断最终被证实是由平台的大规模服务器故障引起的,一旦问题解决,将会发布全站官方积分补偿公告。请注意,客服人员没有权限手动更改个人入住记录。感谢您的理解。   Q6:我花了 300 积分兑换了 5 美元的现金券,但我想要的游戏道具在过去几天里一直缺货。结果,这张优惠券在3天内过期,而且没有被使用。缺货是平台的问题,为什么我的 300 积分要白白扣除?   答:很抱歉,奖励一旦在奖励中心兑换,相应的积分将被扣除且无法退款。由于每项奖励每周仅限前 30 位用户,先到先得,且现金券有效期为 3 天,我们强烈建议您在兑换前确认当前产品库存和购买意向,以免现金券意外过期。   Q7:如果我的订单状态为“已完成”,我还能申请退款吗?积分可以退还吗?   答:如果 IGGM 已成功完成交付,并且您已确认订单完成,则很遗憾,我们无法受理退款请求。已花费的积分将不予退还。但是,如果由于我们自身的问题导致 IGGM 未能完成服务(例如,如果 Tycoon Racers 代运服务未能帮助您达到排名第 1),我们将根据退款比例退还您花费的积分。   Q8:为什么我在兑换优惠券时总是遇到错误?   答:优惠券兑换错误通常是由于网络不稳定或系统安全协议引起的。您的IP地址可能被标记为来自高风险地区。我们建议您调整 VPN 设置或连接到其他网络,然后重试。如果问题仍然存在,请联系我们的 24/7 全天候客户支持团队以获得进一步帮助。   Q9:我可以使用脚本或插件来领取每周限量提供的 30 个折扣码/现金券吗?   答:为了确保所有玩家的公平性,我们实施了严格的网络安全措施。兑换任何折扣码或现金券都需要通过验证,因此任何基于脚本的模拟点击都无效。IGGM 保留对任何使用不正当手段(例如多开账号、模拟器或第三方软件)强行领取优惠券的账户取消优惠券并实施账户限制的权利。   Q10:如果我使用积分抵扣费用,但之后由于特殊情况获得退款,退回积分的有效期会延长吗?   答:不会。退回的积分保留其原始获取日期,并继续遵循 90 天的有效期规则;IGGM 平台不会因为退款而重置或延长有效期。请尽快使用返还的积分,以免过期!
View full article
S32K3 高速スタンバイ起動失敗 こんにちは、 高速スタンバイのサンプルプロジェクトで、配列を定義しました。 到着 で .standby_data セクションにありますが、この配列はコードのどこにも使用されていません。ただし、この配列の定義をコメントアウトすると、デバイスは高速スタンバイから復帰できません。そのままにしておくと、ウェイクアップは期待どおりに動作します。さらに、最適化レベルも動作に影響することに気づきました。 -O0 最適化、ウェイクアップ失敗、しかし変更して -オス するとうまくいく。なぜ変数を定義するとうまくいくのか .standby_data このセクションはウェイクアップ機能に影響を与えますか?また、最適化レベルがこれほど大きな影響を与えるのはなぜですか? S32K312 RTD400 S32DS BR、 ジェイソン Re: S32K3 fast standby wake up fail こんにちは、@Senlent ご返信いただき、誠にありがとうございます。住所を0x20408000に変更したことで、以前は失敗していたケースが正常に動作するようになりました。 ちなみに、私の別のThread(S32K3 ADC Optimize DMA Streaming)については、会社のメールアドレスに登録した新しいアカウント(Jason07)で返信しましたが、返信時にアカウント変更を忘れていました。 Re: S32K3 fast standby wake up fail こんにちは、@ Jason22 プログラム内で「arr」配列をコメントアウトするかどうかは、高速ウェイクアップ後のMSPの初期値として使用される__BSS_SRAM_STARTの値に影響します。 この値が小さすぎるとスタックオーバーフローを引き起こすことがあります。 このサンプルプロジェクトでは、この値をスタンバイRAMの終了アドレスである0x20408000に設定することをお勧めします。
View full article
GPIO 唤醒由睡眠期间的短噪声脉冲触发。 您好,NXP团队: 我们在定制板上使用 i.MX8MP,并搭载 Linux 电路板支持包。LF-6.12.20。多个 GPIO 引脚配置为唤醒源。 问题:在 EMC 瞬态测试 (ESD) 期间,这些 GPIO 线路上的短噪声脉冲会错误地唤醒已挂起的系统。 我们已经确认软件防抖无法解决这个问题:唤醒决定是由硬件在 CPU 挂起时做出的,而 GPIO 中断处理程序(包括 gpio-keys 防抖)只有在系统恢复后才会运行,因此软件无法阻止唤醒本身。 我们还查看了 Linux 驱动程序 (LF-6.12.20) 和 i.MX8MP 参考手册,但没有找到任何用于 GPIO 唤醒路径的硬件过滤器。请确认我的理解是否正确。 问题: 1. i.MX8MP 是否有任何硬件选项(在 GPIO、GPC 或可通过 ATF 配置)来忽略唤醒引脚上的极短脉冲——例如毛刺滤波器或最小脉冲宽度设置?这包括电平触发模式:是否需要按住电平至少一段时间,还是任何瞬时脉冲都能触发唤醒? 2. 如果没有这样的硬件选项,NXP 针对这种错误唤醒推荐的解决方案是什么?如有关于GPIO唤醒输入端ESD保护的应用笔记,敬请提供。 3. NXP 是否有任何参考设计,其中 Cortex-M7 检查/过滤唤醒信号,而 A53 保持挂起状态? 平台:i.MX8MP 定制板,BSP:LF-6.12.20 顺祝商祺! i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: GPIO wakeup triggered by short noise pulses during suspend 你好@Leo_dev 希望你一切都好。 Q1. 你的理解是正确的。i.MX8MP GPIO/GPC 唤醒路径没有硬件毛刺滤波器、最小脉冲宽度设置或消抖寄存器。 Q2. 由于没有片上解决方案,建议的设计是在 PAD 中添加滤波器。 Q3. 是的,您可以查看AN13400 “i.MX 8M 低功耗设计,M 内核在系统挂起状态下运行”,这是 NXP 针对此类架构的主要参考文档。 顺祝商祺! 萨拉斯。
View full article
SJA1110経由のPTP こんにちは、 私たちはSJA1110スイッチを介して接続されたPolarFire SoC GEMでPTPをデバッグしています。 我々は以下のことを観察した。 Layer 2上のPTP(ptp4l -2)はスイッチで受信されます(入力カウンターが増加します)が、転送はされません(出口カウンターが増加しません)。 PTP over UDP (ptp4l) は、同じブリッジパスを介して正しく転送されます。 通常のイーサネットトラフィック(ICMP/ARP)も正しく転送されます。 SJA1110で、レイヤ2 PTPフレーム(宛先MACアドレス01:1B:19:00:00:00)をブリッジポート経由で転送するために、特別な処理や追加の設定が必要ですか?レイヤ2 PTPの転送に関して、既知の制限事項はありますか? また、PolarFire SoC GEMでは、UDP over PTP(ptp4l)は完全にサポートされ推奨されているのでしょうか、それともレイヤー2のみがサポート/推奨されているトランスポートなのでしょうか? 何かアドバイスをいただければ幸いです。 Re: PTP over SJA1110 こんにちは、 @Ankur_pixl さん、 典型的なgPTPや時間認識ブリッジのケースでは、スイッチがすべてのgPTPフレームを通常のマルチキャストトラフィックとして透過的に転送することは期待されません。 通常の流れは、スイッチがグランドマスターからgPTPフレームを受け取り、内部Cortex-M7上で動作するgPTPスタックを通じて処理し、接続された下流デバイスに向けて適切なタイムスタンプを持つ独自のgPTPフレームを生成するというものです。   SJA1110通常、レイヤー2オートモーティブプロファイル向けに設定されており、PTP宛先MACアドレスは01:80:C2:00:00:0Eです。このアドレスは802.1AS/gPTPスタイルのレイヤー2トランスポートに使用され、そのようなフレームは通常、単にブリッジされる通常のマルチキャストトラフィックではなく、スイッチのPTP/gPTP機能によって処理されます。   イングレスカウンターが増加する一方で、エグレスカウンターが増加しないというあなたの観察は、レイヤー2のPTPフレームがスイッチに受信されているものの、通常のブリッジパスを経由して転送されていないことを示唆しています。一つの考えられる説明としては、使用されるPTPマルチキャストMACアドレスがSJA1110設定(例えばGeneral Parametersテーブル、DPI構成、L2ルックアップテーブル、その他のPTP/トラップ関連設定項目)によってマッチングされ、フレームが期待される外部エグレスポートに転送されるのではなく、ホストポート、特に内部Cortex-M7ホストにトラップされるというものがあります。   これにより、PTP over UDPや通常のイーサネットトラフィック(ICMP/ARP)が正しく転送される理由も説明できます。これらのフレームは、同じレイヤ2 PTP/gPTP分類ルールに一致しないため、通常のブリッジトラフィックとして処理されます。   SJA1110の設定において、以下の点を確認してください。   1. スイッチでどのPTP宛先MACアドレスが設定されているか、特に一般パラメータテーブルで。 2. PTP/gPTPフレームがホストポートにトラップされるように設定されているかどうか。 3. 内部Cortex-M7ホストがgPTPスタックを実行しているか、トラップされたPTPフレームを受信しているか。 4. 使用される宛先MACアドレスが01:1B:19:00:00:00か01:80:C2:00:00:0Eか。 5. L2ルックアップテーブルまたはマルチキャスト転送設定に、この宛先MACアドレスを必要な外部ポートに転送するエントリが含まれているかどうか。 6. このトラフィックに関して、入力ポートと出力ポートが同じ VLAN および転送ドメインに属しているかどうか。   SJA1110をgPTP/時間認識ブリッジとして使用する場合、通常想定される構成は、元のgPTPフレームを単純に透過的に転送するものではありません。スイッチはgPTPタイミングドメインに参加し、接続されたデバイスに対して対応するgPTPメッセージを生成します。   もしSJA1110を生のレイヤー2 PTPフレームの単純なイーサネットブリッジとしてのみ使用する意図であれば、このトラフィックに対してPTPトラップや特殊処理を無効化または回避し、対応するマルチキャスト宛先MACアドレスをL2転送設定で明示的に許可する必要があります。   PolarFire SoC GEMについては、推奨または完全にサポートされているPTPトランスポートモードについて断言することはできません。SJA1110の観点からすると、ブリッジパスが許可する場合、UDP上のPTPは通常のIP/UDPトラフィックとして転送される可能性があります。しかし、これは必ずしもPolarFire GEMドライバーがハードウェアタイムスタンプでUDPトランスポートをサポートしたり推奨されたりしているという意味ではありません。対応するPTPトランスポートおよびタイムスタンプモードについては、PolarFire SoC GEMドキュメントまたはMicrochipサポートで確認してください。   よろしくお願いいたします。 パベル Re: PTP over SJA1110 こんにちは、 宛先MACアドレスは01:1B:19:00:00:00です。私たちはLinux DSAブリッジでスイッチを使っており、Cortex-M7コアを操作したり設定したりすることはできません。 L2構成でこのトラフィックを通過させるにはどうすればよいでしょうか?ブリッジmdbを使用しましたが、うまくいきません。エントリはインストールされ、オフロード済みとして表示されますが、フレームはポート間で転送されません。これはCortex-M7コアで明示的に設定する必要がありますか? 当社のシステムに関する追加情報: 当社のMACアドレス/ポート構成は以下のとおりです。 bridge mdb add dev br-EPS port epc2-uplink grp 01:1b:19:00:00:00 permanent bridge mdb add dev br-EPS port t1-6 grp 01:1b:19:00:00:00 permanent これらは bridge -d mdb show ではオフロードされていると表示されますが、一方のポートに到着した L2 PTP フレームはもう一方のポートには転送されません。 重要なのは、スイッチのポートの一つに動作するCPUポートがないことです。これは純粋に2つのポート間のルート(ポート間転送)として動作し、そのパスにはホストやCPUポートは含まれません。予約済みマルチキャスト01:1b:19:00:00:00はデフォルトでマネジメント/CPUルートに閉じ込められているようで、そのルートはここでは利用できないため、フレームは転送ではなくドロップされているのではないかと推測しています。 CPUや管理ポートに頼らずに、この予約済みPTPマルチキャストMACをハードウェア内で2つのユーザーポート間で転送するスイッチの設定方法についてアドバイスいただけますか? -- アンクル Re: PTP over SJA1110 こんにちは、 @Ankur_pixl さん、 宛先MACアドレス01:1B:19:00:00:00は、IEEE 1588レイヤ2 PTPマルチキャストアドレスです。これは、通常、SJA1110 gPTPオートモーティブプロファイル構成で使用される802.1AS / Automotive Profile gPTP宛先MACアドレス01:80:C2:00:0Eとは異なります。   あなたの説明からすると、これは標準的なLinuxブリッジMDBの問題とは思えません。MDBエントリが正しくインストールされ、オフロードされたと報告されていても、フレームが通常のマルチキャスト転送パスに到達しない場合があります。   おそらく、SJA1110ハードウェアやSJA1110 DSAドライバーが、通常のL2マルチキャスト転送決定が適用される前に、この宛先MACをPTP/制御フレームとして分類しているのが考えられます。その場合、フレームは2つのユーザーポート間で直接転送されるのではなく、CPUやマネジメントパスにリダイレクトされることがあります。   これは、観察された挙動を説明するだろう。   - 入力カウンターが増加し、フレームがスイッチに受信される、 - MDBエントリがインストールされ、オフロード済みとして表示されます。 - しかし、通常のポート間転送が適用される前にフレームがCPUやマネジメントルートに閉じ込められている可能性が高いため、エグレスカウンターは増加しません。   ポート間転送パスにCPUやマネジメントルートが存在しない場合、トラップされたフレームは事実上ドロップされる可能性があります。   Cortex-M7についてですが、Linux DSAブリッジ経由でスイッチを使用し、内部Cortex-M7上でgPTPスタックを実行・制御していない場合、通常はCortex-M7アプリケーションから設定するものではありません。このユースケースでは、関連する構成はLinux DSAドライバーと、そのドライバーによってプログラムされたスイッチハードウェア構成によって所有されます。   ただし、01:1B:19:00:00:00 に対して専用の PTP/制御フレームトラップ ルールがアクティブになっている場合は、「bridge mdb」だけでは不十分な場合があります。このトラフィックをハードウェア上で2つのユーザーポート間で直接転送するには、スイッチの設定で以下を満たす必要があります:   1. 01:1B:19:00:00:00 の PTP/制御フレームトラップはこのトラフィックに対して無効化またはバイパスされており、 2. 必要なユーザーポートに向けて有効なL2マルチキャスト転送エントリが01:1B:19:00:00:00に存在します。   現時点では、SJA1110 DSA構成でそのようなルールが有効になっている場合、標準の`bridge mdb`コマンドだけでは、下位レベルのPTP/制御フレームトラップルールを上書きすることはできないと考えられます。   次のステップとして、SJA1110 DSAドライバーまたはBSPがPTPハードウェアのタイムスタンプを有効にしているか、01:1B:19:00:00:00のMACフィルター/PTPトラップルールをインストールしているか確認してください。そのようなルールが存在する場合、解決策は単に実行時のLinuxブリッジMDBコマンドだけでなく、ドライバーレベルの変更やスイッチの静的設定変更を必要とする可能性が高いです。   以下の情報を教えていただけますか?   - Linux BSP/カーネル版 - SJA1110 DSAドライバのソースベースライン、 - 「bridge -d mdb show」の完全な出力、 - 関与するDSAポート名および物理スイッチポート番号、 - SJA1110 DSAドライバーでPTPハードウェアのタイムスタンプが有効かどうか、 - 可能であれば、DSAマスター/CPUインターフェース上でパケットキャプチャを行い、レイヤー2のPTPフレームがCPUパスにトラップされているかどうかを確認すること。   この情報をもとに、フレームがPTP/コントロールトラップパスに消費されているか、あるいは別のL2マルチキャスト転送制限があるかをさらに確認できます。 よろしくお願いいたします。 パベル
View full article