2401788_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2401788_ja-JP

2401788_ja-JP

LPC5514JBD64EはWS2812用です。

こんにちは、初心者LPC5514JBD64E WS2812の扱いに適していますか?もしそうなら、コードやその他の詳細はどこで入手できますか?

よろしくお願いします。

LPC55xxRe: LPC5514JBD64E Use for WS2812.

こんにちは、@Kishore02さん

投稿ありがとうございます!

LPC551x向けのWS2812の実装については情報がありませんが、プログラマブルロジックユニットを使うことができます。他のデバイスでは、アプリケーションコードハブのMCXA366 https://mcuxpresso.nxp.com/appcodehub?search=an-emulating-ws2812-bus-with-flexio-on-mcx366 

また、Kinetisボード向けに実装した同僚の投稿もあります:NXP FlexIO Generator for the WS2812B LED Stripe Protocol( LED Stripe Protocol)

この情報が参考になれば幸いです。

Re: LPC5514JBD64E Use for WS2812.

LPC5514JBD64E(最大150MHzのARM Cortex-M33コア搭載)は強力なマイクロコントローラですが、WS2812(NeoPixel)アドレッサブルLEDを扱う初心者には理想的な選択肢ではありません。

Re: LPC5514JBD64E Use for WS2812.

はい、LPC5514JBD64はWS2812のLEDを駆動するために使用できますが、正確なタイミングを生成するためにタイマー/SCTまたはSPIベースのインターフェースを設定する必要がある場合があります。初心者には、まずNXPのMCUXpresso SDK例やWS2812のドライバー例から始め、それらをLPC5514に適応させることをおすすめします。LPC5514 SDKのドキュメントやサンプルコードはNXPの公式MCUXpressoリソースで入手可能です。


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a month ago
Updated by: