2401788_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2401788_zh-CN

2401788_zh-CN

LPC5514JBD64E 用于 WS2812。

您好, LPC5514JBD64E 适合初学者使用 WS2812 吗?如果适合,我可以在哪里找到代码和其他详细信息?

谢谢!

LPC55xxRe: LPC5514JBD64E Use for WS2812.

嗨@Kishore02

感谢您的帖子!

目前尚无关于 LPC551x 上 WS2812 实现的信息,您可以使用可编程逻辑单元 (PLC) 来实现。在其他设备中,有使用 FlexIO 模块的示例,例如 MCXA366 的应用代码中心: https://mcuxpresso.nxp.com/appcodehub ?search=an-emulating-ws2812-bus-with-flexio-on-mcx366

此外,一位同事还发布了一篇关于如何在 Kinetis 开发板上实现该协议的文章: NXP FlexIO Generator for the WS2812B LED Stripe Protocol

希望这些信息对您有所帮助。

Re: LPC5514JBD64E Use for WS2812.

LPC5514JBD64E(采用运行频率高达150MHz的ARM Cortex-M33内核)是一款功能强大的微控制器,但对于使用WS2812(NeoPixel)可寻址LED的初学者来说,它并非理想之选。

Re: LPC5514JBD64E Use for WS2812.

是的,LPC5514JBD64 可以用来驱动 WS2812 LED,不过可能需要配置定时器/SCT 或基于 SPI 的接口来生成精确的 WS2812 时序。对于初学者,我建议先从 NXP 的 MCUXpresso SDK 示例和 WS2812 驱动程序示例入手,然后将其适配到 LPC5514;LPC5514 SDK 文档和示例代码可通过 NXP 的官方 MCUXpresso 资源获取。


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
3 weeks ago
Updated by: