Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
睡眠の質を向上させる30秒チェリートリック 良い 睡眠のための30秒チェリートリックについて多くの人が話しているのを見かけたので、実際に何が目的か調べてみることにしました。 私が調べた限りでは、これは薬や即効性のある解決策として提示されているわけではないようです。このアイデアは、酸味のあるチェリーと自然な睡眠サポートを使ったシンプルな夜の習慣に基づいています。夜のルーティンに簡単に取り入れることができ、生活習慣を大きく変える必要がないため、好む人もいます。 もちろん、睡眠に関する悩みは人それぞれ異なり、ある人に効果的な方法が別の人にも効果的とは限りません。質の良い睡眠習慣、夕方以降のカフェイン摂取量の削減、そして規則正しい就寝時間の維持は、依然として重要です。 もし30秒チェリートリックが何なのか、なぜ最近多くの人が議論しているのか気になるなら、この概念をより詳しく説明しているページを見つけました。 詳細はこちらをご覧ください。 https://health.smartdiscoveryhub.com/ys1/
View full article
S32 Design StuにおけるUSBマルチリンクユニバーサルFX S32K344フラッシュプログラミングに必要な支援 NXP技術サポートチームへ、 お元気でお過ごしでしょうか。 現在、 FRDM-A-S32K344 評価ボードを使っており、アプリケーション開発には S32 Design Studio(S32DS) を使っています。私は、 PEmicro USB Multilink Universal FX デバッガを JTAG/SWDインターフェース経由でS32K344 MCUのプログラムとデバッグを行いたいと考えています。 このハードウェア構成における適切な設定方法についてご教示いただければ幸いです。具体的には、以下の点について支援をお願いしたいです。 ソフトウェアおよびドライバ要件 必要なPEmicroドライバとファームウェアバージョン。 追加のS32DSパッケージやデバイスサポートのインストールが必要ですか? S32DSとUSB Multilink Universal FX間の推奨バージョン互換性。 S32 Design Studio デバッグ設定 PEmicro GDBサーバーのデバッグ構成を作成するための手順を段階的に説明します。 メイン、デバッガー、スタートアップ、および共通タブの推奨設定。 S32K344に必要な、ターゲット固有の設定。 ハードウェア接続 FRDM-A-S32K344 J9ヘッダーとUSBマルチリンクユニバーサルFX(ポートB)間のJTAG/SWDピン接続が正しいことを確認します。 特別な配線や信号接続が必要かどうか。 ボードの構成 FRDM-A-S32K344ボード上でジャンパーまたはスイッチ設定が必須です。 FS26システムベーシス・チップ(SBC)またはウォッチドッグに関連する、プログラミングやデバッグ中のリセットを防ぐために考慮すべき構成。 リファレンス ドキュメント USB マルチリンクユニバーサルFX を S32K344 で使う例を示すアプリケーションノート、ユーザーガイド、または例プロジェクトがあればぜひ教えてください。 ご参考までに、 FRDM-A-S32K344ボードとUSBマルチリンクユニバーサルFX間のJTAGピン接続を示す図も添付しました。 お時間をいただき、ご支援ありがとうございます。ご指導を心よりお待ちしております。 敬具 アラヴィンド・トガラリ Re: Assistance Required for Flash Programming S32K344 Using USB Multilink Universal FX in S32 Design こんにちは、 @Aravind_Togaralli さん。 1. NXPは常に最新のソフトウェアリリースを使用することを推奨しています。現在、S32K3の最新リリースには以下が含まれます。 S32 Design Studio IDE 3.6.10 S32K3_S32M27x リアルタイム・ドライバ ASR R23-11 バージョン 7.0.1 S32DS 3.6.10PEmicroインターフェースデバッグサポートバージョン6.2.1を含みます。 2. 例をインポートしたり、新しいS32DSアプリケーションプロジェクトを作成する際に、それぞれのデバッグ構成が生成されます。推奨設定の例を参照できますが、最も重要なのは「C/C++アプリケーション」パス、選択したデバイス&ポート、GDBクライアント実行可能パスです。 3. はい、外部デバッガでFRDM-A-S32K344をデバッグしたい場合は、J9 20ピンCortex Debug + ETMヘッダーを使用しなければなりません。 4. FRDM-A-S32K344開発ボードユーザーマニュアル(UM12406)に記載されている通り、このインターフェースを有効にするにはジャン パーJP11(OpenSDA電圧 )を除去する必要があります。 5.「HOWTO Build a Project and Setup Debugging with GDB PEMicro Debugging インターフェース」を参照してください。または、PEmicroに直接参照することもできます:PEmicro NXP_Automotive S32K3xx Device サポート。 特定の機能や構成については、代わりにPEmicroに問い合わせてみてください。 よろしくお願いします、 ジュリアン
View full article
MRF101ANの代替部品番号が必要です。 MRF101ANの代替部品番号を教えていただけると助かります。そして今後数年間の利用可能性についてのアイデア。 ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 Re: need alternative part number for MRF101AN. **MRF101ANの現状と代替品** ### 現在の状況 **MRF101AN** (NXP) は現在、**販売終了/最終購入**となっています。 |アイテム|詳細| |----------------------------|--------------------------------------| |**ライフサイクル** |エンド・オブ・ライフ(EOL)/ラストタイムバイ | |**前回の買い(LTB)** |**2026年9月30日** | |**ラストタイムデリバリー(LTD)** |**2027年9月30日** | |**理由** |NXPはRadio Power製品ラインを縮小しています。 2026年9月以降は、NXPへの新規注文はできなくなります。残りの在庫は、2027年の最終出荷日まで、先着順で割り当てられます。 --- ### 最も近い代替案 |部品番号|製造元 |主な違い |互換性|おすすめ | |------------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------| |**MRF101BN** |NXP |ミラーピンアウト版MRF101AN |同じパッケージ(TO-220)、電気性能はほぼ同一|ピンアウトが反り返せるなら短期的に最良の選択肢 | |**MRF300AN / MRF300BN** |NXP |300 Wバージョン(高出力) |異なるパッケージ(TO-247) |より強力な電力が必要で、再設計できる場合のみ | |公式なドロップインはありません |— |NXPはピン互換の後継機を**リリースしていない**— |— | **注記**: NXPはMRF101ANの公式なピン互換性のある代替品を公開していません。**MRF101BN**は最も近いデバイスです(電気的特性が同じで、ピン配置も反転しています)。 --- ### サードパーティ/競争力のある代替手段(ピン互換性なし) これらは基板の再設計が必要ですが、現在も生産が続けられています。 - Ampleon BLF188XR / BLF189XRG(高出力、異なるパッケージ) - STマイクロエレクトロニクスSTAC2932Bまたは類似のLDMOSデバイス - インフィニオンまたはMACOM製の100Wクラスの他の50V LDMOSデバイス(周波数と電力のマッチングが必要) --- ### 供給見通し(今後数年間) | 期間 | 利用可能期間の見込み | |---------------------|----------------------------------------------| | 現在~2026年9月 | 注文受付中(最終購入期間) | | 2026年10月~2027年9月 | 残在庫/残余出荷のみ | | 2027年9月以降 | NXPからの新規供給なし | **おすすめ**: 1. この部品がまだ必要な場合は、できるだけ早く**最終購入**を行ってください。 2. **MRF101BN**の評価を開始する(ピン配置の変更が許容できる場合)か、現在稼働中の50V LDMOSデバイスへの再設計を開始する。 3. お問い合わせ:[email protected]。 MRF101ANとMRF101BNの特定の電気的特性を比較したり、周波数と電力要件に基づいて再設計候補を提案したりしましょうか? Re: need alternative part number for MRF101AN. こんにちは、ミンゲルさん。MRF101BNでは何も買えませんよ。ANと同じ販売停止通知で、PCN 202603037DN、最終注文日も9月30日、MRF300ANとBNも同様です。それ以降は在庫処分となり、NXPは代替品を予定していない。私が検討するのは、AmpleonのBLP15H9S100Zで、50Vで100W、まだアクティブ状態を示しています。ただし表面実装は基板が変わるので、その他、こちらにマッピングした情報はこちらです: https://parter.ai/alternatives/nxp-usa-inc/mrf101an?utm_source =nxp_community Raz、Parter(AIサプライチェーンアプリ)
View full article
PMSMのV/fコントロールは可能でしょうか? 私はV/f方法でPMSM制御用のSimulinkモデルを作成しています。このモデルは誘導モーターには使えますが、PMSMの出力速度が振動していて、磁場が同期していないと思います。何か見落としているでしょうか? Re: can we do V/f control of a PMSM? こんにちは、 確かに、フィールド間の同期が正しく行われていない可能性があります。誘導電動機では、ローターのスリップがローター巻線に電流を誘導し、自然な電気磁性減衰効果を生み出します。PMSM内では誘導モーターのようなスリップや誘導ローター電流がないため、固有の減衰もありません。ローターPMは回転するステーターのフィールドに正確にロックしなければなりません。ローターとステーターの磁界の角度は減衰しない振り子のように振る舞い、乱れが生じるとローターは同期位置の周りで振動します。 これに対処するための選択肢: 1. V/fモデルにアクティブ減衰を追加してください。推定速度誤差に基づいて出力電圧や周波数を変調することで、欠けている減衰を注入できます: センサーまたはセンサーレス技術を用いたローター速度の推定 d(w_error)/dtをフィードバックしてV/f出力振幅を変調する V/f方式を使い続けたいなら、これが一番簡単な解決策です。 2. もう一つの選択肢は、指令周波数で固定子電流の大きさを制御するI/F制御に移行することです。I/F制御に関する詳細は次のページをご覧ください 。I-Fコントローラ お役に立てば幸いです! よろしくお願いいたします。 ステファン。
View full article
我们能否对永磁同步电机进行V/f控制? 我正在用V/f法建立PMSM控制的simulink模型。该模型适用于感应电机,但永磁同步电机的速度输出出现振荡,我认为是磁场没有同步。我是不是漏掉了什么? Re: can we do V/f control of a PMSM? 你好, 确实,这些字段可能没有正确同步。对于感应电机,转子滑差会在转子绕组中感应出电流,从而产生自然的电磁阻尼效应。永磁同步电机内部没有滑差,没有像感应电机那样的转子感应电流,因此也没有固有的阻尼。转子永磁体必须与旋转的定子磁场精确锁定。转子磁场和定子磁场之间的角度就像一个无阻尼摆,任何扰动都会导致转子围绕同步位置振荡。 解决此问题的方案: 1. 在 V/f 模型中添加主动阻尼——您可以根据估计的速度误差,通过调节输出电压或频率来注入缺失的阻尼: 使用传感器或无传感器技术估算转子转速 将 d(w_error)/dt 反馈以调制 V/f 输出幅度 如果你想继续使用 V/f 方法,这是最简单的解决方法。 2. 另一种选择是采用 I/f 控制,即以指令频率控制定子电流幅值。有关接口控制的更多信息,请参见下一页“接口控制器” 。 希望这能帮到你! 顺祝商祺! 斯特凡。
View full article
30秒樱桃助眠法 我看到很多人都在谈论“ 30 秒樱桃助眠法” ,所以我决定研究一下它到底是怎么回事。 据我了解,它并没有被宣传为药物或快速解决方法。这个想法围绕着一个简单的睡前习惯展开,即食用酸樱桃和天然助眠剂。有些人喜欢它,因为它很容易融入到晚间日常生活中,而且不需要做出重大的生活方式改变。 当然,每个人的睡眠问题都不一样,适合一个人的方法可能不适合另一个人。良好的睡眠习惯,例如减少白天晚些时候摄入咖啡因,以及保持规律的作息时间,仍然非常重要。 如果你好奇“30 秒樱桃技巧”究竟是什么,以及为什么最近这么多人都在讨论它,我找到了一个页面,更详细地解释了这个概念。 了解更多信息: https://health.smartdiscoveryhub.com/ys1/
View full article
S32 设计工作室中,使用 USB 多链路通用 FX 对 S32K344 进行闪存编程需要帮助 尊敬的恩智浦技术支持团队: 希望你一切都好。 我目前正在使用FRDM-A-S32K344评估板,并使用S32 设计工作室 (S32DS)进行应用程序开发。我想使用PEmicro USB Multilink Universal FX调试器通过JTAG/SWD 接口对 S32K344 MCU 进行编程和调试。 我希望您能指导我如何正确配置和设置这套硬件组合。具体来说,我需要以下方面的帮助: 软件和驱动程序要求 所需的PEmicro驱动程序和固件版本。 必须安装的任何其他 S32DS 代码包,软件包或设备支持。 推荐S32DS与USB Multilink Universal FX之间的版本兼容性。 S32 设计工作室调试配置 创建PEmicro GDB 服务器调试配置的分步说明。 “主” 、 “调试器” 、 “启动”和“常用”选项卡的推荐设置。 S32K344 所需的任何特定目标配置。 硬件连接 确认FRDM-A-S32K344 J9 接头与USB Multilink Universal FX(端口 B)之间的 JTAG/SWD 引脚连接是否正确。 是否需要任何特殊的布线或信号连接? 板配置 FRDM-A-S32K344 板上所需的跳线或开关设置。 任何与FS26 系统基础芯片 (SBC)或看门狗相关的配置都应考虑在编程和调试期间防止复位。 参考文档 任何演示如何将USB Multilink Universal FX与S32K344结合使用的应用笔记、用户指南或示例项目都将不胜感激。 为了方便您参考,我还附上了一张图表,说明了FRDM-A-S32K344 板和USB Multilink Universal FX之间的 JTAG 引脚连接。 感谢您的时间和支持。期待您的指导。 此致敬礼, 阿拉文德·托加拉利 Re: Assistance Required for Flash Programming S32K344 Using USB Multilink Universal FX in S32 Design 你好@Aravind_Togaralli , 1. NXP始终建议使用最新的可用软件版本。目前,S32K3 的最新版本包括: S32 设计工作室 IDE 3.6.10 S32K3_S32M27x 实时驱动程序 ASR R23-11 版本 7.0.1 S32DS 3.6.10包括 PEmicro 接口调试支持版本 6.2.1。 2. 导入示例或创建新的 S32DS 应用程序项目时,会生成相应的调试配置。您可以参考示例了解推荐设置,但最重要的设置是“C/C++应用程序”路径、所选设备和端口以及GDB客户端可执行文件路径: 3. 是的,如果您希望使用外部调试器调试 FRDM-A-S32K344,则必须使用J9 20 针 Cortex Debug + ETM 接头。 4. 如 FRDM-A-S32K344 开发板用户手册 ( UM12406 ) 中所述,要启用此接口,必须移除跳线JP11(OpenSDA 电压) 。 5.您可以参考HOWTO 构建项目并使用 GDB PEMicro 调试接口设置调试。或者您可以直接参考 PEmicro: PEmicro NXP_Automotive S32K3xx 设备支持。 对于任何具体功能/配置,您可以尝试联系 PEmicro。 此致, 朱利安
View full article
TJA1153 在 S32K344EVB 上 S32K344EVB 上的 CAN 收发器是 TJA1153,需要按照数据手册进行配置才能使用。但我发现我这边有两种现象。 1.我只需将 TJA1153 的 EN 引脚和 STB 引脚都拉高,它就可以与伙伴正常通信,无需进行配置。 2. 我想按照数据手册的说明,将 EN 引脚设置为高电平,STB 引脚设置为低电平,并使用 CAN ID 0x555U/0x18DA00F1 对其进行配置。执行 Can_43_FLEXCAN_Write 后,循环执行 Can_43_FLEXCAN_MainFunction_Write,但发现 CanIf_TxConfirmation 从未被调用。下次调用 Can_43_FLEXCAN_Write 时,返回 CAN_BUSY。 那么,造成这两种现象的原因是什么呢? Re: TJA1153 on S32K344EVB 您好, 关于观察到的行为,有几点需要说明: 1. 请先确认您板上的 CAN 收发器是否真的是 TJA1153。如果使用标准收发器(例如,如果使用的是TJA1043/TJA1042芯片,则无需进行安全配置,正常的CAN通信即可立即生效。 2. 对于真正的 TJA1153,其行为取决于其当前状态: 初始状态(出厂默认设置):正常运行前需要进行配置,进入本地配置模式需要将 STB_N 设置为 Low。 开放配置/已配置状态:收发器可能已经允许正常通信。无需初始比特率检测帧(ID 0x555),即可通过以配置的波特率发送带有 CONFIG_ID 扩展标识符的已准备好的经典 CAN 帧来执行重新配置。此配置消息必须由总线上的另一个节点确认。 关于第二个问题,如果从未调用 CanIf_TxConfirmation(),并且下一个 Can_43_FLEXCAN_Write() 返回 CAN_BUSY,则表示 TX 邮箱尚未完成传输。我建议检查 FlexCAN 状态寄存器(ESR1、ECR、MB CODE 字段)以确定帧是否已实际发送和确认。 BR,彼得
View full article
ADT7420温度传感器无法与frdm_mcxw72板配合使用 您好, 我尝试使用frdm_mcxw开发板运行adt7420示例程序,但打印信息为“传感器:设备未就绪。”在我将镜像写入目标设备之后。 硬件配置如下图所示,供参考。 我认为硬件接线没问题,我是按照下面的说明进行的。 您可以在如下所示的板文件夹中找到我添加的叠加文件。 我还附上了版本日志文件,希望能从中获取更多信息。请您检查一下并帮忙解决问题。 Re: ADT7420 temperature sensor can't work with frdm_mcxw72 board 你好,希望你一切都好。   从你分享的图片来看,你似乎正在使用 KW47-LOC 板,请问你能否确认一下这是正确的设备? 你使用的是哪个 Zephyr 仓库和版本?如您所知,Zephyr 并不直接支持 KW47-LOC 板,只支持 frdm-mcxw72。也就是说,由于芯片是兼容的,您可以利用 frdm-mcxw72 示例并修改 overlay 文件,使其适配 KW47-LOC 板引脚。 检查您的 overlay 配置,KW47-LOC 板仅支持 LPI2C1 模块,因此您需要在 overlay 中启用 lpi2c1 节点。对于 SCL 和 SDA 引脚,它们在 frdm_mcxw72-pinctrl.dtsi 中定义为 I2C1 的 PTB4 和 PTB5,我建议保留它们,因为它们与 KW47-LOC 引脚匹配。为了使 J2 引脚 6 连接到目标 MCU 引脚 PTB4,请将 J24 2-3 短接。   有关 MikroBUS I2C 引脚图,请参考 UM12114: 引脚 2:WUU0_P12/PTC7 上的 INT(硬件中断) 引脚 5:I2C1_SCL 上的 SCL(I2C 时钟) 引脚 6:I2C1_SDA 上的 SDA(I2C 数据)   请确认您的 prj.conf 文件中已启用以下配置: CONFIG_I2C=y 配置传感器=y CONFIG_ADT7420=y   此致, 安娜·索菲亚。 Re: ADT7420 temperature sensor can't work with frdm_mcxw72 board 嗨,安娜 感谢您的支持。是的,我确实使用过KW47-LOC 板,并尝试在该板上运行 frdm-mcxw72 示例,Zephyr 仓库版本为 v4.4.1。 将覆盖文件从 I2C0 更改为 I2C1 后,ADT7420 设备初始化似乎正常,但该传感器仍然无法读取正确的温度,您可以在下面的串口监视器打印消息中看到。 以下是最新的 overlay 文件和 prj.conf 文件内容。 顺祝商祺! 刘维
View full article
RTD 更新问题 - MBDT 在 S32 设计工作室 3.6.1 版本中,我想将 RTD 版本更新到 7.0.0,但我只能更新到 5.0.0,当我尝试更新到 RTD 版本 6.0.0 及更高版本时,出现错误。 Eclipse IDE 使用和设置 SDK Re: RTD update issue - MBDT 我已经安装了IDE 3.6.10。我尝试下载 rtd 7.0.1 版本,但失败了。系统网络连接正常,只有在这个版本上以及我之前使用 3.6.0 版本时才会出现网络问题。我没有遇到任何网络问题。每当我打开 S32 IDE 应用程序时,都会弹出附件中的消息框。如果这是更改网络偏好设置导致的问题,您能告诉我需要在设置中启用和禁用哪些选项吗? RTD 安装完成后,当我尝试使用示例项目 (DIO S32k344) 进行检查时,出现附件中的上述错误。在创建新项目时,我找不到任何 SDK 选项。 Re: RTD update issue - MBDT 嗨@Rathidevi 首先,我们建议您将 S32DS 版本更新到 3.6.10。无需将其作为单独的实例安装,因为它可以作为现有 S32DS 安装的更新进行安装。详细说明请参见 S32 设计工作室 3.6.10 版本。RFP 安装指南,可在与 S32DS 安装程序相同的下载页面上找到。 推荐此更新是因为RTD 7.0.1是基于S32DS 3.6.4开发和验证的。为了确保兼容性和正常功能,IDE 版本应与用于验证的版本相同或更新。此外,共享镜像的“缺失要求”中也提到了这一要求。 关于 RTD 7.0.1 的安装,我们建议先卸载当前已安装的 RTD 版本,然后再安装 RTD 7.0.1。这有助于避免不同RTD版本之间可能存在的冲突。 BR,VaneB Re: RTD update issue - MBDT 嗨@Rathidevi 您的安装似乎缺少RTD所需的工具链。请安装 NXP GCC for Arm Release 版本 10.2 build 1728。 这样应该可以解决示例中的问题,并且只要选择 GCC 10.2 作为项目的工具链,就可以在创建新项目时将 RTD 7.0.1 作为 SDK 选项使用。
View full article
S32K118 VLPS:低功耗模式下的 I/O 保持,以及 SIRCSTEN 和 VLPSA 查询 您好, 我们已验证 S32K118 的 VLPS 输入和引脚唤醒功能正常工作。 独立运行,未连接调试器:连续四次干净的睡眠/唤醒。 循环中,SMC_PMCTRL[VLPSA] 在每个循环中清除,SMC_PMSTAT 确认 VLPR 在每次WFI之前。所以这不是关于超低压电源的问题。 无法正常工作——这指的是睡眠期间的电流消耗。 运行正常。 设置: MCU:S32K118,48引脚LQFP封装 板:S32K118EVB-Q048 (SCH-47530 Rev A1) 工具:S32 设计工作室 3.6.8GCC 11.4 问题:GPIO 输出状态通过 VLPS 保持,并且驱动的 RGB LED 也受到影响。 睡眠期间持续消耗电流。 板载 RGB LED 连接至 PTD15(绿色)、PTD16(红色)和 PTE8。 (蓝色)通过串联电阻。 我们观察到: 我们的应用程序在运行时通过周期性任务驱动 RGB LED。 当设备进入VLPS模式时,LED引脚的电平将保持不变,无论上次驱动的电平是多少。 即使设备处于睡眠状态,驱动程序仍然会继续运行。这 核心已停止运行,时钟已关闭,所有软件均未运行 - 但是 LED 会一直亮着并持续供电,直到设备唤醒。 对消费的影响很大。单个点亮的LED通道消耗 几毫安的电流流过其串联电阻,这远远高于 该设备规定的VLPS电流占总电流的大部分。 完全地。我们在 J15 处的首次供电电流测量结果显示没有 RUN 和 VLPS 之间出现显著下降,并且 LED 状态保持不变 原来这就是全部原因。 失败悄无声息。没有标志,没有错误,也没有区别 睡眠状态下 LED 熄灭和睡眠状态下 LED 亮起之间的任何状态寄存器 LED灯亮起。唯一的症状是低功耗模式似乎无法保存数据。 任何功率,都很容易被误认为是根本没有输入 VLPS。它 这耗费了我们大量的调查时间才发现。 原因。 问题: (a) 通过 VLPS 保持 GPIO 输出状态是否符合预期 设备运行情况如何? (b) S32K118 上是否有任何配置会更改它,或者必须是 应用程序驱动每个引脚进入其预期的睡眠状态 入口? (c) 在配置数字 I/O 之前,是否有推荐的做法? 低功耗输入——特别是引脚上的上拉/下拉设置 与外部交换机或收发器相连,其中保留拉力 睡眠期间是否存在持续泄漏路径? (d)指定的VLPS电流值是在何种I/O配置下测得的 该设备测量了什么?在不知情的情况下,指定的 该数值无法与实际电路板上的测量结果进行比较。 (e) 是否存在任何引脚,其保持状态会影响 VLPS 的输入 自身,还是觉醒之路? 深度睡眠会使 I/O 处于非活动状态,LED 会自动熄灭,因为内核停止运行,所有时钟都被关闭。我们看到的并不是那样——LED灯 整个睡眠期间保持全亮度亮起。 请确认在VLPS模式下,LED灯是否会保持点亮状态,以及如果 那么,是否存在任何设备设置会导致输出引脚发生变化? 低功率启动时处于非活动状态,而不是保持上次驱动水平。 谢谢! Re: S32K118 VLPS: I/O retention in the low power mode, plus SIRCSTEN and VLPSA queries 你好@autouser , a) 是的。进入VLPS后,所有I/O数据均被保留: b) 在进入 VLPS 之前,应用程序有责任将所需的引脚设置为预期状态。 c) 这取决于具体应用。但是,如果您有未使用的引脚,您可以参考硬件设计指南第 8 章(未使用的引脚)。 对于未使用的数字和模拟引脚,应将相应的 PORTx_PCRn[MUX] 字段设置为 0b000,以禁用引脚功能。 对于所有未初始化的引脚,默认状态为 DISABLED。 对于具有ADC功能的引脚,软件不应触发与未使用引脚复用的通道上的ADC通道转换。 如果配置为输入,则不应使其浮空,而应通过外部或内部(取决于应用)上拉至 VSS 或 VDD。 您还可以参考S32K3 低功耗电源管理单元文档;第 10 章提供了一些适用于一般 MCU 功耗的硬件注意事项: d) S32K1xx 数据手册中的表 4.7(功耗)显示了附件S32K1xx_Power_Modes_Configuration.xlsx中定义的功耗: 附件的最后一行显示了测量时启用了哪些 I/O。 此外,脚注 1 提到:“所有输出引脚均处于浮空状态,并且片上下拉功能已启用。” 所有未使用的输入引脚。 e) 除了配置的唤醒引脚(如果钳位,则会立即唤醒设备)之外,我想不出还有什么引脚会影响 VLPS 的进入/退出。 此致, 朱利安
View full article
i.MX 8QXP - LPDDR4 内存兼容性指南 大家好, 我们正在计划为 IMX8QXP 寻找 LPDDR4 的替代方案。请问是否有更新的兼容LPDDR4内存部件列表? i.MX 8/8X/8XLite - LPDDR4 和 DDR3L 内存兼容性指南 感谢并致意 罗希特 Re: i.MX 8QXP - LPDDR4 memory compatibility guide 您好, 感谢您对恩智浦半导体产品的关注, 该列表已于今年更新,这将是最后一份兼容性指南。 你打算使用其他内存吗? 此致 Re: i.MX 8QXP - LPDDR4 memory compatibility guide 嗨,约瑟夫, 由于交货时间和其它原因,我们计划使用不同的LPDDR4。NXP是否会支持内存验证?那么,NXP方面验证新内存的流程是什么? 谢谢,此致敬礼! 罗希特
View full article
需要MRF101AN的替代零件号。 如果有人能提供MRF101AN的替代零件号,我将不胜感激。以及未来几年内该产品的供应情况。 非常感谢! Re: need alternative part number for MRF101AN. **MRF101AN 状态及替代方案** ### 当前状态 **MRF101AN**(NXP)现已进入**产品生命周期结束/最后购买期**。 | 商品 | 详情 | |----------------------------|--------------------------------------| | **生命周期** | 产品生命周期结束 (EOL) / 最后一次购买 | | **最后购买期限 (LTB)** | **2026年9月30日** | | **最后交货日期(限时)** | **2027年9月30日** | | **原因** | NXP正在逐步缩减无线电功率产品线 | 2026 年 9 月之后,您将无法再向 NXP 下新订单。剩余库存将按照先到先得的方式分配,直至 2027 年最后一批货物交付。 --- ### 最接近的替代方案 | 零件编号 | 制造商 | 主要区别 | 兼容性 | 推荐 | |------------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------| | **MRF101BN** | NXP | MRF101AN 的镜像引脚排列版本 | 相同的封装 (TO-220),电气性能几乎相同 | 如果引脚排列可以翻转,则为最佳短期选择 | | **MRF300AN / MRF300BN** | NXP | 300W 版本(更高功率) | 不同封装(TO-247) | 仅当您需要更高功率且可以重新设计时才考虑 | | 无官方替代产品 | — | NXP 尚未发布引脚兼容的后续产品 | — | — | **注意**:NXP 尚未发布 MRF101AN 的官方引脚对引脚替代产品。**MRF101BN** 是最接近的设备(相同的电气特性,镜像引脚排列)。 --- ### 第三方/竞品替代品(不兼容引脚) 这些产品需要重新设计电路板,但目前仍在积极生产中: - Ampleon BLF188XR / BLF189XRG(功率更高,封装不同) - STMicroelectronics STAC2932B 或类似的 LDMOS 器件 - 英飞凌或MACOM的其他100W级50V LDMOS器件(需要频率和功率匹配) --- ### 未来几年的供应前景展望 | 周期 | 预计到货时间 | |---------------------|----------------------------------------------| | 即日起至2026年9月 | 仍可订购(最后购买期限) | | 2026年10月 – 2027年9月 | 仅限剩余库存/剩余发货 | | 2027年9月之后 | NXP不再提供新的供应 | **推荐**: 1. 如果您仍然需要这个零件,请尽快下单**最后清仓价**。 2. 开始评估 **MRF101BN**(如果引脚排列更改可以接受),或者开始重新设计为当前活跃的 50 V LDMOS 器件。 3. 联系方式:[email protected]。 您是否希望我帮忙比较 MRF101AN 与 MRF101BN 的具体电气参数,或者根据您的频率和功率要求提出可能的重新设计方案? Re: need alternative part number for MRF101AN. 嗨 Mingel,MRF101BN 买不到任何东西。它与 AN、PCN 202603037DN 在同一份停产通知中,最后订购日期均为 9 月 30 日,MRF300AN 和 BN 也是如此。之后就只剩下库存了,NXP也没有推出替代产品。我会考虑 Ampleon 的 BLP15H9S100Z,50V 时输出功率为 100W,目前仍显示有货。不过,由于是表面贴装,所以电路板会发生变化。其他方案我们已在此处列出: https://parter.ai/alternatives/nxp-usa-inc/mrf101an? utm_source=nxp_community Raz,Parter(人工智能供应链应用)
View full article
如何使用 TRACE32 在 S32K312 上调试多核处理器? 尊敬的NXP技术支持: 我目前正在使用 TRACE32 调试 S32K312 设备。 S32K312 配置有两个核心(核心 0 和核心 1)。我可以毫无问题地调试 Core 0,但是无法调试在 Core 1 上运行的代码。 如附图所示,我在 Core 1 执行的源代码中设置了一个断点。我还添加了一个计数器变量,可以看到它的值一直在增加,这表明代码确实在运行。然而,断点始终没有被触发。 请问如何正确配置 TRACE32 来调试 Core 0 和 Core 1? 如果对 S32K312 进行多核调试需要任何其他设置或初始化步骤,敬请指教。 这是我的文件 cmm ; -------------------------------------------------------------------------------- ; @标题:S32K312-M7 在 S32KXXCVB-176 (FLASH) 上的演示脚本 ; @描述: 将筛分演示应用程序编程到处理器内部闪存中, ; 设置演示调试场景。 ; 此脚本可用作应用程序刷写模板。 先决条件: ; * 将调试电缆连接到 J205 ; 或者 ; 将 Combiprobe/uTrace 连接至 J10 @关键词:ARM、Cortex-M7、闪存 ; @作者:STK ; @Board: S32KXXCVB-176 ; @芯片:S32K312-M7 ; @版权所有:(C) 1989-2021 Lauterbach GmbH,仅授权与 TRACE32(R) 一起使用 ; -------------------------------------------------------------------------------- ; $Id: s32k312_sieve_flash.cmm 17943 2021-07-12 15:34:31Z skrausse $ ;WinCLEAR ; -------------------------------------------------------------------------------- 初始化并启动调试器 RESET 系统重置 系统 CPU S32K312-M7 ;SYStem.CPU MWCT2016S-M7 系统配置调试端口类型 JTAG IF COMBIPROBE()||UTRACE() ( 系统配置连接器 MIPI20T ) 系统选项 DUALPORT ON 系统.MemAccess DAP 系统.Jtag时钟 10MHz 跟踪禁用 系统启动 内部SRAM的ECC初始化 执行 C:\T32\demo\arm\hardware\s32k3\scripts\init_sram.cmm ; -------------------------------------------------------------------------------- Flash编程 准备闪存编程(声明) 仅准备 ~~/demo/arm/flash/s32k3.cmm FLASH.ChangeType 0x10016000--0x1003FFFF NOP 全部擦除 FLASH.重新编程全部 ( Data.LOAD.intelhex "project.hex" ;Data.LOAD.auto * ;Data.LOAD.s1记录 添加 IVT 标头 ;Data.Set 0x00400000++0xF0 %Long 0x0 ; 使用 0 初始化表 ;Data.Set 0x00400000 %Long 0x5aa55aa5 ; 魔数 ;Data.Set 0x00400004 %Long 0x00000001 ; 启动配置字(启用 M7-0) ;Data.Set 0x0040000C %Long ADDRESS.OFFSET(__nvic_base) ; M7-0 应用程序核心起始地址 ;Data.Set 0x00400024 %Long 0x00000000 ; LC 配置地址 ) FLASH.重新编程 关闭 ; -------------------------------------------------------------------------------- 系统启动 休息 Data.LOAD.Elf“project.elf”/nocode 直接主线 系统模式连接 TrOnchip.Set CORERESET 关闭 ; -------------------------------------------------------------------------------- 打开一些窗户 模式.Hll 感谢您的支持。 Re: How to Debug Multi Core with TRACE32 on S32K312? 你好@NghiaLX308 我们真的在讨论S32K312吗?因为这是单核设备: 此致, Lukas Re: How to Debug Multi Core with TRACE32 on S32K312? 我的仓库里有两个版本——一个是为 S32K324 设计的,它打开两个 Trace32 实例;另一个非常简单的版本是为 S32K396 设计的,它只使用一个 Trace32 实例。此外,还有两个脚本可以用来在核心之间切换。您可以参考这些脚本来开发自己的解决方案。 此致, Lukas Re: How to Debug Multi Core with TRACE32 on S32K312? 您好, @lukaszadrapa先生 对不起,那是我的错。 MCU 型号为S32K322 。 Re: How to Debug Multi Core with TRACE32 on S32K312? 我得到了它。 谢谢您, @lukaszadrapa先生。
View full article
MIMXRT1064CVL5B 定制 PCB 闪存故障 大家好, 我正在开发一款采用MIMXRT1064CVJ5B处理器的定制电路板。该电路板由外部 5V SMPS 电源供电,该电源连接到 3.3V 低压差线性稳压器(LDO)。我正在使用 CMSIS-DAP / DAP-Link 调试探针,通过 MCUXpresso IDE 中的 SWD 接口进行编程和调试。 我在尝试刷写代码时遇到了一个非常特殊、可重复出现的电源状态崩溃问题。   症状: 连接时瞬间断电:当电路板独立运行时,工作正常,电源指示灯常亮。然而,就在我将 DAP-Link 探针线束连接到板的 SWD 接头的瞬间,3.3V 电源轨崩溃,电源 LED 完全熄灭,板掉电。这发生在执行任何命令或在 IDE 中单击“调试”之前。 调试期间的瞬间电源恢复和崩溃:如果我保持探针连接并单击 MCUXpresso 中的调试按钮,电路板会突然重新上电,LED 也会重新亮起。然而,当闪烁序列开始时,系统在进度达到 3%时冻结,出现 Wire ACK 故障,总线在内存地址 0x2000A750 处挂起。崩溃后,电路板立即再次掉电,LED 灯熄灭。   链接服务器调试控制台日志输出: ============= 脚本:RT1064_connect.scp ============= RT1064 连接脚本 DpID = 0BD11477 APID = 0x04770041 禁用 MPU 配置 FlexRAM,使其具有 768KB OC RAM、128KB I-TCM 和 128KB D-TCM。 完成的 ====================================================== ... 向 Flash 地址 0x70000000 写入 1322080 字节 70008000 已完成 3%(1048576 人中已完成 32768 人) 清除 DAP 错误的请求失败 - 状态 5 错误 Nn(05)。DAP接入中的线路ACK故障 - 读取 DAP 中的地址寄存器失败 - Nn(05)。DAP接入中的线路ACK故障 发送终止操作消息失败 - rc Em(17)。访问地址 0x2000A750 后,调试端口无法访问。 提交 Flash 写入时出现目标错误:Em(17)。访问地址 0x2000A750 后,调试端口无法访问。   我目前尝试过的方法: 通过物理焊盘将 BOOT_MODE[1:0] 硬连线为 01(串行下载器模式),以隔离应用程序干扰。 目标内存空间已正确映射到 IDE 链接器属性中0x70000000处的内部 4MB QSPI 闪存基线区域。 完全相同的 DAP-Link 探针可以使用相同的代码和配置参数无缝地对官方 NXP MIMXRT1064-EVK 套件进行编程。 为什么连接会导致电源立即下降?为什么调试期间电路板会暂时唤醒?为什么它会在闪存进度达到 3% 时持续死锁?对于如何可靠地对具有这种布局特性的芯片进行编程,任何指导都将不胜感激。 谢谢您! 评估板 Re: MIMXRT1064CVL5B Custom PCB Flash Failure 如果连接探头后功率下降,可能是电源电压不足,因为 CMSIS 探头在连接过程中会突然吸收能量。你能检查一下系统的电源轨吗?调试器需要多少电流? Re: MIMXRT1064CVL5B Custom PCB Flash Failure 嗨@Anushka_SS , 感谢您对 NXP MIMXRT 系列产品的关注! 这三个症状(插入探针时电源下降 → 单击“调试”时板唤醒 → 卡在 3%)都指向一个根本原因:板上的 3.3V 供电裕量不足,加上 SWD/VTref 接线问题,导致电压骤降关机——而不是软件或闪存驱动程序问题。 我们为何如此自信: 你已经将 BOOT_MODE 硬编码为 Serial Downloader,所以应用程序永远不会运行——这排除了“应用程序占用调试引脚”的可能性。 同样的探针和配置在官方 EVK 上工作正常,所以区别完全在于你的定制板硬件。 普通的 SWD 连接几乎不消耗电流,却导致整个 3.3V 电源轨崩溃——这只能说明探针在 低压差线性稳压器(LDO) 启动过流保护时对 3.3V 电源轨进行了负载/反向馈电。 关于 0x2000A750:此地址位于 DTCM(0x20000000 区域)中,闪存算法(闪存加载器)在此运行。当 3% 标记处正好开始连续写入 QSPI 闪存,并且内核 + FlexSPI 电流达到峰值时,电源无法维持,内核电压下降并复位,因此出现线确认故障。这只是设备因电压骤降而死机,并非内存故障或代码错误。 此致, 加文 Re: MIMXRT1064CVL5B Custom PCB Flash Failure 谢谢你的回复! 实际上,我的定制 i.MX RT1064 板在上电和 SWD 编程方面遇到了问题。 我使用的是 TLV75733PDBV 3.3 V 低压差线性稳压器(LDO)。低压差线性稳压器(LDO) 输入在 5 V 时稳定,但有时稳压器无法产生 3.3 V,因为其 EN 引脚保持低电压或没有电压。EN引脚通过PMIC_ON_REQ信号直接由RT1064控制。 有时 PMIC_ON_REQ/EN 突然变为3.3 V左右,稳压器开启,3.3 V 电源轨正常启动,板载电源 LED 开始亮起。然而,这种现象并不稳定——有时电路板可以通电,有时则不能。 当电路板正常通电后,我连接 MuseLab CMSIS-DAP 探针进行 SWD 编程,3.3V 电源轨再次下降,电路板断电。这时我会收到类似这样的SWD错误: 线路确认故障 调试端口无法访问 无法连接到核心网 测得的行为大致如下: 不带探针: U1 输入 = 5.0 V U1 EN = 3.3 V(有时) U1 输出 = 3.3 V POR_B = 3.3 V 连接探针后: U1 输入 = 5.0 V U1 EN = 0 V U1 输出值约为 1.2–1.8V POR_B 约为 2.1 V 所以看起来LDO本身并没有损失输入功率。相反,由于稳压器的 EN 引脚变为低电平,因此该稳压器被禁用。 我的主要问题是: 为什么 RT1064 的 PMIC_ON_REQ 值不能持续保持高电平? 这种随机上电行为是由 RT1064 电源时序电路或复位电路引起的吗? 为什么连接SWD探针会导致PMIC_ON_REQ/EN变为低电平? 3.3V稳压器EN应该直接由PMIC_ON_REQ控制,还是应该上拉/以其他方式处理? 为了能够可靠地为RT1064供电和编程,保持3.3V电源轨稳定的最佳方法是什么? POR_B、DCDC_IN、DCDC_OUT、VDD_SNVS_IN、VDD_HIGH_IN 或启动模式引脚是否有任何重要要求,可能导致这种行为? 我之前制作了另一块基于 Teensy 4.1 电源电路的定制板,该板可以使用相同的 CMSIS-DAP 探针成功编程。新的 PCB 使用了非常相似的电源电路,但我增加了对启动模式引脚的访问,并稍微更改了RESET/电源部分。 我附上了我的稳压器部分、RESET电路、电源引脚连接和启动模式原理图。我希望能够帮忙检查一下 PMIC_ON_REQ/EN 连接或 RT1064 电源时序电路是否错误,以及需要进行哪些更改才能获得稳定的电源和可靠的 SWD 编程。 Re: MIMXRT1064CVL5B Custom PCB Flash Failure 嗨@Anushka_SS , 感谢您提供原理图。我查看了一下,发现了一些问题。 1. VDD_SNVS_IN:不能处于浮空状态。VDD_SNVS_IN 电源必须在任何其他电源之前开启,或者与 VDD_HIGH_IN 电源连接(短接)。(请严格按照数据手册/参考手册中规定的上电顺序进行操作,并在您的电路板上进行验证。) 2. 此外,该 3.3 V 电源不能依赖于 PMIC_ON_REQ,同时还用于为 VDD_SNVS_IN 供电。否则,在冷启动期间,SNVS域将断电,内部状态机将无法可靠地输出PMIC_ON_REQ。因此,您的低压差线性稳压器(LDO)无法稳定启动。 只有在 RT1064 的 SNVS/PMU 域启动并运行后,才能可靠地驱动 PMIC_ON_REQ,而 SNVS 域首先需要在 VDD_SNVS_IN 上获得有效的电源。由于 VDD_SNVS_IN 在电路板上处于浮空状态,PMIC_ON_REQ 的行为不稳定——电路板只能间歇性地通电,并且在连接 SWD 探针的瞬间会意外断电。 此外,不要直接从 PMIC_ON_REQ 驱动 LED。电源指示 LED 应放置在稳定的 3.3 V 电源轨上,或用缓冲器/MOSFET 进行隔离。在 PMIC_ON_REQ 节点上将 LED + 470 Ω 接地,可以有效地在这个关键的电源请求引脚上增加一个显著的负载/下拉路径。如果引脚处于高阻抗或开漏“导通”状态,LED 支路会将 EN 拉低;即使采用推挽输出,也会迫使这个小的 SNVS 域控制引脚为 LED 提供电流——这是不建议的。 此致, 加文
View full article
AUTOSAR OSでタスクやISRを設定できないS32K144 こんにちは、 現在、S32K144 MCUにAUTOSAR OSを統合しており、 S32K_AUTOSAR_OS_4_0_98_RTM_1_0_0 DTM パッケージをインストールしています。 OSモジュールを EB Tresosにインポートした後、設定エディタで OSCounter コンテナしか見えません。しかし、OSユーザーマニュアルには タスク、 ISR、その他のOSオブジェクトなどの追加設定要素が記載されています。 もう少し詳しく教えていただけますか: EB tresos で OSCounter の設定しか表示されないのはなぜですか? タスクとISRの設定を有効にするために、追加のプラグイン、ライセンス、または設定手順が必要ですか? S32K144 AUTOSAR OSのタスクおよびISRの作成および設定の正しい手順は何ですか? また、タスク、ISR、およびOS関連の設定も行いたいです。 何かご指導や参考となるプロジェクト例があれば、大変ありがたく思います。 よろしくお願いします。 Re: Unable to Configure Tasks and ISRs in AUTOSAR OS for S32K144 こんにちは、@Julián_AragónM さん。 ご回答ありがとうございます。 現在、私はEB Tresosのv29.0.0バージョンを使用しています。 このEBトレソリリースに対応している 適切なRTDバージョン を教えていただけますか? 再開まで今しばらくお待ちください。 よろしくお願いいたします。 デヴィ Re: Unable to Configure Tasks and ISRs in AUTOSAR OS for S32K144 こんにちは、@Devi_55 さん。 SW32K14-OS401-RTM-1.0.0 b4.0.98はレガシーソフトウェアであり、現在はメンテナンスされていません。新しいRTD(S32K1用リアルタイム・ドライバ)への移行を強く推奨します。さらなる支援やサポートが必要な場合は、NXPの担当者までご連絡ください。 SW32K14-OS401-RTM-1.0.0 b4.0.98 RTMをインストールした後、以下に含まれているすべてのものが見えます。 このSWパッケージのリリースノートにはEB Tresos v21.0.0が記載されています。このビルドを使っていることを確認してください。 EB tresos Studio 21.0.0 b160607-0933 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: Unable to Configure Tasks and ISRs in AUTOSAR OS for S32K144 こんにちは、@Devi_55 さん。 S32K1(S32K1_S32M24xリアルタイム・ドライバ AUTOSAR R21-11 バージョン3.0.0 QLP07)の最新リリースはEB Tresos v29.0.0を使用しています: よろしくお願いします、 ジュリアン Re: Unable to Configure Tasks and ISRs in AUTOSAR OS for S32K144 こんにちは 申し訳ありません。私の不手際でした。 RTD 3.0.0QLP07 はRTDドライバの暗号リリースであり、 QLP06にはすべての基本ドライバ(Adc、CAN、OSなど)が含まれています。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: Unable to Configure Tasks and ISRs in AUTOSAR OS for S32K144 こんにちは、 @Julián_AragónM さん、 私は S32K1_S32M24xリアルタイム・ドライバ AUTOSAR R21-11 バージョン3.0.0 QLP07 パッケージをインストールしており、 これはEB tresos v29.0.0と互換性があります。しかし、利用可能なプラグインを確認したところ 、OS、ADC、Port、Dio、Spi、Can、MCU、その他のMCALコンポーネントなど、いくつかの期待されるモジュールは見つかりませんでした。 MCALドライバーの全セットとAUTOSAR OSの両方にアクセスする必要がある場合、どのRTD/AUTOSARパッケージを使うべきか教えていただけますか? 互換性のために別のバージョンのEB tresosが必要な場合は、推奨バージョンをインストールして使用する用意があります。 S32K144に適したパッケージやツールチェーンについてご指導いただけると助かります。 ありがとう。 よろしくお願いします、 デヴィ Re: Unable to Configure Tasks and ISRs in AUTOSAR OS for S32K144 こんにちは、@Julián_AragónM さん ご回答ありがとうございます。 記載されているRTDバージョンで確認してみます。 ありがとう よろしくお願いします、 デヴィ
View full article
[i.MX95 FRDM] AR0144/AP1302 ピンク色問題と NXP NEO ISP の AP1302 バイパス 環境およびハードウェアのセットアップ プロセッサー/プラットフォーム: NXP i.MX95 FRDMボード カメラモジュール: RPI-CAM-MIPI(AR0144センサ+AP1302オンボードISP) 使用ファームウェア: ap1302_60fps_ar0144_27M_2Lane_awb_tuning.bin (ap1302_ar0144_single_fw.bin に名前変更され、/lib/firmware/ に配置されています) 問題1:AP1302 ISPからのピンク/マゼンタ色の色むら AP1302 ISPを介してAR0144カメラモジュールから送信されるデコードされた画像/ビデオストリームに、ピンク/マゼンタ色の色かぶりが継続的に発生しています。 この調整済みファームウェアファイルを使用しても、デコードされたフレームには依然として目立つピンク色の色合いが見られます(サンプル画像を添付) 。 これはAR0144とAP1302の組み合わせにおける既知の問題ですか? このカラーバランスの問題を修正するための、最新のAP1302ファームウェアバイナリはありますか? 問題2:AP1302をバイパスしてi.MX95内蔵NEO ISPを使用する NXPのRPI-CAM-MIPIカメラモジュールに関するドキュメントには次のように記載されています: 「バイパス可能なオンボードISPチップにより、幅広いSoCで使用できます。」 i.MX95は統合されたハードウェア NEO ISPを備えているため、AP1302のオンボード処理をバイパスし、libcameraとneo-ipa-uguzziパイプラインハンドラーを使ってAR0144から直接i.MX95内部NEO ISPにルーティングしたいと考えています。 NXPへの質問: RAWパススルー(AP1302のハードウェアプロセッシングをバイパスしてRAWバイエルを直接i.MX95 NEO ISPに送る)は、i.MX95 FRDMボード上で公式にサポートされているのでしょうか? もしそうなら、NXPはRAWパススルーを有効にするためのステップバイステップ設定を提供できるのでしょうか? NEO ISPの下でAR0144センサーに必要な DTP/YAMLチューニングファイルを取得または生成するにはどうすればよいのでしょうか?NXPはAR0144用の事前キャリブレーション済みのYAML/DTPファイルを持っていて、それを共有できますか? Re: [i.MX95 FRDM] AR0144/AP1302 Pink Tint Issue & Bypassing AP1302 for NXP NEO ISP 私はIMX95のFRDMボードでこれを再現していますが、色の問題はありません。カメラを起動できるので正しく設定してください。ただしディスプレイに問題があるかどうかを確認してください 1) dtb ファイルを imx95-15x15-frdm-ap1302.dtb に設定します。 2) ファームウェアが正しい 3) コマンド gst-launch-1.0 libcamerasrc ! を使用します自動ビデオシンク Re: [i.MX95 FRDM] AR0144/AP1302 Pink Tint Issue & Bypassing AP1302 for NXP NEO ISP こんにちは、 質問1のテストとフィードバックにご協力いただき、ありがとうございました。 Re: 質問2 — i.MX95内部NEO ISPのAP1302バイパスについて また、i.MX95の内蔵NEO ISPを利用するためにオンボードのAP1302 ISPをバイパスするという私の2つ目の質問にも答えていただけますか? RPI-CAM-MIPIボードのドキュメントにはオンボードISPがバイパス可能と記載されているため、AR0144センサから直接i.MX95の内部NEO ISPにRAWのBayerストリームをルーティングしたいと考えています。 もう少し詳しく教えていただけますか: Linux 6.12.49_2.2.0 BSPリリースのi.MX95 FRDMボード上のAR0144で、AP1302ハードウェアISPプロセッシングをバイパスするRAWパススルーはサポートされていますか? デバイスツリーの変更:AP1302 ISPブロックを回避し、MIPI-CSIインターフェース上で直接RAWのBayerフレームを取得するために、具体的にどのようなデバイスツリーの設定やオーバーレイが必要ですか? チューニングとYAML構成:NXPは、NEO ISPパイプラインハンドラ内のAR0144用のチューニング/DTP構成ファイルを提供していますか?もし可能であれば、これらのファイルを共有したり、このワークフローに合ったlibcameraやLIBCAMERA_IPA_MODULE_PATHの適切な設定方法について教えていただけませんか? ご協力ありがとうございました! Re: [i.MX95 FRDM] AR0144/AP1302 Pink Tint Issue & Bypassing AP1302 for NXP NEO ISP Linux 6.12.49_2.2.0 BSPリリースのi.MX95 FRDMボード上のAR0144で、RAWパススルー(AP1302ハードウェアISP処理をバイパスする)はサポートされていますか?>デフォルトのBSPとしてはサポートできませんでした。dbファイル名はap1302のみで見つけることができます デバイスツリーの変更:AP1302 ISPブロックを回避し、MIPI-CSIインターフェース上でRAWのBayerフレームを直接キャプチャするには、具体的にどのようなデバイスツリー構成やオーバーレイが必要ですか>ap1302 dtso ファイルを参照してください https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.18.y/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-15x15-frdm-ap1302.dtso isp_en-gpios = <&adp5585_isp 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;このピンはAP1302を有効にします。AP1302をバイパスするにはこのピンをコントロールできます。HIは有効化用、lowはバイパス用です 3. チューニングとYAML構成:NXPは、NEO ISPパイプラインハンドラの下にあるAR0144用のチューニング/DTP構成ファイルを提供していますか?もし可能であれば、これらのファイルを共有したり、このワークフローに合ったlibcameraやLIBCAMERA_IPA_MODULE_PATHの適切な設定方法について教えていただけませんか? >SWのパカッゲはこちらでご覧いただけます https://github.com/nxp-imx-support/imx-camera-sw-pack Re: [i.MX95 FRDM] AR0144/AP1302 Pink Tint Issue & Bypassing AP1302 for NXP NEO ISP こんにちは、 バイパス機構に関する詳細なご説明をありがとうございました。 色の問題についてですが、これはディスプレイやモニターの不具合ではないことを明確にしておきたいと思います。念のため申し添えますが、画面の写真を撮影したわけではありません。GStreamerパイプラインから生の画像/動画ファイルを直接ダンプし、別のホストマシンで保存したファイルを検査したところ、ピクセルデータに薄い赤みがかった/マゼンタピンクの色合いがはっきりと確認できました。 正しいDTB(imx95-15x15-frdm-ap1302.dtb)と公式のAWBチューニングファームウェア(ap1302_60fps_ar0144_27M_2Lane_awb_tuning.bin)を使用しているので、根本原因を特定するのを手伝ってもらえますか? 質問: このピンク色が特定の AR0144カメラモジュールユニットのハードウェア欠陥 によるものか、それとも構成やソフトウェアの問題によるものかをユーザー空間から確認できる特定のテストはありますか? 引き続きサポートしてくださりありがとうございます! Re: [i.MX95 FRDM] AR0144/AP1302 Pink Tint Issue & Bypassing AP1302 for NXP NEO ISP こんにちは、 @joanxie さん。 1) 先ほど申し上げたように、これはディスプレイの問題ではないことを確認しました。画像はファイルに保存され、ホストPCに転送されるためです(ディスプレイからのキャプチャではありません)。 2) カメラモジュールに問題があるかどうかを確認するため、同じカメラをIMX 95 EVKとIMX 95 FRDMボードでチェックしました。どちらの場所でも、赤みがかった色合いが見られます。 3)弊社では、AP1302に以下のファームウェアを使用しています。 https://github.com/ONSemiconductor/ap1302_binaries/blob/main/NXP_i.MX93/ap1302_60fps_ar0144_27M_2Lane_awb_tuning.bin そして、これを「ap1302_ar0144_single_fw.bin」という名前で/lib/firmwareに配置します(これはdmesgログから確認したファイル名です)。 同じファームウェアを使っているか確認できますか?もしなければ、適切なファームウェアを入手できる場所を教えていただけると助かります 4) チューニングやファームウェアの問題かどうかを見分ける方法はありますか?あるいは、現在使用している特定のモジュールにハードウェア上の問題があるのでしょうか?ハードウェアの問題であれば、新しいユニットの購入を検討したいと思います。
View full article
S32K312でTRACE32を使用してマルチコアをデバッグする方法は? NXPサポートの皆様、 現在、TRACE32を使用してS32K312デバイスのデバッグを行っています。 S32K312は2つのコア(コア0とコア1)で構成されています。Core 0は問題なくデバッグできますが、Core 1で動作するコードはデバッグできません。 添付のスクリーンショットに示すように、Core 1によって実行されるソースコードにブレークポイントを設定しました。またカウンター変数を追加しましたが、その値がどんどん増えているのがわかり、コードが実際に実行されていることを示しています。しかし、ブレークポイントには到達しない。 Core 0とCore 1の両方を適切にデバッグするためにTRACE32の設定方法についてアドバイスいただけますか? S32K312のマルチコアデバッグに必要な追加設定や初期化手順があれば、ご教示いただけると幸いです。 これが私のファイルcmmです ;-------------------------------------------------------------------------------- ;@Title:S32KXXCVB-176(FLASH)のS32K312-M7デモ脚本 ;@Description: ;プロセッサ内部のフラッシュにふるいデモアプリケーションをプログラムし、 ;デモデバッグシナリオを設定します。 ;このスクリプトはアプリケーションのフラッシュテンプレートとして使用できます。 ;前提条件: ;* デバッグケーブルをJ205に接続 ;または ;Combiprobe/uTraceをJ10に接続してください ;@Keywords:ARM、Cortex-M7、フラッシュ ;@Author:STK ;@Board:S32KXXCVB-176 ; @Chip:S32K312-M7 ;@Copyright:(C) 1989-2021 Lauterbach GmbH、TRACE32(R)のみでの使用許可 ;-------------------------------------------------------------------------------- ;$Id: s32k312_sieve_flash.cmm 17943 2021-07-12 15:34:31Z skrausse $ ;WinCLEAR(ウィンクリア) ;-------------------------------------------------------------------------------- ;デバッガを初期化して起動します 再セット SYStem.RESet SYStem.CPU S32K312-M7 ;SYStem.CPU MWCT2016S-M7 SYStem.CONFIG.DEBUGPORTTYPE JTAG もしCOMBIPROBE()||UTRACE() ( SYStem.CONFIG.CONNECTOR MIPI20T ) SYStem.オプション DUALPORT ON SYStem.MemAccess DAP SYStem.JtagClock 10MHz Trace.DISable システムシステム ;内部SRAMのECC init DO C:\T32\demo\arm\hardware\s32k3\scripts\init_sram.cmm ;-------------------------------------------------------------------------------- ;フラッシュプログラミング ;Prepare Flash プログラミング(宣言) DO ~~/demo/arm/flash/s32k3.cmm PREPAREONLY フラッシュ。ChangeType 0x10016000--0x1003FFFF NOP フラッシュ.エレーズ.オール FLASH.すべてを再プログラム ( データ.LOAD.intelhex "project.hex" ;Dタ。LOAD.auto * ;Dタ。LOAD.s1record ;IVTヘッダーの追加 ;Dタ。Set 0x00400000++0xF0 %Long 0x0 ;0 のイニットテーブル ;Dタ。設定0x00400000 %Long 0x5aa55aa5;マジックナンバー ;Dタ。設定0x00400004 %Long 0x00000001;ブート設定ワード(M7-0を有効にする) ;Dタ。0x0040000C %Long ADDRESSに設定してください。オフセット(__nvic_base);M7-0 アプリケーションコア Start adddress ;Dタ。セット0x00400024 %Long 0x00000000;LC設定アドレス ) FLASH.ReProgram OFF ; -------------------------------------------------------------------------------- システムアップ 壊す Data.LOAD.Elf "project.elf"/nocode Go.direct main システムモードアタッチ TrOnchip.Set CORERESET OFF ; -------------------------------------------------------------------------------- 窓をいくつか開ける モード.Hll 再開まで今しばらくお待ちください。 Re: How to Debug Multi Core with TRACE32 on S32K312? こんにちは、@NghiaLX308さん 本当にS32K312の話をしているのですか?これは単一コアデバイスだからです: よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: How to Debug Multi Core with TRACE32 on S32K312? こんにちは、 @lukaszadrapaさん。 申し訳ありません、それは私の間違いでした。 MCUは S32K322。 Re: How to Debug Multi Core with TRACE32 on S32K312? 私のリポジトリには2つのバージョンがあります。1つはS32K324用でTrace32のインスタンスを2つ開きます。もう1つはS32K396用の非常にシンプルなもので、Trace32のインスタンスを1つだけ使用し、さらにコア間を切り替えるための2つのスクリプトがあります。これらのスクリプトを参考にして、独自の解決策を開発できます。 よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: How to Debug Multi Core with TRACE32 on S32K312? わかった。 ルカ・ザドラパさん、ありがとうございます。
View full article
i.MX8M Nano PTPクロック精度 私たちは、SAIインターフェースを通じてデータを取得する複数のi.MX8M Nanoシステムの同期のためにIEEE 1588 PTPを評価しています。 同期に関する要件は、複数のユニット間でのサンプリング時間が2µs以内に収まることです。 当社のハードウェアでは、 ENET1_1588_EVENT0_OUTは外部にルーティングされてGPT_CAPTURE1に戻ります。想定されるアーキテクチャは以下のとおりです。 ハードウェアタイムスタンプ付きPTPを使用して、各ユニットのENET PTPハードウェアクロックを同期します。 ENET1_1588_EVENT0_OUTを使って定期的なタイミングイベントを生成します。 そのイベントをGPTでキャプチャし、PTPクロックをローカルのハードウェアタイマーに関連付けます。 PTPのタイムベースとオーディオクロックの測定された関係を利用して、各スレーブユニットのAudioPLLを調整し、SAIサンプリングレートがマスターユニットを追尾するようにします。 各ユニット間で、サンプリングレートの同期と既知の位相/サンプリングインデックス関係を維持する。 NXPのプレゼンテーション 「i.MX IEEE 1588 1PPS Test」を見つけました。これはFEC 1588出力を有効にする方法を示し、一般的な手順がi.MX8Mファミリにも適用されることを示しています。ただし、このプレゼンテーションは信号生成のみを示しており、同期精度、PPSスキュー、出力ジッタ、ユニット間位相誤差に関する仕様や測定結果は提供していません。 また、i.MX8M Nanoのデータシートおよびリファレンスマニュアルも確認しましたが、以下のいずれについても確実なタイミング仕様は見つかっていません。 ハードウェアパケットタイムスタンプを使用する場合の、2台のi.MX8M Nano ENET PTPハードウェアクロック間の最大同期誤差。 ENET1_1588_EVENT0_OUTのタイミング精度またはジッターは、プログラムされたENET PTPタイマーの比較値に対して相対的に高い値です。 ENET PTPタイマー比較イベントから外部EVENT0_OUTピンまでの、単位ごとの**レイテンシ**の変動。 ENET1_1588_EVENT0_OUTがGPT_CAPTURE1にループバックされるときに、完全な不確実性が発生します。 NXP Linux BSPおよびptp4lを用いた実用的な同期性能が期待されます。 NXPは以下の点について何かアドバイスをいただけるでしょうか? FEC PTPクロックとENET1_1588_EVENT0_OUTについて、文書化されていない特性評価結果や期待される精度はありますか? 出力エッジはENET PTPタイマーからハードウェア上で完全に生成され、タイマーとの比較に対するデターミニスティックなレイテンシがあるのでしょうか? エッジタイミングはENET_TIMER_CLK_ROOTだけで量子化されるのか、それとも可変レイテンシを生む非同期クロックドメイン交差が追加のものなのか? ループされたイベントをキャプチャする際のGPT入力キャプチャの最大不確実性は既知のものはありますか? NXPは、PTPで同期された2台のi.MX8Mデバイス間のPPS間スキューを測定しましたか? ハードウェアのタイムスタンプと制御された有線イーサネットネットワークを用いる場合、2μs以内の同期は妥当な期待値とみなされますか? i.MX8M Nanoで最適な同期精度を得るために、推奨されるptp4l、FECドライバー、クロックツリー、またはデバイスツリーの設定はありますか? ENET PTPクロックからAudioPLLやSAIメディアクロックを区別するためのNXPの現存例はありますか? 同じPTPネットワーク上に2枚のボードを配置し、2チャンネルオシロスコープを用いてENET1_1588_EVENT0_OUT信号の時間差を測定することで実験的に実装を検証する予定です。その後、AudioPLL制御ループを実装した後、SAIのフレームクロックまたはサンプルクロックの同期を個別に測定します。 PTP同期精度を測定するにはこれが推奨される方法でしょうか?それとも、より正確な測定を提供する他の内部信号、レジスタ、ドライバー統計、NXPテスト方法があるのでしょうか? タイミング特性評価データ、内部設計ガイダンス、関連するアプリケーションノート、BSPの例などがあれば教えていただけると助かります。         i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: i.MX8M Nano PTP clock accuracy 調べてみたところ、imx8mnについてはIEEE 1588 PTPのサポートのみを検証しており、タイミング精度やレイテンシテストは行っていません。IEEE 1588 PTP出力セットアップの導入はサポートできますが、まだテストしていないためこれらのデータは提供できません
View full article
如何使用 GHS 编译器在 S32K3 上获取 DumpCallStack 的正确帧指针 (FP)? 大家好, 我正在使用 Green Hills Software (GHS) 编译器开发 S32K3 MCU,并且正在实现 DumpCallStack 函数。 为了获取帧指针(FP),我使用了以下内联汇编代码: __asm volatile ("mov %0, r7" : "=r" (locals.fp)); 但是,我得到的 locals.fp 的值为 0x02B1,这似乎不是一个有效的帧指针。它没有对齐,也没有指向有效的堆栈位置,因此无法正确展开调用堆栈。 我的问题是: 在 S32K3 (Arm Cortex-M7) 上使用 GHS 编译器时,获取当前帧指针的正确方法是什么? GHS 编译器是否总是使用 R7 作为帧指针,还是可以根据优化级别省略帧指针或使用其他寄存器? 是否有必须启用的编译器选项才能保留堆栈展开所需的帧指针? 是否有推荐的 GHS 特定 API 或内部函数来检索帧指针,而不是使用内联汇编? 如果有人在 S32K3 上使用 GHS 编译器实现了堆栈展开或 DumpCallStack 函数,我将不胜感激任何指导或示例。 谢谢! Re: How to obtain the correct Frame Pointer (FP) for DumpCallStack on S32K3 using the GHS compiler? 您好, 我不认为 R7 总是被用作帧指针。根据 GHS 版本、优化级别和编译器选项的不同,编译器可能会使用不同的寄存器,或者完全省略帧指针,并将 R7 用作通用寄存器。值 0x02B1 表明 R7 在您的版本中可能没有充当帧指针。 请检查生成的装配体,并验证 GHS 是否创建了帧记录。如果启用帧指针,您应该会看到一个一致的函数序言来保存/恢复帧指针;否则,基于 R7/R11 的堆栈展开将不可靠。 由于这主要是一个与编译器相关的问题,我也建议您联系 Green Hills Software 的支持部门。他们可以就以下方面提供建议: 无论 GHS 使用 R7、R11 还是其他寄存器作为目标/配置的帧指针。 哪些编译器选项会保留帧指针? 是否有推荐的内部函数或 API 来获取当前帧指针? 使用 GHS 实现调用栈展开的首选方法。 他们最能针对您的编译器版本和设置提供具体指导。 BR,彼得 Re: How to obtain the correct Frame Pointer (FP) for DumpCallStack on S32K3 using the GHS compiler? 当然
View full article