MRF101ANの代替部品番号を教えていただけると助かります。そして今後数年間の利用可能性についてのアイデア。
ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
**MRF101ANの現状と代替品**
### 現在の状況
**MRF101AN** (NXP) は現在、**販売終了/最終購入**となっています。
|アイテム|詳細|
|----------------------------|--------------------------------------|
|**ライフサイクル** |エンド・オブ・ライフ(EOL)/ラストタイムバイ |
|**前回の買い(LTB)** |**2026年9月30日** |
|**ラストタイムデリバリー(LTD)** |**2027年9月30日** |
|**理由** |NXPはRadio Power製品ラインを縮小しています。
2026年9月以降は、NXPへの新規注文はできなくなります。残りの在庫は、2027年の最終出荷日まで、先着順で割り当てられます。
---
### 最も近い代替案
|部品番号|製造元 |主な違い |互換性|おすすめ |
|------------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|**MRF101BN** |NXP |ミラーピンアウト版MRF101AN |同じパッケージ(TO-220)、電気性能はほぼ同一|ピンアウトが反り返せるなら短期的に最良の選択肢 |
|**MRF300AN / MRF300BN** |NXP |300 Wバージョン(高出力) |異なるパッケージ(TO-247) |より強力な電力が必要で、再設計できる場合のみ |
|公式なドロップインはありません |— |NXPはピン互換の後継機を**リリースしていない**— |— |
**注記**: NXPはMRF101ANの公式なピン互換性のある代替品を公開していません。**MRF101BN**は最も近いデバイスです(電気的特性が同じで、ピン配置も反転しています)。
---
### サードパーティ/競争力のある代替手段(ピン互換性なし)
これらは基板の再設計が必要ですが、現在も生産が続けられています。
- Ampleon BLF188XR / BLF189XRG(高出力、異なるパッケージ)
- STマイクロエレクトロニクスSTAC2932Bまたは類似のLDMOSデバイス
- インフィニオンまたはMACOM製の100Wクラスの他の50V LDMOSデバイス(周波数と電力のマッチングが必要)
---
### 供給見通し(今後数年間)
| 期間 | 利用可能期間の見込み |
|---------------------|----------------------------------------------|
| 現在~2026年9月 | 注文受付中(最終購入期間) |
| 2026年10月~2027年9月 | 残在庫/残余出荷のみ |
| 2027年9月以降 | NXPからの新規供給なし |
**おすすめ**:
1. この部品がまだ必要な場合は、できるだけ早く**最終購入**を行ってください。
2. **MRF101BN**の評価を開始する(ピン配置の変更が許容できる場合)か、現在稼働中の50V LDMOSデバイスへの再設計を開始する。
3. お問い合わせ:[email protected]。
MRF101ANとMRF101BNの特定の電気的特性を比較したり、周波数と電力要件に基づいて再設計候補を提案したりしましょうか?