2402443_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2402443_ja-JP

2402443_ja-JP

AUTOSAR OSでタスクやISRを設定できないS32K144

こんにちは、

現在、S32K144 MCUにAUTOSAR OSを統合しており、 S32K_AUTOSAR_OS_4_0_98_RTM_1_0_0 DTM パッケージをインストールしています。

OSモジュールを EB Tresosにインポートした後、設定エディタで OSCounter コンテナしか見えません。しかし、OSユーザーマニュアルには タスクISR、その他のOSオブジェクトなどの追加設定要素が記載されています。

もう少し詳しく教えていただけますか:

  • EB tresos で OSCounter の設定しか表示されないのはなぜですか?
  • タスクとISRの設定を有効にするために、追加のプラグイン、ライセンス、または設定手順が必要ですか?
  • S32K144 AUTOSAR OSのタスクおよびISRの作成および設定の正しい手順は何ですか?

また、タスク、ISR、およびOS関連の設定も行いたいです。
何かご指導や参考となるプロジェクト例があれば、大変ありがたく思います。

よろしくお願いします。

Re: Unable to Configure Tasks and ISRs in AUTOSAR OS for S32K144

こんにちは、@Julián_AragónM さん

ご回答ありがとうございます。

現在、私はEB Tresosのv29.0.0バージョンを使用しています。

Devi_55_0-1786076176743.png

このEBトレソリリースに対応している 適切なRTDバージョン を教えていただけますか?

再開まで今しばらくお待ちください。

よろしくお願いいたします。

デヴィ


Re: Unable to Configure Tasks and ISRs in AUTOSAR OS for S32K144

こんにちは、@Devi_55 さん

SW32K14-OS401-RTM-1.0.0 b4.0.98はレガシーソフトウェアであり、現在はメンテナンスされていません。新しいRTD(S32K1用リアルタイム・ドライバ)への移行を強く推奨します。さらなる支援やサポートが必要な場合は、NXPの担当者までご連絡ください。

SW32K14-OS401-RTM-1.0.0 b4.0.98 RTMをインストールした後、以下に含まれているすべてのものが見えます。

Julin_AragnM_0-1786054248282.png

このSWパッケージのリリースノートにはEB Tresos v21.0.0が記載されています。このビルドを使っていることを確認してください。

EB tresos Studio 21.0.0 b160607-0933

よろしくお願いします、
ジュリアン

Re: Unable to Configure Tasks and ISRs in AUTOSAR OS for S32K144

こんにちは、@Devi_55 さん

S32K1(S32K1_S32M24xリアルタイム・ドライバ AUTOSAR R21-11 バージョン3.0.0 QLP07)の最新リリースはEB Tresos v29.0.0を使用しています:

Julin_AragnM_0-1786119367226.png

よろしくお願いします、
ジュリアン

Re: Unable to Configure Tasks and ISRs in AUTOSAR OS for S32K144

こんにちは

申し訳ありません。私の不手際でした。

RTD 3.0.0QLP07 はRTDドライバの暗号リリースであり、 QLP06にはすべての基本ドライバ(Adc、CAN、OSなど)が含まれています。

Julin_AragnM_1-1786379905338.png

よろしくお願いします、
ジュリアン


Re: Unable to Configure Tasks and ISRs in AUTOSAR OS for S32K144

こんにちは、 @Julián_AragónM さん

私は S32K1_S32M24xリアルタイム・ドライバ AUTOSAR R21-11 バージョン3.0.0 QLP07 パッケージをインストールしており、 これはEB tresos v29.0.0と互換性があります。しかし、利用可能なプラグインを確認したところ 、OS、ADC、Port、Dio、Spi、Can、MCU、その他のMCALコンポーネントなど、いくつかの期待されるモジュールは見つかりませんでした。

MCALドライバーの全セットとAUTOSAR OSの両方にアクセスする必要がある場合、どのRTD/AUTOSARパッケージを使うべきか教えていただけますか?

互換性のために別のバージョンのEB tresosが必要な場合は、推奨バージョンをインストールして使用する用意があります。

S32K144に適したパッケージやツールチェーンについてご指導いただけると助かります。

Devi_55_0-1786339741286.png

ありがとう。
よろしくお願いします、

デヴィ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
yesterday
Updated by: