Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
imx8mp-evk SAI5外部I2Sマイク(SPH0645) - クロック生成に失敗しました。正しいクロックについて助けが必要です。 こんにちは、 基板:i.MX8MPLUSLPD4-EVK(8MPLUS-BBベース基板)   SAI5に外部I2S MEMSマイクロフォン(Knowles SPH0645LM4H)を取り付けます。 J21(EXP_CN)に物理的に配線されているSoC側のピンを使用する ベースボードの回路図に従って、レベルシフターU57/U58を介して拡張ヘッダーを接続 (SPF-46370)   1. ハードウェア配線(回路図と照合し、オシロスコープで検証済み)   SPH0645 BCLK -> J21 ピン 40 ("PDM_CLK", SoC パッド SAI5_RXC) SPH0645 LRCL -> J21 ピン 32 ("PWM4_3V3", SoC パッド SAI5_RXFS) SPH0645 DOUT -> J21 ピン 38 ("PDM_STREAM_0"、SoC パッド SAI5_RXD0) SPH0645 SEL - > GND(左チャンネル) SPH0645 3V -> J21 ピン 1 SPH0645 GND  -> J21 ピン 6   外部I2S MEMSマイクロフォン(SPH0645)を接続しようとしています SAI5、J21拡張ヘッダーに配線(BCLK -> SAI5_RXC、LRCL -> SAI5_RXFS、DOUT > SAI5_RXD0、8MPLUS-BB回路図と照合して確認済み (オシロスコープで確認済み)。   私たちはこの問題に直面しており、解決のための支援を必要としています。   サウンドカードは正しく認識されています。   root@imx8mp-LPDDR4-EVK:~# Arecord -l カード2:SPH0645audio [SPH0645-オーディオ]、デバイス0:...   しかし、クロックエラーにより録音が失敗します。   root@imx8mp-lpddr4-evk:~# arecord -D hw:CARD=sph0645audio,DEV=0 \ -f S16_LE -r 48000 -c 1 mic.wav [  140.950940]fsl-sai 30c50000.sai:必要な処方率を算出できませんでした: 3072000 [  140.958042]fsl-sai 30c50000.sai:ASoC: 30c50000.sai の snd_soc_dai_hw_params でエラーが発生しました:-22 arecord: set_params:1435: ハードウェアパラメータをインストールできません   clk_summaryを確認すると、sai5は依然として24MHzから派生していることがわかります。 オーディオPLLではなくオシレーター:   sai_pll_out_div2      0  0  50000  Y   0  0  0  24576000 sai5                  0  0  50000  N   0  0  0  24000000 sai5_root             0  0  50000  N   0  0  0  24000000   現在の&sai5ノード:   &sai5 { #sound-dai-cells = <0> pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_sai5>; assignment-clocks = <&clk IMX8MP_CLK_SAI5>; assignment-clock-parents = <&clk IMX8MP_AUDIO_PLL1_OUT>; 割り当てられたクロックレート = <12288000>; fsl、sai-mclk方向出力; fsl、sai非同期; fsl,dataline = <0 0x1 0x0>; ステータス = "okay" };   pinctrl_sai5: sai5grp { fsl,pins = < MX8MP_IOMUXC_SAI5_RXFS__AUDIOMIX_SAI5_RX_SYNC 0xd6 MX8MP_IOMUXC_SAI5_RXC__AUDIOMIX_SAI5_RX_BCLK 0xd6 MX8MP_IOMUXC_SAI5_RXD0__AUDIOMIX_SAI5_RX_DATA00 0xd6 > };   また、pinctrlグループが このボード上のSAI5_RXC/RXD0/RXFSと同じ物理パッドです。   SAI5のクロックをオーディオPLLに正しくルーティングするにはどうすればいいでしょうか。 24MHz発振器を使用する代わりに、3072000Hz(48kHz)を生成する パス?   参考までに画像も添付しました。   ありがとう。 IMG_8200.jpeg IMG_8205.jpeg    preview.jpg プレビュー(1).jpg    Re: imx8mp-evk SAI5 external I2S mic (SPH0645) - clock derivation fails, need help with correct cloc こんにちは、 次の設定を試してみることをお勧めします。 &sai5 { #sound-dai-cells = <0>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_sai5>; assigned-clocks = <&clk IMX8MP_CLK_SAI5>; assigned-clock-parents = <&clk IMX8MP_AUDIO_PLL1_OUT>; assigned-clock-rates = <12288000>; clocks = <&audio_blk_ctrl IMX8MP_CLK_AUDIOMIX_SAI5_IPG>, <&clk IMX8MP_CLK_DUMMY>, <&audio_blk_ctrl IMX8MP_CLK_AUDIOMIX_SAI5_MCLK1>, <&clk IMX8MP_CLK_DUMMY>, <&clk IMX8MP_CLK_DUMMY>, <&clk IMX8MP_AUDIO_PLL1_OUT>, <&clk IMX8MP_AUDIO_PLL2_OUT>; clock-names = "bus", "mclk0", "mclk1", "mclk2", "mclk3", "pll8k", "pll11k"; fsl,sai-asynchronous; fsl,dataline = <0 0x1 0x0>; status = "okay"; }; クロックやクロック名のバインディングがない場合、ドライバは24 MHz発振器にフォールバックします。また、マイクに接続しない場合は、fsl,sai-mclk-direction-outputプロパティは必要ありません。 よろしくお願いいたします。
View full article
FRDM-KL25Z Documentation for USB-C Version Hi All, Does anyone know where I can find the manual and/or schematic for the USB-C version of the FRDM-KL25Z? nxp.com and their reseller sites appear to only have data on the mini-B USB version of the FRDM-KL25Z. Thanks, Peter Freedom Development Platform Re: FRDM-KL25Z Documentation for USB-C Version There isn’t an official USB‑C version of the FRDM‑KL25Z from NXP only the mini‑B USB design is documented. If you have a USB‑C variant, it’s a third‑party board that simply swaps the connector, so the standard NXP manual and schematic still apply. Re: FRDM-KL25Z Documentation for USB-C Version The official hardware design documentation (schematics, user manuals, and design packages) provided directly by NXP and its authorized distributors exclusively reference the legacy mini-B USB layout (such as the Rev D/E schematics). NXP never released an official hardware revision of the classic FRDM-KL25Z board featuring an onboard USB-C port; all original factory production runs utilized the mini-B physical interface for both OpenSDA debug and MCU USB connectivity. Re: FRDM-KL25Z Documentation for USB-C Version Thank you!
View full article
AMMCLib support for S32R294 e200z7 cores Hello NXP team, We are developing an application for the S32R294 and would like to use AMMCLib on its e200z7 cores. Is there an AMMCLib release that officially supports the S32R294? If not, could you recommend another NXP-provided math library that is compatible with the S32R294 e200z7 core? Please also let us know whether a specific S32 Design Studio toolchain, SDK, or RSDK version is required. Thank you. C|C++ Libraries Re: AMMCLib support for S32R294 e200z7 cores Hi Peter, Thank you for the clarification. Our target application is a radar signal-processing pipeline. We plan to run the following algorithms on the S32R294 e200z7 cores: DML-based direction-of-arrival estimation A small number of FFT operations Kalman filtering, including matrix multiplication, transposition, and linear-system solving or matrix inversion Feature extraction and lightweight radar target classification using vector, matrix, and statistical operations Running these algorithms on the e200z7 cores would reduce data transfers and data-format conversions between the SPT and e200z7, which should improve processing efficiency. We are looking for optimized FFT, complex arithmetic, matrix, vector, and linear algebra functions for the S32R294 e200z7 cores. Does NXP provide a suitable math or DSP library for these use cases?  Best regards, Re: AMMCLib support for S32R294 e200z7 cores Hello, There is not an AMMCLib release that officially supports the S32R294 platform. The AMMCLib device support list currently includes several Power Architecture MCU families (for example MPC577xK/MPC5775E), but S32R294 is not listed as a supported target. For S32R294 development, NXP's primary software offering is the Radar SDK for S32R29x together with the S32 Design Studio Power Architecture toolchain. What should be the target application? Best regards, Peter
View full article
Clarifications required for SBCFS2613 Main state Faults reaction Hi NXP, Could you please confirm whether a default fail-safe reaction (assertion of FSXB and RSTB) is configured for the following faults in the respective registers? M_TSD_FLG M_REG_FLG M_VSUP_FLG Since the faults in the above registers are configured to provide an INTB indication, clarification is required on whether they also have any default fail-safe reaction, such as assertion of FSXB and/or RSTB. Thanks, Sivahari G Re: Clarifications required for SBCFS2613 Main state Faults reaction Hi RafaR, I couldn't identify exactly which PN you were referring to? I am using MFS2613AMDA6. A fail-safe reaction such as FS0B (FSXB) and/or RSTB assertion is not automatically associated with the flag itself and depends on the corresponding fail-safe configuration. Yes, absolutely for all regulators UV/OV fault has failsafe configuration registers "FS_I_OVUV_SAFE_REACTION1" and " FS_I_OVUV_SAFE_REACTION2 ". But Is there any provision to configure fail-safe reaction for all regulator Over Current Faults? since we have provisions to configure INTB masking/unmasking for those faults. Example OC Faults(VBSTOV_I, VBSTOC_I, VPREOC_I, TRK1OC_I, COREOC_I) Thanks, Sivahari G Re: Clarifications required for SBCFS2613 Main state Faults reaction Hello Sivahari Good day! I couldn't identify exactly which PN you were referring to, but in general this applies to all versions of FS26. RafaR_0-1787266460038.pngRafaR_0-1787266460038.png In summary, the flags in M_TSD_FLG, M_REG_FLG, and M_VSUP_FLG are interrupt sources by default. A fail-safe reaction such as FS0B (FSXB) and/or RSTB assertion is not automatically associated with the flag itself and depends on the corresponding fail-safe configuration, with TSD faults being an explicit example that can be configured to escalate into Deep Fail Safe. I hope this information has helped you, please let me know if you need help with anything else. Have a great day and best of luck. Re: Clarifications required for SBCFS2613 Main state Faults reaction Hello Sivahari Good day! Unfortunately, the FS26 does not have an equivalent to FS_I_OVUV_SAFE_REACTION1/2 for currents, but, all LDOs and TRKs have a current limiter, so they should remain safe even if an overclock is detected, giving you time to check it. Depending on where it originates, a different process may begin, for example, VPRE. RafaR_0-1787355219229.png I hope this information has helped you, please let me know if you need help with anything else. Have a great day and best of luck.
View full article
NXPはユーザーにPlug and TrustミドルウェアとMBED TLSをどのように統合することを期待しているのでしょうか? NXPはユーザーにPlug & Trustミドルウェアに付属しているMbed TLSのバージョンを使うことを期待しているのでしょうか?もしそうなら、NXPは新しいMbedのTLSバージョンを含む更新されたミドルウェアリリースをタイムリーに提供しているのでしょうか?例えば、現在のミドルウェアバンドルにはMbed TLS 3.6.2が含まれています。Mbed TLS 3.6.7は既に利用可能ですが。 SE050 Re: How Does NXP Expect Users to Integrate Mbed TLS with the Plug & Trust Middleware? こんにちは、@ph-yac さん。 ご連絡ありがとうございます!私の意見は以下の通りです。 Plug & Trust MWはMCUXpresso SDKの下流からMbed TLSを供給し、アップデートはNXPのH1/H2 SDKリリーススケジュールに従って行われ、すべての上流Mbed TLSパッチリリースを追跡するわけではありません。現在同梱されているバージョンは3.6.2です。次のアップデートでは、次のSDKのダウンストリームリリースサイクルが導入されます。 ミドルウェアはバンドルされたバージョンに対して正式に検証されていますが、同じ 3.6.x 内のパッチレベルのアップグレードではLTS支店は一般的にリスクが低い。お客様は、バンドルされたMbedのTLSソースファイルを手動で置き換えることを試みることができます。ビルド互換性は'SSS_HAVE_MBEDTLS_3_X' CMakeフラグで確認してください。NXPは、MWリリース間のすべてのパッチリリースを正式に検証するわけではありません。 最新のMWはMbed TLS 2.28.xと3.6.xの両方をサポートしています`SSS_HAVE_MBEDTLS_2_X` / `SSS_HAVE_MBEDTLS_3_X` CMakeフラグを介して分岐します。Mbed TLS 3.x と統合する場合は、**SSS ALT**(PSA ALT ではありません)を使用する必要があることにご注意ください。 Plug & Trust ミドルウェアにおけるMbed TLS 4.xのサポートは、2027年Q1のリリースに向けて現在検討されています。正式な約束はまだなされていないが、ロードマップには含まれている。 お役に立てば幸いです。 すてきな一日を、 カン ------------------------------------------------------------------------------- 注記: この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとうございます! - 前回の投稿から7週間Threadをフォローしており、その後の返信は無視しています もし後で関連する質問があれば、新しいThreadを開き、閉じたThreadを参照してください。 -------------------------------------------------------------------------------
View full article
imx8mp-evk SAI5 external I2S mic (SPH0645) - clock derivation fails, need help with correct clock Hello, Board: i.MX8MPLUSLPD4-EVK (8MPLUS-BB base board)   attach an external I2S MEMS microphone (Knowles SPH0645LM4H) to SAI5, using the SoC-side pins that are physically routed to the J21 (EXP_CN) expansion header via level shifters U57/U58, per the base board schematic (SPF-46370).   1. Hardware wiring (confirmed against schematic, verified on scope)   SPH0645 BCLK -> J21 pin 40 ("PDM_CLK",      SoC pad SAI5_RXC) SPH0645 LRCL -> J21 pin 32 ("PWM4_3V3",     SoC pad SAI5_RXFS) SPH0645 DOUT -> J21 pin 38 ("PDM_STREAM_0", SoC pad SAI5_RXD0) SPH0645 SEL  -> GND (left channel) SPH0645 3V   -> J21 pin 1 SPH0645 GND  -> J21 pin 6   We are trying to connect an external I2S MEMS microphone (SPH0645) to SAI5, wired to the J21 expansion header (BCLK -> SAI5_RXC, LRCL -> SAI5_RXFS, DOUT -> SAI5_RXD0, confirmed against the 8MPLUS-BB schematic and verified on oscilloscope).   We are facing this issue and need help resolving it:   The sound card registers correctly:   root@imx8mp-lpddr4-evk:~# arecord -l card 2: sph0645audio [sph0645-audio], device 0: ...   But recording fails with a clock error:   root@imx8mp-lpddr4-evk:~# arecord -D hw:CARD=sph0645audio,DEV=0 \     -f S16_LE -r 48000 -c 1 mic.wav [  140.950940] fsl-sai 30c50000.sai: failed to derive required Rx rate: 3072000 [  140.958042] fsl-sai 30c50000.sai: ASoC: error at snd_soc_dai_hw_params on 30c50000.sai: -22 arecord: set_params:1435: Unable to install hw params   Checking clk_summary shows sai5 is still deriving from the 24MHz oscillator rather than the audio PLL:   sai_pll_out_div2      0  0  50000  Y   0  0  0  24576000 sai5                  0  0  50000  N   0  0  0  24000000 sai5_root             0  0  50000  N   0  0  0  24000000   Our current &sai5 node:   &sai5 { #sound-dai-cells = <0>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_sai5>; assigned-clocks = <&clk IMX8MP_CLK_SAI5>; assigned-clock-parents = <&clk IMX8MP_AUDIO_PLL1_OUT>; assigned-clock-rates = <12288000>; fsl,sai-mclk-direction-output; fsl,sai-asynchronous; fsl,dataline = <0 0x1 0x0>; status = "okay"; };   pinctrl_sai5: sai5grp { fsl,pins = < MX8MP_IOMUXC_SAI5_RXFS__AUDIOMIX_SAI5_RX_SYNC 0xd6 MX8MP_IOMUXC_SAI5_RXC__AUDIOMIX_SAI5_RX_BCLK 0xd6 MX8MP_IOMUXC_SAI5_RXD0__AUDIOMIX_SAI5_RX_DATA00 0xd6 >; };   We also disabled &micfil and &pwm4, since their pinctrl groups share the same physical pads as SAI5_RXC/RXD0/RXFS on this board.   How do we correctly route SAI5's clock through the audio PLL so it can derive 3072000 Hz (48kHz) instead of sitting on the 24MHz oscillator path?    Also attached the some images for your reference.    Thank you. IMG_8200.jpeg IMG_8205.jpeg    preview.jpg preview (1).jpg    Re: imx8mp-evk SAI5 external I2S mic (SPH0645) - clock derivation fails, need help with correct cloc Hello, I suggest you try with the next configuration: &sai5 { #sound-dai-cells = <0>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_sai5>; assigned-clocks = <&clk IMX8MP_CLK_SAI5>; assigned-clock-parents = <&clk IMX8MP_AUDIO_PLL1_OUT>; assigned-clock-rates = <12288000>; clocks = <&audio_blk_ctrl IMX8MP_CLK_AUDIOMIX_SAI5_IPG>, <&clk IMX8MP_CLK_DUMMY>, <&audio_blk_ctrl IMX8MP_CLK_AUDIOMIX_SAI5_MCLK1>, <&clk IMX8MP_CLK_DUMMY>, <&clk IMX8MP_CLK_DUMMY>, <&clk IMX8MP_AUDIO_PLL1_OUT>, <&clk IMX8MP_AUDIO_PLL2_OUT>; clock-names = "bus", "mclk0", "mclk1", "mclk2", "mclk3", "pll8k", "pll11k"; fsl,sai-asynchronous; fsl,dataline = <0 0x1 0x0>; status = "okay"; }; Without the clocks/clock-names binding, the driver falls back to the 24 MHz oscillator. Also, there is no need of fsl,sai-mclk-direction-output property if you are not connecting it to the microphone. Best regards.
View full article
USB-C版のFRDM-KL25Zドキュメント こんにちは、皆さん。 FRDM-KL25ZのUSB-C版のマニュアルや回路図をどこで見つけられるかご存知の方はいませんか?nxp.com およびその販売店サイトでは、FRDM-KL25Zのmini-B USBバージョンのデータしか持っていません。 ありがとう、 ピーター Freedom開発プラットフォーム Re: FRDM-KL25Z Documentation for USB-C Version NXPのFRDM-KL25Zの公式USB-C版はなく、mini-B USB設計のみが文書化されています。USB-Cのバリアントがあれば、それはサードパーティ製の基板でコネクタを交換するだけなので、NXPの標準マニュアルと回路図は依然として適用されます。 Re: FRDM-KL25Z Documentation for USB-C Version NXPおよびその正規代理店が直接提供する公式ハードウェア設計ドキュメント(回路図、ユーザーマニュアル、設計パッケージ)は、レガシーなmini-B USBレイアウト(Rev D/E回路図など)のみを引用しています。NXPは、オンボードUSB-Cポートを備えたクラシックなFRDM-KL25Zボードの公式ハードウェアリビジョンをリリースしませんでした。すべての初期生産生産では、OpenSDAデバッグとMCU USBコネクティビティの両方にmini-B物理インターフェースが使用されていました。 Re: FRDM-KL25Z Documentation for USB-C Version ご回答をお待ちしています。
View full article
i.MX6Q BOOT_CFG4[6] 自定义载体变体检测 尊敬的恩智浦技术支持团队: 我们的一位 i.MX6Quad 模块客户要求进行自定义载板变体检测(在 U-Boot 中加载不同的设备树)。 该系统仅使用SD卡作为启动源。 客户的想法是使用 BOOT_CFG4[6](高或低)来检测定制板变体。 由于 BOOT_CFG4[6] 被记录为“EEPROM 恢复启用”,并且保留用于“串行 ROM”启动模式。 我们想知道,如果从SD卡启动时,客户底板上的这个引脚使用不当,是否会有任何限制或问题。 NXP能否就BOOT_CFG4[6]能否安全地用于板变体检测而不对SD卡启动产生任何影响发表评论? 先感谢您 蒂姆 i.MX6 四核 Re: i.MX6Q BOOT_CFG4[6] Custom Carrier variant detection 您好, 感谢您对恩智浦半导体产品的关注, BOOT_CFG4[6] 用作“EEPROM 恢复启用”,不会对 SD 卡启动产生影响,但会造成限制。 如果将某个板型号拉高,则会导致 SD 卡启动失败。BOOT_CFG4[6] 充当交叉启动模式的回退机制,在主启动失败后,BootROM 将尝试从 ECSPI 加载启动固件。 这会导致不希望出现的现象,如果 ECSPI 引脚在您的设计中的其他地方使用,则可能会产生更大的影响。但是,如果你的设置可以接受 SD 卡启动失败时的这种限制,你可以使用引脚。 此致
View full article
i.MX6Q BOOT_CFG4[6] カスタムキャリアバリアント検出 親愛なるNXPサポートチームへ、 i.MX6Quadモジュールの**お客様**の一人は、カスタムのキャリアボードバリアント検出(U-Bootで異なるデバイスツリーを読み込む)を必要としています。 システムはSDカードを起動ソースとしてのみ使用します。 顧客のアイデアとして、カスタムボードのバリアントを検出するためにBOOT_CFG4[6](高または低)を使います。 BOOT_CFG4[6]は「EEPROMリカバリ有効化」として文書化されており、「シリアルROM」ブートモード用に予約されています。 SDカードから起動する際にこのピンがお客様の巾木に使われた場合、何か制限や問題があるのか気になっています。 NXPは、BOOT_CFG4[6]がSDカードのブートに影響なくボードバリアント検出に安全に使用できるかどうかについてコメントいただけますか?    よろしくお願いします ティム i.MX6Quad Re: i.MX6Q BOOT_CFG4[6] Custom Carrier variant detection こんにちは、 NXP Semiconductors製品にご関心いただきありがとうございます。 BOOT_CFG4[6]は「EEPROMリカバリ有効化」として機能し、SDカードブートには影響しませんが、制限となります。 基板のバリアントの一つを高い値に引き上げた場合、SDカードの起動失敗に影響が出る可能性があります。BOOT_CFG4[6]はクロスブートモードのフォールバックメカニズムとして機能し、プライマリブートが失敗した後、BootROMはECSPIからブートファームウェアをロードしようとします。 望ましくない現象を引き起こしますが、ECSPIピンを設計の他の部分で使う場合は影響が大きいかもしれません。ただし、SDの起動が失敗したときにこの制限を許容できる環境であれば、そのピンを使うこともできます。 よろしくお願いします。
View full article
How Does NXP Expect Users to Integrate Mbed TLS with the Plug & Trust Middleware? Does NXP expect users to use the version of Mbed TLS bundled with the Plug & Trust Middleware? If so, does NXP provide updated middleware releases containing newer Mbed TLS versions in a timely manner? For example, the current middleware bundles Mbed TLS 3.6.2, although Mbed TLS 3.6.7 is already available. SE050 Re: How Does NXP Expect Users to Integrate Mbed TLS with the Plug & Trust Middleware? Hi @ph-yac , Thanks for the reaching out! Please have my comments as below: The Plug & Trust MW sources Mbed TLS from the MCUXpresso SDK downstream, and updates follow NXP's H1/H2 SDK release schedule rather than tracking every upstream Mbed TLS patch release. The currently bundled version is 3.6.2, and the next update will come with the next SDK downstream release cycle. The middleware is formally validated against the bundled version, but patch-level upgrades within the same 3.6.x LTS branch are generally low-risk. Customers are welcome to attempt replacing the bundled Mbed TLS source files manually; just verify build compatibility using the `SSS_HAVE_MBEDTLS_3_X` CMake flag. NXP does not formally validate every patch release between MW releases. The latest MW supports both Mbed TLS 2.28.x and 3.6.x branches via the `SSS_HAVE_MBEDTLS_2_X` / `SSS_HAVE_MBEDTLS_3_X` CMake flags. Please note that **SSS ALT** (not PSA ALT) should be used when integrating with Mbed TLS 3.x. Support for Mbed TLS 4.x in the Plug & Trust Middleware is currently being considered for a Q1 2027 release. No formal commitment has been made yet, but it is on the roadmap. Hope that helps, Have a great day, Kan ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. -------------------------------------------------------------------------------
View full article
需要澄清 SBCFS2613 主状态故障反应 您好,NXP, 请确认是否已针对相应寄存器中的以下故障配置了默认的故障保护反应(断言FSXB 和 RSTB)? M_TSD_FLG M_REG_FLG M_VSUP_FLG 由于上述寄存器中的故障配置为提供INTB 指示,因此需要澄清它们是否也具有任何默认故障安全反应,例如断言FSXB 和/或 RSTB 。 谢谢! 西瓦哈里·G Re: Clarifications required for SBCFS2613 Main state Faults reaction 你好 RafaR, 我无法确定您具体指的是哪个PN? 我使用的是 MFS2613AMDA6。 诸如 FS0B (FSXB) 和/或 RSTB 断言之类的故障保护反应不会自动与标志本身关联,而是取决于相应的故障保护配置。 是的,所有稳压器都绝对支持对欠压/过流故障进行故障安全配置,其配置寄存器为“ FS_I_OVUV_SAFE_REACTION1”和“FS_I_OVUV_SAFE_REACTION2”。但是,是否有办法为所有稳压器过流故障配置故障安全响应?因为我们已经有办法配置这些故障的INTB屏蔽/取消屏蔽。 示例 OC 故障(VBSTOV_I、VBSTOC_I、VPREOC_I、TRK1OC_I、COREOC_I) 谢谢! 西瓦哈里·G Re: Clarifications required for SBCFS2613 Main state Faults reaction 你好, Sivahari 再会! 我无法确定您具体指的是哪个 PN,但总的来说,这适用于所有版本的 FS26。 RafaR_0-1787266460038.pngRafaR_0-1787266460038.png 总而言之,M_TSD_FLG、M_REG_FLG 和 M_VSUP_FLG 中的标志默认是中断源。诸如 FS0B (FSXB) 和/或 RSTB 断言之类的故障保护反应不会自动与标志本身关联,而是取决于相应的故障保护配置,TSD 故障就是一个明确的例子,可以配置为升级到深度故障保护。 希望这些信息对您有所帮助,如果您还需要其他帮助,请告诉我。 祝你今天过得愉快,一切顺利。 Re: Clarifications required for SBCFS2613 Main state Faults reaction 你好,Sivahari 再会! 遗憾的是,FS26 没有与 FS_I_OVUV_SAFE_REACTION1/2 等效的电流限制功能,但是所有 LDO 和 TRK 都有电流限制器,因此即使检测到超频,它们也应该保持安全,从而给你时间进行检查。根据其来源地,可能会开始不同的流程,例如 VPRE。 RafaR_0-1787355219229.png 希望这些信息对您有所帮助,如果您还需要其他帮助,请告诉我。 祝你今天过得愉快,一切顺利。
View full article
FRDM-KL25Z USB-C 版本文档 大家好, 请问有人知道哪里可以找到 FRDM-KL25Z USB-C 版本的说明书和/或电路图吗?nxp.com 及其经销商网站似乎只有 FRDM-KL25Z 的 mini-B USB 版本的数据。 谢谢, 彼得 Freedom开发平台 Re: FRDM-KL25Z Documentation for USB-C Version NXP 并没有推出 FRDM-KL25Z 的官方 USB-C 版本,只有 mini-B USB 设计有相关文档。如果您使用的是 USB-C 版本,则说明它是第三方电路板,只是简单地更换了连接器,因此标准的 NXP 手册和原理图仍然适用。 Re: FRDM-KL25Z Documentation for USB-C Version NXP 及其授权分销商直接提供的官方硬件设计文档(原理图、用户手册和设计包)仅参考了传统的 mini-B USB 布局(例如 Rev D/E 原理图)。NXP从未发布过带有板载USB-C端口的经典FRDM-KL25Z板的官方硬件版本;所有原始工厂生产的版本都使用mini-B物理接口进行OpenSDA调试和MCU USB连接。 Re: FRDM-KL25Z Documentation for USB-C Version 谢谢!
View full article
imx8mp-evk SAI5 外置 I2S 麦克风 (SPH0645) - 时钟推导失败,需要正确的时钟帮助 你好, 主板:i.MX8MPLUSLPD4-EVK(8MPLUS-BB底板)   将外部 I2S MEMS 麦克风(Knowles SPH0645LM4H)连接到 SAI5, 使用物理连接到 J21 (EXP_CN) 的 SoC 端引脚 根据底板原理图,通过电平转换器 U57/U58 连接扩展接口。 (SPF-46370)   1. 硬件接线(已对照原理图确认,并用示波器验证)   SPH0645 BCLK -> J21 引脚 40 ("PDM_CLK", SoC 焊盘 SAI5_RXC) SPH0645 LRCL -> J21 引脚 32 ("PWM4_3V3",     SoC 焊盘 SAI5_RXFS) SPH0645 DOUT -> J21 引脚 38 ("PDM_STREAM_0", SoC 焊盘 SAI5_RXD0) SPH0645 SEL -> GND(左声道) SPH0645 3V -> J21 引脚 1 SPH0645 GND -> J21 引脚 6   我们正在尝试将外部 I2S MEMS 麦克风 (SPH0645) 连接到 SAI5,连接到 J21 扩展接头(BCLK -> SAI5_RXC,LRCL -> SAI5_RXFS,DOUT > SAI5_RXD0,已根据 8MPLUS-BB 原理图确认 并在示波器上进行了验证)。   我们遇到了这个问题,需要帮助解决:   声卡识别正常:   root@imx8mp-lpddr4-evk:~# arecord -l 卡 2:sph0645audio [sph0645-audio],设备 0:...   但录制失败,出现时钟错误:   root@imx8mp-lpddr4-evk:~# arecord -D hw:CARD=sph0645audio,DEV=0 \ -f S16_LE -r 48000 -c 1 mic.wav [ 140.950940]fsl-sai 30c50000.sai:未能得出所需的处方费率:3072000 [ 140.958042]fsl-sai 30c50000.sai:ASoC:30c50000.sai 上的 snd_soc_dai_hw_params 出错:-22 arecord: set_params:1435: 无法安装硬件参数   检查 clk_summary 显示 sai5 仍然使用 24MHz 的频率。 振荡器而不是音频锁相环:   sai_pll_out_div2      0  0  50000  Y   0  0  0  24576000 sai5 0 0 50000 N 0 0 0 24000000 sai5_root 0 0 50000 N 0 0 0 24000000   我们当前的 &sai5 节点:   &sai5 { #sound-dai-cells = <0> pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_sai5>; 已分配时钟 = <&clk IMX8MP_CLK_SAI5>; assigned-clock-parents = <&clk IMX8MP_AUDIO_PLL1_OUT> 分配的时钟速率 = <12288000>; fsl,sai-mclk-direction-output; fsl,sai-异步; fsl,dataline = <0 0x1 0x0>; 状态 = "好的" };   pinctrl_sai5:sai5grp { fsl,pins = < MX8MP_IOMUXC_SAI5_RXFS__AUDIOMIX_SAI5_RX_SYNC 0xd6 MX8MP_IOMUXC_SAI5_RXC__AUDIOMIX_SAI5_RX_BCLK 0xd6 MX8MP_IOMUXC_SAI5_RXD0__AUDIOMIX_SAI5_RX_DATA00 0xd6 > };   我们还禁用了 &micfil 和 &pwm4,因为它们的 pinctrl 组共享 本主板上与 SAI5_RXC/RXD0/RXFS 具有相同的物理焊盘。   我们如何正确地将SAI5的时钟信号通过音频PLL进行路由,使其能够…… 导出 3072000 Hz (48kHz) 的频率,而不是使用 24MHz 的振荡器。 小路?   另附几张图片供您参考。   谢谢。 IMG_8200.jpeg IMG_8205.jpeg    预览.jpg 预览 (1).jpg    Re: imx8mp-evk SAI5 external I2S mic (SPH0645) - clock derivation fails, need help with correct cloc 你好, 我建议您尝试以下配置: &sai5 { #sound-dai-cells = <0>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_sai5>; assigned-clocks = <&clk IMX8MP_CLK_SAI5>; assigned-clock-parents = <&clk IMX8MP_AUDIO_PLL1_OUT>; assigned-clock-rates = <12288000>; clocks = <&audio_blk_ctrl IMX8MP_CLK_AUDIOMIX_SAI5_IPG>, <&clk IMX8MP_CLK_DUMMY>, <&audio_blk_ctrl IMX8MP_CLK_AUDIOMIX_SAI5_MCLK1>, <&clk IMX8MP_CLK_DUMMY>, <&clk IMX8MP_CLK_DUMMY>, <&clk IMX8MP_AUDIO_PLL1_OUT>, <&clk IMX8MP_AUDIO_PLL2_OUT>; clock-names = "bus", "mclk0", "mclk1", "mclk2", "mclk3", "pll8k", "pll11k"; fsl,sai-asynchronous; fsl,dataline = <0 0x1 0x0>; status = "okay"; }; 如果没有时钟/时钟名称绑定,驱动程序将回退到 24 MHz 振荡器。另外,如果您没有将麦克风连接到它,则不需要fsl,sai-mclk-direction-output属性。 顺祝商祺!
View full article
S32R294 e200z7コアのAMMCLibサポート NXPチームの皆様、こんにちは。 私たちはS32R294向けのアプリケーションを開発しており、AMMCLibをe200z7コアで使用したいと考えています。 公式にS32R294をサポートするAMMCLibのリリースはありますか?もしそうでなければ、NXPが提供する他の、S32R294 e200z7コアに対応した数学ライブラリをおすすめしてもらえますか? また、特定のS32 Design Studioツールチェーン、SDK、またはRSDKのバージョンが必要かどうかもご案内ください。 よろしくお願いします。 C|C++ライブラリ Re: AMMCLib support for S32R294 e200z7 cores こんにちは、ピーターさん。 ご説明いただきありがとうございます。 私たちの対象アプリケーションはレーダー信号プロセッシングパイプラインです。S32R294 e200z7コア上で、以下のアルゴリズムを実行する予定です。 DMLベースの到来方向推定 少数のFFT演算 カルマンフィルタリング(マトリックス乗算、転置、線形系解法またはマトリックス反転を含む) ベクトル、行列、統計演算を用いた特徴抽出および軽量レーダー目標分類 これらのアルゴリズムをe200z7コアで実行することで、SPTとe200z7間のデータ転送やデータフォーマット変換が減少し、プロセッシング効率が向上します。 S32R294 e200z7コア向けに最適化されたFFT、複素算術、マトリックス、ベクトル、線形代数関数を探しています。NXPはこれらの用途に適した数学やDSPライブラリを提供していますか? よろしくお願いいたします。 Re: AMMCLib support for S32R294 e200z7 cores こんにちは、 S32R294プラットフォームを公式にサポートするAMMCLibのリリースはありません。 AMMCLibデバイスのサポートリストには現在、いくつかのPower Architecture MCUファミリ(例:MPC577xK/MPC5775E)が含まれていますが、S32R294はサポート対象としては記載されていません。 S32R294開発向けに、NXPの主なソフトウェアはS32R29x用のレーダー SDKsとS32 Design Studio Power Architectureツールチェーンです。 ターゲットとなるアプリケーションは何でしょうか? よろしくお願いいたします。 ピーター
View full article
S32K3スタンバイRAMデータはリセットハンドラ実行前に変更されました こんにちは、 PE MicroでS32K344をデバッグすると、配列(__attribute__ ((section(".standby_data"))) が見つかりました。スタンバイ RAM セクションにある volatile uint32_t WkupSourcestatus1[64];) が main() に入るときに予期せず変更されます。そして、添付の動画に示すように、スタンバイRAM領域を再初期化するためにレジスタを手動で変更しました。データは正しく0に初期化され、main()関数に入った後はすべて正常に動作しました。しかし、リセット後、Reset_Handlerに入ると、WkupSourcestatus1配列のデータが再び変更されます。なぜこのようなことが起きているのか?配列の中に0x5AA55AA5という値が多数出現していることに気づきました。これはSBAF_BOOT_MARKERに関連していますか?別の基板でも試してみましたが、同じ現象が発生しました。 8.png8.png8.png8.png8.png8.png8.png その後、J-Linkを使ってデバッグに切り替えましたが、リセット中に異常は発生しません。しかし、デバッグセッションを再開すると、スタンバイRAM領域内のすべてのデータが0xDEADBEEFになります。これは想定される動作ですか? S32K344 S32DS3.6.4 RTD700 PE v.6.0.8 BR、 ジェイソン Re: S32K3 Standby RAM data modified before Reset_Handler ハイ 返信が遅くなり申し訳ありません。最近、お問い合わせが多数寄せられており、対応に追われております。 スタンバイRAMの使用方法については、 S32K311のスタンバイRAM保持に関する議論を参照することをお勧めします。 よろしくお願いいたします ロビン Re: S32K3 Standby RAM data modified before Reset_Handler リセット中もスタンバイRAMの内容は残り、あなたが観察した値はMCUリセット前の内容であるはずです ======================================================================================= RAMはSRAMメモリとTCMによって統合されている。SRAMメモリの一部はスタンバイ状態で使用可能です。 モード。つまり、MCUをスタンバイモードに設定した後も、このメモリの内容は保持されます。その S32K3製品ファミリーは、ARM Cortex M7アーキテクチャのTCM機能を活用しており、その主な目的は 重要なデータに対してコアへの決定論的アクセス時間を提供し、アクセスの遅延を防ぎます。これだ この機能はリアルタイムオペレーティングシステムで活用可能です。 前述の通り、スタンバイドメインによってソースされたスタンバイSRAMメモリに保存されるデータは、 MCUはスタンバイモードで、ウェイクアップ後に利用可能です。しかし、Runによって取得されたSRAM内のデータは ドメインが利用できないため、ECCエラーを回避するために、ウェイクアップ後に初期化する必要があります。重要なことです ウェイクアップ後は、ECCエラーを避けるためにスタンバイSRAMを初期化する必要がないことを指摘しますが、 SRAMの他の部分はそれを必要とするため、起動コードで適切な区別を行うべきです。1 この区別を示す例を以下のコードに示します。 Re: S32K3 Standby RAM data modified before Reset_Handler こんにちは 返信が遅くなり申し訳ありません。 私のテストでは、スリープ/ウェイクアップ操作は一切行いませんでした。S32DS経由でリセットを実行しただけで、スタンバイRAM領域のデータが変更されました。マップファイルを確認すると、変数は確かにスタンバイRAM(0x20400000)に存在している。ご提示いただいたリンクを確認しましたが、そのリンク先の問題とは関係がないようです。 BR、 ジェイソン Re: S32K3 Standby RAM data modified before Reset_Handler こんにちは、 私はPEMicroのアカウントを持っていません。可能であれば、PEMicroの技術サポートに確認するのを手伝ってください。どうもありがとうございます。 BR、 ジェイソン Re: S32K3 Standby RAM data modified before Reset_Handler こんにちは、ジェイソンさん。 J-Link : 0xDEADBEEF — JLinkScript からの ECC 初期化 これは想定される動作であり、J-Linkの`S32K344.jlinkscript`に組み込まれている` SetupTarget ()`関数によって実行されます。以下のようなログエントリがないか確認してください。 SetupTarget() start Initializing ECC RAM... RAMCodeAddr: 0x20000000 RAMInitAddr: 0x20000010 RAMInitSize: 0x00007FF0 InitPattern: 0xDEADBEEF ECC RAM initialized successfully Initializing ECC RAM... RAMCodeAddr: 0x20000000 RAMInitAddr: 0x20400000 RAMInitSize: 0x00004000 InitPattern: 0xDEADBEEF ECC RAM initialized successfully ← Standby RAM! SetupTarget() end - Took 25.3ms PEMicroに同様の仕組みがあるかどうかは分かりませんが、コンソールログは以下のとおりです。 ;begin_cs device=$00400000, length=$003F4000, ram=$20400000 Loading programming algorithm ... フラッシュプログラミングアルゴリズムは、実行のためにアドレス$20400000(スタンバイRAMの開始アドレス)に一時的にロードされるようです。 PEMicroの技術サポートにさらに確認する必要があるかもしれません。PEMicroのアカウントをお持ちですか?それとも、私がPEMicroに確認しましょうか? Re: S32K3 Standby RAM data modified before Reset_Handler こんにちは、ジェイソンさん。 PEMicroの技術サポートエンジニアから返信を受け取りました: PEmicroはアドレス0x20400000のRAMを使ってフラッシュプログラミング操作を行います。 PEmicroはアドレス0x2040000のRAMを使用してフラッシュプログラミングを実行します。 よろしくお願いいたします ロビン
View full article
在深度掉电状态下,将 J-Link/Ozone 连接到 LPC55(S)28 时,DM-AP 连接行为不一致 您好, 我们发现,当使用 Debug.SetConnectMode(CM_ATTACH_HALT) 将 Ozone (J-Link) 连接到处于关机或深度关机模式的 LPC5528 或 LPC55S28 时,SWD 连接行为不一致。我们在两块运行 LPC5528 的“相同”定制板和一块运行 LPC55S28 的 NXP 评估板上重现了不同的结果(均为 1B 版本),因此希望澄清预期的调试邮箱恢复流程。 设置 MCU:LPC5528 和 LPC55S28 调试探针:J-Link 工具:Ozone,Debug.SetConnectMode(CM_ATTACH_HALT) 测试的电源模式:掉电和深度掉电(通过 POWER_EnterPowerDown() / POWER_EnterDeepPowerDown() 进入) 观察结果 1 — 板 A,定制板,LPC5528,掉电和深度掉电 DM-AP IDCODE始终无法解析;重试4次后连接彻底失败,未发生重置: InitTarget() start ERROR: Wrong DM-AP IDCODE detected: 0xFFFFFFFF InitTarget() end - Took 101ms (重复4次,然后:)   Connection failed. 观察结果 2 — 板 B,定制板,LPC5528,掉电和深度掉电 DM-AP IDCODE 读取 0x00000000 第一次尝试失败后,第二次尝试报告了明确的调试邮箱恢复消息并成功: InitTarget() start ERROR: Wrong DM-AP IDCODE detected: 0x00000000 InitTarget() end - Took 101ms ConfigTargetSettings() start InitTarget() start CPU halted successfully after enabling debug access InitTarget() end - Took 7.40ms Found SW-DP with ID 0x6BA02477 ... Connected to target device. 观察 3 — NXP 评估板,LPC55S28,掉电和深度掉电 DM-AP IDCODE 也读取 0x00000000 第一次尝试失败,但第二次尝试成功了。 没有 打印“启用调试访问”消息后,程序直接进入正常的AP扫描: InitTarget() start ERROR: Wrong DM-AP IDCODE detected: 0x00000000 InitTarget() end - Took 112ms ConfigTargetSettings() start InitTarget() start InitTarget() end - Took 3.93ms Found SW-DP with ID 0x6BA02477 Scanning AP map to find all available APs AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x84770001, ADDR: 0x00000000) ... Connected to target device. 在所有能够到达目标设备的情况下,设备都会因连接而发生可观察的副作用——重置,因此设备会退出掉电/深度掉电状态。 补充信息 这两个定制板的硬件版本相同,运行相同的软件,并且具有相同的掉电/深度掉电配置。 对于评估板,我们修改了示例 power_manager_lpc.c,使其使用与自定义板相同(或非常相似)的掉电/深度掉电配置。 所有设备均可通过其配置的唤醒源唤醒,并且在活动状态下(非低功耗模式)均可正常连接到 Ozone/调试器。 所有开发板都运行相同的 SDK 版本(24.12.00)。 问题 将调试器(SWD/Ozone/J-Link)连接到处于掉电或深度掉电状态的 LPC55S28 时,是否总是需要完全 RESET 芯片?或者,在这些模式下,是否有无需重置即可检查/停止内核的受支持方法? 当目标处于睡眠状态时,是什么因素决定了 DM-AP ID 寄存器读取的是 0xFFFFFFFF 还是 0x00000000? 报告“启用调试访问后 CPU 已成功停止”(观察 2)的调试邮箱恢复路径与不显示此类消息而静默恢复的路径(观察 3)之间有什么区别? 是否有办法配置设备或调试会话,以便在目标不可达(睡眠、DP 完全断电)时连接成功,并且连接过程能够干净利落地失败(如观察结果 1 所示),而不是重置设备,从而在所有电路板上保持一致?或者观察结果 1 是异常情况,不应该在正常的硬件上发生? 提前感谢! 宝拉 Re: Inconsistent DM-AP attach behavior when attaching J-Link/Ozone to LPC55(S)28 in (Deep)Power Down Hello 睡眠、深度睡眠、断电或深度断电模式下不支持调试模式;此信息来自LPC552x 用户手册第 13.3.1 章; 要将调试器连接到 LPC55S28,必须先将其唤醒,如果处于掉电模式,则需要使用 RESET;当设备处于掉电模式时,无法连接调试会话; DM-AP ID 寄存器读取 0xFFFFFFFF 与 0x00000000 之间的区别可能是,0x00000000 是命令成功返回的响应(如UM11126第 50.5.7.2.1 章表 1064 中所述),而 0xFFFFFFFF 是未检测到的响应。 观察结果 1 看起来很奇怪,可能是因为设备仍处于关机模式而没有响应,或者您无法正确进入 DM-AP,因此无法进行调试;作为一种选择,您可以咨询一下是否是板 A 的硬件问题,因为板 B 可以成功连接。 此致敬礼,路易斯 Re: Inconsistent DM-AP attach behavior when attaching J-Link/Ozone to LPC55(S)28 in (Deep)Power Down 嗨,路易斯, 感谢您的快速回复。它解答了我的大部分疑问。 我发现,有时调试器与设备的复位引脚接触不良,这可以解释我有时收到的 0xFFFFFFFF 响应。 我仍然不明白,如果 0x00000000 是一个有效的响应,为什么日志会打印“检测到错误的DM-AP ID”,但这可能是调试器的问题。 此致, 宝拉
View full article
Inconsistent DM-AP attach behavior when attaching J-Link/Ozone to LPC55(S)28 in (Deep)Power Down Hi, We're seeing inconsistent SWD attach behavior when connecting Ozone (J-Link) to an LPC5528 or LPC55S28 that's in Power Down or Deep Power Down mode, using Debug.SetConnectMode(CM_ATTACH_HALT). We've reproduced different outcomes across two 'identical' custom boards running LPC5528 and an NXP evaluation board running LPC55S28 - all revision 1B -, and would like clarification on the expected Debug Mailbox recovery flow. Setup MCU: LPC5528 and LPC55S28 Debug probe: J-Link Tool: Ozone, Debug.SetConnectMode(CM_ATTACH_HALT) Power modes tested: Power Down and Deep Power Down (entered via POWER_EnterPowerDown() / POWER_EnterDeepPowerDown()) Observation 1 — Board A, custom board, LPC5528, both Power Down and Deep Power Down DM-AP IDCODE never resolves; attach fails outright after 4 retries, no reset occurs: InitTarget() start ERROR: Wrong DM-AP IDCODE detected: 0xFFFFFFFF InitTarget() end - Took 101ms (repeated 4 times, then:)   Connection failed. Observation 2 — Board B, custom board, LPC5528, both Power Down and Deep Power Down DM-AP IDCODE reads 0x00000000 on the first attempt, then a second attempt reports an explicit debug-mailbox recovery message and succeeds:  InitTarget() start ERROR: Wrong DM-AP IDCODE detected: 0x00000000 InitTarget() end - Took 101ms ConfigTargetSettings() start InitTarget() start CPU halted successfully after enabling debug access InitTarget() end - Took 7.40ms Found SW-DP with ID 0x6BA02477 ... Connected to target device. Observation 3 — NXP evaluation board, LPC55S28, both Power Down and Deep Power Down DM-AP IDCODE also reads 0x00000000 on the first attempt, but the second attempt succeeds without printing the "enabling debug access" message — it just proceeds directly into a normal AP scan: InitTarget() start ERROR: Wrong DM-AP IDCODE detected: 0x00000000 InitTarget() end - Took 112ms ConfigTargetSettings() start InitTarget() start InitTarget() end - Took 3.93ms Found SW-DP with ID 0x6BA02477 Scanning AP map to find all available APs AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x84770001, ADDR: 0x00000000) ... Connected to target device. In all cases where the target is reachable at all, the device resets as an observable side effect of attaching, so device exits power down/deep power down. Additional context The two custom boards are the same HW revision and run the same SW with the same Power Down/Deep Power Down configuration. For the evaluation board, we modified the example power_manager_lpc.c to use the same (or very similar) Power Down/Deep Power Down configuration as the custom boards. All devices can wake up on their configured wake-up sources, and all can connect to Ozone/the debugger normally while active (not in a reduced power mode). All boards are running the same SDK version (24.12.00). Questions Is a full chip reset always required to attach a debugger (SWD/Ozone/J-Link) to an LPC55S28 that's in Power Down or Deep Power Down? Or is there a supported way to inspect/halt the core without a reset in these modes? What determines whether the DM-AP ID register reads 0xFFFFFFFF versus 0x00000000 when the target is asleep? What's the difference between the debug-mailbox recovery path that reports "CPU halted successfully after enabling debug access" (Observation 2) versus the path that recovers silently with no such message (Observation 3)? Is there a way to configure the device or the debug session so that attaching while the target is unreachable (asleep, DP truly unpowered) fails cleanly (as in Observation 1) rather than resetting the device, across all boards consistently — or is Observation 1 the anomaly and should not occur on healthy hardware? Thanks in advance, Paula Re: Inconsistent DM-AP attach behavior when attaching J-Link/Ozone to LPC55(S)28 in (Deep)Power Down Hello The debug mode is not supported in sleep, deep-sleep, power-down or deep-power down mode; This information is from LPC552x User Manual Chapter 13.3.1; To attach a debugger to an LPC55S28 is necessary that you do the wake up first, using the reset if it was in a power down mode; and while the device is in this power down mode is not possible to attached the debug session; The difference between whether the DM-AP ID register reads 0xFFFFFFFF versus 0x00000000 could be that 0x00000000 is a response that shows a command succeed return as mention in Table 1064 in UM11126 Chapter 50.5.7.2.1, and 0xFFFFFFFF is an not detected response. The observation 1 seems weird, it could be a no response since the device could still be in a power down mode, or that you can't enter DM-AP correctly, therefore you can't debug; as an option you could consult if it's not a hardware issue with the board A, since the board B can be connected successfully. Best Regards, Luis Re: Inconsistent DM-AP attach behavior when attaching J-Link/Ozone to LPC55(S)28 in (Deep)Power Down Hi Luis, Thanks for the quick reply. It clarified most of my questions. I found out that, sometimes, the debugger was not making proper contact with the reset pin of the device, which could explain the 0xFFFFFFFF response I get sometimes. I still don't understand why, if 0x00000000 is a valid response, log prints "Wrong DM-AP ID detected", but that could be a debugger issue. Kind Regards, Paula
View full article
S32K3 Standby RAM data modified before Reset_Handler Hello, When I debug S32K344 with PE Micro, I found that an array(__attribute__ ((section(".standby_data"))) volatile uint32_t WkupSourcestatus1[64];) located in the standby RAM section  is unexpectedly modified when entering main(). Then, as shown in the attached video, I manually modified the registers to reinitialize the standby RAM area. The data was correctly initialized to 0, and after entering main(), everything ran fine. However, after a reset, when I enter the Reset_Handler, the data in the WkupSourcestatus1 array is modified again. Why is this happening? I noticed that a large number of 0x5AA55AA5 values appear in the array. Is this related to the SBAF_BOOT_MARKER? I tested this on another board and the phenomenon is the same. 8.png8.png8.png8.png8.png8.png8.png Then I switched to using J-Link for debugging and found that no abnormality occurs during a reset while debugging. However, after a debug session is restarted, all data in the standby RAM area becomes 0xDEADBEEF. Is this expected behavior? S32K344 S32DS3.6.4 RTD700 PE v.6.0.8 BR, Jason Re: S32K3 Standby RAM data modified before Reset_Handler Hi Sorry for the late reply; I've had a lot of inquiries to handle lately. I suggest you refer to the discussion on S32K311 standby RAM retention for how to use standby RAM. Best Regards, Robin Re: S32K3 Standby RAM data modified before Reset_Handler The standby RAM content will remain during reset and the value you observed should be the content before MCU reset ======================================================================================= The RAM is integrated by the SRAM memory and the TCM. Part of the SRAM memory is available in standby mode. This means that the content of this memory are retained after setting the MCU in standby mode. The S32K3 product family leverages the TCM feature of ARM Cortex M7 architecture, whose main purpose is to provide a deterministic access time to the cores to some important data avoiding any delay in the access. This feature can be exploited in Real Time Operating Systems. As noted, the data stored in the Standby SRAM memory sourced by Standby domain is retained when the MCU is in standby mode and available after the wakeup. But the data in SRAM sourced by Run domain is not available and it needs to be initialized after the wakeup to avoid ECC errors. Is important to remark that after wakeup, the Standby SRAM doesn't need to be initialized to avoid ECC error, but the rest of the SRAM does need it, so a proper distinction should be performed in the Startup code. An example to make this distinction is depicted in the following code. Re: S32K3 Standby RAM data modified before Reset_Handler Hi Sorry for the late reply. In my test, I did not perform any sleep/wake-up operation. I only performed a reset through S32DS, and this caused the data in the standby RAM area to change. Checking the map file, the variable is indeed located in standby RAM (0x20400000). I checked the link you provided, and it seems to be unrelated to the issue in that link. BR, Jason Re: S32K3 Standby RAM data modified before Reset_Handler Hi, I don't have a PEMicro account. If possible, please help me check with PEMicro technical support. Thank you very much. BR, Jason Re: S32K3 Standby RAM data modified before Reset_Handler Hi Jason, J-Link: 0xDEADBEEF — ECC initialization from JLinkScript This is expected behavior, performed by the `SetupTarget()` function built into J-Link's `S32K344.jlinkscript`. Please check for log entries similar to the following:  SetupTarget() start Initializing ECC RAM... RAMCodeAddr: 0x20000000 RAMInitAddr: 0x20000010 RAMInitSize: 0x00007FF0 InitPattern: 0xDEADBEEF ECC RAM initialized successfully Initializing ECC RAM... RAMCodeAddr: 0x20000000 RAMInitAddr: 0x20400000 RAMInitSize: 0x00004000 InitPattern: 0xDEADBEEF ECC RAM initialized successfully ← Standby RAM! SetupTarget() end - Took 25.3ms I am not sure if PEMicro has a similar mechanism, but the console log below: ;begin_cs device=$00400000, length=$003F4000, ram=$20400000 Loading programming algorithm ... It appears that the flash programming algorithm is temporarily loaded into RAM at address $20400000 (the starting address of the Standby RAM) for execution. You may need to verify this further with PEMicro technical support. Do you have a PEMicro account, or would you like me to check with them? Re: S32K3 Standby RAM data modified before Reset_Handler Hi Jason, I received a reply from a PEMicro technical support engineer: PEmicro uses RAM at address 0x20400000 to perform flash programming operations. PEmicro uses RAM at address 0x2040000 to perform flash programming.png Best Regards, Robin
View full article
IMX8QXP RAM ECC 私のi.MX 8QXPボードは、サイドバンドECCモードを使用するように設定されています。これに対応してECCエラーを検出できるLinuxドライバーはありますか?Applications Processor Reference Manual(PRM)にはECC関連のレジスタは見つかりませんでした。 ありがとうございます。 MCX C Re: IMX8QXP RAM ECC こんにちは、@qwerty1123さん ECC用の検証モジュールはまだリリースしていません。独自の検証プログラムを作成する必要があります。以下のドキュメントをご参照ください。 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13566.pdf ECCレジスタについてはRM IMX8DXL参照してください。imx8qxpとimx8dxlは同じDDRC IPを使用する。 B.R Re: IMX8QXP RAM ECC @qwerty1123 ECCは有効化でき、DDRCハードウェアでエラーを検出できますが、取得源外にBSPやプライベートパッチがない限り、既存のLinux EDACドライバ i.MX 8QXPサイドバンドECCを期待すべきではありません。ボード専用ドライバは、 AN13566 からDDRC ECCレジスタをマッピングし、 ECC_CORRECT_INT / ECC_NCORRECT_INT を処理し、 ECCSTAT / ECCERRCNT を読み込み 、クリアスルー する必要があります ECCCTL および任意でLinux EDACフレームワークに登録できます。 このアプリケーションノートでは、DDRCレジスタを介した、訂正可能、訂正不可能、およびAPエラー割り込みの有効化とステータス処理について説明します。そのため、おそらくカスタムドライバーを書く必要があります。
View full article
imx8mq yocto zeus 错误。 hi 我使用了 imx8mq-evk。 yocto[zeus]内核版本。5.4.70_2.3.0 我完成了YOCTO的构建,并将其写入SD卡后运行。 我怀疑出现了以下错误,但我不知道如何解决。你能帮助我吗? U-Boot SPL 2020.04-5.4.70-2.3.0+ge42dee8(2021年1月27日 - 08:29:45 +0000) PMIC:PFUZE100 ID=0x10 DDRINFO:启动 动态随机存取存储器\(DRAM\) 初始化 DDRINFO:动态随机存取存储器\(DRAM\) 速率 3200MTS DDRINFO:DDRPHY 校准完成 DDRINFO:ddrmix 配置完成 正常启动 尝试从 MMC2 启动 E/TC:0 0 caam_mp_init:364 ***************************************** E/TC:0 0 caam_mp_init:365 * 警告:制造保护 * E/TC:0 0 caam_mp_init:366 * 不受支持 * E/TC:0 0 caam_mp_init:367 ***************************************** U-启动2020.04-5.4.70-2.3.0+ge42dee8(2021年1月27日 - 08:29:45 +0000) CPU:i.MX8MQ rev2.0 1500 MHz(运行频率为 1000 MHz) CPU:商用温度等级(0℃至95℃),工作温度57℃ 复位原因:POR 型号:NXP i.MX8MQ EVK 动态随机存取存储器(DRAM):3 GiB TCPC:供应商 ID [0x1fc9],产品 ID [0x5110],地址 [I2C0 0x50] MMC:FSL_SDHC:0,FSL_SDHC:1 从 MMC 加载环境... 运行 CMD11 1.8V 开关 *** 警告 - CRC 校验错误,使用默认环境 [*]-视频链接 0imx8m_hdmi_probe (1280 x 720) [0] 显示控制器@32e00000,视频 [1] hdmi@32c00000,显示器 输入:串行 输出:串口 错误:串行 构建信息: - ATF f1d7187 - U启动2020.04-5.4.70-2.3.0+ge42dee8 运行 CMD11 1.8V 开关 切换到分区 #0,成功 mmc1 是当前设备 闪存目标是 MMC:1 运行 CMD11 1.8V 开关 网: 错误:以太网@30be0000 地址未设置。 错误:以太网@30be0000 地址未设置。 未找到以太网接口。 Fastboot:正常 正常启动 按任意键停止自动启动:0 运行 CMD11 1.8V 开关 切换到分区 #0,确定 mmc1 是当前设备 运行 CMD11 1.8V 开关 读取了 28013056 字节,耗时 449 毫秒(59.5 MiB/s) 从mmc启动... 读取 45027 字节耗时 23 毫秒 (1.9 MiB/s) ## 位于 43000000 的扁平化设备树 blob 使用位于 0x43000000 的 fdt blob 启动 使用位于 0000000043000000 的设备树,结束于 000000004300dfe2 正在启动内核... [ 0.000000] 在物理 CPU 0x0000000000 上启动 Linux [0x410fd034] [ 0.000000] Linux 版本 5.4.70-2.3.0+g4f2631b(oe-user@oe-host) (gcc 版本 9.2.0 (GCC)) #1 SMP PREEMPT 星期四 1 月 28 日 05 2021年3月36日 UTC时间23:23 [ 0.000000] 机器型号:NXP i.MX8MQ EVK [ 0.000000] efi:从 FDT 获取 EFI 参数: [ 0.000000] efi:未找到 UEFI。 [ 0.000000] 保留内存:在 0x0000000044000000 创建了 CMA 内存池,大小为 960 MiB [ 0.000000] OF: 保留内存: 已初始化节点 linux,cma, 兼容 ID shared-dma-pool [ 0.000000] NUMA:未找到 NUMA 配置 [ 0.000000] NUMA:在 [mem 0x0000000040000000-0x00000000fdffffff] 处伪造一个节点 [ 0.000000] NUMA: NODE_DATA [内存 0xfd9de500-0xfd9dffff] [ 0.000000] 区域范围: [ 0.000000] DMA32 [内存 0x0000000040000000-0x00000000fdffffff] [ 0.000000] 正常空 [ 0.000000] 每个节点的可移动区域起始位置 [ 0.000000] 早期内存节点范围 [ 0.000000] 节点 0: [内存 0x0000000040000000-0x00000000b7ffffff] [ 0.000000] 节点 0: [内存 0x00000000b8400000-0x00000000fdffffff] [ 0.000000] 初始化内存设置节点 0 [内存 0x0000000040000000-0x00000000fdffffff] [ 0.000000] psci:从 DT 探测管道方法。 [ 0.000000] psci: 固件中检测到 PSCIv1.1。 [ 0.000000] psci:使用标准 PSCI v0.2 函数 ID [ 0.000000] psci:无需进行可信操作系统迁移 [ 0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.1 [ 0.000000] percpu:嵌入式 24 页/CPU s58904 r8192 d31208 u98304 [ 0.000000] 在 CPU0 上检测到 VIPT 指令缓存 [ 0.000000] CPU 特性:检测到:Arm 勘误 845719 [ 0.000000] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口 [ 0.000000] 无需采取推测性存储绕过措施 禁用缓解措施 [ 0.000000] 已构建 1 个区域列表,移动性分组已启用。总页数:765056 [ 0.000000] 策略区域:DMA32 [ 0.000000] 内核命令行:console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw [ 0.000000] 目录项缓存哈希表条目:524288(阶数:10,4194304 字节,线性) [ 0.000000] Inode 缓存哈希表条目:262144(阶数:9,2097152 字节,线性) [ 0.000000] 内存自动初始化:栈:关闭,堆分配:关闭,堆释放:关闭 [ 0.000000] 内存:可用内存 2035416K/3108864K(16636K 内核代码,1244K 读写数据,6556K 只读数据,2880K 初始化,1017K bss, 90408K 已预留,983040K cma-已预留) [ 0.000000] SLUB:硬件对齐=64,顺序=0-3,最小对象数=0,CPU数=4,节点数=1 [ 0.000000] rcu:可抢占式分层 RCU 实现。 [ 0.000000] rcu: RCU 将 CPU 数量从 NR_CPUS=256 限制为 nr_cpu_ids=4。 [ 0.000000] 任务 RCU 已启用。 [ 0.000000] rcu: RCU 计算出的调度程序注册延迟值为 25 jiffies。 [ 0.000000] rcu:正在调整 rcu_fanout_leaf=16、nr_cpu_ids=4 的几何结构 [ 0.000000] NR_IRQS:64,nr_irqs:64,预分配中断:0 [ 0.000000] GICv3:GIC:使用分离式 EOI/停用模式 [ 0.000000] GICv3:实施了 128 个 SPI [ 0.000000] GICv3:已实现 0 个扩展 SPI [ 0.000000] GICv3:分配器不支持范围选择器 [ 0.000000] GICv3:已实现 16 个 PPI [ 0.000000] GICv3:不支持 VLPI,不支持直接 LPI [ 0.000000] GICv3: CPU0: 找到分发器 0 区域 0:0x0000000038880000 [ 0.000000] ITS:无可用 ITS,不启用 LPI [ 0.000000] random: get_random_bytes 函数从 start_kernel+0x2b8/0x44c 调用,crng_init=0 [ 0.000000] arch_timer: cp15 定时器以 8.33MHz (物理) 运行。 [ 0.000000] 时钟源:arch_sys_counter:掩码:0xffffffffffffff 最大周期数:0x1ec0311ec,最大空闲时间(纳秒):440795202152 纳秒 [ 0.000004] 调度时钟:56 位,8MHz,分辨率 120ns,每 2199023255541ns 溢出 [ 0.000489] 控制台:彩色虚拟设备 80x25 [ 0.000562] 校准延迟循环(已跳过),值使用定时器频率计算.. 16.66 BogoMIPS (lpj=33333) [ 0.000573] pid_max:默认值:32768 最小值:301 [ 0.000658] LSM:网络安全框架初始化 [ 0.000728] 挂载缓存哈希表条目:8192(阶数:4,65536 字节,线性) [ 0.000751] 挂载点缓存哈希表条目:8192(阶数:4,65536 字节,线性) [ 0.002075] ASID 分配器已初始化,包含 32768 个条目 [0.002156] rcu:分层SRCU实现。 [ 0.003208] EFI 服务将不可用。 [ 0.003394] smp:正在启动辅助 CPU... [ 0.003822] 在 CPU1 上检测到 VIPT 指令缓存 [ 0.003847] GICv3:CPU1:找到重新分发器 1 区域 0:0x00000000388a0000 [ 0.003871] CPU1:已启动辅助处理器 0x0000000001 [0x410fd034] [ 0.004361] 在 CPU2 上检测到 VIPT 指令缓存 [ 0.004379] GICv3:CPU2:找到分布式系统 2 区域 0:0x00000000388c0000 [ 0.004396] CPU2:已启动辅助处理器 0x0000000002 [0x410fd034] [ 0.004824] 在 CPU3 上检测到 VIPT 指令缓存 [ 0.004842] GICv3: CPU3: 找到分发器 3 区域 0:0x00000000388e0000 [ 0.004859] CPU3:已启动辅助处理器 0x0000000003 [0x410fd034] [ 0.004928] smp:已启动 1 个节点,4 个 CPU [ 0.004946] SMP:共激活了 4 个处理器。 [ 0.004955] CPU 特性:检测到:32 位 EL0 支持 [ 0.004963] CPU 特性:检测到:CRC32 指令 [ 0.013554] CPU:所有 CPU 均已在 EL2 级别启动 [ 0.013580] 替代方案:修补内核代码 [ 0.015195] devtmpfs:已初始化 [ 0.022456] 时钟源:jiffies:掩码:0xffffffff 最大周期数:0xffffffff,最大空闲时间(纳秒):7645041785100000 纳秒 [ 0.022474] futex 哈希表条目:1024(阶数:4,65536 字节,线性) [ 0.051280] pinctrl 核心:已初始化 pinctrl 子系统 [ 0.052146] DMI 不存在或无效。 [ 0.052428] NET:已注册协议族 16 [ 0.059903] DMA:已预分配 256 KiB 池用于原子分配 [ 0.059919] 审计:初始化 netlink 子系统(已禁用) [ 0.060075] 审计:类型=2000 审计(0.056:1):状态=已初始化 审计已启用=0 结果=1 [ 0.061034] cpuidle:使用调速器菜单 [ 0.061540] 硬件断点:找到 6 个断点寄存器和 4 个监视点寄存器。 [ 0.062493] 串口:AMBA PL011 UART 驱动程序 [ 0.062565] imx mu 驱动程序已注册。 [ 0.062590] imx rpmsg 驱动程序已注册。 [ 0.066577] imx8mq-pinctrl 30330000.iomuxc:初始化 IMX pinctrl 驱动程序 [ 0.092370] HugeTLB 注册了 1.00 GiB 的页面大小,预分配了 0 个页面 [ 0.092380] HugeTLB 注册了 32.0 MiB 的页面大小,预分配了 0 个页面 [ 0.092389] HugeTLB 注册了 2.00 MiB 的页面大小,预分配了 0 个页面 [ 0.092397] HugeTLB 注册页面大小为 64.0 KiB,预分配页面数为 0。 [ 0.093400] cryptd:max_cpu_qlen 设置为 1000 [ 0.096873] ACPI:解释器已禁用。 [ 0.097770] iommu:默认功能域类型:已翻译 [ 0.097932] vgaarb:已加载 [ 0.098253] SCSI 子系统已初始化 [ 0.098662] usbcore:已注册新的接口驱动程序 usbfs [ 0.098709] usbcore:已注册新的接口驱动程序集线器 [ 0.098781] usbcore:已注册新的设备驱动程序 usb [ 0.099843] mc:Linux 媒体接口:v0.10 [ 0.099874] videodev:Linux 视频捕获接口:v2.00 [ 0.099944] pps_core:LinuxPPS API 版本 1 已注册 [ 0.099951] pps_core:软件版本。5.3.6 - 版权所有 2005-2007 Rodolfo Giometti [ 0.099967] 已注册 PTP 时钟支持 [ 0.100102] EDAC MC:版本:3.0.0 [ 0.100903] 没有可用的 BMan 传送门! [ 0.101203] QMan:已在 (__ __ptrval__ __) 处分配查找表,条目数为 65537 [ 0.101530] 没有可用的 QMan 门户! [ 0.102010] 没有 USDPAA 内存,设备树中没有“fsl,usdpaa-mem” [ 0.102400] FPGA 管理器框架 [ 0.102498] 高级 Linux 音频架构驱动程序已初始化。 [ 0.102920] 蓝牙:核心版本 2.22 [ 0.102946] NET:已注册协议族 31 [ 0.102951] 蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化 [ 0.102966] 蓝牙:HCI 套接字层已初始化 [ 0.102974] 蓝牙:L2CAP 套接字层已初始化 [ 0.102990] 蓝牙:SCO套接字层已初始化 [ 0.103650] 时钟源:已切换到时钟源 arch_sys_counter [ 0.103810] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0 [ 0.103863] VFS:Dquot缓存哈希表条目:512(0阶,4096字节) [ 0.104030] pnp: PnP ACPI: 已禁用 [ 0.110531] thermal_sys:已注册热调速器“step_wise” [ 0.110535] thermal_sys:已注册热调节器“power_allocator” [ 0.110837] NET:已注册协议族 2 [ 0.111177] tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:2048(阶数:3,32768 字节,线性) [ 0.111234] TCP 已建立哈希表条目:32768(阶数:6,262144 字节,线性) [ 0.111484] TCP绑定哈希表条目:32768(阶数:7,524288字节,线性) [ 0.112031] TCP:哈希表已配置(已建立连接 32768,绑定 32768) [ 0.112124] UDP 哈希表条目:2048(阶数:4,65536 字节,线性) [ 0.112213] UDP-Lite 哈希表条目:2048(阶数:4,65536 字节,线性) [ 0.112402] NET:已注册协议族 1 [ 0.112749] RPC:已注册命名 UNIX 套接字传输模块。 [ 0.112755] RPC:已注册 UDP 传输模块。 [ 0.112761] RPC:已注册 TCP 传输模块。 [ 0.112766] RPC:已注册 tcp NFSv4.1 反向通道传输模块。 [ 0.113143] PCI:CLS 0 字节,默认值 64 [ 0.113846] 硬件性能事件:已启用 armv8_cortex_a53 PMU 驱动程序,可用计数器为 7 个 [ 0.114201] kvm [1]: IPA 文件大小限制:40 位 [ 0.115382] kvm [1]: vgic-v2@31020000 [ 0.115403] kvm [1]: GIC 系统寄存器 CPU 接口已启用 [ 0.115467] kvm [1]: vgic 中断 IRQ1 [ 0.115585] kvm [1]: Hyp 模式初始化成功 [ 0.118673] 初始化系统可信密钥环 [ 0.118773] 工作集:时间戳位数=44 最大阶数=20 桶阶数=0 [0.125681]squashfs:版本4.0(2009/01/31)菲利普·劳格 [ 0.126353] NFS:注册 id_resolver 密钥类型 [ 0.126378] 已注册键类型 id_resolver [ 0.126383] 已注册键类型 id_legacy [ 0.126410] nfs4filelayout_init:NFSv4 文件布局驱动程序正在注册... [ 0.126432] jffs2:版本 2.2。(与非) © 2001-2006 Red Hat, Inc. [ 0.126818] 9p:正在安装 v9fs 9p2000 文件系统支持 [ 0.142848] 密钥类型非对称注册 [ 0.142855] 非对称密钥解析器“x509”已注册 [ 0.142887] 已加载块层 SCSI 通用 (bsg) 驱动程序版本 0.4(主版本 244) [ 0.142894] io 调度器 mq-deadline 已注册 [ 0.142899] io 调度器 kyber 已注册 [ 0.148268] EINJ:ACPI 已禁用。 [ 0.156665] imx-sdma 302c0000.dma-controller:直接加载 imx/sdma/sdma-imx7d.bin 固件失败,错误代码 -2 [ 0.156677] imx-sdma 302c0000.dma-controller:回退到 sysfs 备选方案:imx/sdma/sdma-imx7d.bin [ 0.161815] mxs-dma 33000000.dma-apbh:已初始化 [ 0.165552] 总线频率驱动模块已加载 [ 0.165778] 配置 VPU 和 CPU 的 NOC [ 0.170146] 串口:8250/16550 驱动程序,4 个端口,已启用 IRQ 共享 [ 0.172197] 30860000.serial:ttymxc0 位于 MMIO 0x30860000(中断号 = 31,基本波特率 = 1562500),是一台 IMX 设备。 [ 1.136323] printk: 控制台 [ttymxc0] 已启用 [ 1.141150] 30890000.serial:位于 MMIO 0x30890000 的 ttymxc1(中断号 = 32,基本波特率 = 1562500)是一台 IMX 设备。 [ 1.158703] imx-dcss 32e00000.display-controller:ctxld:无法获取中断号 [ 1.165920] imx-dcss 32e00000.display-controller:子模块初始化失败 [ 1.184064] 循环:模块已加载 [ 1.189394] imx ahci 驱动程序已注册。 [ 1.196255] spi-nor spi3.0:n25q256a(32768 KB) [ 1.206019] libphy:已修复 MDIO 总线:已探测 [ 1.211027] tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序,1.6 [1.216789]thunder_xcv,版本1.0 [ 1.220064] thunder_bgx,版本 1.0 [ 1.223330] nicpf,版本 1.0 [ 1.226764] pps pps0:新的 PPS 源 ptp0 [ 1.236311] Freescale FM 模块,FMD API 版本 21.1.0 [ 1.241815] Freescale FM 端口模块 [ 1.245492] fsl_mac:fsl_mac:基于 FSL FMan MAC API 的驱动程序 [ 1.251227] fsl_dpa:FSL DPAA 以太网驱动程序 [ 1.255718] fsl_advanced:FSL DPAA 高级驱动程序: [ 1.260697] fsl_proxy:FSL DPAA 代理初始化驱动程序 [ 1.266378] fsl_oh:FSL FMan 离线解析端口驱动程序 [ 1.272624] hclge 正在初始化 [ 1.275952] hns3:适用于 Hip08 系列的海思以太网网络驱动程序 - 版本 [ 1.283182] hns3: 版权所有 (c) 2017 华为公司。 [ 1.288551] e1000:Intel(R) PRO/1000 网络驱动程序 - 版本 7.3.21-k8-NAPI [ 1.295606] e1000: 版权所有 (c) 1999-2006 英特尔公司。 [ 1.301399] e1000e:Intel(R) PRO/1000 网络驱动程序 - 3.2.6-k [ 1.307239] e1000e: 版权所有(c) 1999 - 2015 英特尔公司。 [ 1.313209] igb:Intel(R) 千兆以太网网络驱动程序 - 版本 5.6.0-k [ 1.320180] igb: 版权所有 (c) 2007-2014 英特尔公司。 [ 1.325794] igbvf:Intel(R) 千兆虚拟功能网络驱动程序 - 版本 2.4.0-k [ 1.333636] igbvf: 版权所有 (c) 2009 - 2012 英特尔公司。 [ 1.339731] sky2:驱动程序版本 1.30 [ 1.344364] VFIO - 用户级元驱动程序版本:0.3 [ 1.351924] ehci_hcd:USB 2.0“增强型”主机控制器 (EHCI) 驱动程序 [1.358469]ehci-pci:EHCI PCI平台驱动程序 [ 1.362958] ehci-platform:EHCI 通用平台驱动程序 [ 1.368368] ohci_hcd:USB 1.1“开放式”主机控制器 (OHCI) 驱动程序 [ 1.374567] ohci-pci:OHCI PCI 平台驱动程序 [ 1.379053] ohci-platform:OHCI 通用平台驱动程序 [ 1.384969] usbcore:已注册新的接口驱动程序 uas [ 1.390332] usbcore:已注册新的接口驱动程序 usb-storage [ 1.396413] usbcore:已注册新的接口驱动程序 usbserial_generic [ 1.402965] usbserial:已为通用 USB 串行支持注册 [ 1.409012] usbcore:已注册新的接口驱动程序 ftdi_sio [ 1.414786] usbserial:已为 FTDI USB 串口设备注册 USB 串口支持 [ 1.422131] usbcore:已注册新的接口驱动程序 usb_serial_simple [ 1.428685] usbserial:已为 Carelink 注册 USB 串口支持 [ 1.434803] usbserial:已为 zio 注册 USB 串口支持 [ 1.440491] usbserial:已为 funsoft 注册 USB 串口支持 [ 1.446524] usbserial:已为 flashloader 注册 USB 串口支持 [ 1.452903] usbserial:已为 Google 注册 USB 串口支持 [ 1.458847] usbserial:libtransistor 已注册 USB 串口支持 [ 1.465404] usbserial:vivopay 已注册 USB 串口支持 [ 1.471433] usbserial:已为 moto_modem 注册 USB 串口支持 [ 1.477727] usbserial:已为 motorola_tetra 注册 USB 串口支持 [ 1.484367] usbserial:已为 novatel_gps 注册 USB 串口支持 [ 1.490744] usbserial:已为 hp4x 注册 USB 串口支持 [ 1.496518] usbserial:已为 Suunto 注册 USB 串口支持 [ 1.502468] usbserial:已为 siemens_mpi 注册 USB 串口支持 [ 1.508863] usbcore:已注册新的接口驱动程序 usb_ehset_test [ 1.517801] 输入:30370000.snvs:snvs-powerkey作为 /devices/platform/soc@0/soc@0:bus@30000000/30370000.snvs/30370000.snvs :snvs-powerkey/input/input0 [ 1.532948] snvs_rtc 30370000.snvs:snvs-rtc-lp:注册为 rtc0 [ 1.539232] i2c /dev 条目驱动程序 [ 1.543333] mx6s-csi 30a90000.csi1_bridge:初始化 [ 1.551157] imx2-wdt 30280000.watchdog:超时时间为 60 秒(无出路=0) [ 1.557726] 蓝牙:HCI UART 驱动程序版本 2.3 [ 1.562182] 蓝牙:HCI UART 协议 H4 已注册 [ 1.567332] 蓝牙:HCI UART 协议 BCSP 已注册 [ 1.572675] 蓝牙:HCI UART 协议 LL 已注册 [ 1.577823] 蓝牙:HCI UART 协议 ATH3K 已注册 [ 1.583254] 蓝牙:HCI UART 协议三线 (H5) 已注册 [ 1.589615] 蓝牙:HCI UART 协议,博通公司已注册 [ 1.595303] 蓝牙:HCI UART 协议 QCA 已注册 [ 1.602819] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序 [ 1.609009] sdhci:版权所有 (c) 皮埃尔·奥斯曼 [ 1.613563] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序 [ 1.620207] sdhci-pltfm:SDHCI 平台和 OF 驱动程序助手 [ 1.628408] ledtrig-cpu:已注册以指示 CPU 活动 [ 1.635591] caam 30900000.crypto:设备 ID = 0x0a16040100000000(第 9 代) [ 1.642309] caam 30900000.crypto:作业环数 = 2,qi = 0 [ 1.663346] caam 算法已在 /proc/crypto 中注册 [ 1.669415] caam 30900000.crypto:caam pkc 算法已注册到 /proc/crypto [ 1.676833] caam 30900000.crypto:注册 rng-caam [ 1.682734] 设备 caam-keygen 已注册 [ 1.688412] caam-snvs 30370000.caam-snvs:违规处理人员配备武器 - 非安全状态 [ 1.696951] usbcore:已注册新的接口驱动程序 usbhid [ 1.702537] usbhid:USB HID 核心驱动程序 [ 1.708238] 无 fsl,qman 节点 [ 1.711121] Freescale USDPAA 进程驱动程序 [ 1.715333] fsl-usdpaa:未找到区域 [ 1.719175] Freescale USDPAA 进程 IRQ 驱动程序 [ 1.727359] optee:从 DT 探测管道方法。 [ 1.732535] optee:修订版 3.10 (a991c904) [ 1.733805] optee:动态共享内存已启用 [ 1.743259] optee:已初始化驱动程序 [ 1.744339] random: 快速初始化完成 [ 1.750916] wm8524-codec 音频编解码器:获取静音行失败:-517 [ 1.765846] imx-spdif sound-spdif: ASoC: 初始化 Sony Philips数字接口格式\(SPDIF\) PCM 链路失败: -517 [ 1.769126] random: crng 初始化完成 [ 1.773046] imx-spdif sound-hdmi-arc: ASoC: 初始化 Sony Philips数字接口格式\(SPDIF\) PCM 链路失败: -517 [ 1.784368] imx-ak4458 sound-ak4458:未能找到 SAI 平台设备 [ 1.791003] imx-ak4458:对 sound-ak4458 的探测失败,错误代码为 -22 [ 1.797515] imx-ak5558 sound-ak5558:未能找到 SAI 平台设备 [ 1.804150] imx-ak5558:对 sound-ak5558 的探测失败,错误代码为 -22 [ 1.811049] imx-cdnhdmi sound-hdmi: ASoC: 初始化 imx8 hdmi 链路失败: -517 [ 1.818203] imx-cdnhdmi sound-hdmi: snd_soc_register_card 失败 (-517) [ 1.825193] pktgen:用于数据包性能测试的数据包生成器。版本:2.75 [ 1.842927] NET:已注册协议系列 26 [ 1.848054] NET:已注册协议系列 10 [ 1.853151] IPv6 分段路由 [ 1.856913] NET:已注册协议系列 17 [ 1.861955] 蓝牙:RFCOMM TTY 层已初始化 [ 1.866851] 蓝牙:RFCOMM 套接字层已初始化 [ 1.872040] 蓝牙:RFCOMM 版本 1.11 [ 1.875812] 蓝牙:BNEP(以太网仿真)版本 1.3 [ 1.881147] 蓝牙:BNEP 过滤器:协议组播 [ 1.886385] 蓝牙:BNEP 套接字层已初始化 [ 1.891358] 蓝牙:HIDP(人机接口仿真)版本 1.2 [ 1.897302] 蓝牙:HIDP 套接字层已初始化 [ 1.902310] 8021q:802.1Q VLAN 支持 v1.8 [ 1.906528] lib80211:IEEE802.11驱动程序的通用例程 [ 1.912316] 9pnet:正在安装 9P2000 支持 [ 1.916627] tsn 通用 netlink 模块 v1 初始化... [ 1.921424] 已注册密钥类型 dns_resolver [ 1.927101] 已注册 taskstats 版本 1 [ 1.931227] 正在加载编译内置的 X.509 证书 [ 1.962841] ov5640_mipi 0-003c:无可用传感器 RESET 引脚 [ 1.968635] ov5640_mipi 0-003c: 未找到 0-003c 的 DOVDD 电源,使用虚拟稳压器 [ 1.976440] ov5640_mipi 0-003c: 未找到 0-003c 供电 DVDD,使用虚拟稳压器 [ 1.984143] ov5640_mipi 0-003c:未找到 0-003c 的 AVDD 电源,使用虚拟稳压器 [ 2.005016] ov5640_mipi 0-003c: 读取寄存器错误:reg=300a [ 2.010347] ov5640_mipi 0-003c: 未找到摄像头 [ 2.016834] pfuze100-regulator 0-0008:全层:2,金属层:1 [ 2.023823] pfuze100-regulator 0-0008: FAB: 0, FIN: 0 [ 2.028903] pfuze100-regulator 0-0008: 已找到 pfuze100。 [ 2.062317] i2c i2c-0:IMX I2C 适配器已注册 [ 2.068362] ov5640_mipi 1-003c:无可用传感器复位引脚 [ 2.074153] ov5640_mipi 1-003c:未找到 1-003c 的 DOVDD 电源,使用虚拟稳压器 [ 2.081963] ov5640_mipi 1-003c:未找到 1-003c 供电 DVDD,使用虚拟稳压器 [ 2.089673] ov5640_mipi 1-003c:未找到 1-003c 的 AVDD 电源,使用虚拟稳压器 [ 2.107955] ov5640_mipi 1-003c:读取寄存器错误:reg=300a [ 2.113285] ov5640_mipi 1-003c:未找到摄像头 [ 2.118327] i2c i2c-1:IMX I2C 适配器已注册 [ 2.124341] ak4458 2-0010:未找到 2-0010 供电 DVDD,使用虚拟稳压器 [ 2.131623] ak4458 2-0010:未找到 2-0010 的 AVDD 电源,使用虚拟稳压器 [ 2.139766] ak4458 2-0012:未找到 2-0012 供电 DVDD,使用虚拟稳压器 [ 2.147080] ak4458 2-0012:未找到 2-0012 的 AVDD 电源,使用虚拟稳压器 [ 2.155213] ak5558 2-0013:未找到 2-0013 供电 DVDD,使用虚拟稳压器 [ 2.162491] ak5558 2-0013:未找到 2-0013 的 AVDD 电源,使用虚拟稳压器 [ 2.170592] ak4458 2-0011:未找到 2-0011 供电 DVDD,使用虚拟稳压器 [ 2.177870] ak4458 2-0011:未找到 2-0011 的 AVDD 电源,使用虚拟稳压器 [ 2.185735] i2c i2c-2:IMX I2C 适配器已注册 [ 2.190954] imx8mq-usb-phy 381f0040.usb-phy:381f0040.usb-phy未找到电源总线,使用虚拟稳压器 [ 2.200902] imx8mq-usb-phy 382f0040.usb-phy:382f0040.usb-phy未找到电源总线,使用虚拟稳压器 [ 2.217320] [drm] 支持 vblank 时间戳缓存 Rev 2 (2013 年 10 月 21 日)。 [ 2.223952] [drm] 驱动程序不支持 vblank 时间戳查询。 [ 2.232404] cdns-mhdp-imx 32c00000.hdmi:车道映射 0xe4 [ 2.242324] imx-dcss 32e00000.display-controller:绑定 32c00000.hdmi(操作 cdns_mhdp_imx_ops) [ 2.252222] [drm] 为 32e00000.display-controller 初始化 imx-dcss 1.0.0 20190917在次要 0 上 [ 2.288635] cdns-mhdp-imx 32c00000.hdmi:0,ff,ff,ff,ff,ff,ff,0 [ 2.329025] cdns-mhdp-imx 32c00000.hdmi:0,ff,ff,ff,ff,ff,ff,0 [ 2.329856] [drm] 模式:1920x1080p148500 [ 2.355662] [drm] 像素时钟:148500 KHz,字符时钟:148500,bpc 为 8 位。 [ 2.355666] [drm] VCO 频率为 5940000 kHz [ 2.469363] [drm] 接收器不支持 SCDC [ 2.470592] [drm] 无供应商信息框 [ 2.567286] 控制台:切换到彩色帧缓冲区设备 240x67 [ 2.634396] imx-dcss 32e00000.display-controller:fb0:imx-dcssdrmfb 帧缓冲区设备 [ 2.644774] pps pps0:新的 PPS 源 ptp0 [ 2.654599] fec 30be0000.ethernet:无效的 MAC 地址:00:00:00:00:00:00 [ 2.661419] fec 30be0000.ethernet:使用随机 MAC 地址:7a:a8:f7:ad:6f:de [ 2.669747] libphy:fec_enet_mii_bus:已探测 [ 2.678881] fec 30be0000.ethernet eth0:已注册 PHC 设备 0 [ 2.685802] OF: graph: 在 /soc@0/usb-phy@381f0040 中未找到端口节点 [ 2.693208] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:xHCI 主机控制器 [ 2.698722] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新USB总线已注册,分配总线编号1 [ 2.706515] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:hcc 参数 0x0220fe6c hci 版本 0x110 怪异之处 0x0000000001010010 [ 2.715968] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:中断 51,IO 内存 0x38200000 [ 2.723624] hub 1-0:1.0:发现 USB 集线器 [ 2.727413] hub 1-0:1.0: 检测到 1 个端口 [ 2.731621] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:xHCI 主机控制器 [ 2.737136] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新USB总线已注册,分配总线编号2 [ 2.744828] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:主机支持 USB 3.0 超高速 [ 2.751424] usb usb2:我们不知道此主机的 LPM 算法,已禁用 LPM。 [ 2.760494] hub 2-0:1.0:发现 USB 集线器 [ 2.764276] hub 2-0:1.0: 检测到 1 个端口 [ 2.769327] imx-cpufreq-dt imx-cpufreq-dt: CPU 速度等级 3 市场段 0 支持硬件 0x8 0x1 [ 2.804575] mmc0:30b40000.mmc 上的 SDHCI 控制器 [30b40000.mmc]使用ADMA [ 2.812632] sdhci-esdhc-imx 30b50000.mmc:已获取 CD GPIO [ 2.849456] mmc1:30b50000.mmc 上的 SDHCI 控制器 [30b50000.mmc]使用ADMA [ 2.859349] galcore:clk_get 2d 核心时钟失败,禁用 2d/vg! [ 2.865785] Galcore 版本 6.4.3.p1.305572 [ 2.923095] mmc0:地址 0001 处有新的 HS400 MMC 卡 [2.943854]mmcblk0:mmc0:0001 R1J56L 13.8 GiB [ 2.948554] mmcblk0boot0: mmc0:0001 R1J56L 分区 1 4.00 MiB [ 2.967471] mmcblk0boot1: mmc0:0001 R1J56L 分区 2 4.00 MiB [ 2.974145] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 R1J56L 分区 3 128 KiB,字符设备 (237:0) [ 3.005044] [drm] 已初始化 vivante 1.0.0 20170808,适用于 38000000.gpu3d,次设备号为 1 [ 3.018328] hantrodec:模块已插入。主修 = 236 [ 3.026226] mmc1:主机不支持读取只读开关,假定为写使能开关 [ 3.035961] debugfs:目录“308b0000.sai”父级“wm8524-audio”已存在! [ 3.044243] asoc-simple-card sound-wm8524: wm8524-hifi <-> 308b0000.sai 映射成功 [ 3.051890] asoc-simple-card sound-wm8524: ASoC: 没有 DMI 供应商名称! [ 3.059971] imx-spdif sound-spdif: ASoC: 初始化 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) PCM 链路失败: -517 [ 3.067574] imx-spdif sound-hdmi-arc: ASoC: 初始化 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) PCM 链路失败: -517 [ 3.067660] usb 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 设备,编号 2 [ 3.075586] debugfs:目录“30050000.sai”父级“imx-audio-hdmi”已存在! [3.089979]imx-cdnhdmi声音-hdmi:i2s-hifi <-> 30050000.sai映射正常 [ 3.096720] imx-cdnhdmi sound-hdmi: ASoC: 没有 DMI 供应商名称! [ 3.102524] debugfs:目录“dapm”中的文件“捕获”已存在! [ 3.110579] 输入:imx-audio-hdmi HDMI 插孔作为 /devices/platform/sound-hdmi/sound/card1/input1 [ 3.120604] imx8mq-pinctrl 30330000.iomuxc:引脚 MX8MQ_IOMUXC_NAND_CE2_B 已被 ptn36043 请求;无法申请。 0-0050 [ 3.132021] imx8mq-pinctrl 30330000.iomuxc:引脚 64 (0-0050) 状态 -22 [ 3.138562] imx8mq-pinctrl 30330000.iomuxc:无法从 typecgrp 组请求引脚 64 (MX8MQ_IOMUXC_NAND_CE2_B),该请求在 d 上执行。 设备 30330000.iomuxc [ 3.151272] tcpci 0-0050:应用设置时出错,请撤销操作 [ 3.157736] tcpci:探测 0-0050 失败,错误代码 -22 [ 3.164065] imx-spdif sound-spdif: ASoC: 初始化链路 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) PCM 失败: -517 [ 3.171575] imx-spdif sound-hdmi-arc: ASoC: 初始化 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) PCM 链路失败: -517 [ 3.180284] imx-spdif sound-spdif: ASoC: 初始化链路 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) PCM 失败: -517 [ 3.187765] imx-spdif sound-hdmi-arc: ASoC: 初始化 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) PCM 链路失败: -517 [ 3.197873] snvs_rtc 30370000.snvs:snvs-rtc-lp:将系统时钟设置为 1970-01-01T00:00:01 UTC (1) [ 3.202384] mmc1:地址 aaaa 处有一张新的超高速 SDR104 SDHC 卡 [ 3.207164] cfg80211:正在加载监管数据库的编译内 X.509 证书 [3.214314]mmcblk1:mmc1:aaaa SC16G 14.8 GiB [ 3.225796] cfg80211:已加载 X.509 证书“sforshee: 00b28ddf47aef9cea7” [ 3.230978] mmcblk1:p1 p2 [ 3.232407] 平台监管.0:直接加载 regulatory.db 的固件失败,错误代码为 -2 [ 3.237215] imx-spdif sound-spdif: ASoC: 初始化链路 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) PCM 失败: -517 [ 3.244370] ALSA 设备列表: [ 3.251320] imx-spdif sound-hdmi-arc: ASoC: 初始化 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) PCM 链路失败: -517 [ 3.253894] 平台监管.0:回退到 sysfs 备用方案,用于:regulatory.db [ 3.255659] #0: wm8524-audio [3.255661]#1:imx音频hdmi [ 3.329094] hub 1-1:1.0:发现 USB 集线器 [ 3.333920] hub 1-1:1.0:检测到 4 个端口 [ 3.396558] imx-spdif sound-spdif: ASoC: 初始化 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) PCM 链路失败: -517 [ 3.404236] imx-spdif sound-hdmi-arc: ASoC: 初始化 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) PCM 链路失败: -517 [ 3.591627] EXT4-fs (mmcblk1p2): 恢复完成 [ 3.597050] EXT4-fs (mmcblk1p2): 已挂载文件系统,数据模式为有序模式。选项:(null) [ 3.605372] VFS:已将根目录(ext4 文件系统)挂载到设备 179:98。 [ 3.619633] devtmpfs:已挂载 [ 3.623395] 释放未使用的内核内存:2880K [ 3.627992] 以 init 进程身份运行 /sbin/init [ 3.763123] systemd[1]: 系统时间早于版本时间,正在推进时钟。 [ 3.786018] systemd[1]: systemd 243.2+ 以系统模式运行。(+PAM -审计 -SELINUX +IMA -APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UT) MP -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +BLKID -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid) [ 3.807965] systemd[1]: 检测到架构 arm64。 欢迎使用 NXP i.MX 版本 发行版 5.4-zeus (zeus)! [ 3.863773] systemd[1]: 设置主机名 。 [ 4.060742] systemd[1]: /lib/systemd/system/dbus.socket:5: ListenStream= 引用了旧版目录 /var/r 下的路径 un/,正在更新 /var/run/dbus/system_bus_socket ��→ /run/dbus/system_bus_socket;请相应地更新单元文件。 [ 4.091722] systemd[1]: /lib/systemd/system/syslogd.service:8:PIDFile= 指向旧目录 /var/ru 下的路径 n/,正在更新 /var/run/syslogd.pid ��→ /run/syslogd.pid;请据此更新单元文件。 [ 4.122304] systemd[1]: /lib/systemd/system/rpcbind.socket:5:ListenStream= 指向旧目录 /va 下的路径。 r/run/,正在更新 /var/run/rpcbind.sock → /run/rpcbind.sock;请据此更新单元文件。 [ 4.148416] systemd[1]: /lib/systemd/system/klogd.service:8: PIDFile= 引用了旧版目录 /var/run/ 下的路径 ,正在更新 /var/run/klogd.pid → /run/klogd.pid;请据此更新单元文件。 [ 4.265358] systemd[1]: system-getty.slice:设备配置了 IP 防火墙,但本地系统不支持 BPF/cg 组防火墙。 [ 4.277777] systemd[1]: (此警告仅针对第一个使用 IP 防火墙的单元显示。) [ 4.288085] systemd[1]: 创建切片 system-getty.slice。 [确定] 创建切片 system-getty.slice。 [确定] 创建切片 system-serial\x2dgetty.slice。 [确定] 已创建用户切片和会话切片。 [确定] 已开始将密码 ��…ts 分发到控制台目录监视。 [确定] 已开始将密码请求转发到墙目录监视。 [确定] 已达到目标主机名和网络名称查找。 [确定] 已到达目标路径。 [确定] 已到达目标远程文件系统。 [确定] 已达到目标切片数。 [确定] 已达到目标交换。 [确定] 正在监听 Syslog 套接字。 [确定] 正在监听 initctl 兼容命名管道。 [确定] 正在监听日志审计套接字。 [确定] 正在监听日志套接字(/dev/log)。 [确定] 正在监听日志套接字。 [确定] 正在监听网络服务 Netlink 套接字。 [确定] 正在监听 udev 控制套接字。 [ OK ] 监听 udev 内核套接字。 挂载巨型页面文件系统... 正在挂载 POSIX 消息队列文件系统... 正在挂载内核调试文件系统... 正在挂载临时目录 (/tmp)... 开始创建当前内核的标准节点列表…… 开始期刊服务…… 正在挂载内核配置文件系统... 开始重新挂载根文件系统和内核文件系统... 开始应用内核变量... 正在启动 udev 冷插拔所有设备... 正在启动虚拟控制台安装程序... [确定] 已启动日志服务。 [失败] 无法挂载大页文件系统。 请查看“systemctl status dev-hugepages.mount”以获取详细信息。 [失败] 挂载 POSIX 消息队列文件系统失败。 请查看“systemctl status dev-mqueue.mount”以获取详细信息。 [失败] 无法挂载内核调试文件系统。 请参阅“systemctl status sys-kernel-debug.mount”详情请见下文。 [失败] 挂载临时目录 (/tmp) 失败。 请查看“systemctl status tmp.mount”以获取详细信息。 [依赖项] 登录服务依赖项失败。 [依赖项] 网络时间同步依赖项失败。 [确定] 开始为当前内核创建 sta�… 节点列表。 [失败] 内核配置文件系统挂载失败。 请查看“systemctl status sys-kernel-config.mount”以获取详细信息。 [失败] 重新挂载根文件系统和内核文件系统失败。 请参阅“systemctl status systemd-remount-fs.service”详情请见下文。 [确定] 开始应用内核变量。 [确定] 已启动虚拟控制台设置。 [确定] 已达到设定的系统时间。 [确定] 已达到目标系统时间同步。 开始将日志刷新到持久存储... [ 5.138178] systemd-journald[250]: 收到客户端请求以刷新运行时日志。 开始在 /dev 中创建静态设备节点... [确定] 已开始将日志刷新到持久存储。 [确定] 已开始在 /dev 中创建静态设备节点。 [确定] 已达到目标本地文件系统(预)。 正在挂载 /var/volatile... 正在启动 udev 内核设备管理器... [确定] 已启动 udev Coldplug 所有设备。 [失败] 挂载 /var/volatile 失败。 请参阅“systemctl status var-volatile.mount”详情请见下文。 [DEPEND] 绑定挂载 volatile /srv 的依赖关系失败。 [DEPEND] 绑定挂载 volatile /var/cache 的依赖关系失败。 [DEPEND] 绑定挂载 volatile /var/spool 的依赖关系失败。 [DEPEND] 绑定挂载 volatile /var/lib 的依赖关系失败。 [依赖项] 本地文件系统依赖项失败。 [确定] 已启动 udev 内核设备管理器。 [确定] 已停止向控制台目录监视分发密码 ��…ts。 [确定] 已停止转发密码请求到墙目录监视。 [确定] 已达到目标计时器。 [确定] 已达到目标网络(Pre)。 启动画面... [确定] 已达到目标登录提示。 [确定] 已关闭 Syslog 套接字。 正在启动网络服务... 开始加载/保存随机种子... [确定] 已达到目标套接字。 [确定] 已启动紧急壳。 [确定] 已达到目标紧急模式。 开始创建临时文件和目录... [确定] 网络服务已启动。 [确定] 已启动启动画面。 [确定] 已开始加载/保存随机种子。 [确定] 开始创建临时文件和目录。 [确定] 创建切片 system-weston.slice。 [确定] 已开始将密码 ��…ts 分发到控制台目录监视。 [确定] 已停止目标 Emerg[5.777831] imx-sdma 30bd0000.dma-controller:已加载固件 4.5 紧急模式。 [确定] 已连接到目标网络。 [确定] 已达到目标声卡。 挂载巨型页面文件系统... [ 5.841878] Atheros 8031 以太网 30be0000.ethernet-1:00:附加 PHY 驱动程序 [Atheros 8031 以太网] (mii_bus:phy_addr= 30be0000.ethernet-1:00,irq=POLL) 正在挂载 POSIX 消息队列文件系统... 正在挂载内核调试文件系统... 正在挂载临时目录 (/tmp)... 正在挂载 /var/volatile... 正在挂载内核配置文件系统... 开始重新挂载根文件系统和内核文件系统... [确定] 已停止紧急炮弹。 [失败] 无法挂载大页文件系统。 请查看“systemctl status dev-hugepages.mount”以获取详细信息。 [失败] 挂载 POSIX 消息队列文件系统失败。 请查看“systemctl status dev-mqueue.mount”以获取详细信息。 [失败] 无法挂载内核调试文件系统。 请参阅“systemctl status sys-kernel-debug.mount”详情请见下文。 [失败] 挂载临时目录 (/tmp) 失败。 请查看“systemctl status tmp.mount”以获取详细信息。 [依赖项] 网络时间同步依赖项失败。 [失败] 挂载 /var/volatile 失败。 请参阅“systemctl status var-volatile.mount”详情请见下文。 [DEPEND] 绑定挂载 volatile /srv 的依赖关系失败。 [DEPEND] 绑定挂载 volatile /var/cache 的依赖关系失败。 [DEPEND] 绑定挂载 volatile /var/spool 的依赖关系失败。 [DEPEND] 绑定挂载 volatile /var/lib 的依赖关系失败。 [依赖项] 本地文件系统依赖项失败。 [失败] 内核配置文件系统挂载失败。 请查看“systemctl status sys-kernel-config.mount”以获取详细信息。 [失败] 重新挂载根文件系统和内核文件系统失败。 请参阅“systemctl status systemd-remount-fs.service”详情请见下文。 [确定] 创建切片 system-systemd\x2dfsck.slice。 [确定] 已停止向控制台目录监视分发密码 ��…ts。 正在对 /dev/mmcblk1p1 进行文件系统检查... [确定] 已启动紧急壳。 [确定] 已达到目标紧急模式。 正在启动有关系统启动/关闭的 UTMP 更新... [确定] 已开始更新有关系统启动/关闭的 UTMP。 正在启动有关系统运行级别更改的 UTMP 更新... [确定] 已开始更新有关系统运行级别更改的 UTMP。 [确定] 已开始对 /dev/mmcblk1p1 进行文件系统检查。 正在挂载 /run/media/mmcblk1p1... [失败] 挂载 /run/media/mmcblk1p1 失败。 有关详细信息,请参阅“systemctl status run-media-mmcblk1p1.mount”。 您目前处于紧急模式。登录后,输入“journalctl -xb”查看 系统日志,“systemctl reboot”重启系统,“systemctl default”或“exit”退出 启动时按 Enter 键进行维护 (或按 Control-D 继续): sh-5.0# 我认为超级用户权限没有生效。 此致敬礼! i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Linux Yocto Project Re: imx8mq yocto zeus err. 人们一听到“加密货币找回服务”就心存怀疑,这是可以理解的。不幸的是,那些已经损失加密货币的人往往会成为第二波找回骗局的目标。 在 TECHY FORCE 网络检索公司,我们的方法始于一个原则:先有证据,再做承诺。 我们的工作方式 我们首先审查损失情况,并收集相关信息,例如交易哈希、钱包地址、区块链详细信息、屏幕截图以及与事件相关的通信记录。 然后,我们分析可用的区块链活动,以了解资金的流动情况,并确定可能有助于建立恢复或报告途径的信息。 我们还会解释每种情况的局限性。任何合法的追回服务商都无法保证一定能追回被盗的加密货币,因为结果取决于诸多因素,例如资产转移到了哪里、是否可以追踪,以及有哪些法律或技术手段可供选择。 谨防追债诈骗 值得信赖的数据恢复服务绝不会强迫您交出私钥、助记词、密码或验证码。请警惕任何以“解锁”、“税费”或“释放”费用为由,要求您紧急支付,并保证会退还您资金的机构。 在支付任何追回服务费用之前,请核实公司信息,以书面形式了解其费用和服务内容,并保留与原始损失相关的所有证据。 TECHY FORCE CYBER RETRIEVAL 专注于区块链分析、数字证据审查、诈骗调查和实际恢复评估。 如果恢复是可能的,证据应该有助于证明一条合理的前进道路。如果不是,你应该得到诚实的评价,而不是又一个空洞的承诺。 Re: imx8mq yocto zeus err. 感谢您的解答。 YOCTO 版本过程中似乎出现了错误。 它删除了所有宙斯版本,并从仓库阶段重新开始,以确认正常启动。 此致问候 Re: imx8mq yocto zeus err. 你好 kangmw086 日志显示:“挂载 /run/media/mmcblk1p1 失败”,似乎存在问题。 通过内核启动参数中使用的SD端口,可以进行检查。 表54。Linux uSDHC 关系i.MX Linux 用户指南 此致 伊戈尔
View full article