2406875_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2406875_zh-CN

2406875_zh-CN

i.MX6Q BOOT_CFG4[6] 自定义载体变体检测

尊敬的恩智浦技术支持团队:

我们的一位 i.MX6Quad 模块客户要求进行自定义载板变体检测(在 U-Boot 中加载不同的设备树)。
该系统仅使用SD卡作为启动源。

客户的想法是使用 BOOT_CFG4[6](高或低)来检测定制板变体。
由于 BOOT_CFG4[6] 被记录为“EEPROM 恢复启用”,并且保留用于“串行 ROM”启动模式。

我们想知道,如果从SD卡启动时,客户底板上的这个引脚使用不当,是否会有任何限制或问题。

NXP能否就BOOT_CFG4[6]能否安全地用于板变体检测而不对SD卡启动产生任何影响发表评论?

先感谢您

蒂姆

i.MX6 四核Re: i.MX6Q BOOT_CFG4[6] Custom Carrier variant detection

您好,

感谢您对恩智浦半导体产品的关注,

BOOT_CFG4[6] 用作“EEPROM 恢复启用”,不会对 SD 卡启动产生影响,但会造成限制。

如果将某个板型号拉高,则会导致 SD 卡启动失败。BOOT_CFG4[6] 充当交叉启动模式的回退机制,在主启动失败后,BootROM 将尝试从 ECSPI 加载启动固件。

这会导致不希望出现的现象,如果 ECSPI 引脚在您的设计中的其他地方使用,则可能会产生更大的影响。但是,如果你的设置可以接受 SD 卡启动失败时的这种限制,你可以使用引脚。

此致

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
7 小时之前
更新人: