2406748_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2406748_ja-JP

2406748_ja-JP

S32R294 e200z7コアのAMMCLibサポート

NXPチームの皆様、こんにちは。

私たちはS32R294向けのアプリケーションを開発しており、AMMCLibをe200z7コアで使用したいと考えています。

公式にS32R294をサポートするAMMCLibのリリースはありますか?もしそうでなければ、NXPが提供する他の、S32R294 e200z7コアに対応した数学ライブラリをおすすめしてもらえますか?

また、特定のS32 Design Studioツールチェーン、SDK、またはRSDKのバージョンが必要かどうかもご案内ください。

よろしくお願いします。

C|C++ライブラリRe: AMMCLib support for S32R294 e200z7 cores

こんにちは、ピーターさん。

ご説明いただきありがとうございます。

私たちの対象アプリケーションはレーダー信号プロセッシングパイプラインです。S32R294 e200z7コア上で、以下のアルゴリズムを実行する予定です。

  • DMLベースの到来方向推定
  • 少数のFFT演算
  • カルマンフィルタリング(マトリックス乗算、転置、線形系解法またはマトリックス反転を含む)
  • ベクトル、行列、統計演算を用いた特徴抽出および軽量レーダー目標分類

これらのアルゴリズムをe200z7コアで実行することで、SPTとe200z7間のデータ転送やデータフォーマット変換が減少し、プロセッシング効率が向上します。

S32R294 e200z7コア向けに最適化されたFFT、複素算術、マトリックス、ベクトル、線形代数関数を探しています。NXPはこれらの用途に適した数学やDSPライブラリを提供していますか?

よろしくお願いいたします。

Re: AMMCLib support for S32R294 e200z7 cores

こんにちは、

S32R294プラットフォームを公式にサポートするAMMCLibのリリースはありません。

AMMCLibデバイスのサポートリストには現在、いくつかのPower Architecture MCUファミリ(例:MPC577xK/MPC5775E)が含まれていますが、S32R294はサポート対象としては記載されていません。

S32R294開発向けに、NXPの主なソフトウェアはS32R29x用のレーダー SDKsとS32 Design Studio Power Architectureツールチェーンです。

ターゲットとなるアプリケーションは何でしょうか?

よろしくお願いいたします。

ピーター

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎08-21-2026 02:29 AM
更新者: