Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
无法使用命令 `v4l2-ctl --device /dev/video0 --all` 获取所有详细信息 大家好, 我正在使用相机传感器os02g10。我可以从传感器获取 RAW10 文件,但是图像不正确。图片错位了,两部分图像错位了。您可以在这里看到: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/Camera-sensor-os02g10-MIPI-CSI-for-IMX8MM-Image-issue/m-p/1512386#M194329 我测试了摄像头传感器和 mipi-csi 的许多设备树设置,但图像没有任何变化。 v4l2也存在问题,您可以在下方看到。为什么它无法获得 Driver Info: Driver name : mx6s-csi Card type : i.MX6S_CSI Bus info : platform:32e20000.csi_bridge Driver version : 5.10.72 Capabilities : 0x84200001 Video Capture Streaming Extended Pix Format Device Capabilities Device Caps : 0x04200001 Video Capture Streaming Extended Pix Format Priority: 0 Video input : 0 (Camera: ok) Format Video Capture: Width/Height : 1920/1080 Pixel Format : '' Field : None Bytes per Line : 0 Size Image : 4147200 Colorspace : Default Transfer Function : Default (maps to Rec. 709) YCbCr/HSV Encoding: Default (maps to ITU-R 601) Quantization : Default (maps to Full Range) Flags : Crop Capability Video Capture: Bounds : Left 0, Top 0, Width 0, Height 0 Default : Left 0, Top 0, Width 0, Height 0 Pixel Aspect: 1/1 Selection Video Capture: crop, Left 0, Top 0, Width 0, Height 0, Flags: Selection Video Capture: crop_default, Left 0, Top 0, Width 0, Height 0, Flags: Selection Video Capture: crop_bounds, Left 0, Top 0, Width 0, Height 0, Flags: Selection Video Capture: compose, Left 0, Top 0, Width 0, Height 0, Flags: Selection Video Capture: compose_default, Left 0, Top 0, Width 0, Height 0, Flags: Selection Video Capture: compose_bounds, Left 0, Top 0, Width 0, Height 0, Flags: Selection Video Capture: compose_padded, Left 0, Top 0, Width 0, Height 0, Flags: Selection Video Capture: native_size, Left 0, Top 0, Width 0, Height 0, Flags: 但是当我拿到图片时,会发现更多细节。我试图确定 v4l2 是否是导致图片错误的原因,还是其他原因。到底出了什么问题? v4l2-ctl -d /dev/video0 --verbose --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=BG10 --stream-mmap --stream-count=1 --stream-to=bb001.raw VIDIOC_QUERYCAP: ok VIDIOC_G_FMT: ok VIDIOC_S_FMT: ok Format Video Capture: Width/Height : 1920/1080 Pixel Format : 'BG10' (10-bit Bayer BGBG/GRGR) Field : None Bytes per Line : 3840 Size Image : 4147200 Colorspace : sRGB Transfer Function : Default (maps to sRGB) YCbCr/HSV Encoding: ITU-R 601 Quantization : Full Range Flags : VIDIOC_REQBUFS returned 0 (Success) VIDIOC_QUERYBUF returned 0 (Success) VIDIOC_QUERYBUF returned 0 (Success) VIDIOC_QUERYBUF returned 0 (Success) VIDIOC_QUERYBUF returned 0 (Success) VIDIOC_QBUF returned 0 (Success) VIDIOC_QBUF returned 0 (Success) VIDIOC_QBUF returned 0 (Success) VIDIOC_QBUF returned 0 (Success) VIDIOC_STREAMON returned 0 (Success) cap dqbuf: 0 seq: 0 bytesused: 4147200 ts: 46.903731 delta: 46903.731 ms (ts-monotonic, ts-src-eof) i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: can not get all details with command: v4l2-ctl --device /dev/video0 --all 您好,您可以使用我们已向上游提交的 Linux 驱动程序。 我们已在基于 i.mx8mp 的 debix 平台上进行了测试。 这是我们的司机。 https://web.git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/next/linux-next.git/commit/?id=263d0fa1d46ac1ae2eebc5a5490fec58233c69ad 这是我们的DT https://web.git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/next/linux-next.git/commit/?id=a4d0f0c88ae8185315afbc1eb68c978ed710f759 -- 鲁特维 SiliconSignals Re: can not get all details with command: v4l2-ctl --device /dev/video0 --all mx6s_vidioc_g_fmt_vid_cap 似乎不完整。 mx6s_vidioc_s_fmt_vid_cap 包含所有详细信息 btarnowski_0-1672393812102.png Re: can not get all details with command: v4l2-ctl --device /dev/video0 --all 关于 RAW10,有解决方案。 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Graphics/gst-launch-1-0-returns-Internal-data-stream-error/m-p/1536966 关于:v4l2-ctl --设备 /dev/video0 --all 很难说哪里出了问题,可能是摄像头驱动程序对 V4L2 使用了 ctrl API 而不是 ctrlio。 但现在这不是问题了,接下来我要设置的参数是曝光或增益。 Re: can not get all details with command: v4l2-ctl --device /dev/video0 --all 嗨@btarnowski 对于使用 v4l2-ctl --all 显示的问题,你只需要编辑 mx6s_capture.c 文件即可。在函数“mx6s_vidioc_s_fmt_vid_cap”中:只需复制整个 pix 结构体,而不是仅复制宽度/高度/图像大小/字段。 csi_dev->pix = f->fmt.pix; 这样,内部结构体 csi_dev->pix 就包含了执行 get_format 时所需的所有信息(参见函数 mx6s_vidioc_g_fmt_vid_cap)。 我觉得 mx6s_capture.c 有很多小错误,需要进行很多改进才能更好地与 v4l2 工具兼容。 此致问候 Re: can not get all details with command: v4l2-ctl --device /dev/video0 --all 你好, 使用v4l2-ctl --设备 /dev/video0 --all和gstream均未取得进展。 看起来像是摄像头传感器驱动程序的问题。 dev/media0 - 不需要 处理相机传感器有多种不同的方法。 下面您可以看到底层 API 处理方面的差异。 ov5640(摄像头传感器)在其他设备上可以正常工作。 btarnowski_0-1663928001102.png 还有另一项比较: btarnowski_1-1663928150167.png Re: can not get all details with command: v4l2-ctl --device /dev/video0 --all 你找到解决办法了吗?因为我也遇到了同样的错误,如果你也遇到了,请分享一下你的解决方法。 Re: can not get all details with command: v4l2-ctl --device /dev/video0 --all 而且我发现有些作业分配不正确。csi_bridge 应该分配给 media0。 btarnowski_0-1662374734790.png 具体该怎么做?求助! Re: can not get all details with command: v4l2-ctl --device /dev/video0 --all 同时: root@qrnd:~# gst-inspect-1.0 -a > gst-inspect.txt 结果如下(见附件) Re: can not get all details with command: v4l2-ctl --device /dev/video0 --all 下一个问题:我可以看到视频设备,但是没有 /dev/media 设备。 root@qrnd:~# v4l2-ctl --list-devices i.MX6S_CSI (platform:32e20000.csi_bridge): /dev/video0 vsi_v4l2dec (platform:vsi_v4l2dec): /dev/video2 vsi_v4l2enc (platform:vsi_v4l2enc): /dev/video1 Re: can not get all details with command: v4l2-ctl --device /dev/video0 --all 我需要更新 Yocto 版本所需的软件包列表: # 相机支持工具 IMAGE_INSTALL_append = " i2c-tools" IMAGE_INSTALL_append = " v4l-utils" IMAGE_INSTALL_append = " gstreamer1.0" IMAGE_INSTALL_append = " gstreamer1.0-plugins-good" IMAGE_INSTALL_append = " gstreamer1.0-plugins-imx" IMAGE_INSTALL_append = " gstreamer1.0-plugins-base" IMAGE_INSTALL_append = " gst-player" IMAGE_INSTALL_append = " gstreamer1.0-meta-base" IMAGE_INSTALL_append = " gst-examples" IMAGE_INSTALL_append = " gstreamer1.0-rtsp-server" IMAGE_INSTALL_append = " gst1.0-fsl-plugin" IMAGE_INSTALL_append = " gstreamer1.0-plugins-good-video4linux2" IMAGE_INSTALL_append = " gstreamer1.0-plugins-good-png" IMAGE_INSTALL_append = "gstreamer1.0-plugins-good-jpeg" 但我现在在使用命令时遇到了问题。 gst -发布- 1.0v4l2src 设备 = / dev / video0 缓冲区 数量 = 1 !video / x - raw , width = 1920 , height = 1080 !pngenc !filesink location = / tmp / test_1920x1080.png​ 我得到的是: Setting pipeline to PAUSED ... Pipeline is live and does not need PREROLL ... Pipeline is PREROLLED ... Setting pipeline to PLAYING ... New clock: GstSystemClock ERROR: from element /GstPipeline: pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0: Internal data stream error. Additional debug info: ../git/libs/gst/base/gstbasesrc.c(3127): gst_base_src_loop (): /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0: streaming stopped, reason not-negotiated (-4) Execution ended after 0:00:00.057218529 Setting pipeline to NULL ... Freeing pipeline ... Re: can not get all details with command: v4l2-ctl --device /dev/video0 --all 看来是 Yocto 造成了这个问题。内核镜像中并不包含所有必需的元器件。gstreamer-plugins-good缺少 v4lsrc。我向 Yocto 构建中添加了额外的软件包,但没有效果。需要调查 Yocto 版本过程的部署阶段。
View full article
S32K322 和 S32K312:关于 CMU 中断、RESET 响应和检测延迟的查询 请 提供 故障 事件 与 相应 CMU 实例 ( CMU0 、 CMU1 和 CMU2) 的 映射 关系 ? 中断 文档 列出 了 总共 七个 中断 , 但 并不 清楚 每个 CMU 实例 处理 哪些 故障 事件 以及 它们 相应 的 故障 操作 。 请查看附件图片 系统时钟监控.png 中断映射.png What is the exact meaning of the "RESET Reaction Interrupt"? 该 中断 是否 会 在 破坏性 RESET 之前 产生 , 从而允许 软件 在 RESET 发生 之前 进行干预 ? 时钟 监控 延迟 可 配置 为 1 µs 至 1 ms 。 选择 较低 的 延迟 是否能 有效 减少 消 抖/滤波 时间 , 并使 时钟 故障 检测 更加 灵敏 或 更快? Re: S32K322 and S32K312 : Queries Regarding CMU Interrupts, Reset Reaction, and Detection Latency 您好@WadkarY 1. 请问 能否 提供 故障 事件 与 相应 CMU 实例 ( CMU0、 CMU1 和 CMU2) 的 映射关系 ? image.png image.png 从图中可以看出,只有 CMU_FC_0、CMU_FM_1、CMU_FM_2 可以配置为中断;其他中断默认应视为破坏性复位源,而不是标准 CMU 中断。 CMU_FC_0->CMU0 CMU_FM_1->CMU1 CMU_FM_2->CMU2 CMU_FC_3->CORE_CLK_FAIL CMU RESET 复位反应中断 CMU_FC_4->AIPS_PLAT_CLK_FAIL CMU RESET 反应中断 CMU_FC_5->HSE_CLK_FAIL CMU 复位反应中断 CMU_FC_6->CM7_CORE_CLK_FAIL CMU 复位反应中断 2. 此 中断 是否 在 破坏性 RESET 之前 产生 , 从而允许 在 RESET 发生 之前 进行 软件 干预 ? 不,除非特意配置了 MC_RGM/DCM 破坏性 RESET 中断旁路,否则不会出现破坏性 RESET 行为。 例如: 1. CMU_FC_4 检测到 AIPS_PLAT_CLK 频率超过阈值 ↓ 破坏性复位已钳位 + 同时发出 IRQ 215 ↓ 几乎瞬间 MCU RESET → 从 RESET Vector 重启 ↓ 软件读取 MC_RGM.DES[AIPS_PLAT_CLK_FAIL] 以识别 RESET 原因 3.选择较低的延迟是否能有效减少消抖/滤波时间,并使时钟故障检测更加灵敏或更快? 该参数与 REF_CNT 相关。 •RCCR[REF_CNT] 值越高,测量窗口越长,从而在监测的时钟检查中实现更高的精度。 • RCCR[REF_CNT] 值越低,测量窗口越短,导致 FHH 和 FLL 事件响应越快,但报告结果的准确性越低。 Re: S32K322 and S32K312 : Queries Regarding CMU Interrupts, Reset Reaction, and Detection Latency 感谢你的回复。 您能否帮忙解释一下PLL时钟的最大可能偏差是多少? 从数据表中我们得到 FIRC 和 SIRC 的最大允许偏差分别为 5% 和 10%。 请您解释一下PLL的偏差,因为DS中没有提到。 Re: S32K322 and S32K312 : Queries Regarding CMU Interrupts, Reset Reaction, and Detection Latency 您好@WadkarY “CMU RESET reaction interrupt”不应被解释为破坏性 RESET 之前的预警中断。对于这些 CMU 故障源,当配置了破坏性 RESET 反应时,RESET 请求和相应的 MC_RGM RESET 反应中断基本上是同时生成的。因此,软件不能依赖于在破坏性重置发生之前进入中断服务例程 (ISR) 并完成恢复操作。 中断是 MC_RGM 复位反应机制的一部分,与可以将适用的复位反应重定向/绕过到中断的配置相关。如果源仍然配置为破坏性复位,则正常的软件策略是允许复位发生,并在重新启动后检查相应的 MC_RGM.DES 状态标志以确定复位原因。 Re: S32K322 and S32K312 : Queries Regarding CMU Interrupts, Reset Reaction, and Detection Latency 您好@WadkarY 由于锁相环 (PLL) 不适用,因此没有单独的大偏差规范。PLL 输出频率精度等于参考晶体精度,加上一个很小的抖动贡献,数据手册在 PLL 特性表中将其量化为“JPLL_acc”。 Re: S32K322 and S32K312 : Queries Regarding CMU Interrupts, Reset Reaction, and Detection Latency 各位同事好, 谢谢你的回复。 但我不太理解“重置反应中断”的含义及其用途? CMU_FC_3->CORE_CLK_FAIL CMU RESET 复位反应中断 CMU_FC_4->AIPS_PLAT_CLK_FAIL CMU RESET 反应中断 CMU_FC_5->HSE_CLK_FAIL CMU 复位反应中断 CMU_FC_6->CM7_CORE_CLK_FAIL CMU 复位反应中断 请问这些中断是否为软件干预提供了机会,以便在产生破坏性RESET之前进行干预? 如果答案是肯定的,软件如何介入并阻止或处理重置? 如果没有,那么在破坏性复位之后立即发生的情况下,产生这些中断的目的是什么?
View full article
MCIMX6D6AVT10ACの境界スキャン用BSDLファイルを探しています こんにちは、 デバイス「MCIMX6D6AVT10AC」のBSDLファイルをダウンロードできるチャネルはありますか?
View full article
Looking for boundary scan, BSDL file for MCIMX6D6AVT10AC Hi,  Is there any channel to download the BSDL file for device "MCIMX6D6AVT10AC"?
View full article
S32K322およびS32K312:CMU割り込み、リセット反応、検出レイテンシに関するクエリ 故障 イベント情報 を それぞれの CMU インスタンス(CMU0、 CMU1、 CMU2) に マッピング していただけますか? 割り込み ドキュメント には 合計 7回 の 割り込み が記載 されています が、 各 CMU インスタンス が どの 障害 イベント情報 と それに対応する 障害 アクション を 処理 しているかは 明確 ではありません 。 添付画像をご覧ください システムクロックの監視.png Interruptmapping.png 「リセット 反応 割り込み 」 の 正確な 意味 は 何 ですか ? この 割り込み は 破壊的な リセット の前に 生成 され、 リセット が 起こる 前に ソフトウェア が 介入 できるように なるのでしょうか? The clock monitoring レイテンシ can be configured from 1 µs to 1 ms. レイ テンシ を 低 くすることで 、 デバウンスやフィルタリング の時間を 短縮 し、 クロック 障害検出 の 感度 や速度 が 向上 するのでしょうか? Re: S32K322 and S32K312 : Queries Regarding CMU Interrupts, Reset Reaction, and Detection Latency こんにちは、@ WadkarY 1. 障害発生 イベント情報 と それぞれ の CMU インスタンス (CMU0、 CMU1、 CMU2 ) と の マッピング を 提供していただけ ます か ? image.png image.png ご覧のとおり、CMU_FC_0、CMU_FM_1、CMU_FM_2のみが割り込みとして設定可能です。その他の割り込みは、標準のCMU割り込みとしてではなく、デフォルトでは破壊的なリセットの発生源として扱われるべきです。 CMU_FC_0->CMU0 CMU_FM_1->CMU1 CMU_FM_2->CMU2 CMU_FC_3->CORE_CLK_FAIL CMUリセット反応割り込み CMU_FC_4->AIPS_PLAT_CLK_FAIL CMUリセット反応割り込み CMU_FC_5->HSE_CLK_FAIL CMUリセット反応割り込み CMU_FC_6->CM7_CORE_CLK_FAIL CMUリセット反応割り込み 2. この 割り込み は 破壊的な リセット の前に 生成 され、 リセット が 起こる 前に ソフトウェア の 介入 を可能にする のか? いいえ、MC_RGM/DCM破壊リセット割り込みバイパスが意図的に構成されていない限り、破壊リセット動作が予想されます。 以下にその例をご紹介します。 1. CMU_FC_4 は、AIPS_PLAT_CLK 周波数がしきい値を超えていることを検出します。 ↓ 破壊的リセットが主張され、同時にIRQ 215が発行されました。 ↓ ほぼ瞬時に MCUのリセット → リセットベクターからの再起動 ↓ ソフトウェアはMC_RGMを読みます。DES[AIPS_PLAT_CLK_FAIL]でリセット原因を特定します 3. レイテンシを低く設定することで、デバウンス/フィルタリング時間を効果的に短縮し、クロック障害の検出感度や検出速度を向上させることができますか? このパラメータはREF_CNTに関連しています。 •RCCR[REF_CNT]の値が高いほど測定ウィンドウが長くなり、監視対象のクロックチェックの精度が向上します。 ・RCCR[REF_CNT]の値が低いと測定ウィンドウが短くなり、FHHおよびFLLの反応が速くなりますが、報告結果の誤差が高まります。 Re: S32K322 and S32K312 : Queries Regarding CMU Interrupts, Reset Reaction, and Detection Latency こんにちは、@WadkarY 「CMUリセット反応割り込み」は、破壊的なリセットの前に発生する早期警告割り込みとして解釈すべきではありません。これらのCMU障害発生源の場合、破壊的リセット反応が設定されている場合、リセット要求とそれに対応するMC_RGMリセット反応割り込みはほぼ同時に生成されます。したがって、ソフトウェアは破壊的なリセットが起こる前にISRに入力し、復旧動作を完了することに依存してはなりません。 割り込みはMC_RGMリセットリアクション機構の一部であり、該当するリセットリアクションを割り込みにリダイレクト/バイパスできる構成に関連しています。ソースが破壊的リセットに設定されたままであれば、通常のソフトウェア戦略はリセットを待ってから、再起動後に対応するMC_RGMを確認することです。リセット原因を特定するためのDESステータスフラグ。 Re: S32K322 and S32K312 : Queries Regarding CMU Interrupts, Reset Reaction, and Detection Latency こんにちは、チームの皆さん、 ご回答ありがとうございます。 しかし、「リセット反応割り込み」の意味と目的が理解できません。 CMU_FC_3->CORE_CLK_FAIL CMUリセット反応割り込み CMU_FC_4->AIPS_PLAT_CLK_FAIL CMUリセット反応割り込み CMU_FC_5->HSE_CLK_FAIL CMUリセット反応割り込み CMU_FC_6->CM7_CORE_CLK_FAIL CMUリセット反応割り込み これらの割り込みが、破壊的なリセットが生成される前にソフトウェア介入の機会を提供するかどうか、明確にしていただけますか? もしそうなら、ソフトウェアはどのように介入してリセットを防止または処理できるのでしょうか? そうでない場合、破壊的なリセットが直後に発生するのであれば、これらの割り込みを生成する目的は何ですか? Re: S32K322 and S32K312 : Queries Regarding CMU Interrupts, Reset Reaction, and Detection Latency こんにちは、@WadkarY PLLには適用されないため、別途大偏差仕様は存在しません。PLLの出力周波数精度は、基準水晶の精度に、データシートのPLL特性表で「JPLL_acc」として定量化されている小さなジッタ成分を加えた値に等しくなります。 Re: S32K322 and S32K312 : Queries Regarding CMU Interrupts, Reset Reaction, and Detection Latency お返事ありがとうございます。 PLLクロックの場合に可能な最大偏差について教えてもらえますか? データシートから、FIRCおよびSIRCの場合に許容される最大偏差、すなわち5%および10%の誤差が示されました。 DLLの逸脱については、DSには記載されていないので、もう少し説明していただけますか?
View full article
正在查找 MCIMX6D6AVT10AC 的边界扫描 BSDL 文件 你好, 是否有渠道可以下载设备“ MCIMX6D6AVT10AC”的BSDL文件?
View full article
MPC5775B – 应用程序到 RAppID 引导加载程序的转换 您好,NXP团队,我正在使用带有RAppID引导加载程序的MPC5775B进行CAN烧录。 我没有 RAppID FBL 源代码,因此无法修改现有的 FBL。 运行中的应用程序是否有支持的机制来请求现有的 RAppID FBL 进入编程模式? 如果需要,MPC5775B 的应用程序 → FBL 入口顺序是什么? 这是否需要特定的 RESET/启动机制,或者 RAppID 是否提供了其他方式从应用程序请求 FBL? Re: MPC5775B – Application to RAppID Bootloader transition 你好, RAppID FBL 中没有内置的、有文档记录的 API,供正在运行的应用程序以编程方式请求 FBL 条目。适用于 MPC57xx 的 RAppID 引导加载程序是一个闭源二进制的、驻留在闪存中的引导加载程序(以预编译的 .rbf 文件形式分发)。文件)未提供源代码,也无法修改。 触发该功能的标准机制是重置 + 启动时标志检查,而不是应用程序的运行时调用。 顺祝商祺! Peter Re: MPC5775B – Application to RAppID Bootloader transition 谢谢你,彼得。据了解,该机制是先进行RESET,然后进行启动时标志检查。由于我们没有 RAppID FBL 源代码,能否请您说明一下 MPC5775B 的 RAppID FBL 在启动时检查什么标志/条件,以及应用程序如何在 RESET 前设置/请求它? 这是特定的 RAM 地址/魔法值、复位原因条件、配置字段,还是其他机制?如果应用程序端有设置此标志的步骤或文档,能否分享一下? Re: MPC5775B – Application to RAppID Bootloader transition 如果您有解决此问题的方法,请务必告诉我。 谢谢你, Re: MPC5775B – Application to RAppID Bootloader transition @lukaszadrapa你能帮我解答一下这个问题吗? Re: MPC5775B – Application to RAppID Bootloader transition 您好@NXP_007 正如彼得所说,你不能从你的应用程序中请求运行引导加载程序。每次重置后,引导加载程序都会启动,如果收到 PC 上运行的 RAppidBL 应用程序的响应,它会等待预定的时间。否则,它将启动应用程序。 用户可以更改延迟时间。详情请参阅用户手册中的“2.7 RAppID启动加载程序闪存算法(RBF)”章节。 此致, Lukas
View full article
MPC5775B – Application to RAppID Bootloader transition Hello NXP Team, I am using MPC5775B with RAppID Bootloader for CAN flashing. I do not have the RAppID FBL source code, so I cannot modify the existing FBL. Is there a supported mechanism for the running application to request the existing RAppID FBL to enter programming mode? If yes, what is the required Application → FBL entry sequence for MPC5775B? Does this require a specific reset/boot mechanism, or does RAppID provide another way to request FBL from the application? Re: MPC5775B – Application to RAppID Bootloader transition Hello, There is no built-in, documented API in the RAppID FBL for the running application to programmatically request FBL entry. The RAppID bootloader for MPC57xx is a closed-binary, flash-resident bootloader (distributed as a pre-compiled .rbf file) with no source code provided and no modification possible. The standard mechanism to trigger it is a reset + boot-time flag check, not a runtime call from the application. Best regards, Peter Re: MPC5775B – Application to RAppID Bootloader transition Thanks Peter. Understood that the mechanism is a reset followed by a boot-time flag check. Since we do not have the RAppID FBL source code, could you please clarify what boot-time flag/condition the RAppID FBL for MPC5775B checks, and how the application can set/request it before reset? Is this a specific RAM address/magic value, reset-cause condition, configuration field, or another mechanism? If there is an application-side procedure or documentation for setting this flag, could you please share it? Re: MPC5775B – Application to RAppID Bootloader transition Please do let me know if you have any solution to the problem. Thank you, Re: MPC5775B – Application to RAppID Bootloader transition @lukaszadrapa Can you help me out on this topic? Re: MPC5775B – Application to RAppID Bootloader transition Hi @NXP_007  As Peter said, you can't request  to run the bootloader from your application. The bootloader starts after each reset and it waits pre-defined time if it gets a response from RAppidBL application running on PC. If not, it starts the application.  The delay can be changed by user. See "2.7 RAppID Boot Loader Flash Algorithm (RBF)" in the user manual for details.  Regards, Lukas
View full article
USB init failed: -22 Hi , I have been trying to flash my wic.b2z image to an emmc using uuc tool through a usb port.While flashing an USB init failed: -22 error occured.I am using an imx8mp porcessor. Run bootcmd_mfg: run mfgtool_args;if iminfo ${initrd_addr}; then if test ${tee} = yes; then bootm ${tee_addr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}; else booti ${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}; fi; else echo "Run fastboot ..."; fastboot 0; fi; Hit any key to stop autoboot: 0 ## Checking Image at 43800000 ... Unknown image format! Run fastboot ... USB init failed: -22 u-boot=>     i.MX 8 Family | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Re: USB init failed: -22 Hello,  Please share the complete process and the boot config of your board to analyze what can cause the issue.   Re: USB init failed: -22 U-Boot SPL 2024.04-lf_v2024.04+g6c4545203d1+p0 (Nov 15 2024 - 04:02:13 +0000) DDRINFO: start DRAM init DDRINFO: DRAM rate 4000MTS DDRINFO:ddrphy calibration done DDRINFO: ddrmix config done SEC0:  RNG instantiated Normal Boot Trying to boot from BOOTROM Boot Stage: USB boot Find img info 0x48022fa0, size 1064 Need continue download 1024 NOTICE:  Do not release JR0 to NS as it can be used by HAB NOTICE:  BL31: v2.10.0  (release):automotive-15.0.0_1.1.0 NOTICE:  BL31: Built : 08:52:12, Nov  4 2024 U-Boot 2024.04-lf_v2024.04+g6c4545203d1+p0 (Nov 15 2024 - 04:02:13 +0000) CPU:   i.MX8MP Lite[4] rev1.1 1600 MHz (running at 1200 MHz) CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 35C Reset cause: POR Model: NXP i.MX8MPlus LPDDR4 EVK board DRAM:  6 GiB tcpc_init: Can't find device id=0x50 setup_typec: tcpc port2 init failed, err=-19 tcpc_init: Can't find device id=0x50 setup_typec: tcpc port1 init failed, err=-19 Core:  284 devices, 36 uclasses, devicetree: separate MMC:   FSL_SDHC: 1, FSL_SDHC: 2 Loading Environment from nowhere... OK [*]-Video Link 0adv7535_mipi2hdmi adv7535@3d: Can't find cec device id=0x3c fail to probe panel device adv7535@3d fail to get display timings probe video device failed, ret -19         [0] lcd-controller@32e80000, video         [1] mipi_dsi@32e60000, video_bridge         [2] adv7535@3d, panel adv7535_mipi2hdmi adv7535@3d: Can't find cec device id=0x3c fail to probe panel device adv7535@3d fail to get display timings probe video device failed, ret -19 In:    serial Out:   serial Err:   serial SEC0:  RNG instantiated MMC: no card present Detect USB boot. Will enter fastboot mode! Net:   Could not get PHY for FEC0: addr 1 Could not get PHY for FEC0: addr 1 eth1: ethernet@30bf0000 [PRIME] Fastboot: Normal Boot from USB for mfgtools *** Warning - Use default environment for                                mfgtools , using default environment Run bootcmd_mfg: run mfgtool_args;if iminfo ${initrd_addr}; then if test ${tee} = yes; then bootm ${tee_addr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}; else booti ${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}; fi; else echo "Run fastboot ..."; fastboot 0; fi; Hit any key to stop autoboot:  0 ## Checking Image at 43800000 ... Unknown image format! Run fastboot ... USB init failed: -22 u-boot=> Re: USB init failed: -22 Hello,  Please try again flashing the last pre-build image (Linux 6.18.20_2.0.0) and the last version of the uuu tool.  Regards. 
View full article
バグ:iMX8QM:HDMI経由のオーディオが音声停止時にカーネルパニックを引き起こす こんにちは、 これは当時Maxが作成したThreadのフォローアップです。 彼が提供したパッチは、lf-6.18.y には含まれていないため、最終的に適用されなかったようです。 現在、オーディオが停止するとカーネルパニックが発生しています。 root@apalis-imx8-15304854:~# aplay -D sysdefault:CARD=imxaudiohdmitx sound/Gong.wav Playing WAVE 'sound/Gong.wav' : [ 100.599725] [drm] pclkc 533250 is not supported! Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo ^CAborted by signal Interrupt... [ 102.674593] SError Interrupt on CPU3, code 0x00000000bf000002 -- SError [ 102.674642] CPU: 3 UID: 0 PID: 630 Comm: aplay Tainted: G M 6.18.39+ #115 PREEMPT [ 102.674664] Tainted: [M]=MACHINE_CHECK [ 102.674671] Hardware name: Toradex Apalis iMX8QM V1.1 on Apalis Evaluation Board V1.2 (DT) [ 102.674680] pstate: 20000005 (nzCv daif -PAN -UAO -TCO -DIT -SSBS BTYPE=--) [ 102.674694] pc : cdns_mhdp_bus_write+0x0/0xe4 [cdns_mhdp_drmcore] [ 102.674744] lr : cdns_mhdp_audio_stop+0x40/0x180 [cdns_mhdp_drmcore] [ 102.674769] sp : ffff80009290bc70 [ 102.674774] x29: ffff80009290bc70 x28: ffff00080e893240 x27: 0000000000000000 [ 102.674801] x26: 0000000000000000 x25: 0000000000000000 x24: 0000000000000000 [ 102.674818] x23: 0000000000000000 x22: ffff0008090f1880 x21: ffff000801114a00 [ 102.674837] x20: ffff000809a34b78 x19: ffff000809a34080 x18: 0000000000000000 [ 102.674856] x17: 0000000000000000 x16: 0000000000000000 x15: 0000000000000000 [ 102.674874] x14: 0000000000000000 x13: 0000000000000000 x12: 0000000000000000 [ 102.674892] x11: 0000000000000000 x10: 0000000000000000 x9 : 0000000000000000 [ 102.674910] x8 : ffff80009290bd78 x7 : 0000000000000000 x6 : 0000000000000000 [ 102.674927] x5 : ffff00080905a880 x4 : ffff00080905a918 x3 : ffff000801150e80 [ 102.674946] x2 : 000000000003004c x1 : ffff000809a34080 x0 : 0000000000000000 [ 102.674968] Kernel panic - not syncing: Asynchronous SError Interrupt [ 102.674978] CPU: 3 UID: 0 PID: 630 Comm: aplay Tainted: G M 6.18.39+ #115 PREEMPT [ 102.674995] Tainted: [M]=MACHINE_CHECK [ 102.675000] Hardware name: Toradex Apalis iMX8QM V1.1 on Apalis Evaluation Board V1.2 (DT) [ 102.675009] Call trace: [ 102.675016] show_stack+0x28/0x7c (C) [ 102.675046] dump_stack_lvl+0x60/0x80 [ 102.675070] dump_stack+0x18/0x24 [ 102.675088] vpanic+0xf8/0x2b4 [ 102.675106] abort+0x0/0x4 [ 102.675120] add_taint+0x0/0xbc [ 102.675145] arm64_serror_panic+0x70/0x80 [ 102.675166] do_serror+0x34/0x74 [ 102.675184] el1h_64_error_handler+0x38/0x60 [ 102.675206] el1h_64_error+0x6c/0x70 [ 102.675222] cdns_mhdp_bus_write+0x0/0xe4 [cdns_mhdp_drmcore] (P) [ 102.675250] audio_shutdown+0x20/0x40 [cdns_mhdp_drmcore] [ 102.675276] hdmi_codec_shutdown+0x58/0x7c [snd_soc_hdmi_codec] [ 102.675302] snd_soc_dai_shutdown+0x54/0x80 [ 102.675327] soc_pcm_clean.isra.0+0x5c/0x1c8 [ 102.675345] soc_pcm_close+0x34/0x58 [ 102.675360] snd_pcm_release_substream.part.0+0x3c/0xc0 [ 102.675378] snd_pcm_release+0x58/0xe0 [ 102.675392] __fput+0xc8/0x2cc [ 102.675408] fput_close_sync+0x38/0x114 [ 102.675423] __arm64_sys_close+0x38/0x7c [ 102.675443] invoke_syscall.constprop.0+0x48/0xc0 [ 102.675464] do_el0_svc+0x3c/0xc0 [ 102.675480] el0_svc+0x40/0x170 [ 102.675495] el0t_64_sync_handler+0xa0/0xe4 [ 102.675511] el0t_64_sync+0x198/0x19c [ 102.675529] SMP: stopping secondary CPUs [ 102.675547] Kernel Offset: 0x4f62f0a00000 from 0xffff800080000000 [ 102.675555] PHYS_OFFSET: 0xfff1000080000000 [ 102.675560] CPU features: 0x100000,00025800,40004001,0400420b [ 102.675571] Memory Limit: none [ 102.952968] ---[ end Kernel panic - not syncing: Asynchronous SError Interrupt ]--- このバグは、 https://github.com/nxp-imx/linux-imx/commit/bbdf7c86aa79c9ead532a2779920a0ac68db4863で導入されました。 この修正は次のBSPリリースに組み込めますか? @Zhiming_Liu  敬具 フランツ・シュナイダー Re: Bug: iMX8QM: Audio over HDMI Creates a Kernel Panic When Audio Stops こんにちは、 内部のCASEはすでにフォローアップして、返答を待っておいてください。 よろしくお願いします、 志明
View full article
Bug: iMX8QM: Audio over HDMI Creates a Kernel Panic When Audio Stops Hello, This is a follow up from the thread Max created back then. It seems that the patch he provided was at the end not applied as it's not present in lf-6.18.y. Currently, there is a kernel Panic when Audio stops. root@apalis-imx8-15304854:~# aplay -D sysdefault:CARD=imxaudiohdmitx sound/Gong.wav Playing WAVE 'sound/Gong.wav' : [ 100.599725] [drm] pclkc 533250 is not supported! Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo ^CAborted by signal Interrupt... [ 102.674593] SError Interrupt on CPU3, code 0x00000000bf000002 -- SError [ 102.674642] CPU: 3 UID: 0 PID: 630 Comm: aplay Tainted: G M 6.18.39+ #115 PREEMPT [ 102.674664] Tainted: [M]=MACHINE_CHECK [ 102.674671] Hardware name: Toradex Apalis iMX8QM V1.1 on Apalis Evaluation Board V1.2 (DT) [ 102.674680] pstate: 20000005 (nzCv daif -PAN -UAO -TCO -DIT -SSBS BTYPE=--) [ 102.674694] pc : cdns_mhdp_bus_write+0x0/0xe4 [cdns_mhdp_drmcore] [ 102.674744] lr : cdns_mhdp_audio_stop+0x40/0x180 [cdns_mhdp_drmcore] [ 102.674769] sp : ffff80009290bc70 [ 102.674774] x29: ffff80009290bc70 x28: ffff00080e893240 x27: 0000000000000000 [ 102.674801] x26: 0000000000000000 x25: 0000000000000000 x24: 0000000000000000 [ 102.674818] x23: 0000000000000000 x22: ffff0008090f1880 x21: ffff000801114a00 [ 102.674837] x20: ffff000809a34b78 x19: ffff000809a34080 x18: 0000000000000000 [ 102.674856] x17: 0000000000000000 x16: 0000000000000000 x15: 0000000000000000 [ 102.674874] x14: 0000000000000000 x13: 0000000000000000 x12: 0000000000000000 [ 102.674892] x11: 0000000000000000 x10: 0000000000000000 x9 : 0000000000000000 [ 102.674910] x8 : ffff80009290bd78 x7 : 0000000000000000 x6 : 0000000000000000 [ 102.674927] x5 : ffff00080905a880 x4 : ffff00080905a918 x3 : ffff000801150e80 [ 102.674946] x2 : 000000000003004c x1 : ffff000809a34080 x0 : 0000000000000000 [ 102.674968] Kernel panic - not syncing: Asynchronous SError Interrupt [ 102.674978] CPU: 3 UID: 0 PID: 630 Comm: aplay Tainted: G M 6.18.39+ #115 PREEMPT [ 102.674995] Tainted: [M]=MACHINE_CHECK [ 102.675000] Hardware name: Toradex Apalis iMX8QM V1.1 on Apalis Evaluation Board V1.2 (DT) [ 102.675009] Call trace: [ 102.675016] show_stack+0x28/0x7c (C) [ 102.675046] dump_stack_lvl+0x60/0x80 [ 102.675070] dump_stack+0x18/0x24 [ 102.675088] vpanic+0xf8/0x2b4 [ 102.675106] abort+0x0/0x4 [ 102.675120] add_taint+0x0/0xbc [ 102.675145] arm64_serror_panic+0x70/0x80 [ 102.675166] do_serror+0x34/0x74 [ 102.675184] el1h_64_error_handler+0x38/0x60 [ 102.675206] el1h_64_error+0x6c/0x70 [ 102.675222] cdns_mhdp_bus_write+0x0/0xe4 [cdns_mhdp_drmcore] (P) [ 102.675250] audio_shutdown+0x20/0x40 [cdns_mhdp_drmcore] [ 102.675276] hdmi_codec_shutdown+0x58/0x7c [snd_soc_hdmi_codec] [ 102.675302] snd_soc_dai_shutdown+0x54/0x80 [ 102.675327] soc_pcm_clean.isra.0+0x5c/0x1c8 [ 102.675345] soc_pcm_close+0x34/0x58 [ 102.675360] snd_pcm_release_substream.part.0+0x3c/0xc0 [ 102.675378] snd_pcm_release+0x58/0xe0 [ 102.675392] __fput+0xc8/0x2cc [ 102.675408] fput_close_sync+0x38/0x114 [ 102.675423] __arm64_sys_close+0x38/0x7c [ 102.675443] invoke_syscall.constprop.0+0x48/0xc0 [ 102.675464] do_el0_svc+0x3c/0xc0 [ 102.675480] el0_svc+0x40/0x170 [ 102.675495] el0t_64_sync_handler+0xa0/0xe4 [ 102.675511] el0t_64_sync+0x198/0x19c [ 102.675529] SMP: stopping secondary CPUs [ 102.675547] Kernel Offset: 0x4f62f0a00000 from 0xffff800080000000 [ 102.675555] PHYS_OFFSET: 0xfff1000080000000 [ 102.675560] CPU features: 0x100000,00025800,40004001,0400420b [ 102.675571] Memory Limit: none [ 102.952968] ---[ end Kernel panic - not syncing: Asynchronous SError Interrupt ]--- This bug has been introduced with https://github.com/nxp-imx/linux-imx/commit/bbdf7c86aa79c9ead532a2779920a0ac68db4863 Can the fix be included to the next BSP release? @Zhiming_Liu  Kind regards Franz Schnyder Re: Bug: iMX8QM: Audio over HDMI Creates a Kernel Panic When Audio Stops Hi, Already follow up the internal case, wait for reply. Best Regards, Zhiming
View full article
USB初期化失敗: -22 こんにちは、 USBポート経由でuucツールを使用してwic.b2zイメージをeMMCに書き込もうとしています。書き込み中にUSB初期化失敗:-22エラーが発生しました。imx8mpプロセッサを使用しています。 bootcmd_mfg を実行します: mfgtool_args を実行します。iminfo が${initrd_addr}の場合、test が${tee}の場合、bootm が${tee_addr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}の場合、booti が${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}の場合、fi を実行します。それ以外の場合は、echo "fastboot を実行します..." を実行します。fastboot 0 を実行します。fi を実行します。 自動起動を停止するには、任意のキーを押してください: 0 ## 43800000 番地の画像を確認中... 不明な画像フォーマット! fastbootを実行... USB初期化失敗: -22 u-boot=>     i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Re: USB init failed: -22 こんにちは、 問題の原因を分析するために、ボードの起動設定と全過程を共有してください。 Re: USB init failed: -22 U-Boot SPL 2024.04-lf_v2024.04+g6c4545203d1+p0(2024年11月15日 - 04:02:13 +0000) DDRINFO: DRAM initを起動 DDRINFO:DRAMレート4000MTS DDRINFO:ddrphyのキャリブレーション完了 DDRINFO: ddrmix設定完了 第0節:RNGのインスタンス化 ノーマルブート BOOTROMからの起動を試みています 起動段階:USB起動 img info 0x48022fa0、サイズ1064を探せます ダウンロードを続ける必要があります 1024 注意:JR0はHABで使用可能なのでNSにリリースしないでください 通知:BL31: v2.10.0(リリース):オートモーティブ-15.0.0_1.1.0 お知らせ:BL31:製造日時:2024年11月4日 08:52:12 U-Boot 2024.04-lf_v2024.04+g6c4545203d1+p0(2024年11月15日 - 04:02:13 +0000) CPU:i.MX8MP Lite[4] rev1.1 1600 MHz(1200 MHzで動作) CPU:インダストリアル温度グレード(-40°Cから105°C)で35°Cに対応 リセット原因:POR(POR) モデル:NXP i.MX8MPlus LPDDR4 EVKボード DRAM:6 GiB tcpc_init: デバイスIDが見つからない=0x50 setup_typec: tcpc port2 init 失敗、err=-19 tcpc_init: デバイスIDが見つからない=0x50 setup_typec: tcpc port1 init 失敗、err=-19 コア:284デバイス、36 uクラス、デバイスツリー:別々 MMC: FSL_SDHC: 1, FSL_SDHC: 2 どこからともなく環境を読み込む...了解 [*]-ビデオリンク0adv7535_mipi2hdmi adv7535@3d:cecデバイスID=0x3cが見つかりません プローブ失敗 パネル装置adv7535@3d 表示タイミングが取得できない プローブ映像装置故障、退位-19 [0] LCD-controller@32e80000、ビデオ [1] mipi_dsi@32e60000、video_bridge [2] adv7535@3d、パネル adv7535_mipi2hdmi adv7535@3d: cecデバイスIDが見つからない=0x3c プローブ失敗 パネル装置adv7535@3d 表示タイミングが取得できない プローブ映像装置故障、退位-19 出演:連続ドラマ 終了:連続ドラマ えっと:連続 第0節:RNGのインスタンス化 MMC:カードは提示されていません USB起動検出。Fastbootモードに入る! ネット:FEC0のPHYが取得できませんでした:addr 1 FEC0: addr 1のPHYが取得できませんでした eth1:ethernet@30bf0000【プライム】 速攻:通常 mfgtoolsのUSBから起動 警告 - mfgtoolsのデフォルト環境をご利用ください 、デフォルト環境を使用 実行bootcmd_mfg:実行mfgtool_args;もし情報が ${initrd_addr}なら;もしテストなら ${tee} =はい;次にbootm ${tee_addr} ${initrd_addr} ${fdt_addr};そうでなければbooti ${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr};fi;そうでなければエコー「Run fastboot ...";ファストブート0;FI; どのキーを押してもオートブートを止める:0 ## 43800000で画像確認中... 不明な画像フォーマット! fastbootを実行... USB初期化失敗: -22 u-boot=> Re: USB init failed: -22 こんにちは、 最後のプリビルドイメージ(Linux 6.18.20_2.0.0)と uuu ツールの最終バージョンを再度フラッシュしてみてください。 敬具。
View full article
漏洞:iMX8QM:通过HDMI传输音频时,音频停止会导致内核崩溃 你好, 这是对Max 当时创建的帖子的后续讨论。 看来他提供的补丁最终并没有应用,因为 lf-6.18.y 中没有这个补丁。 目前,音频停止播放时会发生内核崩溃。 root@apalis-imx8-15304854:~# aplay -D sysdefault:CARD=imxaudiohdmitx sound/Gong.wav Playing WAVE 'sound/Gong.wav' : [ 100.599725] [drm] pclkc 533250 is not supported! Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo ^CAborted by signal Interrupt... [ 102.674593] SError Interrupt on CPU3, code 0x00000000bf000002 -- SError [ 102.674642] CPU: 3 UID: 0 PID: 630 Comm: aplay Tainted: G M 6.18.39+ #115 PREEMPT [ 102.674664] Tainted: [M]=MACHINE_CHECK [ 102.674671] Hardware name: Toradex Apalis iMX8QM V1.1 on Apalis Evaluation Board V1.2 (DT) [ 102.674680] pstate: 20000005 (nzCv daif -PAN -UAO -TCO -DIT -SSBS BTYPE=--) [ 102.674694] pc : cdns_mhdp_bus_write+0x0/0xe4 [cdns_mhdp_drmcore] [ 102.674744] lr : cdns_mhdp_audio_stop+0x40/0x180 [cdns_mhdp_drmcore] [ 102.674769] sp : ffff80009290bc70 [ 102.674774] x29: ffff80009290bc70 x28: ffff00080e893240 x27: 0000000000000000 [ 102.674801] x26: 0000000000000000 x25: 0000000000000000 x24: 0000000000000000 [ 102.674818] x23: 0000000000000000 x22: ffff0008090f1880 x21: ffff000801114a00 [ 102.674837] x20: ffff000809a34b78 x19: ffff000809a34080 x18: 0000000000000000 [ 102.674856] x17: 0000000000000000 x16: 0000000000000000 x15: 0000000000000000 [ 102.674874] x14: 0000000000000000 x13: 0000000000000000 x12: 0000000000000000 [ 102.674892] x11: 0000000000000000 x10: 0000000000000000 x9 : 0000000000000000 [ 102.674910] x8 : ffff80009290bd78 x7 : 0000000000000000 x6 : 0000000000000000 [ 102.674927] x5 : ffff00080905a880 x4 : ffff00080905a918 x3 : ffff000801150e80 [ 102.674946] x2 : 000000000003004c x1 : ffff000809a34080 x0 : 0000000000000000 [ 102.674968] Kernel panic - not syncing: Asynchronous SError Interrupt [ 102.674978] CPU: 3 UID: 0 PID: 630 Comm: aplay Tainted: G M 6.18.39+ #115 PREEMPT [ 102.674995] Tainted: [M]=MACHINE_CHECK [ 102.675000] Hardware name: Toradex Apalis iMX8QM V1.1 on Apalis Evaluation Board V1.2 (DT) [ 102.675009] Call trace: [ 102.675016] show_stack+0x28/0x7c (C) [ 102.675046] dump_stack_lvl+0x60/0x80 [ 102.675070] dump_stack+0x18/0x24 [ 102.675088] vpanic+0xf8/0x2b4 [ 102.675106] abort+0x0/0x4 [ 102.675120] add_taint+0x0/0xbc [ 102.675145] arm64_serror_panic+0x70/0x80 [ 102.675166] do_serror+0x34/0x74 [ 102.675184] el1h_64_error_handler+0x38/0x60 [ 102.675206] el1h_64_error+0x6c/0x70 [ 102.675222] cdns_mhdp_bus_write+0x0/0xe4 [cdns_mhdp_drmcore] (P) [ 102.675250] audio_shutdown+0x20/0x40 [cdns_mhdp_drmcore] [ 102.675276] hdmi_codec_shutdown+0x58/0x7c [snd_soc_hdmi_codec] [ 102.675302] snd_soc_dai_shutdown+0x54/0x80 [ 102.675327] soc_pcm_clean.isra.0+0x5c/0x1c8 [ 102.675345] soc_pcm_close+0x34/0x58 [ 102.675360] snd_pcm_release_substream.part.0+0x3c/0xc0 [ 102.675378] snd_pcm_release+0x58/0xe0 [ 102.675392] __fput+0xc8/0x2cc [ 102.675408] fput_close_sync+0x38/0x114 [ 102.675423] __arm64_sys_close+0x38/0x7c [ 102.675443] invoke_syscall.constprop.0+0x48/0xc0 [ 102.675464] do_el0_svc+0x3c/0xc0 [ 102.675480] el0_svc+0x40/0x170 [ 102.675495] el0t_64_sync_handler+0xa0/0xe4 [ 102.675511] el0t_64_sync+0x198/0x19c [ 102.675529] SMP: stopping secondary CPUs [ 102.675547] Kernel Offset: 0x4f62f0a00000 from 0xffff800080000000 [ 102.675555] PHYS_OFFSET: 0xfff1000080000000 [ 102.675560] CPU features: 0x100000,00025800,40004001,0400420b [ 102.675571] Memory Limit: none [ 102.952968] ---[ end Kernel panic - not syncing: Asynchronous SError Interrupt ]--- 此错误是由https://github.com/nxp-imx/linux-imx/commit/bbdf7c86aa79c9ead532a2779920a0ac68db4863引入的。 能否将此修复程序包含在下一个 BSP 版本中? @刘志明 此致敬礼 弗朗茨·施奈德 Re: Bug: iMX8QM: Audio over HDMI Creates a Kernel Panic When Audio Stops 你好, 已跟进内部案件,等待回复。 此致, 志明
View full article
USB 初始化失败:-22 您好, 我尝试使用 uuc 工具通过 USB 端口将 wic.b2z 镜像刷入 eMMC 存储。刷写过程中出现 USB 初始化失败:-22 错误。我使用的是 imx8mp 处理器。 运行 bootcmd_mfg: run mfgtool_args;if iminfo ${initrd_addr} ; then if test ${tee} = yes; then bootm ${tee_addr} ${initrd_addr} ${fdt_addr} ; else booti ${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr} ; fi; else echo "运行 fastboot ..."; fastboot 0; fi; 按任意键停止自动启动:0 正在检查 43800000 处的图像... 未知图像格式! 运行 fastboot... USB 初始化失败:-22 u-boot=>     i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Re: USB init failed: -22 你好, 请提供完整的操作流程和主板的启动配置,以便我们分析问题原因。 Re: USB init failed: -22 U-Boot SPL 2024.04-lf_v2024.04+g6c4545203d1+p0(2024年11月15日 - 04:02:13 +0000) DDRINFO:启动 DRAM 初始化 DDRINFO:DRAM 速率 4000MTS DDRINFO:DDRPHY 校准完成 DDRINFO:ddrmix 配置完成 SEC0:RNG 实例化 正常启动 尝试从 BOOTROM 启动 启动阶段:USB 启动 查找图像信息 0x48022fa0,大小 1064 需要继续下载 1024 注意:请勿将 JR0 释放给 NS,因为它可能被 HAB 使用。 注意:BL31:v2.10.0(版本):automotive-15.0.0_1.1.0 通知:BL31:构建时间:2024年11月4日 08:52:12 U-Boot 2024.04-lf_v2024.04+g6c4545203d1+p0(2024年11月15日 - 04:02:13 +0000) CPU:i.MX8MP Lite[4] rev1.1 1600 MHz(运行频率为 1200 MHz) CPU:工业级耐温等级(-40℃至105℃),工作温度35℃ 复位原因:POR 型号:NXP i.MX8MPlus LPDDR4 EVK 板 动态随机存取存储器(DRAM):6 GiB tcpc_init:找不到设备 ID=0x50 setup_typec:tcpc port2 初始化失败,错误代码=-19 tcpc_init:找不到设备 ID=0x50 setup_typec:tcpc port1 初始化失败,错误代码=-19 核心:284 个设备,36 个微类,设备树:独立 MMC:FSL_SDHC:1,FSL_SDHC:2 环境正在加载,但不知从何而来……好的 [*]-视频链接 0adv7535_mipi2hdmi adv7535@3d:找不到 CEC 设备 ID=0x3c 探测面板设备 adv7535@3d 失败 无法获取显示时序 探测视频设备故障,返回码 -19 [0] lcd-controller@32e80000,视频 [1] mipi_dsi@32e60000,视频桥 [2] adv7535@3d,面板 adv7535_mipi2hdmi adv7535@3d:找不到 CEC 设备 ID=0x3c 探测面板设备 adv7535@3d 失败 无法获取显示时序 探测视频设备故障,返回码 -19 输入:串行 输出:串口 错误:串行 SEC0:RNG 实例化 MMC:未持有卡片 检测 USB 启动。即将进入fastboot模式! 网络:无法获取 FEC0 的 PHY:地址 1 无法获取 FEC0 的 PHY:地址 1 eth1:以太网@30bf0000 [PRIME] Fastboot:正常 从 USB 启动 mfgtools *** 警告 - 请使用 mfgtools 的默认环境 使用默认环境 运行 bootcmd_mfg: run mfgtool_args;if iminfo ${initrd_addr} ; then if test ${tee} = yes; then bootm ${tee_addr} ${initrd_addr} ${fdt_addr} ; else booti ${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr} ; fi; else echo "运行 fastboot ..."; fastboot 0; fi; 按任意键停止自动启动:0 ## 正在检查 43800000 处的图像... 未知图像格式! 运行 fastboot... USB 初始化失败:-22 u-boot=> Re: USB init failed: -22 你好, 请尝试再次刷入最新的预编译镜像( Linux 6.18.20_2.0.0 )和最新版本的uuu工具。 此致敬礼
View full article
S32K312 Freertos build issue for the FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312 Hi Team, I have downloaded the following RTD and FreeRTOS packages from the NXP website: SW32K3_RTD_R23-11_7.0.1_P02_D2603_DesignStudio_updatesite.tar SW32K3_FreeRTOS_11.1.0_0.8.0_CD1_D2603_DesignStudio_updatesite.tar I am using a Windows system and have successfully imported/opened the FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312 project in S32 Design Studio (V3.6.10). However, when I try to build the application, I encounter the error #include "FreeRTOSConfig.h file not found as shown in the attached screenshot (BE1). Additionally, when I open the project's .mex file, Config Tools displays the following error (Refer attached Mex file) "The tool does not support the selected processor." Could you please guide me on the following points? Is there any specific version of S32 Design Studio required for these RTD and FreeRTOS packages? Are there any additional updates, plugins, or device support packages that need to be installed for S32K312? What is the correct procedure to build and run the FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312 sample application? My end goal is to run FreeRTOS on the S32K312 EVB. Could you please advise on the recommended setup and installation steps? I have attached the build error screenshots (BE1 and Mex) for reference. Thank you for your support. Best regards, Pramod Jadhav Re: S32K312 Freertos build issue for the FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312 Thanks for the quick update the given RTD version is resolved my issue. Re: S32K312 Freertos build issue for the FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312 Hi, the SW32K3_RTD_R23-11_7.0.1_P02_D2603_DesignStudio_updatesite.zip includes just Crypto driver. You need to install based RTD package first before adding FreeRTOS one. PetrS_0-1788946493548.png Once you have RTD & FreeRTOS sucesfully installed, just create new project from example PetrS_1-1788946542398.png After it is loaded, open mex file and click on Update Code button. It should add missing drivers etc.  Then you can Build the demo You can also right click on project in Project Explorer window and select Update Code and Build Project. PetrS_0-1788946711279.png BR, Petr
View full article
Gui-guider 2.0的一些建议 希望Gui-guider 2.0在设置中增加一个选项来控制开启或者关闭生成的文件中时间戳. 然后生成的每一个页面(screen)都会有相应的gg_event_screen.c,哪怕我的页面没有使用注册任何事件, 希望在没有注册任何事件的时候不要生成事件的任何内容. 另外希望能有一个机制能选择把一些没有显示的图片或者资源打包进项目,虽然目前可以在幽灵页上放图片和字体的方式包含进工程项目,但是不太优雅. 关于字体,目前在设置中有一个控制所有字体的默认生成范围的设置,希望未来能控制所有字体的生成的范围. 致谢 回复: Gui-guider 2.0的一些建议 Hi @Xu_556678 , 非常感谢您的反馈,这些建议对我们非常宝贵,我们将在未来release中考虑进行相应的优化和改进。 希望GUI Guider 能够帮助到您的工作,未来如有任何问题和建议都欢迎您反馈。 Best Regards, Wenbin Re: Gui-guider 2.0的一些建议 嗨@Xu_556678 , 我想就您的一些请求,特别是关于图像和字体的生成,提供一些变通方案。 虽然将它们添加到虚拟页面中理论上可以让 GUI Guider 自动生成图像和字体,但您也可以将它们添加到“资源”面板,然后单击“转换”: EdwinHz_1-1789494348483.png 此图像变流器功能允许您为任何受支持的图像生成输出文件。默认路径设置为“自定义”文件夹,但您可以将其更改为自动生成其他图像的同一文件夹,以便将它们全部放在一起。虽然这在技术上是一个手动过程,但其优点是您可以选择多个图像并一次性全部转换,因此如果您一次性处理所有图像,则只需执行此过程一次。这样,你就可以跳过目前这种变通方法,即创建一个幽灵屏幕,这种方法只会为根本不会使用的屏幕添加额外的代码。 EdwinHz_2-1789494766306.png 此外,可以通过字体转换器对单个字体的生成范围进行精细控制。按照上述步骤操作,只是将图像替换为字体。弹出的窗口面板将显示一个选项,用于指定所选字体的范围,从而可以针对特定字体生成特定范围。 EdwinHz_3-1789494865236.png 希望这些信息对您当前的 GUI 引导程序开发有所帮助。 如果您还有任何疑问或要求,请务必与我们联系! BR, 埃德温。
View full article
Some suggestions for Gui-guider 2.0 I hope Gui-guider 2.0 will add an option in the settings to control whether timestamps in the generated files are enabled or disabled. Then each generated page (screen) will have a corresponding gg_event_screen.c file, even if my page does not register any events. We want to prevent any event content from being generated when no events are registered. Additionally, I would like a mechanism to selectively include some images or resources that are not currently displayed in the project. Although it is possible to include images and fonts from the ghost page into the project, it is not very elegant. Regarding fonts, there is currently a setting in the settings to control the default generation range of all fonts. Hopefully, in the future, we can control the generation range of all fonts. Acknowledgments 回复: Gui-guider 2.0的一些建议 Hi @Xu_556678 , Thank you very much for your feedback. These suggestions are invaluable to us, and we will consider making corresponding optimizations and improvements in future releases. We hope the GUI Guider will be helpful to your work. Please feel free to provide any feedback or suggestions you may have in the future. Best Regards, Wenbin Re: Gui-guider 2.0的一些建议 Hi @Xu_556678, I would like to add an input about a workaround regarding some of your requests, specifically regarding the generation of images and fonts. While adding them to a ghost page technically works to enable GUI Guider to automatically generate the images and fonts, you can also add them to the "resource" panel, and click convert: EdwinHz_1-1789494348483.png This Image Converter feature allows you to generate an output file for any supported images. The default path is set to the 'custom' folder, but you can change it to the same one where other images are automatically generated to keep them all together. Even though this is technically a manual process, the advantage is that you can select multiple images and convert them all at once, so if you do so with all of your images at once, you would only need to do this process once. This way, you can skip the current workaround of doing a ghost screen that only adds extra code for screens that won't even be used. EdwinHz_2-1789494766306.png Additionally, for the granular control over the generation range of individual fonts, this can be controlled with the Font Converter. When doing the same process described above, just with a font instead of an image. The prompted window panel will show an option to specify the range of the selected font, allowing for the generation of specific ranges on specific fonts. EdwinHz_3-1789494865236.png Hopefully this input helps on your current GUI Guider development. If you have any further inquiries or requests, definitely let us know! BR, Edwin.
View full article
spi: spi_nxp_lpspi: DMA モード、-EIO または破損したデータを返します こんにちは、みんな 最近、SPI DMAのマルチセンサー通信で問題が発生しました。SPIトランザクションが-EIOで返却されるか、データが破損している場合です。私が見つけたドライバに掘り下げると、spi_nxp_lpspi転送開始時に両方のLPSPI DMA要求有効ビットを有効にしますが、転送の最後には1ビットだけが無効になります。2つのDMAチャネルのうち2番目に終了するものが、自身のDERビットをクリアせずにSPIコンテキストを完了するため、各転送は次のリクエストに1つのEnable Leakを送ります。 In ドライバ/spi/spi_nxp_lpspi/spi_nxp_lpspi_dma.c, 両方のビットがtransceive_dma()(:346)で同時に有効化されています: if (channel == dma_data->dma_tx.channel) { spi_mcux_issue_TCR(spi_dev); dma_data->state = LPSPI_TRANSFER_STATE_TX_DONE; base->DER &= ~LPSPI_DER_TDDE_MASK; } else { dma_data->state = LPSPI_TRANSFER_STATE_RX_DONE; base->DER &= ~LPSPI_DER_RDDE_MASK; } lpspi_dma_callback()では、最初に終了するチャネルが自分のビットをクリアします(:249–:253): if (channel == dma_data->dma_tx.channel) { spi_mcux_issue_TCR(spi_dev); dma_data->state = LPSPI_TRANSFER_STATE_TX_DONE; base->DER &= ~LPSPI_DER_TDDE_MASK; } else { dma_data->state = LPSPI_TRANSFER_STATE_RX_DONE; base->DER &= ~LPSPI_DER_RDDE_MASK; } 両方のビットをクリアすると、すべてのトランザクションが警告なしに通過するようです。以下は私が使用したパッチです。 @@ lpspi_dma_callback() case LPSPI_TRANSFER_STATE_TX_DONE: case LPSPI_TRANSFER_STATE_RX_DONE: dma_data->state = LPSPI_TRANSFER_STATE_RX_TX_DONE; /* TX and RX both done here. */ + base->DER &= ~(LPSPI_DER_TDDE_MASK | LPSPI_DER_RDDE_MASK); spi_context_complete(ctx, spi_dev, 0); spi_context_cs_control(ctx, false); break; @@ error: + base->DER &= ~(LPSPI_DER_TDDE_MASK | LPSPI_DER_RDDE_MASK); LOG_ERR("DMA callback error with channel %d.", channel); spi_context_complete(ctx, spi_dev, ret); spi_context_cs_control(ctx, false); 添付は私が使ったテストアプリケーションです。上記の解決策がアプリに組み込まれています。 私の質問は、ドライバーが片方だけクリアして両方がクリアされない理由があるのでしょうか?
View full article
TJA1410 - TXはフルスイングしません 私はカスタム基板上でTJ1410Aを使用しています。このPMDチップと連携できるMacを評価中です。データが差動線でこのPMDチップに送信されると、データフレームは3線式RX(MACに対するRX)でMACに送信されます。TJ1410チップに供給されるVCCは3.3Vで、RX(3.3Vでハイレベル)に何らかの動作が見られます。現在は、活動が3.2Vから2Vの間で変動する(以前は3.3Vから0Vの間で変動していた)。そのためMacはこれをRXハイと認識し、静かだと思い込んでしまいます。電圧振幅が正しくないのはなぜですか?(オシロスコープのキャプチャ画面を添付します)。また、この部品(TJ1410)のデータシートをお持ちでしたら、ぜひ共有してください。 bitmasker_0-1788968416352.png Re: TJA1410 - TX does not have full swing こんにちはビットマスク 良い一日! VIOピンの接続を確認してもらえますか?VIOが電源に接続されているか確認してください。TJA1410AはVIOで1.8Vから3.3Vまで対応しています。VCCで3.3Vを供給しているのにVIOが開いたまままたは接続されていない場合、RX出力がグラウンドにスイングできません。 データシートは公式ウェブサイト TJA1410「ドキュメント > Secure」セクションでご覧いただけます。 残念ながら、これは機密ファイルなので、アクセスするには当事務所とのNDAが必要です。NDAに署名したい旨を伝えるサポートチケットを開くことをお勧めします。そうすれば、適切なチームにリクエストが回されるようにしましょう。 RafaR_1-1788987187012.png この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。
View full article
GUI-Guider 1.9.1 こんにちは、NXPサポートの皆さん、 GUI-Guider 1.9.1 GA Windows インストーラー+オフラインテンプレートzipパッケージの公式ダウンロードリンクを教えていただけませんか?ありがとう。 eGUI Re: GUI‑Guider 1.9.1 こんにちは、 @Leo_China さん。 GUI Guider v1.9.1のインストーラーは提供されなくなりました。 しかし、すでにGUI Guider v1.9.xでプロジェクトを作成している場合は、GUI Guider v1.10.xを利用できます既存のプロジェクトを直接インポートできます。 よろしくお願いします、 パブロ
View full article