2397358_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2397358_zh-CN

2397358_zh-CN

LX2160A:接收器上未使用的 SerDes 通道的下拉值

你好,

芯片: LX2160A

应用笔记 AN5407 规定,如果未使用 SerDes 通道,则应将其下拉:

如果某些 SerDes 通道未连接,请将其接收器引脚拉低至 GND。

请问下拉菜单的值是多少?或者我应该将接收器引脚直接连接到 GND?

谢谢。

Re: LX2160A: Pull down value on receiver for SerDes lanes not used

你好,

AN5407 中的“将接收器引脚拉低至 GND”的说法故意含糊不清——NXP 的澄清是,直接将 0 Ω 连接到 GND 是正确且首选的方法。

SerDes 掉电

即使 RX 引脚连接到 GND,如果 SerDes 模块仍然通电,AN5407 还建议通过固件掉电未使用的通道:在 PBI 阶段配置通用控制 0 寄存器以掉电未使用的 SerDes 通道。如果整个 SerDes 模块已经掉电,则无需单独掉电各个通道。


此致

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
4 weeks ago
Updated by: