2397336_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2397336_zh-CN

2397336_zh-CN

支持请求:使用 i.MX8M Plus LVDS 输出的 HD-SDI 接口

尊敬的先生,

我们正在设计一个基于NXP i.MX8M Plus处理器的系统,希望您能指导我们实现HD-SDI 接口。

我们的需求是支持三个 HD-SDI 输出。我们计划使用i.MX8M Plus 的LVDS 接口,并使用以下设备将其转换为 HD-SDI:

  • LMH0340SQE/NOPB – LVDS 转 HD-SDI 串行器
  • 2 × LMH0324RTWT – 1 对 3 HD-SDI 分配放大器

请问i.MX8M Plus的LVDS接口是否与该架构兼容,能够生成三个HD-SDI输出?

如果此方案不被推荐或支持,能否请您提供一个替代方案,以便在继续使用i.MX8M Plus处理器的情况下实现三个 HD-SDI 接口?我们希望在设计中保留 i.MX8M Plus,因为它满足我们所有其他系统要求。

我们非常感谢您能提供任何建议以及任何可能有助于我们成功实现此接口的参考设计或应用说明。

感谢您的支持。我们期待您的指导。

顺祝商祺!

萨穆德拉兰凯亚·詹帕尼

模拟(ADC|CMP|DAC|运算放大器)电路板设计MCXAMCXCRe: Support Request: HD-SDI Interface Using i.MX8M Plus LVDS Output

你好,

很遗憾,我对这种使用场景不太熟悉。我研究了您分享的那部分内容,发现它似乎是用于 FPGA 而不是 LVDS 通道,所以我不太确定您是否可以使用此接口。

或许使用不同的桥接器或 i.MX8MP 中的其他接口,甚至在中间添加另一层(FPGA)会是一个解决方案。

此致敬礼/Saludos,
阿尔多。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-24-2026 04:32 AM
Updated by: