2397106_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2397106_ja-JP

2397106_ja-JP

IMX95EVK-19-REV-A1 フラッシュの問題

NXP様、


Linuxイメージ(6.18.20_2.0.0/ 6.18.2_1.0.0/6.12.49_2.2.0)を IMX95LP5-19 EVK REV A1のeMMC/SDカードにフラッシュしようとしていますが、 どれも 成功しません。

コマンドプロンプトには[HID(W): LIBUSB_ERROR_PIPE (-9) ] SDPS: boot -f imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all と表示されます。

IMX95LPD5EVK-19CM:L6.18.2のUUU eMMCフラッシュが失敗(LinuxおよびWindowsでのLIBUSBエラー)

上記のリファレンスでは、公式サイトではA1シリコンは現在のイメージをサポートしていません(6.12.34にはパッチが付IMX95EVKいません)。そこで、適切な画像を含む未公開の公式リンクがあるのか気になっています。


ご返信をお待ちしております。よろしくお願いいたします。


BR/デビッド


こちらは参考 文献IMX95LPD5EVK-19CMです:L6.18.2のUUU eMMCフラッシュが失敗(LinuxおよびWindowsでLIBUSBエラー発生)

Re: IMX95EVK-19-REV-A1 flash problem

A1シリコン:推奨BSPはLF 6.6.52_2.2.xです。

デモイメージL6.6.52_2.2.2_MX95をダウンロードしてください。

そして、imx-boot-imx95-a1-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all イメージを使用します。

先ほど以下のコマンドを確認したところ、正常に動作しました。

uuu.exe -b emmc imx-boot-imx95-a1-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a month ago
Updated by: