Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
MR-VMU-RT1176 外部内存 在定制板上使用 MR-FMUM-RT1176 时,是否可以添加额外的外部存储器?由于并非所有 SEMC 引脚都可通过连接器使用,而且两个 FLEXSPI 都已被使用。 Re: MR-VMU-RT1176 External RAM 嗨@Zaregg , 感谢您对 NXP MIMXRT 系列产品的关注! 如果仅使用 MR-FMUM-RT1176 模块而自行设计载板,则无法添加外部存储器。如果您确实需要 同步动态随机存取存储器(SDRAM) 或 HyperRAM 等内存映射扩展,唯一的途径是自行设计芯片级扩展,以充分发挥 SEMC 或 FlexSPI 总线的性能。如果可以使用外置闪存/EEPROM,那么可行的方案如下: (1)重新分区模块上的八进制闪存 (2)通过 lpspi/lpi2c 在载板上添加串行设备。   此致, 加文
記事全体を表示
远程访问 FreeMASTER 各位 我希望通过连接到同一局域网中的另一台 PC,经由 Jlink 连接到目标设备 (LPC1766) 的 PC 来访问运行在 PC 上的 FreeMaster。即使通过浏览器(任意浏览器)连接到本地电脑,使用附件中的简单示例都能正常工作,但如果将所有文件(附件)移动到另一台电脑上,最后在远程浏览器中打开 Test.htm 文件,变量读取功能就无法正常工作。 请尊重 NXP 的原始示例,其中指示的是本地主机,现在地址已更改,它始终指向运行 FreeMASTER 的 PC。 pberna67_0-1790032198582.pngpberna67_0-1790032198582.png 有人知道这是什么原因造成的吗? 是否可以在远程PC上创建一个Windows应用程序窗体,使其能够(作为DCOM客户端?我不太清楚)连接到运行FreeMASTER(DCOM服务器?)的“本地”PC上的FreeMASTER,并且该FreeMASTER通过Jlink模拟器连接到目标? 1)本地PC的FreeMASTER配置是什么? 2) 如何通过 Visual Basic .NET 窗体应用程序从远程 PC(运行 FreeMASTER 的计算机)访问本地 PC? 之所以会问这些问题,是因为我的开发电脑上安装了微软 Visual Studio。.NET 运行所在的机器与 FreeMASTER 和目标板 (LPC1766) 所在的机器不在同一台机器上。 Re: Remote access to FreeMASTER 问题已解决 🙂 对不起 这是因为这两台电脑分别有两个不同的配置文件,一个是公共配置文件,一个是私有配置文件,所以 FreeMASTER 防火墙设置阻止了公共配置文件的所有端口。如果两台电脑上的个人资料都设置为私密,则通信会发生
記事全体を表示
imx95 ジェイルハウス iommu 設定 こんにちは、 Jailhouse上でi.MX95のIOMMUを設定することは可能ですか? 私はhttps://github.com/nxp-imx/imx-jailhouse/blob/lf-6.18.20_2.0.0/configs/arm64/imx8qm.cとhttps://github.com/nxp-imx/imx-jailhouse/blob/lf-6.18.20_2.0.0/configs/arm64/imx95.cを比較していますが、後者には.iommu_unitsがありません。定義済み。これは見落としでしょうか、それともi.MX95では不可能な機能なのでしょうか?私の理解では、i.MX95は新しいSMMUv3をサポートしており、ルートセルファイルには次のようなものがあると思います。 .iommu_units= { ヤージュ .type = JAILHOUSE_IOMMU_SMMUV3, .base = 0x36600000、 .size = 0x100000、 }、 } ありがとうございます。 Re: imx95 jailhouse iommu configuration AEチームと話し合った。 IOMMU は i.MX95 ではデフォルトで有効になっています。 Re: imx95 jailhouse iommu configuration IOMMU設定はシステムマネージャーの設定ファイルとカーネルDTSでデフォルトで有効化されています
記事全体を表示
FreeMASTERへのリモートアクセス 皆さん 同じローカルネットワークに接続された別のPCを経て、Jlink経由でターゲット(LPC1766)に接続したPC上でFreeMasterにアクセスしたいと思っています。添付の簡単な例を使用して、eブラウザ(任意のブラウザ)経由でローカルPCに接続した場合、接続自体は正しく機能するのですが、添付のすべてのファイルを別のPCに移動してから、リモートブラウザでTest.htmを開くと、変数の読み取りが機能しなくなります。 NXPの元の例ではlocal-hostが指定されていましたが、現在はアドレスが変更され、常にFreeMASTERが実行されるPCを指すようになっています。 pberna67_0-1790032198582.pngpberna67_0-1790032198582.png この問題の原因について何か心当たりはありますか? リモートPCでWindowsアプリフォームを作成し、(DCOMクライアントとして??,不明ですが)FreeMASTER(DCOM Server?)が動作する「ローカル」PCのFreeMASTERに接続し、Jlinkエミュレーターでターゲットに接続することは可能でしょうか?   1) ローカルPCのFreeMASTERの設定は? 2) Visual Basic .NET Form APPを使って(FreeMASTERが動いている)リモートPCからローカルPCにアクセスするにはどうすればいいですか? これらの質問の理由は、私の開発用PCにMicrosoft Visual Studioがインストールされているためです。.NET が実行されるマシンは、FreeMASTER とターゲットボード (LPC1766) が動作しているマシンとは異なります。 Re: Remote access to FreeMASTER 問題解決 🙂 すみません これは、2台のPCがパブリックとプライベートの2つの異なるプロファイルを持っているため、FreeMASTERファイアウォールの設定がパブリックプロファイルのすべてのポートをブロックしていることに関連しています。両方の PC のプロファイルがプライベートに設定されている場合、通信は
記事全体を表示
FreeMASTER 通信驱动程序 3.0,适用于 i.MX、LPC、Kinetis 和 DSC 各位 在下载页面 https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/freemaster-run-time-debugging-tool:FREEMASTER 包裹在这里。 pberna67_1-1790030347425.png 但是,如果您点击“下载”按钮,则不会显示下载统计数据。我需要支持 LPC1766,但版本 3 似乎不支持(很奇怪,因为驱动程序明明已经标明了),而且我在版本 2 中仍然找不到 LPC1766 的驱动程序。 谢谢 Paolo Re: FreeMASTER Communication Driver 3.0 for i.MX, LPC, Kinetis and DSC 亲爱的迈克尔 感谢您的快速回复! 我目前已经在使用 Jlink/MCU Link 和 MCU Link2,无需任何驱动程序即可读取/写入变量,但我还想添加应用程序命令管理功能(仅此而已)。我不需要任何USB/UART/CAN等接口支持。 “dreg”目录则包含完全不依赖于SDK的驱动程序。“dreg”驱动程序改用直接寄存器访问——这基本上就是你需要的,但不幸的是,传统的LPC不在列表中。 考虑到这些额外的限制,您认为 dreg 目录的内容对我来说足够了吗? 我看到有资料说V2版本的驱动程序也应该支持LPC1766。这是真的吗?你能把这个驱动程序发给我吗? 谢谢保罗 Re: FreeMASTER Communication Driver 3.0 for i.MX, LPC, Kinetis and DSC 亲爱的保罗, 您用来获取FreeMASTER驱动程序的链接是正确的。遗憾的是,该驱动程序仅支持 NXP MCUXpresso SDK 支持的较新设备。SDK 不支持 LPC1766。 使用 LPC1766 时,您有两种选择: - 通过 JTAG(Segger J-Link 或 LPCLink2/CMSIS-DAP)使用 FreeMASTER - 这将使您能够检查和控制变量。无需通信驱动程序,FreeMASTER 可在 MCU 运行时访问内存。 - 获取其他部件的驱动程序并将其移植到 LPC1766。更多详情请见下文: 之所以存在 SDK 依赖关系,是因为 FreeMASTER 驱动程序将其通信驱动程序构建在 SDK 底层驱动程序之上。当您选择支持的 MCU 之一时,例如(例如),您仍然可以从 SDK 构建器链接获取完整的 FreeMASTER“中间件”驱动程序。MCXN947)。下载完成后,您将在 中间件/freemaster 目录中找到 FreeMASTER 代码。 请注意,FreeMASTER 软件包(位于 src/drivers 中)中还有其他驱动程序,这些驱动程序可能对您部分有用。mcuxsdk 目录包含基于 SDK 底层的主要驱动程序 - 您仍然可以查看它们以了解 FreeMASTER 驱动程序代码的结构。“dreg”目录则包含完全不依赖于SDK的驱动程序。“dreg”驱动程序使用直接寄存器访问——这基本上就是你需要的,但不幸的是,传统的LPC不在列表中。我们有适用于 NXP DSC、Kinetis、Power Architecture、S12Z 和 S32 平台的此类驱动程序。将这个概念移植到LPC应该是一项相当简单的任务。 问候, 米哈尔 Re: FreeMASTER Communication Driver 3.0 for i.MX, LPC, Kinetis and DSC 亲爱的迈克尔: 你说服我使用直接的 JLink SWD 连接,而不需要你的应用程序命令的支持(因此无需将驱动程序移植到 LPC1766)。然而,我刚刚发现我还需要支持 TSA 表格。事实上,我想为我的产品构建一个配置器(参数读取/写入),但其中的固件版本可能会发生变化。我没有显示版本号,因此无法预先知道加载的是哪个固件映像版本,这意味着无法预先在 FreeMaster 中加载正确的 .AXF 文件。我需要从主机处理器读取变量的地址,所以很遗憾,我需要移植目标驱动程序 :(,除非有其他方法可以解决这个问题。 我唯一的疑问是,你写道: “可以看到,这个简单的函数直接操作 UART 外设寄存器。将此移植到 LPC 意味着创建类似的功能,这些功能在 LPC UART 模块上运行(该模块与 Kinetis 的 UART 模块不同)。 我不需要移植任何外围通信驱动程序(UART、CAN、USB),因为我只需要支持 SWD。是这样吗?能否详细说明一下仅针对此选项的移植“路径跟踪”? 保罗 Re: FreeMASTER Communication Driver 3.0 for i.MX, LPC, Kinetis and DSC 你好,保罗, 不,V2驱动程序不支持LPC。它支持一些旧平台,如 HCS08、HCS12、ColdFire 或 PowerPC,但不支持 LPC。 如果你的动机仅仅是启用应用程序命令,我建议改变应用程序的控制方式会更容易,通常也是更好的解决方案。可以通过选择几个变量来轻松替换应用程序命令,FreeMASTER 会将控制请求参数写入这些变量,并使用另一个变量作为“要处理的请求”。一旦目标应用程序发现此请求变量集,它就可以处理控制命令,并通过将请求变量重置为零来确认该命令。这种行为在功能上等同于应用程序命令,它允许在没有任何通信驱动程序的情况下通过 JTAG 进行操作。 关于你的另一个问题:你无法直接使用“dreg”驱动程序。正如我之前所说,LPC 不受支持,但您可以很轻松地自己创建端口。如果你查看像 freemaster_kxx_uart.c 这样的 UART 文件,你会发现驱动程序函数可以执行原子 UART 操作。例如,启用中断: 您可以看到,这个简单的函数直接操作 UART 外设寄存器。将其移植到 LPC 意味着创建在 LPC UART 模块(与 Kinetis UART 模块不同)上运行的类似功能。 问候, 米哈尔 Re: FreeMASTER Communication Driver 3.0 for i.MX, LPC, Kinetis and DSC 亲爱的迈克尔 我使用 Keil MCB1700 板将 lpcxpresso54114 SDK 的 freemaster_examples/fmstr_example_pdbdm 移植到了 LPC1768 平台上。一切运转良好。NXP做得非常好,移植过程中代码没有做任何改动,这是一项非常简单的任务。 很遗憾,无法将其以 .zip 格式附加到此论坛。文件 问候 保罗 谢谢,此致敬礼。
記事全体を表示
MR-VMU-RT1176 外部RAM MR-FMUM-RT1176をカスタムボードで使用する場合、外部メモリを追加することは可能ですか?SEMCピンのすべてがコネクタから利用できるわけではなく、FLEXSPIも両方とも既に使用されているため。 Re: MR-VMU-RT1176 External RAM こんにちは、 @Zaregg さん。 NXP MIMXRTシリーズにご関心をお寄せいただきありがとうございます! MR-FMUM-RT1176モジュールをそのまま使い、自分でキャリアボードを設計する場合、外部メモリの追加は不可能です。SDRAMやHyperRAMのようなメモリマップ拡張が必要な場合、唯一の方法は自社のチップダウン設計でSEMCやFlexSPIバスをフルに引き出すことです。外部フラッシュメモリ/EEPROMが許容される場合、現実的な選択肢は以下のとおりです。 (1)モジュール上のオクタルフラッシュを再パーティション化する (2)lpspi/lpi2cを介してキャリアボード上にシリアルデバイスを追加する。   よろしくお願いします、 ギャビン
記事全体を表示
imx95监狱iommu配置 您好, 是否可以在 Jailhouse 上配置 i.MX95 的 IOMMU? 我正在比较https://github.com/nxp-imx/imx-jailhouse/blob/lf-6.18.20_2.0.0/configs/arm64/imx8qm.c和https://github.com/nxp-imx/imx-jailhouse/blob/lf-6.18.20_2.0.0/configs/arm64/imx95.c ,后者没有任何.iommu_units。已定义。这是疏忽还是 i.MX95 无法实现?据我了解,i.MX95 支持较新的 SMMUv3,我预计在根单元文件中会看到类似这样的内容: .iommu_units= { { .type = JAILHOUSE_IOMMU_SMMUV3, .base = 0x36600000, .size = 0x100000, }, } 谢谢。 Re: imx95 jailhouse iommu configuration 已与AE团队讨论。 IOMMU 在 i.MX95 上默认启用。 Re: imx95 jailhouse iommu configuration IOMMU设置在系统管理器配置文件和内核dts中默认启用。
記事全体を表示
Remote access to FreeMASTER Dear All I would to access to FreeMaster running in a PC an connected to a target (LPC1766) via Jlink troughs a second PC connected in the same local network . Even if the connection to the local PC via e browser (Any),  using the simple example attached, works correctly, if move all files (attached) in a different PC, and finally I open the Test.htm in the remote browser, variable read don't work.  Respect the original NXP example where it indicated local-host, now the address is changed and it always point to the PC where FreeMASTER runs. pberna67_0-1790032198582.pngpberna67_0-1790032198582.png Any idea of the reason of this problem ? Is it possible to create a Windows App Form in a remote PC that is able to connect (as a DCOM Client ??, don't know) to the FreeMASTER of the "local" PC where FreeMASTER (DCOM Server??) runs and it is connected to the target via Jlink emulator?,   1) What is the configuration of FreeMASTER of the local PC ? 2) How do I access via Visual Basic .NET  Form APP to the local PC from (where FreeMASTER runs) the Remote PC ? The reason of these questions is because my develop PC where Microsoft Visual Studio. .NET runs is not the same machine where FreeMASTER and the target board (LPC1766) are, Re: Remote access to FreeMASTER Problem solved 🙂 sorry It was related tothe fact that the 2 PCs have 2 different profiles , public and private, and so the FreeMASTER firewall setting blocks all port of public profile. If the profiles in both PC are set as private, the communication occours
記事全体を表示
FreeMASTER Communication Driver 3.0 for i.MX, LPC, Kinetis and DSC Dear All In the download page https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/freemaster-run-time-debugging-tool:FREEMASTER There is the package pberna67_1-1790030347425.png However if you click the Download button, no download stats.  I need to support LPC1766, but it seams it is not supported by version 3 (strange because the Driver is indicated), but still I don't see any driver in version V2 for LPC1766 Thanks Paolo Re: FreeMASTER Communication Driver 3.0 for i.MX, LPC, Kinetis and DSC Dear Michael Thanks for your fast replay! I'm already using Jlink/MCU Link and MCU Link2 without any driver, to read/write variables, however I would like to add also the Application Command management (nothing more than that). I don't need any support of USB/UART/CAN ect... interface support. " The "dreg" directory then contains drivers which do not depend on the SDK at all. The "dreg" drivers use a direct register access instead - this is basically what you need, but unfortunately again, the legacy LPC is not in the list." With this additional limitations, do you think that  dreg directory contents  is enough  for me ? I read  that V2 version the driver should support also LPC1766. Is it true ? Can you send me this driver? Thanks Paolo Re: FreeMASTER Communication Driver 3.0 for i.MX, LPC, Kinetis and DSC Dear Paolo, the link you used to get the FreeMASTER driver is correct.  Unfortunately, this driver only supports the newer devices supported by NXP MCUXpresso SDK. The LPC1766 is not supported by the SDK. There are two options for you when using LPC1766: - Use FreeMASTER over JTAG (Segger J-Link or LPCLink2/CMSIS-DAP) - This will enable you to inspect and control variables. No communication driver is needed, FreeMASTER accesses the memory while the MCU is running. - Get the driver for a different part and port it to LPC1766. See more details below: The reason for the SDK dependency is that the FreeMASTER driver layers its communication drivers on top of SDK low-level drivers. You can still get the full FreeMASTER "middleware" driver from the SDK builder link when you select one of supported MCUs, such as (e.g. MCXN947). After downloading you will find the FreeMASTER code in the middleware/freemaster directory. Note that there are also other drivers in the FreeMASTER package (in the src/drivers), that might be partially useful to you. The mcuxsdk directory contains the primary drivers based on SDK low-level - you can still look at them to understand how the FreeMASTER driver code is structured. The "dreg" directory then contains drivers which do not depend on the SDK at all. The "dreg" drivers use a direct register access instead - this is basically what you need, but unfortunately again, the legacy LPC is not in the list. We have this kind of drivers for NXP DSC, Kinetis, Power Architecture, S12Z and S32 platforms. Porting this concept to LPC shall be quite straightforward task. Regards, Michal Re: FreeMASTER Communication Driver 3.0 for i.MX, LPC, Kinetis and DSC Dear Michael, You convinced me to use the direct JLink SWD connection without the support of your Application Command (so there is no need to port the driver to the LPC1766). However, I just discovered that I also need to support the TSA table. In fact, I want to build a configurator for my product (parameter read/write), but it can happen that the firmware in it changes version. I don't have any display to know that version number, so it is not possible to know in advance which firmware image version is loaded, which means it is not possible to load the right .AXF file in FreeMaster in advance. I need to read the address of the variables from the host processor, so unfortunately I need to port the target driver :(, unless there are other ways to work around this problem. The only doubt I have is that you wrote: "You can see that this simple function operates directly on UART peripheral registers. Porting this to LPC means creating similar functions which operate on the LPC UART module (which is different from the Kinetis one)." I shouldn't need to port any peripheral communication driver (UART, CAN, USB), because I only need to support SWD. Is that correct? Can you elaborate more the porting "path trace" for only this option? Paolo Re: FreeMASTER Communication Driver 3.0 for i.MX, LPC, Kinetis and DSC Hello Paolo, no, the V2 driver does not support the LPC. It supports some legacy platforms such as HCS08, HCS12, ColdFire or PowerPC, but not the LPC. If your motivation is just to enable Application Commands, I would suggest that it would be much easier and generally a better solution to change the way how your application is controlled. Application Commands can be easily replaced by picking a few variables into which FreeMASTER writes the control request parameters and use another variable as a "request to process". Once the target application discovers this request variable set, it can process the control command and acknowledge it by resetting the request variable back to zero. This behavior is functionally equal to Application Commands, and it enables to operate over JTAG without any communication driver. To answer your other question: The "dreg" drivers are not directly usable for you. As I wrote, the LPC is not supported, but you can create the port quite easily yourself. If you look at one of UART files such as freemaster_kxx_uart.c, you can find driver functions making atomic UART operations. For example enabling interrupts: You can see, that this simple function operates directly on UART peripheral registers. Porting this to LPC means creating similar functions which operate on LPC UART module (which is different from Kinetis one). Regards, Michal Re: FreeMASTER Communication Driver 3.0 for i.MX, LPC, Kinetis and DSC Dear Michael I made the porting of the freemaster_examples/fmstr_example_pdbdm of the lpcxpresso54114 SDK in  the LPC1768 platform using the Keil MCB1700 board . Everything work well. NXP did a very good job, no change in code during the porting activity, it is a very simple task Unfortunately is not possible to attach it the to this forum as .zip file Regards Paolo Thanks and regards
記事全体を表示
imx95 jailhouse iommu configuration Hi, Is it possible to configure the IOMMU for i.MX95 on Jailhouse? I'm comparing https://github.com/nxp-imx/imx-jailhouse/blob/lf-6.18.20_2.0.0/configs/arm64/imx8qm.c with https://github.com/nxp-imx/imx-jailhouse/blob/lf-6.18.20_2.0.0/configs/arm64/imx95.c and latter does not have any .iommu_units defined. Is this an oversight or is this not possible with i.MX95? From my understanding i.MX95 supports the newer SMMUv3, I would expect something like this in the root cell file: .iommu_units= {   {     .type = JAILHOUSE_IOMMU_SMMUV3,     .base = 0x36600000,     .size = 0x100000,   }, } Thanks. Re: imx95 jailhouse iommu configuration Discussed with the AE team. IOMMU is default enabled on i.MX95. Re: imx95 jailhouse iommu configuration IOMMU setting is default enabled in System Manager config file and kernel dts
記事全体を表示
MR-VMU-RT1176 External RAM When using the MR-FMUM-RT1176 on custom board, is it possible to add extra external memory? Since not all of the SEMC pins are available through the connectors and both FLEXSPI's are already used. Re: MR-VMU-RT1176 External RAM Hi @Zaregg , Thanks for your interest in NXP MIMXRT series! If you keep the MR-FMUM-RT1176 module as-is and only design your own carrier board, adding external memory is not possible.  If you truly need memory-mapped expansion such as SDRAM or HyperRAM, the only path is a chip-down design of your own that brings out the full SEMC or FlexSPI bus. If external flash/eeprom is acceptable, the practical options are therefore: (1) re-partition the on-module Octal Flash (2) add a serial device on the carrier board via lpspi/lpi2c.   Best regards, Gavin
記事全体を表示
S32DS v3.4 打开时崩溃,无法获取激活 ID,需要离线许可证文件 尊敬的NXP技术支持: 我的 S32 Design Studio for S32 Platform v3.4 许可证已过期/丢失。启动软件时,出现“产品许可证 - NXP 许可证”窗口,显示“状态:缺少许可证”。点击任何按钮(激活、详细信息、关闭)都会导致整个软件立即崩溃并关闭。 以下是我目前掌握的信息: 注册邮箱: [[email protected]] 软件激活码: DC1D-EDC9-8B34-496C(来自我的原始下载邮件,帐户名:pang yun) S32DS 版本: v3.4 请问您能否在后端延长我的许可证? 非常感谢您的帮助。 Re: S32DS v3.4 crashes upon opening, cannot retrieve Activation ID, need offline license file 你好, 您的S32DS许可证已延期。请使用您的激活码重新激活S32DS。
記事全体を表示
S32DS v3.4 crashes upon opening, cannot retrieve Activation ID, need offline license file Dear NXP Support, My S32 Design Studio for S32 Platform v3.4 license has expired/missing. When I launch the software, a "Product Licenses - NXP Licenses" window appears showing "Status: License missing". Clicking ANY button (Activate, Details, Close) instantly crashes and closes the entire software. Here is the information I DO have: Registered Email: [[email protected]] Software Activation Code: DC1D-EDC9-8B34-496C (from my original download email, Account name: pang yun) S32DS Version: v3.4 Could you please extend my license on your backend Thank you very much for your help. Re: S32DS v3.4 crashes upon opening, cannot retrieve Activation ID, need offline license file Hi,  your S32DS license has been extended. Please activate S32DS again with your code. 
記事全体を表示
TEA1721_BuckBoost_-12V_200mA_Design_Guide_EN This article describes the application of the TEA1721 in a non-isolated buck-boost topology, with a focus on the selection of key power-stage components.
記事全体を表示
[RTD701] Example FRDM-A-S32K344 EMAC lwIP IPv6 Baremetal/FreeRTOS S32DS 3.6 RTD 7.0.1 This example is based on AN13458: Implement IPv6 + IPv4 Communication on One ENET Port based on LWIP. /* * Copyright 2017-2026 NXP * * NXP Confidential and Proprietary. This software is owned or controlled by NXP * and may only be used strictly in accordance with the applicable license terms. * By expressly accepting such terms or by downloading, installing, activating * and/or otherwise using the software, you are agreeing that you have read, * and that you agree to comply with and are bound by, such license terms. * If you do not agree to be bound by the applicable license terms, * then you may not retain, install, activate or otherwise use the software. ********************************************************************************* * File main.c * Owner Julián Aragón * Version 1.0 * Date 21-09-2026 * Classification General Business Information ********************************************************************************* * Detailed Description: * Updated the example lwip_baremetal_s32k344 to enable simultaneous IPv4 and * IPv6 pinging of the lwIP stack from the command window, based on AN13458. * * ping -4 192.168.0.200 * * Pinging 192.168.0.200 with 32 bytes of data: * Reply from 192.168.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=255 * Reply from 192.168.0.200: bytes=32 time=1ms TTL=255 * Reply from 192.168.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=255 * Reply from 192.168.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=255 * * Ping statistics for 192.168.0.200: * Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), * Approximate round trip times in milli-seconds: * Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms * * ping -6 FE80::3DD7:9303:126c:0df0%23 * * Pinging fe80::3dd7:9303:126c:df0%23 with 32 bytes of data: * Reply from fe80::3dd7:9303:126c:df0%23: time<1ms * Reply from fe80::3dd7:9303:126c:df0%23: time<1ms * Reply from fe80::3dd7:9303:126c:df0%23: time<1ms * Reply from fe80::3dd7:9303:126c:df0%23: time<1ms * * Ping statistics for fe80::3dd7:9303:126c:df0%23: * Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), * Approximate round trip times in milli-seconds: * Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms * * EVB: * - All jumpers in default positions * * Configuration: * - Updated pin configuration * - Updated clock configuration * - IPv4 address: 192.168.0.200 * - IPv6 address: FE80::3DD7:9303:126c:0df0 (static link-local) * - Enabled LWIP_IPV6 in lwipopts.h * - Enabled LWIP_RAW in lwipopts.h * - Set has_IPv6 = 1 in netifcfg.c * * main.c * - Updated header only * device.c * - No changes * test.c * - Added IPv6 static address assignment in interface_init() * (IP6_ADDR + netif_add_ip6_address + netif_ip6_addr_set_state) * - Added icmp_led_init() call in apps_init() * - Added icmp_led_callback(): raw PCB for IPv4 ICMP (protocol 1) * flashes GREEN LED on ping receive * - Added icmp_led_callback(): raw PCB for IPv6 ICMPv6 (protocol 58) * flashes BLUE LED on ping receive * - Commented out TCP/IP stack shutdown timeout * * ----------------------------------------------------------------------------- * Test HW: FRDM-A-S32K344 SCH-94921 PDF: SPF-94921 Rev. C * MCU: S32K344 * Debugger: On Board * Target: internal_FLASH * EVB connection: EMAC <-> USB-to-Ethernet adapter <-> Laptop DELL, Windows 11 ********************************************************************************* * Revision History: * Ver Date Author Description of Changes * 1.0 Sep-21-2026 Julián Aragón Initial version **********************************************************************************/ Note: In order to ping with IPv6 from Windows 11 Command Prompt, you must specify Ethernet port Idx being used: ping -6 FE80::3DD7:9303:126c:0df0% You can find your numeric index with the following command: netsh interface ipv6 show interfaces.  
記事全体を表示
Replacement issue of FS32K144UAT0VLLT and FS32K144HAT0MLLT manager: We are currently using your FS32K144UAT0VLLT, 112MHz, LQFP-100, with an operating temperature range of -40°C to 105°C. The design is for a gasoline engine ECU for automobiles, and the goal is to replace it with an automotive-grade one. The current selection is FS32K144HAT0MLLT, LQFP-100, 80MHZ, LQFP100, with an operating temperature of -40°C to 125°C. Excuse me: 1. Can the two microcontrollers be interchanged pin-to-pin? Only their clock speeds and operating temperatures differ? 2. Are there any microcontrollers that can be pin-to-pin replaced with the FS32K144UAT0VLLT, with a main frequency of 112kHz and automotive grade? Please send the model number, thank you! 3. In FS32K144HAT0MLLT, does A represent CAN FD, FlexIO, or Security? What is the difference between FS32K144HFT0MLLR, where F represents CAN FD and FlexIO? What do CAN FD, FlexIO, and Security mean? 4. We purchase from websites like Taobao, but we're concerned about the legitimacy of these channels. Could you please send us a link to the NXP microcontroller distributor in North China or their contact information? Thank you! Re: FS32K144UAT0VLLT和FS32K144HAT0MLLT替换问题 Hi@ YF666666 Senlent_0-1789959640629.png 1. Can the two microcontrollers be interchanged pin-to-pin? Only their clock speeds and operating temperatures differ? Yes 2. Are there any microcontrollers that can be pin-to-pin replaced with the FS32K144UAT0VLLT, with a main frequency of 112kHz and automotive grade? Please send the model number, thank you! Pin-to-pin connectors can only be from the same series. For example, some models of S32K144 or S32K146 have the same pins and package. You can find it in the attachment based on the ordering information above. 3. In FS32K144HAT0MLLT, does A represent CAN FD, FlexIO, or Security? What is the difference between FS32K144HFT0MLLR, where F represents CAN FD and FlexIO? What do CAN FD, FlexIO, and Security mean? Yes, there is no difference, except that F does not support Security, meaning this chip does not support the CSE module. It supports CAN FD, FLEXIO module, and Security (CSEc engine). 4. Information about Distributors: You can find information on all our distributor partners in China at the link below. You can choose any distributor: https://www.nxp.com/support/sample-and-buy/distributor-network:DISTRIBUTORS#CHINA
記事全体を表示
FS32K144UAT0VLLTおよびFS32K144HAT0MLLTの交換に関するお知らせ マネージャー: 現在、弊社では御社のFS32K144UAT0VLLT(112MHz、LQFP-100パッケージ)を使用しており、動作温度範囲は-40℃~105℃です。 この設計は自動車用ガソリンエンジンECUを対象としており、目標は既存のECUを車載グレードのものに置き換えることです。現在選定されているのはFS32K144HAT0MLLT、LQFP-100、80MHz、LQFP100パッケージで、動作温度範囲は-40℃~125℃です。 すみません: 1. 2つのマイクロコントローラはピン配置をそのまま交換できますか?クロック速度と動作温度だけが異なりますか? 2. FS32K144UAT0VLLTとピン互換性があり、メイン周波数が112kHzで車載グレードのマイクロコントローラはありますか?型番をお知らせください。よろしくお願いいたします。 3. FS32K144HAT0MLLTにおいて、AはCAN FD、FlexIO、またはセキュリティのどれを表していますか?FがCAN FDとFlexIOを表すFS32K144HFT0MLLRとの違いは何ですか?CAN FD、FlexIO、およびセキュリティとは何を意味しますか? 4. 私たちは淘宝(タオバオ)などのウェブサイトから購入していますが、これらの販売チャネルの信頼性について懸念しています。北中国のNXPマイクロコントローラー販売代理店のウェブサイトへのリンク、または連絡先情報をお送りいただけますでしょうか? よろしくお願いいたします。 Re: FS32K144UAT0VLLT和FS32K144HAT0MLLT替换问题 こんにちは@ YF666666 Senlent_0-1789959640629.png 1. 2つのマイクロコントローラはピン配置をそのまま交換できますか?クロック速度と動作温度だけが異なりますか? はい 2. FS32K144UAT0VLLTとピン互換性があり、メイン周波数が112kHzで車載グレードのマイクロコントローラはありますか?型番をお知らせください。よろしくお願いいたします。 ピン対ピンコネクタは、同じシリーズのものしか使用できません。例えば、S32K144やS32K146の一部のモデルは、同じピン配置とパッケージを使用しています。 上記の注文情報に基づいて、添付ファイルをご確認ください。 3. FS32K144HAT0MLLTにおいて、AはCAN FD、FlexIO、またはセキュリティのどれを表していますか?FがCAN FDとFlexIOを表すFS32K144HFT0MLLRとの違いは何ですか?CAN FD、FlexIO、およびセキュリティとは何を意味しますか? はい、違いはありません。ただし、Fはセキュリティをサポートしていないため、このチップはCSEモジュールをサポートしていません。 CAN FD、FLEXIOモジュール、およびセキュリティ(CSEcエンジン)をサポートしています。 4. 販売代理店に関する情報:中国における当社のすべての販売代理店パートナーに関する情報は、以下のリンクからご覧いただけます。どの販売代理店でもお選びいただけます。 https://www.nxp.com/support/sample-and-buy/distributor-network:DISTRIBUTORS#CHINA
記事全体を表示
FS32K144UAT0VLLT和FS32K144HAT0MLLT替换问题 经理: 目前使用你们FS32K144UAT0VLLT,112MHZ,LQFP-100,工作温度-40°~105°, 设计汽车汽油发动机ECU使用,希望替换为汽车级,目前选择FS32K144HAT0MLLT,LQFP-100,80MHZ,LQFP100,工作温度-40°~125°。 请问: 1. 两种单片机可以pin对pin替换吧?只是主频和工作温度不同? 2. 和FS32K144UAT0VLLT可以pin对pin替换的单片机,有主频112KHZ,汽车级的吗?请发来型号,谢谢! 3. FS32K144HAT0MLLT其中A是CAN FD,FlexIO,Security吗?和FS32K144HFT0MLLR,其中F是CAN FD,FlexIO有什么区别?CAN FD,FlexIO,Security是什么意思? 4. 我们从淘宝等网站采购,担心渠道不正规,麻烦经理发来NXP单片机华北代理链接或联系方式,谢谢! Re: FS32K144UAT0VLLT和FS32K144HAT0MLLT替换问题 Hi@YF666666 Senlent_0-1789959640629.png 1. 两种单片机可以pin对pin替换吧?只是主频和工作温度不同? 是的 2. 和FS32K144UAT0VLLT可以pin对pin替换的单片机,有主频112KHZ,汽车级的吗?请发来型号,谢谢! PIN-TO- PIN的只能是同一个系列了,例如S32K144或者S32K146的部分型号,相同管脚和封装的都是PIN-TO-PIN的。 你可以在附件中根据上面的ordering information来找。 3. FS32K144HAT0MLLT其中A是CAN FD,FlexIO,Security吗?和FS32K144HFT0MLLR,其中F是CAN FD,FlexIO有什么区别?CAN FD,FlexIO,Security是什么意思? 是的,没有区别,只是F并不支持Security,就是说这颗料不支持CSE模块。 就是支持CAN FD,支持FLEXIO模块,支持Security(CSEc引擎)。 4.关于代理商的信息 在下面的链接中你可以看到中国区的所有代理合作伙伴的信息,你可以选择任意一家代理商: https://www.nxp.com/support/sample-and-buy/distributor-network:DISTRIBUTORS#CHINA
記事全体を表示
सीखो अप में शिकायत कैसे दर्ज करें Shikho shikayat Karen 9279-187863 sikho app शिकायत दर्ज करें9279-187863 सीखो अप का तुरंत समाधान, क्योंकि हर कंपनी जुड़ी है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन से शिकायत दर्ज करने के लिए, कॉल करें उपभोक्ता हेल्पलाइन पर या व्हाट्सएप नंबर पर SMS भेजें।   Re: सीखो अप में शिकायत कैसे दर्ज करें Shikho shikayat Karen 9279-187863 sikho app शिकायत दर्ज करें9279-187863 सीखो अप का तुरंत समाधान, क्योंकि हर कंपनी जुड़ी है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन से शिकायत दर्ज करने के लिए, कॉल करें उपभोक्ता हेल्पलाइन पर या व्हाट्सएप नंबर पर SMS भेजें।  
記事全体を表示
NXP是否有支持Sonic OS的MPU? 您好,NXP, 我们需要一款能够支持 SONIC OS 的处理器。 我在NXP网站上找不到这条消息。 您能帮忙再核实一下吗? 非常感谢。 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: Does NXP has MPU supporting sonic OS ? 嗨志明, 知道了。 非常感谢。 Re: Does NXP has MPU supporting sonic OS ? 嗨@jimmyli NXP官方并不支持SONIC OS。 此致, 志明
記事全体を表示