こんにちは、
Jailhouse上でi.MX95のIOMMUを設定することは可能ですか?
私はhttps://github.com/nxp-imx/imx-jailhouse/blob/lf-6.18.20_2.0.0/configs/arm64/imx8qm.cとhttps://github.com/nxp-imx/imx-jailhouse/blob/lf-6.18.20_2.0.0/configs/arm64/imx95.cを比較していますが、後者には.iommu_unitsがありません。定義済み。これは見落としでしょうか、それともi.MX95では不可能な機能なのでしょうか?私の理解では、i.MX95は新しいSMMUv3をサポートしており、ルートセルファイルには次のようなものがあると思います。
.iommu_units= {
ヤージュ
.type = JAILHOUSE_IOMMU_SMMUV3,
.base = 0x36600000、
.size = 0x100000、
}、
}
ありがとうございます。