您好,
是否可以在 Jailhouse 上配置 i.MX95 的 IOMMU?
我正在比较https://github.com/nxp-imx/imx-jailhouse/blob/lf-6.18.20_2.0.0/configs/arm64/imx8qm.c和https://github.com/nxp-imx/imx-jailhouse/blob/lf-6.18.20_2.0.0/configs/arm64/imx95.c ,后者没有任何.iommu_units。已定义。这是疏忽还是 i.MX95 无法实现?据我了解,i.MX95 支持较新的 SMMUv3,我预计在根单元文件中会看到类似这样的内容:
.iommu_units= {
{
.type = JAILHOUSE_IOMMU_SMMUV3,
.base = 0x36600000,
.size = 0x100000,
},
}
谢谢。
已与AE团队讨论。
IOMMU 在 i.MX95 上默认启用。
IOMMU设置在系统管理器配置文件和内核dts中默认启用。