MR-VMU-RT1176 外部内存在定制板上使用 MR-FMUM-RT1176 时,是否可以添加额外的外部存储器?由于并非所有 SEMC 引脚都可通过连接器使用,而且两个 FLEXSPI 都已被使用。
Re: MR-VMU-RT1176 External RAM嗨@Zaregg ,
感谢您对 NXP MIMXRT 系列产品的关注!
如果仅使用 MR-FMUM-RT1176 模块而自行设计载板,则无法添加外部存储器。如果您确实需要 同步动态随机存取存储器(SDRAM) 或 HyperRAM 等内存映射扩展,唯一的途径是自行设计芯片级扩展,以充分发挥 SEMC 或 FlexSPI 总线的性能。如果可以使用外置闪存/EEPROM,那么可行的方案如下:
(1)重新分区模块上的八进制闪存
(2)通过 lpspi/lpi2c 在载板上添加串行设备。
此致,
加文