Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
FreeMaster Over CAN on interrupt on 轮询模式 编译失败 我尝试修改“FreeMaster over CAN”和“s32k3xx_fm_over_can_s32ct”生成的代码,以启用轮询模式。 FMSTR_SHORT_INTR 、 FMSTR_POLL_DRIVEN和FMSTR_DEBUG_TX 但最终编译失败,原因是传输功能 freemaster 通过 can 从“s32k3xx_fm_over_can_s32ct”响应中断,但如果电机控制情况使用许多 irq,例如至少 10khz 的快速任务以及 bctu 和 hall、wagtch dog,freemaster 没有收到来自控制器 k312 的响应,因此需要轮询模式。 如何启用这 3 个微控制器并为“s32k3xx_fm_over_can_s32ct”打开轮询模式? Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode 沟通方式是互斥的选项。错误信息的意思正是如此。 FreeMASTER 驱动程序例程可能需要较长的处理时间,以下 3 个设置旨在帮助开发人员根据不同的使用场景平衡执行时间: FMSTR_POLL_DRIVEN - FreeMASTER 例程完全在 FMSTR_Poll 函数中执行 - 开发人员可以决定何时调用该例程,但必须确保其调用频率足以使 FreeMASTER 跟上通信速度。 FMSTR_LONG_INTR - FreeMASTER 例程完全在 FMSTR_CanIIsr 函数中执行 - 开发人员通过分配更高的优先级强制系统执行它(我假设之所以使用这个优先级,是因为它最适合处理大量中断的情况)。 FMSTR_SHORT_INTR 是前两者的混合体:通信发生在中断处理程序 (FMSTR_CanIsr) 中,但处理发生在 (FMSTR_Poll) 中。 我认为你想尝试的是最后一种方法(轮询+中断的组合)。虽然中断可以保证读取 CAN 帧,但如果 FMSTR_Poll 没有被足够频繁地调用(由于优先级更高的中断),则电路板可能无法及时响应。因此,FreeMASTER桌面工具将显示超时错误。 开发人员必须确保系统能够为计算密集型应用程序中的 FreeMASTER 驱动程序例程分配足够的时间。 希望这能帮助大家了解 FreeMASTER 的通信模式。 Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode 我之前也尝试过使用和你一样的设置: 例如,我将FMSTR_POLL_DRIVEN 改为 1(之前为 0,表示中断模式)。 // 选择中断驱动或轮询驱动的串行通信 #define FMSTR_LONG_INTR 1 // 在中断中完成消息处理 #define FMSTR_SHORT_INTR 0 //中断中完成排队 #define FMSTR_POLL_DRIVEN 1 /*0 */ 7. 错误:主要原因是 #if (FMSTR_LONG_INTR && (FMSTR_SHORT_INTR || FMSTR_POLL_DRIVEN )) || \ (FMSTR_SHORT_INTR && (FMSTR_LONG_INTR || FMSTR_POLL_DRIVEN )) || \ ( FMSTR_POLL_DRIVEN && (FMSTR_LONG_INTR || FMSTR_SHORT_INTR)) || \ !( FMSTR_POLL_DRIVEN || FMSTR_LONG_INTR || FMSTR_SHORT_INTR) /* 中断模式不匹配,只能选择一种 */ #错误您必须启用 FMSTR_LONG_INTR、FMSTR_SHORT_INTR 或 FMSTR_POLL_DRIVEN 中的一个。 #endif 上述编译过程中出现了 3 个错误。 ../FMsrc/freemaster_private.h:326:2: 错误: #error 您必须启用 FMSTR_LONG_INTR、FMSTR_SHORT_INTR 或 FMSTR_POLL_DRIVEN 中的一个。 326 | #错误 您必须启用 FMSTR_LONG_INTR、FMSTR_SHORT_INTR 或 FMSTR_POLL_DRIVEN 中的一个。 | ^~~~~ ../FMsrc/freemaster_private.h:326:2: 错误: #error 您必须启用 FMSTR_LONG_INTR、FMSTR_SHORT_INTR 或 FMSTR_POLL_DRIVEN 中的一个。 326 | #错误 您必须启用 FMSTR_LONG_INTR、FMSTR_SHORT_INTR 或 FMSTR_POLL_DRIVEN 中的一个。 | ^~~~~ ../FMsrc/freemaster_private.h:326:2: 错误: #error 您必须启用 FMSTR_LONG_INTR、FMSTR_SHORT_INTR 或 FMSTR_POLL_DRIVEN 中的一个。 326 | #错误 您必须启用 FMSTR_LONG_INTR、FMSTR_SHORT_INTR 或 FMSTR_POLL_DRIVEN 中的一个。 | ^~~~~ 一个不够,两个也都失败了。 Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode 嗨@millerhughes , 要启用轮询模式,您需要更新以下宏: #define FMSTR_LONG_INTR 0 #define FMSTR_SHORT_INTR 0 #define FMSTR_POLL_DRIVEN 1 这 3 个参数中只能有一个设置为 1,否则代码将无法编译。 关于FMSTR_DEBUG_TX - 这是一个用于验证 TX 线的调试宏。结合之前的定义,得出以下定义: #define FMSTR_DEBUG_TX 1 将指示 FreeMASTER 驱动程序持续发送调试帧(注意:这有助于您检查 TX 线,但启用此功能后,您将无法使用 FreeMASTER 工具连接到电路板)。 能否分享一下编译错误日志? 据我所知, s32k3xx_fm_over_can_s32ct 示例是由基于模型的设计工具箱 (MBDT)团队实现的。如果您使用 Simulink 开发应用程序,则可能需要更新模块配置,而不是手动修改代码。在这种情况下,MBDT 开发人员可以通过专用的 MBDT社区为您的用例提供更好的帮助。 Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode 嗨@millerhughes , 我会尝试排查FMSTR_LONG_INTR模式的问题,因为它是唯一有效的模式,即使只能维持很短的时间。我会调查以下几个方面: 您能否使用逻辑分析仪检查 CAN 总线,并确认 CAN 消息是否不再从电路板发送,或者是否正在发送但已损坏? 在PC端,你读取了多少个变量?变量的数量与PC工具和板之间交换的数据量成正比。如果可能的话,我会先从几个变量开始,然后逐渐增加变量的数量,看看什么时候会出问题。 除了 FreeMASTER 驱动程序之外,还有其他程序使用 CAN 实例吗? 您是从 MATLAB/Simulink 模型还是 S32 Design Studio 示例应用程序开始的?根据原始来源的不同,FreeMASTER CAN 驱动程序的实现方式可能会有所不同。 如果可以,请附上源文件(它们应该命名为freemaster_s32_flexcan.h和freemaster_s32_flexcan.c )。 Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode 感谢你的澄清,是的,我的目标是轮询+中断相结合。 重述问题:目标 k312 在 FreeAmster 运行一段时间后无法发送响应。 以下是反馈意见: 中断模式:freemaster 工作正常,问题如上所述,仅限 FMSTR_LONG_INTR 轮询模式:编译,freemaster 无法工作,即使移除 freemaster_private.h:326:2 中的 FMSTR_POLL_DRIVEN 错误消息: 混合:freemaster 可以运行,可以编译,但流量问题仍然存在,FMSTR_LONG_INTR、FMSTR_SHORT_INTR 或 FMSTR_POLL_DRIVEN 这三个值都设置为 1,并移除 freemaster_private.h:326:2 处的错误消息: 现在我推断:可能是我的 CAN 驱动程序问题。 如果您可以提供进一步的支持,您需要哪些信息? Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode 1、我使用 PeakCan View 来监控消息流, 是的,板不再发送CAN消息了。 Freemaster 运行正常时,消息闪烁非常快;Freemaster 死机时,从 S32k312minEVB 发送的 CAN 消息明显停止,但从 Freemaster 读取的消息仍然可见且速度很慢; 2,总共少于 20 个变量,但数量远小于 demon fm 项目 s32k312_mc_pmsm_2sh_s32ct.pmpx "s32k344_mc_pmsm_2sh_s32ct" 3. CAN 实例仅供 freemaster 使用; 您说得对,我们的 BSW 使用 RTD 来实现 CAN 上的 FM,集成了 DEMON s32k3xx_fm_over_can_s32ct MCAL 驱动程序中的 flexcan_43 和 flexcan_ipw 层。但上述问题仍在解决中。 顺便说一下,由于 CAN IP 层限制,我们的 can 驱动程序可以接受标准消息 ID,所以 freeamster 配置设置:发送标准,接收扩展。 请查收附件中的 4 个文件,它们与您关系密切。 您需要所有 CAN IP 配置文件吗?实际上所有 43/ipw 配置都与 demon s32k3xx_fm_over_can_s32ct 相同。 您也可以直接给我发邮件。 Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode 嗨@millerhughes , 很遗憾,我没有在这个帖子里找到任何附件,但我从 MBDT 获取了这些文件,它确实与我们团队的实现方式不同。 您能否尝试将 MBDT 实现替换为我们的版本(请参阅附件 - 这些文件对应于freemaster_s32k3xx_can.c和freemaster_s32k3xx_can.h )? 我注意到的一个不一致之处在于 CAN 中断处理程序的签名: FMSTR_BOOL FMSTR_CanIsr(FMSTR_U16 RxObjectId, FMSTR_U32 RxCanId, FMSTR_U32 RxMsgLength, const FMSTR_U8 * RxMsgData, FMSTR_U16 TxMsgBufId); 对比 void FMSTR_CanIsr(void); 假设 CAN 详细信息(例如缓冲区 ID)已在freemaster_cfg.h中定义我们不需要在处理程序中使用它们。我们也使用 RTD(底层硬件层),您的配置不应更改。 Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode 我上传文件请求失败,请问如何将文件上传到这个帖子? Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode 除了请求帮助查找重置 CAN 读取缓冲区的任何功能之外, 我还怀疑MBD CAN驱动程序代码Can_43_FLEXCAN_Ipw.c中做了一处修改。 其中,函数 当我将 MBD MCAL CAN 驱动程序形容功能时作“内置”,形容器件时作“集成”到 RTD NON-MCAL 驱动程序中时,Can_43_FLEXCAN_Ipw_ProcessRxMesgBuffer 被强制使用 memcpy 进行传输。 如果没有手动传输,使用 RTD NON-MCAL CAN 驱动程序时,Can_43_FLEXCAN_Ipw_ProcessRxMesgBuffer 将无法读取所有 CAN 信息。 原版 MBD DEMON s32k3xx_fm_over_can_s32ct 不需要手动传输,因为 demon 使用的是 MCAL CAN 43 驱动程序。 如果手动传输会导致 Freemaster 问题,有没有办法避免在函数 Can_43_FLEXCAN_Ipw_ProcessRxMesgBuffer() 中进行手动传输? 或者通过你知道的某个功能手动RESET缓冲区? static void Can_43_FLEXCAN_Ipw_ProcessRxMesgBuffer ( const Can_43_FLEXCAN_ControllerConfigType * Can_pControllerConfig, const Can_43_FLEXCAN_HwObjectConfigType * Can_pHwObjectConfig, uint8 u8MbIdx ) { Can_HwHandleType u8HwObjectID = 0U; Can_HwType CanIf_Mailbox; PduInfoType CanIf_PduInfo; const Can_43_FLEXCAN_HwObjectConfigType * Can_pHwObject = NULL_PTR; Flexcan_Ip_MsgBuffType * pReceivedDataBuffer = NULL_PTR; /**/ memcpy(&Can_Ipw_xStatus0,&FlexCAN_State0,sizeof(FlexCAN_State0)); /**/ u8HwObjectID = Can_Ipw_au16MbIdxToObjIDMap[Can_pControllerConfig-> Can_u8ControllerID ][u8MbIdx]; Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode 反馈:感谢您提供RTD版本的FreeMaster驱动程序代码, 我用 rtd 驱动程序 freemaster_can_flexcan 中的 FMSTR_CanIsr() 替换了 mcal 驱动程序 freemaster_s32k3xx_can 中的 MBD 版本函数 FMSTR_CanIsr(*,*,*..*)。 集成和运行,Freemaster 无法连接到 s32k312MINEVB。 当 S32K312N=MINEVB 无法发送消息时,freemaster 冻结,我开始调试,发现软件处于忙于读取状态,导致 CAN 读取未完成,间接导致 CAN 发送延迟无限长; 是否有类似缓冲区满时RESET读取操作的手动清除缓冲区的功能?
查看全文
エッジAI imx93でEDGE AIアプリを提案する Re: edge ai i.MX 93には、エッジAIの産業用ビジョン/タッチレスHMIアプリケーションが最も適していると提案します。 i.MX 93に適合する理由: i.MX 93は、インダストリアル、オートモーティブ、IoTマーケット全体でML加速と高速エッジ推論を備えた省エネエッジ・コンピューティングを目的としています。 組み込みおよびIoTデバイスにおける機械学習推論の高速化を目的としたArm Ethos-U65 microNPUを統合しています。 NXPのドキュメントには、産業用HMI、産業用ビジョン、産業用オートメーション、タッチレスアクセス制御、マシンビジョンが93の応用分野として具体的に挙げられています i.MX。 このプラットフォームは、コンピュータビジョン、音声認識、物体検出、顔認識、ポーズ検出などのAIユースケースをサポートしています。 実用的なアプリのコンセプト: スマートインダストリアルビジョン+タッチレスオペレーターインターフェース 機能例: 部品の存在、ラベルチェック、欠陥スクリーニングのためのカメラベースの物体検出。 非接触式機械制御のためのジェスチャーまたは姿勢検出。 オプションで音声コマンドインターフェースを備え、ハンズフリー操作が可能です。 i.MX 93でのローカル推論により、クラウド依存度とレイテンシを削減します。 i.MX 93セキュリティアーキテクチャを用いた安全なデバイス識別およびライフサイクルサポートを提供し、i.MX 93資料で言及されたEdgeLock関連機能も含まれます。 i.MX 93のエッジAIアプリケーションとして有望なその他の候補: アプリのアイデア なぜそれが適しているのか スマートドアベル/アクセスコントロール 顔/物体検出と局所推論を用い、スマートドアベルとスマートロックは93 i.MX スマートホームのターゲットに挙げられています。 ドライバー監視システム DMSは i.MX 93のオートモーティブ認定部品に明確にリストされています。 異常検知付きエネルギーメーター エネルギーメーターはインダストリアル/ビル制御用途として記載されています。MLはローカルで使用状況の異常を検出できます。 スマートフィットネス/姿勢検出デモ ポーズ検出やスマートフィットネスの例は、エッジAIのユースケースとして記録されています。 最良のおすすめは、i.MX 93上でインダストリアル ビジョンやタッチレスHMIエッジAIアプリを構築することです。これは文書化された i.MX 93 NPU、インダストリアル ビジョン、HMI、ローカルML推論のユースケースに直接連動するからです。
查看全文
如何使用 S32 设计工作室 MCP 集成 如何使用S32 Design Studio MCP集成?是否有相关资料和文档? Re: How to use S32 Design Studio MCP Integration 你好, 遗憾的是,相关文档和使用示例仍在开发中。我希望它能尽快对外发布,但不知道具体日期。
查看全文
ISP tuning in FRDM I am currently bringing up a Bayer sensor in Verdin iMX95 FRDM kit and have got stream and about to start the ISP tuning. The tuning here is totally different and has a vast difference from iMX8M Plus. Has anyone already done tuning with Verdin iMX95 kit.
查看全文
LLCE FlexRay configuration on S32DS Hi,  I am encountering a configuration issue for LLCE FlexRay on S32DS. I would like to set this parameter to TRUE, after spending a long time on the IDE, still could not find the right place to change it. Is there someone can provide any clue? My IDE version is S32DS3.5.10. Thank you in advance. LLCE_FlexRay_Config.png Re: LLCE FlexRay configuration on S32DS Hi,Yang_C Thank you for contacting us. What version of LLCE are you using? And are you using S32G2 or S32G3? BR Joey Re: LLCE FlexRay configuration on S32DS Hi Joey, I am using S32G399 with S32DS3.5.10, LLCE 1.0.7, RTD 4.0.2.  BR, Yang Re: LLCE FlexRay configuration on S32DS Hi,Yang_C This seems to be an issue with the software itself. I will assist you in confirming it with the internal software developers! BR Joey Re: LLCE FlexRay configuration on S32DS Hi Joey, Thank you for your help. Looking forward to you reply. BR, Yang Re: LLCE FlexRay configuration on S32DS Hi,Yang_C Regarding "repeatTx", the driver is supported, but the interface configuration interface in EB is not. The main reason is that "repeatTx" is not a standard ECUC configuration item defined by the AUTOSAR FlexRay Interface (FrIf) specification, but rather an underlying Message Buffer extension attribute of the NXP FlexRay_IP Driver. BR Joey Re: LLCE FlexRay configuration on S32DS Thank you Joey. I will try manually update. Re: LLCE FlexRay configuration on S32DS Hi,Yang_C Thank you for your reply. The S32DS is also not configurable and needs to be manually modified, but there are drivers that can achieve this function.  BR Joey Re: LLCE FlexRay configuration on S32DS Hi Joey, Thanks for your reply, I am a little bit confused because you mentioned EB does not support configuring 'Repeat TX', but I am using S32DS. Wondering if S32DS support set repeat TX for FlexRay? BR, Yang
查看全文
S32DSにおけるLLCE FlexRay構成 こんにちは、 S32DS 上で LLCE FlexRay の設定に関する問題が発生しています。 このパラメータをTRUEにしたいのですが、IDEで長い時間を費やしたのに、正しい変更場所が見つかりませんでした。何か手がかりをくれる方はいませんか? 私のIDEバージョンはS32DS3.5.10です。 事前に感謝いたします。 LLCE_FlexRay_Config.png Re: LLCE FlexRay configuration on S32DS こんにちは、 Yang_C お問い合わせいただきありがとうございます。 使用しているLLCEのバージョンは何ですか?S32G2とS32G3のどちらを使用していますか? BR ジョーイ Re: LLCE FlexRay configuration on S32DS こんにちは、ジョーイ。 私はS32DS3.5.10でS32G399を使用しています。LLCE 1.0.7、RTD 4.0.2 BR、 ヤン Re: LLCE FlexRay configuration on S32DS こんにちは、ジョーイ。 ご協力ありがとうございます。 お返事をお待ちしております。 BR、 ヤン Re: LLCE FlexRay configuration on S32DS こんにちは、 Yang_C これはソフトウェア自体の問題のようです。社内のソフトウェア開発者と確認するのを手伝います! BR ジョーイ Re: LLCE FlexRay configuration on S32DS こんにちは、 Yang_C 「repeatTx」についてはドライバーはサポートされていますが、EBのインターフェース設定インターフェースはサポートされていません。主な理由は、「repeatTx」がAUTOSAR FlexRay Interface(FrIf)仕様で定義された標準的なECUC設定項目ではなく、NXP FlexRay_IPドライバーの基盤となるMessage Buffer拡張属性であるためです。 BR ジョーイ Re: LLCE FlexRay configuration on S32DS こんにちは、Yang_C ご返信よろしくお願いします。 S32DSも設定不可で手動で修正する必要がありますが、この機能を実現できるドライバもあります。 BR ジョーイ Re: LLCE FlexRay configuration on S32DS こんにちは、ジョーイ。 ご返信ありがとうございます。EBが「Repeat TX」の設定をサポートしていないとおっしゃっていましたが、私はS32DSを使っています。S32DSのサポートがFlexRayのリピート送信を設定しているのか気になっていますか? BR、 ヤン Re: LLCE FlexRay configuration on S32DS ありがとう、ジョーイ。手動でアップデートしてみます。
查看全文
FreeMaster Over CANは割り込み時にポーリングモードでコンパイルできません 「FreeMaster over CAN」と「s32k3xx_fm_over_can_s32ct」から生成されたコードから、ポーリングモードを有効にするために3 micoを変更しようとしています。 FMSTR_SHORT_INTR 、 FMSTR_POLL_DRIVEN 、およびFMSTR_DEBUG_TX しかしコンパイルに失敗しました。理由は、転送機能のフリーマスターオーバーが割り込み時に「s32k3xx_fm_over_can_s32ct」応答から可能になるためです。しかし、モータ制御の場合、少なくとも10kHzの高速タスクやBCTU、ホール、ワッチドッグ、フリーマスターはControllewr K312からの応答を受け取れず、ポーリングモードが必要です。 これら3つのマイクロコントローラを有効にして、「s32k3xx_fm_over_can_s32ct」のポーリングモードを開く方法 Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode 通信手段は相互に排他的な選択肢である。エラーメッセージはまさにそのことを意味しています。 FreeMASTERドライバールーチンはかなりの処理時間を必要とする場合があり、これら3つの設定は利用ケースに応じて実行のバランスを取るのに役立ちます。 FMSTR_POLL_DRIVEN - FreeMASTERルーチンはFMSTR_Poll関数内で完全に実行されます。開発者は呼び出しタイミングを決定しますが、FreeMASTERが通信速度に追いつけるような頻度で呼び出されるようにする必要があります。 FMSTR_LONG_INTR - FreeMASTERルーチンは完全にFMSTR_CanIIsr関数内で実行されます。デベオパーはシステムに高い優先度を割り当てることで実行を強制します(これは多数の割り込み時に最適だったため使われたと思います)。 FMSTR_SHORT_INTR - は前述の2つの混合であり、通信は割り込みハンドラー(FMSTR_CanIsr)で行われ、プロセッシングは(FMSTR_Poll)で行われます あなたが試すべきなのは、最後の方法(ポーリングと割り込みの組み合わせ)だと思います。それでも割り込みはCANフレームの読み取りを保証するかもしれませんが、FMSTR_Poll呼び出す頻度が十分でない場合(より高い優先度の割り込みによる)、ボードが時間通りに応答しないことがあります。その結果、FreeMASTERデスクトップツールでタイムアウトエラーが表示されます。 開発者は、計算集約型アプリケーションにおいてFreeMASTERドライバーのルーチンに十分な時間を割り当てられるかを確実にしなければなりません。 これでFreeMASTERの通信モードが明確になったことを願います。 Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode 以前、あなたと同じ設定で試してみました。 例えば、 FMSTR_POLL_DRIVENを1に変更しました(以前は割り込みモードとして0でした)。 // 割り込み駆動またはポーリング駆動のシリアル通信を選択します #define FMSTR_LONG_INTR 1 割り込みにおけるメッセージプロセッシングの完了 #define FMSTR_SHORT_INTR 0 //割り込みでキューイングが完了 #define FMSTR_POLL_DRIVEN 1 /*0 */ 7 エラー: 主に #if (FMSTR_LONG_INTR && (FMSTR_SHORT_INTR || FMSTR_POLL_DRIVEN )) || \ (FMSTR_SHORT_INTR && (FMSTR_LONG_INTR || FMSTR_POLL_DRIVEN )) || \ ( FMSTR_POLL_DRIVEN && (FMSTR_LONG_INTR || FMSTR_SHORT_INTR)) || \ !( FMSTR_POLL_DRIVEN || FMSTR_LONG_INTR || FMSTR_SHORT_INTR) 割り込みモードでは1つだけ選択可能です */ #エラーFMSTR_LONG_INTR、FMSTR_SHORT_INTR、またはFMSTR_POLL_DRIVENのいずれか1つだけを有効にする必要があります #endif コンパイル時に上記で3つのエラーが発生しました ../FMsrc/freemaster_private.h:326:2: エラー: #error FMSTR_LONG_INTR、FMSTR_SHORT_INTR、またはFMSTR_POLL_DRIVENのいずれか1つだけを有効にする必要があります 326 | #エラー FMSTR_LONG_INTR、FMSTR_SHORT_INTR、またはFMSTR_POLL_DRIVENのいずれか1つだけを有効にする必要があります。 | ^~~~~ ../FMsrc/freemaster_private.h:326:2: エラー: #error FMSTR_LONG_INTR、FMSTR_SHORT_INTR、またはFMSTR_POLL_DRIVENのいずれか1つだけを有効にする必要があります 326 | #エラー FMSTR_LONG_INTR、FMSTR_SHORT_INTR、またはFMSTR_POLL_DRIVENのいずれか1つだけを有効にする必要があります。 | ^~~~~ ../FMsrc/freemaster_private.h:326:2: エラー: #error FMSTR_LONG_INTR、FMSTR_SHORT_INTR、またはFMSTR_POLL_DRIVENのいずれか1つだけを有効にする必要があります 326 | #エラー FMSTR_LONG_INTR、FMSTR_SHORT_INTR、またはFMSTR_POLL_DRIVENのいずれか1つだけを有効にする必要があります。 | ^~~~~ 1つでは不十分だが、2つでもすべて失敗に終わった。 Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode こんにちは、 @millerhughes さん。 ポーリングモードを有効にするには、以下のマクロを更新する必要があります。 #define FMSTR_LONG_INTR 0 #define FMSTR_SHORT_INTR 0 #define FMSTR_POLL_DRIVEN 1 3つのうち1つだけを1に設定する必要があります。そうしないと、コードはコンパイルされません。 FMSTR_DEBUG_TXについてですが、これはTXラインを検証するためのデバッグマクロです。これまでの定義と合わせて、次の定義も考えられます。 #define FMSTR_DEBUG_TX 1 FreeMASTERドライバーに継続的にデバッグフレームを送信するよう指示します(注:これはTXラインの検査に役立ちますが、この機能が有効になっている間はFreeMASTERツールでボードに接続できません)。 コンパイルエラーログを共有してもらえますか? 私の知る限り、s32k3xx_fm_over_can_s32ct例はモデルベースデザインツールボックス(MBDT)チームによって実装されています 。Simulinkでアプリケーションを開発する場合、手動のコード変更ではなくブロック設定の更新が必要になるかもしれません。この場合、MBDT開発者は専用のMBDTコミュニティを通じて、あなたのユースケースにより適切な支援を提供できます 。 Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode ご説明ありがとうございます。はい、ポーリングと割り込みの組み合わせが私の目標です。 問題の要約:ターゲットk312は、freeamsterをしばらく実行した後、応答を送信できません。 フィードバックは以下のとおりです。 割り込みモード:フリーマスター動作中、上記の問題発生、FMSTR_LONG_INTRのみ ポーリングモード: コンパイル、freemaster が動作しない、freemaster_private.h:326:2 のエラーメッセージを削除しても FMSTR_POLL_DRIVEN: 混合:FreeMasterは動作し、コンパイルは可能ですがトラフィックの問題は残ります。FMSTR_LONG_INTRまたはFMSTR_SHORT_INTRまたはFMSTR_POLL_DRIVENの3つすべてが1に設定され、freemaster_private.h:326:2のエラーメッセージが削除されます: 今は正当化します:おそらくCANドライバーの問題かもしれません。 もし追加のサポートができるなら、どのような情報が必要ですか? Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode こんにちは、 @millerhughes さん。 FMSTR_LONG_INTRモードは、たとえ短時間しか動作しないとしても、唯一動作するモードなので、このモードのトラブルシューティングを試みるつもりです。私が調査するであろう事項は以下のとおりです。 ロジックアナライザでCANバスを点検して、CANメッセージがボードから送信されていないのか、送信されているものの破損しているのかを確認できますか? PC側で読み込んでいる変数はいくつありますか?変数の数は、PCツールとボード間でやり取りされるデータ量に正比例する。可能であれば、まずは少数の変数から始めて、徐々に数を増やしていき、どこで問題が発生するかを確認したいです。 CANインスタンスはFreeMASTERドライバー以外のルーチンで使われていますか? MATLAB/Simulinkモデルから始めましたか?それともS32 Design Studioのサンプルアプリケーションから始めましたか?元のソースによって、FreeMASTER CANドライバの実装は異なる場合があります。 可能であれば、ソースファイル( freemaster_s32_flexcan.hとfreemaster_s32_flexcan.cという名前である必要があります)を添付してください。 Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode 1. Peakcan Viewを使用してメッセージフローを監視しました。 はい、CANメッセージはもうボードから送信されていません フリーアムスターがスムーズに動作しているとき、メッセージが非常に速く点滅します。freeamasterがフリーズすると、S32k312minEVBから送信されたCANメッセージは停止したようですが、Freemasterからのメッセージは依然として表示され、動作が遅くなっています。 2、合計で20個の変数が少ないですが、その数はdemon fmプロジェクトs32k312_mc_pmsm_2sh_s32ct.pmpx "s32k344_mc_pmsm_2sh_s32ct"よりもはるかに少ないです。 3.フリーマスター専用のCANインスタンス; おっしゃる通り、私たちのBSWはRTDを使ってCANを使ったFMを実装し、DEMON s32k3xx_fm_over_can_s32ct MCALドライバーのflexcan_43とflexcan_ipwレイヤーを統合しています。しかし、上記の問題にはまだ取り組んでいます。 ちなみに、CANのIP層制限により、私たちのCANドライバは標準のmsg IDを受け入れることができるので、freeamsterの設定設定:標準送信、受信拡張。 添付ファイルに、あなたに近いと思われる4つのファイルがありますのでご確認ください。 すべてのCAN IP設定ファイルが必要ですか?実際、43/ipw はすべて demon s32k3xx_fm_over_can_s32ct と同じように構成されます。 直接メールで連絡することもできます。 Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode こんにちは、 @millerhughes さん。 残念ながらこのThreadには添付ファイルは見つかりませんでしたが、MBDTから入手したファイルでは、確かに私たちのチームの実装とは異なっていました。 MBDTの実装を私たちのバージョン(添付ファイル参照 - freemaster_s32k3xx_can.c とfreemaster_s32k3xx_can.hに対応しています)に置き換えてみてはどうでしょうか。 私が気づいた一つの矛盾点は、CAN割り込みハンドラのシグネチャです: FMSTR_BOOL FMSTR_CanIsr(FMSTR_U16 RxObjectId, FMSTR_U32 RxCanId, FMSTR_U32 RxMsgLength, const FMSTR_U8 * RxMsgData, FMSTR_U16 TxMsgBufId); 対 void FMSTR_CanIsr(void); CANの詳細(バッファIDなど)がfreemaster_cfg.hで定義されていると仮定しますハンドラー内でそれらは必要ありません。当社もRTD(低ハードウェア層)を使用しており、お客様の設定を変更する必要はありません。 Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode ファイルのアップロードリクエストに失敗しました。このThreadにファイルをアップロードする方法 Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode ただし、CAN readバッファをリセットする関数を探す助けを求めてください。 また、MBD CANドライバーコードCan_43_FLEXCAN_Ipw.cに変更が加わったのではないかと疑っています MBD MCAL CANドライバーをRTD非MCALドライバーに統合すると、機能Can_43_FLEXCAN_Ipw_ProcessRxMesgBufferが強制的にMEMCPYに転送されます。 手動転送がなければ、RTD非MCALのCANドライバーを使うCan_43_FLEXCAN_Ipw_ProcessRxMesgBufferすべてのCAN情報を読み取れません。 オリジナルのMBD DEMON s32k3xx_fm_over_can_s32ct手動転送は不要です。なぜなら、demonはMCAL CAN 43ドライバを使用しているからです。 Freemasterの問題を引き起こす場合、関数Can_43_FLEXCAN_Ipw_ProcessRxMesgBuffer()での手動転送を回避する方法はありますか? あるいは、あなたが知っている何らかの機能を使ってバッファを手動でリセットすることもできますか? static void Can_43_FLEXCAN_Ipw_ProcessRxMesgBuffer ( const Can_43_FLEXCAN_ControllerConfigType * Can_pControllerConfig、 const Can_43_FLEXCAN_HwObjectConfigType * Can_pHwObjectConfig、 uint8 u8MbIdx ) { Can_HwHandleType u8HwObjectID = 0U; Can_HwType CanIf_Mailbox; PduInfoType CanIf_PduInfo; const Can_43_FLEXCAN_HwObjectConfigType * Can_pHwObject = NULL_PTR; Flexcan_Ip_MsgBuffType * pReceivedDataBuffer = NULL_PTR; /**/ memcpy(&Can_Ipw_xStatus0,&FlexCAN_State0,sizeof(FlexCAN_State0)); /**/ u8HwObjectID = Can_Ipw_au16MbIdxToObjIDMap[Can_pControllerConfig-> Can_u8ControllerID ][u8MbIdx]; Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode フィードバック:RTD版Freemasterドライバーコードの提供ありがとうございます。 MBDのバージョン機能はFMSTR_CanIsr(*,*,*..*)はMCALドライバ freemaster_s32k3xx_canで、RTDドライバ freemaster_can_flexcanではFMSTR_CanIsr()によって使われています。 統合と実行時に、Freemasterがs32k312MINEVBとの接続に失敗しました。 フリーマスターがフリーズしたときにデバッグを始めました。S32K312N=MINEVBがメッセージを送信失敗したとき、SWが「読み取れる」状態になり、これが未完了のCAN読み取りを引き起こし、間接的には送信遅延が無制限になることがわかりました。 バッファがいっぱいになった場合にリセットするなど、読み取り用のバッファを手動でクリアする機能はありますか?
查看全文
LX2160A上でVSC8254 PHYを1G SGMIIモードで起動するためのサポートが必要です こんにちは、みんな、 LX2160A Rev2 SoCをベースにしたカスタムボードに取り組んでおり、VSC8254 PHYがeMDIO1を通じてSoCに接続されています。現在、1G SGMIIモードでPHYを起動する際に問題が発生しています。 これまでのところ、DPCファイルとLinuxカーネルデバイスツリーの両方で固定リンクを設定することで、10G XFIモードでPHYを正常に起動できました。起動後、NXPが提供するmdio_cl45_writeスクリプトを実行して必要なClause 45レジスタをプログラムすると、リンクが確立され、正常に動作します。 しかし、構成を1G SGMIIモードに切り替える際には、以下の変更を行います。 DPCとLinuxデバイスツリーをXFIではなくSGMIIに更新してください。 1Gに対応するClause 45レジスタの初期化シーケンスを実行します。 新しい構成に合わせて、SERDESリファレンスクロックを125MHzから100MHzに更新してください。 これらの変更にもかかわらず、PHYリンクは確立されません。 参考までに: VSC8254 PHYはMAC3およびMAC4に接続SERDES1。 10G XFI構成にはRCW 6を使用しています。 1G SGMII構成にはRCW 4を使用しています。 1G SGMIIモードでPHYを起動するために追加の設定変更や初期化ステップがあれば教えていただけますか? お時間をいただき、サポートありがとうございます。 @yipingwan @chenyin_h Re: Assistance Required for VSC8254 PHY Bring-up in 1G SGMII Mode on LX2160A 1. RCW[SRDS_PLL_REF_CLK_SEL_S1]を「00」に設定してください。 2. Linuxカーネルで「CONFIG_VITESSE_PHY」を設定してください。 3. Linux Kernel dts ファイル arch/arm64/boot/dts/freescale/fsl-lx2160a-rdb.dts にて、dpmac3とdpmac4の設定を以下のように変更してください。 &dpmac3 { phy-handle = <&aquantia_phy1>; phy-connection-type = "usxgmii"; managed = "in-band-status"; }; aquantia_phy1: ethernet-phy@4 { /* AQR107 PHY */ 互換 = "イーサネット-Phy-IEEE802.3-C45"; interrupts-extended = <&extirq 2 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>; reg = <0x4>; }; 変更後: &dpmac3 { phy-handle = <&sgmii_phy1>; phy-connection-type = "sgmii"; managed = "in-band-status"; }; sgmii_phy1: イーサネット-phy@xx{ reg = <0xxx>;//dpmac3関連のMDIO PHYアドレスを指定         }; 4. dtc ファイル dpc-usxgmii.dts を以下のように変更してください。 掲示板情報 { ポルト mac@3 { link_type = "MAC_LINK_TYPE_PHY"; enet_if = "USXGMII";                         }; mac@4 { link_type = "MAC_LINK_TYPE_PHY"; enet_if = "USXGMII";                         }; 変更後: 掲示板情報 { ポルト mac@3 { link_type = "MAC_LINK_TYPE_PHY";                         }; mac@4 { link_type = "MAC_LINK_TYPE_PHY";                         };
查看全文
FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode I try to change those 3 mico for enabling polling mode from code generated from  "FreeMaster over CAN" and "s32k3xx_fm_over_can_s32ct"  FMSTR_SHORT_INTR, FMSTR_POLL_DRIVEN, and FMSTR_DEBUG_TX but end with compiling failed, reason is that transfer feature freemaster over can from "s32k3xx_fm_over_can_s32ct"  reply on interrupt, but if motor control case using many irq like least 10khz fast task and bctu and hall , wagtch dog, freemaster received no response from controllewr k312, polling mode is necessary. how to enable those 3 micros and open polling mode for "s32k3xx_fm_over_can_s32ct"  Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode Communication modes are mutually exclusive options. That's exactly what the error message means. FreeMASTER Driver routine may require a significative processing time and those 3 settings try to help developers to balance the execution depending on use case as follows: FMSTR_POLL_DRIVEN - FreeMASTER routine is executed entirely in the FMSTR_Poll function - developers decides when it is called but has to make sure that it is invoked at such frequency that allows FreeMASTER to keep up with the communication speed FMSTR_LONG_INTR - FreeMASTER routine is executed entirely in the FMSTR_CanIIsr function - deveopers forces the system to executed it by assigning a higher priority (I assume this one was used as it fits best in case of big number of interrupts) FMSTR_SHORT_INTR - is a mix of the previous two: the communication is happening in the interrupt handler (FMSTR_CanIsr), but the processing - in (FMSTR_Poll) I think what you want to try is the last one (combination of polling + interrupt). Still, while the interrupt may guarantee that the CAN frames will be read, the board may not reply on time if FMSTR_Poll is not invoked frequently enough (due to interrupts with higher priority). As a result - FreeMASTER desktop tool will show timeout errors. The developer has to make sure that the system can allocate sufficient time for FreeMASTER Driver routines in compute intensive applications. Hope it clarifies FreeMASTER's communication modes. Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode I did try before using same setting as you: for example,  I changed FMSTR_POLL_DRIVEN as 1 (was 0.as interrupt mode) // Select interrupt or poll-driven serial communication #define FMSTR_LONG_INTR 1 // Complete message processing in interrupt #define FMSTR_SHORT_INTR 0 // Queuing done in interrupt #define FMSTR_POLL_DRIVEN 1/*0 */ 7 error: mainly because of #if (FMSTR_LONG_INTR && (FMSTR_SHORT_INTR || FMSTR_POLL_DRIVEN)) || \ (FMSTR_SHORT_INTR && (FMSTR_LONG_INTR || FMSTR_POLL_DRIVEN)) || \ (FMSTR_POLL_DRIVEN && (FMSTR_LONG_INTR || FMSTR_SHORT_INTR)) || \ !(FMSTR_POLL_DRIVEN || FMSTR_LONG_INTR || FMSTR_SHORT_INTR) /* mismatch in interrupt modes, only one can be selected */ #error You have to enable exctly one of FMSTR_LONG_INTR or FMSTR_SHORT_INTR or FMSTR_POLL_DRIVEN #endif  3 error happen above for compile ../FMsrc/freemaster_private.h:326:2: error: #error You have to enable exctly one of FMSTR_LONG_INTR or FMSTR_SHORT_INTR or FMSTR_POLL_DRIVEN 326 | #error You have to enable exctly one of FMSTR_LONG_INTR or FMSTR_SHORT_INTR or FMSTR_POLL_DRIVEN | ^~~~~ ../FMsrc/freemaster_private.h:326:2: error: #error You have to enable exctly one of FMSTR_LONG_INTR or FMSTR_SHORT_INTR or FMSTR_POLL_DRIVEN 326 | #error You have to enable exctly one of FMSTR_LONG_INTR or FMSTR_SHORT_INTR or FMSTR_POLL_DRIVEN | ^~~~~ ../FMsrc/freemaster_private.h:326:2: error: #error You have to enable exctly one of FMSTR_LONG_INTR or FMSTR_SHORT_INTR or FMSTR_POLL_DRIVEN 326 | #error You have to enable exctly one of FMSTR_LONG_INTR or FMSTR_SHORT_INTR or FMSTR_POLL_DRIVEN | ^~~~~ one is not enough, but two even all also failed. Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode Hi @millerhughes, To enable Polling mode you need to update the following macros: #define FMSTR_LONG_INTR 0 #define FMSTR_SHORT_INTR 0 #define FMSTR_POLL_DRIVEN 1 only one out of those 3 should be set to 1, overwise the code won't compile. Regarding FMSTR_DEBUG_TX - this is a debug macro that is meant to verify the TX line. Combined with previous definitions this one: #define FMSTR_DEBUG_TX 1 will instruct FreeMASTER Driver to continuously send a debug frame (note: this helps you inspecting the TX line and you won't be able to connect to the board using FreeMASTER tool while this functionality is enabled). Could you share your compilation error logs ? As far as I know, s32k3xx_fm_over_can_s32ct example is implemented by Model-Based Design Toolbox (MBDT) team. If you develop your application using Simulink, it may require updating block configuration instead of manual code changes. In this case, MBDT developers can provide better assistance for your use case through the dedicated MBDT community. Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode Hi @millerhughes, I would try to troubleshoot the FMSTR_LONG_INTR mode, considering it is the only mode that works, even if only for a short time. The things I would look into are: Can you inspect the CAN bus with a logic analyzer and check whether the CAN messages are no longer being sent from the board, or if they are being sent but become corrupted? How many variables are you reading on the PC side? The number of variables is directly proportional to the amount of data exchanged between the PC tool and the board. If possible, I would start with a few variables and gradually increase the number to see when it breaks. Is the CAN instance used by any routines other than the FreeMASTER Driver? Did you start with a MATLAB/Simulink model or an S32 Design Studio example application? Depending on the original source, the FreeMASTER CAN driver implementation may differ. If possible, please attach the source files (they should be named freemaster_s32_flexcan.h and freemaster_s32_flexcan.c). Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode thanks for clarification, yes, combination of polling + interrupt is my target. restate issue: target k312 fail to send response after freeamster running a while. now feedback is following: interrupt mode: freemaster working, issue shown above, FMSTR_LONG_INTR only polling mode: compile,, freemaster not working ,  FMSTR_POLL_DRIVEN even if remove error message on freemaster_private.h:326:2: mixed: freemaster working, can compile  but traffic issue remain , all three of FMSTR_LONG_INTR or FMSTR_SHORT_INTR or FMSTR_POLL_DRIVEN set as 1 and removing error message on freemaster_private.h:326:2: now I justify :Could be my CAN driver issue. which information do you need if your can provide further support? Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode 1, I used peakcan view to monitor message flow, yes, CAN messages are no longer being sent from the board when freeamster smoothly working, message flashing very fast; when freeamaster freeze, CAN message sent from S32k312minEVB stopped apparently  but message read from freemaster still visible and slow; 2, totally less 20 variables, but amount is much smaller than demon fm project s32k312_mc_pmsm_2sh_s32ct.pmpx "s32k344_mc_pmsm_2sh_s32ct" 3.CAN instance solely used by freemaster; you are right,  our BSW use RTD ,to implement FM over CAN,  flexcan_43 and flexcan_ipw  layer from DEMON s32k3xx_fm_over_can_s32ct MCAL driver are integrated. but still working with issue above. by the way, due to CAN IP layer limit, our can driver can accept standard msg ID, so freeamster configue setting : send standard, receeive extension. please find atatched 4 files I have, which are close to you. do you need all CAN IP configure files? actually all 43/ipw configure same as demon s32k3xx_fm_over_can_s32ct. You can also directly email me. Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode Hi @millerhughes, Unfortunately, I did not find any attachments on the this thread, but I got those files from MBDT and it indeed differs from the our team's implementation. Could you try replacing MBDT implementation with our version (see attachments - those correspond to freemaster_s32k3xx_can.c and freemaster_s32k3xx_can.h). One inconsistency I noticed is the CAN interrupt handler signature: FMSTR_BOOL FMSTR_CanIsr(FMSTR_U16 RxObjectId, FMSTR_U32 RxCanId, FMSTR_U32 RxMsgLength, const FMSTR_U8 * RxMsgData, FMSTR_U16 TxMsgBufId); vs void FMSTR_CanIsr(void); Assuming CAN details (such as buffer IDs) are defined in freemaster_cfg.h we do not need them in the handler. We also use RTD (low hardware layer) and  your configuration should not change. Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode I fail to upload files request, how to upload files into this thread Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode except request help to find any function to reset CAN read buffer, I  also suspect one change made for MBD CAN driver code Can_43_FLEXCAN_Ipw.c where, function Can_43_FLEXCAN_Ipw_ProcessRxMesgBuffer are forced to memcpy to transfer when I integrate MBD MCAL CAN driver into RTD NON-MCAL driver. if no manual transfer, Can_43_FLEXCAN_Ipw_ProcessRxMesgBuffer fail to read all can information when using RTD NON-MCAL CAN driver. original MBD DEMON s32k3xx_fm_over_can_s32ct dont need manual transfer, because demon use MCAL CAN 43 driver. is any way to avoid manual trasnfer in function Can_43_FLEXCAN_Ipw_ProcessRxMesgBuffer() if it cause Freemaster issue? or manual reset buffer via some function you know? static void Can_43_FLEXCAN_Ipw_ProcessRxMesgBuffer ( const Can_43_FLEXCAN_ControllerConfigType * Can_pControllerConfig, const Can_43_FLEXCAN_HwObjectConfigType * Can_pHwObjectConfig, uint8 u8MbIdx ) { Can_HwHandleType u8HwObjectID = 0U; Can_HwType CanIf_Mailbox; PduInfoType CanIf_PduInfo; const Can_43_FLEXCAN_HwObjectConfigType * Can_pHwObject = NULL_PTR; Flexcan_Ip_MsgBuffType * pReceivedDataBuffer = NULL_PTR; /**/ memcpy(&Can_Ipw_xStatus0,&FlexCAN_State0,sizeof(FlexCAN_State0)); /**/ u8HwObjectID = Can_Ipw_au16MbIdxToObjIDMap[Can_pControllerConfig->Can_u8ControllerID][u8MbIdx]; Re: FreeMaster Over CAN on interrupt fail to compile in polling mode feedback: thanks for supply rtd version freemaster driver code, I did replace MBD version function FMSTR_CanIsr(*,*,*..*) in mcal driver freemaster_s32k3xx_can  by FMSTR_CanIsr() in rtd driver  freemaster_can_flexcan. integration and run, Freemaster fail to connect with s32k312MINEVB. I start to debug when freemaster freeze when S32K312N=MINEVB fail to send out message, I found out sw in status of busy to read, which cause unfinished CAN read ,indirectly cause can sent delay unlimited; is any functions to manually clear buffer for read like reset if buffer are full?
查看全文
LX2160A 上的 VSC8254 PHY 在 1G SGMII 模式下启动需要协助 大家好, 我们正在开发一款基于 LX2160A Rev2 SoC 的定制电路板,其中 VSC8254 PHY 通过 eMDIO1 连接到 SoC。目前我们在 1G SGMII 模式下启动 PHY 时遇到问题。 到目前为止,我们已经通过在 DPC 文件和 Linux 内核设备树中配置固定链路,成功地在 10G XFI 模式下启动了 PHY。启动后,我们执行 NXP 提供的 mdio_cl45_write 脚本来对所需的 Clause 45 寄存器进行编程,之后链接建立并正常运行。 但是,当我们将配置切换到 1G SGMII 模式时,我们会进行以下更改: 更新 DPC 和 Linux 设备树,使其使用 SGMII 而不是 XFI。 执行 1G 对应的 Clause 45 寄存器初始化序列。 根据新配置的要求,将 SERDES 参考时钟从 125 MHz 更新为 100 MHz。 尽管做了这些更改,PHY 链路仍然无法建立。 供参考: VSC8254 PHY 连接到 SERDES1 MAC3 和 MAC4。 我们使用 RCW 6 进行 10G XFI 配置。 我们对 1G SGMII 配置采用 RCW 4。 关于在 1G SGMII 模式下启动 PHY 是否需要任何额外的配置更改或初始化步骤,请与我们联系。 感谢您的时间和支持。 @yipingwang @chenyin_h Re: Assistance Required for VSC8254 PHY Bring-up in 1G SGMII Mode on LX2160A 1. 请将 RCW[SRDS_PLL_REF_CLK_SEL_S1] 配置为“00”。 2. 请在 Linux 内核中配置“CONFIG_VITESSE_PHY”。 3. 在 Linux 启动 dts 文件 arch/arm64/boot/dts/freescale/fsl-lx2160a-rdb.dts 中,请修改 dpmac3 和 dpmac4 的配置,使其与下面的配置类似。 &dpmac3 { phy-handle = <&aquantia_phy1>; phy-connection-type = "usxgmii"; managed = "带内状态"; }; aquantia_phy1:以太网物理层@4 { /* AQR107 PHY */ 兼容 = "ethernet-phy-ieee802.3-c45"; interrupts-extended = <&extirq 2 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>; reg = <0x4>; }; 修改为: &dpmac3 { phy-handle = <&sgmii_phy1>; phy-connection-type = "sgmii"; managed = "带内状态"; }; sgmii_phy1:以太网物理层@xx{ reg = <0xxx>;//指定与dpmac3相关的MDIO PHY地址         }; 4. 请按如下方式修改 dtc 文件 dpc-usxgmii.dts。 板信息 { 港口 { mac@3 { link_type = "MAC_LINK_TYPE_PHY"; enet_if = "USXGMII";                         }; mac@4 { link_type = "MAC_LINK_TYPE_PHY"; enet_if = "USXGMII";                         }; 修改为: 板信息 { 港口 { mac@3 { link_type = "MAC_LINK_TYPE_PHY";                         }; mac@4 { link_type = "MAC_LINK_TYPE_PHY";                         };
查看全文
FRDM中的ISP调谐 我目前正在 Verdin iMX95 FRDM 套件中安装拜耳传感器,已经获得了信号流,即将开始 ISP 调优。这里的调音完全不同,与 iMX8M Plus 有很大的不同。有人用Verdin iMX95套件进行过调校吗?
查看全文
edge ai Suggest the EDGE AI app with imx93 Re: edge ai For i.MX 93, I’d suggest an edge-AI industrial vision / touchless HMI application as the strongest fit. Why it fits i.MX 93: i.MX 93 is intended for energy-efficient edge computing with ML acceleration and fast edge inferencing across industrial, automotive, and IoT markets. It integrates the Arm Ethos-U65 microNPU , which is designed to accelerate ML inference in embedded and IoT devices. NXP documentation specifically lists industrial HMI , industrial vision , industrial automation , touchless access control , and machine vision as i.MX 93 application areas. The platform supports AI use cases such as computer vision , voice recognition , object detection , facial recognition , and pose detection . A practical app concept: Smart Industrial Vision + Touchless Operator Interface Example features: Camera-based object detection for part presence, label checking, or defect screening. Gesture or pose detection for touchless machine control. Optional voice command interface for hands-free operation. Local inference on the i.MX 93, reducing cloud dependency and latency. Secure device identity and lifecycle support using the i.MX 93 security architecture, including EdgeLock-related capabilities referenced in the i.MX 93 materials. Other good i.MX 93 edge-AI app candidates: App idea Why it fits Smart doorbell / access control Uses face/object detection and local inference; smart doorbell and smart lock are listed i.MX 93 smart-home targets.  Driver monitoring system DMS is explicitly listed for i.MX 93 automotive-qualified parts.  Energy meter with anomaly detection Energy meter is listed for industrial/building-control use; ML can detect usage anomalies locally.  Smart fitness / pose-detection demo Pose detection and smart fitness examples are documented edge-AI use cases.  Best recommendation: build an industrial vision or touchless HMI edge-AI app on i.MX 93, because it aligns directly with the documented i.MX 93 NPU, industrial vision, HMI, and local ML inference use cases.
查看全文
S32 Design Studio MCP統合の使い方 S32 Design Studio MCP連携の使い方、関連する資料やドキュメントはありますか? Re: How to use S32 Design Studio MCP Integration こんにちは、 残念ながら、ドキュメントや使用例はまだ開発中です。外部利用向けに近いうちにリリースされることを期待していますが、正確な日付は分かりません。
查看全文
边缘人工智能 建议使用 imx93 的 EDGE AI 应用 Re: edge ai 对于 i.MX 93,我建议最适合应用于边缘人工智能工业视觉/非接触式人机界面应用。 它为何适用于 i.MX 93: i.MX 93 旨在为工业、汽车和物联网市场提供节能型边缘计算、机器学习加速和快速边缘推理功能。 它集成了Arm Ethos-U65 微型 NPU ,旨在加速嵌入式和物联网设备中的机器学习推理。 NXP 文档明确列出了工业人机界面、工业视觉、工业自动化、非接触式门禁控制和机器视觉作为 i.MX 93 的应用领域。 该平台支持人工智能应用场景,例如计算机视觉、语音识别、物体检测、面部识别和姿态检测。 一个实用的应用程序概念: 智能工业视觉 + 非接触式操作界面 示例功能: 基于摄像头的物体检测,用于零件存在性检查、标签检查或缺陷筛查。 用于非接触式机器控制的手势或姿态检测。 可选语音命令界面,实现免提操作。 在 i.MX 93 上进行本地推理,减少对云的依赖和延迟。 使用 i.MX 93 安全架构提供安全设备身份和生命周期支持,包括 i.MX 93 材料中提到的 EdgeLock 相关功能。 其他适合 i.MX 93 的边缘人工智能应用候选方案: 应用创意 为什么它合适 智能门铃/门禁系统 使用人脸/物体检测和本地推理;智能门铃和智能锁是 i.MX 93 智慧家居目标之一。 驾驶员监测系统 DMS 已明确列入 i.MX 93 适用于汽车应用零部件清单。 带异常检测功能的电能表 该电能表适用于工业/楼宇控制用途;机器学习可以检测本地使用异常情况。 智能健身/姿态检测演示 姿态检测和智能健身示例是已记录的边缘人工智能用例。 最佳建议:在 i.MX 93 上构建工业视觉或非接触式 HMI 边缘 AI 应用,因为它与已记录的 i.MX 93 NPU、工业视觉、HMI 和本地 ML 推理用例直接相关。
查看全文
S32DS 上的 LLCE FlexRay 配置 你好, 我在 S32DS 上使用 LLCE FlexRay 时遇到了配置问题。 我想将此参数设置为 TRUE,但在 IDE 中花费了很长时间后,仍然找不到更改它的正确位置。请问有人能提供一些线索吗? 我的IDE版本是S32DS3.5.10。 提前谢谢您。 LLCE_FlexRay_Config.png Re: LLCE FlexRay configuration on S32DS 你好, Yang_C 感谢您与我们联系。 你使用的是哪个版本的LLCE?您使用的是S32G2还是S32G3? BR 乔伊 Re: LLCE FlexRay configuration on S32DS 嗨,乔伊, 我使用的是搭载 S32DS3.5.10 的 S32G399,LLCE 1.0.7,RTD 4.0.2。 BR, 杨 Re: LLCE FlexRay configuration on S32DS 你好, Yang_C 这似乎是软件本身的问题。我会协助您与内部软件开发人员确认! BR 乔伊 Re: LLCE FlexRay configuration on S32DS 嗨,乔伊, 感谢您的帮助。 期待您的回复。 BR, 杨 Re: LLCE FlexRay configuration on S32DS 你好, Yang_C 关于“repeatTx”,驱动程序是支持的,但 EB 中的接口配置接口不支持。主要原因是“repeatTx”不是 AUTOSAR FlexRay 接口 (FrIf) 规范定义的标准 ECUC 配置项,而是 NXP FlexRay_IP 驱动程序的底层消息缓冲区扩展属性。 BR 乔伊 Re: LLCE FlexRay configuration on S32DS 你好,Yang_C 感谢您的回复。 S32DS也无法进行配置,需要手动修改,但有一些驱动程序可以实现此功能。 BR 乔伊 Re: LLCE FlexRay configuration on S32DS 嗨,乔伊, 感谢您的回复,我有点困惑,因为您提到 EB 不支持配置“重复发送”,但我使用的是 S32DS。想知道S32DS是否支持FlexRay的重复TX设置? BR, 杨 Re: LLCE FlexRay configuration on S32DS 谢谢你,乔伊。我将尝试手动更新。
查看全文
NXPカップ2026のNXPコミュニティ参加に関する質問 私は2026年のNXPカップに参加しています。コミュニティやグループの一部としてリアルタイムで情報やリソースの情報を伝えるメールは送っていますが、郵送中のグループリンクにはアクセスできません。それが私が直面している問題であり、その解決策を求めています。
查看全文
FRDMにおけるISPチューニング 現在、Verdin iMX95 FRDMキットでBayerセンサーを導入していて、Streamを手に入れてISPのチューニングを始めようとしています。ここでのチューニングは全く異なり、iMX8M Plusとは大きな違いがあります。Verdin iMX95キットを使ってチューニングを行った方はいますか?
查看全文
How to use S32 Design Studio MCP Integration How to use S32 Design Studio MCP Integration,Are there any relevant materials and documents? Re: How to use S32 Design Studio MCP Integration Hi,  unfortunately the documentation and usage examples are still in development. I hope it will be released soon for external use, but don't know the exact date. 
查看全文
A query regarding joining the nxp communities for nxp cup 2026 I am participating in NXP Cup in 2026. In that I have got a mail to be part of some communities and groups to be updated in real time and to be updated with the resources and all but I can't access those group links in the mail. That's the issue I am facing and I want the resolution for it. 
查看全文
关于加入 NXP 2026 杯社区的咨询 我将参加 2026 年 NXP 杯。我收到一封邮件,邀请我加入一些社区和群组,以便实时获取最新信息和资源,但我无法访问邮件中的这些群组链接。这就是我面临的问题,我希望得到解决方案。
查看全文