你好,
我在 S32DS 上使用 LLCE FlexRay 时遇到了配置问题。
我想将此参数设置为 TRUE,但在 IDE 中花费了很长时间后,仍然找不到更改它的正确位置。请问有人能提供一些线索吗?
我的IDE版本是S32DS3.5.10。
提前谢谢您。
你好, Yang_C
感谢您与我们联系。
你使用的是哪个版本的LLCE?您使用的是S32G2还是S32G3?
BR
乔伊
嗨,乔伊,
我使用的是搭载 S32DS3.5.10 的 S32G399,LLCE 1.0.7,RTD 4.0.2。
BR,
杨
你好, Yang_C
这似乎是软件本身的问题。我会协助您与内部软件开发人员确认!
BR
乔伊
嗨,乔伊,
感谢您的帮助。
期待您的回复。
BR,
杨
你好, Yang_C
关于“repeatTx”,驱动程序是支持的,但 EB 中的接口配置接口不支持。主要原因是“repeatTx”不是 AUTOSAR FlexRay 接口 (FrIf) 规范定义的标准 ECUC 配置项,而是 NXP FlexRay_IP 驱动程序的底层消息缓冲区扩展属性。
BR
乔伊
你好,Yang_C
感谢您的回复。
S32DS也无法进行配置,需要手动修改,但有一些驱动程序可以实现此功能。
BR
乔伊
嗨,乔伊,
感谢您的回复,我有点困惑,因为您提到 EB 不支持配置“重复发送”,但我使用的是 S32DS。想知道S32DS是否支持FlexRay的重复TX设置?
BR,
杨
谢谢你,乔伊。我将尝试手动更新。