2396211_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2396211_zh-CN

2396211_zh-CN

LX2160A 上的 VSC8254 PHY 在 1G SGMII 模式下启动需要协助

大家好,

我们正在开发一款基于 LX2160A Rev2 SoC 的定制电路板,其中 VSC8254 PHY 通过 eMDIO1 连接到 SoC。目前我们在 1G SGMII 模式下启动 PHY 时遇到问题。

到目前为止,我们已经通过在 DPC 文件和 Linux 内核设备树中配置固定链路,成功地在 10G XFI 模式下启动了 PHY。启动后,我们执行 NXP 提供的 mdio_cl45_write 脚本来对所需的 Clause 45 寄存器进行编程,之后链接建立并正常运行。

但是,当我们将配置切换到 1G SGMII 模式时,我们会进行以下更改:

更新 DPC 和 Linux 设备树,使其使用 SGMII 而不是 XFI。
执行 1G 对应的 Clause 45 寄存器初始化序列。
根据新配置的要求,将 SERDES 参考时钟从 125 MHz 更新为 100 MHz。
尽管做了这些更改,PHY 链路仍然无法建立。

供参考:

VSC8254 PHY 连接到 SERDES1 MAC3 和 MAC4。
我们使用 RCW 6 进行 10G XFI 配置。
我们对 1G SGMII 配置采用 RCW 4。
关于在 1G SGMII 模式下启动 PHY 是否需要任何额外的配置更改或初始化步骤,请与我们联系。

感谢您的时间和支持。

@yipingwang @chenyin_h

Re: Assistance Required for VSC8254 PHY Bring-up in 1G SGMII Mode on LX2160A

1. 请将 RCW[SRDS_PLL_REF_CLK_SEL_S1] 配置为“00”。

2. 请在 Linux 内核中配置“CONFIG_VITESSE_PHY”。

3. 在 Linux 启动 dts 文件 arch/arm64/boot/dts/freescale/fsl-lx2160a-rdb.dts 中,请修改 dpmac3 和 dpmac4 的配置,使其与下面的配置类似。

&dpmac3 {
phy-handle = <&aquantia_phy1>;
phy-connection-type = "usxgmii";
managed = "带内状态";
};

aquantia_phy1:以太网物理层@4 {
/* AQR107 PHY */
兼容 = "ethernet-phy-ieee802.3-c45";
interrupts-extended = <&extirq 2 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
reg = <0x4>;
};

修改为:

&dpmac3 {

phy-handle = <&sgmii_phy1>;

phy-connection-type = "sgmii";

managed = "带内状态";

};

sgmii_phy1:以太网物理层@xx{

reg = <0xxx>;//指定与dpmac3相关的MDIO PHY地址

        };

4. 请按如下方式修改 dtc 文件 dpc-usxgmii.dts。

板信息 {

港口 {

mac@3 {

link_type = "MAC_LINK_TYPE_PHY";

enet_if = "USXGMII";

                        };


mac@4 {

link_type = "MAC_LINK_TYPE_PHY";

enet_if = "USXGMII";

                        };

修改为:

板信息 {

港口 {

mac@3 {

link_type = "MAC_LINK_TYPE_PHY";

                        };


mac@4 {

link_type = "MAC_LINK_TYPE_PHY";

                        };

Re: Assistance Required for VSC8254 PHY Bring-up in 1G SGMII Mode on LX2160A

[ 8.088037] fsl_dpaa2_eth dpni.12(未命名网络设备)(未初始化):phylink_fwnode_phy_connect() = -19
[ 8.097693] fsl_dpaa2_eth dpni.12 (未命名网络设备) (未初始化): 连接到 MAC 端点时出错:-ENODEV
[ 8.149621] fsl_dpaa2_eth dpni.12:fsl_mc_driver_probe 失败:-19
[ 8.268214] fsl_dpaa2_eth dpni.11(未命名网络设备)(未初始化):phylink_fwnode_phy_connect() = -19
[ 8.277867] fsl_dpaa2_eth dpni.11 (未命名网络设备) (未初始化): 连接到 MAC 端点时出错:-ENODEV
[ 8.329780] fsl_dpaa2_eth dpni.11:fsl_mc_driver_probe 失败:-19

进行上述更改后,我们在内核中得到上述错误打印结果,并且 ls-listni 显示两个 mac 都没有任何端点。

ls-listni
dprc.1/dpni.12(端点:dpmac.3)
dprc.1/dpni.11(端点:dpmac.4)

还有什么我们遗漏的吗?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
火曜日
更新者: