Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
复制: 获取分区 ID 无法正常工作 本帖复制自 此处 您好,恩智浦技术支持、 我在尝试使用 OsIf 模块中的获取分区 ID 时遇到了问题。我认为我有 3 个主要问题。 1.我不太清楚您试图使用的索引。在 OsIf_apxMultiPartitionPredefinedConfig 中,我本希望看到由实际操作系统定义的宏,而不是实际数字。我认为我的部分问题在于,你是根据 EcuC 中分区的索引来定义这个数组的,但我使用的操作系统(ETAS)是按字母顺序生成分区的,因此数字并不一致。生成硬编码列表是否是我需要考虑的长期策略? 2.不同模块的分区索引似乎不同。在 Adc 中,生成的表将我的分区 "ASILDCoreA "放在索引 2 中,但 Spi 将该分区放在零索引中。我不知道如何才能做到这一点......因为它们是通过 OsIf 中完全相同的函数访问的。我希望所有这些表中的 "ASILDCoreA "都在同一个索引中。您能确认这是生成代码中的缺陷吗?我附上了生成代码的截图,并附上了我的项目。 3.您正试图在您的 RTD 模块中使用 OsIf 中的 GetApplication(),以确定它们是从 EcuM_Driver_Init 中的哪个分区执行的。在 EcuM Init 结束之前,ETAS 不支持调用任何操作系统函数。那么......你认为 Mcal 模块应该在操作系统启动后排序,就像在 Rte_Init 任务中一样,还是说 ETAS 应该在操作系统启动前支持 GetApplication()?我不知道谁需要改变他们的设计假设......但现在,没有人想用 MCU1 来为通用汽车工作。 谢谢、 斯宾塞 优先级:中等 RTD 来源:恩智浦内部来源:恩智浦内部 Re: Copy: Get Partition ID not working correctly 你好@Luis_Garabo、 1.2,我尝试为 RTM600 版本配置多核,但我看不出 Adc、Spi 有任何问题。他们使用的是什么软件包? 3.从 Mcal 的观点来看,GetApplicationID() 的返回值用于识别正在运行的任务的应用程序标识符,因此,从我的观点来看,你只需确保正确获取应用程序标识符,并将其传递给 OsIf_apxMultiPartitionPredefinedConfig[应用程序标识符],就像这样: 顺祝商祺! Nhi
查看全文
Yocto BSP imx-5.4.70-2.3.0 Fetch failure (spirv-tools / glslang) while building imx-image-full Hello, I am trying to build the Yocto BSP imx-5.4.70-2.3.0 (branch: imx-linux-zeus, manifest: imx-5.4.70-2.3.0.xml) and I am hitting fetch failures during the build of imx-image-full. The errors are: ERROR: spirv-tools-git-r0 do_fetch: Fetcher failure for URL: 'git://github.com/KhronosGroup/SPIRV-Tools.git;name=spirv-tools;branch=main;protocol=https'. Unable to fetch URL from any source. ERROR: glslang-git-r0 do_fetch: Fetcher failure for URL: 'git://github.com/KhronosGroup/glslang'. Unable to fetch URL from any source. Interestingly, when I try to fetch manually outside of bitbake, it works fine: git clone https://github.com/KhronosGroup/glslang.git git checkout 703bd9caab50b139428cea1aaff9974ebee5742e git clone https://github.com/KhronosGroup/SPIRV-Tools.git git checkout 9b3cc3e05337358d0bd9fec1b7a51e3cbf55312b So, network connectivity is fine and the repositories are accessible. Can anyone help me understand why Yocto’s fetcher is failing here? Is there a protocol mismatch (git:// vs https://)? Do I need to update the recipe or apply a patch for zeus branch? Or is there any recommended workaround to fetch these dependencies successfully? Thanks in advance. Evaluation Board Re: Yocto BSP imx-5.4.70-2.3.0 Fetch failure (spirv-tools / glslang) while building imx-image-full HI @binil! While reviewing the documentation, I noticed that GitHub no longer supports the git:// protocol. To continue working with repositories, you'll need to switch to either HTTPS or SSH. Please update your repository URLs accordingly. Best regards, Chavira Re: Yocto BSP imx-5.4.70-2.3.0 Fetch failure (spirv-tools / glslang) while building imx-image-full Please check the attached image Re: Yocto BSP imx-5.4.70-2.3.0 Fetch failure (spirv-tools / glslang) while building imx-image-full Hi @binil, Thank you for contacting NXP Support! Could you please share the log file showing the fetch errors? I’d like to analyze it on my end to better understand the issue. In parallel, I’ll attempt to replicate the error on my side. Best regards, Chavira
查看全文
视窗工具建议 您好,NXP团队: 我们正在使用 kw45 向 Windows 应用程序发送数据,nxp 能否推荐任何嗅探器工具来检查 Windows 中的数据。 请建议是否有任何工具可以将数据从 KW45 发送到我们可以看到数据的任何 Windows 应用程序。 开发板 Re: Windows tool suggestions 你好 希望你一切顺利。 恩智浦目前没有为Windows提供专用的嗅探器工具。欢迎使用任何符合要求的嗅探器工具。 谨致问候, Ana Sofia。
查看全文
RT595のメモリマップと、FWを内部PSRAMにロードする際の開始アドレス/オフセットを把握する 拝啓、 RT595 に基づいて BLHost を介して FW を内部 PSRAM にロードするときに、開始アドレス/オフセットを把握します。開始アドレス/オフセットとは何か、また、BLHost を介して内部 PSRAM に FW をロードする際に FW に基づいて開始アドレス/オフセットを決定する方法について教えてください。これに対処するドキュメントがあればお知らせください。ありがとう。 @RossZWChen Re: Figure out the memory map of RT595 and start address/offset while loading FW into internal PSRAM こんにちは@Mike_Sun 弊社のEVKをご利用いただいていますか? これは図2のMIMXRT595-EVKブロック図のスナップショットです( UM12285より) MIMXRT595-EVK ボード ユーザー マニュアル) FlexSPI0 または FlexSPI0 への PSRAM 接続を強調表示しました。 PSRAMをFlexSPI0/1に接続していますか? よろしくお願いいたします。 ディエゴ
查看全文
关于使用 RTD 进行功能安全配置的问题 你好,团队 请问 S32K314 的热电阻(MCAL/SPD)配置如何? Q1.我没有在 RTD 上找到关于带中断的 PLL LOL 的 "配置"。 哪种配置(来自带有 SPD 的 MCAL RTD)可以配置 LOL 的 RESET 或中断? Q2.对于带中断功能的低压检测 和 HVD,我没看清哪个与低压检测 和 HVD 有关。 请问哪一个是低压检测和 HVD 的中断反应,“MCU_ERROR_ISR_NOTIFICATION” 还是 “MCU_PMC_NOTIFICATION”? Q3.对于 ERM0 配置,如何配置 ERM(使用 RTD/SPD),例如下面的代码? 谢谢! RTD S32_CONFIG_TOOL S32DS Re: Question about Safety configuration using RTD 是的 用户可在 EB Tresos 的此节点中配置其用户通知,MCU_ERROR_ISR_NOTIFICATION 将在 PMC_VoltageError_IRQHandler> 中调用 ...> 然后,Mcu_Ipw_ReportPowerErrorsCallback 将调用此通知 Re: Question about Safety configuration using RTD 你好@congnguyenphu 感谢您的回复。 为了再次确认,低压检测/HVD 与 MCU_ERROR_ISR_NOTIFICATION 有关,不是吗? 谢谢! (我将关闭此票......) Re: Question about Safety configuration using RTD 你好@Luke_Chun 1.要配置 PLL LOL 的中断,Platform 模块中指向的 IRQ 必须正确。应启用 SoC_PLL_IRQn(NVIC 212)。它在参考手册和我们的头文件中提到: 但是,我检查了 RTD 代码包,我们不为这个中断提供 ISR。我在 SPD 包中也找不到。因此,用户需要为该中断处理程序实现自己的 ISR。 2。NVIC 52 参考手册中提及的带中断的低压检测 和 HVD: 在 RTD 的 MCU 集成手册中,我们提供了名为 PMC_VoltageError_IRQHandler 的 ISR 来处理该问题: 您可以在 RTD 平台中通过 IRQ"PMC_IRQn" 配置并启用它。 在 PMC_VoltageError_IRQHandler() 中,它还通过"MCU_ERROR_ISR_NOTIFICATION "宏调用MCU 配置中用户自定义的回调通知 McuErrorIsrNotification。 3.如何配置 ERM: -在 RTD 代码包中:我们在 EB Tresos/S32CT 上没有配置来帮助用户配置 ERM 寄存器的值。但 RTD 在 BaseNXP/header/S32K314_ERM.h 中提供了宏,帮助用户设置该寄存器的值: 用户可以使用这些宏作为裸机代码来设置寄存器的值。 -在 SPD 代码包中:我指的是 emcem 插件,文件 emceM_ERM.C在函数 eMcem_Erm_Init()中,以下宏用于设置 ERM[CR] 寄存器的值:erm_cr_addr32()、safetybase_reg_write32()  
查看全文
程序卡在 FreeRTOS 的 prvPortStartFirstTask 函数中 你好 最近,我在调试 S32K322 的 freertos 程序时遇到了一个问题:程序在运行时会卡在 prvPortStartFirstTask 函数中。 (开发平台:S32DS.3.6.2 芯片型号S32K322 RTD:SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_6.0.0_D2506_DesignStudio_updatesite FreeRTOS:SW32K3_FreeRTOS_10.6.0_CD_4.0.0_DS_updatesite_D2312 调试工具:SEGGER J-Link) Freertos 配置如下 我也研究过类似问题的解决方案,主要有两种方法:更新 FreeRTOS 版本;② 用 PE 烧录器替换调试工具。 由于我没有 PE 刻录机,我尝试了第一种方案,情况如下: 首先,我卸载了 SW32K3_SreeRTOS_10.6.0_CD_4.0_Supdatesite_S2312,然后安装 SW32K3_SreeRTOS_11.1.0_6.0.0_CD1_S2506-DesightStudio_uupdatesite(因为此版本的 freertos 与我的 RTD6.0 和 S32DS 3.6.2 兼容)。版本),并且在帮助 ->S32DS 扩展和更新 ->Installed 中显示安装确实成功。 但出现了两个问题: ① 没有操作系统层,更不用说 freertos 选项了 ② Freertos 没有例行程序 看来第一种方法失败了,所以我想问问是否有其他方法可以解决我的问题。谢谢
查看全文
FS32K116LAT0MLFT/FS32K116LAT0MLFR top marking and package specification Hello, Could you please help me to validate the meaning  of top marking? Row 1-2: FS32K116LAM-> last M whats mean? Row 3: ON96V Row 4: CTVREB  Also please help me with quadrant position for tray or tape package. Re: FS32K116LAT0MLFT/FS32K116LAT0MLFR top marking and package specification Hi @cynthia_pinto, The letter M shows the temperature range (-40 °C to 125 °C). You can refer to the S32K data sheet's chapter 3.2 (ordering information): You can also refer to the spreadsheet attached to the data sheet (S32K1xx_Orderable_Part_Number_List.xlsx) for a list of standard orderable parts: The row 3 & 4 markings refer to internal coding. Finally, packaging information should be displayed in the "Buy Options" page: FS32K116LAT0MLFT Product Information | NXP Semiconductors. Best regards, Julián
查看全文
コピー: パーティションIDの取得が正しく機能していません この投稿はここからのコピーです こんにちは、NXPサポートの皆様、 OsIf モジュールで Get Partition ID を使用しようとしましたが、問題が発生しました。大きな問題は3つあると思います。 1.あなたが使用しようとしているインデックスは、私には非常に不明確です。OsIf_apxMultiPartitionPredefinedConfig では、実際の数値ではなく、実際の OS によって定義されたマクロが表示されることを期待していました。問題の一部は、この配列をパーティションの EcuC のインデックスに従って定義しているが、使用している OS (ETAS) はアルファベット順にパーティションを生成しているSO、数字が揃っていないことにあると思います。ハードコードされたリストを生成することは、考慮する必要がある長期的な戦略ですか? 2. 異なるモジュールから異なるパーティション インデックスがあるようです。Adc では、生成されるテーブルはパーティション 'ASILDCoreA' をインデックス 2 に配置しますが、Spi ではそのパーティションをゼロ インデックスに配置します。どうすればそれがCANするのか分かりません...OsIf からまったく同じ関数を介してアクセスされるからです。これらすべてのテーブルで、「ASILDCoreA」が同じインデックスにあると予想されます。CAN、これが生成コードの欠陥であることを確認できますか?生成されたコードのスクリーンショットを添付し、プロジェクトも添付しました。 3. 私のプロジェクトでは、RTD モジュール内の OsIf で GetApplication() を使用して、EcuM_Driver_Init のどのパーティションから実行されているかを判断しようとしています。ETAS は、EcuM Init が終了するまで OS 関数の呼び出しをサポートしません。SO... Mcal モジュールは、Rte_Init タスクのように、OS の起動後にシーケンスされる必要があると思いますか、それとも、OS の起動前に ETAS が GetApplication() をサポートする必要があると思いますか?誰がデザイン上の想定を変更する必要があるのかはわかりませんが、現在、GM で MCU1 を使用しようとする人は誰もそれを動作させることができません。 よろしくお願いいたします。 スペンサー 優先度: 中 RTD 出典: NXP社内 Re: Copy: Get Partition ID not working correctly こんにちは@Luis_Garabo 、 1.2、リリース RTM600 用にマルチコアを設定しようとしましたが、Adc、Spi に問題は見られませんでした。どのような SW パッケージを使用していますか? 3. Mcal の観点から見ると、Os からの GetApplicationID() の戻り値は実行中のタスクのアプリケーション ID を識別するため、私の観点からSO、次のように、OsIf_apxMultiPartitionPredefinedConfig[アプリケーション ID] に渡すアプリケーション ID を正しく取得していることを確認するだけで済みます。 よろしくお願いいたします。 ニ
查看全文
需要有关工业传感器边缘处理和云同步的建议 大家好,我正在使用恩智浦i.MX RT MCU 开发一个工业传感器项目,边缘设备可以处理基本的异常检测,但我也需要一种可靠的方式将数据与云端同步以进行更深入的分析。 主要挑战是构建 # 混合云设置,让节点在连接出现问题时离线运行,然后在连接恢复后安全同步。我正在寻找有关安全 MQTT/HTTPS 的最佳恩智浦连接模块、避免间歇同步期间数据丢失的方法以及有关大规模管理固件空中 (@FOTA) 更新的任何技巧的建议。 如果有人有类似架构或参考设计的经验,我将不胜感激你的建议。
查看全文
DS 3.6.3 does not including full MSYS2? Just updated from Design Studio 3.6.1 to 3.6.3 (fresh installation), on windows. Now my build system cannot find mingw gcc anymore: S32DS.3.6.3/S32DS/build_tools/msys32/mingw32/bin/i686-w64-mingw32-gcc.exe It is indeed not there.  The release notes of DS 3.6.1 and DS 3.6.3 both claim that the Design Studio includes "MSYS2 2022.06-1.", so same version and I'd expect no change in DS 3.6.3, yet a comparison of the msys32 folders of both DS versions reveals many differences, not just a missing gcc. Is this intentional? Will there be a DS 3.6.4 that "repairs" this? Can I just copy the msys32 folder from my DS3.6.1 installation to my DS3.6.3 installation as a workaround? Re: DS 3.6.3 does not including full MSYS2? Hi,  sorry for delay. In S32DS v3.6.3 and latter full MSYS2 has been removed - only necessary parts remains for build tools. If you need full msys2 - you can install it by yourself. 
查看全文
FS32K116LAT0MLFT/FS32K116LAT0MLFR 顶部标记和代码包规格 你好 能否请您帮我验证一下最高评分的含义? 第 1-2 行:FS32K116LAM-> 最后一个 M 是什么意思? 第 3 行:ON96V 第 4 行:CTVREB 另外,请帮我确定托盘或胶带软件包的象限位置。 Re: FS32K116LAT0MLFT/FS32K116LAT0MLFR top marking and package specification 嗨,@cynthia_pinto、 字母 M 表示温度范围(-40 °C 至 125 °C)。请参阅S32K 数据表的第 3.2 章(订购信息): 您还可以参阅数据表所附的电子表格(S32K1xx_Orderable_Part_Number_List.xlsx),了解标准可订购部件的清单: 第 3 行& 4 标记指的是内部编码。 最后,封装信息应显示在 " 购买选项 " 页面中:FS32K116LAT0MLFT 产品信息 | 恩智浦半导体。 致以最诚挚的问候, Julián
查看全文
[RW612] デュアルアンテナスループット こんにちは、 現在、RW612 を使用して開発しており、Wi-Fi と BLE が同時に動作する機能に取り組んでいます。 このシステムは、Wi-Fi と BLE に別々のアンテナを備えたデュアルアンテナ構成を使用します。 以下は、MCUXpresso IDE で現在使用されている SDK の詳細です。 * SDK名: SDK_2.x_FRDM-RW612 * SDKバージョン: 24.12.00 * マニフェストバージョン: 3.15.0 テスト中に、2.4GHz 帯域の Wi-Fi に接続し、同時に BLE 操作を実行すると、Wi-Fi のスループットが大幅に低下することがわかりました。 一方、5GHz帯は目立った劣化もなく安定して動作します。 ただし、私たちのユースCASEでは 2.4GHz 動作も必要なので、この問題に対処する必要があります。 調査中に、「AN14121: RW61x の共存の概要」という文書を見つけました。質問させてください。私たちのようなデュアルアンテナ設定では、特別に PTA (Priority Traffic Arbiter) 設定を別々に構成する必要があるのでしょうか? さらに、FRDM-RW612 SDK で提供される Wi-Fi および BLE ファームウェア (rw61x_sb_wifi_a2.bin および rw61x_sb_ble_a2.bin) は、シングルアンテナ構成用に設計されているようです。デュアルアンテナ設定用に別のファームウェアバージョンはありますか?もしSOなら、それを入手することは可能でしょうか? ありがとう。 Re: [RW612] Dual Antenna Throughput こんにちは@hclee 共存はデフォルトで有効になっているため、構成する必要はありません。BT と 2.4G Wi-Fi が同時に動作すると、2.4G Wi-Fi と BT の中断を回避するためにスループットが低下します。 ただし、coex に関するデモを提供しており、SDKs で参照できます: \middleware\wireless\coex\build_coex.sh このシェルをビルドし、J-Link を使用してボードにフラッシュします。 よろしくお願いいたします。 ショーン 機密文書を入手するには NDA が必要です。 Re: [RW612] Dual Antenna Throughput こんにちは、 @shaun_wu 現在、デュアルアンテナで構成されたカスタムボードを使用しています。 私たちのアプリケーションでは、Wi-Fi 経由でサーバーからデータをストリーミングしながら、同時に BLE 経由でデータを送信します。 テスト中に、ダウンロードに 2.4GHz Wi-Fi 帯域を使用し、送信に BLE を使用すると、Wi-Fi スループットが著しく低下することが確認されました。 当社のボードではデュアルアンテナ設定を使用しているため、このシナリオで共存メカニズムを適切に有効にするために必要な特定の構成手順があるかどうかをお尋ねしたいと思います。 提供されたリンクにアクセスしようとしましたが、次のメッセージが表示されました: 「あなたのユーザーIDにはダウンロードを続行するための十分な権限がありません。」 コンテンツを表示またはダウンロードするために必要な権限がないようです。 よろしくお願いします ヘクリー Re: [RW612] Dual Antenna Throughput こんにちは@hclee FRDM ボードは 1 つのアンテナ構成のみをサポートしています。カスタム ボードを使用していますか? 調査中に、「AN14121: RW61x の共存の概要」という文書を見つけました。質問させてください。私たちのようなデュアルアンテナ設定では、特別に PTA (Priority Traffic Arbiter) 設定を別々に構成する必要があるのでしょうか? --> Wi-Fi 2.4G と BT の中断を回避するために共存メカニズムは使用できません。 さらに、FRDM-RW612 SDK で提供される Wi-Fi および BLE ファームウェア (rw61x_sb_wifi_a2.bin および rw61x_sb_ble_a2.bin) は、シングルアンテナ構成用に設計されているようです。デュアルアンテナ設定用に別のファームウェアバージョンはありますか?もしSOなら、それを入手することは可能でしょうか? --> frdm ボードのハードウェアはデュアル アンテナをサポートしていません。evk 設計を参照できます。当社はデュアル アンテナの設計と構成を提供します。https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=RD-RW61X-BGA-IPA-2A-V4&appType=license よろしくお願いいたします。 ショーン よろしくお願いいたします。 ショーン
查看全文
[臨陽][SE050E2]信頼性レポートに関する問い合わせ こんにちは、専門家の皆様 お客様は中国の江蘇省臨陽エネルギー社で、最終用途はメーターアプリケーションです。現在、同社はチップの高温および低温、静電気、振動などの物理的特性を含む SE050E2 の信頼性レポートを希望しています。 お客様と共有できるような情報はありますか? ご協力いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。 カン Re: [Linyang][SE050E2]query about reliability report こんにちは、カンさん 添付したこれを確認してください。 敬具 パルト
查看全文
PN7160 RX-AGC 目标水平 我正在使用 PN7160 设计一款 NFC 读取器设备。 根据 AN132198(PN7160 天线设计和匹配指南)中规定的接收路径设计,我验证了输入到接收端口的电平。 文件指出它应该收敛到 1.6Vp-p,但由于某些原因,在我的环境中却收敛到 1.2Vp-p。 由于 AGC 工作前电压约为 2Vp-p,因此 AGC 似乎正在调整以达到 1.2Vp-p。 测试时,通过大幅降低电阻值将其推至 AGC 范围之外,可将其调整为 1.6Vp-p。 我知道设置 AGC 目标电压没有必要,但是否有设置它的选项? 如果有人知道,请告知。 提前谢谢您。 已使用 DeepL.com 翻译(免费版) Re: PN7160 RX-AGC TARGET LEVEL 你好@coccokun-1、 推荐的方法是启用连续RF场,例如,借助 NFC 出厂测试应用程序,并测量 RXN(或 RXP)和 GND 之间的峰值电压。如应用程序所述,该电压应为 1.6Vp 左右。注 一旦 IC 进入功能模式(NFC 轮询),AGC 就会激活并调节 RX 电压振幅。 如果您没有激活连续RF场的选项。我会尽量保持 2.2K,并测量未加载和加载情况下的电压(在天线附近放置 NFC 卡和手机)。您应该看到电压仍在 1.2Vp-1.6Vp 范围内、而且你也没发现接收有任何问题。 BR 托马斯 Re: PN7160 RX-AGC TARGET LEVEL 感谢您的回复。 我将 Rrx 设置为 2.2kΩ。 我也试过 1kΩ,但当 AGC 值为静态时,显示超过 2Vp-p。然而,当 AGC 启动时,它将收敛到 1.2V。 从功能上看,AGC 似乎试图将接收电平收敛到 1.2Vp-p。 由于可用固件的限制,我正在检查正常轮询操作的级别,而不是测试模式下的级别。 文件中提到的 1.6Vp-p 是 AGC 启动前的值吗? 感谢您的建议。 谢谢 Re: PN7160 RX-AGC TARGET LEVEL 你好@coccokun-1 希望你一切顺利。 串联电阻 (Rrx) 的值是多少?串行电阻值 Rrx 的范围为 1 kΩ 至 10 k,低 Rrx -> 高 VRx 电压。 此外,也许您还能在PN7160 射频设置指南中找到一些有用的信息。 Eduardo。
查看全文
Uart 経由でファームウェアのアップグレードをテストするために、PC で bin ファイルをロードするためのソフトウェア ツールが必要です 私は、 MKM35Z512VLL7 コントローラを使用したスマート メーター プロジェクトにAN12837SW リファレンス・デザインを使用しています。「UART 経由のファームウェア アップグレード」のファームウェア アップグレードとブートローダー コードを確認しましたが、まだ疑問が残っています。以下の点を明確にしていただけますか。 ファームウェアのアップグレード プロセスをテストするには、PC でどのソフトウェア ツールを使用すればよいですか? .binをロードするにはどうすればいいですか?ファイルを 256 バイトのチャンクに分割し、CRC データを追加して送信しますか? すでに文書AN12829を確認しましたが、OTA フレーム形式を明確に理解できませんでした。これについてもう少し詳しく説明していただけますか? ファームウェア アップグレード機能をテストするための特定のソフトウェア ツールや追加のドキュメントはありますか? Re: Need Software tool for PC to load bin file to test Firmware upgrade through Uart FWUpgradeClient.exeのソースコードを添付しました。これはVisual Studio IDEでビルントされたC++コードです。 BR、 オマール Re: Need Software tool for PC to load bin file to test Firmware upgrade through Uart AN で参照されている Fwtransferclient が参照可能かどうかを確認しています。また、ソフトウェアからの残りのコマンドに関する詳細情報も入手できます。 通信に関する AN12829 の詳細に準拠している限り、どのツールを選択しても問題ありません。私は DLMS に精通していないため、これが使用CANかどうかは確認できません。お客様側で検証する必要があります。 BR、 オマール Re: Need Software tool for PC to load bin file to test Firmware upgrade through Uart 拝啓、 ご返信ありがとうございます。 (i) AN12829の5.1.2.3の説明を確認しました。しかし、AN12837SWスマートメーターファームウェアデザインでは、 comportcommandprocessing.c 関数 で k_cmdfwuinit 、 k_cmdfwuhdr、k_cmdfwutx といったより多くのOTAコマンドが利用可能です 。また、受信ファームウェアコード(communication.cv)では、1バイトのAuth-Enc-FlagとAES-GCM-128復号ファームウェアが利用可能です。SO、AN12829のドキュメントはAN12837SWファームウェアと正しく一致していません。これが私の理解不足です。 (ii) UART3経由でファームウェアアップグレードをテストするための「PCツール」の準備方法を教えてください。NXPから入手可能な参考ツールやドキュメントはありますか ? NXP は AN12829で、 「FWtransferclient.exe」 で既にテスト済みであると記載しています。このツールはどこで入手できますか?PCツールを独自に用意することは可能でしょうか? (iii) ファームウェアのテストにDLMSダイレクタを使用できますか? (iv) C 言語でスクリプトを書くのに最適なシリアルターミナルツールはどれですか。スクリプトを開始する方法。 貴重な解決策を期待しています。 Re: Need Software tool for PC to load bin file to test Firmware upgrade through Uart 1.これには特別なツールはありません。PC ホスト ツールは、通信フレームの詳細を説明した 5.1.2.3 の説明に基づいてユーザーが作成することが想定されています。 2. 256 バイトのブロックでイメージを分割する Python スクリプトを作成できますが、これを行うための特定の方法はありません。 3. 疑問点をもう少し具体的に教えていただけますか?どの部分が不明ですか?図 10 のフレームのフローについておっしゃっていますか: -コマンド nxpfwutx。 -ファイルサイズ/ブロックサイズ -ファームウェアはブロックに分割されています。ファームウェア ブロックを識別するために、4 バイトの長さのブロック番号がブロックとともに転送されます。新しいファイル ブロックが受信され、宛先フラッシュ バンクにプログラムされるたびに、現在のブロック カウントが更新され、保存されます。 -コマンド nxpfwuact。 4. AN には FWUpgradeClient というカスタム ツールが言及されていますが、これが利用可能かどうか確認させてください。 BR、 オマール
查看全文
OpenGL ES2.0をIMX6Qに移植するには? 私は、Linux3.14.52 バージョンを移植し、GPU カーネル モジュールのドライバを備えた imx6Q チップを持っています。現在、OpenGL ES2.0 を使用する必要がありますが、公式 NXP で適切なライブラリまたは事前コンパイルされたライブラリがまだ見つかりません。それを提供するのを手伝っていただけますか?ありがとう Re: How to port OpenGL ES2.0 to IMX6Q? こんにちは@mattie236 1週間休暇を取る予定なので、その間は返信できないかもしれません。お急ぎの場合は、新しいチケットを作成することもCAN。他の同僚もあなたをサポートします。ご理解いただきありがとうございます。 Re: How to port OpenGL ES2.0 to IMX6Q? カーネル 3.14.52 を搭載した i.MX 6Q などの古い組み込み Linux システム用の適切なグラフィックス ライブラリを見つけるのは困難です。これは、ライブラリが独自のものであり、特定のボード サポート パッケージ (BSP) に関連付けられているためです。これらのファイルは公開再配布できないため、提供できません。最善の方法は、必要なユーザー空間ライブラリが含まれているため、カーネル バージョンに一致する公式 BSP を NXP のアーカイブまたはコミュニティ フォーラムで検索することです。あるいは、オープンソースの Etnaviv ドライバを検討することもできますが、その互換性と機能は古いカーネルでは異なる場合があります。 Re: How to port OpenGL ES2.0 to IMX6Q? こんにちは@125672 添付ファイルの第3.3章を参照してください。 BR
查看全文
LS1043A MAC-TO-MAC Connection internal RGMII delay Dear NXP Support Team,  I have a custumer which is using a LS1043A on a custom baseboard on one of the RGMII interfaces a FPGA is connected via a MAC-to-MAC connection. Since I cannot find any information how to activate the RGMII delay in the LS1043A MAC, I like to know if it is possible to set an internal RGMII delay if a MAC-to-MAC connection is used, or the delay has to done by a proper routing on the PCB.  best regards  QorIQ LS1 Devices Re: LS1043A MAC-TO-MAC Connection internal RGMII delay Hello @timsalabim  Hope this post finds you well, Unfortunately, from the sotfware side, it is not possible. Thank you so much for your understading. Have a great day! BR, Hector V Re: LS1043A MAC-TO-MAC Connection internal RGMII delay Hello Hector,  thank you for the detailed reply it is very helpful in term of the hardware design, I'm interested in a software base solution since our customer missed to implement the RGMII delay on his PCB.  Our customer has a MAC-to-MAC connection, on the remote device it is not possible to activate the RGMII delay so I'm wondering if this is possible in the LS10143A MAC. In Linux device tree it is possible to add a the RGMII delay on the MAC with the "phy-mode" device tree properties "rx-internal-delay-ps" and "tx-internal-delay-ps".  I need to know if these properties are supported by the LS1043A MAC. https://www.kernel.org/doc/Documentation/devicetree/bindings/net/ethernet-controller.yaml rx-internal-delay-ps: description: RGMII Receive Clock Delay defined in pico seconds. This is used for controllers that have configurable RX internal delays. If this property is present then the MAC applies the RX delay. tx-internal-delay-ps: description: RGMII Transmit Clock Delay defined in pico seconds. This is used for controllers that have configurable TX internal delays. If this property is present then the MAC applies the TX delay. Re: LS1043A MAC-TO-MAC Connection internal RGMII delay Hello @timsalabim  Hope this email finds you well, You said on your last reply: "Since I cannot find any information how to activate the RGMII delay in the LS1043A MAC, I like to know if it is possible to set an internal RGMII delay if a MAC-to-MAC connection is used,". "Proper operation of the RGMII bus requires careful control of the timing relationship between clock and data signals. The LS1043A Data to clock input skew (at receiver) implies that PC board design will require clocks to be routed such that an additional trace delay of greater than 1.5 ns is added to the associated clock signal. Many PHY vendors already incorporate the necessary delay inside their device. If so, additional PCB delay is probably not needed. Try to use via as less as possible on RGMII interface traces to minimize the timing skew. Keep RGMII interface traces less than 6 inches long, minimizing the interface timing skew. It’s advised to keep the difference of the traces lengths less than 400 mils among the TX and the RX part. ". I would also like to recommend you to check the  section "7.6.1.5.3 Time-Stamp Delays for Supported Mode" from the QorIQ LS1043A Data Path Acceleration Architecture (DPAA) Reference Manual, Rev. 0". Have a great day. BR, Hector V
查看全文
[S32K144 EVB] 多个信号集中在一个引脚上 参考您的文档: [J2-19] 和 [J2-17] 的引脚同时为信号 [PTE10]&[ PTA3] 和 [PTE11]&[PTA2] 定义。 现在,我必须同时使用 [PTA2]、[PTA3]、[PTE10] 和 [PTE11] 端口。 我如何知道 [J2-19] 引脚的信号是 [PTE10] 还是 [PTA3]? J2-17] 引脚的信号是 [PTE11] 还是 [PTA2]? Re: [S32K144 EVB] Multiple signals concentrated on one pin Hi@CY9 您需要查看原理图来了解一切。 "DNP"->不填充
查看全文
[临阳][SE050E2]关于可靠性报告的询问 专家们好 客户是来自中国的江苏林洋能源,他们的最终应用是计量应用,现在他们希望获得有关 SE050E2 的可靠性报告,包括芯片的高低温、静电、振动等物理性能。 我们有这样的信息可以与客户分享吗? 感谢您的帮助! 顺祝商祺! 坎 Re: [Linyang][SE050E2]query about reliability report 嗨,Kan、 请看我附上的这张照片。 此致敬礼, Parth
查看全文
LS1043A MAC-TO-MAC 连接内部 RGMII 延迟 亲爱的恩智浦支持团队, 我有一位客户在定制基板上使用 LS1043A,在其中一个 RGMII 接口上通过 MAC 对 MAC 连接连接了 FPGA。 由于我找不到如何在 LS1043A MAC 中激活 RGMII 延迟的任何信息, ,我想知道如果使用 MAC 对 MAC 连接,是否有可能设置内部 RGMII 延迟,或者延迟必须通过在 PCB 上正确布线来完成。 问候 QorIQ LS1设备 Re: LS1043A MAC-TO-MAC Connection internal RGMII delay 你好@timsalabim 希望这篇文章对你有所帮助、 遗憾的是,从软件方面来说,这是不可能的。 非常感谢你的理解。 祝你愉快 BR、 赫克托五世 Re: LS1043A MAC-TO-MAC Connection internal RGMII delay 你好,赫克托, ,感谢你的详细答复,这对硬件设计很有帮助,我对基于软件的解决方案很感兴趣,因为我们的客户没有在他的印刷电路板上实现 RGMII 延迟。 我们的客户有 Mac 到 Mac 的连接,在远程设备上无法激活 RGMII 延迟,所以我想知道 LS10143A MAC 是否有可能做到这一点。 在 Linux 设备树中,可以使用 " phy-mode " 设备树属性 " rx-internal-delay-ps " 和 " tx-internal-delay-ps " 在 MAC 上添加 RGMII 延迟。 我需要知道 LS1043A MAC 是否支持这些属性。 https://www.kernel.org/doc/Documentation/devicetree/bindings/net/ethernet-controller.yaml rx-internal-delay-ps: description: RGMII Receive Clock Delay defined in pico seconds. This is used for controllers that have configurable RX internal delays. If this property is present then the MAC applies the RX delay. tx-internal-delay-ps: description: RGMII Transmit Clock Delay defined in pico seconds. This is used for controllers that have configurable TX internal delays. If this property is present then the MAC applies the TX delay. Re: LS1043A MAC-TO-MAC Connection internal RGMII delay 你好@timsalabim 希望这封邮件能给你带来好运、 您在最后一次回复中说 "由于我找不到如何在 LS1043A MAC 中激活 RGMII 延迟的任何信息, ,我想知道如果使用 MAC 对 MAC 连接,是否有可能设置内部 RGMII 延迟," 。 " RGMII 总线的正常运行需要仔细控制时钟和数据信号之间的时序关系。 LS1043A 数据到时钟输入偏差(在接收器处)意味着,PC 板设计将要求对时钟进行路由,以便在关联的时钟信号中增加大于 1.5 ns 的额外追踪延迟。许多 PHY 供应商已经在其设备中集成了必要的延迟。如果是这样,则可能不需要额外的 PCB 延迟。 尽量少在 RGMII 接口线路上使用 via,以最大限度地减少时序偏移。保持 RGMII 接口迹线长度小于 6 英寸,最大限度地减少接口时序偏移。 建议将 TX 和 RX 部分的迹线长度差保持在 400 密耳以内。". 我还想建议你查看 QorIQ LS1043A 数据路径加速架构 (DPAA) 参考手册修订版 0 " 中的 " 7.6.1.5.3 支持模式的时间戳延迟 " 部分。 祝您有美好的一天。 BR、 赫克托五世
查看全文