2161108_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2161108_ja-JP

2161108_ja-JP

OpenGL ES2.0をIMX6Qに移植するには?

私は、Linux3.14.52 バージョンを移植し、GPU カーネル モジュールのドライバを備えた imx6Q チップを持っています。現在、OpenGL ES2.0 を使用する必要がありますが、公式 NXP で適切なライブラリまたは事前コンパイルされたライブラリがまだ見つかりません。それを提供するのを手伝っていただけますか?ありがとう

Re: How to port OpenGL ES2.0 to IMX6Q?

こんにちは@mattie236

1週間休暇を取る予定なので、その間は返信できないかもしれません。お急ぎの場合は、新しいチケットを作成することもCAN。他の同僚もあなたをサポートします。ご理解いただきありがとうございます。

Re: How to port OpenGL ES2.0 to IMX6Q?

カーネル 3.14.52 を搭載した i.MX 6Q などの古い組み込み Linux システム用の適切なグラフィックス ライブラリを見つけるのは困難です。これは、ライブラリが独自のものであり、特定のボード サポート パッケージ (BSP) に関連付けられているためです。これらのファイルは公開再配布できないため、提供できません。最善の方法は、必要なユーザー空間ライブラリが含まれているため、カーネル バージョンに一致する公式 BSP を NXP のアーカイブまたはコミュニティ フォーラムで検索することです。あるいは、オープンソースの Etnaviv ドライバを検討することもできますが、その互換性と機能は古いカーネルでは異なる場合があります。

Re: How to port OpenGL ES2.0 to IMX6Q?

こんにちは@125672

添付ファイルの第3.3章を参照してください。

BR

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 06:01 PM
更新者: