Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
INJ1 and INJ3 waveforms differ on FRDMPKPT2000EVM – how to make them consistent? Hello everyone, I am currently working with the S32K144-Q100 board and FRDMPKPT2000EVM, running the S32K144_PT2000_EXAMPLE project to drive a Bosch HDEV 5.1 injector (1.5Ω, Peak & Hold type). The problem: INJ1 and INJ3 have different current waveforms. Both injectors are the same model and connected to the same type of load. What I have already tried: In the main function, I called send_single_PT2000_SPI_Cmd(WRITE, ch1_ctrl_reg_uc0, 0x00); and send_single_PT2000_SPI_Cmd(WRITE, ch1_ctrl_reg_uc1, 0x00); – no change in the waveform. I changed the value of flash_enable (address 0x100) in PT2000_ch1_config[20] to 0x0008 – still no change. My questions: What is the purpose of send_single_PT2000_SPI_Cmd(WRITE, ch1_ctrl_reg_uc0, 0x00);? Why do INJ1 and INJ2 have the same waveform, but INJ1 and INJ3 have different waveforms? What code do I need to add or modify to make INJ3 match INJ1? Any guidance would be greatly appreciated! Thanks in advance, D1ego PT2000 FRDMPKPT2000EVM  Re: INJ1 and INJ3 waveforms differ on FRDMPKPT2000EVM – how to make them consistent? Hello D1ego, The command send_single_PT2000_SPI_Cmd(WRITE, ch1_ctrl_reg_uc0, 0x00) only controls the microcore behavior (enable/reset/override). It does not define the injector current waveform, so no visible change is expected. In PT2000, injector outputs are controlled by microcores grouped into banks (with separate code/data RAM) → Different banks can run different current profiles. Please refer to the AN5186.  In the example project: INJ1 and INJ2 share the same bank/microcode → identical waveform INJ3 is assigned to a different bank → different waveform Therefore, the behavior is expected and not caused by a fault. To make INJ3 match INJ1: Ensure INJ3 uses the same configuration and microcode as INJ1: Copy the corresponding Data RAM configuration (PT2000_chX_config[]) Ensure the same microcode is loaded for that bank With Best Regards, Jozef
查看全文
FRDMPKPT2000EVM 上的 INJ1 和 INJ3 波形不同——如何使它们保持一致? 大家好, 我目前正在使用 S32K144-Q100 板和 FRDMPKPT2000EVM,运行 S32K144_PT2000_EXAMPLE 项目来驱动 Bosch HDEV 5.1 喷油器(1.5Ω,峰值保持型)。 问题: INJ1 和 INJ3 的电流波形不同。这两个喷油器是同一型号,并且连接到同一种负载。 我已经尝试过: 在主函数中,我调用了 send_single_PT2000_SPI_Cmd(WRITE, ch1_ctrl_reg_uc0, 0x00); 和 send_single_PT2000_SPI_Cmd(WRITE, ch1_ctrl_reg_uc1, 0x00); – 波形没有变化。 我将 PT2000_ch1_config[20] 中的 flash_enable(地址 0x100)的值更改为 0x0008 – 仍然没有变化。 我的问题: send_single_PT2000_SPI_Cmd(WRITE, ch1_ctrl_reg_uc0, 0x00); 的目的是什么? 为什么 INJ1 和 INJ2 的波形相同,而 INJ1 和 INJ3 的波形不同? 我需要添加或修改哪些代码才能使 INJ3 与 INJ1 匹配? 非常感谢您的指导! 提前感谢! D1ego PT2000 FRDMPKPT2000EVM Re: INJ1 and INJ3 waveforms differ on FRDMPKPT2000EVM – how to make them consistent? 你好 D1ego, 该命令 send_single_PT2000_SPI_Cmd(WRITE, ch1_ctrl_reg_uc0, 0x00) 仅控制微核行为(启用/RESET/覆盖)。 它不定义喷油器电流波形,因此预计不会有明显的改变。 在 PT2000 中,喷油器输出由分组到库中的微核控制(具有独立的代码/数据 RAM)。 → 不同的库可以运行不同的我的。请参考AN5186 。 在示例项目中: INJ1 和 INJ2 共享同一个库/微码 → 波形相同 INJ3 被分配到不同的库 → 不同的波形 因此,这种行为是预期之内的,并非故障所致。 使 INJ3 与 INJ1 匹配: 确保 INJ3 使用与 INJ1 相同的配置和微码: 复制相应的数据 RAM 配置(PT2000_chX_config[]) 确保为该银行加载相同的微码 最诚挚的问候, 约瑟夫
查看全文
RT1160 带有外部同步动态随机存取存储器(SDRAM)和 SRAM,以及等待引脚 我正在使用 RT1160,搭配外部 16 位 同步动态随机存取存储器(SDRAM) 和 16 位 SRAM(用于 FPGA 通信)。SRAM 接口配置为异步模式下的 SRAM 读/写操作,并带有等待引脚。我怀疑等待信号是否会与同步动态随机存取存储器(SDRAM)刷新时序冲突,从而导致一些问题。我们测试过,让代码在同步动态随机存取存储器(SDRAM)中运行,并在 SRAM 异步写入时让等待引脚保持低电平约 10 毫秒或更长时间,但有时会在大约 1 毫秒后结束,不知道为什么。 我们可以这样使用吗?或者说同时使用同步动态随机存取存储器(SDRAM)和SRAM设备会有一些限制吗?感谢您的帮助。 Re: RT1160 with external SDRAM and SRAM with wait pin 你好 你提到的“大约1毫秒后结束”指的是什么?SRAM 写入操作是返回错误,还是进入硬故障?这种情况发生的频率如何? 请问您能帮我测试一下以下功能吗? 1. 从内部存储器(不是 同步动态随机存取存储器(SDRAM))运行代码,并重复长时间异步 SRAM 写入。 2. 在仍然从内部存储器执行代码的情况下,再次运行相同的测试,但这次启用同步动态随机存取存储器(SDRAM)但使其处于空闲状态。 3. 按照你最初提到的方法运行测试,但要保持 SRAM 等待信号处于激活状态。 此外,能否在这些测试期间(包括上述提到的测试)检查以下内容? 能否在传输过程中监控 SRAM 信号? 能否分享一下每次测试的 SEMC INTR 寄存器值? 请告诉我你的结果。 此致, 巴勃罗
查看全文
ADC 的衰减器/多路复用器控制 你好。我们目前正在为定制的 i.MX8X 板开发固件。对于 ADC_IN0 - ADC_IN5,我们目前还不确定焊盘/多路复用器控制配置应该是什么,特别是对于 sw_config 字段。 如果我们将字段值设置为“默认”,它是否会自动将其配置为焊盘设置的复用模式(即)?自动调整到 ADC 与将其更改为 GPIO 相比如何? 将其设置为“默认值”是否是一个好的选择,或者对于 ADC 引脚是否有更好的字段选择? i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Re: Pad/Mux Control for ADC 你好, “默认”模式不适应多路复用模式,也不支持ADC。 对于 i.MX8X 上的 ADC 引脚,明确配置焊盘控制以禁用所有上拉/保持器,并最大限度地减少数字影响。 此致敬礼/Saludos, 阿尔多。
查看全文
FRDMPKPT2000EVMではINJ1とINJ3の波形が異なります。これらを一致させるにはどうすればよいでしょうか? こんにちは、みんな、 現在、S32K144-Q100ボードとFRDMPKPT2000EVMを使用して、S32K144_PT2000_EXAMPLEプロジェクトを実行し、Bosch HDEV 5.1インジェクター(1.5Ω、ピーク&ホールドタイプ)を駆動する作業を行っています。 問題点: INJ1とINJ3は異なる電流波形を持っています。両方のインジェクターは同じモデルで、同じ種類の負荷に接続されています。 私が既に試したこと: メイン関数で send_single_PT2000_SPI_Cmd(WRITE, ch1_ctrl_reg_uc0, 0x00); と send_single_PT2000_SPI_Cmd(WRITE, ch1_ctrl_reg_uc1, 0x00); を呼び出しましたが、波形に変化はありませんでした。 PT2000_ch1_config[20]のflash_enable(アドレス0x100)の値を0x0008に変更しましたが、変化はありませんでした。 私の質問: send_single_PT2000_SPI_Cmd(WRITE, ch1_ctrl_reg_uc0, 0x00); の目的は何ですか? INJ1とINJ2は同じ波形なのに、INJ1とINJ3は異なる波形を示すのはなぜですか? INJ3をINJ1と一致させるには、どのコードを追加または変更する必要がありますか? 何かアドバイスをいただければ大変ありがたいです! よろしくお願いいたします。 D1ego PT2000 FRDMPKPT2000EVM Re: INJ1 and INJ3 waveforms differ on FRDMPKPT2000EVM – how to make them consistent? こんにちは、D1egoさん。 コマンド send_single_PT2000_SPI_Cmd(WRITE, ch1_ctrl_reg_uc0, 0x00) マイクロコアの動作(有効化/リセット/オーバーライド)のみを制御します。 インジェクター電流の波形を定義していないため、目に見える変化は期待されません。 PT2000では、インジェクタ出力はバンクにまとめられたマイクロコアによって制御されており(コード/データRAMは別々です) →銀行によって異なる現在のプロファイルを運用できます。AN5186を参照してください。 サンプルプロジェクトでは: INJ1とINJ2は同じバンク/マイクロコードを共有しているため、波形が同一になります。 INJ3は別のバンクに割り当てられています → 波形が異なります したがって、この動作は想定内のものであり、故障によるものではありません。 INJ3をINJ1と一致させるには: INJ3がINJ1と同じ構成とマイクロコードを使用していることを確認してください。 対応するデータRAM構成(PT2000_chX_config[])をコピーします。 その銀行に対して同じマイクロコードがロードされていることを確認してください。 敬具、 ヨゼフ
查看全文
S32K311芯片 在配置uart时,简单的发送函数,每次都需要给控制板断电重新上电才能正常发送 S32K311芯片 在配置uart时,简单的发送函数,每次都需要给控制板断电重新上电才能正常发送,使用Lpuart_Uart_Ip_AsyncSend函数进行发送, Re: S32K311芯片 在配置uart时,简单的发送函数,每次都需要给控制板断电重新上电才能正常发送 Hi@Finnc 分享你的工程,我帮你检查下。 告知我你所使用的硬件,如果不是官方的EVB,告知我你的外部晶振频率是多少。 Re: S32K311芯片 在配置uart时,简单的发送函数,每次都需要给控制板断电重新上电才能正常发送 软件版本 S32DS 3.6.0  RTD 6.0.0,外部晶振20Mhz Finnc_1-1782090062838.png Re: S32K311芯片 在配置uart时,简单的发送函数,每次都需要给控制板断电重新上电才能正常发送 Hi@Finnc 我检查你提供的工程并且也测试了,我这里工作是正常的。
查看全文
IW610 - WLAN Activity Indicator Just a quick question, is there any GPIO pin/functionality which could be "misused" as WLAN activity indicator (blinking/toggling with WLAN traffic) to power a LED? There is no dedicated function for this as far as I could see and the idea to use the HOST WAKE UP functionality for it doesnt work, because it is only enabled when the host really is asleep. Re: IW610 - WLAN Activity Indicator Thank you, that is what I got from the documentation too, but wanted to ask if I had overlooked something. Falsely I believed the HOST WAKE UP could be misused because it can generate events for incoming data. But that GPIO signal is only available if the Host is actually asleep, so it's not usable either. Re: IW610 - WLAN Activity Indicator Hello, Hope you are doing well. There is no GPIO or alternate pin function intended to indicate general WLAN traffic/activity. The available GPIO functions are standard interfaces, coexistence signals, reset, and wake/interrupt signaling. The practical implementation would need to come from the host side (for example, software-driven LED control based on driver/network activity). Best Regards, Ricardo
查看全文
i.MX 93 CAN1 Muxing Documentation Mismatch Hello NXP Community, While going though some technical questions, we came across a MUX Mode mismatch between the current version of i.MX 93 Reference Manual and its older version. The CPU pad in question is PDM_STREAM0 (pin J17) for which the current Reference manual (Rev. 7, 2026-02-10) describes MUX Mode option 6 as CAN1_TX: voipacHW_0-1781789044248.png While the older version of reference manual (2023) as well as the current Config Tools for i.MX (v 26.03) shows CAN1_RX function instead: voipacHW_3-1781789377931.png voipacHW_2-1781789238035.png Would you be able to clarify this mismatch? Thank you, Martin Re: i.MX 93 CAN1 Muxing Documentation Mismatch Hi @voipacHW, After reviewing the changes in the document, I did not find any comments associated with the modification on that page. At this point, it appears to be a typographical error. I am currently waiting for confirmation from the internal team, but based on the available information, it is likely just a typo. Best regards, Chavira Re: i.MX 93 CAN1 Muxing Documentation Mismatch Hi @Chavira, Thank you for your reply. Yes, please let us know when you will get the confirmation from your colleagues. If the typo is confirmed, I'd suggest fixing it in the current Reference Manual. Thank you, Martin Re: i.MX 93 CAN1 Muxing Documentation Mismatch Hi @voipacHW, The internal team has confirmed that this is indeed a typo. Thank you for bringing it to our attention and for your observations. We appreciate your feedback, and the issue will be corrected in the next revision of the Reference Manual. Best regards, Chavira
查看全文
S32K388 FXOSC GM_SEL recommended values for 8/16/20/40 MHz crystals Hi NXP community, I am working on an S32K388 project and configuring the FXOSC (Fast Crystal Oscillator). I can see in the reference manual that GM_SEL selects the transconductance of the FXOSC amplifier, but I could not find a clear recommendation table mapping crystal frequency to GM_SEL value. Current configuration: Crystal: 16 MHz passive crystal GM_SEL = 12 (0xC, ~0.7016x) EOCV = 157 OSC_BYP = 0 (crystal mode) COMP_EN = 1 This works fine for 16 MHz. My question: I would like to support multiple crystal options: 8 MHz, 16 MHz, 20 MHz, and 40 MHz. Could anyone share the recommended GM_SEL values for each frequency? Or point me to an NXP application note or table that provides this guidance? Specifically: Is there a recommended GM_SEL value for each standard FXOSC frequency (8/16/20/40 MHz)? For a 20 MHz crystal, should GM_SEL be increased from 12 to 15 (maximum) for reliable oscillation? Does GM_SEL selection depend mainly on crystal frequency, ESR, load capacitance, or all of them? Any guidance or reference would be greatly appreciated. Best regards Re: S32K388 FXOSC GM_SEL recommended values for 8/16/20/40 MHz crystals Hi @xlele  In section 3.2 of the Hardware Design Guidelines for S32K3xx Microcontrollers, Rev. E2, included in the S32K3 MCUs for General Purpose Hardware Design Package, it is mentioned that “the crystal oscillator circuit provides a very safe and stable oscillation when GM > 5 × gmcrit”, and it also defines how gmcrit is calculated. Additionally, in section 11.4 of the S32K3xx Data Sheet, Rev. 14, for ALC disabled mode, a generic recommended setting of GM = 4'b0010 is provided. By last, if for example, according to the crystal specification a transconductance of G = 12 mA/V is required to determine the CTRL[GM_SEL] value: 12 mA = 18.5 mA × N N = 12 mA / 18.5 mA = 0.6486 The closest value supported by the register settings corresponds to CTRL[GM_SEL] = 1010b → 0.6681× BR, VaneB
查看全文
S32K388 ADC VREH Hello, I am using the S32K388 for my application. I would like to use the ADC of the chip to measure analog voltages. I supply the VDD_HV_A and VDD_HV_B with 3.3V, and usually I use a 2.5V high precision voltage reference for the reference voltage of ADC (when I use dedicated ADCs ICs). If possible I would like to still use the same voltage reference. When looking at the datasheet for the S32K388, I see that the VREFH needs to be between 2.97V and 5.5V (p20) and always VREFH <= VDD_HV_A. JulesW_0-1781795384342.png I also see that accuracy figures given on table 38 are valid for   VDD_HV_A - 1.5V >= VREHF >= VDD_HV_A + 0.1V  JulesW_1-1781795636960.png Do you confirm that I cannot use the 2.5V reference voltage for this purpose and that I need to find a reference of at least 3.0V for my application? Or with VREFH = 2.5V and VDD_HV = 3.3V I will be fine? Best regards, Jules Re: S32K388 ADC VREH Hi, that would be out of specification, as VREFH is limited to a minimum of 2.97 V according to the datasheet. As you wrote you need to find a reference of at least that specified minimum. Seems Note [5] in the datasheet will be valid for VDD_HV_A = 5V. BR, Petr Re: S32K388 ADC VREH VREFH ADC high reference voltage [1][6]    Min2.97    Typical3.3 or 5.0  Max5.5V VREFL  ADC low reference voltage [1]             -0.1               0                        0.1V If you put 2.5V for VREFH ADC high reference voltage, that mean the value is out of spec between 2.97V and 5.5V. The ADC function will fail
查看全文
IW610 - WLAN 活动指示器 请问一下,是否有任何 GPIO 引脚/功能可以被“误用”为 WLAN 活动指示器(随 WLAN 流量闪烁/切换)来为 LED 供电? 据我所见,没有专用的功能来实现这一点,而且使用主机唤醒功能的想法也行不通,因为它只有在主机真正处于睡眠状态时才会启用。 Re: IW610 - WLAN Activity Indicator 谢谢,我从文档中也看到了同样的内容,但我想问一下我是否遗漏了什么。 我错误地认为 HOST WAKE UP 可能会被滥用,因为它能够为传入的数据生成事件。但是,只有当主机处于睡眠状态时,该 GPIO 信号才可用,因此也无法使用。 Re: IW610 - WLAN Activity Indicator 你好, 希望你一切都好。没有 GPIO 或备用引脚功能用于指示一般的 WLAN 流量/活动。可用的 GPIO 功能包括标准接口、共存信号、RESET 和唤醒/中断信号。 实际实现需要来自主机端(例如,基于驱动器/网络活动的软件驱动的 LED 控制)。 顺祝商祺! 里卡多
查看全文
S32K388 FXOSC GM_SEL 8/16/20/40 MHz水晶発振器の推奨値 こんにちは、NXPコミュニティの皆さん、 私はS32K388プロジェクトに取り組んでおり、FXOSC(高速水晶発振器)の設定を行っています。リファレンスマニュアルにはFXOSCアンプのトランスコンダクタンスを選択するGM_SELが見られますが、クリスタル周波数をGM_SEL値にマッピングした明確な推奨表は見つかりませんでした。 現在の構成: 水晶発振子:16MHz受動水晶発振子 GM_SEL = 12 (0xC、~0.7016x) EOCV = 157 OSC_BYP = 0 (水晶発振モード) COMP_EN = 1 これは16MHzでは問題なく動作します。 質問です:複数のクリスタルオプションをサポートしたいです:8MHz、16MHz、20MHz、40MHzです。 どなたか、各周波数の推奨GM_SEL値を教えてもらえますか?あるいは、この指針を提供するNXPのアプリケーションノートや表を教えてもらえますか? 具体的には: 各標準FXOSC周波数(8/16/20/40MHz)ごとに推奨されるGM_SEL値はありますか? 20MHzの水晶発振器の場合、安定した発振を得るためには、GM_SELを12から15(最大値)に増やすべきでしょうか? GM_SEL選択は主に結晶周波数、ESR、静電容量、それともすべてに依存しますか? 何かご助言や参考資料をいただければ大変ありがたいです。 よろしくお願いいたします。 Re: S32K388 FXOSC GM_SEL recommended values for 8/16/20/40 MHz crystals こんにちは、 @xlele S32K3 MCUの汎用ハードウェア設計パッケージに含まれるS32K3xxマイクロコントローラのハードウェア設計ガイドラインRev. E2のセクション3.2には、「クリスタル発振回路はGMが5× gmcrit>時に非常に安全かつ安定した発振を提供する」と記されており、GMがGM計算方法も定義しています。 さらに、S32K3xxデータシート、Rev.14のセクション11.4では、ALC無効モードの場合、GM = 4'b0010という一般的な推奨設定が提供されています。 最後に、例えば、結晶の仕様によれば、CTRL[GM_SEL]値を決定するためにG = 12 mA/Vの相互コンダクタンスが必要な場合: 12 mA = 18.5 mA × N N = 12 mA / 18.5 mA = 0.6486 レジスタ設定でサポートされている最も近い値は、CTRL[GM_SEL] = 1010b → 0.6681× に対応します。 BR、VaneB
查看全文
When configuring the S32K311 chip's UART, even with simple transmit functions, the control board needs to be powered off and then powered on again each time for it to transmit correctly. When configuring the S32K311 chip's UART, the simple send function requires power cycling through the control board each time it needs to send data correctly. Using the Lpuart_Uart_Ip_AsyncSend function for sending data is preferable. Re: S32K311芯片 在配置uart时,简单的发送函数,每次都需要给控制板断电重新上电才能正常发送 Hi@ Finnc Share your project details, and I'll check it for you. Please tell me the hardware you are using. If it is not an official EVB, please tell me the frequency of your external crystal oscillator. Re: S32K311芯片 在配置uart时,简单的发送函数,每次都需要给控制板断电重新上电才能正常发送 Hi@ Finnc I checked the project you provided and tested it; it works fine on my end. Re: S32K311芯片 在配置uart时,简单的发送函数,每次都需要给控制板断电重新上电才能正常发送 Software version S32DS 3.6.0 RTD 6.0.0, external crystal oscillator 20MHz Finnc_1-1782090062838.png
查看全文
Grow a Garden 2 Movement Guide: How to Walk Faster Instantly If you have spent any decent amount of time grinding in Roblox Grow a Garden 2, you already know the pain of moving at a snail's pace. When a rare mutation event triggers and you need to secure those seeds before anyone else, or when a greenhouse thief is trying to swipe your hard work, every second counts. Navigating those massive plots can feel like a massive chore if you are stuck at base speed. Fortunately, you do not have to settle for the default walk cycle. Whether you want a permanent passive buff, a quick consumable sprint, or a hilarious physics glitch to launch yourself across the map, here is exactly how to maximize your movement speed instantly. Permanent Speed Boosts: The Bunny Stack Strategy If you want a reliable, permanent upgrade to your baseline speed, you need to dive into the game’s pet system. The undisputed kings of passive speed are Bunny pets. Each active Bunny pet you equip gives you a flat +5 Walk Speed bonus. When you first start out, the game allows you to equip up to three pets simultaneously. By stacking a full squad of three Bunnies right off the bat, you instantly gain a +15 speed bonus, completely changing how fast you cover ground. Getting your hands on these little speed demons comes down to two main methods: Keep an eye on the map. Bunnies randomly spawn in the world, and you can buy them outright for 20,000 Sheckles. Try your luck at the gacha. You can hatch them from a Common Egg, which features a pretty generous 30% hatch rate. Once you have your squad assembled, you can push your passive movement caps even higher by applying Pet Toys to your equipped Bunnies, which further enhances their baseline stats. Temporary Speed Boosts: Mushrooms and Teleportation Sometimes you do not need permanent speed; you just need an immediate, aggressive burst of velocity to chase down an intruder or sprint to the shop before a timer runs out. That is where gear and consumables come into play. Speed Mushrooms: For a quick fix, head over to the Gear Store and pick up some Speed Mushrooms for 1,500 Sheckles. Consuming one gives you a massive velocity boost for a short duration, perfect for clutch situations. Teleporter Wrench: If you have some cash to burn, save up 18,000 Sheckles for the Teleporter Wrench at the Gear Store. This legendary item lets you completely bypass the act of walking altogether by letting you instantly blink a short distance forward. The Fun Alternative: The Celestberry Physics Glitch If you are low on Sheckles but still want to move at hyper-speed, you can exploit a structural physics glitch carried over from the original game. It takes a little bit of setup, but the results are ridiculous. First, you need to grow a massive plant. A Celestberry works perfectly for this, though any high-tier, heavy plant like Bamboo will do. To super-size it, group multiple Basic and Advanced Sprinklers closely around the plant until it grows to a massive weight, ideally around 12 to 14 kg. Once your mega-plant is fully grown, harvest it and equip it directly into your hand. To trigger the launch, switch your camera view into first-person. Face completely away from your intended destination, hold down your backward movement key, turn on Shift Lock, and continuously tap your jump key. Because of the bizarre collision geometry of the giant fruit interacting with your character model, the game physics will break, violently flinging you backward across the map at insane speeds. Whether you choose to build a dedicated Bunny army, stock up on mushrooms, or fling yourself across the zone with a giant berry, there is no reason to suffer through slow walk speeds anymore. Pick the method that fits your budget and start zooming around your plot.
查看全文
《种植花园2》运动指南:如何立即提高步行速度 如果你在 Roblox Grow a Garden 2 中花费了相当多的时间,你肯定已经体会过那种蜗牛般缓慢前进的痛苦。当罕见的变异事件触发信号,你需要抢在其他人之前获得这些种子,或者当温室窃贼试图偷走你的劳动成果时,每一秒都至关重要。如果速度被限制在基础速度,那么探索这些庞大的地图会感觉像是一项艰巨的任务。 幸运的是,你不必局限于默认的行走循环。无论你是想要永久被动增益、快速消耗冲刺,还是利用搞笑的物理漏洞把自己弹射到地图的另一端,这里都详细介绍了如何立即最大化你的移动速度。 永久加速:兔子堆叠策略 如果你想可靠、永久地提升你的基础速度,你需要深入了解游戏中的宠物系统。被动速度之王当属兔子宠物。 每装备一只活跃的兔子宠物,即可获得 +5 行走速度加成。游戏初期,玩家最多可以同时装备三只宠物。一开始就组建一支由三只兔子组成的完整队伍,你就能立即获得 +15 的速度加成,彻底改变你行进的速度。 想要入手这些速度小恶魔主要有两种方法: 密切关注地图。兔子会在世界各地随机出现,你可以花 20,000 谢克尔直接购买它们。 试试扭蛋的运气吧。你可以从普通蛋中孵化它们,普通蛋的孵化率相当高,为 30%。 组建好队伍后,你可以给装备了宠物玩具的兔子佩戴,进一步提升它们的被动移动上限,从而增强它们的基础属性。 临时加速手段:蘑菇和传送 有时你不需要持续的速度;你只需要立即爆发出惊人的速度去追赶入侵者,或者在计时器归零前冲到商店。这就需要用到装备和消耗品了。 速度蘑菇:想要快速提升速度,可以前往装备商店,花费 1,500 谢克尔购买一些速度蘑菇。服用一粒即可在短时间内大幅提升速度,非常适合关键时刻使用。 传送扳手:如果你钱多得没处花,那就攒够 18,000 谢克尔去装备商店购买传送扳手吧。这件传奇物品可以让你完全跳过行走这一行动,瞬间向前闪现一小段距离。 有趣的替代方案:Celestberry 物理故障 如果你谢克尔币不多,但仍然想以超高速移动,你可以利用从原版游戏中继承下来的结构物理漏洞。虽然需要一些前期准备工作,但结果令人难以置信。 首先,你需要种植一株巨大的植物。虽然任何高级、重型植物(如竹子)都可以,但用天青树做植物就非常合适。为了让它长得更大,可以在植物周围紧密地放置多个基础型和高级型喷水器,直到它长到非常重,理想情况下达到 12 到 14 公斤左右。 当你的巨型植物完全成熟后,收获它并直接装备到你的手中。 要触发信号,用上市,请将相机视角切换到第一人称视角。完全背对目的地,按住后退键,打开 Shift Lock,然后连续 TAP 跳跃键。由于巨型水果与你的角色模型相互作用时产生了奇异的碰撞几何形状,游戏物理引擎将会崩溃,将你以疯狂的速度猛烈地向后抛出地图的另一端。 无论你是选择组建一支专用的兔子军队,囤积蘑菇,还是用一颗巨大的浆果把自己弹射到地图的另一端,你都不必再忍受缓慢的行走速度了。选择适合您预算的方法,然后开始在您的地块上快速行驶。
查看全文
i.MX 93 CAN1 多工化ドキュメントの不一致 こんにちは、NXPコミュニティの皆さん、 技術的な質問をしているうちに、現行版の i.MX 93リファレンスマニュアルと旧版の間にMUXモードの不一致があることに気づきました。 問題のCPUパッドはPDM_STREAM0(ピンJ17)で、現在のリファレンスマニュアル(Rev.7、2026-02-10)では、MUXモードオプション6をCAN1_TXと説明しています。 voipacHW_0-1781789044248.png 一方、古いリファレンスマニュアル(2023年版)や現在のConfig Tools for i.MX(バージョン26.03)では、代わりにCAN1_RX機能が表示されています: voipacHW_3-1781789377931.png voipacHW_2-1781789238035.png この不一致についてご説明いただけますか? ありがとう、 マーティン Re: i.MX 93 CAN1 Muxing Documentation Mismatch こんにちは、 @voipacHW さん。 文書の変更点を確認しましたが、そのページには変更内容に関連するコメントは見当たりませんでした。現時点では、これはタイプミスであると思われます。 現在、社内チームからの確認を待っているところですが、入手可能な情報に基づくと、単なるタイプミスである可能性が高いです。 よろしくお願いします、 チャビラ Re: i.MX 93 CAN1 Muxing Documentation Mismatch こんにちは、 @Chavira さん。 お返事ありがとうございます。 はい、同僚からの確認が取れ次第、お知らせください。 もし誤字が確認できれば、現在のリファレンスマニュアルで修正することをお勧めします。 ありがとう、 マーティン Re: i.MX 93 CAN1 Muxing Documentation Mismatch こんにちは、 @voipacHW さん。 社内チームは、これが確かにタイプミスであることを確認しました。 ご指摘いただき、またご意見をいただきありがとうございます。感謝しています フィードバックをいただくと、次回のリファレンスマニュアル改訂で問題が修正されます。 よろしくお願いします、 チャビラ
查看全文
ADC用パッド/マルチプレクサ制御 こんにちは。現在、カスタムi.MX8Xキャリアボード用のファームウェアを開発中です。ADC_IN0~ADC_IN5については、特にsw_configフィールドに関して、パッド/マルチプレクサの制御設定をどうすべきか、現時点では不明です。 フィールド値を「デフォルト」に設定すると、パッドに設定されているmuxモードに自動的に設定されますか(つまり、自動的にADCに調整されるのと、GPIOに変更した場合とを比較するとどうでしょうか? ADCピンの設定を「デフォルト」にするのは良い選択でしょうか、それとももっと適切なフィールド選択方法がありますか? i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Re: Pad/Mux Control for ADC こんにちは、 「デフォルト」は多重化モードに対応しておらず、ADCにも対応していません。 i.MX8XのADCピンについては、パッド制御を明示的に設定して、すべてのプル/キーパーを無効にし、デジタルの影響を最小限に抑えてください。 よろしくお願いいたします。 アルド。
查看全文
S32K311チップのUARTを設定する際、単純な送信機能であっても、正しく送信するためには、制御基板の電源を毎回オフにしてから再度オンにする必要があります。 S32K311チップのUARTを設定する際、単純な送信機能では、データを正しく送信するために、制御基板の電源を毎回オン/オフする必要があります。データ送信には、Lpuart_Uart_Ip_AsyncSend関数を使用することをお勧めします。 Re: S32K311芯片 在配置uart时,简单的发送函数,每次都需要给控制板断电重新上电才能正常发送 こんにちは、フィンクさん プロジェクトの詳細を教えていただければ、私が確認いたします。 使用しているハードウェアを教えてください。公式のEVBでない場合は、外部水晶発振器の周波数を教えてください。 Re: S32K311芯片 在配置uart时,简单的发送函数,每次都需要给控制板断电重新上电才能正常发送 ソフトウェアバージョン S32DS 3.6.0RTD 6.0.0、外部水晶発振器 20MHz Finnc_1-1782090062838.png Re: S32K311芯片 在配置uart时,简单的发送函数,每次都需要给控制板断电重新上电才能正常发送 こんにちは、フィンクさん ご提供いただいたプロジェクトを確認し、テストしてみました。私の環境では問題なく動作しました。
查看全文
NXP releases (MCAL, SDK, NBU) Hello, As we discussed in the call, please see below the list of NXP KW45 releases: NXP_KW45_MCAL_4.3_RTM_1.0.8 - NBU Release - 1.9.23.4, cdd_ble_component rtm_1_0_9   https://community.nxp.com/t5/Marquardt-KW3x/NBU-CDD-library-release-NBU-version-1-9-23-4-cdd-ble-component/ta-p/2383134  NBU Version 1.9.23.4 (kw45b41_nbu_ble_1.9.23.4_20260605) SDK release 25.06.00 NXP_KW45_MCAL_4.3_RTM_1.0.8 - NBU Release - 1.9.23.2   https://community.nxp.com/t5/Marquardt-KW3x/NBU-release-NXP-KW45-MCAL-4-3-RTM-1-0-8-NBU-Release-1-9-23-2/ta-p/2326071  NBU Version 1.9.23.2 (kw45b41_nbu_ble_1.9.23.2_20260127) SDK release 25.06.00 NXP_KW45_MCAL_4.3_RTM_1.0.8 - NBU Release - 1.9.23.0   https://community.nxp.com/t5/Marquardt-KW3x/MCAL-Release-NXP-KW45-MCAL-4-3-RTM-1-0-8/ta-p/2171146  NBU Version 1.9.23.0 (kw45b41_nbu_ble_1.9.23.0_20250627) KW45 Early Access - Home (sharepoint.com)  SDK release 25.06.00 NXP_KW45_MCAL_4.3_RTM_1.0.7 - NBU Release - 1.9.14.4 MCAL release Community link: https://community.nxp.com/t5/Marquardt-KW3x/MCAL-RTM-1-0-7-NBU-Release-NBU-version-1-9-14-4/ta-p/2017789 NBU Version 1.9.14.4 (kw45b41_nbu_ble_1.9.14.4_20241220) KW45 Early Access - Home (sharepoint.com)  SDK release 2.16.100 NXP_KW45_MCAL_4.3_RTM_1.0.7 - NBU Release - 1.9.14.1 MCAL release Community link: https://community.nxp.com/t5/Marquardt-KW3x/MCAL-Release-NXP-KW45-MCAL-4-3-RTM-1-0-7-NBU-1-9-14-1/ta-p/1974166  NBU Version 1.9.14.1 (kw45b41_nbu_ble_1.9.14.1_20241030) KW45 Early Access - Home (sharepoint.com)  SDK release 2.16.100 NXP_KW45_MCAL_4.3_RTM_1.0.6 - NBU Release - 1.9.14.0 MCAL release Community link: https://community.nxp.com/t5/Marquardt-KW3x/NBU-Release-NBU-version-1-9-12-7-for-RTM1-04-and-RTM1-0-5/ta-p/1871915  NBU Version 1.9.14.0 (kw45b41_nbu_ble_1.9.14.0_20240712) KW45 Early Access - Home (sharepoint.com)  SDK release 2.16.000 NXP_KW45_MCAL_4.3_RTM_1.0.4/1.0.5 - NBU Release - 1.9.12.13 + BLE host libraries (1.8.17.5) MCAL release Community link: https://community.nxp.com/t5/Marquardt-KW3x/MCAL-RTM-1-0-4-NBU-amp-Host-Libraries-Release-NBU-version-1-9-12/ta-p/2015139  NBU Version 1.9.12.13 (kw45b41_nbu_ble_1.9.12.13_20241216) KW45 Early Access - Home (sharepoint.com)  SDK release 2.12.7 NXP_KW45_MCAL_4.3_RTM_1.0.4/1.0.5 - NBU Release - 1.9.12.9 + BLE host libraries (1.8.17.3) MCAL release Community link: https://community.nxp.com/t5/Marquardt-KW3x/NBU-Release-amp-BLE-Host-Libraries-NBU-version-1-9-12-9-for-RTM1/ta-p/1891371  NBU Version 1.9.12.9 (kw45b41_nbu_ble_1.9.12.9_20240607) KW45 Early Access - Home (sharepoint.com)  SDK release 2.12.7 NXP_KW45_MCAL_4.3_RTM_1.0.4/1.0.5 - NBU Release - 1.9.12.7 MCAL release Community link: https://community.nxp.com/t5/Marquardt-KW3x/NBU-Release-NBU-version-1-9-12-7-for-RTM1-04-and-RTM1-0-5/ta-p/1871915  NBU Version 1.9.12.7 (kw45b41_nbu_ble_1.9.12.7_20240523) KW45 Early Access - Home (sharepoint.com)  SDK release 2.12.7 NXP_KW45_MCAL_4.3_RTM_1.0.5 - NBU Release - 1.9.12.3 MCAL release Community link: https://community.nxp.com/t5/Marquardt-KW3x/MCAL-Release-NXP-KW45-MCAL-4-3-RTM-1-0-5/ta-p/1867995  NBU Version 1.9.12.3 (kw45b41_nbu_ble_1.9.12.3_20240205) KW45 Early Access - Home (sharepoint.com)  SDK release 2.12.7 NXP_KW45_MCAL_4.3_RTM_1.0.4 - NBU Release - 1.9.12.3 MCAL release Community link: [MCAL Release] NXP_KW45_MCAL_4.3_RTM_1.0.4 - NXP Community NBU Version 1.9.12.3 (kw45b41_nbu_ble_1.9.12.3_20240205) KW45 Early Access - Home (sharepoint.com)  SDK release 2.12.7 NXP_KW45_MCAL_4.3_RTM_1.0.3 - NBU Release - 1.9.11.1 MCAL release Community link: [MCAL Release] NXP_KW45_MCAL_4.3_RTM_1.0.3 - NXP Community NBU Version 1.9.11.1 (kw45b41_nbu_ble_1.9.10.0_20230721) KW45 Early Access - Home (sharepoint.com)  NXP_KW45_MCAL_4.3_RTM_1.0.2 - NBU Release - 1.9.10.8 MCAL release Community link: https://community.nxp.com/t5/Marquardt-KW3x/MCAL-4-3-RTM1-0-2-NBU-Release-kw45b41-nbu-ble-1-9-10-8/ta-p/1779168  NBU Version 1.9.10.8 (kw45b41_nbu_ble_1.9.10.8_20231221.zip) KW45 Early Access - Home (sharepoint.com)  SDK release - NXP_KW45_MCAL_4.3_RTM_1.0.2 - NBU Release - 1.9.10.7 MCAL release Community link: https://community.nxp.com/t5/Marquardt-KW3x/MCAL-4-3-RTM1-0-2-NBU-Release-kw45b41-nbu-ble-1-9-10-7/ta-p/1771606  NBU Version 1.9.10.7 (kw45b41_nbu_ble_1.9.10.7_20231208.zip) KW45 Early Access - Home (sharepoint.com)  SDK release - NXP_KW45_MCAL_4.3_RTM_1.0.2 - NBU Release - 1.9.10.5 MCAL release Community link: https://community.nxp.com/t5/Marquardt-KW3x/MCAL-4-3-RTM1-0-2-NBU-release-kw45b41-nbu-ble-1-9-10-5/ta-p/1732042  NBU Version 1.9.10.5 SDK release SDK 2.12.5. Equivalent to NXP_KW45_MCAL_4.3_RTM_1.0.2 https://mcuxpresso.nxp.com/  NXP_KW45_MCAL_4.3_RTM_1.0.2 MCAL release Community link: https://community.nxp.com/t5/Marquardt-KW3x/MCAL-Release-NXP-KW45-MCAL-4-3-RTM-1-0-2/ta-p/1694174  NBU Version 1.9.10 SDK release SDK 2.12.5. Equivalent to NXP_KW45_MCAL_4.3_RTM_1.0.2 https://mcuxpresso.nxp.com/ Internal Name MR2 NXP_KW45_MCAL_4.3_RTM_1.0.1 MCAL release Community link: https://community.nxp.com/t5/Marquardt-KW3x/MCAL-Release-NXP-KW45-MCAL-4-3-RTM-1-0-1/ta-p/1663509 NBU Version 1.9.5  SDK release SDK 2.12.4. Equivalent to NXP_KW45_MCAL_4.3_RTM_1.0.1 https://mcuxpresso.nxp.com/ Internal Name MR1 QP1 XP_KW45_MCAL_4.3_RTM_1.0.0 - NBU Release - 1.9.9.4 MCAL release Community link: https://community.nxp.com/t5/Marquardt-KW3x/MCAL-4-3-RTM1-0-0-NBU-release-kw45b41-nbu-ble-1-9-9-4/ta-p/1737586  NBU Version 1.9.9.4 SDK release SDK 2.12.2. Equivalent to NXP_KW45_MCAL_4.3_RTM_1.0.0 https://mcuxpresso.nxp.com/    KW45_MCAL4.3_RTM_1.0.0_QPATCH_3 MCAL release Community link: [MCAL RFP NBU Qualified Patch 3] KW45_MCAL4.3_RFP_... - NXP Community NBU Version 1.9.3 NEW SDK release SDK 2.12.2. Equivalent to KW45_MCAL4.3_RFP. https://mcuxpresso.nxp.com/ Internal Name RFP QP3 KW45_MCAL4.3_RTM_1.0.0_QPATCH_2 MCAL release Community link: [MCAL RFP NBU Qualified Patch 2] KW45_MCAL4.3_RFP_... - NXP Community NBU Version 1.9.4 NEW SDK release SDK 2.12.2. Equivalent to KW45_MCAL4.3_RFP. https://mcuxpresso.nxp.com/ Internal Name RFP QP2 MCAL4.3_PRC_0.6.1_QPATCH MCAL release MCAL4.3_PRC_0.6.1 : Same as PRC 0.6.1 Community link: [MCAL PRC 0.6.1 NBU Qualified Patch] KW45_MCAL4.3_... - NXP Community cdd_ble_component library: Same as PRC 0.6.1 NBU Version 1.8.13    (KW45 Early access Sharepoint - kw45b41_nbu_ble_hosted_1.8.13_20230317.zip) SDK release Same as PRC 0.6.1 Internal Name kw45b41_nbu_ble_hosted_1.8.13 KW45_MCAL4.3_RTM_1.0.0_QPATCH MCAL release Community link: [MCAL RFP Qualified Patch] KW45_MCAL4.3_RFP_QPATCH - NXP Community NBU Version 1.9.1 KW45 Early Access - Home (sharepoint.com)  kw45b41_nbu_ble_hosted_1.9.1_20230210.zip SDK release SDK 2.12.2. Equivalent to KW45_MCAL4.3_RFP. https://mcuxpresso.nxp.com/ Internal Name RFP QP1 KW45_MCAL4.3_RTM_1.0.0 MCAL release KW45_MCAL4.3_RTM1.0.0 https://mcuxpresso.nxp.com/download/c53c540c7b9a02f188b47f10332e345b Community link: [MCAL Release] KW45_MCAL4.3_RFP - NXP Community cdd_ble_component_library: https://mcuxpresso.nxp.com/download/0558d76f71d8f7890ae4f613ada9e8c3 NBU Version 1.9.0 KW45 Early Access - Home (sharepoint.com)  kw45b41_nbu_ble_hosted_1.9.0_20221216.zip SDK release SDK 2.12.2. Equivalent to KW45_MCAL4.3_RFP. https://mcuxpresso.nxp.com/ Internal Name RFP MCAL4.3_PRC_0.6.2 MCAL release MCAL4.3_PRC_0.6.2 https://mcuxpresso.nxp.com/download/c53c540c7b9a02f188b47f10332e345b Community link: [MCAL Release] KW45_MCAL4.3_PRC_0.6.2 - NXP Community cdd_ble_component_library: https://mcuxpresso.nxp.com/download/fa0096a6d7d27d931ed31efd31143934 NBU Version 1.8.12  KW45 Early Access - Home (sharepoint.com) (kw45b41_nbu_ble_hosted_1.8.12_20221110.zip) SDK release SDK 2.12.0. Same as MCAL4.3_PRC_0.6.0. https://mcuxpresso.nxp.com/ Internal Name PRC 3.2     MCAL4.3_PRC_0.6.1 MCAL release MCAL4.3_PRC_0.6.1 https://mcuxpresso.nxp.com/download/050648acde1353ae305f9d6be3cb8ecd Community link: [MCAL Release] KW45_MCAL4.3_PRC_0.6.1 - NXP Community cdd_ble_component library: https://mcuxpresso.nxp.com/download/f7414559019c10c1f0e5ed0f14d0e368 NBU Version 1.8.11. Same as MCAL4.3_PRC_0.6.0. (KW45 Early access Sharepoint - kw45b41_nbu_ble_hosted_1.8.11_20220916.zip) SDK release SDK 2.12.0. Same as MCAL4.3_PRC_0.6.0. https://mcuxpresso.nxp.com/ Internal Name PRC 3.1   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  MCAL4.3_PRC_0.6.0 MCAL release MCAL4.3_PRC_0.6.0 https://mcuxpresso.nxp.com/download/b8be34921fac89be30ac2f270d0b2572 Community link: https://community.nxp.com/t5/Marquardt-KW3x/MCAL-Release-KW45-MCAL4-3-PRC-0-6-0/ta-p/1524004  NBU Version 1.8.11 (KW45 Early access Sharepoint - kw45b41_nbu_ble_hosted_1.8.11_20220916.zip) SDK release SDK 2.12.0 https://mcuxpresso.nxp.com/ Internal Name PRC 3.0   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MCAL4.3_PRC_0.5.1 MCAL release MCAL4.3_PRC_0.5.1 https://mcuxpresso.nxp.com/download/fa05fa1903a9459667d03950e4543440 Community link: https://community.nxp.com/t5/Marquardt-KW3x/MCAL-Release-KW45-MCAL4-3-PRC-0-5-1/ta-p/1491059  NBU Version 1.8.10 (KW45 Early access Sharepoint - kw45b41_nbu_ble_hosted_1.8.10_20220711) SDK release Not applicable - only updated the MCAL release  SDK 2.11.4 https://mcuxpresso.nxp.com/ Internal Name PRC 2.1   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MCAL4.3_PRC_0.5.0 MCAL release MCAL4.3_PRC_0.5.0 https://mcuxpresso.nxp.com/download/ac7f55a6cd1e2f54becf20bed09adda0  Community link: https://community.nxp.com/t5/Marquardt-KW3x/MCAL-Release-KW45-MCAL4-3-PRC-0-5-0/ta-p/1487460 NBU Version 1.8.10 (KW45 Early access Sharepoint - kw45b41_nbu_ble_hosted_1.8.10_20220711) SDK release SDK 2.11.4 https://mcuxpresso.nxp.com/ Internal Name PRC 2.0   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MCAL_4.3_PRC_0_4_1 MCAL release MCAL_4.3_PRC_0_4_1 https://mcuxpresso.nxp.com/download/8fd26a41a95246d1e301b418e27bf93b Community link: https://community.nxp.com/t5/Marquardt-KW3x/MCAL-Release-NXP-KW45B41Z-MCAL-4-3-PRC-0-4-1/m-p/1459050 NBU Version 1.8.7 (KW45 Early access Sharepoint - kw45b41_nbu_ble_hosted_1.8.7_20220429) SDK release SDK 2.11.2 https://mcuxpresso.nxp.com/ Internal Name PRC 1.1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MCAL_4.3_PRC_0_4_0 MCAL release MCAL_4.3_PRC_0_4_0 https://mcuxpresso.nxp.com/download/cf051d7abecbf716a946a58fabd9913f NBU Version 1.8.7 (KW45 Early access Sharepoint - kw45b41_nbu_ble_hosted_1.8.7_20220429) SDK release SDK 2.11.1 https://mcuxpresso.nxp.com/ Internal Name PRC 1.0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MCAL_4.3_PRC_0_3_1 MCAL release MCAL_4_3_EAR_0_3_1 Community link: https://community.nxp.com/t5/Marquardt-KW3x/MCAL-Release-NXP-KW45B41Z-MCAL-4-3-EAR-0-3-1/ta-p/1428523 NBU Version 1.8.6 (KW45 Early access Sharepoint - kw45b41_nbu_ble_hosted_1.8.6_20220310.zip) SDK release SDK 2.10.4 https://mcuxpresso.nxp.com/ Internal Name EAR3.0
查看全文
LPC5504: SPI via FLEXCOMM2/5 Hello, we would like to use SPI via FLEXCOMM5, but we have found conflicting information between the datasheet, reference manual, configurator, and community posts. From the documentation, SPI appears to be supported in some places: The datasheet lists SPI functionality on the FLEXCOMM5 pins: mme255_0-1781790955442.png The datasheet also refers to FLEXCOMM0–FLEXCOMM7 under SPI: mme255_1-1781791008935.png The reference manual states that SPI is available on all FLEXCOMM interfaces: mme255_4-1781791319751.png However, other sources suggest that SPI may not be supported on FLEXCOMM5: The configurator does not allow an SPI peripheral to be assigned to FLEXCOMM5: mme255_3-1781791035223.png The relevant table in the reference manual does not explicitly list SPI support for FLEXCOMM5: mme255_5-1781791439888.png I also found this NXP Community post, which says SPI is not available on FLEXCOMM5 due to missing SSEL pins: Support of SPI in FlexComm5 in LPC55S06 - NXP Community Could you clarify whether SPI can actually be used on FLEXCOMM5? Specifically, if we manually control the slave-select signal using a GPIO instead of a hardware SSEL pin, is it possible to use FLEXCOMM5 as an SPI interface at the hardware level? If it is possible from a hardware perspective, what SDK changes would be required to enable this? Also, are there any plans to officially support SPI on FLEXCOMM5 through the SDK in a future release? Thank you. LPC55xx Peripherals Re: LPC5504: SPI via FLEXCOMM2/5 Hi @mme255, Thank you for your post! The FlexComm 2 and FlexComm 5 instances on the LPC550x family do not support SPI. These FlexComm can still be used with other communication interfaces without any issues. Apologize the inconvenience this may cause. Re: LPC5504: SPI via FLEXCOMM2/5 Hi Carlos, thank you for the clarification and quick response. Best regards
查看全文