2382805_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2382805_ja-JP

2382805_ja-JP

S32K311チップのUARTを設定する際、単純な送信機能であっても、正しく送信するためには、制御基板の電源を毎回オフにしてから再度オンにする必要があります。

S32K311チップのUARTを設定する際、単純な送信機能では、データを正しく送信するために、制御基板の電源を毎回オン/オフする必要があります。データ送信には、Lpuart_Uart_Ip_AsyncSend関数を使用することをお勧めします。

Re: S32K311芯片 在配置uart时,简单的发送函数,每次都需要给控制板断电重新上电才能正常发送

こんにちは、フィンクさん

プロジェクトの詳細を教えていただければ、私が確認いたします。

使用しているハードウェアを教えてください。公式のEVBでない場合は、外部水晶発振器の周波数を教えてください。

Re: S32K311芯片 在配置uart时,简单的发送函数,每次都需要给控制板断电重新上电才能正常发送

ソフトウェアバージョン S32DS 3.6.0RTD 6.0.0、外部水晶発振器 20MHz

Finnc_1-1782090062838.pngFinnc_1-1782090062838.png


Re: S32K311芯片 在配置uart时,简单的发送函数,每次都需要给控制板断电重新上电才能正常发送

こんにちは、フィンクさん

ご提供いただいたプロジェクトを確認し、テストしてみました。私の環境では問題なく動作しました。


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-23-2026 02:36 AM
Updated by: