Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32 プラットフォーム v.3.4 用 S32 Design Studio期限切れ 私のS32 Design Studio for S32 プラットフォーム v.3.4期限切れ 私のアクティベーションコードのライセンスを延長してもらえますか? S32 Design Studio バージョン v.3.4 注文番号S32DS-3-4_185403757 発注番号 ライセンス総数: 101 アクティベーションコード237C-51D8-7E4E-D0C3 ご返信よろしくお願いします。 Re: S32 Design Studio for S32 Platform v.3.4 Expired こんにちは、 お客様のS32DSライセンスが延長されました。
View full article
Generating a 4.9 MHz Clock/PWM Output on S32Z280 using eMIOS or GTM Hello NXP Team, I am working on an S32Z280 EVB using S32DS and RTD 2.0.1 My requirement is to generate a continuous output clock/square wave of approximately 4.9 MHz on an external pin. I initially tried using eMIOS PWM with the following configuration: MCU: S32Z280 RTD Version: 2.0.1 eMIOS Instance: eMIOS_1 Channel: CH4 Mode: OPWFMB Timebase: EMIOS_PWM_IP_BUS_INTERNAL PeriodCount: 100 DutyCycle: 50 eMIOS clock: 48 MHz Pin mux configured to eMIOS_1_CH4 (PAD_007 / AD12) Initialization code: Clock_Ip_Init(&Clock_Ip_aClockConfig[0]); while (CLOCK_IP_PLL_LOCKED != Clock_Ip_GetPllStatus()) { } Clock_Ip_DistributePll(); Emios_Pwm_Ip_InitChannel(1U, &Emios_Pwm_Ip_I1_Ch4); However, I do not observe any waveform on the output pin using an oscilloscope. My questions are: Is eMIOS the recommended peripheral for generating a 4.9 MHz square wave on S32Z280? Does OPWFMB mode require any additional master bus/timebase configuration? Would GTM TOM/ATOM be a better solution for generating a stable 4.9 MHz output? Could you provide an example configuration (eMIOS or GTM) for generating a ~5 MHz output signal on an external pin? Is there any specific clock configuration required beyond enabling the eMIOS clock? Any guidance or example project would be greatly appreciated. Thank you. BR, Karthik Re: Generating a 4.9 MHz Clock/PWM Output on S32Z280 using eMIOS or GTM Hi,karthik_nikil You can find the PWM example in the RTD package as the following picture. Each example corresponds to a different underlying module. You can try to use the module that generates the waveform you need based on your application requirements. Joey_z_0-1781753790604.png You can contact us at any time if still have other issue. BR Joey Re: Generating a 4.9 MHz Clock/PWM Output on S32Z280 using eMIOS or GTM Hi,karthik_nikil Thank you for contacting us. I have received your question and will help you to check it. BR Joey
View full article
SBCのプログラミングはMCUが担当しています。 MCU、CYT2BL7CAAQ0AZEGSをSBC(MFS2300BMBA0EP)に直接プログラムして、プログラマーを使わなくて済むようにしたいと思っています。どうすれば実現できるのでしょうか? Re: Programming of the SBC is carried out by the MCU. こんにちは、 当社の推奨は、オートモーティブPMICファミリ用のNXPのGUIと、エンジニアリング開発中にA0(非プログラムまたは空白)バリアントのOTPエミュレーション/プログラミングにはお客様のKITFS23SKTEVMプログラミングソケットボードを使用することです。UM11882に記載されている指示に従ってください。 そして、本番環境レベルのプログラミングにおいては、以下の手順に従うことをお勧めします。 - 代理店/サードパーティ番組制作会社:低〜中規模(<年間250kpcs/年)については、認可された代理店のプログラミングセンター(Avnet、ARROW)またはサードパーティのプログラミングハウスを利用することをおすすめします。 - NXP工場プログラミング:大量生産(>年250kpc/年)の場合、最終的なOTP構成に基づく独自の部品番号拡張付きの事前プログラム部品を提供できます。 BRs、トーマス
View full article
PCF2131TFのVth(sw)bat こんにちは 以下の詳細を教えていただけますか 1、CANでVth(sw)bat値を修正できますか?それとも固定値なのでしょうか? 2. VDDが利用できず、VBATが利用可能な場合、RTCのどの機能が影響を受け、無効になりますか? Re: Vth(sw)bat of PCF2131TF こんにちは、chinnanc 良い一日! 1) いいえ、Vth(sw)batは修正可能です 最小電圧:2.3V 標準電圧:2.5V 2) 割り込み出力(制限または無効化されている場合があります) タイムスタンプ入力/改ざん検出 ウォッチドッグ機能 RafaR_0-1781716667125.png この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。
View full article
使用 eMIOS 或 GTM 在 S32Z280 上生成 4.9 MHz 时钟/PWM 输出 您好,NXP团队, 我正在使用 S32DS 和 RTD 2.0.1 开发 S32Z280 EVB。 我的要求是在外部引脚上产生一个频率约为4.9 MHz的连续输出时钟/方波。 我最初尝试使用eMIOS PWM ,配置如下: MCU:S32Z280 RTD 版本:2.0.1 eMIOS 实例:eMIOS_1 频道:CH4 模式:OPWFMB 时基:EMIOS_PWM_IP_BUS_INTERNAL 周期数:100 占空比:50 eMIOS 时钟频率:48 MHz 引脚复用器配置为 eMIOS_1_CH4 (PAD_007 / AD12) 初始化代码: Clock_Ip_Init(&Clock_Ip_aClockConfig[0]); while (CLOCK_IP_PLL_LOCKED != Clock_Ip_GetPllStatus()) { } Clock_Ip_DistributePll(); Emios_Pwm_Ip_InitChannel(1U, &Emios_Pwm_Ip_I1_Ch4); 但是,我用示波器在输出引脚上没有观察到任何波形。 我的问题是: eMIOS 是在 S32Z280 上生成 4.9 MHz 方波的推荐外设吗? OPWFMB 模式是否需要任何额外的主总线/时基配置? GTM TOM/ATOM 是否是生成稳定 4.9 MHz 输出的更好解决方案? 能否提供一个配置示例(eMIOS 或 GTM),用于在外部引脚上生成约 5 MHz 的输出信号? 除了启用 eMIOS 时钟之外,是否还需要任何特定的时钟配置? 任何指导或示例项目都将不胜感激。 谢谢! BR, 卡尔蒂克 Re: Generating a 4.9 MHz Clock/PWM Output on S32Z280 using eMIOS or GTM 你好, karthik_nikil 您可以在 RTD 包中找到 PWM 示例,如下图所示。每个示例都对应一个不同的底层模块。您可以尝试使用能够根据您的应用需求生成所需波形的模块。 Joey_z_0-1781753790604.png 如果您还有其他问题,可以随时联系我们。 BR 乔伊 Re: Generating a 4.9 MHz Clock/PWM Output on S32Z280 using eMIOS or GTM 你好, karthik_nikil 感谢您与我们联系。 我已经收到您的问题,我会帮您核实。 BR 乔伊
View full article
S32平台S32设计工作室 v.3.4已到期 我的 S32 设计工作室(适用于 S32 平台)v.3.4已到期 请问您能否延长我的激活码的有效期? S32 设计工作室版本 v.3.4 订单号S32DS-3-4_185403757 采购订单号 许可证总数: 101 激活码237C-51D8-7E4E-D0C3 非常感谢。 Re: S32 Design Studio for S32 Platform v.3.4 Expired 你好, 您的S32DS许可证已延期。
View full article
S32 Design Studio for S32 Platform v.3.4 Expired My S32 Design Studio for S32 Platform v.3.4  expired Could you please extend the license for my activation code? S32 Design Studio version v.3.4 Order NumberS32DS-3-4_185403757 Purchase Order Number Total Number of Licenses:101 Activation Code 237C-51D8-7E4E-D0C3 Thank you very much. Re: S32 Design Studio for S32 Platform v.3.4 Expired Hi,  Your S32DS license has been extended. 
View full article
コンパイルに関する問題 S32DSを使用してコンパイルすると、次の問題が発生します。原因を教えてもらえますか?問題はどこから生じているのか? NXP2_0-1781684735141.png NXP2_1-1781684779393.png NXP2_2-1781684842173.png Re: Compilation issues こんにちは@ NXP2 プロジェクトを共有していただくか、使用しているRTDバージョンとデモ名を教えてください。
View full article
MPC5644A manufacturer library I need the manufacturer library for the MPC5644A. What procedure is required? Re: MPC5644A manufacturer library Hello, OK, thank you for explanation. There no such library available for this legacy device: https://www.nxp.com/design/design-center/software/functional-safety-software/structural-core-self-test-scst-library:SCST petervlna_0-1781765394629.png Closest would be MPC564xB which has same Z4 core as MPC5644A. Best regards, Peter Re: MPC5644A manufacturer library I am using the MPC5644A chipset. I need an SCST library for Core Testing. I contacted NXP Live Chat and was told to ask the NXP community. How can I obtain the SCST library? Re: MPC5644A manufacturer library Hello, I am not sure what you are looking for.  Could you explain it closer? Best regards, Peter Re: MPC5644A manufacturer library Following the previous question I looked up the NXP website on my own, referring to the image you sent. I searched for the mpc5644A, and the following page came up. https://www.nxp.com/products/MPC564xA nfinc_1-1782109037999.png There is an item called "Power Architecture e200 Core Self Test Software" inside the red box, and you can download it. Can I perform a CORE test on the MPC5644A using this? Re: MPC5644A manufacturer library nfinc_0-1782107930346.png I pressed the download button inside the square. nfinc_1-1782108010952.png However, the download didn't run and appeared as shown on the screen. How can I download it? Re: MPC5644A manufacturer library Can you answer any more?
View full article
[i.MX RT1186] 如何使用 eDMA 实现与 STM32“DMA 循环模式”完全相同的功能? 大家好, 我目前正在做一个使用i.MX RT1186 的电机控制项目。 在我的应用中,我使用 eFlexPWM 来产生触发信号以启动 ADC 转换。我想使用 eDMA 将这些 ADC 转换结果连续传输到内存中的环形缓冲区。 我的目标是让 eDMA 无限运行:一旦缓冲区满了,eDMA 指针应该自动回绕到缓冲区的开头,并继续覆盖最旧的数据,完全不需要 CPU 干预。 请问各位能否提供在RT1186上配置eDMA以实现这种连续循环行为的标准方法? 针对这种使用场景,您能否推荐一些具体的 SDK 示例或 fsl_edma API 配置? 任何代码片段或指导都将不胜感激。 谢谢! i.MXRT Re: [i.MX RT1186] How to achieve the exact equivalent of STM32 "DMA Circular Mode" using e 尊敬的@guogai , 谢谢你的提问。 目前,MCUXpresso SDK 中还没有适用于 i.MX RT1180 系列的将 ADC 与 eDMA 结合使用的官方示例。 不过,您可能会发现以下资源很有帮助: 我们提供ADC 应用指南,其中介绍了 ADC 的配置和使用方法。我相信它能让你很好地了解ADC模块的工作原理。 对于 eDMA,您可以参考以下 SDK 示例来熟悉 eDMA 模块及其用法: eDMA 内存到内存示例 根据您的使用场景,我有以下建议: 使用ADC连续/循环采样功能(推荐) ADC 本身支持连续转换,结果 FIFO 最多可存储 16 个样本。您可以定期读取 FIFO 并在软件中执行过滤。 这种方法相对简单,也更容易实施。 手动实现DMA循环行为(高级选项) 如果您想实现类似于 STM32“DMA 循环模式”的行为,则需要根据参考手册手动配置寄存器。
View full article
使用安卓操作系统时,NXP SD8987 Wi-Fi+蓝牙组合模块的蓝牙高频功能无法正常工作。 您好, 我正在使用 NXP 芯片 sd8987 (M2-JODY-W263-10C) 和 TI SoC am62p。我使用的是安卓系统。A2DP协议工作正常,但免提功能无法使用。我只有一个带音频解码功能的扬声器。 从引脚的角度来看,M2-JODY-W263-10C (sd8987) 模块有什么需要注意的地方吗? 此致 罗珊 Re: BT HF is not working by using NXP sd8987 wifi+BT combo module in android OS 你好, @Roshan888 请问您的安卓系统版本是多少? 您是否在 SD8987 M2-JODY-W263 - 10C 模块上使用 PCM/I2S 接口进行 SCO 控制? 请您提供设备启动后的完整日志,包括完整的“A2DP 已连接但 HFP 无法工作”的过程日志? 顺祝商祺! Christine。 Re: BT HF is not working by using NXP sd8987 wifi+BT combo module in android OS 嗨,克里斯汀, 我没有使用 pcm/i2s 引脚。基于 UART 的软件 HFP 路径。 我使用的是 TI am62p SoC,安卓版本为 16。 已附上蓝牙管理器日志。 此致 罗珊 Re: BT HF is not working by using NXP sd8987 wifi+BT combo module in android OS 你好, @Roshan888 感谢您提供的系统文件和信息。 从你的 dumpsys 文件中,我看到 RFCOMM 已经打开,SCO 也已成功创建,并且处理程序也已经启动。 为了进一步调试,请您提供以下信息: 1.蓝牙HCI监听日志,包括完整的连接过程、A2DP连接但HFP无法工作的过程? 在 Android 上,您可以通过启用此功能来捕获 HCI 日志。 蓝牙 HCI 窥探日志 在 开发者选项 ,切换一次蓝牙以开始捕获,然后导出日志  adb  。 步骤: 打开 开发者选项 使能够 蓝牙 HCI 窥探日志 切换蓝牙 断断续续地 正在尝试重现该问题。 使用 ADB 命令提取日志文件。 2. adb shell dumpsys media.audio_policy> audio_policy.txt adb shell dumpsys media.audio_flinger> audio_flinger.txt adb logcat -b all -d > logcat_log.txt(从设备启动时获取)   顺祝商祺! Christine。 Re: BT HF is not working by using NXP sd8987 wifi+BT combo module in android OS 你好, @Roshan888 请您提供所需的日志,以便我们继续处理此问题? 顺祝商祺! Christine。 Re: BT HF is not working by using NXP sd8987 wifi+BT combo module in android OS 你好, @Roshan888 您的问题解决了吗? 您仍然需要我们的支持吗? 如果可以,请您提供所需的日志,以便我们继续处理此问题? 顺祝商祺! Christine。
View full article
IMX8MPLUS - 来自摄像机的 H.264/2656 编码视频流的比特率变化 您好, 我正在使用 NXP i.MX8Mplus 开发一款相机模块产品。我使用两台摄像机,一台通过 USB 连接,另一台通过 MIPI-CSI2 接口连接。数据路径如下所示: 摄像头传感器 -> MIPI-CSI -> ISP(绕过,仅 DMA) -> GPU(OSD) -> VPU(硬件编码器) -> 以太网上的 RTSP 流。 我将编码视频流的比特率设置为 4 Mbps。流水线设置如下所示: gst-launch-1.0-v \ v4l2src 设备=/dev/video2 io-mode=dmabuf !\ video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080,framerate=30/1 !\ vpuenc_hevc 比特率=4000 gop-size=60 !\ h265parse 配置间隔=1!\ fakesink 同步=false 问题:客户反映比特率波动很大,波动幅度为 +/- 50%,有时甚至高达 100%。客户期望的偏差必须限制在20%以内。 我们该如何实现这一点?我发现我使用的 IMX8Mplus SDK 不支持 CBR。我使用的是 Yocto SDK,旧版本是 'mikeldore' 分支: repo init -u https://github.com/nxp-imx/imx-manifest.git -b imx-linux-mickledore -m imx-6.1.55-2.2.0.xml 请告知我们: - 如果有可能将波动幅度降低到 20%,如果可以,该如何做? 谢谢! 潘卡杰 Re: IMX8MPLUS - Bit rate variations for H.264/2656 coded Video stream from Camera i.MX95 确实支持通过 V4L2 对 H.264/H.265 进行编码器恒定比特率控制,但“稳定比特率”应该理解为 CBR 目标控制,而不是完全固定的瞬时输出。 Re: IMX8MPLUS - Bit rate variations for H.264/2656 coded Video stream from Camera 谢谢你的回复,一平。我现在正在尝试这些建议。还有一个问题,IMX95编码器是否支持稳定比特率? 谢谢! 潘卡杰 Re: IMX8MPLUS - Bit rate variations for H.264/2656 coded Video stream from Camera 是的,你可以减少这种波动,但是: 在 i.MX8MP VPU 上实现严格的±20% 比特率精度无法保证 通过适当的调整,可以有效地将误差范围从±50–100%降低到~±20–40%。 真正的基于条件的推理(CBR)需要: 基于 v4l2 的编码器(v4l2h264enc / v4l2h265enc) 显式速率控制 + QP 约束   步骤 1 — 切换到 V4L2 编码器(关键) 代替: vpuenc_hevc 其中: v4l2h265enc 步骤 2 — 启用实际速率控制 + CBR 模式 gst-launch-1.0-v \ v4l2src 设备=/dev/video2 io-mode=dmabuf !\ video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080,framerate=30/1 !\ v4l2h265enc extra-controls="encode, \ frame_level_rate_control_enable=1, \ video_bitrate_mode=1, \ video_bitrate=4000000, \ h265_min_qp=20, \ h265_max_qp=30" !\ h265parse 配置间隔=1!\ fakesink 同步=false 步骤 3 — 调整 QP 范围(最重要) 设置 影响 宽 QP(例如)10–51) 比特率大幅波动 窄 QP(例如)20–30) 变异性较低,质量较低 非常窄(例如)24–28) 接近CBR行为 针对以下要求: 初始值:QP 范围 = 20–30 如果差异仍然大于 20% → 收紧至 22–28   第四步——共和党/I框架控制 您当前的: gop-size=60 问题: I帧会导致比特率大幅波动(2-5倍比特率) gop-size=30(GOP字形越短越好) 减轻: 或者(更好): 启用帧内刷新(如果支持) 避免IDR峰值过大 步骤 5 — 可选的平滑(网络层面) 即使经过编码器调整,仍可能存在短脉冲串。 添加: 队列 + rtpjitterbuffer 或套接字缓冲区整形 即使编码器出现波动,这也能平滑网络比特率。
View full article
NFC PN7160はI2Cアドレス0x28 ACKをI2Cでフィードバックできません 私はRaspberry Pi 5搭載のNFC PN7160評価ボードを購入しました。私はRaspberry Pi 5でPN7160をドライブしました。NXPのwebsitに従い、ソフトウェアパッケージの移植を始めました。しかし、それは失敗に終わった。次に、Raspberry PiのI2Cポートを使用してPN7160スレーブのアドレス0x28にコマンドを送信しようとします。波形を確認し、PN7160への電源供給が正しいことを確認しました。また、Raspberry Pi GPTO 24を使って、休息用のPN7160 VENで高・低・高パルスを制御しています。PN7160のsalveアドレスのACKフィードバックがもらえません。問題が何なのか、一緒に考えてもらえますか? よろしくお願いします。 ジヴ 評価ボード Re: NFC PN7160 cannot feedback I2C address 0x28 ACK by I2C こんにちは、KaiLiさん: フィードバックをいただき、誠にありがとうございます。私が初めて評価ボードに届いたとき、あなたが教えてくれたSOPに従いました。 そして私は何度も試みました。PN7160はアドレス0x28 ACK =Lowによるフィードバックができません。だから私は単純にPN7160とはI2Cで通信するようにしています。PN7160にはファームウェアがプログラムされていないのではないかとさえ疑いました。何か提案はありますか?どうもありがとう。 Re: NFC PN7160 cannot feedback I2C address 0x28 ACK by I2C こんにちは、 @Ziv_Wang さん。 PN7160 NCI2スタックをRaspberry Pi 5 OSに移植する方法に関する記事を読むことをお勧めします。--Bookworm デバイスを構築する。 Re: NFC PN7160 cannot feedback I2C address 0x28 ACK by I2C こんにちは、 @Ziv_Wang さん。 I2C(SDAとSCK)/VEN/IRQの波形を共有してもらえますか? Re: NFC PN7160 cannot feedback I2C address 0x28 ACK by I2C こんにちは、 @Ziv_Wang さん。 I2C(SDAおよびSCK)/VEN/IRQの波形と、起動ログを共有してください。
View full article
MCU到TDA8035的工作流程 亲爱的社区成员们, 我目前有一个硬件,它将 TDA8035 集成到 MCU(新顿 Nano120LE3BN)中,以便在触点底座上连接智能卡。我查看了TDA的数据手册,但没有找到有关工作流程的流程图/示意图。能否提供一份包含这种集成方式的流程图? 注意:我正在研究如何使用代码使 MCU 到 TDA 工作,但是该卡在接触模式下对 RESET 没有反应。我估计在设置工作流程并将其应用到代码方面可能存在问题。工作流程以文档为基础。 期待收到大家的回复。 Re: MCU to TDA8035 working flow 你好@ldhoang1309 路径:PN7642_MCUXpresso_SDK_02-15-006_PUB\板\pnev7642fama\ct_examples\Ex2_Ctrdlib_ISO7816\bm KaiLi_0-1781700931206.png Re: MCU to TDA8035 working flow 请问能否提供“ct_example”的文件/目录路径? Re: MCU to TDA8035 working flow 你好@ldhoang1309 建议您下载 SDK->PN7642 MCUXpresso SDK v02.15.006,该SDK 提供集成 MCU 的同类最佳 NFC 前端 | NXP 半导体。 这里有一个示例“ct_example”,这对您会有帮助。
View full article
RTD Import in S32 Design Studio for S32 Platform issue The main issue I'm facing in S32 Design studio is while integrating .c and .h files,if i create a project and select from project explorer,sdk is not showing any versions,then the next issue is in config tools,i,e  it shows MCU is not selected.Even after importing RTD from external,no MCU is being selected.Not able to select project also in this tool. Re: RTD Import in S32 Design Studio for S32 Platform issue Hi Please refer to the instructions in the video(How To Download, Install and Configure the RTD 5.0.0 with S32 Design Studio 3.6.0) to download and install the specific version of S32K3 RTD that you need. The latest version has been updated to S32K3 RTD 7.0.1. And don't forget to install NXP GCC for Arm Embedded Processors v10.2 build 1728 Best Regards, Robin ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "ACCEPT AS SOLUTION" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. -------------------------------------------------------------------------------
View full article
Compilation issues When I compile using S32DS, I get the following problem. Can you tell me what causes it? Where is the problem coming from? NXP2_0-1781684735141.png NXP2_1-1781684779393.png NXP2_2-1781684842173.png Re: Compilation issues Hi@NXP2 Share your project or tell me the rtd version and demo name you're using.
View full article
在 SE052 内部生成私钥 RSA 密钥 我使用的是SE052安全元件集成电路。 我创建了一个基于 Zephyr 的示例应用程序,该应用程序在 SE052 中生成 RSA 私钥。 但是,在生成新的 RSA 私钥时遇到了问题,请检查此日志并修复它。 我想在 SE052 中生成 RSA 密钥,该密钥可用于 TLS 握手过程。 板是 ESP32c3devkitm。 Zephyr RTOS 版本为 3.7.0,使用 TLS 握手 v.1.2。 我还附上了示例应用程序和日志。请问如何生成RSA密钥? @Kan_Li 日志文件位于 .c 文件中。文件 key_generation_failed.c文件 A71CH SE050 Re: Generate Private RSA key Inside SE052 你好@MohitGediya , 请使用 Se05x_API_WriteRSAKey() 生成 RSA 密钥,示例代码如下所示: 状态 = Se05x_API_WriteRSAKey(pSe05xSession, (Se05xPolicy_t *)&policy_for_auth_obj, RSA_ATTESTATION_KEY_ID, 2048年 SE05X_RSA_NO_p, SE05X_RSA_NO_q, SE05X_RSA_NO_dp, SE05X_RSA_NO_dq, SE05X_RSA_NO_qInv, SE05X_RSA_NO_pubExp, SE05X_RSA_NO_priv, SE05X_RSA_NO_pubMod, kSE05x_INS_NA, kSE05x_KeyPart_Pair, kSE05x_RSAKeyFormat_CRT); 请为密钥对分配合适的策略,尤其不要禁用删除功能,否则密钥将无法再被删除。 祝你有美好的一天, 坎 ------------------------------------------------------------------------------- 笔记: - 如果此回复解答了您的问题,请点击“标记为正确答案”按钮。谢谢你! - 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。 如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: Generate Private RSA key Inside SE052 请回复使用 SE052 MbedTLS v.1.2 握手协议连接客户端和 MbedTLS 服务器@Kan_Li Re: Generate Private RSA key Inside SE052 被调用函数的定义在最后,并且是注释,供您参考。 关联的密钥ID是否存在任何问题? 或者 APDU 命令头。 我可以只生成私钥或密钥对,格式不限吗?类型方面没有问题。 我只需要SE052中的任何类型的RSA私钥。
View full article
编译问题 当我使用 S32DS 进行编译时,出现以下问题。你能告诉我这是什么原因造成的吗?问题出在哪里? NXP2_0-1781684735141.png NXP2_1-1781684779393.png NXP2_2-1781684842173.png Re: Compilation issues 您好@ NXP2 分享您的项目,或者告诉我您使用的rtd版本和演示名称。
View full article
Generate Private RSA key Inside SE052 I use SE052 Secuere element IC. I create zephyr based sample application which is generates RSA private key inside SE052. But face the issue to generate new private RSA key, check this logs and fix it. I want to Generate RSA key inside SE052 which can be use for TLS handshake process. board is ESP32c3devkitm. Zephyr RTOS version is 3.7.0 and TLS handshake v.1.2 is use. I attach also sample application and logs with you. Please suggest how to generate RSA key. @Kan_Li  Logs are in .c file key_generation_failed.c file  A71CH SE050 Re: Generate Private RSA key Inside SE052 Hi @MohitGediya , Please use Se05x_API_WriteRSAKey() to generate the RSA key, the sample code can be something like below: status = Se05x_API_WriteRSAKey(pSe05xSession, (Se05xPolicy_t *)&policy_for_auth_obj, RSA_ATTESTATION_KEY_ID, 2048, SE05X_RSA_NO_p, SE05X_RSA_NO_q, SE05X_RSA_NO_dp, SE05X_RSA_NO_dq, SE05X_RSA_NO_qInv, SE05X_RSA_NO_pubExp, SE05X_RSA_NO_priv, SE05X_RSA_NO_pubMod, kSE05x_INS_NA, kSE05x_KeyPart_Pair, kSE05x_RSAKeyFormat_CRT); Please assign proper policy to the key pair, especially no disabling the deletion, otherwise the key can not be removed any more. Have a great day, Kan ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. ------------------------------------------------------------------------------- Re: Generate Private RSA key Inside SE052 Please reply MbedTLS Server connection with client using SE052 MbedTLS v.1.2 handshake @Kan_Li  Re: Generate Private RSA key Inside SE052 Function defination of called function is in last and it's comment for your reference. Is there any issue about associated keyID? Or APDU command header. Can i generate only private key or key_pair in any format. There is no issue about type. I just want any type of private RSA key inside SE052. 
View full article
BT HF is not working by using NXP sd8987 wifi+BT combo module in android OS Hi, I am using NXP chip sd8987 (M2-JODY-W263-10C) with TI soc am62p. I am using android OS. a2dp is working, but hands free is not working. I have only 1 codec speaker. is there anything to be taken care from the pin perspective of M2-JODY-W263-10C (sd8987) module. Regards Roshan Re: BT HF is not working by using NXP sd8987 wifi+BT combo module in android OS Hi, @Roshan888  Can you please let me know what is your Android version? Did you use PCM/I2S interface for SCO on SD8987 M2-JODY-W263-10C module? Could you please provide me a full log from booting up your device and including the full A2DP connected but HFP could not work process? Best regards, Christine. Re: BT HF is not working by using NXP sd8987 wifi+BT combo module in android OS Hi Christine, I'm not using the pcm/i2s pin. Software HFP path over UART. I'm using TI am62p soc android version 16.  Attached the bluetooth_manager log. Regards Roshan Re: BT HF is not working by using NXP sd8987 wifi+BT combo module in android OS Hi, @Roshan888  Thanks for your dumpsys and your information. From your dumpsys, I see that the RFCOMM is already opened, and SCO is created successfully, also the handler has already been initiated. To debug further, can you please help to provide me: 1.Bluetooth HCI snoop log including the whole process including the full connection, A2DP connected but HFP could not work process? On Android, you can capture HCI logs by enabling Bluetooth HCI snoop log in Developer Options , toggling Bluetooth once to start capture, and then exporting the log with  adb  . Steps: Open Developer Options Enable Bluetooth HCI snoop log Toggle Bluetooth off and on once Trying to reproduce the issue. Pull the log file with ADB commands. 2. adb shell dumpsys media.audio_policy > audio_policy.txt adb shell dumpsys media.audio_flinger > audio_flinger.txt adb logcat -b all -d > logcat_log.txt (from booting up your device)   Best regards, Christine. Re: BT HF is not working by using NXP sd8987 wifi+BT combo module in android OS Hi, @Roshan888  Can you please help to provide the requested logs to move forward on this issue? Best regards, Christine. Re: BT HF is not working by using NXP sd8987 wifi+BT combo module in android OS Hi, @Roshan888  Does your issue resolved? Do you still need our support?  If yes, can you please help to provide the requested logs to move forward on this issue? Best regards, Christine.
View full article