2382269_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2382269_ja-JP

2382269_ja-JP

NFC PN7160はI2Cアドレス0x28 ACKをI2Cでフィードバックできません

私はRaspberry Pi 5搭載のNFC PN7160評価ボードを購入しました。私はRaspberry Pi 5でPN7160をドライブしました。NXPのwebsitに従い、ソフトウェアパッケージの移植を始めました。しかし、それは失敗に終わった。次に、Raspberry PiのI2Cポートを使用してPN7160スレーブのアドレス0x28にコマンドを送信しようとします。波形を確認し、PN7160への電源供給が正しいことを確認しました。また、Raspberry Pi GPTO 24を使って、休息用のPN7160 VENで高・低・高パルスを制御しています。PN7160のsalveアドレスのACKフィードバックがもらえません。問題が何なのか、一緒に考えてもらえますか?

よろしくお願いします。

ジヴ

評価ボードRe: NFC PN7160 cannot feedback I2C address 0x28 ACK by I2C

こんにちは、KaiLiさん:

フィードバックをいただき、誠にありがとうございます。私が初めて評価ボードに届いたとき、あなたが教えてくれたSOPに従いました。

そして私は何度も試みました。PN7160はアドレス0x28 ACK =Lowによるフィードバックができません。だから私は単純にPN7160とはI2Cで通信するようにしています。PN7160にはファームウェアがプログラムされていないのではないかとさえ疑いました。何か提案はありますか?どうもありがとう。

Re: NFC PN7160 cannot feedback I2C address 0x28 ACK by I2C

こんにちは、 @Ziv_Wang さん。

PN7160 NCI2スタックをRaspberry Pi 5 OSに移植する方法に関する記事を読むことをお勧めします。--Bookworm

デバイスを構築する。

Re: NFC PN7160 cannot feedback I2C address 0x28 ACK by I2C

こんにちは、 @Ziv_Wang さん。

I2C(SDAとSCK)/VEN/IRQの波形を共有してもらえますか?

Re: NFC PN7160 cannot feedback I2C address 0x28 ACK by I2C

こんにちは、 @Ziv_Wang さん。

I2C(SDAおよびSCK)/VEN/IRQの波形と、起動ログを共有してください。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-20-2026 02:29 AM
Updated by: