2382549_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2382549_ja-JP

2382549_ja-JP

PCF2131TFのVth(sw)bat

こんにちは

以下の詳細を教えていただけますか

1、CANでVth(sw)bat値を修正できますか?それとも固定値なのでしょうか?

2. VDDが利用できず、VBATが利用可能な場合、RTCのどの機能が影響を受け、無効になりますか?


Re: Vth(sw)bat of PCF2131TF

こんにちは、chinnanc

良い一日!

1)

いいえ、Vth(sw)batは修正可能です

最小電圧:2.3V 標準電圧:2.5V

2)

  • 割り込み出力(制限または無効化されている場合があります)
  • タイムスタンプ入力/改ざん検出
  • ウォッチドッグ機能

RafaR_0-1781716667125.pngRafaR_0-1781716667125.png


この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-18-2026 02:29 AM
Updated by: