Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
RD772BJBCANFDEVB、RD-K358BMU、およびRD33774CNC3EVB間の通信フローの理解 こんにちは、NXP チームの皆様、 私たちは以下のNXP BMS評価ボードを評価しています: RD772BJBCANFDEVB (BJB) RD-K358BMU (BMU) RD33774CNC3EVB (CMU) 利用可能なサンプルソフトウェアを検討する中で、BJB、BMU、CMU間の通信全体の流れを理解することはできません。 以下の点についてご説明いただければ幸いです。 3つの委員会間の全体的なコミュニケーションの流れ。 CANメッセージがやり取りされていました。 信号は一方の基板から他方の基板へと流れる。 どのソフトウェアモジュールやファイルがこの通信を実装しているのか。 通信フロー図やアーキテクチャ文書が入手可能かどうか。 ソフトウェアの通信フローを説明するドキュメントやアプリケーションノートがあれば大変ありがたいです。 ありがとう。 RD33774CNC3EVB 、 RD-K358BMU 、 RD772BJBCANFDEVB
記事全体を表示
S32 SDK Releases We need to create SBOMs for devices that have been developed several years ago. As these devices include some code from the SDK, is there an overview available that lists the different releases of the SDK? S32 SDK for S32K1 Re: S32 SDK Releases Hi @ABuelow  Unfortunately, we do not have a complete list of all S32K1 SDK versions that have been released. Also, since some of these releases are quite old, many of them are no longer available. BR, VaneB
記事全体を表示
ETPUを使用したS32K396のデモが必要です。 S32K396用のETPUのデモが必要です。できればRTDから直接生成されたものが望ましいです。 Re: 需要一个s32k396的关于etpu的demo こんにちは@おそらく まず、使用しているRTDのバージョンに応じてeptuコンポーネントをインストールする必要があります。 https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/product?child_plneID=609518&cert_num=822148827 上記のダウンロードページには、EB Tresosをベースにしたサンプルプログラムが既に用意されています。 S32 DSに上記のコンポーネントをインストールすると、S32 DSにルーチンも提供されます。 最後に、弊社のS32K39xシリーズが提供するモーターソリューションもぜひご覧ください。下記のダウンロードリンクには、EPTUの使用例を含むモーターのサンプルコードが掲載されていますので、ご参考になさってください。 https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/MCSPTR2AK396
記事全体を表示
RD772BJBCANFDEVB、RD-K358BMUおよびRD33774CNC3EVBの追加ドキュメントの要請 こんにちは、NXP チームの皆様、 以下のNXP評価ボードを調達しました: RD772BJBCANFDEVB RD-K358BMU RD33774CNC3EVB これらの製品に関する追加のドキュメントへのアクセスを教えていただけますか。以下のようなものです: 回路図 ハードウェアドキュメント データ・シート リファレンス・マニュアル ソフトウェアアーキテクチャのドキュメント サンプル・プロジェクト 保護されたアプリケーションノート 追加のお客様ドキュメントは よろしくお願いします。 RD772BJBCANFDEVB 、 RD-K358BMU 、 RD33774CNC3EVB Re: Request for Additional Documentation for RD772BJBCANFDEVB, RD-K358BMU and RD33774CNC3EVB こんにちは @Sanket_dudhmand e your another case: https://community.nxp.com/t5/S32K/Understanding-Communication-Flow-between-RD772BJBCANFDEVB-RD/td-p/2391116   実際、あなたの質問はHVBMSに関連しています。関連するダウンロードリンクを以下に掲載しました。ハードウェアやアプリケーションノートを含むすべての教材は、対応するページからダウンロードできます。   MC33772Cを搭載したHVBMSバッテリ・ジャンクション・ボックス (BJB)(CAN FDを使用) https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/RD772BJBCANFDEVB?#design-resources 高電圧バッテリー・マネジメント・システム (HVBMS) リファレンス・デザイン・ボード用のS32K358バッテリー・マネジメント・ユニット(BMU) https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/RD-K358BMU?#design-resources MC33774を搭載したCAN (FD) 対応のHVBMS集中型セル・モニタリング・ユニット (CMU) https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/RD33774CNC3EVB?#design-resources 自動車ソフトウェアパッケージマネージャー: https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/app-autopackagemgr/software-package-manager:AUTO-SW-PACKAGE-MANAGER
記事全体を表示
关于 RD772BJBCANFDEVB、RD-K358BMU 和 RD33774CNC3EVB 的补充文档请求 您好,NXP团队: 我们已采购以下NXP评估板: RD772BJBCANFDEVB RD-K358BMU RD33774CNC3EVB 请问能否提供这些产品的任何其他可用文档,包括: 原理图 硬件文档 数据手册 参考手册 软件架构文档 示例项目 受保护的应用笔记 任何其他客户文件 谢谢! RD772BJBCANFDEVB 、 RD-K358BMU 、 RD33774CNC3EVB Re: Request for Additional Documentation for RD772BJBCANFDEVB, RD-K358BMU and RD33774CNC3EVB 您好@ sanket_dudhmand e 你的另一个案例: https://community.nxp.com/t5/S32K/Understanding-Communication-Flow-between-RD772BJBCANFDEVB-RD/td-p/2391116   事实上,你的问题与HVBMS有关。相关下载链接已放在下方。您可以从相应的页面下载所有资料,包括硬件和应用笔记。   使用CANFD和MC33772C的HVBMS电池接线盒(BJB) https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/RD772BJBCANFDEVB?#design-resources S32K358电池管理单元(BMU),用于高压电池管理系统(HVBMS)参考设计板 https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/RD-K358BMU?#design-resources 能够通过MC33774进行CAN(FD)通信的HVBMS集中式电芯监测单元(CMU) https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/RD33774CNC3EVB?#design-resources 汽车软件包管理器: https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/app-autopackagemgr/software-package-manager:AUTO-SW-PACKAGE-MANAGER
記事全体を表示
使用 MC34GD3000 栅极驱动器驱动 24V 无刷直流电机 你好, 我目前使用的是 S32K144 BLDC/PMSM 开发套件,其中包括 MC34GD3000 栅极驱动器 IC。 从应用电路和文档来看,该参考设计似乎是为 12V 无刷直流电机设计的。然而,开发套件中包含的 BLDC 电机实际上是 24V 电机,这让我产生了一些疑问。 我希望您能就以下问题提供建议: 我的理解是,MC34GD3000 门驱动器本身由 12V 门驱动器电源供电,而反向器直流总线可以由 24V 供电,以驱动 24V 无刷直流电机。这是使用 MC34GD3000 的正确方法吗?还是我遗漏了什么? 将 MC34GD3000 与 24V 无刷直流电机一起使用时,是否存在与电压相关的限制或注意事项?例如,是否有任何推荐的操作条件、启动注意事项或其他设计要点需要注意? 如果有人有使用这款开发套件或 MC34GD3000 搭配 24V 电机的经验,我将非常感谢您的建议。 提前谢谢! Re: Using the MC34GD3000 Gate Driver with a 24 V BLDC Motor 你好@ MCmuhyeon0523 您可以参考一下这个解决方案。 MCSXTE2BK142是一款专为三相永磁电机(BLDC/PMSM)设计的开发板,在24V系统下输出功率可达800W,在12V系统下输出功率可达400W。 https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/MCSXTE2BK142
記事全体を表示
24V BLDCモーターを搭載したMC34GD3000ゲートドライバーの使用 こんにちは、 現在、S32K144 BLDC/PMSM開発キットを使っており、MC34GD3000ゲートドライバーICが含まれています。 応用回路とドキュメントから、リファレンス・デザインは12 V BLDCモーターを想定しているようです。しかし、開発キットに付属しているBLDCモーターは実は24Vモーターで、いくつか疑問が湧きました。 以下の点について、ご意見をいただければ幸いです。 私の理解では、MC34GD3000ゲートドライバー自体は12Vのゲートドライブ電源から動作し、インバータDCバスは24Vで供給され、24VのBLDCモーターを駆動します。これはMC34GD3000の正しい使い方でしょうか、それとも何か見落としている点があるでしょうか? 24V BLDCモーターでMC34GD3000を使う場合、電圧に関する制限や注意点はありますか?例えば、推奨される動作条件やブートストラップの考慮点、その他注意すべき設計ポイントはありますか? もしこの開発キットや24Vモーター付きのMC34GD3000を使った経験がある方がいれば、ぜひアドバイスをいただけるとありがたいです。 お手数ですが、よろしくお願いいたします。 Re: Using the MC34GD3000 Gate Driver with a 24 V BLDC Motor こんにちは、@ MCmuhyeon0523 この解決策をご覧ください。 このMCSXTE2BK142は、24Vシステムで最大800W、12Vシステムで最大400W出力を持つ3相永久磁石(BLDC/PMSM)モーター向けに設計された開発ボードです。 https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/MCSXTE2BK142
記事全体を表示
Using the MC34GD3000 Gate Driver with a 24 V BLDC Motor Hello, I am currently using the S32K144 BLDC/PMSM Development Kit, which includes the MC34GD3000 gate driver IC. From the application circuit and documentation, it appears that the reference design is intended for a 12 V BLDC motor. However, the BLDC motor included with the development kit is actually a 24 V motor, which raised a few questions for me. I would appreciate your advice on the following: My understanding is that the MC34GD3000 gate driver itself operates from a 12 V gate-drive supply, while the inverter DC bus can be supplied with 24 V for driving a 24 V BLDC motor. Is this the correct way to use the MC34GD3000, or am I missing something? Are there any voltage-related limitations or precautions when using the MC34GD3000 with a 24 V BLDC motor? For example, are there any recommended operating conditions, bootstrap considerations, or other design points that I should pay attention to? If anyone has experience using this development kit or the MC34GD3000 with a 24 V motor, I would greatly appreciate your advice. Thank you in advance! Re: Using the MC34GD3000 Gate Driver with a 24 V BLDC Motor Hi@MCmuhyeon0523  you can take a look this solution, The MCSXTE2BK142 is a development board engineered for 3-phase Permanent Magnet (BLDC/PMSM) motor up to 800 W output at 24 V system or up to 400 W at 12 V system. https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/MCSXTE2BK142
記事全体を表示
Request for Additional Documentation for RD772BJBCANFDEVB, RD-K358BMU and RD33774CNC3EVB Hi NXP Team, We have procured the following NXP evaluation boards: RD772BJBCANFDEVB RD-K358BMU RD33774CNC3EVB Could you please provide access to any additional documentation available for these products, including: Schematics Hardware documentation Datasheets Reference manuals Software architecture documentation Example projects Protected application notes Any additional customer documentation Thank you. RD772BJBCANFDEVB , RD-K358BMU , RD33774CNC3EVB  Re: Request for Additional Documentation for RD772BJBCANFDEVB, RD-K358BMU and RD33774CNC3EVB Hi@sanket_dudhmand e your another case: https://community.nxp.com/t5/S32K/Understanding-Communication-Flow-between-RD772BJBCANFDEVB-RD/td-p/2391116   In fact, your question is related to HVBMS. I have placed the relevant download links below. You can download all the materials, including hardware and application notes, from the corresponding pages.   HVBMS Battery Junction Box Using CAN FD with MC33772C (BJB) https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/RD772BJBCANFDEVB?#design-resources S32K358 Battery Management Unit (BMU) for High Voltage Battery Management System (HVBMS) Reference Design Board https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/RD-K358BMU?#design-resources HVBMS Centralized Cell Monitoring Unit Using CAN (FD) with MC33774 (CMU) https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/RD33774CNC3EVB?#design-resources Automotive Software Package Manager: https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/app-autopackagemgr/software-package-manager:AUTO-SW-PACKAGE-MANAGER
記事全体を表示
v4l2h265enc 是否保留输入帧顺序? 我们在 i.MX95 上使用 v4l2h265enc 进行实时元数据插入。 由于元数据是在编码器之后按访问单元注入的,因此我们需要知道输出访问单元的发出顺序是否与传入的原始帧的发出顺序不同。 i.MX95 HEVC编码器是否生成B帧? 如果可以,V4L2 是否有控制选项可以禁用它们? 能否保证输出访问单元保持与输入顺序一致? 是否有推荐的低延迟配置? 我们目前的流程如下: ... ! v4l2h265enc ! h265parse ! custom_sei_injector ! rtph265pay 先感谢您, 真挚地, LM Re: Does v4l2h265enc preserve input frame order? 你好, 1.根据参考手册,i.MX95 H.265/HEVC 编码仅生成 I/P 图像,不生成 B 帧。 2. 无需禁用它们。 3. 由于编码器只生成输入/输出图像,而不编码 B 帧,因此无需考虑重排序问题。 4. 低延迟调优应该侧重于实际的 V4L2 控制、DMA 缓冲区 I/O 和下游缓冲,而不是禁用 B 帧,您可以参考这篇文章: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Graphics/i-MX95-VPU-H265-latency-and-performance-v4l2h265enc-v4l2h265dec/mp/2302467 顺祝商祺! 
記事全体を表示
How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? My question is as my tittle. I have tflite model, I converted to NPU tflite model. I checked that predictions from tflite model and NPU tflite model are different in some cases (not much). So I want to run evaluation NPU tflite model on the large dataset. Currently, I follow the sample tflm_cifar10_cm33_core0 to run inference NPU tflite model on  MIMRT700 and it works. But in this sample, we fixed image_data.h for static image (I do not use camera). I want to modify this sample for my new case "run evaluation NPU tflite model on the large dataset." I intend to use SD cards to save image and load it when inference as image_data.h. But I do not know where I can start I saw that MIMRT700 has 3 micro USB port: debug, eUSB and USB-OTG If you have any recommedation and suggestions, please share with me. If I manually run each image (build + flash), it will take much time. Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? @EdwinHz  Thank you for supporting me. The method with SD card is good. I am not good at hardware, so as my teamate's suggestion. How about this method that I mentioned above? Currently I follow step by steps to run inference with the sample tflm_cifar10_cm33_core0: - Copy image_data.h to sample - Click Build button - Click debug button, and click continue button to run inference. I discussed with my teammates and if I can run above via command line (build, and run inference) by using commands, so it is very good. Because if it works, I can create script to change image_data.h each time, build and run inference and get inference results back to PC. Do you have any comment on that? I mean that if NXP have guideline to build, flash and run sample tflm_cifar10_cm33_core0, I can customize easier. I am not good at hardware, so that I like this method (If NXP support this methods, I can create Python script to creata image_data.h each time, build, flash, run and get result back to PC, save to .csv file, e.t.c). I see other many vendors which support this method (build, flash and run, get result back to PC via command line). I think that NXP also supports this method. Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? Hi @nnxxpp, The example uses the static-header approach, as you mentioned. However, establishing a pipeline that leverages mounting images via an SD card would be much more suitable for large datasets: Have the images pre-loaded on the SD card, then mount the SD card, open the image list, and for each image: - Read into an input buffer - Run NPU inference - Write result on a "results.csv" file We currently do not have a sample code that exemplifies this, but you can refer to both the tflm_cifar10_cm33_core0 that you are using, as well as sdcard_fatfs example from the SDK, which already handles the initialization and card mounting, and has all the available APIs for SD card usage. I suggest you run and understand the sdcard example, and test reading a binary image file. Then, add the sd card components to the tflm example and import the SD card initialization and FatFs code, and finally replace the static image_data.h input with a buffer containing image info read using f_read() from the SD card. Having the images already stored in the tensor format would ease the process and prevent the use of JPEG/PNG decoding. BR, Edwin. Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? I want to add more information. Currently I follow step by steps to run inference with the sample tflm_cifar10_cm33_core0: - Copy image_data.h to sample - Click Build button - Click debug button, and click continue button to run inference. I discussed with my teammates and if I can run above via command line (build, and run inference) by using commands, so it is very good. Because if it works, I can create script to change image_data.h each time, build and run inference and get inference results back to PC. Do you have any comment on that? Thank you so much. Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? I also saw that MIMRT700 has SD card, if I can easily locate images on SDcard on load image to tflm_cifar10_cm33_core0 and save inference results on SD card, so it is very good. But to be honest, I do know how to start. I am not good at hardware. Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? Hi @nnxxpp, I understand. You can run MCUXpresso SDK projects from command line and automate the process using a script. Our SDK command-line flow uses west build, and flashing can be done with west flash -r linkserver. AN14700 specifically uses CLI to compile the project as described on part 8 of section "7.3 Run the converted model". So, a general application of a script to automate this process could: 1. copy new image_data.h 2.  build using west build 3. program using west flash 4. capture UART log Although not the "conventionally recommended method", this would definitely work as well for your application. BR, Edwin. Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? @EdwinHz  Yes. Thank you so much.  I also investigated and followed this document, and I could flash an run program by using west. From here, I can build script to automate all processes. Before I used this command  west build -b mimxrt700evk examples/demo_apps/hello_world -- -Dcore_id=cm33_core0   I saw in the doc of AN14700, there is west build -p always examples/eiq_examples/tflm_label_image --toolchain armgcc --config flash_debug -b mimxrt700evk -Dcore_id=cm33_core0   I have a question about flag --  in the first command. What does it mean? and which flags I should to config when running NPU tflite model on mimxrt700evk?
記事全体を表示
Understanding Communication Flow between RD772BJBCANFDEVB, RD-K358BMU and RD33774CNC3EVB Hi NXP Team, We are evaluating the following NXP BMS evaluation boards: RD772BJBCANFDEVB (BJB) RD-K358BMU (BMU) RD33774CNC3EVB (CMU) While reviewing the available example software, we are unable to understand the complete communication flow between the BJB, BMU and CMU. We would appreciate clarification on the following: Overall communication sequence between the three boards. CAN messages exchanged between them. Signal flow from one board to another. Which software modules/files implement this communication. Whether any communication flow diagrams or architecture documents are available. Any documentation or application notes explaining the software communication flow would be greatly appreciated. Thank you. RD33774CNC3EVB , RD-K358BMU , RD772BJBCANFDEVB 
記事全体を表示
How to recover lost project config files of GUI Guider? An LCD screen with a resolution of 480*320 was used on the embedded T113 board. Initially, the UI design was carried out using the NXP GuiGuider software tool, which automatically generated a set of C codes. Later, the .guiguider project file was lost, and when I tried to open it again using the GuiGuider IDE software, it failed to load because the .guiguider project configuration file could not be found. Now, I can only modify the interface through the generated C codes, which is very non-intuitive and inefficient. I would like to ask everyone, is there any way to recover the .guiguider project configuration file from the C project code? Re: How to recover lost project config files of GUI Guider? Hi @wenzhang, Unfortunately, there is no real way of recovering the .guiguider project file from the C project code. These are technically independent from one another. the .guiguider file is used to have all the configuration that the GUI Guider application uses as input to be displayed as an editable project. On the other hand, the generated C code is GUI Guider's output, which is generated as LVGL configurations to display a GUI using this graphics library. If only some fine tuning is required, your best bet would likely be to create a new project roughly setting up the widget changes you need and then using this generated code as a reference to adjust the code on your original project. If the changes you need are more substantial, its likely a better idea to re-do the whole GUI on a new project in GUI Guider and let the tool handle the generation of the whole code once again. This would also enable you to update your GUI to the latest version of LVGL (v9.4.0) using the latest version of GUI Guider (v2.0.0). BR, Edwin.
記事全体を表示
了解 RD772BJBCANFDEVB、RD-K358BMU 和 RD33774CNC3EVB 之间的通信流程 您好,NXP团队: 我们正在评估以下NXP 电池管理系统评估板: RD772BJBCANFDEVB (BJB) RD-K358BMU(BMU) RD33774CNC3EVB(卡内基梅隆大学) 在审查现有示例软件时,我们无法理解 BJB、BMU 和 CMU 之间的完整通信流程。 我们希望您能就以下问题作出澄清: 三个董事会之间的整体沟通流程。 它们之间交换 CAN 消息。 信号从一个电路板流向另一个电路板。 哪些软件模块/文件实现了这种通信? 是否有通信流程图或架构文档? 任何解释软件通信流程的文档或应用笔记都将不胜感激。 谢谢。 RD33774CNC3EVB 、 RD-K358BMU 、 RD772BJBCANFDEVB
記事全体を表示
如何恢复 GUI Guider 丢失的项目配置文件? 嵌入式 T113 板上使用了分辨率为 480*320 的 LCD 屏幕。最初,UI 设计是使用 NXP GuiGuider 软件工具完成的,该工具会自动生成一组 C 代码。后来,.guiguider项目文件丢失了,当我尝试使用 GuiGuider IDE 软件再次打开它时,由于 .guiguider 文件格式错误,加载失败。找不到项目配置文件。现在,我只能通过生成的 C 代码来修改界面,这非常不直观且效率低下。我想请问大家,有什么办法可以恢复 .guiguider 文件吗?从 C 项目代码中获取项目配置文件? Re: How to recover lost project config files of GUI Guider? 嗨@wenzhang , 遗憾的是,目前没有真正恢复 .guiguider 文件的方法。从 C 项目代码中提取的项目文件。从技术上讲,它们是彼此独立的。.guiguider该文件用于存储 GUI Guider 应用程序用作输入的所有配置,并将其显示为可编辑的项目。另一方面,生成的 C 代码是 GUI Guider 的输出,它是作为 LVGL 配置生成的,用于使用此图形库显示 GUI。 如果只需要进行一些微调,最好的办法可能是创建一个新项目,大致设置所需的组件更改,然后使用生成的代码作为参考,引用来调整原始项目的代码。 如果您需要进行的更改比较大,那么最好在 GUI Guider 中创建一个新项目,重新制作整个 GUI,并让该工具再次处理整个代码的生成。这样,您就可以使用最新版本的 GUI Guider (v2.0.0) 将您的 GUI 更新到最新版本的 LVGL (v9.4.0)。 BR, 埃德温。
記事全体を表示
S32 SDKリリース 数年前に開発された機器についても、部品表(SBOM)を作成する必要があります。これらのデバイスにはSDKのコードが含まれているため、SDKの異なるリリース一覧をまとめた概要はありますか? S32 SDK for S32K1 Re: S32 SDK Releases こんにちは、 @ABuelow さん。 残念ながら、リリースされたすべてのS32K1 SDKバージョンの完全なリストは持っていません。また、これらのリリースの中にはかなり古いものもあるため、多くは現在入手不可能となっています。 BR、VaneB
記事全体を表示
S32 SDK 版本 我们需要为几年前开发的设备创建 SBOM(软件物料清单)。由于这些设备包含来自 SDK 的一些代码,是否有概述列出了 SDK 的不同版本? S32K1系列的S32SDK Re: S32 SDK Releases 嗨@ABuelow 遗憾的是,我们没有所有已发布的 S32K1 SDK 版本的完整列表。此外,由于其中一些版本年代久远,很多版本已经无法获取。 BR,VaneB
記事全体を表示
Does v4l2h265enc preserve input frame order? We use v4l2h265enc on i.MX95 for real-time metadata insertion. Since metadata is injected after the encoder on a per-access-unit basis, we need to know whether output access units can be emitted in a different order from incoming raw frames. Does the i.MX95 HEVC encoder generate B-frames? If yes, is there a V4L2 control to disable them? Can output access units be guaranteed to remain in input order? Is there a low-latency configuration recommended ? Our current pipeline looks like : ... ! v4l2h265enc ! h265parse ! custom_sei_injector ! rtph265pay Thank you in advance, Sincerely, LM Re: Does v4l2h265enc preserve input frame order? Hello, 1. According to reference manual, i.MX95 H.265/HEVC encode is I/P-picture only and B-frame are not generated. 2. There is no need to disable them.  3. Since the encoder only produces I/P pictures and does not encode B-frames, there is no reordering to consider 4. Low latency tuning should focus on actual V4L2 controls, DMA buffer IO, and downstream buffering rather than disabling B-frames, you can use this post as reference: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Graphics/i-MX95-VPU-H265-latency-and-performance-v4l2h265enc-v4l2h265dec/m-p/2302467 Best regards. 
記事全体を表示
如何在MIMRT700板上使用大型数据集评估NPU tflite模型? 我的问题如标题所示。 我有一个 tflite 模型,我把它转换成了 NPU tflite 模型。我检查发现,tflite 模型和 NPU tflite 模型的预测结果在某些情况下有所不同(但差别不大)。因此,我想在大数据集上运行 NPU tflite 模型评估。 目前,我按照示例tflm_cifar10_cm33_core0在 MIMRT700 上运行推理 NPU tflite 模型,并且运行正常。但在本示例中,我们针对静态图像修复了 image_data.h(我没有使用相机)。我想修改这个示例,以用于我的新案例“在大数据集上运行评估 NPU tflite 模型”。 我打算使用 SD 卡保存图像,并在推理时将其加载为 image_data.h。但我不知道该从何说起。 我看到MIMRT700有3个micro USB接口:调试接口、eUSB接口和USB-OTG接口。 如果您有任何建议或意见,请与我分享。如果我手动运行每个镜像(版本+刷写),那将非常耗时。 Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? @EdwinHz 谢谢你支持我。 使用SD卡的方法很好。我不擅长硬件,所以采纳了我队友的建议。 我上面提到的这种方法怎么样? 目前我正在按照以下步骤使用样本tflm_cifar10_cm33_core0 进行推理: -将 image_data.h 复制到样本 - 点击“版本”按钮 - 点击调试按钮,然后点击继续按钮运行推理。 我和我的队友讨论过,如果我可以通过命令行使用命令来运行上述操作(版本和运行推理),那就非常好了。因为如果可行,我可以编写脚本每次修改 image_data.h 文件,构建并运行推理程序,并将推理结果返回到电脑上。您对此有何看法? 我的意思是,如果 NXP 有构建、烧录和运行示例tflm_cifar10_cm33_core0 的指南,我可以更容易地进行自定义。我不太擅长硬件,所以我喜欢这种方法(如果NXP支持这种方法,我可以编写Python脚本,每次生成image_data.h文件,进行编译、烧录、运行并将结果返回到PC,保存为.csv文件)。文件等)。我看到很多其他厂商也支持这种方法(版本、刷写和运行,通过命令行将结果返回到 PC)。我认为恩智浦也支持这种方法。 Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? 嗨@nnxxpp , 正如您所提到的,该示例采用了静态头文件方法。然而,对于大型数据集而言,建立一个利用 SD 卡挂载图像的流程会更加合适: 将图片预先加载到 SD 卡上,然后挂载 SD 卡,打开图片列表,并对每张图片执行以下操作: - 读入输入缓冲区 - 运行 NPU 推理 - 将结果写入“results.csv”文件文件 我们目前还没有示例代码来说明这一点,但您可以参考您正在使用的 tflm_cifar10_cm33_core0,以及 SDK 中的 sdcard_fatfs 示例,该示例已经处理了初始化和卡挂载,并具有 SD 卡使用的所有可用 API。 我建议你运行并理解 sdcard 示例,并测试读取二进制图像文件。然后,将 SD 卡组件添加到 tflm 示例中,导入 SD 卡初始化和 FatFs 代码,最后替换静态的 image_data.h 文件。输入缓冲区,其中包含使用 f_read() 从 SD 卡读取的图像信息。 如果图像已经以张量格式存储,将简化处理过程,并避免使用 JPEG/PNG 解码。 BR, 埃德温。 Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? 我想补充更多信息。 目前我正在按照以下步骤使用样本tflm_cifar10_cm33_core0 进行推理: -将 image_data.h 复制到样本 - 点击“版本”按钮 - 点击调试按钮,然后点击继续按钮运行推理。 我和我的队友讨论过,如果我可以通过命令行使用命令来运行上述操作(版本和运行推理),那就非常好了。因为如果可行,我可以编写脚本每次修改 image_data.h 文件,构建并运行推理程序,并将推理结果返回到电脑上。您对此有何看法?太感谢了。 Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? 我还看到 MIMRT700 有 SD 卡,如果我能轻松地在 SD 卡上找到图像,并将图像加载到tflm_cifar10_cm33_core0并将推理结果保存到 SD 卡上,那就非常好了。 但说实话,我知道该如何开始。我不擅长硬件。 Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? 嗨@nnxxpp , 我明白。 您可以从命令行运行 MCUXpresso SDK 项目,并使用脚本自动执行该过程。我们的 SDK 命令行流程使用 west build,可以使用 west flash -r linkserver 进行刷写。 AN14700 特别使用 CLI 来编译项目,如第 7.3 节第 8 部分所述。运行转换后的模型”。 因此,实现此过程自动化的通用脚本应用可以: 1. 复制新的 image_data.h 2. 使用西部建筑风格进行建造 3. 使用西闪卡编程 4. 捕获 UART 日志 虽然这不是“常规推荐方法”,但对于你的应用来说也绝对有效。 BR, 埃德温。 Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? @EdwinHz 是的,非常感谢。 我还研究并按照这份文档操作,并且可以使用 west 刷写运行程序。从这里出发,我可以编写脚本来自动化所有流程。 在我使用这个命令之前 west build -b mimxrt700evk examples/demo_apps/hello_world -- -Dcore_id=cm33_core0   我在 AN14700 的文档中看到,有west build -p always examples/eiq_examples/tflm_label_image --toolchain armgcc --config flash_debug -b mimxrt700evk -Dcore_id=cm33_core0   我有一个关于标志的问题——在第一个命令中。这是什么意思?在mimxrt700evk 上运行 NPU tflite 模型时,我应该配置哪些标志?
記事全体を表示
需要一个s32k396的关于etpu的demo 需要一个s32k396的关于etpu的demo,最好是rtd直接生成的 Re: 需要一个s32k396的关于etpu的demo Hi@大概 首先你要根据你所使用的RTD版本,先安装eptu组件 https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/product?child_plneID=609518&cert_num=822148827 上面下载页面中已经提供了一个例程,是基于EB Tresos的。 当你在S32 DS中安装完上面的组件之后,在S32 DS中也会提供一个例程。 最后,你也可以看一下我们S32K39x提供的电机方案,在下面的下载链接中有电机的例程,其中也包含了EPTU的用法,你可以参考。 https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/MCSPTR2AK396
記事全体を表示