2391126_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2391126_zh-CN

2391126_zh-CN

如何恢复 GUI Guider 丢失的项目配置文件?

嵌入式 T113 板上使用了分辨率为 480*320 的 LCD 屏幕。最初,UI 设计是使用 NXP GuiGuider 软件工具完成的,该工具会自动生成一组 C 代码。后来,.guiguider项目文件丢失了,当我尝试使用 GuiGuider IDE 软件再次打开它时,由于 .guiguider 文件格式错误,加载失败。找不到项目配置文件。现在,我只能通过生成的 C 代码来修改界面,这非常不直观且效率低下。我想请问大家,有什么办法可以恢复 .guiguider 文件吗?从 C 项目代码中获取项目配置文件?

Re: How to recover lost project config files of GUI Guider?

@wenzhang

遗憾的是,目前没有真正恢复 .guiguider 文件的方法。从 C 项目代码中提取的项目文件。从技术上讲,它们是彼此独立的。.guiguider该文件用于存储 GUI Guider 应用程序用作输入的所有配置,并将其显示为可编辑的项目。另一方面,生成的 C 代码是 GUI Guider 的输出,它是作为 LVGL 配置生成的,用于使用此图形库显示 GUI。

如果只需要进行一些微调,最好的办法可能是创建一个新项目,大致设置所需的组件更改,然后使用生成的代码作为参考,引用来调整原始项目的代码。

如果您需要进行的更改比较大,那么最好在 GUI Guider 中创建一个新项目,重新制作整个 GUI,并让该工具再次处理整个代码的生成。这样,您就可以使用最新版本的 GUI Guider (v2.0.0) 将您的 GUI 更新到最新版本的 LVGL (v9.4.0)。

BR,
埃德温。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-08-2026 02:33 AM
Updated by: