2390852_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2390852_ja-JP

2390852_ja-JP

24V BLDCモーターを搭載したMC34GD3000ゲートドライバーの使用

こんにちは、

現在、S32K144 BLDC/PMSM開発キットを使っており、MC34GD3000ゲートドライバーICが含まれています。

応用回路とドキュメントから、リファレンス・デザインは12 V BLDCモーターを想定しているようです。しかし、開発キットに付属しているBLDCモーターは実は24Vモーターで、いくつか疑問が湧きました。

以下の点について、ご意見をいただければ幸いです。

私の理解では、MC34GD3000ゲートドライバー自体は12Vのゲートドライブ電源から動作し、インバータDCバスは24Vで供給され、24VのBLDCモーターを駆動します。これはMC34GD3000の正しい使い方でしょうか、それとも何か見落としている点があるでしょうか?
24V BLDCモーターでMC34GD3000を使う場合、電圧に関する制限や注意点はありますか?例えば、推奨される動作条件やブートストラップの考慮点、その他注意すべき設計ポイントはありますか?
もしこの開発キットや24Vモーター付きのMC34GD3000を使った経験がある方がいれば、ぜひアドバイスをいただけるとありがたいです。

お手数ですが、よろしくお願いいたします。

Re: Using the MC34GD3000 Gate Driver with a 24 V BLDC Motor

こんにちは、@ MCmuhyeon0523

この解決策をご覧ください。

このMCSXTE2BK142は、24Vシステムで最大800W、12Vシステムで最大400W出力を持つ3相永久磁石(BLDC/PMSM)モーター向けに設計された開発ボードです。

https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/MCSXTE2BK142


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎07-07-2026 03:30 AM
更新人: