2391124_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2391124_zh-CN

2391124_zh-CN

v4l2h265enc 是否保留输入帧顺序?

我们在 i.MX95 上使用 v4l2h265enc 进行实时元数据插入。

由于元数据是在编码器之后按访问单元注入的,因此我们需要知道输出访问单元的发出顺序是否与传入的原始帧的发出顺序不同。

  • i.MX95 HEVC编码器是否生成B帧?
  • 如果可以,V4L2 是否有控制选项可以禁用它们?
  • 能否保证输出访问单元保持与输入顺序一致?
  • 是否有推荐的低延迟配置?

我们目前的流程如下:

... ! v4l2h265enc ! h265parse ! custom_sei_injector ! rtph265pay

先感谢您,

真挚地,

LM

Re: Does v4l2h265enc preserve input frame order?

你好,

1.根据参考手册,i.MX95 H.265/HEVC 编码仅生成 I/P 图像,不生成 B 帧。

2. 无需禁用它们。

3. 由于编码器只生成输入/输出图像,而不编码 B 帧,因此无需考虑重排序问题。

4. 低延迟调优应该侧重于实际的 V4L2 控制、DMA 缓冲区 I/O 和下游缓冲,而不是禁用 B 帧,您可以参考这篇文章:

https://community.nxp.com/t5/i-MX-Graphics/i-MX95-VPU-H265-latency-and-performance-v4l2h265enc-v4l2h...

顺祝商祺! 

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-07-2026 03:29 AM
Updated by: