2390939_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2390939_zh-CN

2390939_zh-CN

如何在MIMRT700板上使用大型数据集评估NPU tflite模型?

我的问题如标题所示。

我有一个 tflite 模型,我把它转换成了 NPU tflite 模型。我检查发现,tflite 模型和 NPU tflite 模型的预测结果在某些情况下有所不同(但差别不大)。因此,我想在大数据集上运行 NPU tflite 模型评估。

目前,我按照示例tflm_cifar10_cm33_core0在 MIMRT700 上运行推理 NPU tflite 模型,并且运行正常。但在本示例中,我们针对静态图像修复了 image_data.h(我没有使用相机)。我想修改这个示例,以用于我的新案例“在大数据集上运行评估 NPU tflite 模型”。

  • 我打算使用 SD 卡保存图像,并在推理时将其加载为 image_data.h。但我不知道该从何说起。

我看到MIMRT700有3个micro USB接口:调试接口、eUSB接口和USB-OTG接口。

如果您有任何建议或意见,请与我分享。如果我手动运行每个镜像(版本+刷写),那将非常耗时。

Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board?

@EdwinHz

谢谢你支持我。

使用SD卡的方法很好。我不擅长硬件,所以采纳了我队友的建议。

我上面提到的这种方法怎么样?

目前我正在按照以下步骤使用样本tflm_cifar10_cm33_core0 进行推理:

-将 image_data.h 复制到样本

- 点击“版本”按钮

- 点击调试按钮,然后点击继续按钮运行推理。

我和我的队友讨论过,如果我可以通过命令行使用命令来运行上述操作(版本和运行推理),那就非常好了。因为如果可行,我可以编写脚本每次修改 image_data.h 文件,构建并运行推理程序,并将推理结果返回到电脑上。您对此有何看法?

我的意思是,如果 NXP 有构建、烧录和运行示例tflm_cifar10_cm33_core0 的指南,我可以更容易地进行自定义。我不太擅长硬件,所以我喜欢这种方法(如果NXP支持这种方法,我可以编写Python脚本,每次生成image_data.h文件,进行编译、烧录、运行并将结果返回到PC,保存为.csv文件)。文件等)。我看到很多其他厂商也支持这种方法(版本、刷写和运行,通过命令行将结果返回到 PC)。我认为恩智浦也支持这种方法。

Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board?

@nnxxpp

正如您所提到的,该示例采用了静态头文件方法。然而,对于大型数据集而言,建立一个利用 SD 卡挂载图像的流程会更加合适:

将图片预先加载到 SD 卡上,然后挂载 SD 卡,打开图片列表,并对每张图片执行以下操作:

- 读入输入缓冲区
- 运行 NPU 推理
- 将结果写入“results.csv”文件文件

我们目前还没有示例代码来说明这一点,但您可以参考您正在使用的 tflm_cifar10_cm33_core0,以及 SDK 中的 sdcard_fatfs 示例,该示例已经处理了初始化和卡挂载,并具有 SD 卡使用的所有可用 API。

我建议你运行并理解 sdcard 示例,并测试读取二进制图像文件。然后,将 SD 卡组件添加到 tflm 示例中,导入 SD 卡初始化和 FatFs 代码,最后替换静态的 image_data.h 文件。输入缓冲区,其中包含使用 f_read() 从 SD 卡读取的图像信息。

如果图像已经以张量格式存储,将简化处理过程,并避免使用 JPEG/PNG 解码。

BR,
埃德温。

Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board?

我想补充更多信息。

目前我正在按照以下步骤使用样本tflm_cifar10_cm33_core0 进行推理:

-将 image_data.h 复制到样本

- 点击“版本”按钮

- 点击调试按钮,然后点击继续按钮运行推理。

我和我的队友讨论过,如果我可以通过命令行使用命令来运行上述操作(版本和运行推理),那就非常好了。因为如果可行,我可以编写脚本每次修改 image_data.h 文件,构建并运行推理程序,并将推理结果返回到电脑上。您对此有何看法?太感谢了。

Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board?

我还看到 MIMRT700 有 SD 卡,如果我能轻松地在 SD 卡上找到图像,并将图像加载到tflm_cifar10_cm33_core0并将推理结果保存到 SD 卡上,那就非常好了。

但说实话,我知道该如何开始。我不擅长硬件。

Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board?

@nnxxpp

我明白。

您可以从命令行运行 MCUXpresso SDK 项目,并使用脚本自动执行该过程。我们的 SDK 命令行流程使用 west build,可以使用 west flash -r linkserver 进行刷写。

AN14700 特别使用 CLI 来编译项目,如第 7.3 节第 8 部分所述。运行转换后的模型”。

因此,实现此过程自动化的通用脚本应用可以:

1. 复制新的 image_data.h

2. 使用西部建筑风格进行建造

3. 使用西闪卡编程

4. 捕获 UART 日志

虽然这不是“常规推荐方法”,但对于你的应用来说也绝对有效。

BR,
埃德温。

Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board?

@EdwinHz

是的,非常感谢。

我还研究并按照这份文档操作,并且可以使用 west 刷写运行程序。从这里出发,我可以编写脚本来自动化所有流程。

在我使用这个命令之前

west build -b mimxrt700evk examples/demo_apps/hello_world -- -Dcore_id=cm33_core0
 
我在 AN14700 的文档中看到,有west build -p always examples/eiq_examples/tflm_label_image --toolchain
armgcc --config flash_debug -b mimxrt700evk -Dcore_id=cm33_core0
 
我有一个关于标志的问题——在第一个命令中。这是什么意思?在mimxrt700evk 上运行 NPU tflite 模型时,我应该配置哪些标志?
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: