2390810_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2390810_ja-JP

2390810_ja-JP

ETPUを使用したS32K396のデモが必要です。

S32K396用のETPUのデモが必要です。できればRTDから直接生成されたものが望ましいです。

Re: 需要一个s32k396的关于etpu的demo

こんにちは@おそらく

まず、使用しているRTDのバージョンに応じてeptuコンポーネントをインストールする必要があります。

https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/product?child_plneID=609518&cert_num=822148827

Senlent_1-1783323485833.pngSenlent_1-1783323485833.png

上記のダウンロードページには、EB Tresosをベースにしたサンプルプログラムが既に用意されています。

S32 DSに上記のコンポーネントをインストールすると、S32 DSにルーチンも提供されます。

Senlent_2-1783323637550.pngSenlent_2-1783323637550.png


最後に、弊社のS32K39xシリーズが提供するモーターソリューションもぜひご覧ください。下記のダウンロードリンクには、EPTUの使用例を含むモーターのサンプルコードが掲載されていますので、ご参考になさってください。

https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/MCSPTR2AK396






Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-07-2026 03:31 AM
Updated by: