2390852_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2390852_zh-CN

2390852_zh-CN

使用 MC34GD3000 栅极驱动器驱动 24V 无刷直流电机

你好,

我目前使用的是 S32K144 BLDC/PMSM 开发套件,其中包括 MC34GD3000 栅极驱动器 IC。

从应用电路和文档来看,该参考设计似乎是为 12V 无刷直流电机设计的。然而,开发套件中包含的 BLDC 电机实际上是 24V 电机,这让我产生了一些疑问。

我希望您能就以下问题提供建议:

我的理解是,MC34GD3000 门驱动器本身由 12V 门驱动器电源供电,而反向器直流总线可以由 24V 供电,以驱动 24V 无刷直流电机。这是使用 MC34GD3000 的正确方法吗?还是我遗漏了什么?
将 MC34GD3000 与 24V 无刷直流电机一起使用时,是否存在与电压相关的限制或注意事项?例如,是否有任何推荐的操作条件、启动注意事项或其他设计要点需要注意?
如果有人有使用这款开发套件或 MC34GD3000 搭配 24V 电机的经验,我将非常感谢您的建议。

提前谢谢!

Re: Using the MC34GD3000 Gate Driver with a 24 V BLDC Motor

你好@ MCmuhyeon0523

您可以参考一下这个解决方案。

MCSXTE2BK142是一款专为三相永磁电机(BLDC/PMSM)设计的开发板,在24V系统下输出功率可达800W,在12V系统下输出功率可达400W。

https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/MCSXTE2BK142


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-07-2026 03:30 AM
更新者: