Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.0とBMS Add-On v1.2.0の互換性 MATLABアドオンマネージャーを確認したところ、NXP_Support_Package_S32K3の最新バージョンは1.8.0であることに気づきました。ただし、NXP_Support_Package_BMS(バージョン1.2.0)は、NXP_Support_Package_S32K3バージョン1.4.0と互換性があります。 NXP_Support_Package_S32K3を最新バージョンにアップグレードすることをお勧めしますか?もしそうなら、NXP_Support_Package_BMSアドオンは互換性がありますか? サンプル・モデル Re: Compatibility of NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.0 with BMS Add-On v1.2.0 こんにちは、 BMSアプリケーションを開発するためには、以下のツールボックスがあります: S32K3用MBD v1.4.0 (NXPのウェブサイトで入手可能)。 NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.1 (MATLABアドオンエクスプローラーで見つかります)。 MBD for BMS v1.2.0 (NXPのウェブサイトに掲載)。 NXP_Support_Package_BMS v1.2.0 (MATLABアドオンエクスプローラーで見つかります)。 S32K3 v1.4.0 の MBD には以下が含まれます。 S32K3 RTDドライバ S32設定ツール S32K3ペリフェラルブロック(ADC、DIO、PWMなど)。 例 BMS v1.2.0 の MBD には以下が含まれます。 BMS SDK BMS固有のブロック。 例 ご覧の通り、これら2つはBMSアプリケーションを開発するために必要なすべてのファイルが含まれています。 NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.1には、BMSアプリケーションの構築および展開に必要なファイルは含まれていません。その唯一の目的は、 S32K3 用の MBD Toolboxの利用可能なすべてのバージョン(v1.0.0 から v1.8.0 まで) のインストールを支援することです。 同様に、 NXP_Support_Package_BMS_V1.2.0 にはBMSアプリケーションの構築および展開に必要なファイルが含まれていません。その唯一の目的は、 MBD Toolbox for BMS v1.2.0 のインストールを支援することです。 MBD Toolbox for S32K3 V1.4.0 および MBD Toolbox for BMS v1.2.0 をインストールした後、 NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.1 および NXP_Support_Package_BMS_V1.2.0 はアン インストール可能です。これらはもはや必要ではないためです。 私の理解では、BMS Add-On v1.2.0はNXP Support Package S32K3 v1.4のみと互換性があるようです。 MBD Toolbox for BMS v1.2.0は、 NXP_Support_Package_BMS_V1.2.0とのみ互換性があります。 NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.1ではBMS v1.2.0用のMBD Toolbox。 敬具 ソリン・バンチラ Re: Compatibility of NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.0 with BMS Add-On v1.2.0 ソリン様、 ご返信よろしくお願いします。 私はすでにNXPサポートパッケージS32K3 v1.4とBMS Add-On v1.2.0を使ってBMSを動かしています。 しかし、NXPサポートパッケージS32K3 v1.8とBMS Add-On v1.2.0の互換性については、まだ答えが出ていません。 私の理解では、BMS Add-On v1.2.0はNXP Support Package S32K3 v1.4のみと互換性があるようです。 もしSOなら、FUTUREにBMSアドオンをバージョンv1.8にサポートする予定はありますか? よろしくお願いします、 ラソウル Re: Compatibility of NXP_Support_Package_S32K3 v1.8.0 with BMS Add-On v1.2.0 こんにちは、 BMS 1.2.0のモデルベースデザインツールボックスを使用するには、S32K3 1.4.0用のモデルベースデザインツールボックスをインストールする必要があります。これらのツールボックスには、RTD/SDKドライバ、開発で使用されるツール(gcc、S32設定ツール)、および例が含まれます。これらはこのページからダウンロードできます:モデルベース設計ツールボックス(MBDT) 一方、MATLABアドオンエクスプローラーではNXP_Support_Package_S32K3が見つかります。 このツールボックスは、S32K3のモデルベースデザインツールボックスをユーザーがインストールするのを支援するためのみ使用されます。サポートパッケージは、すべての S32K3 ツールボックスバージョン(1.4.0を含む)をインストールするために使用できます。MBDツールボックスのBMSで必要とされる。RTD/SDKのドライバ、ツール、サンプルは含まれていません。 注記!提供する各サポートパッケージは、特定のプラットフォーム向けにツールボックスをインストールできます。BMS用のMBDツールボックスにはNXP_Support_Package_BMSをインストールする必要があります 。 まとめると、BMSのモデルベースデザインツールボックスを使用するには以下のことが必要です。 1. NXP_Support_Package_S32K3を設置 する。 2. GettingStarted.mlx を実行し、S32K3 v1.4.0向けモデルベースデザインツールボックス。   3. NXP_Support_Package_BMSをインストールします。 4. NXP_Support_Package_BMS.mスクリプトを実行し、インストーラーの手順に従ってください。 5. BMSツールボックス内のpatchesフォルダを開き、「NXP_MBDToolbox_S32K3xx_1.4.3_patch.zip」を解凍します。Windowsでは長いパスに関する制限が発生する可能性があるため、MATLABのファイルエクスプローラを使用して解凍することをお勧めします。 6. 解凍したフォルダにあるNXP_MBDToolbox_S32K3xx_patch.mスクリプトを実行します。 よろしくお願いします、 ソリン・バンシラ
View full article
Example S32K311 SPI CanTrcv_fs23 MCAL S32DS3.6.11 RTD7.0.1 ***************************************************************************** *Detailed Description: *This is a basic communication example for CAN transceiver module of FS23 SBC with SPI interface. *The FS23 SBC on the S32K31XEVB-Q100 board integrated a CAN transceiver. To test CAN communication, another board or a CAN analyzer must be used. *In this example, the S32K311 configures and controls the FS23 via LPSPI0. *The FS23 CanTrcv driver is initialized by calling CanTrcv_43_fs23_Init(), while CanTrcv_43_fs23_SetOpMode() is used to change the operating mode of the integrated CAN transceiver. *After initialization is complete, the S32K3 first transmits a standard CAN data frame with ID 0x123. *At this stage, the CAN frame should be received by the CAN analyzer connected to the J8 CAN bus interface on the S32K31XEVB-Q100 board. *In the main application loop, a standard CAN frame with ID 0x100 is transmitted each time a CAN frame is received. *LED Indications: Blue LED ON: CAN frame transmission in progress Blue LED OFF: CAN frame transmission completed Red LED flashes: CAN frame transmission timed out Green LED ON: CAN frame received *---------------------------------------------------------------------------- *Test HW: * S32K31XEVB-Q100 Board SCH-55131 REV A1 P32K311HVS 0P98C * PCAN-USB Pro * PCAN-USB Pro | S32K31XEVB-Q100 ------------------|-------------------- CANH CAN1.7 | J8.1 (FS23_CANH) CANL CAN1.2 | J8.2 (FS23_CANL) GND CAN1.3 | J8.3 (GND) - S32K31XEVB-Q100 Jumper Configuration: https://www.nxp.com/document/guide/getting-started-with-the-s32k31xevb-q100-evaluation-board-for-general-purpose:GS-S32K31XEVB-Q100?section=plug-it-in_plug-it-in-1 *SDK: * S32K3_S32M27x Real-Time Drivers ASR R23-11 Version 7.0.1 (SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite.zip) * 2.0.0 SBC FS23 R23-11 2.0.0 (SBC_FS23_R23-11_2.0.0_D2604_DesignStudio_updatesite.zip) *Debugger: S32DS 3.6.11, OpenSDA/ PEmicro Multilink Universal FX *Target: internal_FLASH *Reference Documentation: * AN14041 FS23 quick start guide (Rev. 2.0 23 January 2025) * AN14129 FS23 implementation and behaviors (Rev. 2.0 13 December 2024) * FS23, Safety System Basis Chip (SBC) with Power Management, CAN FD and LIN Transceivers Data Sheet (Rev. 8.0 30 June 2025) * RTD_SBC_FS23_UM.pdf C:\NXP\S32DS.3.6.11_S32K3_RTD701\S32DS\software\common\SBC_FS23\Sbc_fs23_TS_T40DXXM20I0R0\doc * RTD_CANTRCV_43_FS23_UM.pdf C:\NXP\S32DS.3.6.11_S32K3_RTD701\S32DS\software\common\SBC_FS23\Cantrcv_43_fs23_TS_T40DXXM20I0R0\doc * This example is migrated from CanTrcv_fs23_Example_S32K312. The method of migrating refers to the video "2.S32DS CT MCAL demo porting K344 to K312 based on RTD500": https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/S32K3-Tools-Part-How-to-port-RTD-s-existing-MCAL-demo-to-other/ta-p/1966315 * In addition, the implementation was referenced from the Application Code Hub example "Dual-Board Serial Communication with AUTOSAR CAN Driver" for the FRDM-A-S32K118 board. https://mcuxpresso.nxp.com/appcodehub?search=dm-can-p2p-s32k118 * FlexCAN bitrate is calculated with: https://community.nxp.com/t5/MPC5xxx-Knowledge-Base/MPC5xxx-S32Kxx-LPCxxxx-CAN-CAN-FD-bit-timing-calculation/ta-p/1119319 CAN classic (non-FD) 30MHz clock 500Kbps 80.0% Sample Point ***************************************************************************** * Revision History: * Ver Date Author Description of Changes * 0.0 10-13-2026 Robin Shen Initial version *****************************************************************************
View full article
Example FRDM-A-S32K344 PIT ADC BTCU_ControlMode FIFO DMA HLD S32DS35 RTD300 * ============================================================================ * Detailed Description: * * The purpose of this demo application is to demonstrate the usage of the * ADC High-Level Driver (HLD) on the S32K344 MCU. * * The example uses PIT timers to periodically trigger BCTU conversion lists * through the TRGMUX. Each conversion list consists of five ADC channels. * Conversion results are stored in BCTU FIFOs and automatically transferred * by eDMA into result arrays. * * Trigger paths: * PIT0_CH0 -> TRGMUX -> BCTU Trigger 23 -> ADC0 (5 channels) * -> BCTU FIFO1 -> eDMA (ch0) * * PIT1_CH1 -> TRGMUX -> BCTU Trigger 47 -> ADC1 (5 channels) * -> BCTU FIFO2 -> eDMA (ch16) * * Converted results from the BCTU FIFOs are moved by eDMA into dedicated * ADC result buffers. * * ADC0 channel P7 is connected to the on-board potentiometer. The converted * value is used to adjust the brightness of the BLUE LED * * ============================================================================ * Test HW: FRDM-A-S32K344 (SCH-94921 / SPF-94921 Rev. C) * MCU: S32K344 * Compiler: S32DS 3.5.x * RTD release: S32K3_RTD_3_0_0_P01_D2303_ASR_REL_4_7_REV_0000_20230331 * Debugger: On-Board Debugger * Target: Internal_FLASH * ============================================================================
View full article
2026年最佳个人数据清除服务:专家测试及最终评测 过去两年里,我尝试过无数的数据清除服务,说实话,大多数都是浪费钱。我的信息会消失几周,然后神奇地重新出现在人员搜索网站上。这令人沮丧,而且感觉毫无意义。 然后我找到了DeleteMe。我一开始还持怀疑态度,但使用 6 个月后,我可以自信地说,它是 2026 年最好的个人数据删除服务。 您可以点击这里查看: https://tinyurl.com 以下是 DeleteMe 的独特之处: 他们确实会彻底删除您的数据——与其他只进行一次性清理的服务不同,DeleteMe 会持续监测并重新删除您的信息(而且这种情况会不断发生)。 棘手案例由人工专家处理——当自动化请求不起作用时,真正的隐私专家会介入,与顽固的数据经纪人周旋。 他们覆盖了750多家数据经纪商——远超竞争对手Incogni(后者仅覆盖180多家)。 详细的季度报告——您可以清楚地看到他们删除了哪些内容以及您的数据在哪里被发现。 是的,它比一些替代方案更贵(年付计划每月 10.75 美元),但一分钱一分货。这种安心感是值得的。 如果你厌倦了在网络上到处看到自己的个人信息,并且想要一项真正能长期有效的服务,我强烈建议你试试 DeleteMe。
View full article
MIMXRT1064 LPSPI4 主/从 MCUXpresso 配置工具 MIMXRT1064 的 LPSPI4 可以是主控端或从控端。 我的PCB板上有两种组装方式—— 以 LPSPI4 为主控 其次,以 LPSPI4 作为从设备。 在MCUXpresso配置工具中,当我在引脚面板中选择引脚D12为LPSPI4:SDI后,在路由详情面板中我可以设置它的方向吗? 如果我采用的是“功能组”配置,其中 LPSPI4 是主设备, D12引脚应该设置为输入还是输出? 我是否需要将 SDI 和 SDO 与外部 0 欧姆电阻互换? 谢谢。 大卫。 电路板设计 封装和 I/O|GPIO Re: MIMXRT1064 the LPSPI4 master / slave MCUXpresso config tool 嗨@davidfi , 非常感谢您对我们产品的关注以及对我们社区的使用。 在正常的 LPSPI4 配置(CFGR1[PINCFG] = 0b00)下,SDI/SIN 是 RT1064 的输入,SDO/SOUT 是其输出: 1:RT1064 作为主设备:它接收从设备通过 SDI 发送的数据,并通过 SDO 向从设备发送数据。 2:RT1064 作为从设备:它接收主设备通过 SDI 发送的数据,并通过 SDO 向主设备发送数据。 单单改变 RT1064 在主从之间的位置,并不会逆转 SDI 和 SDO 的方向。   如果一个组件的 SDI 和 SDO 连接被反转,你可以设置 CFGR1[PINCFG] = 0b11 ( kLPSPI_SdoInSdiOut ) 来在软件中交换它们的功能。SDI 发送数据,而 SDO 接收数据。请确保此设置与所选组件的接线相匹配。 BR 5月 Re: MIMXRT1064 the LPSPI4 master / slave MCUXpresso config tool MCUXpresso 配置工具中是否可以交换 SDI/SDO? Re: MIMXRT1064 the LPSPI4 master / slave MCUXpresso config tool 请看下图:
View full article
FS2643D 可在 24/7 全天候、10 年以上的稳定 24.0 V 电压下运行? 继“适用于 24V 供电的 S32K3 的 SBC”主题之后:我们设计了一款 S32K376 + FS26 控制器,用于固定式电池储能,可 24/7 全天候运行 10 年以上(约 87,600 小时)。FS26 由一个稳压 DIN 导轨 PSU 供电,电压设置为24.0 V (绝不会超过),机柜温度 ≤ 40 °C(Tj ≈ 最高 80 °C)。 MFS2643HMDA0AD (FS2643D)是否符合此任务的 FS26 任务我的,或者即使在 24.0 V 稳压下,FS85/FS86 建议是否适用? 如果不是: FS2633D 搭配 24V → 12V 预稳压器是否适用于相同的电路配置?或者您会推荐MC33FS8510DR用于 24V 的 S32K3 电路? 谢谢! Re: FS2643D at a regulated 24.0 V for 24/7, 10+ year operation? 嗨,乔纳斯 感谢您对恩智浦产品的关注。 1:FS26 并非直接设计用于 24V 系统,您可以从 FS26 功能安全手册中的下图看到,它最初是用于 12V 汽车应用的。 您可以参考以下 FS26 的任务我的: 是的,FS85/FS86 推荐值适用于 24.0 V 稳压电压,FS27 也值得推荐。 2:对于相同的我的,FS2633D 是否适用于 24V → 12V 预稳压器?或者您是否推荐MC33FS8510DR用于 24V 的 S32K3 电路? [gw]是的,前置稳压器可以与 FS26 一起用于 24V 系统,与问题 1 的答案类似,FS85/FS27 也可以推荐用于 24V 应用。 Re: FS2643D at a regulated 24.0 V for 24/7, 10+ year operation? 非常感谢您的回复。 我添加了一个--> 24VDC 转 12VDC 的变流器,方法与您在 SCH-91654.pdf 中实现的方式类似。 我大概还有一到两个月的时间来完成原理图和布局/布线方面的工作,但据我了解,我必须聘请第三方来验证并协助固件开发。为了尽可能降低出现更大错误的风险(这些错误原本可以更早地避免),我应该如何并行开展这部分工作?或许可以在我的工作过程中安排几天,每天8小时的电气工程检查?我目前持绿卡在纽约生活和工作,但我的主要市场将是瑞典和挪威。谢谢。 Re: FS2643D at a regulated 24.0 V for 24/7, 10+ year operation? 我认为向软件工程师介绍SPI 通信机制以及FCCU、FS0B、FS1B 和 RSTB的用法会很有帮助。 基本上,关键在于解释功能安全信号是如何与MCU连接和交互的,以及相应的功能安全逻辑应该如何在MCU端实现。
View full article
企业移动解决方案招标书分析:EPAM、Appinventiv 和 WillowTree 方案对比 选择企业移动开发合作伙伴不再仅仅是找到拥有最强大的开发人员或最令人印象深刻的应用作品集的公司的问题了。 对于首席执行官、首席信息官或首席技术官来说,这是一个更为重大的决定:哪个技术合作伙伴能够将移动计划转化为安全、可扩展的业务能力,并带来可衡量的价值? 这个问题在2026年变得更加重要了。技术领导者面临着越来越大的压力,他们需要将技术支出与业务成果联系起来,同时还要实现传统系统的现代化、人工智能的运营化、加强网络安全和控制技术风险。德勤 2026 年全球技术领导力研究发现,79% 的技术领导者将推动业务成果视为他们的首要任务。与此同时,CIO 研究表明,人工智能、网络安全和风险管理、数据和分析以及应用程序现代化等业务化是首要任务之一。 这改变了企业移动应用招标书的评估方式。 EPAM、Appinventiv 和 WillowTree 都能提出令人信服的理由,但它们各自具有不同的优势。EPAM拥有庞大的工程规模和强大的企业转型能力。WillowTree 现已成为 TELUS Digital 的一部分,拥有强大的产品设计和数字体验传承。Appinventiv 将移动产品工程、企业集成、人工智能、现代化和网络安全交付相结合。 因此,企业买家不应该问“哪家公司名气最大?”,而应该问: “哪个方案最符合我们移动项目在业务、技术、风险和增长方面的要求?” 企业CEO和CTO在移动端RFP中真正关注的是什么 现代企业移动应用很少孤立存在。 该应用程序可能需要与 SAP、Salesforce、Microsoft Dynamics、ServiceNow、支付系统、身份提供商、分析平台、云基础设施、人工智能服务和传统数据库集成。 同时,它必须提供客户或员工真正想要使用的体验。 因此,如今的移动应用招标书应该评估的不仅仅是开发成本。 1. 可衡量的业务成果 第一个问题应该是: 这项投资将改善哪些方面? 答案可能包括: 提高转化率 降低客户服务成本 提高员工生产力 提升数字参与度 减少人工操作流程 加快产品上市速度 提高客户留存率 创造新的数字收入 德勤 2026 年的研究清楚地表明了这种转变:技术领导力越来越以企业价值和可衡量的业务成果来定义,而不仅仅是保持系统运行。 一个不太有力的提议是: “我们将为您开发iOS和Android应用程序。” 一个更有力的提议是: “我们将重新设计客户旅程,实现底层架构现代化,自动化高成本工作流程,并衡量由此产生的业务影响。” 这就是购买软件开发和购买业务转型之间的区别。 2. 人工智能准备度,而不仅仅是人工智能功能 人工智能已经从创新部门进入了企业核心技术路线图。 思科 2026 年 CEO 研究确定了五项主要的 AI 优先事项:升级基础设施、提升团队技能、部署 AI 代理、衡量 AI 影响以及解决 AI 网络安全和治理问题。 与此同时,CIO 研究发现,到 2026 年,人工智能的运营化成为 CIO 的首要职能重点,而应用程序现代化则重新跻身前五大重点之列。 这意味着移动应用领域的招标书不应该仅仅问: “你们能把人工智能添加到应用程序里吗?” 它应该问: “你们能否构建一个能够随着我们的人工智能战略发展而不断演进的人工智能就绪架构?” 征求建议书应评估以下能力: 生成式人工智能 抹布 人工智能代理 企业知识检索 智能自动化 预测分析 人工智能副驾驶 模式治理 可观测性 人工智能就绪型数据架构 安全的 API 和工具访问 这种区别很重要,因为与构建能够与业务系统安全交互的人工智能企业产品相比,向应用程序中添加聊天机器人要容易得多。 3. 网络安全与治理 网络安全不再是供应商选定后才需要考虑的技术性附加因素。 对于企业首席技术官和首席信息安全官而言,网络安全、身份、合规性、数据保护和人工智能治理可以决定产品是否能够获准投入生产。 Evanta 2026 年 CIO 研究将网络安全和风险管理列为首要任务,并报告称 CIO 们专注于降低风险、提高韧性和满足监管要求。 德勤 2026 年网络安全研究还强调,随着企业部署更多自主系统,人工智能安全、身份安全和治理变得越来越重要。 因此,一份完善的移动应用开发招标书应考察以下内容: 身份和访问管理 加密 API 网络安全 秘密管理 安全软件开发生命周期 漏洞管理 渗透测试 云安全 审计日志 数据驻留 事件响应 移动设备管理 人工智能治理 关键问题不在于: “你安全吗?” 关键问题是: “请向我展示如何将网络安全融入到架构和开发生命周期的各个阶段。” EPAM、Appinventiv 和 WillowTree:每份提案都带来了什么? 这三家公司都有能力打造复杂的数字产品。但他们最强有力的主张却截然不同。 这就是为什么招标书结构如此重要的原因。 EPAM:企业工程和转型重量级企业 在本次对比中,EPAM 是规模最大的工程组织。 截至 2026 年 6 月 30 日,该公司最新公开报告的数据显示,其员工约有 62,850 人,其中包括约 56,650 名送货专业人员。该公司在 2025 年创造了 54.57 亿美元的收入。 对于拥有庞大技术资产的企业而言,这种规模可能是一项重大优势。 EPAM 的企业服务涵盖战略、企业系统、定制工程、集成、迁移、现代化、运营、数据、人工智能和云。其企业系统实践明确涵盖端到端实施、系统集成、环境转型、工程、迁移和上线后运营。 EPAM 的优势所在 EPAM 对以下类型的组织尤其具有吸引力: 大型遗留环境 复杂的企业架构 跨国转型计划 广泛的集成要求 大型工程团队 复杂的治理要求 全球推广 企业人工智能转型 其人工智能方案也相当出色。EPAM 将其 AI 企业平台定位在产品级 AI 平台、治理、工程、可衡量的投资回报率以及推动组织从实验走向企业级部署。 RFP应该更深入地探究哪些方面。 EPAM 的规模令人印象深刻,但企业买家不应止步于此。 采购过程中最关键的问题应该是: 谁将实际负责构建和运营我们的移动产品? 请求: 指定交付领导 资历组合 拟议的团队结构 开发团队所在地 升级模式 工程所有权 预计可用性 发布后支持结构 全球员工队伍固然重要,但实际的项目团队决定着日常交付的质量。 Appinventiv:移动优先的企业工程方案 Appinventiv采取了一种略有不同的方法。 它最有力的论点并非它是市场上最大的技术提供商。 它最强有力的论点是,它可以将移动产品工程、企业集成、人工智能、现代化和网络安全整合到一个技术项目中。 Appinventiv 的移动应用服务涵盖定制移动开发、移动咨询、AI 驱动的移动应用、传统系统现代化、企业应用集成、跨平台开发、Android 和 iOS。其企业集成方案包括将移动产品与 ERP、CRM、支付、身份、分析和传统环境连接起来。 这一点与企业买家息息相关,因为移动应用程序通常只是一个更大的技术生态系统中可见的一层。 Appinventiv 的真正优势:移动 + 企业工程 想象一下,一家全球金融服务公司想要一个新的移动银行平台。 乍一看,这个要求似乎很简单: 开发一款手机银行应用程序。 但这一要求背后可能隐藏着: 核心银行系统集成 支付基础设施 欺诈检测 身份验证 CRM连接 分析 客户服务自动化 人工智能助手 实时通知 监管控制 安全API网关 传统现代化 应用本身只是问题的一部分。 更强大的供应商是能够将移动体验与实际运营业务的系统连接起来的供应商。 Appinventiv 明确地将其企业集成服务定位在 ERP、CRM、支付平台、分析系统、身份系统、云服务和传统环境等领域。 这使得企业架构和集成成为 Appinventiv 在此次比较中最强的领域之一。 Appinventiv 的人工智能准备度:为何在这份示例性 RFP 中获得满分 5/5 在这项比较中,Appinventiv 在人工智能准备和实施方面获得了 5/5 的评分。 这并不是说 Appinventiv 在所有人工智能领域都客观上优于所有可能的竞争对手。它反映了此次企业移动应用招标的优先事项。 Appinventiv 目前描述的能力涵盖 AI 产品工程、生成式 AI、AI 代理、RAG、AI 集成、AI 副驾驶、智能 RPA 和 AI 治理。该公司还表示,其拥有认证的人工智能工程师、数据科学家和 MLOps 专家,并已完成企业人工智能集成。 其人工智能代理产品不仅限于对话界面,还描述了可以检索信息、调用 API、执行业务功能和协调多步骤任务的代理工作流程。 这对移动企业来说至关重要。 下一代企业移动应用程序将越来越需要具备的功能不仅仅是显示数据。它们将越来越多地帮助用户利用数据采取行动。 例如: 销售应用 → AI 推荐最佳后续行动 银行应用程序 → 人工智能检测可疑活动 健康保健应用 → 人工智能检索相关患者信息 员工申请 → AI 完成多步骤工作流程 客户应用 → AI 利用企业知识解决请求 其价值在于将人工智能与业务工作流程连接起来,而不仅仅是在应用程序中放置一个人工智能聊天框。 这就是为什么 Appinventiv 的 AI 得分在这个示例框架中为 5/5 的原因。 网络安全与合规:企业采购的另一项考量因素 对于企业买家而言,如果最终的平台无法通过内部网络安全审查,那么人工智能功能就毫无意义。 Appinventiv 表示,其交付和网络安全计划包括 ISO 27001、ISO 9001、CMMI 3 级、SOC 2 相关控制、安全 SDLC 实践、访问控制、加密、网络安全测试、监控和事件响应能力。 它还发布了以合规为导向的功能,涵盖 GDPR、HIPAA、PCI DSS、NIST、CCPA 等框架和要求以及其他行业特定标准。 但是,对于实际的采购决策,招标书仍应要求提供供应商的具体证据。 问: 我们的网络安全架构采用了哪些安全控制措施? 哪些认证涵盖哪些环境? 谁负责进行网络安全评估? 执行哪些渗透测试? 如何隔离敏感的企业数据? 人工智能提示和检索信息是如何管理的? 将提供哪些审计证据? 这使得网络安全不再仅仅是一个营销口号,而是采购部门可以评估的因素。 Appinventiv的交付规模 Appinventiv 报告称,在其现有企业资料中,已交付超过 3,000 种数字产品,并拥有超过 1,700 名技术专家,包括开发人员、设计师、人工智能专家、顾问和交付专业人员。 这一点很重要,因为支持 Appinventiv 的论点不应该仅仅是: “我们是移动专家。” 更有力的论点是: “我们拥有足够的工程实力来应对企业级复杂性,同时又能高度专注于产品和移动工程。” 这种定位使 Appinventiv 在大型转型咨询公司和以经验为主导的产品工作室之间占据了独特的地位。 WillowTree:以体验为主导的数字产品竞争者 WillowTree 为这场比较带来了不同的优势。 WillowTree现已成为TELUS Digital的一部分。TELUS Digital 表示,合并后的公司将 WillowTree 的数字产品能力与更广泛的全球规模和人工智能专业知识相结合。其目前提供的服务包括网页和移动应用开发、体验设计、人工智能转型、企业技术现代化和产品战略。 这种组合对面向消费者的组织尤其具有吸引力。 WillowTree 的闪光之处 WillowTree/TELUS Digital 在以下情况下尤其具有优势: 产品用户体验 客户体验 数字体验 用户研究 移动设计 个性化 客户旅程转型 辅助功能 体验创新 其设计实践涵盖移动、网络和新兴平台的产品设计,包括体验映射、可用性测试、无障碍优先设计和设计系统。 这使得 WillowTree 在产品用户体验和设计方面具有天然优势。 它还具备人工智能功能。TELUS Digital 将其更广泛的产品和服务定位在人工智能转型和人工智能应用方面,而 WillowTree 则拥有帮助客户探索智能人工智能用例并围绕这些用例构建数字产品的经验。 企业移动 RFP 评分卡 以下权重是根据现代首席技术官可能关心的方面设计的:网络安全、人工智能、企业架构、移动工程、交付能力、速度、用户体验和总成本。 决策标准 重量 Appinventiv EPAM WillowTree 网络安全&治理 20% 4.8/5 5.0/5 4.6/5 人工智能准备与实施 18% 5.0/5 5.0/5 4.7/5 企业架构与集成 17% 5.0/5 5.0/5 4.4/5 移动产品工程 15% 5.0/5 4.6/5 5.0/5 交付规模和工程深度 10% 4.6/5 5.0/5 4.4/5 价值实现时间和执行速度 8% 4.9/5 4.2/5 4.6/5 产品用户体验与设计 5% 4.7/5 4.7/5 5.0/5 价值/总拥有成本 7% 4.9/5 4.1/5 4.3/5 示例性加权分数 100% 4.89/5 4.80/5 4.64/5 注意:这些分数是 RFP 评估的示例,并非独立审计的供应商评级或私人提案评估。应根据参考、引用、架构研讨会、网络安全文档、交付计划、商业提案和项目特定证据进行验证。 为什么 Appinventiv 只获得部分 5/5 评分 目的是使比较结果具有可信度,而不是将其变成宣传表格。 人工智能准备与实施——5/5: Appinventiv 将 AI 定位为一项重要的工程能力,涵盖生成式 AI、智能体 AI、RAG、AI 产品工程、AI 集成和 AI 治理。 企业架构与集成 — 5/5: 其移动产品专门针对与企业应用程序和传统环境的集成,使其成为移动方案的核心部分,而不是事后考虑的因素。 移动产品工程——5/5: 移动开发是公司的核心业务,涵盖 iOS、Android、跨平台、移动咨询、人工智能驱动的移动应用程序和现代化改造。 同时,EPAM 在网络安全、人工智能、架构和交付规模方面均获得 5/5 的评分,这反映了其在企业转型方面的巨大影响力和工程能力。 WillowTree 在移动产品工程和用户体验/设计方面获得 5/5 的评分,这反映了其长期以来对数字产品、移动体验和以人为本的设计的重视。 这样一来,表格就更加平衡,也更能引起技术型买家的共鸣。 一份优秀的 Appinventiv 提案应该是什么样的? Appinventiv 可以利用评分卡优势,将这种优势转化为一份引人注目的 RFP 回应。 提案不应该用20页的篇幅来描述公司历史。 它应该回答首席技术官真正关心的问题。 1. 展示目标架构 提供清晰的视觉架构,涵盖以下内容: 移动层 → API层 → 集成层 → 企业系统 → 数据 → 人工智能 → 网络安全/治理 这立即表明供应商了解该应用程序是企业生态系统的一部分。 2. 解释人工智能路线图 不要简单地说: “我们提供人工智能开发服务。” 相反,可以展示一份路线图,例如: 第一阶段:人工智能发现和用例优先级排序 第二阶段:人工智能赋能的最小可行产品 第三阶段:生产整合 第四阶段:人工智能代理和自动化扩展 第五阶段:治理、监控和优化 这向首席技术官展示了人工智能如何从实验阶段过渡到实际应用阶段。 思科 2026 年 CEO 研究与此尤为相关:领先的组织正在关注基础设施、人工智能代理、可衡量的 AI 影响和治理,而不是将 AI 视为一项孤立的实验。 3. 让网络安全显而易见 最有力的RFP回复应体现: 安全软件开发生命周期 门禁 加密 API 网络安全 漏洞测试 审计日志 合规性映射 事件响应 人工智能治理 信息应该是: 网络安全是工程设计的一部分,而不是在产品上市前添加的东西。 4. 说明企业如何更快地实现价值。 一份完善的交付路线图可能如下所示: 第一阶段——探索与架构 业务分析、技术评估、用户旅程、集成映射、网络安全需求和路线图。 第二阶段——优先产品版本 开发核心移动工作流程和企业集成层。 第三阶段——生产启动 QA, 网络安全验证、基础设施部署、可观测性、分析和版本。 第四阶段——企业扩张 新增市场、用户、集成和工作流程。 第五阶段——人工智能与持续优化 人工智能代理、预测分析、个性化、自动化、实验和性能优化。 这比简单地说“我们可以开发你的应用程序”更有说服力。 CEO和CTO应该直接在RFP中提出的问题 一份好的招标书能促使所有供应商回答类似的问题。 而不是: “请描述一下您的移动应用开发服务。” 问: “展示三个相关的企业移动应用项目以及所取得的可衡量的业务成果。” 而不是: 你支持人工智能吗? 问: “请说明您将如何在控制数据访问、模型风险、治理和运营成本的前提下,将人工智能嵌入到该产品中。” 而不是: “你们提供安保服务吗?” 问: “将您的网络安全控制措施映射到我们的目标架构,并解释可用于审计的证据。” 而不是: “你们的系统可以与我们的系统集成吗?” 问: “请提供将我们的ERP、CRM、身份平台、分析堆栈、支付系统和传统API集成起来的拟议架构。” 而是: “这个项目需要多少钱?” 问: “预计三年总拥有成本是多少,包括开发、云服务、支持、维护、网络安全、升级和未来功能开发?” 最后一个问题尤为重要。 最便宜的方案未必是成本最低的解决方案。 糟糕的架构会导致多年的技术债务、昂贵的重写、运营问题和网络安全补救措施。 企业买家除了评分之外还应该关注什么? 加权评分卡很有用,但首席技术官不应该仅仅根据电子表格中的分数做出最终决定。 最终评估应至少包括四项额外检查。 客户推荐 向各供应商索取与类似企业相关的案例参考: 分频 工业 架构复杂性 合规要求 移动受众 整合格局 建筑工作室 要求所有供应商解决同一个架构问题。 这是区分真正工程能力和精心包装的销售材料的最佳方法之一。 网络安全评估 要求提供网络安全调查问卷、认证、控制措施、测试方法和项目特定风险处理方案。 商业透明度 比较: 初始建设成本 团队组成 维护 云成本 支持 变更请求 未来版本 网络安全维护 技术债务 最便宜的 RFP 回复可能会变成最昂贵的三年合作项目。 那么,谁将赢得企业移动通信招标项目? 没有绝对的赢家。 当大规模工程、复杂转型、企业系统和全球交付是主要要求时,EPAM 是最强的选择。其 2026 年的员工人数和企业工程规模使其在大型转型项目中拥有巨大优势。 WillowTree(现为 TELUS Digital)在项目严重依赖产品体验、客户旅程、移动用户体验、设计系统和以体验为主导的创新时,尤其具有吸引力。 当企业希望在一个项目中将移动产品工程、企业集成、人工智能实施、现代化、网络安全和快速实现价值结合起来时,Appinventiv 就显得尤为重要。其目前的产品明确地将移动工程与企业集成、人工智能驱动的应用程序、现代化和全生命周期产品交付联系起来。 而这种区别至关重要。 因为2026年最好的企业移动应用不仅仅是一个应用。 这是一个通过移动体验提供的商业平台。 最终结论 企业移动产品招标不应该由拥有最大标志、最低初始报价或最炫酷原型机的公司赢得。 应该由能够证明以下几点的合作伙伴赢得比赛: 业务影响 + 安全架构 + AI 就绪 + 企业集成 + 移动卓越性 + 交付信心 + 长期价值。 EPAM拥有规模。 WillowTree拥有以经验为导向的产品传承。 Appinventiv 的案例有力地证明了移动工程、企业集成、人工智能、现代化和快速实现价值需要结合起来。 因此,Appinventiv 最具说服力的定位并非: “我们各方面都比EPAM和WillowTree强。” 这是: “以下是企业移动应用最重要的标准——而这正是我们在移动工程、企业架构和人工智能实施能力方面具有强大优势的地方。” 对于正在评估企业移动 RFP 的 CTO 来说,这是一个更有说服力的论点,最终也是赢得入围名单的更有效方法。 Re: The Enterprise Mobile RFP Breakdown: Comparing Proposals from EPAM, Appinventiv, and WillowTree 有趣的故事
View full article
S32K14X_MCAL_安装 我尝试了很多次,但仍然无法成功安装许可证。造成这种情况的原因可能是什么? 无效的许可证文件。需要功能 AUTOSAR_MCAL_S32K14X 版本 4.2。 Re: S32K14X_MCAL_install 你好@xiaomingchen , 要使用 SW32K14-SMCL431-RTMC-1.0.1 软件包,需要一个 license.dat 文件。您可以在“许可证密钥”选项卡中下载所需的许可证,选择要下载的许可证(就您的情况而言,我看到您正在使用适用于 S32K1XX 平台的 AUTOSAR 4.3 RTM 1.0.3 版本 / SW32K14-SMCL431-RTMC-1.0.1 ),向下滚动并选择“查看”,最后选择“全部保存”。 这将生成一个license.dat文件,您需要在安装向导中输入该文件: 但是,该软件已停止支持和维护。我们建议改用最新的 RTD 驱动程序:实时驱动 (RTD) | NXP 半导体 。 此致, 朱利安
View full article
エンタープライズモバイルRFP内訳:EPAM、Appinventiv、WillowTreeの提案の比較 エンタープライズ向けモバイル開発パートナーを選ぶことは、もはや最も優れた開発者や最も優れたアプリポートフォリオを持つ会社を見つけるだけの問題ではありません。 CEO、CIO、CTOにとってははるかに大きな決断です。どの技術パートナーがモバイルの取り組みを安全でスケーラブルなビジネス能力に変え、測定可能な価値をもたらすか? その問題は2026年においてより重要になってきている。テクノロジーリーダーは、技術支出をビジネス成果に結びつける一方で、レガシーシステムの近代化、AIの運用化、サイバーセキュリティの強化、技術リスクの管理というプレッシャーが高まっています。デロイトの2026年グローバル・テクノロジー・リーダーシップ・スタディによると、79%のテクノロジーリーダーがビジネス成果を推進することを最優先事項としています。一方、CIOの調査によると、AI、サイバーセキュリティとリスクマネジメント、データと分析、アプリケーションの近代化が主要な優先事項の一つです。 これにより、エンタープライズモバイルRFPの評価方法が変わります。 EPAM、Appinventiv、WillowTreeはいずれも説得力のある主張をしていますが、それぞれ異なる強みを持っています。EPAMは、非常に大規模なエンジニアリング能力と、高度な企業変革能力を備えています。WillowTreeは現在TELUS Digitalの一部であり、強力な製品デザインとデジタル体験の伝統を持っています。Appinventivはモバイル製品エンジニアリング、エンタープライズ統合、AI、モダナイゼーション、セキュリティ重視の提供を融合させています。 SO、「どの会社が一番大きな名前を持っているか?」と尋ねるのではなく、エンタープライズの買い手はこう問うべきです: 「当社のモバイルプログラムのビジネス、技術、リスク、成長のニーズに最も適した提案は何でしょうか?」 企業のCEOやCTOがモバイルRFPで本当に求めているもの 現代のエンタープライズ向けモバイルアプリケーションは、孤立して存在することはほとんどありません。 アプリケーションはSAP、Salesforce、Microsoft Dynamics、ServiceNow、決済システム、アイデンティティプロバイダー、分析プラットフォーム、クラウドインフラ、AIサービス、レガシーデータベースとの統合が必要になる場合があります。 同時に、お客様やNXP社員向けが実際に使いたいと思う体験を提供しなければなりません。 だからこそ、今日のモバイルRFPは開発コスト以上の価値を評価するべきです。 1. 測定可能なビジネス成果 最初の質問は次のとおりです。 この投資によって何が改善されるのでしょうか? その答えは以下のようなものかもしれません: コンバージョン率の向上 顧客サービスコストの削減 NXP社員向けの生産性向上 デジタルエンゲージメントの向上 手作業によるワークフローを削減する Time to Marketの加速 お客様維持率の向上 新たなデジタル収益を生み出す デロイトの2026年の調査はこの変化を明確に示しています。技術リーダーシップは単にシステムの稼働を維持するだけでなく、企業の価値と測定可能なビジネス成果によって定義されることがますます強まっています。 弱い提案とは次のようなものだ。 「iOSとAndroidのアプリケーションを開発します。」 より強い提案はこうだ。 「顧客の旅路を再設計し、基盤となるアーキテクチャを近代化し、高コストのワークフローを自動化し、その結果としてのビジネスインパクトを測定します。」 これがソフトウェア開発を購入するのとビジネス変革を購入することの違いです。 2. AI機能だけでなく、AIへの対応力も重要 AIはイノベーション部門から企業のコア技術ロードマップへと移行しました。 シスコの2026年のCEO調査では、インフラストラクチャのアップグレード、チームのスキルアップ、AIエージェントの導入、AIの影響測定、AIセキュリティとガバナンスの取り組みという5つの主要なAI優先事項が特定されました。 一方、CIOの調査では、2026年にはAIの運用化がCIOにとって最優先の機能優先事項となり、アプリケーションの近代化が再びトップ5の優先事項に戻ったことが分かりました。 つまり、モバイルRFPは単に以下のような質問をするべきではありません。 「アプリにAIを追加できますか?」 次のように問うべきである。 「AI戦略の進化に合わせてアプリケーションが進化できる、AI対応のアーキテクチャを構築できますか?」 RFPでは、以下のような能力を評価する必要があります。 生成AI ぼろ布 AIエージェント 企業知識検索 インテリジェントオートメーション 予測分析 AI副操縦士 モデルガバナンス 可観測性 AI対応データアーキテクチャ 安全なAPIとツールアクセス この違いは重要です。なぜなら、チャットボットをアプリケーションに追加することは、ビジネスシステムと安全に連携できるAI対応のエンタープライズ製品を構築するのと比べて簡単だからです。 3. セキュリティと統治 セキュリティはもはやベンダー選定後に見直される技術的な付録ではありません。 企業のCTOやCISOにとっては、セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス、データ保護、AIガバナンスが製品が本番環境で承認されるかどうかを決定します。 Evantaの2026年のCIO調査では、サイバーセキュリティとリスクマネジメントが最優先事項とされており、CIOはリスク軽減、レジリエンス向上、規制要件の遵守に注力していると報告しています。 デロイトの2026年のサイバーリサーチは、AIセキュリティ、アイデンティティセキュリティ、ガバナンスが企業により自律的なシステムを展開する中でますます重要であることを強調しています。 したがって、強力なモバイルRFPは以下の点を検討すべきです: アイデンティティおよびアクセス マネジメント 暗号化 APIセキュリティ シークレットマネジメント セキュアなSDLC 脆弱性マネジメント 侵入テスト クラウドセキュリティ 監査ログ データ所在地 インシデント対応 モバイルデバイスマネジメント AIガバナンス 重要な質問は、次のとおりではありません。 「安全ですか?」 重要な質問は次のとおりです。 「セキュリティがアーキテクチャと開発ライフサイクル全体にどのように組み込まれているかを見せてください。」 EPAM、Appinventiv、WillowTree:それぞれの提案内容 これら3社とも高度なデジタル製品を構築できます。しかし、彼らの最も強力な主張は異なっている。 だからこそ、RFPの構造が重要なのです。 EPAM:エンタープライズエンジニアリングと変革の重鎮 EPAMは、この比較対象の中で最大規模のエンジニアリング組織である。 最新の公表データによると、2026年6月30日時点で約62,850人のNXP社員向けがおり、そのうち約56,650人の配達専門家がいます。同社は2025年に54億5,700万ドルの収益を生み出しました。 巨大なテクノロジ資産を持つ企業にとって、この規模は大きな利点となり得ます。 EPAMのエンタープライズサービスは、戦略策定、エンタープライズシステム、カスタムエンジニアリング、統合、移行、近代化、運用、データ、AI、クラウドなど多岐にわたります。同社のエンタープライズシステム事業は、エンドツーエンドの実装、システム統合、ランドスケープ変革、エンジニアリング、移行、および運用開始後の運用を明確に網羅している。 EPAMが際立つ点 EPAMは、以下のような組織にとって特に魅力的なソリューションです。 大規模なレガシー環境 複雑なエンタープライズアーキテクチャ 多国籍企業の変革プログラム 広範な統合要件 大規模なエンジニアリングチーム 複雑なガバナンス要件 グローバル展開 エンタープライズAIトランスフォーメーション 同社のAIに関する提案もまた、非常に意義深い。EPAMは、AIエンタープライズプラットフォームを本番レベルのAIプラットフォーム、ガバナンス、エンジニアリング、測定可能なROI、そして実験から企業規模への組織展開へと導くことを中心に位置づけています。 RFPでさらに掘り下げるべき点 EPAMの規模は印象的だが、企業顧客はそこで満足すべきではない。 調達における重要な問いは以下のとおりである。 実際に誰が私たちのモバイル製品を構築・運営するのでしょうか? リクエスト: 配送責任者 勤続年数の組み合わせ 提案されたチーム構成 開発チームの所在地 エスカレーションモデル エンジニアリングの所有権 予定されている利用可能状況 発射後のサポート構造 グローバルな労働力は価値がありますが、実際のプロジェクトチームが日々の納品の品質を決定します。 Appinventiv:モバイルファーストのエンタープライズエンジニアリングオプション Appinventivはやや異なるアプローチを取っている。 その最も強い主張は、マーケット最大の技術プロバイダであることではありません。 その最も強力な主張は、モバイル製品エンジニアリング、エンタープライズ統合、AI、モダナイゼーション、セキュリティを一つの技術的な取り組みに統合できるという点です。 Appinventivのモバイルアプリケーション提供は、カスタムモバイル開発、モバイルコンサルティング、AI搭載モバイルアプリケーション、レガシーモダナイゼーション、エンタープライズアプリケーション統合、クロスプラットフォーム開発、Android、iOSをカバーしています。エンタープライズ統合サービスには、モバイル製品をERP、CRM、ペイメント、アイデンティティ、分析、レガシー環境と接続することが含まれます。 これは企業の購入者にとって非常に重要です。なぜなら、モバイルアプリケーションはしばしばはるかに大きな技術エコシステムの目に見える層に過ぎないからです。 Appinventivの本当の利点:モバイル+エンタープライズエンジニアリング グローバルな金融サービス企業が新しいモバイルバンキングプラットフォームを求めていると想像してみてください。 一見すると、この要件は単純明快に見える。 モバイルバンキングアプリケーションを構築しましょう。 しかし、その要件の下には次のようなものがあるかもしれません。 コアバンキング統合 決済インフラ 不正検出 本人確認 CRMコネクティビティ 分析 カスタマーサービス自動化 AIアシスタント リアルタイム通知 規制管理 セキュアなAPIゲートウェイ レガシーシステムの近代化 アプリ自体は問題の一部に過ぎない。 より強力なベンダーは、モバイル体験を実際にビジネスを運営するシステムとつなげられる業者です。 Appinventivは、ERP、CRM、決済プラットフォーム、分析システム、アイデンティティシステム、クラウドサービス、レガシー環境を中心にエンタープライズ統合サービスを明確に位置づけています。 そのため、エンタープライズアーキテクチャと統合は、今回の比較においてAppinventivの最も優れた分野の一つと言えるでしょう。 AppinventivのAI対応力:この事例RFPで5/5の評価を獲得した理由 今回の比較において、AppinventivはAIへの対応状況と実装状況で5点満点中5点を獲得しました。 これは、AppinventivがAIのあらゆる分野において、あらゆる競合他社よりも客観的に優れているという意味ではありません。これはこの特定のエンタープライズ向けモバイルRFPの優先事項を反映しています。 Appinventivは現在、AI製品エンジニアリング、生成AI、AIエージェント、RAG、AI統合、AIコパイロット、インテリジェントRPA、AIガバナンスにまたがる能力を紹介しています。また、同社は認定されたAIエンジニア、データサイエンティスト、MLOpsスペシャリストを擁し、企業向けAI統合を完了した実績があると述べている。 AIエージェントの提供は単なる会話型インターフェースを超え、情報の取得、APIの呼び出し、ビジネス機能の実行、多段階のタスクの調整を行うエージェント型ワークフローを記述しています。 これはモバイル企業にとって重要です。 次世代のエンタープライズモバイルアプリケーションは、表示データ以上のことを期待されることがますます期待されるでしょう。これにより、ユーザーがデータに基づいて行動するのをますます支援できるようになります。 例: 営業アプリケーション→AIが次善の行動を推奨します 銀行アプリケーション→AIが不審な活動を検出 ヘルスケア応用→AIは関連する患者情報を取得します 従業員応募→AIは多段階のワークフローを完成させます お客様アプリケーション→AIはエンタープライズ知識を用いてリクエストを解決します 価値は、単にAIチャットボックスをアプリ内に置くことではなく、ビジネスのワークフローにAIをつなげることにあります。 そのため、AppinventivのAIスコアはこの例示的な枠組みで5/5に位置しています。 セキュリティとコンプライアンス:もう一つの企業購入の考慮点 企業の購入者にとって、AIの能力は内部セキュリティ審査に合格できなければほとんど意味を持ちません。 Appinventivは、提供およびセキュリティプログラムにISO 27001、ISO 9001、CMMIレベル3、SOC 2関連管理、安全なSDLC実践、アクセス制御、暗号化、セキュリティテスト、監視、インシデント対応機能を含むと述べています。 また、GDPR、HIPAA、PCI DSS、NIST、CCPAなどのフレームワークや要件、およびその他の業界固有の標準を網羅した、コンプライアンス重視の機能も公開しています。 しかし、実際の調達決定においては、RFP(提案依頼書)にはベンダー固有の証拠を求めるべきである。 聞く: 私たちのアーキテクチャにはどのようなセキュリティ制御が適用されるのでしょうか? どの資格がどの環境を対象としているのか? セキュリティ評価は誰が行っているのか? どのような侵入テストが実施されますか? 機密性の高い企業データはどのように隔離されるのか? AIによるプロンプトや取得された情報はどのように管理されているのか? どのような監査証拠が提出されますか? これにより、マーケティングステートメントから調達部門が評価できるものへとセキュリティが変わるのです。 Appinventivの配送規模 Appinventivは、現在の企業情報全体で3,000以上のデジタル製品と、開発者、デザイナー、AI専門家、コンサルタント、デリバリー専門家を含む1,700人以上の技術専門家を届けていると報告しています。 これは重要な点です。なぜなら、Appinventivを支持する論拠は、単に以下のようであってはならないからです。 「私たちはモバイル専門です。」 より説得力のある主張は次のとおりです。 「企業の複雑さを扱うのに十分なエンジニアリングの深さを持ちながら、製品とモバイルエンジニアリングに強く注力しています。」 このポジショニングにより、Appinventivは大規模な変革コンサルタントと経験重視の製品スタジオの間に明確な位置づけをしています。 WillowTree:体験主導のデジタル製品候補 WillowTreeは、この比較において異なる強みをもたらす。 WillowTreeは現在、TELUS Digitalの一部となっています。TELUSデジタルによると、統合組織はWillowTreeのデジタル製品能力と、より広範なグローバルスケールおよびAI専門知識を統合しています。現在の提供内容には、ウェブおよびモバイルアプリ開発、エクスペリエンスデザイン、AI変革、エンタープライズテクノロジーの近代化、製品戦略が含まれます。 その組み合わせは、特に消費者向けサービスを提供する企業にとって魅力的です。 WillowTreeが輝く場所 WillowTree/TELUS Digitalは、RFPで特に以下の点が強調されている場合に強みを発揮します。 製品UX 顧客体験 デジタル体験 ユーザーリサーチ モバイル設計 パーソナライゼーション カスタマージャーニーの変革 アクセシビリティ イノベーションを体験する 同社のデザイン業務は、モバイル、ウェブ、新興プラットフォームにわたる製品デザインにまたがっており、エクスペリエンスマッピング、ユーザビリティテスト、アクセシビリティ優先設計、デザインシステムなどを含みます。 これにより、WillowTreeは製品のUXとデザインにおいて自然な優位性を持っています。 AI機能も搭載している。TELUS DigitalはAIトランスフォーメーションとAI対応アプリケーションを中心に幅広いサービスをポジショニングしており、WillowTreeはクライアントがエージェント型AIユースCASEを探求し、それに基づいたデジタル製品をビルディングするのを支援しています。 エンタープライズモバイルRFPスコアカード 以下の重み付けは、現代のCTOが関心を持ちそうなもの、すなわちセキュリティ、AI、エンタープライズアーキテクチャ、モバイルエンジニアリング、デリバリー能力、速度、UX、そして総コストに基づいて設計されています。 決定基準 重量 Appinventiv EPAM ウィローツリー セキュリティとガバナンス 20% 4.8/5 5.0/5 4.6/5 AIの準備状況と実装 18% 5.0/5 5.0/5 4.7/5 エンタープライズアーキテクチャと統合 17% 5.0/5 5.0/5 4.4/5 モバイル製品工学 15% 5.0/5 4.6/5 5.0/5 納品規模とエンジニアリングの深さ 10% 4.6/5 5.0/5 4.4/5 価値実現までの時間と実行速度 8% 4.9/5 4.2/5 4.6/5 製品UXとデザイン 5% 4.7/5 4.7/5 5.0/5 価値/総所有コスト 7% 4.9/5 4.1/5 4.3/5 加重スコアの例 100% 4.89/5 4.80/5 4.64/5 注:これらのスコアは、RFP(提案依頼書)の評価例を示すものであり、独立した監査を受けたベンダー評価や、非公開の提案評価ではありません。それらは参考文献、アーキテクチャワークショップ、セキュリティドキュメント、納品計画、商業提案、プロジェクト固有の証拠と照合して検証されるべきです。 Appinventivが5/5の評価を限定的にしか得られない理由 目的は、比較を宣伝用の表にするのではなく、信頼できるものにすることである。 AI準備度と導入 — 5/5: AppinventivはAIを生成AI、エージェントAI、RAG、AI製品エンジニアリング、AI統合、AIガバナンスにまたがる重要なエンジニアリング能力としてポジショニングしています。 エンタープライズアーキテクチャと統合 — 5/5: モバイルサービスは、エンタープライズアプリケーションやレガシー環境との統合に特化しており、これは後回しではなくモバイルの中核的な要素となっています。 モバイルプロダクトエンジニアリング — 5/5: モバイル開発がこのサービスの中心であり、iOS、Android、クロスプラットフォーム、モバイルコンサルティング、AI搭載のモバイルアプリケーション、そしてモダニゼーションにまたがっています。 同時に、EPAMはセキュリティ、AI、アーキテクチャ、提供規模で5/5評価を受けており、その大規模な企業変革の拠点とエンジニアリング能力を反映しています。 WillowTreeはモバイル製品エンジニアリングとUX/デザインで5/5評価を獲得し、長年にわたりデジタル製品、モバイル体験、人間中心のデザインに重点を置いてきたことを反映しています。 そうすることで、表のバランスが取れ、技術系のバイヤーにとってより信頼できるものになる。 優れたAppinventiv提案書とはどのようなものか ここでAppinventivはスコアカードの優位性を説得力のあるRFP回答に変えることができます。 提案書はNXPについて歴史を説明するために20ページも費やすべきではありません。 それは、CTOが実際に気にしている質問に答えるものであるべきだ。 1. ターゲットアーキテクチャを示す 以下の内容を網羅した明確なビジュアルアーキテクチャを提供する。 モバイル層→API層→統合層→企業システム→→データAI→セキュリティ/ガバナンス これにより、ベンダーがアプリケーションをエンタープライズエコシステムの一部として理解していることがすぐに示されます。 2. AIロードマップを説明する 単にこう言うだけではいけません。 「当社はAI開発を提供しています。」 代わりに、次のようなロードマップを表示してください。 フェーズ1:AI発見とユースケースの優先順位付け フェーズ2:AI対応MVP フェーズ3:生産統合 フェーズ4:AIエージェントとオートメーションの拡大 フェーズ5:ガバナンス、モニタリング、最適化 これは、AIが実験段階から運用段階へと移行する過程をCTOに示すものです。 シスコの2026年のCEO研究は特に重要です。主要組織はAIを孤立した実験として扱うのではなく、インフラストラクチャ、AIエージェント、測定可能なAIインパクト、ガバナンスに注力しています。 3. セキュリティを可視化する 最も優れたRFP回答には、以下の点が示されるべきである。 セキュアなSDLC アクセス制御 暗号化 APIセキュリティ 脆弱性テスト 監査ログ コンプライアンスマッピング インシデント対応 AIガバナンス メッセージは以下のとおりです。 セキュリティはエンジニアリングの一部であり、発売前に追加されるものではありません。 4. 企業がより早く価値を達成できる方法を示す 強力なデリバリーロードマップは次のようなものになるかもしれません: フェーズ1 — 発見とアーキテクチャ ビジネス分析、技術評価、ユーザージャーニー、統合マッピング、セキュリティ要件、ロードマップなどが含まれます。 フェーズ2 — 優先製品構築 コアとなるモバイルワークフローとエンタープライズ統合層を開発します。 フェーズ3 — 生産開始 QA、セキュリティ検証、インフラストラクチャ展開、観察可能性、分析、リリース。 フェーズ4 — 事業拡大 追加のマーケット、ユーザー、連携、ワークフロー。 フェーズ5 — AIと継続的最適化 AIエージェント、予測分析、パーソナライズ、オートメーション、実験、パフォーマンス最適化。 これは単に「アプリケーションを作れる」と言うよりも説得力があります。 CEOとCTOがRFPに直接盛り込むべき質問 優れたRFP(提案依頼書)は、すべてのベンダーに同様の質問への回答を促すものです。 の代わりに: 「モバイルアプリ開発サービスについて説明してください。」 聞く: 「関連する3つのエンタープライズモバイルプログラムと達成された測定可能なビジネス成果を示してください。」 の代わりに: 「AIを支持しますか?」 聞く: 「データアクセス、モデルリスク、ガバナンス、運用コストを制御しながら、この製品にAIをどのように組み込むかを示してください。」 の代わりに: 「セキュリティは担当しているのか?」 聞く: 「セキュリティ制御をターゲットアーキテクチャにマッピングし、監査用の証拠を説明しろ。」 の代わりに: 「我々のシステムと統合できるか?」 聞く: 「ERP、CRM、アイデンティティプラットフォーム、分析スタック、決済システム、レガシーAPIを統合するための提案アーキテクチャを提供してください。」 そして代わりに: 「プロジェクトの費用はいくらになりますか?」 聞く: 「開発、クラウド、サポート、保守、セキュリティ、アップグレード、将来の機能開発を含む、予想される3年間の総所有コストはどのくらいですか?」 最後の質問は特に重要です。 最も安価な提案が、必ずしも最も費用対効果の高い解決策とは限らない。 悪いアーキテクチャは、何年にもわたる技術的負債、高額な書き換え、運用上の問題、セキュリティ対策を生み出します。 企業購買担当者がスコア以外に注目すべき点 加重スコアカードは有用だが、CTOはスプレッドシートのスコアだけに基づいて最終決定を下すべきではない。 最終評価には、少なくとも4つの追加チェック項目を含めるべきである。 お客様の紹介 各ベンダーに、同様の企業との取引実績を尋ねてください。 規模 業界 アーキテクチャの複雑性 コンプライアンス要件 モバイルオーディエンス 統合の状況 建築ワークショップ すべてのベンダーに同じアーキテクチャ上の問題を解決することを義務付ける。 これは、真の技術力と洗練された営業資料を見分ける最良の方法の一つです。 セキュリティ評価 セキュリティアンケート、認証、管理、テスト方法、プロジェクト固有のリスク処理などを依頼してください。 商業上の透明性 比較する: 初期建設費用 チーム構成 メンテナンス クラウドコスト サポート 変更依頼 FUTUREリリース セキュリティメンテナンス 技術的負債 最も安価なRFPの回答が、最も高価な3年間のパートナーシップに変わることもあります。 では、エンタープライズモバイルのRFPは誰が勝つのでしょうか? 絶対的な勝者は存在しない。 EPAMは、大規模なエンジニアリング、複雑な変革、エンタープライズシステム、グローバルなデリバリーが主要な要件となる場合に、最も有力な選択肢となります。2026年時点の従業員数と企業全体のエンジニアリング体制は、非常に大規模な変革プログラムにおいて大きな優位性をもたらす。 WillowTree(現在のTELUS Digital)は、製品体験、顧客体験、モバイルUX、デザインシステム、体験主導のイノベーションに大きく依存するプログラムにおいて特に魅力的です。 Appinventivは、モバイルプロダクトエンジニアリング、企業統合、AI導入、モダナイゼーション、セキュリティ、価値へのスピードを一つのエンゲージメントに統合したい場合に特に魅力的になります。現在のサービスは、モバイルエンジニアリングとエンタープライズ統合、AI搭載アプリケーション、モダナイゼーション、そしてフルライフサイクルの製品配送を明確に結びつけています。 そしてその区別は重要です。 なぜなら、2026年に最高のエンタープライズモバイルアプリケーションは単なるアプリケーションではないからです。 これはモバイル体験を通じて提供されるビジネスプラットフォームです。 最終的な結論 エンタープライズモバイルRFPは、最大のロゴ、最も低い初期価格、または最も派手なプロトタイプを持つ会社が勝つべきではありません。 以下を示せるパートナーが勝つべきです: ビジネスインパクト+安全なアーキテクチャ+AI準備度+エンタープライズ統合+モバイルエクセレンス+デリバリーの信頼性+長期的な価値。 EPAMは規模が大きい。 WillowTreeは経験重視の製品遺産を持っています。 Appinventivは、モバイルエンジニアリング、エンタープライズ統合、AI、モダナイゼーション、そして価値間の速さが一体化する必要があるという強い主張を持っています。 だからこそ、最も説得力のあるAppinventivのポジショニングは以下の通りではありません。 「我々はEPAMやWillowTreeよりもあらゆる面で優れている。」 それは: 「ここに最もマターなエンタープライズモバイル基準があります。ここで、私たちのモバイルエンジニアリング、エンタープライズアーキテクチャ、AI実装能力が特に強力に適合しています。」 企業向けモバイルRFPを評価するCTOにとっては、その方がはるかに信頼できる主張であり、最終的にはショートリストに勝つための強力な手段となります。 Re: The Enterprise Mobile RFP Breakdown: Comparing Proposals from EPAM, Appinventiv, and WillowTree 興味深い話
View full article
MIMXRT1064 LPSPI4 マスター/スレーブ MCUXpresso 設定ツール MIMXRT1064のLPSPI4はマスターまたはスレーブにできます。 私のPCBには2つの組み立てオプションがあります。 マスターとしてLPSPI4を使用するもの 2つ目は、LPSPI4をスレーブとして使用する場合です。 MCUXpressoの設定ツールで、ピンパネルでD12をLPSPI4:SDIに選んだ後、ルーティング詳細パネルで方向を設定できます!? もし私が「Functional Group」構成でLPSPI4がマスターである場合、 このD12ピンは入力か出力に設定すべきでしょうか? SDIとSDOを外部の0Ω抵抗器に交換する必要はありますか? ありがとう。 デビッド。 ボード設計 パッケージとIO|GPIO Re: MIMXRT1064 the LPSPI4 master / slave MCUXpresso config tool こんにちは、 @davidfi さん。 私たちの製品にご関心を寄せ、コミュニティをご利用いただき、本当にありがとうございます。 通常のLPSPI4構成(CFGR1[PINCFG] = 0b00)では、SDI/SINがRT1064の入力、SDO/SOUTが出力となります。 1:RT1064をマスターとして動作させる場合:スレーブからSDI経由で送信されたデータを受信し、スレーブにSDO経由でデータを送信します。 2:RT1064をスレーブとして使用する場合:マスターからSDI経由で送信されたデータを受信し、SDO経由でマスターにデータを送信します。 RT1064をマスターとスレーブ間で変更しても、それ自体でSDIとSDOの方向が逆になるわけではありません。   アセンブリのSDIとSDO接続が逆の場合、CFGR1[PINCFG] = 0b11 (kLPSPI_SdoInSdiOut )を設定してソフトウェアで関数を交換できます。SDIはデータを送信し、SDOはそれを受信します。この設定が選択したアセンブリの配線と一致していることを確認してください。 BR 5月 Re: MIMXRT1064 the LPSPI4 master / slave MCUXpresso config tool 下記の図をご覧ください。 Re: MIMXRT1064 the LPSPI4 master / slave MCUXpresso config tool MCUXpressoの設定ツールでSDI/SDOを切り替える方法はありますか?
View full article
Best Personal Data Removal Services 2026: Expert Testing & Final Verdict I've tried countless data removal services over the past two years, and honestly, most of them were a waste of money. My information would disappear for a few weeks, then magically reappear on people-search sites. It was frustrating and felt pointless. Then I found DeleteMe. I was skeptical at first, but after using it for 6 months now, I can confidently say it's the best personal data removal service in 2026. You can check them out here: https://tinyurl.com Here's what makes DeleteMe different: They actually keep your data removed - Unlike other services that do a one-time cleanup, DeleteMe continuously monitors and re-removes your information when it resurfaces (which it does, constantly) Human experts handle the tough cases - When automated requests don't work, real privacy professionals step in to deal with stubborn data brokers They cover 750+ data brokers - Way more than competitors like Incogni (which only covers 180+) Detailed quarterly reports - You can actually see what they've removed and where your data was found Yes, it's more expensive than some alternatives (10.75/month on annual plan), but you get what you pay for. The peace of mind is worth it. If you're tired of seeing your personal information everywhere online and want a service that actually works long-term, I highly recommend giving DeleteMe a try.
View full article
MIMXRT1064 the LPSPI4 master / slave MCUXpresso config tool MIMXRT1064's LPSPI4 can be master or slave. In my PCB I have 2 assembly options - One         with LPSPI4 as master Second  with LPSPI4 as slave. In the MCUXpresso config tool, after I select pin D12 to be LPSPI4:SDI in the pins panel, on the Routing Details panel I can to set its direction !? If I am on a "Functional Group" configuration, in which the LPSPI4 is master, this D12 pin should be set as input or output? Do I need to swap SDI and SDO with external 0 ohm resistors? Thank you. David. Board Design Package and IO|GPIO Re: MIMXRT1064 the LPSPI4 master / slave MCUXpresso config tool Hi @davidfi , Thank you so much for your interest in our products and for using our community. With the normal LPSPI4 configuration ( CFGR1[PINCFG] = 0b00 ), SDI/SIN is the RT1064’s input and SDO/SOUT is its output : 1:RT1064 as master: It receives data sent by the slave on SDI and sends data to the slave on SDO. 2:RT1064 as slave: It receives data sent by the master on SDI and sends data to the master on SDO. Changing the RT1064 between master and slave does not, by itself, reverse the directions of SDI and SDO.   If an assembly has the SDI and SDO connections reversed, you can set CFGR1[PINCFG] = 0b11 ( kLPSPI_SdoInSdiOut ) to swap their functions in software. SDI then sends data, while SDO receives it. Make sure this setting matches the wiring of the selected assembly. BR May Re: MIMXRT1064 the LPSPI4 master / slave MCUXpresso config tool Please see the Fig below: Re: MIMXRT1064 the LPSPI4 master / slave MCUXpresso config tool is there a way to swap SDI/SDO In the MCUXpresso config tool?
View full article
FS2643Dを24時間365日、10年以上稼働させるための安定化24.0V電源は必要ですか? 「24V電源のS32K3に適したSBC」というスレッドに従い、24時間稼働し10+年(~87,600時間)稼働する定常型バッテリー蓄電用のS32K376 + FS26コントローラを設計しました。FS26は、 24.0V (それ以上にならない)に設定された安定化DINレール電源ユニットから給電され、筐体温度は40℃以下(Tj ≈ 80℃以下)です。 MFS2643HMDA0AD(FS2643D)は、この用途におけるFS26ミッションプロファイルに含まれていますか?それとも、安定化された24.0Vの場合でもFS85/FS86の推奨事項が適用されますか? もしそうでなければ、同じプロファイルで 24→12Vプリレギュレーターの背後にFS2633D を置くのは適切でしょうか?それとも24VのS32K3用 MC33FS8510DR をおすすめしますか? ご回答をお待ちしています。 Re: FS2643D at a regulated 24.0 V for 24/7, 10+ year operation? こんにちは、ジョナス NXP製品にご関心いただきありがとうございます。 1: FS26は24Vシステム専用に設計されているわけではなく、下の写真はFS26のセーフティマニュアルから見ることができます。元々は12Vのオートモーティブ用途で使われています。 以下はFS26のミッションプロファイルを参照してください。 はい、FS85/FS86の推奨事項は安定化された24.0Vに適用されます。また、FS27も推奨されます。 2: 24 → 12 Vのプリレギュレーターの背後にあるFS2633D は 同じプロファイルに適していますか?それとも 24VのS32K3用 MC33FS8510DR をおすすめしますか? [gw]はい、フロントプリレギュレーターはFS26と24Vシステムで使用可能です。また、24V用途でも同様の回答が推奨されます。 Re: FS2643D at a regulated 24.0 V for 24/7, 10+ year operation? ご返信ありがとうございます。 -->24VDCを追加します。>SCH-91654.pdfで実装したのと同じ方法で12VDCコンバーターを使います 回路図作成と配置配線に関しては、おそらくあと1~2ヶ月は作業が残っていると思いますが、私の理解では、検証とファームウェア開発については第三者機関に依頼する必要があるようです。その部分を仕事と並行して始め、さらに8時間のEE検査を数日間受けて、もっと早く防げたはずの大きなミスのリスクを最小限に抑えるのがベストでしょうか?私はグリーンカードでニューヨーク市に住み働いていますが、主なマーケットはスウェーデンとノルウェーです。ありがとう。 Re: FS2643D at a regulated 24.0 V for 24/7, 10+ year operation? ソフトウェアエンジニアに SPI通信メカニズムや FCCU、FS0B、FS1B、RSTBの利用方法を共有することが役立つと思います。 基本的には、 機能安全信号がどのように接続されMCUと相互作用するか、そして対応する 機能安全ロジックがMCU側でどのように実装されるべきかを説明することが重要です。
View full article
Prototype Request FRDM-MCXN947 & FRDM-RW612 for Student Edge AI Project Hi NXP Community & FAE Team, I am a student developer working on an embedded Edge AI and wireless gateway architecture using the MCX ecosystem. I recently started prototyping with the FRDM-MCXA156 and FRDM-MCXN236 boards in MCUXpresso for VS Code on macOS. To expand this setup into a multi-node system, I am looking to evaluate the FRDM-MCXN947 and FRDM-RW612boards: FRDM-MCXN947: To build an Edge AI compute node leveraging its dual-core Cortex-M33 architecture, hardware eIQ Neutron NPU, and high-speed interfaces. FRDM-RW612: To serve as a tri-radio wireless bridge handling Wi-Fi 6, Matter/Thread, and BLE mesh telemetry. Since my personal account cannot open a formal ticket on the Support Case Portal, I wanted to ask if an NXP team member or University Outreach representative could assist me with sample approval or promotional coupon codes for these two targets. Once the prototype build is validated, I will be publishing the full firmware source code and build documentation open-source on GitHub and will also share a full review of the project. Thank you for your time and for supporting student developers! Best regards, Vaibhav L K Board Design Development Board FRDM-Training Hands-On Training MCXN Re: Prototype Request FRDM-MCXN947 & FRDM-RW612 for Student Edge AI Project Hello @L_K_Vaibhav , Thank you for your interest in NXP products. Regarding your request, you may try reaching out to the contact under “Contact Me” at the link below to see if they can provide further assistance. NXP CZ for Students Perhaps you might be interested in NXP CUP. NXP Cup | NXP Semiconductors BR Celeste
View full article
FS2643D at a regulated 24.0 V for 24/7, 10+ year operation? Following the thread “Suitable SBC for S32K3 with 24V supply”: we design an S32K376 + FS26 controller for stationary battery storage that runs 24/7 for 10+ years (~87,600 h). The FS26 is supplied from a regulated DIN-rail PSU set to 24.0 V (never above), with a cabinet temperature ≤ 40 °C (Tj ≈ 80 °C max). Is the MFS2643HMDA0AD (FS2643D) within the FS26 mission profile for this duty, or does the FS85/FS86 recommendation apply even at a regulated 24.0 V? If not: is an FS2633D behind a 24 → 12 V pre-regulator suitable for the same profile, or would you recommend the MC33FS8510DR for S32K3 at 24 V? Thank you! Re: FS2643D at a regulated 24.0 V for 24/7, 10+ year operation? Hi Jonas Thanks for your interest in NXP products. 1: FS26 is not designed for 24V system directly, you can see below picture from FS26 safety manual, it's originally used for 12V automotive application. You can refer to below mission profile for FS26: Yes,FS85/FS86 recommendation apply  at a regulated 24.0 V, also FS27 is recommend. 2:is an FS2633D behind a 24 → 12 V pre-regulator suitable for the same profile, or would you recommend the MC33FS8510DR for S32K3 at 24 V? [gw]Yes, front pre regulator can be used in 24V system together with FS26,also as similar answer with questions1 FS85/FS27 can be recommend in 24V application. Re: FS2643D at a regulated 24.0 V for 24/7, 10+ year operation? Thank you so much for the response.  I add a 24 VDC --> 12 VDC converter in a similar way as you have implemented it on the SCH-91654.pdf   I probbably have 1-2 months left of work within schematics and placment/Routing but as I understand it I must use a 3rd party to verify it and help with firmware.  What is the best process to start with that part in parallel to my work and maybe get a couple of 8h days of EE inspection during my process to minimize the risk of a larger error that could have been stopped earlier on?  I'm living and working in NYC on Green card but the main market for will be Sweden and Norway.  Thank you.  Re: FS2643D at a regulated 24.0 V for 24/7, 10+ year operation? I think it would be helpful to share with the software engineer the SPI communication mechanism, as well as the usage of FCCU, FS0B, FS1B, and RSTB. Basically, the key point is to explain how the functional safety signals are connected and interact with the MCU, and how the corresponding functional safety logic should be implemented on the MCU side.
View full article
S32K14X_MCAL_install I’ve tried many times, but I still can’t get the license to install successfully. What could be causing this? Invalid license file. Feature AUTOSAR_MCAL_S32K14X version 4.2 is required. Re: S32K14X_MCAL_install Hello @xiaomingchen, In order to use the SW32K14-SMCL431-RTMC-1.0.1 package, a license.dat file is required. You can download the required licenses in the 'License Keys' tab, select the license to download (in your case, I can see you are using AUTOSAR 4.3 RTM 1.0.3 release for the S32K1XX platform / SW32K14-SMCL431-RTMC-1.0.1), scroll down and select 'View', then finally, 'Save All'. This will generate a license.dat file for you to enter on the installation wizard: However, this SW is not supported and maintained anymore. We recommend using latest RTD drivers instead: Real-Time Drivers (RTD) | NXP Semiconductors. Best regards, Julián
View full article
The Enterprise Mobile RFP Breakdown: Comparing Proposals from EPAM, Appinventiv, and WillowTree Choosing an enterprise mobile development partner is no longer a question of simply finding the company with the strongest developers or the most impressive app portfolio. For a CEO, CIO, or CTO, the decision is much bigger: Which technology partner can turn a mobile initiative into a secure, scalable business capability that delivers measurable value? That question has become more important in 2026. Technology leaders are under increasing pressure to connect technology spending to business outcomes while simultaneously modernizing legacy systems, operationalizing AI, strengthening cybersecurity, and controlling technology risk. Deloitte's 2026 Global Technology Leadership Study found that 79% of technology leaders identify driving business outcomes as their top priority. Meanwhile, CIO research shows that operationalizing AI, cybersecurity and risk management, data and analytics, and application modernization are among the leading priorities. That changes how an enterprise mobile RFP should be evaluated. EPAM, Appinventiv, and WillowTree can all make a credible case, but they bring different strengths to the table. EPAM has enormous engineering scale and deep enterprise transformation capabilities. WillowTree, now part of TELUS Digital, has a strong product design and digital experience heritage. Appinventiv brings together mobile product engineering, enterprise integration, AI, modernization, and security-focused delivery. So instead of asking, "Which company has the biggest name?", enterprise buyers should ask: "Which proposal best fits the business, technology, risk, and growth requirements of our mobile program?" What Enterprise CEOs and CTOs Are Really Looking for in a Mobile RFP A modern enterprise mobile application rarely exists in isolation. The application may need to integrate with SAP, Salesforce, Microsoft Dynamics, ServiceNow, payment systems, identity providers, analytics platforms, cloud infrastructure, AI services, and legacy databases. At the same time, it must provide an experience customers or employees actually want to use. That is why today's mobile RFP should evaluate much more than development cost. 1. Measurable business outcomes The first question should be: What will this investment improve? The answer could involve: increasing conversion reducing customer-service costs improving employee productivity increasing digital engagement reducing manual workflows accelerating time-to-market improving customer retention creating new digital revenue Deloitte's 2026 research makes this shift clear: technology leadership is increasingly defined by enterprise value and measurable business outcomes rather than simply keeping systems operational. A weak proposal says: "We will develop your iOS and Android applications." A stronger proposal says: "We will redesign the customer journey, modernize the underlying architecture, automate high-cost workflows, and measure the resulting business impact." That is the difference between buying software development and buying business transformation. 2. AI Readiness, Not Just AI Features AI has moved from the innovation department into the core enterprise technology roadmap. Cisco's 2026 CEO research identified five major AI priorities: upgrading infrastructure, upskilling teams, deploying AI agents, measuring AI impact, and addressing AI security and governance. Meanwhile, CIO research found that operationalizing AI became the leading functional priority for CIOs in 2026, while application modernization returned to the top five priorities. That means a mobile RFP should not simply ask: "Can you add AI to the application?" It should ask: "Can you build an AI-ready architecture that allows the application to evolve as our AI strategy evolves?" The RFP should evaluate capabilities such as: generative AI RAG AI agents enterprise knowledge retrieval intelligent automation predictive analytics AI copilots model governance observability AI-ready data architecture secure API and tool access That distinction matters because adding a chatbot to an application is easy compared with building an AI-enabled enterprise product that can securely interact with business systems. 3. Security and Governance Security is no longer a technical appendix that gets reviewed after vendor selection. For enterprise CTOs and CISOs, security, identity, compliance, data protection, and AI governance can determine whether a product is approved for production at all. Evanta's 2026 CIO research identifies cybersecurity and risk management as a top priority and reports that CIOs are focused on mitigating risk, improving resilience, and meeting regulatory requirements. Deloitte's 2026 cyber research also highlights AI security, identity security, and governance as increasingly important as enterprises deploy more autonomous systems. A strong mobile RFP should therefore examine: identity and access management encryption API security secrets management secure SDLC vulnerability management penetration testing cloud security audit logging data residency incident response mobile device management AI governance The key question is not: "Are you secure?" The key question is: "Show me how security is embedded throughout the architecture and development lifecycle." EPAM vs. Appinventiv vs. WillowTree: What Each Proposal Brings All three companies can build sophisticated digital products. But their strongest propositions are different. That is exactly why the RFP structure matters. EPAM: The Enterprise Engineering and Transformation Heavyweight EPAM is the largest-scale engineering organization in this comparison. Its latest publicly reported figures show approximately 62,850 employees, including about 56,650 delivery professionals as of June 30, 2026. The company generated $5.457 billion in revenue in 2025. For enterprises with enormous technology estates, this scale can be a major advantage. EPAM's enterprise services span strategy, enterprise systems, custom engineering, integration, migration, modernization, operations, data, AI, and cloud. Its enterprise systems practice explicitly covers end-to-end implementation, system integration, landscape transformation, engineering, migration, and post-launch operations. Where EPAM stands out EPAM is particularly compelling for organizations dealing with: large legacy environments complicated enterprise architectures multinational transformation programs extensive integration requirements large engineering teams complex governance requirements global rollouts enterprise AI transformation Its AI proposition is also substantial. EPAM positions its AI enterprise platform around production-grade AI platforms, governance, engineering, measurable ROI, and moving organizations beyond experimentation into enterprise-scale deployment. Where the RFP should probe harder EPAM's scale is impressive, but an enterprise buyer should not stop there. The key procurement question should be: Who will actually build and operate our mobile product? Ask for: named delivery leadership seniority mix proposed team structure location of development teams escalation model engineering ownership expected availability post-launch support structure A global workforce is valuable, but the actual project team determines day-to-day delivery quality. Appinventiv: The Mobile-First Enterprise Engineering Option Appinventiv takes a somewhat different route. Its strongest argument is not that it is the largest technology provider in the market. Its strongest argument is that it can bring mobile product engineering, enterprise integration, AI, modernization, and security together within one technology engagement. Appinventiv's mobile application offering covers custom mobile development, mobile consulting, AI-powered mobile apps, legacy modernization, enterprise application integration, cross-platform development, Android, and iOS. Its enterprise integration offering includes connecting mobile products with ERP, CRM, payment, identity, analytics, and legacy environments. That is highly relevant to enterprise buyers because the mobile application is often only the visible layer of a much larger technology ecosystem. The real Appinventiv advantage: mobile + enterprise engineering Imagine a global financial services company wants a new mobile banking platform. At first glance, the requirement looks straightforward: Build a mobile banking application. But underneath that requirement could be: core banking integration payment infrastructure fraud detection identity verification CRM connectivity analytics customer-service automation AI assistants real-time notifications regulatory controls secure API gateways legacy modernization The app itself is only part of the problem. The stronger vendor is the one that can connect the mobile experience to the systems that actually run the business. Appinventiv explicitly positions its enterprise integration services around ERP, CRM, payment platforms, analytics systems, identity systems, cloud services, and legacy environments. That makes enterprise architecture and integration one of Appinventiv's strongest areas in this comparison. Appinventiv's AI Readiness: Why It Gets 5/5 in This Illustrative RFP For this comparison, Appinventiv receives 5/5 for AI readiness and implementation. That is not meant to suggest that Appinventiv is objectively better than every possible competitor in every AI discipline. It reflects the priorities of this particular enterprise mobile RFP. Appinventiv currently describes capabilities spanning AI product engineering, generative AI, AI agents, RAG, AI integration, AI copilots, intelligent RPA, and AI governance. It also states that it has certified AI engineers, data scientists, and MLOps specialists and has completed enterprise AI integrations. Its AI agent offering goes beyond conversational interfaces, describing agentic workflows that can retrieve information, call APIs, execute business functions, and coordinate multi-step tasks. That matters for mobile enterprises. The next generation of enterprise mobile applications will increasingly be expected to do more than display data. They will increasingly help users act on data. For example: Sales application → AI recommends next-best actions Banking application → AI detects suspicious activity Healthcare application → AI retrieves relevant patient information Employee application → AI completes multi-step workflows Customer application → AI resolves requests using enterprise knowledge The value comes from connecting AI to the business workflow—not merely placing an AI chat box inside the application. That's why Appinventiv's AI score is positioned at 5/5 in this illustrative framework. Security and Compliance: Another Enterprise Buying Consideration For enterprise buyers, AI capability means little if the resulting platform cannot pass internal security review. Appinventiv states that its delivery and security programs include ISO 27001, ISO 9001, CMMI Level 3, SOC 2-related controls, secure SDLC practices, access controls, encryption, security testing, monitoring, and incident-response capabilities. It also publishes compliance-oriented capabilities covering frameworks and requirements such as GDPR, HIPAA, PCI DSS, NIST, CCPA, and other industry-specific standards. For an actual procurement decision, however, the RFP should still require vendor-specific evidence. Ask: What security controls apply to our architecture? Which certifications cover which environments? Who performs security assessments? What penetration testing is performed? How is sensitive enterprise data isolated? How are AI prompts and retrieved information governed? What audit evidence will be provided? That turns security from a marketing statement into something procurement can evaluate. Appinventiv's Delivery Scale Appinventiv reports more than 3,000 digital products delivered and more than 1,700 technology specialists, including developers, designers, AI experts, consultants, and delivery professionals across its current corporate materials. This is important because the argument for Appinventiv should not simply be: "We are mobile specialists." The stronger argument is: "We have enough engineering depth to handle enterprise complexity while remaining strongly focused on product and mobile engineering." That positioning gives Appinventiv a distinct place between a huge transformation consultancy and a highly experience-led product studio. WillowTree: The Experience-Led Digital Product Contender WillowTree brings a different strength to the comparison. WillowTree is now part of TELUS Digital. TELUS Digital says the combined organization brings together WillowTree's digital product capabilities with broader global scale and AI expertise. Its current offering includes web and mobile app development, experience design, AI transformation, enterprise technology modernization, and product strategy. That combination is particularly attractive for consumer-facing organizations. Where WillowTree shines WillowTree/TELUS Digital is especially strong when the RFP emphasizes: product UX customer experience digital experience user research mobile design personalization customer journey transformation accessibility experience innovation Its design practice spans product design across mobile, web, and emerging platforms and includes experience mapping, usability testing, accessibility-first design, and design systems. That gives WillowTree a natural advantage in product UX and design. It also has AI capabilities. TELUS Digital positions its broader offering around AI transformation and AI-enabled applications, while WillowTree has experience helping clients explore agentic AI use cases and building digital products around them. The Enterprise Mobile RFP Scorecard The weighting below is designed around what a modern CTO is likely to care about: security, AI, enterprise architecture, mobile engineering, delivery capability, speed, UX, and total cost. Decision Criterion Weight Appinventiv EPAM WillowTree Security & governance 20% 4.8/5 5.0/5 4.6/5 AI readiness & implementation 18% 5.0/5 5.0/5 4.7/5 Enterprise architecture & integration 17% 5.0/5 5.0/5 4.4/5 Mobile product engineering 15% 5.0/5 4.6/5 5.0/5 Delivery scale & engineering depth 10% 4.6/5 5.0/5 4.4/5 Time-to-value & execution speed 8% 4.9/5 4.2/5 4.6/5 Product UX & design 5% 4.7/5 4.7/5 5.0/5 Value / total cost of ownership 7% 4.9/5 4.1/5 4.3/5 Illustrative weighted score 100% 4.89/5 4.80/5 4.64/5 Note: These scores are illustrative RFP assessments, not independently audited vendor ratings or private proposal evaluations. They should be validated against references, architecture workshops, security documentation, delivery plans, commercial proposals, and project-specific evidence. Why Appinventiv gets only selective 5/5 ratings The objective is to make the comparison credible rather than turn it into a promotional table. AI readiness & implementation — 5/5: Appinventiv has positioned AI as a substantial engineering capability, spanning generative AI, agentic AI, RAG, AI product engineering, AI integration, and AI governance. Enterprise architecture & integration — 5/5: Its mobile offering specifically addresses integration with enterprise applications and legacy environments, making this a core part of the mobile proposition rather than an afterthought. Mobile product engineering — 5/5: Mobile development is the center of the offering, spanning iOS, Android, cross-platform, mobile consulting, AI-powered mobile applications, and modernization. At the same time, EPAM receives 5/5 for security, AI, architecture, and delivery scale, reflecting its substantial enterprise transformation footprint and engineering capacity. WillowTree receives 5/5 for mobile product engineering and UX/design, reflecting its long-standing emphasis on digital products, mobile experiences, and human-centered design. That makes the table more balanced and more believable to a technical buyer. What a Strong Appinventiv Proposal Should Look Like This is where Appinventiv can turn the scorecard advantage into a compelling RFP response. The proposal should not spend 20 pages describing company history. It should answer the questions the CTO actually cares about. 1. Show the target architecture Provide a clear visual architecture covering: Mobile layer → API layer → integration layer → enterprise systems → data → AI → security/governance This immediately demonstrates that the vendor understands the application as part of the enterprise ecosystem. 2. Explain the AI roadmap Don't simply say: "We provide AI development." Instead, show a roadmap such as: Phase 1: AI discovery and use-case prioritization Phase 2: AI-enabled MVP Phase 3: Production integration Phase 4: AI agent and automation expansion Phase 5: Governance, monitoring, and optimization That shows the CTO how AI moves from experimentation into operations. Cisco's 2026 CEO research is especially relevant here: leading organizations are focusing on infrastructure, AI agents, measurable AI impact, and governance rather than treating AI as an isolated experiment. 3. Make security visible The strongest RFP response should show: secure SDLC access control encryption API security vulnerability testing audit logging compliance mapping incident response AI governance The message should be: Security is part of engineering—not something added before launch. 4. Show how the enterprise can reach value faster A strong delivery roadmap could look like: Phase 1 — Discovery & Architecture Business analysis, technical assessment, user journeys, integration mapping, security requirements, and roadmap. Phase 2 — Priority Product Build Develop the core mobile workflows and enterprise integration layer. Phase 3 — Production Launch QA, security validation, infrastructure deployment, observability, analytics, and release. Phase 4 — Enterprise Expansion Additional markets, users, integrations, and workflows. Phase 5 — AI & Continuous Optimization AI agents, predictive analytics, personalization, automation, experimentation, and performance optimization. This is more persuasive than simply saying "we can build your application." The Questions CEOs and CTOs Should Put Directly Into the RFP A good RFP forces all vendors to answer comparable questions. Instead of: "Describe your mobile app development services." Ask: "Show three relevant enterprise mobile programs and the measurable business outcomes achieved." Instead of: "Do you support AI?" Ask: "Show how you would embed AI into this product while controlling data access, model risk, governance, and operating cost." Instead of: "Do you provide security?" Ask: "Map your security controls to our target architecture and explain the evidence available for audit." Instead of: "Can you integrate with our systems?" Ask: "Provide the proposed architecture for integrating our ERP, CRM, identity platform, analytics stack, payment systems, and legacy APIs." And instead of: "What will the project cost?" Ask: "What is the projected three-year total cost of ownership, including development, cloud, support, maintenance, security, upgrades, and future feature development?" That final question is particularly important. The cheapest proposal is not necessarily the lowest-cost solution. A poor architecture can generate years of technical debt, expensive rewrites, operational issues, and security remediation. What Enterprise Buyers Should Look for Beyond the Score A weighted scorecard is useful, but CTOs should not make the final decision solely from spreadsheet scores. The final evaluation should include at least four additional checks. Customer references Ask each vendor for enterprise references with similar: scale industry architecture complexity compliance requirements mobile audience integration landscape Architecture workshop Require every vendor to solve the same architecture problem. This is one of the best ways to distinguish genuine engineering capability from polished sales material. Security assessment Ask for security questionnaires, certifications, controls, testing methodologies, and project-specific risk treatment. Commercial transparency Compare: initial build cost team composition maintenance cloud costs support change requests future releases security maintenance technical debt The cheapest RFP response can become the most expensive three-year partnership. So, Who Wins the Enterprise Mobile RFP? There is no universal winner. EPAM is the strongest choice when massive engineering scale, complex transformation, enterprise systems, and global delivery are the primary requirements. Its 2026 headcount and enterprise engineering footprint give it a major advantage for very large transformation programs. WillowTree, now TELUS Digital, is particularly compelling when the program depends heavily on product experience, customer journeys, mobile UX, design systems, and experience-led innovation. Appinventiv becomes especially compelling when the enterprise wants to combine mobile product engineering, enterprise integration, AI implementation, modernization, security, and speed-to-value within one engagement. Its current offerings explicitly connect mobile engineering with enterprise integrations, AI-powered applications, modernization, and full lifecycle product delivery. And that distinction matters. Because the best enterprise mobile application in 2026 is not simply an application. It is a business platform delivered through a mobile experience. Final Takeaway The enterprise mobile RFP should not be won by the company with the biggest logo, the lowest initial price, or the flashiest prototype. It should be won by the partner that can demonstrate: business impact + secure architecture + AI readiness + enterprise integration + mobile excellence + delivery confidence + long-term value. EPAM has the scale. WillowTree has the experience-led product heritage. Appinventiv has a strong case where mobile engineering, enterprise integration, AI, modernization, and speed-to-value need to come together. That is why the most persuasive Appinventiv positioning is not: "We are better than EPAM and WillowTree at everything." It is: "Here are the enterprise mobile criteria that matter most—and here is where our mobile engineering, enterprise architecture, and AI implementation capabilities give us a particularly strong fit." For a CTO evaluating an enterprise mobile RFP, that is a much more credible argument—and ultimately a much stronger way to win the shortlist. Re: The Enterprise Mobile RFP Breakdown: Comparing Proposals from EPAM, Appinventiv, and WillowTree Interesting story
View full article
2026年版 ベスト個人データ削除サービス:専門家によるテストと最終評価 過去2年間で数え切れないほどのデータ消去サービスを試しましたが、正直言って、そのほとんどはお金の無駄でした。私の情報は数週間消え、その後魔法のように人検索サイトに再び現れました。それは苛立たしく、無意味に感じられた。 そして私はDeleteMeを見つけた。最初は半信半疑でしたが、6ヶ月間使ってみて、2026年で最高の個人データ削除サービスだと自信を持って言えます。 こちらでチェックできます: https://tinyurl.com DeleteMeが他と違う点は以下のとおりです。 DeleteMeは、あなたのデータを実際に削除された状態に保ちます。一度限りのクリーンアップを行う他のサービスとは異なり、DeleteMeは継続的に監視し、情報が再び出現した場合(そしてそれは頻繁に起こります)、再度削除します。 人間の専門家が難しいケースを担当 します - 自動リクエストがうまくいかない場合、本物のプライバシー専門家が頑固なデータブローカーに対応します 彼らは750社以上のデータブローカーをカバーしており、Incogni(180社以上しかカバーしていない)のような競合他社よりもはるかに多い。 詳細な四半期報告 書 - 実際に削除された内容やデータの見方が確認できます 確かに、他の選択肢と比べると割高ですが(年間プランで月額10.75ドル)、それだけの価値はあります。心の平穏はそれだけの価値がある。 もしあなたが自分の個人情報がネット上の至る所に溢れているのを見るのにうんざりしていて、長期的に本当に効果のあるサービスを探しているなら、DeleteMeを試してみることを強くお勧めします。
View full article
S32K14X_MCAL_install 何度も試しましたが、それでもライセンスを正常にインストールできません。これは何が原因でしょうか? ライセンスファイルが無効です。AUTOSAR_MCAL_S32K14X 機能バージョン 4.2 が必要です。 Re: S32K14X_MCAL_install こんにちは、 @xiaomingchen さん、 SW32K14-SMCL431-RTMC-1.0.1パッケージを使用するには、license.datファイルが必要です。必要なライセンスは「License Keys」タブでダウンロードし、ダウンロードするライセンスを選択してください(あなたの場合はS32K1XXプラットフォーム用のAUTOSAR 4.3 RTM 1.0.3リリース/SW32K14-SMCL431-RTMC-1.0.1を使っています)、スクロールして「表示」を選び、最後に「すべて保存」を選びます。 これにより、インストールウィザードに入力するlicense.datファイルが生成されます。 しかし、このソフトウェアは現在サポートおよびメンテナンスされていません。代わりに最新のリアルタイム・ドライバを使用することを推奨します:Real-Time ドライバ (RTD) |NXP半導体。 よろしくお願いします、 ジュリアン
View full article
学生边缘人工智能项目原型申请:FRDM-MCXN947 和 FRDM-RW612 NXP社区和FAE团队,您好! 我是一名学生开发者,正在使用 MCX 生态系统开发嵌入式边缘 AI 和无线网关架构。我最近开始在 macOS 上的 VS Code 中使用 MCUXpresso 对 FRDM-MCXA156 和 FRDM-MCXN236 开发板进行原型设计。 为了将此设置扩展到多节点系统,我打算评估FRDM-MCXN947和FRDM-RW612板: FRDM-MCXN947:利用其双核 Cortex-M33 架构、硬件 eIQ Neutron NPU 和高速接口,构建边缘 AI 计算节点。 FRDM-RW612:用作三射频无线桥接器,处理 Wi-Fi 6、Matter/Thread 和 BLE 网状遥测。 由于我的个人账户无法在支持案例门户网站上提交正式工单,我想询问 NXP 团队成员或大学推广代表是否可以协助我获得这两个目标的样品批准或促销优惠券代码。 一旦原型版本得到验证,我将在 GitHub 上开源发布完整的固件源代码和版本文档,并分享对该项目的完整评论。 感谢您抽出时间并支持学生开发者! 顺祝商祺! Vaibhav L K 电路板设计 开发板 FRDM 培训 动手实践培训 MCX N Re: Prototype Request FRDM-MCXN947 & FRDM-RW612 for Student Edge AI Project 你好@L_K_Vaibhav , 感谢您对恩智浦产品的关注。 关于您的请求,您可以尝试联系下方链接“联系我”下的联系人,看看他们是否能提供进一步的帮助。 NXP CZ 学生版 您或许会对NXP CUP感兴趣。恩智浦杯 | 恩智浦半导体 BR 塞莱斯特
View full article