2420102_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2420102_zh-CN

2420102_zh-CN

FS2643D 可在 24/7 全天候、10 年以上的稳定 24.0 V 电压下运行?

继“适用于 24V 供电的 S32K3 的 SBC”主题之后:我们设计了一款 S32K376 + FS26 控制器,用于固定式电池储能,可 24/7 全天候运行 10 年以上(约 87,600 小时)。FS26 由一个稳压 DIN 导轨 PSU 供电,电压设置为24.0 V (绝不会超过),机柜温度 ≤ 40 °C(Tj ≈ 最高 80 °C)。

  1. MFS2643HMDA0AD (FS2643D)是否符合此任务的 FS26 任务我的,或者即使在 24.0 V 稳压下,FS85/FS86 建议是否适用?
  2. 如果不是: FS2633D 搭配 24V → 12V 预稳压器是否适用于相同的电路配置?或者您会推荐MC33FS8510DR用于 24V 的 S32K3 电路?

谢谢!

Re: FS2643D at a regulated 24.0 V for 24/7, 10+ year operation?

嗨,乔纳斯

感谢您对恩智浦产品的关注。

1:FS26 并非直接设计用于 24V 系统,您可以从 FS26 功能安全手册中的下图看到,它最初是用于 12V 汽车应用的。

您可以参考以下 FS26 的任务我的:

guoweisun_0-1791765409706.png

是的,FS85/FS86 推荐值适用于 24.0 V 稳压电压,FS27 也值得推荐。


2:对于相同的我的,FS2633D 是否适用于 24V → 12V 预稳压器?或者您是否推荐MC33FS8510DR用于 24V 的 S32K3 电路?

[gw]是的,前置稳压器可以与 FS26 一起用于 24V 系统,与问题 1 的答案类似,FS85/FS27 也可以推荐用于 24V 应用。


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Monday
Updated by: