Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
学生向けエッジAIプロジェクト用プロトタイプリクエストFRDM-MCXN947およびFRDM-RW612 NXPコミュニティおよびFAEチームの皆さん、こんにちは。 私はMCXエコシステムを使った組み込みエッジAIとワイヤレスゲートウェイアーキテクチャに取り組んでいる学生開発者です。最近、macOSのMCUXpresso for VS CodeでFRDM-MCXA156とFRDM-MCXN236ボードのプロトタイピングを始めました。 この構成をマルチノードシステムに拡張するために、 FRDM-MCXN947およびFRDM-RW612ボードの評価を検討しています。 FRDM-MCXN947: デュアルコアCortex-M33アーキテクチャ、ハードウェアeIQ Neutron NPU、高速インターフェースを活用したエッジAI計算ノードを構築すること。 FRDM-RW612: Wi-Fi 6、Matter/Thread、BLEメッシュテレメトリを処理するトライラジオブリッジとして機能します。 私の個人アカウントではサポートCASEポータルで正式なチケットを作成できないため、NXPのチームメンバーや大学アウトリーチ担当者に、これら2つのターゲットのサンプル承認やプロモーションクーポンコードのご協力をお願いしたいと思います。 プロトタイプビルドが検証されたら、ファームウェアのソースコードとビルドドキュメントの全文をGitHubにオープンソースで公開し、プロジェクトの詳細なレビューも共有します。 お時間をいただき、また学生開発者へのご支援に感謝いたします! よろしくお願いいたします。 ヴァイバブ・L・K ボード設計 開発ボード FRDMトレーニング ハンズオン・トレーニング MCX N Re: Prototype Request FRDM-MCXN947 & FRDM-RW612 for Student Edge AI Project こんにちは、 @L_K_Vaibhav さん、 NXP製品にご関心いただきありがとうございます。 ご要望については、下記リンクの「お問い合わせ Me」欄の連絡先に連絡して、さらなる支援が得られるか確認してください。 NXP CZ 学生向け NXPカップに興味があるかもしれません。NXPカップ |NXP Semiconductors BR セレステ
View full article
IMX219カメラとIMX95-15x15 FRDMの統合に関する問題 こんにちは、皆さん。 私はFRDM-IMX95(IMX95-15x15-lpddr4x-frdm)でSony IMX219カメラをAN15033(i.MX Camera ソフトウェア Pack, BSP LF6.18.2-1.0.0)、セクション3.2(事前コンパイル済みバイナリ)を使って起動しようとしています。カメラが検出されません。 **私がしたこと** - 事前に構築されたLF6.18.2-1.0.0イメージを起動しました - IMX219バイナリディレクトリ(i.MX95-15x15-FRDM-LPDDR4x)からcopy_binaries.shを実行しました。 - U-Boot で: setenv fdtfile imx95-15x15-frdm-imx219-isp.dtb;saveenv;ブート - カメラ:標準の15ピンIMX219モジュール(モジュールとFPCケーブルはピン同士で接続されピン同士で、カメラはSTM32mp2およびRpiで動作)。 **私が見たもの** -nxp-neo-uguzzi/ および cam -l (LIBCAMERA_IPA_MODULE_PATH=/usr/lib/libcamera/ipaLIBCAMERA_PIPELINES_MATCH_LIST='nxp/neo,imx8-isi,uvc' をエクスポートした場合): libcamera v0.0.0+6489-lf-6.18.2-1.0.0 利用可能なカメラ: (空の) DMESG: root@imx95-15x15-LPDDR4x-frdm:~# DMESG |grep "IMX219" [ 0.479570] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10:/soc/csi@4ad30000 を含む固定依存サイクル [ 0.533110] /soc/csi@4ad30000: /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10 の固定依存サイクル [ 0.670857] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10:/soc/csi@4ad30000 を含む固定依存サイクル [ 0.712509] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10:/soc/csi@4ad30000 を含む固定依存サイクル [ 0.784500] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10:/soc/csi@4ad30000 を含む固定依存サイクル [ 0.802395] /soc/csi@4ad30000: /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10 を含む固定依存サイクル [ 3.664050] /soc/csi@4ad30000: /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10 を含む固定依存サイクル [ 3.673513] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10:/soc/csi@4ad30000 を含む固定依存サイクル [ 9.425624] IMX219 3-0010: ダミーレギュレーター使用中、供給VANAが見つかりません [ 9.436000] IMX219 3-0010: ダミーレギュレーター使用中、供給VDIGが見つかりません [ 9.443871] IMX219 3-0010: ダミーレギュレーター使用中、供給VDDLが見つかりません [ 9.462659 imx219 3-0010: エラー読み取り reg 0x0000: -5 [ 9.468287] IMX219 3-0010: エラー -EIO: チップID 219を読み取れなかった [ 9.478088] IMX219 3-0010: ドライバー付きIMX219のプローブがエラー-5で失敗 カメラを再装着した後、エラーは-5(-EIO)に変わり、「チップIDの読み取りに失敗しました」という同じメッセージが表示されました。 i2cdetect: i2c-2 (42530000.i2c) の 0x10 には何もありませんでしたまたは i2c-3 (42540000.i2c)。関連性のないデバイスのみが表示されます(バス3の0x33、0x4c、0x62、バス2の0x50、0x52にあるUU)。 imx219モジュールは読み込まれ、DTノードも存在し、neoispプローブも成功しているので、センサーが届かない/電源が入っていない可能性があり、libcameraやドライバーの問題ではないようです。 **観察結果** - DTノードは/soc/bus@42000000/i2c@42540000 (i2c-3)の下にあるimx219@10です。AN15033のセクション3.4では、パスが.../i2c@42530000/imx219@10と示されていますが、これは私のものと一致しません。これはメモの誤植ですか? - ノードにreset-gpiosがあります。gpioinfo は、プローブが失敗した後に、出力として「MIPI-CSI カメラリセット」(19 行目) を表示し、コンシューマーは表示されません。 **質問** 1. AN15033は、RPI-CAM-MINISASアダプタと22ピン-15ピンFPCケーブルを介してカメラを接続します。そのアダプターは必須ですか?それとも、通常の15ピンから22ピンへの変換ケーブルで十分ですか? 注:ピン同士が一致しています。 2. このソフトウェアパックでFRDM-IMX95でIMX219を動かした方はいらっしゃいますか?もしそうなら、どのモジュールとケーブルで使ったのでしょうか? 私が使用しているカメラはこちらです: https://probots.co.in/8mp-imx219-camera-module-77-fov-raspberry-pi-5.html BR アマン・シャルマ Yocto Project Re: imx219 camera integration issue with IMX95-15x15 frdm こんにちは、 はい、アダプタが必要です。RPI-CAM-MINISASアダプタをIMX 219カメラコネクタに接続し、それをi.MX 95 15 mm x 15 mm FRDMのMIPI-CSIコネクタに接続します。22ピン(0.5 mmピッチ)から15ピン(1 mmピッチ)のFPCケーブルを使用します。 以下のリンクをご参照ください。 https://docs.nxp.com/bundle/AN15033/page/topics/enable_sony_imx_219_camera_module.html Re: imx219 camera integration issue with IMX95-15x15 frdm こんにちは、 RPI-CAM-MINISASアダプタとFPCケーブルに関するご説明、ありがとうございました。私はAN15033の手順に従って、推奨されている設定を使用しました。私のSony IMX219カメラは現在FRDM-i.MX95で動作していますが、起動時およびハードウェアリセット後にカメラの検出に問題が発生しています。 1. 起動時およびハードウェアリセット時のカメラ検出の問題 現在、カメラの動作は、ボードの起動方法や再起動方法によって異なります。 初回起動時:ボードの電源を初めてオンにしたとき、カメラが検出されません。 ソフトウェア再起動: ターミナルの 再起動 コマンドでボードを再起動すると、カメラは正常に検出されます。 ハードウェアリセット:ハードウェアリセットピンを使用してボードをリセットしても、カメラが検出されません。 手動での回避策: ハードウェアリセット後、カメラのリセットGPIOを手動で高くドライブし、ユーザー空間からIMX219ドライバーを再度バインドしてカメラを動かさなければなりません。 デバイスツリーで、カメラのリセット用GPIOにプルアップ抵抗を既に設定済みです。 この問題はリセットされたGPIOの初期状態、GPIOピンマックスの設定、センサの電源順序、または起動時のリセットタイミングに関連している可能性はありますか? この問題をデバイスツリーやドライバを通じて恒久的に解決し、初期起動時やハードウェアリセット後もカメラを確実に検出し、手動のGPIO制御やドライバの再割り当てを必要とせずに行う推奨方法は何でしょうか? 2. FRDM-i.MX95でのデュアルカメラサポート 次に必要なのは、FRDM-i.MX95ボード上で2台のMIPI-CSIカメラを同時に使用することです。 NXPは i.MX カメラソフトウェアパック(BSP LF6.18.2-1.0.0)を用いたFRDM-i.MX95上のデュアルカメラ動作のための参照BSP、デバイスツリー構成、または例の実装を提供していますか? 具体的には、2台のSony IMX219カメラを同時に動作させ、libcameraを介して両方のカメラからフレームをキャプチャするための推奨リファレンス構成があるかどうかを知りたいです。 このセットアップに関する利用可能なドキュメントや参考文献の実装があれば教えていただけるとありがたいです。 再開まで今しばらくお待ちください。 よろしくお願いします、 アマン・シャルマ
View full article
ライセンスがありません こんにちは:私のS32 Design Studioのライセンス(S32 Design Studio for S32 DS for ARM v.2.2)がもうすぐ期限切れになります。確認して延長してもらえますか?アクティベーションコード: 7FC9-0FD2-6345-A5F8 ありがとうございます。 Re: Lisence missing こんにちは、 お客様のS32DSライセンスが延長されました。以前のコードを使用して、S32DSを再度有効化してください。
View full article
LPC1768におけるIAP RAM予約に関する説明 私が保守を担当している旧式のLPC1768/9 MBEDプロジェクトには、使用可能なRAM範囲の上限を32バイト狭めるリンカスクリプトがあります。つまり、SRAMの実際のサイズは32kで開始アドレスは0x10000000であるのに対し、強制的に設定された終了アドレスは0x10007FE0(予想される0x10008000ではなく)である。これに関する簡単な説明は、「IAP機能で使用される」というものだった。 これは本当ですか?IAP APIには、固定アドレスのメモリを使用する部分はありますか?もしそうなら、なぜそうなるのか、ドキュメントリンクやもっと詳しい説明をお持ちの方はいらっしゃいますか? LPC17xx Re: Explanation for IAP RAM reservation on LPC1768 「ユーザーマニュアル」(UM10360)の32.3.2.8段落を参照してください: 32.3.2.8 IAPコマンドハンドラが使用するRAM フラッシュメモリのプログラミングコマンドは、オンチップRAMの上位32バイトを使用します。ユーザー割り当てされたスタック領域の最大スタック使用量は128バイトで、その使用量は減少します。 その段落にある「オンチップRAM」が何を意味するのか分かりません。メモリマップLPC1768によると、それは以下のいずれかである可能性があります: または: "オンチップSRAM 0x10000000 ... 0x10007FFF" または: "AHB SRAM 0x2007C000 ... 0x20083FFF"。 おそらく最初の範囲、0x10000000 ... 0x10007FFF だと思います。 しかし、ファームウェアからIAPを呼び出さない場合は、これらの32バイトについて心配する必要はありません。 Re: Explanation for IAP RAM reservation on LPC1768 これらのハードウェアとソフトウェアの相互作用の「なぜ」を明らかにするのはいつも興味深いことです。私の現在の「なぜ」は、通常、ゲームでラインをクリアすることに集中しています。最近、 Geometry Dashをすごく楽しんでいます。特に、列を消してボードがいっぱいにならないようにする爽快感がたまりません。リラックスできるし、パターン認識で脳を活性化させるのに良い方法だ。IAP機能に関するご質問ですが、その狭いRAM範囲はプロジェクトにおいて重大な制約となりますか?
View full article
GUIGuider-2.0.1で画面ファイルにカスタムコードを追加して再コンパイルすると、追加したコードが削除されます。     // screen_3 カスタムコード カスタムコードを追加して再コンパイルすると、画像中の赤い枠で囲まれた部分に示すように、追加したカスタムコードが削除されます。これはなぜでしょうか? Re: GUIGuider-2.0.1 在屏幕文件下添加自定义代码重新生成编译,会把添加的代码删除 こんにちは、@zzy2892さん カスタムコードを追加するには、生成された画面ファイルを直接変更するのではなく、指定された場所にコードを追加する必要があります。これは、コードが生成されるたびに、対応する画面ファイルが再生成されるためです。詳細については、https://docs.mcuxpresso.nxp.com/guiguider/latest/UG/advanced_usage.html#custom-code-integration のドキュメントを参照してください。 BR
View full article
mcxn947 开启加密后,对dual bank A B区固件升级是否有什么影响? On the MCXN947, what impact does enabling firmware encryption have on Dual Bank A、B firmware updates? For example, the application is currently running from Bank A. A new firmware image is downloaded to Bank B, and then the address mapping is swapped so that the application runs from Bank B. When firmware encryption is enabled, will it affect this process? Are there any additional considerations or modifications required for downloading the firmware, swapping the address mapping, or booting the application from Bank B? Re: mcxn947 开启加密后,对dual bank A B区固件升级是否有什么影响? Hello @justdomyself  Please refer to the Dual Image Boot feature for your implementation. For details, please refer to the MCXN947 Reference Manual. If you do not want to use the ROM bootloader, you can also refer to the MCUboot examples provided in the SDK.   Download SDK from:   SDK Builder | MCUXpresso SDK Builder Thank you. BR Alice Re: mcxn947 开启加密后,对dual bank A B区固件升级是否有什么影响? I'm referring to the impact of enabling encryption on dual bank upgrade methods, not asking what a dual bank is. Re: mcxn947 开启加密后,对dual bank A B区固件升级是否有什么影响? Hello @justdomyself No impact. BR Alice
View full article
S32K3 HSE AB Swap: 10s cyclic HSE-SWT reset Hi all, I'm using the HSE AB Swap function on S32K364. After downloading the application via UDS and calling HSE_ActivatePassiveBlock followed by a functional reset, the MCU resets cyclically every 10 seconds. The reset reason is MCU_HSE_SWT_RST_RESET. At this moment, HSE_CONFIG_GPR3 (0x4039c028) reads 0x81F00C1. The register bit indicates: Application read/execute is blocked from flash Block X, as HSE FW is performing flash write operation on this block. Application program and erase is also blocked for Block X After one PE debugger attach operation, the cyclic reset stops and the system works normally. The value of HSE_CONFIG_GPR3 changes to 0xC1. I’m stuck on this issue and would appreciate any hints or suggestions. Thanks a lot! 回复: S32K3 HSE AB Swap: 10s cyclic HSE-SWT reset The issue has been resolved. Root cause: The PLL was initialized in boot code before `HSE_STATUS_INIT_OK`, which caused abnormal HSE initialization and triggered the HSE watchdog, resulting in chip reset. Moving PLL initialization to after `HSE_STATUS_INIT_OK` fixes the problem.
View full article
S32K3 HSE AB スワップ: 10 秒周期の HSE-SWT リセット こんにちは、皆さん。 私はS32K364でHSE ABスワップ機能を使用しています。UDS経由でアプリケーションをダウンロードし、HSE_ActivatePassiveBlockを呼び出した後、機能リセットを行うと、MCUは10秒ごとに周期的にリセットされます。リセット理由はMCU_HSE_SWT_RST_RESETです。現時点では、HSE_CONFIG_GPR3 (0x4039c028) は 0x81F00C1 を読み取っています。レジスタビットは次のように示します:アプリケーションの読み出し/実行はフラッシュブロックXからブロックされており、HSE FWがこのブロックに対してフラッシュ書き込み操作を行っています。アプリケーションプログラムと消去もブロックXでブロックされます PEデバッガーのアタッチ操作が1回完了すると、周期的なリセットが停止し、システムは正常に動作するようになります。HSE_CONFIG_GPR3の値が0xC1に変更されます。 この問題で行き詰まっており、何かヒントやアドバイスをいただけると大変助かります。どうもありがとう! 回复: S32K3 HSE AB Swap: 10s cyclic HSE-SWT reset 問題は解決しました。 根本原因:ブートコード内で`HSE_STATUS_INIT_OK`より前にPLLが初期化されたため、HSEの初期化が異常になり、HSEウォッチドッグが作動してチップがリセットされました。 PLLの初期化を`HSE_STATUS_INIT_OK`の後に行うように変更すると、問題が解決します。
View full article
mcxn947开启加密后,对双银行A B区固件升级是否有什么影响? 在 MCXN947 上,启用固件加密对双库 A、B 固件更新有何影响? 例如,应用程序当前在 Bank A 上运行。将新的固件映像下载到 Bank B,然后交换地址映射,以便应用程序在 Bank B 上运行。 启用固件加密后,这会影响此过程吗?从 Bank B 下载固件、交换地址映射或启动应用程序是否需要任何额外的注意事项或修改? Re: mcxn947 开启加密后,对dual bank A B区固件升级是否有什么影响? 你好@justdomyself 请参考双镜像启动功能进行实现。详情请参阅 MCXN947 参考手册。 如果您不想使用 ROM 引导加载程序,也可以参考 SDK 中提供的 MCUboot 示例。   从以下位置下载 SDK:   SDK 构建器 | MCUXpresso SDK 构建器 谢谢! BR 爱丽丝 Re: mcxn947 开启加密后,对dual bank A B区固件升级是否有什么影响? 我是说 ,  开启加密对 dual bank  升级方式的影响,  不是问什么是dual  bank Re: mcxn947 开启加密后,对dual bank A B区固件升级是否有什么影响? Hello @justdomyself  没影响。 BR Alice
View full article
Adding custom code to the screen file and recompiling in GUIGuider-2.0.1 will delete the added code.     // screen_3 custom code Adding custom code and recompiling will delete the added custom code, as shown in the red box in the image. What could be the reason for this? Re: GUIGuider-2.0.1 在屏幕文件下添加自定义代码重新生成编译,会把添加的代码删除 Hello @zzy2892 Adding custom code requires adding the code to a specified location, rather than modifying it directly in the generated screen file. This is because the corresponding screen file is regenerated every time code is generated. You can refer to the documentation at https://docs.mcuxpresso.nxp.com/guiguider/latest/UG/advanced_usage.html#custom-code-integration BR
View full article
GUIGuider-2.0.1 在屏幕文件下添加自定义代码重新生成编译,会把添加的代码删除     // screen_3 custom code 后面添加自定义代码,重新编译会把添加的自定义代码给删除,如图中红色框所示。请问是什么原因呢? Re: GUIGuider-2.0.1 在屏幕文件下添加自定义代码重新生成编译,会把添加的代码删除 Hello @zzy2892       添加custom code 需要在指定的位置添加代码,而不是直接在生成的screen 文件下修改。因为每次生成代码时,会重新生成对应的screen 文件。您可以参考文档 https://docs.mcuxpresso.nxp.com/guiguider/latest/UG/advanced_usage.html#custom-code-integration BR
View full article
imx219 相机与 IMX95-15x15 frdm 的集成问题 大家好, 我正在尝试使用 AN15033(i.MX 相机软件包,电路板支持包 LF6.18.2-1.0.0)第 3.2 节(预编译二进制文件)在 FRDM-IMX95(imx95-15x15-lpddr4x-frdm)上启动 Sony IMX219 相机。未检测到摄像头。 我做了什么 - 启动了预编译的 LF6.18.2-1.0.0 镜像 - 从 IMX219 二进制文件目录 (i.MX95-15x15-FRDM-LPDDR4x) 运行 copy_binaries.sh - 在 U-Boot 中:setenv fdtfile imx95-15x15-frdm-imx219-isp.dtb;保存环境变量;启动 - 摄像头:标准 15 针 IMX219 模块(模块和 FPC 电缆均已连接,引脚匹配,摄像头可与 STM32mp2 和 Rpi 配合使用)。 **我所看到的** -nxp-neo-uguzzi/ 和 cam -l(已导出 LIBCAMERA_IPA_MODULE_PATH=/usr/lib/libcamera/ipaLIBCAMERA_PIPELINES_MATCH_LIST='nxp/neo,imx8-isi,uvc'): libcamera v0.0.0+6489-lf-6.18.2-1.0.0 可用摄像头: (空的) dmesg: root@imx95-15x15-lpddr4x-frdm:~# dmesg | grep "imx219" [ 0.479570] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10:修复了与 /soc/csi@4ad30000 的依赖循环 [ 0.533110] /soc/csi@4ad30000:修复了与 /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10 的依赖循环 [ 0.670857] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10:修复了与 /soc/csi@4ad30000 的依赖循环 [ 0.712509] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10:修复了与 /soc/csi@4ad30000 的依赖循环 [ 0.784500] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10:修复了与 /soc/csi@4ad30000 的依赖循环 [ 0.802395] /soc/csi@4ad30000:修复了与 /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10 的依赖循环 [ 3.664050] /soc/csi@4ad30000:修复了与 /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10 的依赖循环 [ 3.673513] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10:修复了与 /soc/csi@4ad30000 的依赖循环 [ 9.425624] imx219 3-0010:未找到 VANA 电源,使用虚拟稳压器 [ 9.436000] imx219 3-0010:未找到电源 VDIG,使用虚拟稳压器 [ 9.443871] imx219 3-0010:未找到电源 VDDL,使用虚拟稳压器 [ 9.462659] imx219 3-0010: 读取寄存器 0x0000 时出错:-5 [ 9.468287] imx219 3-0010: 错误 -EIO: 读取芯片 ID 219 失败 [ 9.478088] imx219 3-0010:使用驱动程序 imx219 进行探测失败,错误代码为 -5 重新安装摄像头后,错误变为 -5 (-EIO),仍然显示“无法读取芯片 ID”。 i2cdetect:i2c-2 (42530000.i2c) 上 0x10 处没有信号或 i2c-3 (42540000.i2c)。仅显示不相关的设备(总线 3 上的 UU 为 0x33、0x4c、0x62;总线 2 上的 UU 为 0x50 和 0x52)。 imx219 模块已加载,DT 节点存在,neoisp 探测成功,因此这看起来像是传感器无法访问/供电,而不是 libcamera 或驱动程序问题。 **观察结果** - DT 节点是 imx219@10,位于 /soc/bus@42000000/i2c@42540000 (i2c-3) 下。AN15033 第 3.4 节显示路径为 .../i2c@42530000/imx219@10,这与我的路径不符。这是笔记中的拼写错误吗? - 该节点具有 reset-gpios 功能。gpioinfo 显示“MIPI-CSI 相机重置”(第 19 行)作为输出,但在探测失败后没有使用者。 **问题** 1. AN15033 通过 RPI-CAM-MINISAS 适配器和 22 针至 15 针 FPC 电缆连接相机。是否需要适配器,还是普通的 15 针转 22 针电缆就足够了? 注意:引脚对引脚匹配。 2. 有没有人用这个软件包在 FRDM-IMX95 上成功运行过 IMX219?如果有,使用的是哪个模块和电缆? 这是我使用的摄像头: https://probots.co.in/8mp-imx219-camera-module-77-fov-raspberry-pi-5.html BR 阿曼·夏尔马 Yocto Project Re: imx219 camera integration issue with IMX95-15x15 frdm 你好, 是的,需要适配器,将 RPI-CAM-MINISAS 适配器连接到 IMX 219 相机连接器,再连接到 i.MX 95 15 mm x 15 mm FRDM 上的 MIPI-CSI 连接器;使用 22 针(0.5 mm 引脚间距)至 15 针(1 mm 引脚间距)FPC 电缆。 请参考以下链接: https://docs.nxp.com/bundle/AN15033/page/topics/enable_sony_imx_219_camera_module.html Re: imx219 camera integration issue with IMX95-15x15 frdm 你好, 感谢您对 RPI-CAM-MINISAS 适配器和 FPC 电缆的澄清。我按照 AN15033 的步骤,使用了推荐的配置。我的 Sony IMX219 相机现在可以在 FRDM-i.MX95 上工作,但我遇到了启动时和硬件 RESET 后相机检测出现问题的情况。 1. 启动和硬件 RESET 期间摄像头检测问题 目前,摄像头的运行情况会根据板的启动或重启方式而有所不同: 首次启动:当我第一次给电路板上电时,摄像头未被检测到。 软件重启:当我使用终端上的reboot命令重启电路板时,摄像头被成功检测到。 硬件RESET:当我使用硬件RESET引脚RESET电路板时,摄像头无法被检测到。 手动解决方法:硬件 RESET 后,我必须手动将相机 RESET GPIO 拉高,并从用户空间重新绑定 IMX219 驱动程序,才能使相机工作。 我已经在设备树中配置了带有上拉电阻的相机 RESET GPIO。 这个问题是否与 RESET GPIO 的初始状态、GPIO 引脚复用配置、传感器电源时序或启动期间的复位时序有关? 通过设备树或驱动程序永久解决此问题的推荐方法是什么?以便在初始启动期间以及硬件 RESET 后都能可靠地检测到摄像头,而无需手动 GPIO 控制或驱动程序重新绑定? 2. FRDM-i.MX95 支持双摄像头 我的下一个要求是在 FRDM-i.MX95 板上同时使用两个 MIPI-CSI 摄像头。 NXP 是否为使用 i.MX 相机软件包 (电路板支持包。 LF6.18.2-1.0.0) 在 FRDM-i.MX95 上实现双摄像头操作提供任何参考 电路板支持包。、设备树配置或示例实现? 具体来说,我想知道是否有推荐的参考配置,可以同时操作两台 Sony IMX219 相机,并通过 libcamera 从两台相机捕获帧。 我非常感谢您能提供任何关于此设置的文档或可运行的参考实现。 感谢您的支持。 此致, 阿曼·夏尔马
View full article
S32K3 HSE AB 交换:10 秒循环 HSE-SWT RESET 大家好, 我正在使用 S32K364 上的 HSE AB Swap 功能。通过 UDS 下载应用程序并调用 HSE_ActivatePassiveBlock,然后进行功能 RESET 后,MCU 每 10 秒循环 RESET 一次。复位原因是 MCU_HSE_SWT_RST_RESET。此刻,HSE_CONFIG_GPR3 (0x4039c028) 读取 0x81F00C1。寄存器位指示:由于 HSE 固件正在对闪存块 X 执行闪存写入操作,因此应用程序无法从该块读取/执行数据。应用程序和擦除功能也被 Block X 阻止。 执行一次 PE 调试器附加操作后,循环复位停止,系统正常工作。HSE_CONFIG_GPR3 的值变为 0xC1。 我被这个问题难住了,希望能得到一些提示或建议。多谢! 回复: S32K3 HSE AB Swap: 10s cyclic HSE-SWT reset 问题已解决。 根本原因:在启动代码中,PLL 在 `HSE_STATUS_INIT_OK` 之前初始化,导致 HSE 初始化异常并触发信号 HSE 看门狗,从而导致芯片复位。 将 PLL 初始化移到 `HSE_STATUS_INIT_OK` 之后可以解决该问题。
View full article
imx219 camera integration issue with IMX95-15x15 frdm Hi all, I'm trying to bring up a Sony IMX219 camera on the FRDM-IMX95 (imx95-15x15-lpddr4x-frdm) using AN15033 (i.MX Camera Software Pack, BSP LF6.18.2-1.0.0), section 3.2 (precompiled binaries). The camera is not detected. **What I did** - Booted the prebuilt LF6.18.2-1.0.0 image - Ran copy_binaries.sh from the IMX219 binaries directory (i.MX95-15x15-FRDM-LPDDR4x) - In U-Boot: setenv fdtfile imx95-15x15-frdm-imx219-isp.dtb; saveenv; boot - Camera: standard 15-pin IMX219 module (the module and FPC cable both are connected and pin to pin match and the camera is working with STM32mp2 and Rpi). **What I see** -nxp-neo-uguzzi/ and cam -l (with LIBCAMERA_IPA_MODULE_PATH=/usr/lib/libcamera/ipaLIBCAMERA_PIPELINES_MATCH_LIST='nxp/neo,imx8-isi,uvc' exported): libcamera v0.0.0+6489-lf-6.18.2-1.0.0 Available cameras: (empty) dmesg: root@imx95-15x15-lpddr4x-frdm:~# dmesg | grep "imx219" [ 0.479570] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10: Fixed dependency cycle(s) with /soc/csi@4ad30000 [ 0.533110] /soc/csi@4ad30000: Fixed dependency cycle(s) with /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10 [ 0.670857] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10: Fixed dependency cycle(s) with /soc/csi@4ad30000 [ 0.712509] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10: Fixed dependency cycle(s) with /soc/csi@4ad30000 [ 0.784500] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10: Fixed dependency cycle(s) with /soc/csi@4ad30000 [ 0.802395] /soc/csi@4ad30000: Fixed dependency cycle(s) with /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10 [ 3.664050] /soc/csi@4ad30000: Fixed dependency cycle(s) with /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10 [ 3.673513] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10: Fixed dependency cycle(s) with /soc/csi@4ad30000 [ 9.425624] imx219 3-0010: supply VANA not found, using dummy regulator [ 9.436000] imx219 3-0010: supply VDIG not found, using dummy regulator [ 9.443871] imx219 3-0010: supply VDDL not found, using dummy regulator [ 9.462659] imx219 3-0010: Error reading reg 0x0000: -5 [ 9.468287] imx219 3-0010: error -EIO: failed to read chip id 219 [ 9.478088] imx219 3-0010: probe with driver imx219 failed with error -5 After reseating the camera the error changed to -5 (-EIO), same "failed to read chip id". i2cdetect: nothing at 0x10 on i2c-2 (42530000.i2c) or i2c-3 (42540000.i2c). Only unrelated devices show up (UU at 0x33, 0x4c, 0x62 on bus 3; 0x50 and 0x52 on bus 2). The imx219 module is loaded, the DT node exists, and the neoisp probe succeeds, so this looks like the sensor is not reachable/powered rather than a libcamera or driver issue. **Observations** - The DT node is imx219@10 under /soc/bus@42000000/i2c@42540000 (i2c-3). AN15033 section 3.4 shows the path as .../i2c@42530000/imx219@10, which doesn't match what I have. Is this a typo in the note? - The node has reset-gpios. gpioinfo shows "MIPI-CSI camera reset" (line 19) as an output with no consumer after the probe fails. **Questions** 1. AN15033 connects the camera via the RPI-CAM-MINISAS adaptor plus a 22-pin to 15-pin FPC cable. Is that adaptor required, or is a plain 15-to-22-pin cable enough? Note: Pin to pin matched. 2. Has anyone gotten the IMX219 working on the FRDM-IMX95 with this software pack, and if so, with which exact module and cable? Here is the camera im using : https://probots.co.in/8mp-imx219-camera-module-77-fov-raspberry-pi-5.html BR  Aman Sharma Yocto Project Re: imx219 camera integration issue with IMX95-15x15 frdm Hello,  yes, the adaptor is required, connect RPI-CAM-MINISAS adaptor to IMX 219 camera connector to MIPI-CSI connector on i.MX 95 15 mm x 15 mm FRDM; use the 22 pin (0.5 mm pitch) to 15 pin (1 mm pitch) FPC cable. Please refer to the following link:  https://docs.nxp.com/bundle/AN15033/page/topics/enable_sony_imx_219_camera_module.html Re: imx219 camera integration issue with IMX95-15x15 frdm Hello, Thank you for the clarification regarding the RPI-CAM-MINISAS adaptor and the FPC cable. I followed AN15033 and used the recommended setup. My Sony IMX219 camera is now working on the FRDM-i.MX95, but I am facing an issue with camera detection during boot and after a hardware reset. 1. Camera detection issue during boot and hardware reset Currently, the camera behaves differently depending on how the board is started or rebooted: First boot: When I power on the board for the first time, the camera is not detected. Software reboot: When I reboot the board using the reboot command from the terminal, the camera is detected successfully. Hardware reset: When I reset the board using the hardware reset pin, the camera is not detected. Manual workaround: After a hardware reset, I have to manually drive the camera reset GPIO high and bind the IMX219 driver again from the user space to get the camera working. I have already configured the camera reset GPIO with a pull-up in the device tree. Could this issue be related to the reset GPIO's initial state, GPIO pinmux configuration, sensor power sequencing, or reset timing during boot? What would be the recommended way to resolve this issue permanently through the device tree or driver, so that the camera is detected reliably during the initial boot as well as after hardware resets, without requiring manual GPIO control or driver rebinding? 2. Dual-camera support on FRDM-i.MX95 My next requirement is to use two MIPI-CSI cameras simultaneously on the FRDM-i.MX95 board. Does NXP provide any reference BSP, device-tree configuration, or example implementation for dual-camera operation on the FRDM-i.MX95 using the i.MX Camera Software Pack (BSP LF6.18.2-1.0.0)? Specifically, I would like to know whether there is a recommended reference configuration for operating two Sony IMX219 cameras simultaneously and capturing frames from both cameras through libcamera. I would appreciate any available documentation or working reference implementation for this setup. Thank you for your support. Best regards, Aman Sharma
View full article
驾照缺失 您好:我的 S32 Design Studio for S32 DS for ARM v.2.2 许可证即将到期。您能帮我检查并延长一下吗?激活码: 7FC9-0FD2-6345-A5F8 谢谢。 Re: Lisence missing 你好, 您的S32DS许可证已延期。请使用您之前的激活码重新激活S32DS。
View full article
Explanation for IAP RAM reservation on LPC1768 In a legacy LPC1768/9 MBED project I have to maintain, there is a linker script that narrows the usable RAM range on the top end by 32 bytes. In other words, whereas the true size of SRAM is 32k and the start address is 0x10000000, the imposed end address is 0x10007FE0 (instead of 0x10008000 as one would expect). The brief explanation given for this was "used by IAP functions". Is this true? Is there some fixed-address memory use of the IAP API? If so, does anyone have a documentation link or more explanation as to why this is? LPC17xx Re: Explanation for IAP RAM reservation on LPC1768 See paragraph 32.3.2.8 of "User manual" (UM10360): 32.3.2.8 RAM used by IAP command handler Flash programming commands use the top 32 bytes of on-chip RAM. The maximum stack usage in the user allocated stack space is 128 bytes and it grows downwards. I don't know what is "on-chip RAM" means in that paragraph. According to memory map LPC1768, it could be either: or: "On-chip SRAM 0x10000000 ... 0x10007FFF" or: "AHB SRAM 0x2007C000 ... 0x20083FFF". I think it's most likely the first range: 0x10000000 ... 0x10007FFF. But if you don't call IAP from your firmware, then you don't need to worry about these 32 bytes. Re: Explanation for IAP RAM reservation on LPC1768 It's always intriguing to uncover the "why" behind these hardware-software interactions. My current "why" is usually focused on clearing lines in games. I've been really enjoying Geometry Dash lately, specifically the satisfying feeling of clearing rows and keeping the board from filling up. It's a nice way to unwind and keep my brain engaged with pattern recognition. Regarding your IAP functions query, does that narrow RAM range cause significant limitations in your project?
View full article
LPC1768 上 IAP RAM 预留的说明 在我需要维护的旧版 LPC1768/9 MBED 项目中,有一个链接器脚本将可用 RAM 范围的上限缩小了 32 字节。换句话说,虽然 SRAM 的实际大小为 32k,起始地址为 0x10000000,但强制结束地址为 0x10007FE0(而不是人们所期望的 0x10008000)。对此给出的简要解释是“用于 IAP 功能”。 这是真的吗?IAP API 是否存在固定地址内存使用?如果是这样,请问有人能提供相关文档链接或更详细的解释吗? LPC17xx Re: Explanation for IAP RAM reservation on LPC1768 请参阅《用户手册》(UM10360)第32.3.2.8段: 32.3.2.8 IAP 命令处理程序使用的 RAM Flash 编程命令使用片上 RAM 的前 32 个字节。用户分配的堆栈空间中,堆栈使用量的最大值为 128 字节,并且向下递增。 我不知道那段话里的“片上RAM”是什么意思。根据内存映射 LPC1768,它可能是以下两种情况之一: 或者:“片上 SRAM 0x10000000 ... 0x10007FFF” 或者:“AHB SRAM 0x2007C000 ... 0x20083FFF”。 我认为最有可能的是第一个范围:0x10000000 ... 0x10007FFF。 但是,如果您没有从固件中调用 IAP,那么您就无需担心这 32 字节。 Re: Explanation for IAP RAM reservation on LPC1768 探究这些硬件-软件交互背后的“为什么”总是一件很有趣的事情。我目前的“动力”通常集中在游戏中的清线上。我最近真的很喜欢玩《几何冲刺》 ,特别是消除方块行并防止板被填满的那种满足感。这是一种很好的放松方式,也能让我的大脑保持活跃,进行模式识别。关于您提出的 IAP 功能问题,较窄的 RAM 范围是否会对您的项目造成重大限制?
View full article
Lisence missing Hi: My license of S32 Design Studio for S32 DS for ARM v.2.2 is about to expire. Could you help check and extend it for me? Activation code: 7FC9-0FD2-6345-A5F8 Thanks. Re: Lisence missing Hi,  your S32DS license has been extended. Please activate S32DS again with your old code. 
View full article
mcxn947 开启加密後、デュアル バンク A B 区固体物質昇级に何かがあるかどうか? MCXN947において、ファームウェア暗号化を有効にすると、デュアルバンクA、Bのファームウェアアップデートにどのような影響がありますか? 例えば、アプリケーションは現在バンクAから実行されています。新しいファームウェアイメージをバンクBにダウンロードし、その後アドレスマッピングを入れ替えてアプリケーションをバンクBから実行します。 ファームウェアの暗号化が有効になっている場合、このプロセスに影響はありますか?ファームウェアのダウンロード、アドレスマッピングの交換、バンクBからのアプリケーション起動の際に、追加の注意点や修正が必要ですか? Re: mcxn947 开启加密后,对dual bank A B区固件升级是否有什么影响? こんにちは@justdomyself 実装方法については、デュアルイメージブート機能をご参照ください。詳細については、MCXN947リファレンスマニュアルをご参照ください。 ROMブートローダーを使いたくない場合は、SDKに記載されているMCUbootの例を参照することもできます。   SDKのダウンロード先:   SDK ビルダー |MCUXpresso SDK ビルダー よろしくお願いします。 BR アリス Re: mcxn947 开启加密后,对dual bank A B区固件升级是否有什么影响? 私が言及しているのは、暗号化を有効にした場合のデュアルバンクアップグレード方式への影響についてであり、デュアルバンクとは何かを尋ねているのではありません。 Re: mcxn947 开启加密后,对dual bank A B区固件升级是否有什么影响? こんにちは@justdomyself 影響なし。 BR アリス
View full article
Best Instant URL Indexing Tools to Boost Your SEO Results Rocket Indexer is widely considered the best overall instant indexing platform for fast URL and backlink discovery. Top Instant Indexers • Rocket Indexer: Uses a real-time ping system that routinely triggers crawler visits within a few minutes with high success rates. Plans start at affordable credit tiers. • Indexional: Performs strongly for fast backlink and content indexing, capable of routing new links across multiple discovery and AI/LM surfaces quickly.
View full article