2420249_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2420249_ja-JP

2420249_ja-JP

S32K14X_MCAL_install

何度も試しましたが、それでもライセンスを正常にインストールできません。これは何が原因でしょうか?license.png

ライセンスファイルが無効です。AUTOSAR_MCAL_S32K14X 機能バージョン 4.2 が必要です。

Re: S32K14X_MCAL_install

こんにちは、 @xiaomingchen さん、

SW32K14-SMCL431-RTMC-1.0.1パッケージを使用するには、license.datファイルが必要です。必要なライセンスは「License Keys」タブでダウンロードし、ダウンロードするライセンスを選択してください(あなたの場合はS32K1XXプラットフォーム用のAUTOSAR 4.3 RTM 1.0.3リリース/SW32K14-SMCL431-RTMC-1.0.1を使っています)、スクロールして「表示」を選び、最後に「すべて保存」を選びます。

これにより、インストールウィザードに入力するlicense.datファイルが生成されます。

Julin_AragnM_1-1792004262318.png

Julin_AragnM_5-1792004417853.png

Julin_AragnM_7-1792004489613.png

Julin_AragnM_8-1792004493220.png

Julin_AragnM_6-1792004465869.png

しかし、このソフトウェアは現在サポートおよびメンテナンスされていません。代わりに最新のリアルタイム・ドライバを使用することを推奨します:Real-Time ドライバ (RTD) |NXP半導体。

よろしくお願いします、
ジュリアン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎10-15-2026 03:39 AM
Updated by: