Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32DS3.5 GBK S32DS3.6.2UTF-8 S32DS3.5を使用する場合、GBK エンコーディングを使用しました。しかし、S32DS3.6.2でファイルを開くと、中国語のコメントが文字化けしていることに気づきました。S32DS3.6.2 は GBK エンコードをサポートしていないことが判明しました。SO、ここで問題が発生します。中国語のコメントの文字化けの問題をどうやって解決すればよいのでしょうか?そしてなぜ最新のIDEs 3.6.2ではGBKをサポートしていませんか? Re: S32DS3.5 GBK S32DS3.6.2 UTF-8 こんにちは、 テスト用に影響を受けるファイルをいくつか共有していただけますか?
View full article
MIMXRT1024 と ERR011164 - DMA 付き ADC_ETC こんにちは。ERR011164 の回避策は、1 つ以上のトリガー チェーンを使用する場合にも使用できますか?ADC_ETC の DMA_CTRL でどの DMA 要求をクリアするかを判断するにはどうすればよいでしょうか? DMA で ADC と ADC_ETC を使用する他の方法はありますか? PIT + ADC_ETC を使用し、ADC DMA 要求に基づいて ADC1 と ADC2 の ADC 結果を DMA で読み取るようにしました。ADC_ETC は、COCO ビットをクリアするときに、ADC の DMA 要求をクリアしているようです。これにより、ADC1 と ADC2 の変換が同時に完了すると、一部の ADC 結果が失われます。1 つの DMA は実行されますが、他の DMA 要求は失われます。 PIT に基づいて電圧と電流のサンプリングを実現するために、ADC1 と ADC2 を ADC_ETC トリガー 0 と 4 で同期させています。 これを解決する方法はありますか? i.MXRT 102x Re: MIMXRT1024 and ERR011164 - ADC_ETC with DMA こんにちは、 上記の回答のとおり、この問題が発生した場合は、実行可能な解決策を参照してください。また、NXP は、前述のErrataのような SDK または提案されたソリューションを提供することはできません。 参考までに同様のCASEを挙げておきます。 Re: MIMXRT1024 and ERR011164 - ADC_ETC with DMA これは質問への本当の答えではないと思います。ERR011164の回避策は、複数のトリガーチェーンを使用する場合にも使用できますか?もし使用できる場合、どのように使用できますか? ADC_ETCのDMA_CTRLでどのDMA要求をクリアするかをどのように判断すればよいですか? Re: MIMXRT1024 and ERR011164 - ADC_ETC with DMA こんにちは、 はい、RT1024CE のこのErrataでは、この ERR が次のように表示されます。 ERR011164 ADC : ADC_ETC fails to clear DMA ack を受信した後、ADC_ETC 要求信号 automatically が送信されます。 説明: ADC_ETC を有効にして DMA 転送をトリガーすると、DMA 転送データは ACK を送信します。リクエスト信号は自動的にクリアされず、DMA のトリガーは継続されます。 予測される影響: この問題により、ADC_ETC を操作するときに DMA 障害が発生する可能性があります。 回避策: ADC_ETCデータ転送用に2つのDMAチャネルを設定します。最初のDMAチャネルは low です。 ADC_ETC要求によってトリガーされる優先度は、ADC_ETCデータの転送です。最初のチャネルにリンクする high priority を持つ2番目のDMAチャネルは、 DMA_CTRLレジスタへの書き込みによってADC_ETCの要求をクリアします。両方のチャネルの優先度は、他のペリフェラルが使用するチャネルよりも高くする必要があります。この解決策では、DMAは1つの要求信号に対してADC_ETCデータを2回転送することになり、アプリケーションは冗長データを適切に処理する必要があります。 提案された解決策: 修正予定なし ソフトウェア ステータス: ソフトウェアの回避策は SDKs にありません。
View full article
在 ios 上读取 mifare plus EV2 卡 你好,日安。 我正在开发一个使用网络安全级别为3的MIFARE Plus EV2卡进行读写操作的项目。对于安卓系统,我可以使用 TapLinx 库成功执行验证和读取。不过,对于 iOS,我还没有找到是否存在这样的库。我看到开发中心的文档中提到了这一点,但我找不到。 此外,我不确定是否可以使用APDU开发自己的实现,因为据我了解,此类卡和网络安全级别的CMAC计算尚未公开。 代码示例 示例代码 离线版本 Re: Read mifare plus EV2 cards on ios 你好@KennethBarrera 希望你一切顺利。 对于 iOS,您可以参考 UG10045 Starting development with TapLinx iOS SDK 和 TapLinx Software Development Kit ( TLLIBSDK),它们可以从 TapLinx SDK > Downloads 部分下载。 MIFARE Plus EV2 需要支持其原生命令集或 ISO/IEC 7816-4 封装。正如你所提到的,有关命令集和结构的文档受保密协议,必须通过安全文件索取。 Eduardo。
View full article
S32K3 MBDT Simulink External Mode ADC configuration I am trying to configure ADC using S32K3 MBDT toolbox on Simulink. Kindly suggest the simplest way to configure this based on PWM trigger, and to be able to view results in Simulink scope using external mode. The examples included in the MBDT toolbox library use external Freemaster for display. Also they seem to use multiple buffers, configuration blocks to enable freemaster.  I wish to understand the basic workflow to configure ADC blocks with least external environment interaction. Re: S32K3 MBDT Simulink External Mode ADC configuration Hi, @shashwats, Thank you for your interest into Model-Based Design Toolbox for S32K3. I strongly recommend this article (Controlling LED intensity with ADC and PWM) as an excellent introduction to ADC and PWM configuration. It walks you through the process step by step, with clear explanations, detailed visuals, and practical guidance—perfect as a starting point for setting up a basic ADC configuration.  Feel free to explore the other articles in the MRCANHUB series as well—they offer a great general overview of peripheral configurations and can broaden your understanding of the topic: - Interacting with Digital Inputs/Outputs on MR-CANHUBK344 - Sending data via UART and monitoring signals with FreeMASTER - Communicating over the CAN Bus Let us know about your progress, Best regards, Dragos
View full article
AndroidはAndroidディレクトリパスを作成したくない こんにちは、皆さん。 Android 移植にあたって、以下の理由を質問させていただきます。 OS: Android 13 CPU:imx8mini AndroidにSDカードまたはUSBメモリを挿入すると、以下のディレクトリが自動的に作成されます • Environment.DIRECTORY_ALARMS: アラーム用のオーディオファイルを保存する (/mnt/sdcard/Alarms) • Environment.DIRECTORY_DCIM : カメラで撮影した写真を保存します (/mnt/sdcard/DCIM) • Environment.DIRECTORY_DOWNLOADS: ダウンロードしたファイルを保存します(/mnt/sdcard/Download) • 環境.DIRECTORY_MUSIC : 음악 일 저장 (/mnt/sdcard/Music) • 環境.DIRECTORY_MOVIES : 영상 일 저장 (/mnt/sdcard/Movies) • Environment.DIRECTORY_NOTIFICATORS: 通知音として使用するオーディオファイルを保存します (/mnt/sdcard/Notifications) • 環境.DIRECTORY_PICTURES : 그림 일 저장 (/mnt/sdcard/Pictures) • Environment.DIRECTORY_PODCASTS: ポッドキャストファイルを保存する (/mnt/sdcard/Podcasts) このディレクトリの発生を防ぐ方法はありますか? Re: android want not create Android Directory Path こんにちは、 ディレクトリは Android によって作成されますが、必要ですが、Android Studio で変更したり、権限やローダーを変更したりCAN。 よろしくお願いします。
View full article
IMX8M Plus: SAI MCLKをI2S伝送の入力として設定する こんにちは、みんな、 I2S 出力伝送信号にクロックを提供するために、SAI MCLK を SAI モジュールへの入力として構成しようとしています。 IMX8M plus のリファレンスマニュアルの 14.1.1.1 章には、これが可能であると記載されています。しかし、IMX8M miniではGPRを介して外部マスタークロックを有効にCANますが、この機能を有効にするにはどのようなレジスタを設定する必要があるかは明確ではありません(例:GPR_SAI2_EXT_MCLK_EN)。私の理解では、IMX8M plus ではオーディオ ブロック制御レジスタを使用するため、これが異なります。 同僚の NXP 技術者は、次のように設定することを提案しました。 1. 「14.2.3.1.10」を設定しますSAI2 MCLK SELECTレジスタをSPDIF.EXTCLKとして設定します。 2.「8.2.4.115」を設定しますSW_MUX_CTL_PAD_SPDIF_EXT_CLK" を ALT0_AUDIOMIX_SPDIF1_EXT_CLK として設定します。 3. 「14.4.4.1.30」を設定しますMCLK信号ピンは入力であるため、「MCLK制御」 SPDIF1_EXT_CLK ピンを通じて mclk を提供するためです。 しかし、yocto Linux で audio_blk_ctrl の SAI2 MCLK SELECT レジスタをどこに設定すればよいのか、また SPDIF.EXTCLK が I2S 信号の生成に機能するかどうかはまだわかりません。 よろしくお願い申し上げます。 i.MX 8M | i.MX 8M ミニ | i.MX 8M ナノ Linux Yocto Project Re: IMX8M Plus: Configure SAI MCLK as input for I2S transmission サポートありがとうございます。SAI ドライバ経由で入力として設定できました。 Re: IMX8M Plus: Configure SAI MCLK as input for I2S transmission こんにちは@coulomz 以下のドライバコードでは、 regmap APIを使用して関連するレジスタ値を変更できます。 https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/fb0f25c8fe6d8ae45bfb24f869ea8c41d35e979a/sound/soc/fsl/fsl_sai.c BR
View full article
同じIDを使用すると確認応答を受信できません 現在、セットアップで同じ ID を使用していますが、確認応答が受信されません。ID が正しく構成され、意図したとおりに再利用されていることを確認しましたが、応答/ACK が届きません。
View full article
S32G3 SAF - eMCEM Reaction Timeout Period Hello Team, I am currently working on Safety Framework for S32G3 by NXP. While mapping the NMI faults for eMCEM I had a query related to TimeOut Period for Local Recovery. I am working on ASIL-C automotive system having an FTTI of 50 ms. The default timeout mentioned in SAF manual is: NCF Recovery Timeout Register = 65535 [48MHz IRC ticks] (1365 [us]). What should be TImeout Period in this case? On what parameters does it need to be decided? Could you please suggest and help me decide the Timeout Period. Thanks in advance! Re: S32G3 SAF - eMCEM Reaction Timeout Period Hello @SHIVRAJ, This is only a personal recommendation, you will need to validate the performance of your product under the correct conditions. Considering anything less than 50ms to be correct, I would use 2,000,000 ticks, this is, with a 48MHz clock, a little over 41ms for the recovery timeout.  Please considere that this value will depend on how you decide to handle the faults and how to recover them.  Let me know if this information was useful. Re: S32G3 SAF - eMCEM Reaction Timeout Period Hello @alejandro_e, Highly appreciate your help in this. Yes, we have already derived product-specific safety requirements like the FTTI, fault handling mechanisms, operating modes, safe states, maximum voltage and current ratings, and other stuff. The defined FTTI is 50 ms, and the FHTI we have decided is anywhere less than FTTI (<50 ms). Looking forward to your response on the Timeout period. Thanks in advance! Re: S32G3 SAF - eMCEM Reaction Timeout Period Hello @SHIVRAJ, Thanks for reaching out to us and sorry for the late reply. About your question, my area of expertise is not the safety topics, however I may be able to help you. But first I need to know if you have Safety requirements for your product, specifically regarding the recovery time for non-critical faults. Thanks for the information
View full article
ECSPI_SCLK信号整合性 こんにちは、 i.MX8M miniを使用しています。 i.MX側でSCLKとMISOの波形を測定しました。 SCLKはi.MXをマスターとして出力しますが、立ち上がりエッジにグリッチなどの歪みが生じます。 MISO からデータをキャプチャする場合、i.MX8 はこの SCLK 波形を使用しますか? データ取得を駆動する内部回路は、バッファによって分離されたクリーンな信号を使用し、外部反射の影響を受けないという私の理解は正しいでしょうか? CH1(黄): SCLK CH2(青):味噌 ありがとうございます Re: ECSPI_SCLK signal integrity 親愛なるジャンシーさん、 お返事ありがとうございます。 現時点では内部デザイン図がないため、私の質問に現時点では答えることはできないと理解しています。 よろしくお願いします、 Re: ECSPI_SCLK signal integrity RMを参照してください。この図しか見つかりませんが、内部設計図はありません。しかし、ECSPIデザインはSCLKにクリーンな信号を提供できます。すべてのボードでジッタが発生する場合は、ハードウェアデザインまたは測定ツールを確認してください。1つまたは2つのボードでのみこの問題が発生する場合は、ABテストを実行して、この問題がチップに関連しているかどうかを確認できます。 Re: ECSPI_SCLK signal integrity 親愛なるジャンシーさん、 お返事ありがとうございます。 ECSPI はシフト レジスタに SCLK 信号を使用することを理解しています。 また、SCLK 波形はスレーブ デバイスにとって重要です。 i.MXの内部図を知りたいです。 図1.それが私の理解です。 図2は正しいということですか? <図1. シフトレジスタは外部の影響を受けない> <図2. シフトレジスタは外部からの影響を受ける> ありがとう、 Re: ECSPI_SCLK signal integrity 1)MISO からデータをキャプチャする場合、i.MX8 はこの SCLK 波形を使用しますか? >はい、リファレンス マニュアルを参照してください。ECSPI マスターは、チップ セレクト (SS) 信号を使用して外部 SPI デバイスを有効にし、SCLK 信号を使用してシフト レジスタとの間でデータを転送します。 2)データ取得を駆動する内部回路は、バッファによって分離されたクリーンな信号を使用し、外部反射の影響を受けないという私の理解は正しいでしょうか? > ピンの信号整合性の問題は外部の影響を受けるため、ハードウェアデザインを再確認する必要があります。
View full article
Parameter differences between the new SPC5675KFK0MMS2R and the replacement SPC5675KFF0VMS2R. The old product SPC5675KFF0VMS2R has been discontinued, the official website provides a letter to replace the model SPC5675KFK0MMS2R and the specific differences between the original product, but also seek to provide instructions, thank you! Re: 求新产品SPC5675KFK0MMS2R与替代原产品SPC5675KFF0VMS2R的参数区别 Hello, The old SPC5675KFF0VMS2R has been discontinued. I'd appreciate a detailed explanation of the differences between the replacement model SPC5675KFK0MMS2R and the original model, as provided on the official website. Thank you. I'd like to know the differences in parameters between the new SPC5675KFK0MMS2R and the original SPC5675KFF0VMS2R. Here are the differences: K0 vs F0 - different factory but same device cut (revision) M vs V - different temperature range You can find these information in datasheet rev 9. Best regards, Peter
View full article
32.12 恢复模式和功能RESET 您好, 我读了很多关于它的帖子。 在每次功能 RESET 之前,我可以通过修改 DCM-DCRWP1 或(更不安全)触发 IPMC_RGM->FREC= 0xF 来禁用 RESET。 但我从 RM 32.12 恢复模式中读到,例如 " SBAF 无法启动应用程序 " 或列出的其他案例导致 VTOR = 2040_0100 地址。 在这种情况下,我注意到 PC = 0x2040_012E 和堆栈指针 SP= 0x2040_200 都是错误的,它们位于我的 sram 内存中间!而且 PC 在 0x2040_012e 上无休止地循环! 我不知道是否需要在 2040_0100 上填写任何 VT 代码,但一切都卡住了! 跳过 HSE,sbaf 直接加载我的程序代码。 你能帮我吗? 致以最崇高的敬意 法比奥 Re: 32.12 Recovery mode And Functional Reset 你好@FabioG 这就是所谓的基于 JTAG 的恢复模式。您不应该将自己的代码加载到 RAM 中,WFI 和无尽循环是由 SBAF 写入的。这种恢复模式的目的是在允许用户连接调试器并采取适当的操作(例如重新编程应用程序、检查闪存内容、更改配置或其他任何操作)时,将设备置于某种定义的状态。 如果想在这种情况下自动执行自己的代码,可以使用 HSE 及其安全恢复模式。有关详细信息,请参阅 HSE 固件参考手册。 或者类似的东西--如果您想在应用程序损坏时执行特定代码,请参阅: https://community.nxp.com/t5/S32K/How-to-enable-the-rollback-function-of-Hse-AB-SWAP-on-S32K3/m-p/2146151/highlight/true#M51578 问候, Lukas
View full article
S32DS3.5 GBK S32DS3.6.2UTF-8 使用 S32DS3.5 时、我使用的是 GBK 编码。但是,当我用 S32DS3.6.2 打开该文件时,却发现它并没有运行、我发现中文评论是乱码。结果发现 S32DS3.6.2 不支持 GBK 编码。问题来了:如何解决中文评论乱码的问题?为什么最新的 IDE 3.6.2不支持 GBK? Re: S32DS3.5 GBK S32DS3.6.2 UTF-8 你好、 能否请您提供一些受影响的文件以供测试?
View full article
Read mifare plus EV2 cards on ios Hello, good day. I am working on a project that uses MIFARE Plus EV2 cards in security level 3 for reading and writing operations. For Android, I have been able to successfully perform authentication and reading using the TapLinx library. However, for iOS, I have not been able to find if such a library exists. I see it mentioned in the documentation at development center, but I cannot locate it. Furthermore, I am unsure whether I can develop my own implementation using APDUs because, from what I understand, the CMAC calculation for this type of card  and security level is not publicly available. Code examples Example code Offline version Re: Read mifare plus EV2 cards on ios Hello @KennethBarrera Hope you are doing well. For iOS, you can refer to UG10045 Starting development with TapLinx iOS SDK, and TapLinx Software Development Kit (TLLIBSDK) that can be downloaded from TapLinx SDK > Downloads section. MIFARE Plus EV2 requires support for its native command set or ISO/IEC 7816-4 wrapping. As you mention, documentation about command set and structure is secured under NDA and must be requested through the Secure Files. Regards, Eduardo.
View full article
android want not create Android Directory Path Hi, everyone here. During Android porting, I am asking for the following reasons. os: android 13 cpu:imx8mini When you insert an SD card or USB memory on Android, the directory below is automatically created • Environment.DIRECTORY_ALARMS: Save audio file for alarm (/mnt/sdcard/Alarms) • Environment.DIRECTORY_DCIM : Save photos taken with camera (/mnt/sdcard/DCIM) • Environment.DIRECTORY_DOWNLOADS: Save the downloaded file (/mnt/sdcard/Download) • Environment.DIRECTORY_MUSIC : 음악 파일 저장 (/mnt/sdcard/Music) • Environment.DIRECTORY_MOVIES : 영상 파일 저장 (/mnt/sdcard/Movies) • Environment.DIRECTORY_NOTIFICATORS: Store audio files for use as notification sounds (/mnt/sdcard/Notifications) • Environment.DIRECTORY_PICTURES : 그림 파일 저장 (/mnt/sdcard/Pictures) • Environment.DIRECTORY_PODCASTS: save podcast file (/mnt/sdcard/Podcasts) Is there a way to prevent this directory from happening Re: android want not create Android Directory Path Hello, The directory is create by the android, is necessary but you can change with android studio, and change the permission and loaders. Regards
View full article
32.12 Recovery mode And Functional Reset Hi There, I read a lot of posts and about It. I can disable Reset by modify DCM-DCRWP1 or (more unsafe) trigger IPMC_RGM->FREC= 0xF before each functional reset. But I read  from RM 32.12 Recovery mode that also, for example "SBAF does not boot the application" or other cases listed causes the VTOR = 2040_0100 address. I notice in this case PC = 0x2040_012E and stack pointer SP= 0x2040_200 that are all wrong and they are in the middle of my sram Memory! and also PC loops on 0x2040_012e endless! I don't know if I need to fill any VT code on  2040_0100 but all is stucked ! HSE is skipped and sbaf loads directly my application code. can you help Me ? Best Regards  Fabio  Re: 32.12 Recovery mode And Functional Reset Hi @FabioG  This is called JTAG based recovery mode. You are not supposed to load own code to the RAM, the wfi and endless loop is written there by SBAF. The purpose of this recovery mode is to put the device to some defined state when user is allowed to attach a debugger and take appropriate actions (like re-program application, check the content of flash, change configuration or whatever). If you want to execute own code automatically in this situation, you can use HSE and its Secure Recovery Mode. See HSE firmware reference manual for details. Or something similar - if you want to execute specific code when your application is corrupted, see: https://community.nxp.com/t5/S32K/How-to-enable-the-rollback-function-of-Hse-AB-SWAP-on-S32K3/m-p/2146151/highlight/true#M51578 Regards, Lukas
View full article
android 无法创建 Android 目录路径 嗨,大家好。 在 Android 移植过程中,我出于以下原因提出请求。 操作系统:安卓 13 CPU:imx8mini 在安卓系统上插入 SD 卡或 USB 存储器时,会自动创建以下目录 - Environment.DIRECTORY_ALARMS:保存警报音频文件(/mnt/sdcard/Alarms) - Environment.DIRECTORY_DCIM:保存相机拍摄的照片(/mnt/sdcard/DCIM) - Environment.DIRECTORY_DOWNLOADS:保存下载的文件 (/mnt/sdcard/Download) - Environment.DIRECTORY_MUSIC : 音乐 (/mnt/sdcard/Music) - Environment.DIRECTORY_MOVIES : 영상 파일 저장 (/mnt/sdcard/Movies) - Environment.DIRECTORY_NOTIFICATORS:存储用作通知声音的音频文件 (/mnt/sdcard/Notifications) - Environment.DIRECTORY_PICTURES : 그림 파일 저장 (/mnt/sdcard/Pictures) - Environment.DIRECTORY_PODCASTS:保存播客文件 (/mnt/sdcard/Podcasts) 是否有办法防止该目录发生这种情况 Re: android want not create Android Directory Path 你好 目录由 android 创建,这是必要的,但您可以使用 android studio 进行更改,并更改权限和加载器。 此致
View full article
S32G3 SAF - eMCEM 反应超时周期 你好,团队、 我目前正在开发恩智浦的 S32G3 功能安全框架。在为 eMCEM 映射 NMI 故障时,我提出了一个与本地恢复超时周期有关的问题。 我正在开发 ASIL-C 汽车系统,其 FTTI 为 50 ms。 SAF 手册中提到的默认超时为NCF 恢复超时寄存器 = 65535 [48MHz IRC ticks] (1365 [us])。 在这种情况下,TImeout Period 应该是什么?需要根据哪些参数来决定?请提出建议并帮我确定超时时间。 提前感谢! Re: S32G3 SAF - eMCEM Reaction Timeout Period 你好@SHIVRAJ、 这只是个人建议,您需要在正确的条件下验证产品的性能。 考虑到少于 50 毫秒都是正确的,我将使用 2,000,000 ticks,即在 48MHz 时钟下,恢复超时略多于 41 毫秒。 请注意,这个值取决于您决定如何处理故障以及如何恢复故障。 如果这些信息有用,请告诉我。 Re: S32G3 SAF - eMCEM Reaction Timeout Period 你好@alejandro_e、 非常感谢你们的帮助。 是的,我们已经推出了特定产品的功能安全要求,例如FTTI、故障处理机制、操作模式、安全状态、最大电压和电流额定值等。 定义的 FTTI 为 50 毫秒,我们确定的 FHTI 小于 FTTI (<50 毫秒)。 期待您对超时时间的回复。 提前感谢! Re: S32G3 SAF - eMCEM Reaction Timeout Period 你好@SHIVRAJ、 感谢您联系我们,很抱歉这么晚才回复您。关于你的问题,我的专业领域不是功能安全话题,但我也许能帮助你。但首先我需要知道你的产品是否有功能安全要求,特别是非关键故障的恢复时间。 感谢您提供的信息
View full article
ECSPI_SCLK signal integrity Hi,  I'm using the i.MX8M mini. I measured the waveform of SCLK and MISO at the i.MX end.  The SCLK is output by i.MX as the master, but there are distortions such as glitches on the rising edge. When capturing data form MISO, does the i.MX8 use this SCLK waveform? Is my unerstanding correct that the internal circuit driving the data acquisition uses a clean singal that is isolated by buffers, and is not affected by external reflections? CH1 (Yellow) : SCLK CH2 (Blue): MISO Thanks, Re: ECSPI_SCLK signal integrity  Dear janxie, Thank you for your reply. I understand that we currently don't have the internal design diagram, so we cannot resolve my question at this time. Best Regards, Re: ECSPI_SCLK signal integrity refer to the RM, I only find this diagram, though I don't have internal design diagram, but the ecspi design can provide the clean signal to the SCLK,  if all of your boards get the jitter, should check the HW design or measurement tools, if only one or two boards have this issue, maybe you can do the AB test to confirm if this issue is related to the chip  Re: ECSPI_SCLK signal integrity Dear janxie, Thank you for your reply. I understand that ECSPI uses SCLK signal for Shift register. And SCLK wavefore is important for Slave device. I'd like to know the i.MX inside diagram. Figure 1. is  my understanding. Do you mean that Figure 2 is correct?       Thanks, Re: ECSPI_SCLK signal integrity 1)When capturing data form MISO, does the i.MX8 use this SCLK waveform? >yes, refer to the reference manual, The ECSPI master uses the Chip Select (SS) signal to enable an external SPI device, and  uses the SCLK signal to transfer data in and out of the Shift register. 2)Is my unerstanding correct that the internal circuit driving the data acquisition uses a clean singal that is isolated by buffers, and is not affected by external reflections? > the signal integrity issues present at the pin would be affected by external, so you need to double check your HW design
View full article
使用相同 ID 时无法收到确认 我们目前在设置中使用相同的 ID,但没有收到任何确认。我们已经验证了该ID的配置正确并按预期重复使用,但是响应/ACK 未通过。
View full article
32.12 リカバリモードと機能リセット こんにちは、 私はそれに関するたくさんの投稿を読みました。 DCM-DCRWP1 を変更するか、(より危険ですが) 各機能リセットの前に IPMC_RGM->FREC= 0xF をトリガーすることで、リセットを無効にすることができます。 しかし、RM 32.12 リカバリ モードから読み取ったところ、たとえば「SBAF がアプリケーションを起動しない」など、リストされている他のCASEでも、VTOR = 2040_0100 アドレスが発生することがわかりました。 このCASE、PC = 0x2040_012E とスタック ポインター SP= 0x2040_200 がすべて間違っており、SRAM メモリの中央にあることに気付きました。また、PC は 0x2040_012e で無限にループします。 2040_0100 に VT コードを入力する必要があるかどうかはわかりませんが、すべてが停止しています。 HSE はスキップされ、sbaf がアプリケーション コードを直接ロードします。 手伝ってもらえますか ? よろしくお願いします ファビオ Re: 32.12 Recovery mode And Functional Reset こんにちは@FabioG これは JTAG ベースのリカバリ モードと呼ばれます。独自のコードを RAM にロードすることは想定されていません。WFI と無限ループは SBAF によってそこに書き込まれます。このリカバリ モードの目的は、ユーザーがデバッガーを接続して適切なアクション (アプリケーションの再プログラム、フラッシュの内容の確認、構成の変更など) を実行できる場合に、デバイスを何らかの定義済みの状態にすることです。 このような状況で独自のコードを自動的に実行したい場合は、HSE とそのセキュア リカバリ モードをCAN。詳細については、HSE ファームウェア リファレンス マニュアルを参照してください。 または同様に、アプリケーションが破損したときに特定のコードを実行する場合は、以下を参照してください。 https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K3 で Hse-AB-SWAP のロールバック機能を有効にする方法/mp/2146151/highlight/true#M51578 よろしくお願いいたします。 ルーカス
View full article