2144174_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2144174_zh-CN

2144174_zh-CN

S32G3 SAF - eMCEM 反应超时周期

你好,团队、

我目前正在开发恩智浦的 S32G3 功能安全框架。在为 eMCEM 映射 NMI 故障时,我提出了一个与本地恢复超时周期有关的问题。

我正在开发 ASIL-C 汽车系统,其 FTTI 为 50 ms。
SAF 手册中提到的默认超时为NCF 恢复超时寄存器 = 65535 [48MHz IRC ticks] (1365 [us])。

在这种情况下,TImeout Period 应该是什么?需要根据哪些参数来决定?请提出建议并帮我确定超时时间。

提前感谢!

Re: S32G3 SAF - eMCEM Reaction Timeout Period

你好@SHIVRAJ

这只是个人建议,您需要在正确的条件下验证产品的性能。

考虑到少于 50 毫秒都是正确的,我将使用 2,000,000 ticks,即在 48MHz 时钟下,恢复超时略多于 41 毫秒。

请注意,这个值取决于您决定如何处理故障以及如何恢复故障。


如果这些信息有用,请告诉我。

Re: S32G3 SAF - eMCEM Reaction Timeout Period

你好@alejandro_e

非常感谢你们的帮助。


是的,我们已经推出了特定产品的功能安全要求,例如FTTI、故障处理机制、操作模式、安全状态、最大电压和电流额定值等。

定义的 FTTI 为 50 毫秒,我们确定的 FHTI 小于 FTTI (<50 毫秒)。

期待您对超时时间的回复。

提前感谢!



Re: S32G3 SAF - eMCEM Reaction Timeout Period

你好@SHIVRAJ

感谢您联系我们,很抱歉这么晚才回复您。关于你的问题,我的专业领域不是功能安全话题,但我也许能帮助你。但首先我需要知道你的产品是否有功能安全要求,特别是非关键故障的恢复时间。


感谢您提供的信息

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 11:45 PM
更新者: