2144168_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2144168_ja-JP

2144168_ja-JP

AndroidはAndroidディレクトリパスを作成したくない

こんにちは、皆さん。

Android 移植にあたって、以下の理由を質問させていただきます。

OS: Android 13
CPU:imx8mini




AndroidにSDカードまたはUSBメモリを挿入すると、以下のディレクトリが自動的に作成されます
• Environment.DIRECTORY_ALARMS: アラーム用のオーディオファイルを保存する (/mnt/sdcard/Alarms)
• Environment.DIRECTORY_DCIM : カメラで撮影した写真を保存します (/mnt/sdcard/DCIM)
• Environment.DIRECTORY_DOWNLOADS: ダウンロードしたファイルを保存します(/mnt/sdcard/Download)
• 環境.DIRECTORY_MUSIC : 음악 일 저장 (/mnt/sdcard/Music)
• 環境.DIRECTORY_MOVIES : 영상 일 저장 (/mnt/sdcard/Movies)
• Environment.DIRECTORY_NOTIFICATORS: 通知音として使用するオーディオファイルを保存します (/mnt/sdcard/Notifications)
• 環境.DIRECTORY_PICTURES : 그림 일 저장 (/mnt/sdcard/Pictures)
• Environment.DIRECTORY_PODCASTS: ポッドキャストファイルを保存する (/mnt/sdcard/Podcasts)


このディレクトリの発生を防ぐ方法はありますか?


Re: android want not create Android Directory Path

こんにちは、

ディレクトリは Android によって作成されますが、必要ですが、Android Studio で変更したり、権限やローダーを変更したりCAN。

よろしくお願いします。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 11:46 PM
更新者: