2144677_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2144677_zh-CN

2144677_zh-CN

在 ios 上读取 mifare plus EV2 卡

你好,日安。

我正在开发一个使用网络安全级别为3的MIFARE Plus EV2卡进行读写操作的项目。对于安卓系统,我可以使用 TapLinx 库成功执行验证和读取。不过,对于 iOS,我还没有找到是否存在这样的库。我看到开发中心的文档中提到了这一点,但我找不到。

此外,我不确定是否可以使用APDU开发自己的实现,因为据我了解,此类卡和网络安全级别的CMAC计算尚未公开。

代码示例示例代码离线版本Re: Read mifare plus EV2 cards on ios

你好@KennethBarrera

希望你一切顺利。

对于 iOS,您可以参考 UG10045 Starting development with TapLinx iOS SDK 和 TapLinx Software Development Kit ( TLLIBSDK),它们可以从 TapLinx SDK > Downloads 部分下载。

MIFARE Plus EV2 需要支持其原生命令集或 ISO/IEC 7816-4 封装。正如你所提到的,有关命令集和结构的文档受保密协议,必须通过安全文件索取。


Eduardo。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 11:46 PM
Updated by: