Wireless Connectivity Knowledge Base

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Wireless Connectivity Knowledge Base

Discussions

Sort by:
简介: 当 OTAP 客户端(接收软件更新的设备,通常为 Bluetooth LE 外围设备)从 OTAP 服务器 (发送软件更新的设备,通常为 Bluetooth LE Central)请求软件更新时,您可能希望保留一 些数据,例如绑定信息,系统振荡器的匹配值或您的应用程序的 FlexNVM 非易失数据。 本 文档指导您在执行 OTAP 更新时, 如何保留您感兴趣的闪存数据内容。 本文档适用于熟悉 OTAP 定制 Bluetooth LE 服务的开发人员,有关更多基础信息,您可以阅读以下文章: 使用 OTAP 客户端软件对 KW36 设备进行重新编程。 OTAP 标头和子元素 OTAP 协议为软件更新实现了一种格式,该格式由标题和定义数量的子元素组成。 OTAP 标 头描述了有关软件更新的一般信息,并且其定义的格式如下图所示。 有关标题字段的更多 信息,请转至 SDK 中的<SDK_2.2.X_FRDM-KW36_Download_Path> \ docs \ wireless \ Bluetooth 中的《 Bluetooth Low Energy Application Developer's Guide》文档的 11.4.1 Bluetooth Low Energy OTAP 标头一章。 daweiyou_0-1627095941659.png   每个子元素都包含用于特定目的的信息。 您可以为您的应用程序实现专有字段(有关子元 素字段的更多信息, 请转至 SDK 中的<SDK_2.2.X_FRDM-KW36_Download_Path> \ docs \ wireless \ Bluetooth 中的《 Bluetooth Low Energy Application Developer's Guide》文档的 11.4.1 Bluetooth Low Energy OTAP 标头一章。 OTAP 包含以下子元素: 镜像文件子元素 值字段长度(字节) 描述 升级镜像 变化 该子元素包含实际的二进制可执行镜像,该镜像将被复制到 OTAP 客户端设备的闪存中。 该子元素的最 大大小取决于目标硬件。 扇区位图 32 该子元素包含目标设备闪存的扇区位图,该位图告诉引导加载程序哪些扇区应被覆盖,哪些扇区保持完 整。 该字段的格式是每个字节的最低有效位在前,最低有效字节和位代表闪存的最低存储部分。 镜像文件CRC 2 是在镜像文件的所有元素(此字段本身除外)上计算的 16 位 CRC。 该元素必须是通过空中发送的镜像文件中的最后一个子元素。   OTAP 扇区位图子元素 KW36 闪存分为: 一个 256 KB 程序闪存( P-Flash)阵列, 最小单元为 2 KB 扇区,闪存地址范围为 0x0000_0000 至 0x0003_FFFF。 一个 256 KB FlexNVM 阵列, 最小单元为 2 KB 扇区,闪存地址范围为 0x1000_0000 至 0x1003_FFFF, 同时它也会被映射到地址范围为 0x0004_0000 至 0x0007_FFFF 的空间。 位图子元素的长度为 256 位,就 KW36 闪存而言,每个位代表 2KB 扇区,覆盖从 0x0- 0x0007_FFFF 的地址范围(P-Flash 到 FlexNVM 映射地址范围),其中 1 表示该扇区应 被擦 除, 0 表示应保留该扇区。 OTAP 引导加载程序使用位图字段来获取在使用软件更新对 KW36 进行编程之前应擦除的地址范围,因此必须在发送软件更新之前对其进行配置,以使包含您 的数据的内存的地址范围保持不变。仅擦除将被软件更新覆盖的地址范围。 例如:假设开发人员想要保留 0x7D800-0x7FFFF 之间的地址范围和 0x0-0x1FFF 之间的地址 范围,并且必须擦除剩余的存储器。 0x7D800-0x7FFFF 之间的地址范围对应于前 5 个闪存 扇区, 0x0-0x1FFF 之间的地址范围是最低的 4 个扇区。 因此,这意味着应将 256 和 252 之间的位(256、 255、 254、 253 和 252)以及 4 和 1 之间 的位(4、 3、 2 和 1)设置为 0,这样本示例的 OTAP 位图为 : 0x07FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0 使用 NXP 测试工具配置 OTAP 位图以保护地址范围 在恩智浦网站上下载并安装用于连接产品的测试工具 daweiyou_1-1627097016284.png   在 PC 上打开 NXP Test Tool 12 软件。 转到“ OTA 更新-> OTAP 蓝牙 LE”,然后单击“浏 览...”按钮加载用于软件更新的映像文件(NXP 测试工具仅接受.bin 和.srec 文件)。 您 可以配置 OTAP 位图,选择“覆盖扇区位图”复选框,并通过新的位图值更改默认值。 配 置位图后,选择“保存...”。 daweiyou_0-1627098005611.png   然后,将显示一个窗口,用于选择保存.bleota 文件的目的地,保存文件可以自行取名。 您可以将此文件与 Android 和 iOS 的 IoT Toolbox App 一起使用,以使用 OTAP 更新软 件。 这个新的.bleota 文件包含位图,该位图告诉 OTAP 引导加载程序哪些扇区将被擦 除,哪些扇区将被保留。 daweiyou_1-1627098038245.png    
View full article
This document describes the Persistent Data Manager (PDM) module which handles the storage of stack context data and application data in Non-Volatile Memory (NVM). For the KW41Z devices, this memory is internal Flash and this document will therefore refer to Flash. Tip: In this document, a cold start refers to either a first-time start or a re-start without memory (RAM) held. A warm start refers to a re-start with memory held (for example following sleep with memory held). 1.    Overview If the data needed for the operation of a network node is stored only in on-chip RAM, this data is maintained in memory only while the node is powered and will be lost during an interruption to the power supply (e.g. power failure or battery replacement). This data includes context data for the network stack and application data. In order for the node to recover from a power interruption with continuity of service, provision must be made for storing essential operational data in Non-Volatile Memory (NVM), such as Flash. This data can then be recovered during a re-boot following power loss, allowing the node to resume its role in the network. The storage and recovery of operational data in KW41Z Flash can be handled using the Persistent Data Manager (PDM) module, as described in the rest of this document, which covers the following topics: Initializing the PDM module - see Section 2 Managing data in Flash - see Section 3 PDM features like record searching by record ID – see Section 4 The PDM can be used with ZigBee PRO and IEEE802.15.4 wireless networking protocols. 2.    Initializing the PDM and Building a File System Using the Kinetis NVM framework requires that the user must register the necessary data sets for NVM writing. This is done by calling function NVM_RegisterDataSet(). This function registers the given data set to be written in the NVM_TABLE section from Flash. The PDM module must be initialized by the application following a cold or warm start, irrespective of the PDM functionality used (e.g. context data storage or counter implementation). PDM initialization is performed using the function PDM_eInitialise(). This function requires the following information to be specified: The number of Flash sectors to be used by PDM (a zero value means use all segments) Once the PDM_eInitialise() function has been called, the PDM module builds a file system in RAM containing information about the sectors that it manages in Flash. The PDM reads the header data from each Flash sector and builds the file system. Application records are grouped and initialized in function InitAplRecords(), while network stack records are grouped and initialized in function InitNwkRecords(). For ZigBee PRO, the PDM is used in its most general form, as described above. 3.    Managing Data in Flash This section describes use of the PDM module to persist data in Flash in order to provide continuity of service when the KW41Z device resumes operation after a cold start or a warm start without memory held. Data is stored in Flash in terms of ‘records’. A record occupies at least one Flash sector but may be larger than a sector and occupy multiple sectors. Any number of records of different lengths can be created, provided that they do not exceed the Flash capacity. The records are created automatically for stack context data and by the application (as indicated in Section 3.1) for application data. Each record is identified by a unique 16-bit value which is assigned when the record is created - for application data, this identifier is user-defined. The stack context data which is stored in Flash includes the following: Application layer data: AIB members, such as the EPID and ZDO state Group Address table Binding table Application key-pair descriptor Trust Centre device table Network layer data: NIB members, such as PAN ID and radio channel Neighbor table Network keys Address Map table On performing a KW41Z cold start or warm start without RAM held, the PDM must be initialized in the application as described in Section 2. If this is the first ever cold start, there will be no stack context data or application data preserved in the Flash. If it is a cold or warm start following previous use (such as after a reset), there should be stack context data and application data preserved in the Flash. On start-up, the PDM builds a file system in RAM and scans the Flash for valid data. If any data is found, it is incorporated in the file system. Saving and recovering application data in Flash are described in the subsections below. 3.1   Saving Data to Flash       Application data and stack context data are saved from RAM to Flash as described below.       Note: During a data save, if the Flash needs to be defragmented and purged, this will be performed automatically resulting in all records being re-saved.     Application data           You should save application data to Flash when important changes have been made to the data in RAM. Application data in RAM can be saved to an individual record           in Flash using the function PDM_eSaveRecordData(). A buffer of data in RAM is saved to a single record in Flash (a record may span multiple Flash sectors).          The records are created when calling PDM_eInitialise(). These records are traced by a unique 16-bit identifier assigned by the application - this identifier is subsequently          used to reference the record. The value used must not clash with those used by the NXP libraries - the ZigBee PRO stack libraries use values above 0x8000.          Subsequently, in performing a re-save to the same record (specified by its 16-bit identifier), the original Flash sectors associated with the record will be overwritten but          only the sector(s) containing data changes will be altered (if no data has changed, no write will be performed). This method of only making incremental saves improves          the occupancy level of the size-restricted Flash.     Stack Context Data          The NXP ZigBee PRO stack automatically saves its own context data from RAM to Flash when certain data items change. This data will not be encrypted. 3.2   Recovering Data from Flash       Application data and stack context data are loaded from the Flash to RAM as described below.     Application Data             During a cold start or a warm start without memory held, once the PDM module has been initialized (see Section 2.2), PDM_eReadDataFromRecord() must be called             for each record of application data in Flash that needs to be copied to RAM.     Stack Context Data             The function PDM_eReadDataFromRecord(), described above, is not used for records of stack context data. Loading this data from the Flash to RAM is handled             automatically by the stack (provided that the PDM has been initialized). 3.3   Deleting Data in Flash         All records (application data and stack context data) in the Flash can be deleted using the function PDM_vDeleteAllDataRecords().          Caution: You are not recommended to delete records of ZigBee PRO stack context data by calling PDM_vDeleteAllDataRecords() before a rejoin of the same secured          network. If these records are deleted, data sent by the node after the rejoin will be rejected by the destination node since the frame counter has been reset on the source          node. For more information and advice, refer to the “Application Design Notes” appendix in the ZigBee 3.0 Stack User Guide. 4.    PDM Features PDM offers a function that can be used to search for a specific record by using the 16-bit record ID. This function is called PDM_GetNVMTableEntry() and the required parameters are the record ID and an output pointer for the found entry. Another available PDM feature is providing a mechanism to safely write the data to NVM. This is done by calling the function PDM_vCompletePendingOperations(), which calls the appropriate NVM function that is used to complete all writings to NVM before any other operation. As an example, user can use this function to make sure that the data is written to the NVM before a reset.
View full article
Introduction This document is a quick start guide to load a new software image in a KW36 device through FSCI (Freescale Serial Communication Interface) bootloader software. Also, it contains all the steps needed to install the software required in a Windows host to handle the FSCI communication protocol. Software Requirements IAR Embedded Workbench IDE or MCUXpresso IDE. FRDM-KW36 SDK. Hardware Requirements FRDM-KW36 board. Downloading the SDK When downloading the SDK, select your specific IDE or simply choose all toolchains as shown below. In the option "Add software component", ensure to select all middleware components as depicted below. Installing FSCI Host in Windows OS The host software for the Windows OS was designed to work in a Python environment. The following steps are to download and install the software needed to use FSCI in a Windows OS. Visit the Python web site and download the latest Python 2.7.x MSI installer package for Windows OS. Open the MSI installer package. When customizing the installation options, check "Add python.exe to Path" as shown below Complete the rest of the steps for the Python installation process. Unzip the FRDM-KW36 SDK. Depending on your Python environment architecture, copy the HSDK.dll from <SDK_root>\tools\wireless\host_sdk\sdk-python\lib\<x86_or_x64> to <Python_directory>\DLLs (default in C:\Python27\DLLs). Download and install Visual C++ Redistributable Packages for Microsoft Visual Studio 2013 depending on the Windows architecture (vcredist_x86.exe or vcredist_x64.exe) from the Microsoft web site. Download and install the Microsoft Visual C++ Compiler for Python 2.7 from the following web site. To run Python scripts from the Command Prompt of Windows, we must create a system variable named PYTHONPATH. Search “System” in the Windows browser. Go to Advanced system settings -> Environment Variables… -> System variables. Click on the “New…” button and create the PYTHONPATH variable with the following value: <SDK_root>\tools\wireless\host_sdk\hsdk-python\src. Programming the FSCI bootloader on FRDM-KW36 board Attach the FRDM-KW36 board to your PC. Drag and drop the “bootloader_fsci_frdmkw36.bin” from the previously unzipped SDK file, you can find this file in: <SDK_root>\tools\wireless\binaries to your board. Like a common USB device. Creating a binary image to reprogram the device   IAR Embedded Workbench Open the connectivity project that you want to program through the FSCI bootloader from your SDK. This example will make use of the heart rate sensor project, located at the following path: <SDK_root>\boards\frdmkw36\wireless_examples\bluetooth\hrs\freertos\iar\hrs_freertos.eww. Open the project options window (Alt+F7). In Linker -> Config window, edit the “Configuration file symbol definitions” add the “gUseBootloaderLink_d=1” linker flag as shown below. Go to the “Output Converter” window and ensure that the output file is in binary format (.bin), otherwise, deselect the “Override default” checkbox, expand the “Output format” combo box and select “Raw binary. Click the OK button. Rebuild the project. The binary will be saved at: <SDK_root>\boards\frdmkw36\wireless_examples\bluetooth\hrs\freertos\iar\debug   MCUXpresso IDE Import your FRDM-KW36 SDK to MCUXpresso. Drag and drop your SDK on the "installed SDK's" toolbar. (In this step, it is not necessary to unzip the package). Open any connectivity project that you want to program through the FSCI bootloader from your SDK. This example will make use of the heart rate sensor project. Go to Project -> Properties, a new window will appear. Then, open the C/C++ Build -> Settings -> Linker -> Miscellaneous. Press the icon below, a new window will be deployed. Add “--defsym=gUseBootloaderLink_d=1”. Click on “Apply and Close”. Build the project. Deploy the “Binaries” icon in the workspace. Click the right mouse button on the “.axf” file. Select “Binary Utilities -> Create binary” option. The binary file will be saved at “Debug” folder in the workspace with “.bin” extension. Reprogramming an FRDM-KW36 board using the FSCI bootloader The following steps are to test the FSCI bootloader in a Windows OS. Search "Command Prompt" in the Windows browser. Run the "fsci_bootloader.py" Python script. Type the “python.exe” path in the console (default C:\Python27\python.exe). Drag and drop the “fsci_bootloader.py” from: <SDK_root>\tools\wireless\host_sdk\hsdk-python\src\com\nxp\wireless_connectivity\test\bootloader on the command prompt screen. Search the COM Port of your FRDM-KW36 board and type in the console. You can find it typing ‘Device manager’ from windows home and then search it in Ports (COM & LPT) toolbar. As you can see in this example the port may change depending on each case. Search the binary image file (created in the last section). Drag and drop on the screen. Press “Enter” to start the firmware update trough FSCI bootloader. Automatically the KW36 device will trigger to run the new software. To see all your process running, you can download the ‘IoT Toolbox’ from the app store to your smartphone and connect your device with the board to verify the random data that the heart rate sensor example generates.
View full article
Introduction This document provides guidance to load a new software image in a KW35 device through OTAP (Over The Air Programming) bootloader for KW35. This article also provides the steps needed to download and install the SDK used in the tutorial. Software Requirements IAR Embedded Workbench IDE or MCUXpresso IDE. SDK MKW36A512xxx4 RC4 or further. Hardware Requirements MKW35A512xxx4 device. KW35 Flash Memory Used for the OTAP Software Deployment The KW35 Flash is partitioned into: 2x256 KB Program Flash (P-Flash) array divided into 2 KB sectors with a flash address range from 0x0000_0000 to 0x0007_FFFF.     The statements to comprehend how the OTAP Client software and his features works are: The OTAP Client software is split into two parts, the OTAP bootloader and the OTAP client service. The OTAP bootloader verifies if there is a new image already available to reprogram the device. The OTAP client service software provides the Bluetooth LE custom services needed to communicate with the server that contains the new image file. Therefore, before to start the test, the device has been programmed twice, first with the OTAP bootloader then with the OTAP client service project. The mechanism used to have two different software in the same device is to store each one in different memory regions and this is implemented by the linker file. In the KW35 device, the bootloader application has reserved a 16KB slot of memory starting from the 0x0 address (0x0 to 0x3FFF) thus, the left memory of the first P-Flash memory bank is reserved, among other things, by the OTAP client service application.   To create a new image file for the client device, the developer needs to specify to the linker file that the code will be stored with an offset of 16KB since the first addresses are reserved for the bootloader. At connection event, the server sends all the chunks of code to the client via Bluetooth LE. The client stores the code at the second P-Flash memory bank but is not able to run yet.   When the broadcast has finished, and all chunks were sent, the OTAP bootloader detects this situation and triggers a command to reprogram the device with the new application. Due the new application was built with an offset of 16KB, the OTAP bootloader program the device starting from the 0x3FFF address and the OTAP client service application is overwritten by the new image. Then the OTAP bootloader triggers the new application, starting the execution of the code.   Software Development Kit download and install   Go to MCUXpresso web page. Log in with your registered account. Search for “MKW36A” device. Then click on the suggested processor and click on “Build MCUXpresso SDK” The next page is displayed. Select “All toolchains” in the “Toolchain / IDE” combo box and provide the name to identify the package. Click on “Add software component”, then deploy the combo box and click on “Select All” option. Save the changes. Click on “Download SDK” button and accept the license agreement. If MCUXpresso IDE is used, drag and drop the SDK zip folder in “Installed SDK’s” perspective to install the package.     Preparing the software to test the OTAP for KW35 device using IAR Embedded Workbench   This section provides the steps needed to test the OTAP software on the KW35. Program the OTAP bootloader on the KW35. 1.1 Open the OTAP_bootloader project located at the following path: <SDK_download_root>\boards\virtual-board-kw35\wireless_examples\framework\bootloader_otap\bm\iar\bootloader_otap_bm.eww     1.2 Flash the project (Ctrl + D). Stop the debug session (Ctrl + Shift + D). Program the OTAP client application on the KW35.         2.1 Open the OTAP client project located in the path below.          <SDK_download_root>\boards\frdmkw36\wireless_examples\bluetooth\otac_att\freertos\iar\otac_att_freertos.eww          2.2 Follow the steps 2 to 12 described in the “4.1. Changes Required in Project Options and Settings” section of the AN12252 “Migration Guide from               MKW36Z512xxx4 to MKW35Z512xxx4” application note.            2.3 Open the app_preinclude.h file under the source directory in the workspace. Find the “gEepromType_d” definition and update the value to                                 “gEepromDevice_InternalFlash_c” as shown below.   #define gEepromType_d gEepromDevice_InternalFlash_c‍‍‍‍‍            2.4 Save the MKW35Z512xxx4_connectivity.icf file located at:                <SDK_download_root>\middleware\wireless\framework_5.4.4\Common\devices\MKW35Z4\iar                               Into the folder of the OTAP Client ATT project:                <SDK_download_root>\boards\frdmkw36\wireless_examples\bluetooth\otac_att\freertos\iar            2.5 Open the project options window (Alt+F7). In Linker/Config window click the icon next to linker path and select the linker configuration file “MKW35Z512xxx4_connectivity.icf”. Set the "gUseInternalStorageLink_d” flag to 1.              2.6 Click the OK button in the project options window to save the new configuration.          2.7 Flash the project (Ctrl + D). Stop the debug session (Ctrl + Shift + D).    Preparing the software to test the OTAP for KW35 device using MCUXpresso IDE   This section provides the steps needed to test the OTAP software on the KW35. Program the OTAP bootloader on the KW35.          1.1 Open MCUXpresso IDE. Click on “Import SDK example(s)” option in the “Quickstart Panel” view.                        1.2 Click on virtual-board-kw35 SDK icon.          1.3 Deploy the wireless_examples\framework\bootloader_otap folders and select bm project. Click Finish button.                                                                           1.4 Select “Debug” option in the Quickstart Panel. Once the project is already loaded on the device, stop the debug session.      2. Program the OTAP client application on the KW35.          2.1 Open MCUXpresso IDE. Click on “Import SDK example(s)” option in the “Quickstart Panel” view.                          2.2 Click twice on the frdmkw36 icon.                                                                            2.3 Type “otac_att” in the examples textbox and select the freertos project at wireless_examples\bluetooth\otac_att\freertos. Finally, click on Finish button.              2.4 Follow the steps 5 to 17 described in the “5.1. Changes Required in Project Options and Settings” section of the AN12252 “Migration Guide from MKW36Z512xxx4 to MKW35Z512xxx4” application note.            2.5. Open the app_preinclude.h file under the source directory in the workspace. Find the “gEepromType_d” definition and update the value to                “gEepromDevice_InternalFlash_c” as shown below. #define gEepromType_d gEepromDevice_InternalFlash_c‍‍‍‍‍            2.6 Save the MKW35Z512xxx4_connectivity.ld file located at:                <SDK_download_root>\middleware\wireless\framework_5.4.4\Common\devices\MKW35Z4\gcc                Into the source folder in the workspace.              2.7 Open the Project/Properties window. Next, go to the MCU Linker/Managed Linker Script perspective and edit the Linker Script name to “MKW35Z512xxx4_connectivity.ld”.              2.8 Go to MCU Linker/Miscellaneous view. Press the icon below, a new window will be deployed. Add the following definition in the “Other options” box: --defsym=gUseInternalStorageLink_d=1.              2.9 Click the “Apply and Close” button in the project options window to save the new configuration.          2.10 Select “Debug” option in the Quickstart Panel. Once the project is already loaded on the device, stop the debug session.   Running OTAP demo with the IoT Toolbox App Save the S-Record file created with the steps in Appendix A or Appendix B in your smartphone at a known location. Open the IoT Toolbox App and select OTAP demo. Press “SCAN” to start scanning for a suitable advertiser. Perform a falling edge on the PTB18 in the KW35 to start advertising. Create a connection with the founded device. Press “Open” and search the S-Record file. Press “Upload” to start the transfer. Once the transfer is complete, wait a few seconds until the bootloader has finished programming the new image. The new application will start automatically.    Appendix A. Creating an S-Record image file for KW35 client using IAR Embedded Workbench Open the connectivity project that you want to program using the OTAP bootloader from your SDK. This example will make use of the glucose sensor project. <SDK_download_root>\boards\frdmkw36\wireless_examples\bluetooth\glucose_s\freertos\iar\glucose_s_freertos.eww Follow the steps 2 to 12 described in the “4.1. Changes Required in Project Options and Settings” section of the AN12252 “Migration Guide from              MKW36Z512xxx4 to MKW35Z512xxx4” application note. Save the MKW35Z512xxx4_connectivity.icf file located at: <SDK_download_root>\middleware\wireless\framework_5.4.4\Common\devices\MKW35Z4\iar                In the containing folder of your project. <SDK_download_root>\boards\frdmkw36\wireless_examples\bluetooth\glucose_s\freertos\iar Open the project options window (Alt+F7). In Linker/Config window click the icon next to linker path and select the linker configuration file MKW35Z512xxx4_connectivity.icf. Then, enable “gUseBootloaderLink_d” macro in the “Configuration file symbol definitions” textbox. Go to the “Output Converter” window. Deselect the “Override default" checkbox, expand the “Output format” combo box and select Motorola S-records format. Click OK button.                                                                                                                                           Rebuild the project. Search the S-Record file in the following path: <SDK_download_root>\boards\frdmkw36\wireless_examples\bluetooth\glucose_s\freertos\iar\debug   Appendix B. Creating an S-Record image file for KW35 client using MCUXpresso IDE Open the connectivity project that you want to program using the OTAP bootloader from MCUXpresso IDE This example will make use of the glucose sensor project Follow the steps 5 to 17 described in the “5.1. Changes Required in Project Options and Settings” section of the AN12252 “Migration Guide from MKW36Z512xxx4 to MKW35Z512xxx4” application note. Save the MKW35Z512xxx4_connectivity.ld file located at: <SDK_download_root>\middleware\wireless\framework_5.4.4\Common\devices\MKW35Z4\gcc Into the source folder in the workspace.                                                                                                                  Open the Project/Properties window. Next, go to the MCU Linker/Managed Linker Script perspective and edit the Linker Script name to “MKW35Z512xxx4_connectivity.ld”.                                                                                  Go to MCU Linker/Miscellaneous view. Press the icon below, a new window will be deployed. Add the following definition in the “Other options” box: --defsym=gUseBootloaderLink_d=1. Click the “Apply and Close” button.                              Build the project. Deploy the “Binaries” icon in the workspace. Click the right mouse button on the “.axf” file. Select “Binary Utilities/Create S-Record” option. The S-Record file will be saved at “Debug” folder in the workspace with “.s19” extension.  
View full article
Introduction This document is to guide how to modify the OTAP Client software to the Low Power module. The starting point of this document is the OTAP Client example in the FRDM-KW36 SDK v2.2.2.   Deep Sleep Modes This section provides a base to understand how the developer should change between DSM1 (Deep Sleep Mode 1) and DSM3 (Deep Sleep Mode 3). The DSM6 does not need to be started by the developer, instead, the controller configures this mode automatically and returns to the latest mode after finished the radio activity.   DSM1 This low-power mode was designed to be used when the BLE stack is active, in other words when the LL is in advertising, scanning, or connection states. In this mode, the MCU enters LLS3 and BLE Link Layer enters deep sleep. The SoC wakes up from this mode by the on-board switches, by LPTMR timeout, or by BLE Link Layer wake-up interrupt (BLE_LL reference clock reaches wake up instance register) using LLWU module. The LPTMR timer is used to measure the time that the MCU spends in deep sleep to synchronize low-power timers at wakeup.   DSM3 This low-power mode was designed to be used when all stacks enabled for this platform are idle, in other words, when the LL stop advertising, scanning, or connection. In this mode, the MCU enters LLS3 and all enabled link layers remain idle. All RAM is retained. The SoC wakes up from this mode by the on-board switches, by DCDC power switch (when DCDC is in buck mode), or by LPTMR timeout using LLWU module. The LPTMR timer is also used to measure the time that MCU spends in deep sleep to synchronize low-power timers at wakeup.   DSM6 This low-power mode was developed to save some power while the radio is on. Its most common use case is with the radio in Rx waiting for a packet. Upon receiving the packet the radio wakes up the MCU. In this mode, the MCU enters STOP mode and the radio maintains its state. Any module capable of producing an interrupt can wake up the MCU, such as on-board switches, DCDC power switch (when DCDC is in buck mode), LPTMR timeout, Radio Interrupt, UART, and so on. The LPTMR timer is also used to measure the time that the MCU spends in deep sleep to synchronize low-power timers at wakeup.   For more information about DSM modes, you can inspect the “Connectivity Framework Reference Manual” chapter 3.15 Low-power library, it provides full information of Low Power modes and the usage on the NXP stack. It is available in your SDK at <FRDM-KW36 SDK root>\docs\wireless\Common.   Modifications on the Software In order to add low power on the OTAP Client (switching between DSM1, DSM3, and DSM6) two files must be modified: - app_preinclude.h - otap_client_att.c The following sections explain these changes.   app_preinclude.h This file is intended to contain the definitions that manage the behavior of the application. To include and enable the Low Power module you must add (or modify if the macro is already defined in this file) the following preprocessor directives.   1. Modify the AppPoolsDetails as following. /* Defines pools by block size and number of blocks. Must be aligned to 4 bytes.*/ #define AppPoolsDetails_c \ _block_size_ 32 _number_of_blocks_ 6 _eol_ \ _block_size_ 64 _number_of_blocks_ 4 _eol_ \ _block_size_ 88 _number_of_blocks_ 3 _eol_ \ _block_size_ 248 _number_of_blocks_ 2 _eol_ \ _block_size_ 312 _number_of_blocks_ 1 _eol_ \ _block_size_ 392 _number_of_blocks_ 1 _eol_‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 2. Set “cPWR_UsePowerDownMode” to 1 and keep the following directives in the “Framework Configuration” section as shown below. /* Check Low Power Timer */ #define cPWR_CheckLowPowerTimers 1 /* Enable/Disable Low Power Timer */ #define gTMR_EnableLowPowerTimers 1 /* Enable/Disable PowerDown functionality in PwrLib */ #define cPWR_UsePowerDownMode 1 /* Enable/Disable BLE Link Layer DSM */ #define cPWR_BLE_LL_Enable 1 /* Default Deep Sleep Mode*/ #define cPWR_DeepSleepMode 3 /* Enable/Disable MCU Sleep During BLE Events */ #define cMCU_SleepDuringBleEvents 1 /* Default deep sleep duration in ms */ #define cPWR_DeepSleepDurationMs 30000 /* Number of slots(625us) before the wake up instant before which the hardware needs to exit from deep sleep mode. */ #define cPWR_BLE_LL_OffsetToWakeupInstant 3 /* Enables / Disables the DCDC platform component */ #define gDCDC_Enabled_d 1 /* Default DCDC Mode used by the application */ #define APP_DCDC_MODE gDCDC_Mode_Buck_c /* Default DCDC Battery Level Monitor interval */ #define APP_DCDC_VBAT_MONITOR_INTERVAL 600000‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 3. Add the following directives in the “BLE Stack Configuration” section. Create the “Auto Configuration” section to disable LED support whenever Low Power is enabled. /*! ********************************************************************************* * BLE Stack Configuration ********************************************************************************** */ /* Time between the beginning of two consecutive advertising PDU's */ #define mcAdvertisingPacketInterval_c 0x02 /* 1.25 msec */ /* Offset to the first instant register. */ #define mcOffsetToFirstInstant_c 0x00 /* 625usec */ /*! ********************************************************************************* * Auto Configuration ********************************************************************************** */ /* Disable LEDs when enabling low power */ #if cPWR_UsePowerDownMode || gMWS_UseCoexistence_d #define gLEDSupported_d 0 #endif #if gMWS_UseCoexistence_d #undef gKBD_KeysCount_c #define gKBD_KeysCount_c 1 #endif‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 4. Modify the “Memory Pools Configuration” section as follows. /* Enable RNG seed storage in Flash */ #define gRngSeedStorageAddr_d ((uint32_t)FREESCALE_PROD_DATA_BASE_ADDR + 1024) /* Enable XCVR calibration storage in Flash */ #define gPreserveXcvrDacTrimValue_d 1 #define gXcvrDacTrimValueSorageAddr_d ((uint32_t)FREESCALE_PROD_DATA_BASE_ADDR + 1040) /* Application Connection sleep mode */ #define gAppDeepSleepMode_c 1 /* Application RAM usage configuration */ #define cPWR_RamRetentionInVLLS 2 /* 32K */ /* Disable unused LowPower modes */ #define cPWR_EnableDeepSleepMode_1 1 #define cPWR_EnableDeepSleepMode_2 0 #define cPWR_EnableDeepSleepMode_3 1 #define cPWR_EnableDeepSleepMode_4 0 #define cPWR_EnableDeepSleepMode_5 0 #define cPWR_EnableDeepSleepMode_7 0 #define cPWR_EnableDeepSleepMode_8 0 /* Warm-boot sequence will use the default stack which is used by ISRs on FreeRTOS */ #define USE_WARMBOOT_SP 0‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍   otap_client_att.c This is the main source file at the application level. Here are managed all the procedures that the device performs, before, during, and after to create a connection. This allows you to get the state of the device any instant and, hence, the dedicated low power APIs that rule the application must be implemented here, in the callbacks contained in this file, for an easier switching among the low power states.   1. Include “PWR_Configuration.h” header in “Include” section: #if (cPWR_UsePowerDownMode) #include "PWR_Interface.h" #include "PWR_Configuration.h" #endif‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 2. Locate the “BleApp_Config” function. This function is executed once, after POR (Power on reset) during the device setup. Here you can change the deep sleep mode to DSM3 and allow the device to sleep using “PWR_ChangeDeepSleepMode” and “PWR_AllowDeviceToSleep” APIs. When the device has finished the initialization, it goes to sleep since all stacks are idle. See the following example. static void BleApp_Config(void) { #if defined(MULTICORE_APPLICATION_CORE) && (MULTICORE_APPLICATION_CORE == 1) if (GattDbDynamic_CreateDatabase() != gBleSuccess_c) { panic(0,0,0,0); return; } #endif /* MULTICORE_APPLICATION_CORE */ /* Common GAP configuration */ BleConnManager_GapCommonConfig(); /* Register stack callbacks */ (void)App_RegisterGattServerCallback (BleApp_GattServerCallback);‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ mAdvState.advOn = FALSE; /* Start services */ basServiceConfig.batteryLevel = BOARD_GetBatteryLevel(); (void)Bas_Start(&basServiceConfig); (void)Dis_Start(&disServiceConfig); if (OtapClient_Config() == FALSE) { /* An error occurred in configuring the OTAP Client */ panic(0,0,0,0); } /* Allocate application timer */ appTimerId = TMR_AllocateTimer(); mBatteryMeasurementTimerId = TMR_AllocateTimer(); #if (cPWR_UsePowerDownMode) #if MULTICORE_APPLICATION_CORE #if gErpcLowPowerApiServiceIncluded_c PWR_ChangeBlackBoxDeepSleepMode(cPWR_DeepSleepMode); PWR_AllowBlackBoxToSleep(); #endif PWR_ChangeDeepSleepMode(cPWR_DeepSleepMode); PWR_AllowDeviceToSleep(); #else PWR_ChangeDeepSleepMode(cPWR_DeepSleepMode); PWR_AllowDeviceToSleep(); #endif #endif }‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 3. Locate the “BleApp_Start” function. This function is executed just after wake up by pressing the LLWU SW3 button. This action will trigger the advertising, so, you must change the deep sleep mode to DSM1 using “PWR_ChangeDeepSleepMode” API since the BLE stack is active. See the following example. void BleApp_Start(void) { Led1On(); if (mPeerDeviceId == gInvalidDeviceId_c) { /* Device is not connected and not advertising*/ if (!mAdvState.advOn) { #if gAppUseBonding_d if (gcBondedDevices > 0) { mAdvState.advType = whiteListAdvState_c; } else { #endif mAdvState.advType = advState_c; #if gAppUseBonding_d } #endif #if (cPWR_UsePowerDownMode) #if MULTICORE_APPLICATION_CORE #if gErpcLowPowerApiServiceIncluded_c PWR_ChangeBlackBoxDeepSleepMode(gAppDeepSleepMode_c); #endif #else PWR_ChangeDeepSleepMode(gAppDeepSleepMode_c); #endif #endif BleApp_Advertise(); } } }‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 4. Locate the “BleApp_AdvertisingCallback” function. This function is executed every time the advertising state changes. Change the deep sleep mode to DSM3 when “mAdvState.advOn” is false, in other words, when the device stops advertising. If you stop the advertising either using an application timer or a user button, KW36 will go to sleep until you start advertising again (pressing LLWU SW3 button), saving power when all stacks are idle. See the following example. static void BleApp_AdvertisingCallback (gapAdvertisingEvent_t* pAdvertisingEvent) { switch (pAdvertisingEvent->eventType) { case gAdvertisingStateChanged_c: { mAdvState.advOn = !mAdvState.advOn; if(mAdvState.advOn) { LED_StopFlashingAllLeds(); Led1Flashing(); } #if (cPWR_UsePowerDownMode) else { #if MULTICORE_APPLICATION_CORE #if gErpcLowPowerApiServiceIncluded_c PWR_ChangeBlackBoxDeepSleepMode(cPWR_DeepSleepMode); #endif #else PWR_ChangeDeepSleepMode(cPWR_DeepSleepMode); #endif } #endif } break; case gAdvertisingCommandFailed_c: { Led2On(); panic(0,0,0,0); } break; default: ; /* For MISRA compliance */ break; } }‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 5. Locate “BleApp_ConnectionCallback” function. It is executed every time the connection state changes. In “gConnEvtConnected_c” add the following code to change to DSM1, since the BLE stack is active. case gConnEvtConnected_c: { /* Advertising stops when connected */ mAdvState.advOn = FALSE; (void)TMR_StopTimer(appTimerId); /* Subscribe client*/ mPeerDeviceId = peerDeviceId; (void)Bas_Subscribe(&basServiceConfig, peerDeviceId); (void)OtapCS_Subscribe(peerDeviceId); OtapClient_HandleConnectionEvent (peerDeviceId); /* Start battery measurements */ (void)TMR_StartLowPowerTimer(mBatteryMeasurementTimerId, gTmrLowPowerIntervalMillisTimer_c, TmrSeconds(mBatteryLevelReportInterval_c), BatteryMeasurementTimerCallback, NULL); #if (cPWR_UsePowerDownMode) #if MULTICORE_APPLICATION_CORE #if gErpcLowPowerApiServiceIncluded_c PWR_ChangeBlackBoxDeepSleepMode(gAppDeepSleepMode_c); PWR_AllowBlackBoxToSleep(); #endif #else PWR_ChangeDeepSleepMode(gAppDeepSleepMode_c); PWR_AllowDeviceToSleep(); #endif #else /* UI */ LED_StopFlashingAllLeds(); Led1On(); #endif } break;‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ In “gConnEvtDisconnected_c” add the following code to change to DSM3, since all stacks are idle. case gConnEvtDisconnected_c: { /* Unsubscribe client */ mPeerDeviceId = gInvalidDeviceId_c; (void)Bas_Unsubscribe(&basServiceConfig, peerDeviceId); (void)OtapCS_Unsubscribe(); /* UI */ LED_StopFlashingAllLeds(); Led1Flashing(); Led2Flashing(); Led3Flashing(); Led4Flashing();‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ OtapClient_HandleDisconnectionEvent (peerDeviceId); #if (cPWR_UsePowerDownMode) /* Go to sleep */ #if MULTICORE_APPLICATION_CORE #if gErpcLowPowerApiServiceIncluded_c PWR_ChangeBlackBoxDeepSleepMode(cPWR_DeepSleepMode); #endif #else PWR_ChangeDeepSleepMode(cPWR_DeepSleepMode); #endif #else /* Restart advertising*/ BleApp_Start(); #endif } break;‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍   Power Consumption Profile of OTAP Client This section explains the behavior of the power consumption profile along the time. We can differ when DSM1 or DSM3 are used depending on the device state. If the device needs to advertise or is in connection state, it will use DSM1 because this sleep mode can predict when the device needs to handle the communication with others and wake up automatically through the BLE Link Layer wakeup interrupt. On the other hand, when no actions are in progress, it will use DSM3 and the wake up depends entirely on the LLWU SW3 button in this example. On the other hand, the DSM6 puts the MCU in STOP mode during the transmission and reception in BLE events, it does not need to be started manually, instead, the controller configures this mode automatically and returns to DSM1 mode after finished the radio activity.   The APIs that change the deep sleep mode to DSM1 are: • BleApp_Start: It starts advertising. • BleApp_ConnectionCallback – gConnEvtConnected_d: It notifies when the MCU has been connected to a peer device.   The APIs that change the deep sleep mode to DSM3 are: • BleApp_Config: It takes part of the initialization procedure after POR. All tasks are idle, the device is waiting for the LLWU SW3 button to wake up and start advertising. • BleApp_AdvertisingCallback – mAdvState is off: The device has to stopped advertising, so the MCU is idle. • BleApp_ConnectionCallback – gConnEvtDisconnected_d: It notifies when the device has been disconnected, so the MCU is idle.   Please let us know any questions or comments regarding this topic.
View full article
Introduction This post guides you on migrating from MKW36Z512VHT4 to MKW36A512VFT4 MCUs. This example will make use of the "beacon" SDK example. SDK Download and Install 1- Go to MCUXpresso web page: MCUXpresso Web Page 2- Log in with your registered account. 3- Search for the "KW36A" device. Then click on the suggested processor and click on "Build MCUXpresso SDK"       4- The next page will be displayed. Select “All toolchains” in the “Toolchain / IDE” box and provide a name to identify the package. Then click on "Download SDK".     5- Accept the license agreement. Wait a few minutes until the system gets the package into your profile. Download the SDK clicking on "Download SDK Archive" as depicted in the following figure.     6- If MCUXpresso IDE is used, drag and drop the KW36A SDK zip folder in “Installed SDK’s” perspective to install the package.     At this point, you have downloaded and installed the SDK package for the KW36A device.   Software Migration in MCUXpresso IDE 1- Import the "beacon" example on the MCUXpresso workspace. Click on “Import SDK examples(s)…” option, a new window will appear. Then select "MKW36Z512xxx4" and click on the FRDM-KW36 image. Click on the "Next >" button.     2- Search beacon and select your project version (bm or freertos).     3- Go to Project/Properties. Expand C/C++ Build/MCU settings and select MKW36A512xxx4 MCU. Click Apply and Close button to save the configuration.     4- Rename MKW36Z folders as MKW36A, clicking the right mouse button and selecting "Rename". These are the following:   framework/DCDC/Interface -> MKW36Z framework/DCDC/Source -> MKW36Z framework/LowPower/Interface -> MKW36Z framework/LowPower/Source -> MKW36Z framework/XCVR -> MKW36Z4     5- Open the Project/Properties window in MCUXpresso IDE. Go to C/C++ Build/Settings and select MCU C Compiler/Includes folder in the Tool Settings window. Edit all paths related to MKW36 MCU, in according to MKW35 folders before created. The results must look similar as shown below:   ../framework/LowPower/Interface/MKW36A ../framework/LowPower/Source/MKW36A ../framework/DCDC/Interface/MKW36A ../framework/XCVR/MKW36A4     6- Select MCU Assembler/General folder in Tool Settings. Edit the paths related to MKW36 MCU. The results must look similar as shown below:   ../framework/LowPower/Interface/MKW36A ../framework/LowPower/Source/MKW36A ../framework/DCDC/Interface/MKW36A ../framework/XCVR/MKW36A4     7- Go to Project/Properties. Expand MCU C Compiler/Preprocessor window. Edit "CPU_MKW36Z512VHT4" and "CPU_MKW36Z512VHT4_cm0plus" symbols, rename it as "CPU_MKW36A512VFT4" and "CPU_MKW36A512VFT4_cm0plus" respectively. Save the changes.     8- Go to the workspace. Delete “fsl_device_registers, MKW36Z4, MKW36Z4_features, system_MKW36Z4.h and system_MKW36Z4.c” files located at CMSIS folder. Then, unzip the MKW35Z SDK package and search for “fsl_device_registers, MKW36A4, MKW36A4_features, system_MKW36A4.h and system_MKW36A4.c” files into this folder at the following paths:   <SDK_folder_root>/devices/MKW36A4/fsl_device_registers.h <SDK_folder_root>/devices/MKW36A4/MKW36A4.h <SDK_folder_root>/devices/MKW36A4/MKW36A4_features.h <SDK_folder_root>/devices/MKW36A4/system_MKW36A4.h <SDK_folder_root>/devices/MKW36A4/system_MKW36A4.c     9- Overwirte the “startup_mkw36z4.c” (located inthe startup folder) by the "startup_mkw36a4.c" located in the following path <SDK_folder_root>/devices/MKW36A4/mcuxpresso/startup_mkw36a4.c. You can simply drag and drop on the startup folder, and remove the older one.     10- Open "fsl_device_registers.h" file in CMSIS folder. Add"defined(CPU_MKW36A512VFT4)" in the following code (line 18 of the file):   /* * Include the cpu specific register header files. * * The CPU macro should be declared in the project or makefile. */ #if (defined(CPU_MKW36A512VFP4) || defined(CPU_MKW36A512VFT4) || defined(CPU_MKW36A512VHT4) || defined(CPU_MKW36A512VFT4))‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍   11- Open "ble_config.h" file in bluetooth->host->config folder. Add "defined(CPU_MKW36A512VFT4)" in the following code (line 146 of the file):   /* The maximum number of BLE connection supported by platform */ #if defined(CPU_QN9080C) #define MAX_PLATFORM_SUPPORTED_CONNECTIONS 16 #elif (defined(CPU_MKW36Z512VFP4) || defined(CPU_MKW36Z512VHT4) || defined(CPU_MKW36A512VFP4) || defined(CPU_MKW36A512VHT4) || defined(CPU_MKW36A512VFT4) || \ defined(CPU_MKW35Z512VHT4) || defined(CPU_MKW35A512VFP4) || \ defined(CPU_K32W032S1M2CAx_cm0plus) || defined(CPU_K32W032S1M2VPJ_cm0plus) || \ defined(CPU_K32W032S1M2CAx_cm4) || defined(CPU_K32W032S1M2VPJ_cm4) || \ defined(CPU_MKW38A512VFT4) || defined (CPU_MKW38Z512VFT4) || defined(CPU_MKW39A512VFT4) || \ defined(CPU_MKW37A512VFT4) || defined(CPU_MKW37Z512VFT4))‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍   12- Open "ble_controller_task.c" file in source->common folder. Add "defined(CPU_MKW36A512VFT4)" in the following code (line 272 of the file):    #elif (defined(CPU_MKW35A512VFP4) || defined(CPU_MKW35Z512VHT4) || defined(CPU_MKW36A512VFP4) || defined(CPU_MKW36A512VFT4) ||\ defined(CPU_MKW36A512VHT4) || defined(CPU_MKW36Z512VFP4) || defined(CPU_MKW36Z512VHT4)) /* Select BLE protocol on RADIO0_IRQ */ XCVR_MISC->XCVR_CTRL = (uint32_t)((XCVR_MISC->XCVR_CTRL & (uint32_t)~(uint32_t)( XCVR_CTRL_XCVR_CTRL_RADIO0_IRQ_SEL_MASK )) | (uint32_t)( (0UL << XCVR_CTRL_XCVR_CTRL_RADIO0_IRQ_SEL_SHIFT) ));‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍   13-Build the project.   At this point, the project is already migrated.   Software Migration in IAR Embedded Workbench IDE 1- Open the beacon project located in the following path: 2- Select the project in the workspace and press Alt + F7 to open project options.   3- In the General Options/Target window click the icon next to the device name and select the appropriate device NXP/KinetisKW/KW3x/NXP MKW36A512xxx4, then click the OK button.   4- Create a new folder with the name MKW36A at following paths: <SDK_root>/middleware/wireless/framework_5.4.6/DCDC/Interface <SDK_root>/middleware/wireless/framework_5.4.6/DCDC/Source <SDK_root>/middleware/wireless/framework_5.4.6/LowPower/Interface <SDK_root>/middleware/wireless/framework_5.4.6/LowPower/Source <SDK_root>/middleware/wireless/framework_5.4.6/XCVR     5- Copy all files inside MKW36Z folders located at the above paths and paste in MKW36A folders.     6- Select the beacon project in the workspace and press Alt+F7 to open project options window. In C/C++ Compiler/Preprocessor window, rename the paths related to MKW36Z folders to MKW36A folders. Rename the CPU_MKW36Z512VHT4 macro as CPU_MKW36A512VFT4 in the defined symbols text box. The results must look similar as shown below: Click the OK button. $PROJ_DIR$/middleware/wireless/framework_5.4.2/LowPower/Interface/MKW36A $PROJ_DIR$/../../../../../../../devices/MKW36A4/drivers $PROJ_DIR$/../../../../../../../middleware/wireless/framework_5.4.2/DCDC/Interface/MKW36A $PROJ_DIR$/../../../../../../../middleware/wireless/framework_5.4.2/XCVR/MKW36A4 $PROJ_DIR$/../../../../../../../devices/MKW36A4 $PROJ_DIR$/../../../../../../../devices/MKW36A4/utilities     7- Expand the startup folder, select all files, click the right mouse button and select the “Remove” option. Click the right mouse button on the folder and select “Add/Add files”. Add the startup_MKW36A4.s located at this path: <SDK_root>/devices/MKW36A4/iar/startup_MKW36A4.s Also, add system_MKW36A4.c and system_MKW36A4.h into the startup folder. Both files are located at the next path: <SDK_root>/devices/MKW36A4   8- Open "ble_config.h" file in bluetooth->host->config folder. Add "defined(CPU_MKW36A512VFT4)" in the following code: /* The maximum number of BLE connection supported by platform */ #if defined(CPU_QN9080C) #define MAX_PLATFORM_SUPPORTED_CONNECTIONS 16 #elif (defined(CPU_MKW36Z512VFP4) || defined(CPU_MKW36Z512VHT4) || defined(CPU_MKW36A512VFP4) || defined(CPU_MKW36A512VHT4) || defined(CPU_MKW36A512VFT4) || \ defined(CPU_MKW35Z512VHT4) || defined(CPU_MKW35A512VFP4) || \ defined(CPU_K32W032S1M2CAx_cm0plus) || defined(CPU_K32W032S1M2VPJ_cm0plus) || \ defined(CPU_K32W032S1M2CAx_cm4) || defined(CPU_K32W032S1M2VPJ_cm4) || \ defined(CPU_MKW38A512VFT4) || defined (CPU_MKW38Z512VFT4) || defined(CPU_MKW39A512VFT4) || \ defined(CPU_MKW37A512VFT4) || defined(CPU_MKW37Z512VFT4))‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍   9- Open "ble_controller_task.c" file in source->common folder. Add "defined(CPU_MKW36A512VFT4)" in the following code: #elif (defined(CPU_MKW35A512VFP4) || defined(CPU_MKW35Z512VHT4) || defined(CPU_MKW36A512VFP4) || defined(CPU_MKW36A512VFT4) ||\ defined(CPU_MKW36A512VHT4) || defined(CPU_MKW36Z512VFP4) || defined(CPU_MKW36Z512VHT4)) /* Select BLE protocol on RADIO0_IRQ */ XCVR_MISC->XCVR_CTRL = (uint32_t)((XCVR_MISC->XCVR_CTRL & (uint32_t)~(uint32_t)( XCVR_CTRL_XCVR_CTRL_RADIO0_IRQ_SEL_MASK )) | (uint32_t)( (0UL << XCVR_CTRL_XCVR_CTRL_RADIO0_IRQ_SEL_SHIFT) ));‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍   10-Build the project.   At this point, the project is already migrated.
View full article
Introduction When a software update is requested by an OTAP Client (a device that receives a software update, commonly Bluetooth LE Peripheral) from the OTAP Server (a device that sends a software update, commonly Bluetooth LE Central), you may want to preserve some data previously acquired, such as bonding information, trimming values for the system oscillators, or probably NVM data for your application. This document guides you in performing OTAP updates preserving the flash data content of your interest. This document is intended for developers familiarized with OTAP custom Bluetooth LE service, for more information, you can take a look at the following post: Reprogramming a KW36 device using the OTAP Client Software.   OTAP Header and Sub-elements OTAP Protocol implements a format for the software update that is composed of a header and a defined number of sub-elements. The OTAP Header describes general information about the software update and it has a defined format shown in the following figure. For more information about the header fields, you can go to 11.4.1 Bluetooth Low Energy OTAP header chapter of the Bluetooth Low Energy Application Developer's Guide document included in the SDK at <SDK_2.2.X_FRDM-KW36_Download_Path>\docs\wireless\Bluetooth                              Each Sub-element contains information for a specific purpose. You could implement your proprietary fields for your application (For more information about sub-element fields, you can go to 11.4.1 Bluetooth Low Energy OTAP header chapter of the Bluetooth Low Energy Application Developer's Guide document included in the SDK at <SDK_2.2.X_FRDM-KW36_Download_Path>\docs\wireless\Bluetooth). OTAP includes the following sub-elements: Image File Sub-element Value Field Lenght (bytes) Description Upgrade Image  Variable This sub-element contains the actual binary executable image which is copied into the flash memory of the OTAP Client device. The maximum size of this sub-element depends on the target hardware. Sector Bitmap 32 This sub-element contains a sector bitmap of the flash memory of the target device which tells the bootloader which sectors should be overwritten and which leave intact. The format of this field is the least-significant bit first for each byte with the least significant bytes and bits standing for the lowest memory sections of the flash.  Image File CRC 2 This is a 16-bit CRC calculated over all elements of the image file except this field itself. This element must be the last sub-element in an image file sent over the air.   OTAP Sector Bitmap Sub-element Field The KW36 Flash is partitioned into: One 256 KB Program Flash (P-Flash) array divided into 2 KB sectors with a flash address range from 0x0000_0000 to 0x0003_FFFF. One 256 KB FlexNVM array divided in 2 KB sectors, flash address ranges from 0x1000_0000 to 0x1003_FFFF with an Alias memory with address range 0x0004_0000 to 0x0007_FFFF. The Bitmap sub-element is 256 bits of length, in terms of the KW36 flash, each bit represents a 2KB sector covering the address range from 0x0 - 0x0007_FFFF (P-Flash to FlexNVM Alias address range), where 1 means that such sector should be erased and 0 means that such sector should be preserved. The Bitmap field is used by the OTAP Bootloader to obtain the address range which should be erased before programming the KW36 with the software update, so it must be configured before sending a software update to leave intact the address range of memory that contain data of your interest and erase only the address range that will be overwritten by the software update.        For example: Suppose that a developer wants to preserve the address range between 0x7D800 - 0x7FFFF and the address range between 0x0 - 0x1FFF, and the left memory must be erased. The address range between 0x7D800 - 0x7FFFF corresponds to the 5 top flash sectors and the address range between 0x0 - 0x1FFF is the lowest 4 sectors. So, it means that bits between 256 and 252 (256, 255, 254, 253 and 252) and bits between 4 and 1 (4,3,2 and 1) should be set to 0, that way OTAP Bitmap for this example is: 0x07FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0   Configuring OTAP Bitmap to Protect an Address Range with NXP Test Tool Download and install Test Tool for Connectivity products in NXP's web site Open NXP Test Tool 12 software on your PC. Go to "OTA Updates -> OTAP Bluetooth LE" Then load your image file for the software update clicking on the "Browse..." button (NXP Test Tool only accepts .bin and .srec files). You can configure the OTAP Bitmap selecting the "Override sector bitmap" checkbox and changing the default value by your new bitmap value. Once you have configured the bitmap, select "Save...".   Untitled.png Then, a window will be displayed to select the destination to save the .bleota file. Provide a name to identify this file. You can use this file with IoT Toolbox App for Android and iOS to update the software using OTAP. This new .bleota file contains the bitmap that tells to the OTAP Bootloader which sectors will be erased and which sectors will be preserved.    Untitled.png      
View full article
This guide describes the hardware for the KW38 minimum BoM development board. The KW38 Minimum BoM development board is configurable, low-power, and cost-effective evaluation and development board for application prototyping and demonstration of the KW39A/38A/37A/39Z/38Z family of devices. The KW38 is an ultra-low-power, highly integrated single-chip device that enables Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE) or Generic FSK (at 250, 500 and 1000 kbps) for portable, extremely low-power embedded systems. The KW38 integrates a radio transceiver operating in the 2.36 GHz to 2.48 GHz range supporting a range of GFSK, an ARM Cortex-M0+ CPU, up to 512 KB Flash and up to 64 KB SRAM, Bluetooth LE Link Layer hardware and peripherals optimized to meet the requirements of the target applications. MKW38 device is also available on the FRDM-KW38 Freedom Development Board. For more information about the FRDM-KW38 Freedom Development Board, see the FRDM-KW38 Freedom Development Board User's Guide (document FRDMKW38ZUG available in the NXP Connectivity website also).
View full article
The homologation requirements in China (MIIT [2002]353) obviously are planned (end of December 2022) to be sharpened (MIIT publication from 2021-01-27: “Notice on Matters Related to Radio Management in the 2400MHz, 5100MHz and 5800MHz Bands”).   A modification register is need on the KW38 and KW36 to pass the new Chinese  requirement with acceptable margin: PA_RAMP_SEL value must be set to 0x02h (2us) instead of 0x01h (1us default value) Modification SW: XCVR_TX_DIG_PA_CTRL_PA_RAMP_SEL(2) in the nxp_xcvr_common_config.c All the details are in the attached file.   Note: This SW modification is for China country only.
View full article
Introduction This document describes the hardware considerations for the schematic and layout of the MKW36A512VFT4 device. This MCU is packaged into a 48-pin HVQFN - 7x7 mm, dissimilar to MKW36Z512VHT4 which comes packaged into a 48-pin LQFN - 7x7 mm (the last one takes part of FRDM-KW36).   Pin Layout  The MKW36A512VFT4 MCU is pin to pin compatible with the MKW36Z512VHT4 (FRDM-KW36) MCU, except for the DCDC pins. The following figure shows the distribution of the pins in the MKW36A512VFT4 MCU (left), compared with the MKW36Z512VHT4 (FRDM-KW36 MCU, right). Surely, this is the most important consideration for MKW36A512VFT4, since you can not simply move the FRDM-KW36 layout on your design. Minimum BOM The following figures show the minimum BOM necessary for each DCDC mode in KW36. For more information about DCDC modes and hardware guidelines, please visit: MKW4xZ/3xZ/3xA/2xZ DC-DC Power Management Bypass Mode   Buck Auto-Start Mode   Buck Manual-Start Mode     Layout Recommendations The footprint and layout are critical for RF performance, hence if the recommended design is followed exactly in the RF region of the PCB, sensitivity, output power, harmonic and spurious radiation, and range, you will succeed. For more information of layout recommendations, please visit Hardware Design Considerations for MKW35A/36A/35Z/36Z Bluetooth Low Energy Devices. The footprint recommended for the MKW36A512VFT4 is shown in the figure below. NXP prefers to use a top layer thickness of no less than 8-10 mils. The use of a correct substrate like the FR4 with a dielectric constant of 4.3 will assist you in achieving a good RF design. Other recommendations during EMC certification stages are: - Specific attention must be taken on 4 pins PTC1, 2, 3 & 4 if they are used on the application. - 4 decoupling capacitors of 3pF are mandatory on those pins and be positioned as close as possible. - Wires from those 4 pins must be underlayer. - NXP recommends putting the vias under the package in case the customer HW design rules allow it. Some recommendations for a good Vdd_RF supply layout are: - Vdd_RF1 and Vdd_RF2 lines must have the same length as possible, linked to pointA (‘Y’ connection). - 12pF decoupling capacitor from Vdd_RF wire must be connected to the Ground Antenna. The purpose is to get the path as short as possible from Vdd_RF1/Vdd_RF2 to the ground antenna. - 12pF decoupling capacitor from the Vdd_RF3 pin must be as close as possible. Return to ground must be as short as possible. So vias (2 in this below picture) must be placed near to the decoupling capacitor to get close connection to the ground layer. The recommended RF stage is shown in the following figure. The MKW36A512VFT4 has a single-ended RF output with a 2 components matching network composed of a shunt capacitor and a series inductor. Both elements transform the device impedance to 50 ohms. The value of these components may vary depending on your board layout. Avoid routing traces near or parallel to RF transmission lines or crystal signals. Maintain a continuous ground under an RF trace is critical to keep unaltered the characteristic impedance of the transmission line. Avoid routing on the ground layer that will result in disrupting the ground under RF traces. For more information about RF considerations please visit: Freescale IEEE 802.15.4 / ZigBee Package and Hardware Layout Considerations.
View full article
Hello everyone, Over The Air Programming (OTAP) NXP's custom Bluetooth LE service provides the developer a solution to upgrade the software that the MCU contains. It removes the need for cables and a physical link between the OTAP client (the device that is reprogrammed) and the OTAP server (the device that contains the software update). This post explains how to run the OTAP Client Software that comes within the FRDM-KW36 package: Reprogramming a KW36 device using the OTAP Client Software. As it is mentioned in the last post, the OTAP Client can reprogram the KW36 while it is running, with new software using Bluetooth LE. However, this implementation for most of the applications is not enough since once you have reprogrammed the new image, the KW36 can not be reprogramed a second time using this method. For these applications that require to be updated many times using Bluetooth LE during run-time, we have created the following application note, that comes with a functional example of how to implement the OTAP Client software, taking advantage of this service. You can download the software clicking on the link in blue and the documentation is in the link in green. Please visit the following link: DOCUMENTS and Application Notes for KW36 In the "DOCUMENTS" section, you can found more information of the KW36. In the "Application Note" section, you can found more software and documentation of interesting topics like this.        Best Regards.
View full article
This post explains the implementation to operate the KW36 MCU on VLPR when the clocking mode is BLPE or BLPI. It's also included the explanation on how to configure clocks for BLPE and BLPI modes. For this example, the beacon demo from the wireless examples of the FRDM-KW36 is used. FRDM-KW36 SDK can be downloaded from MCUXpresso webpage. A recommended option to configure clock modes is "Config Tools" from MCUXpresso. Config Tools is embedded to MCUXpresso IDE, or you can download Config Tools from this LINK if you are using other supported IDE for this tool. MCUXpresso IDE is used in this example. Configure BLPE or BLPI clocking modes Select your proyect on MCUXpresso IDE, then open the clocks configuration window from Config Tools by clicking the arrow next to Config Tools icon from your MCUXpresso IDE, and then select "Open Clocks" as shown in Figure 1. Figure 1. Open Clocks from Config Tools using MCUXpresso IDE. A clocks diagram window will be opened. To configure the clock modes just select your option "BLPI" or "BLPE" on MCG Mode as shown in Figure 2. Clock will be automatically configured. Figure 2. MCG Mode selection. Now let's configure the appropiate clocks for Core clock and Bus clock to run in VLPR. Figure 3 taken from KW36 Reference Manual shows achievables frequencies when MCU is on VLPR.  Figure 3. VLPR clocks. Core clock should be 4MHz for BLPE and BLPI clocking modes, and Bus clock should be 1MHz for BLPE and 800kHz for BLPI.  Figure 4 shows clocks distribution for BLPE and Figure 5 for BLPI to operate with discussed frequencies. Figure 4. Clock distribution - VLPR and BLPE. Figure 5. Clock distribution - VLPR and BLPI. Press "Update Project" (Figure 6) to apply your new clock configuration to your firmware, then change perspective to "Develop" icon on right corner up to go to your project (See Figure 7). Compile your project to apply the changes. Figure 6. Update Project button. Figure 7. Develop button. At this point your project is ready to work with BLPE or BLPI clocks modes. Now, let's configure MCU to go to VLPR power mode. Configure VLPR mode VLPR mode can be configured using Config Tools too, but you may have an error trying to configure it when BLPE mode, this is because CLKDIV1 register cannot be written when the device is on VLPR mode. For this example, let's configure MCU into VLPR mode by firmware. Follow next steps to configure KW36 into VLPR power mode: 1. Configure RF Ref Oscillator to operate in VLPR mode. By default, the RF Ref Osc it's configured to operate into RUN mode. To change it to operate on VLPR mode just change the bits RF_OSC_EN from Radio System Control from 1 (RUN) to 7 (VLPR). Figure 8 taken from KW36 Reference Manual shows RF_OSC_EN value options from Radio System Control.    Figure 8. RF_OSC_EN bits from Radio System Control register. Go to clock_config.c file in your MCUXpresso project and search for "BOARD_RfOscInit" function. Change the code line as shown in Figure 9 to configure RF Ref Osc to work into VLPR mode. You may see a window asking if you want to make writable the read-only file, click Yes. Figure 9. Code line to configure RF Ref Osc to work into VLPR mode Be aware that code line shown in Figure 9 may change with updates done in clocks using Config Tools. Note 2. Configure DCDC in continuous mode. According to KW36 Reference Manual, the use of BLPE in VLPR mode is only feasible when the DCDC is configured for continuous mode. First, let's define gDCDC_Enabled_d flag to 1 on preprocesor. With this implementation, the use of DCDC_Init function will be enabled, and it's where we going to add the code line to enable continuous mode. Right click on your project, select Properties, go to Settings under C/C++ Build, then Preprocessor under MCU C Compiler (Figure 10).   Figure 10. MCUXpresso Preprocessor   Click on add button from Defined symbols, write gDCDC_Enabled_d=1 and click OK to finish (Figure 11).  Re-compile your project. Figure 11. MCUXpresso Defined symbols   Now let's set VLPR_VLPW_CONFIG_DCDC_HP bits to 1 from DCDC_REG0 register. Figure 12 was taken from KW36 Reference Manual. Figure 12. VLPR_VLPW_CONFIG_DCDC_HP values. Go to DCDC_Init  function and add the next code line to enable continuous mode on DCDC: DCDC->REG0 |= DCDC_REG0_VLPR_VLPW_CONFIG_DCDC_HP_MASK; Figure 13 shows the previous code line implemented in firmware project inside of DCDC_Init function. Figure 13. Continuous mode for DCDC enabled. 3. Configure MCU into VLPR mode To finish, let's write the code to configure MCU into VLPR power mode. Copy and paste next code just after doing implementation described on step 1 and 2: #if (defined(FSL_FEATURE_SMC_HAS_LPWUI) && FSL_FEATURE_SMC_HAS_LPWUI) SMC_SetPowerModeVlpr(SMC, false); #else SMC_SetPowerModeVlpr(SMC); #endif while (kSMC_PowerStateVlpr != SMC_GetPowerModeState(SMC)) { } It may be needed to add the SMC library: #include "fsl_smc.h" The code is configuring MCU into VLPR mode with bits RUNM from SMC_PMCTRL register (Figure 14) and then check if it was correctly configured by reading status bits PMSTAT from SMC_PMSTAT register (Figure 15) Figure 14. RUNM bits from SMC_PMCTRL register. Figure 15. PMSTAT bits from  SMC_PMSTAT register. KW36 is ready to operate and BLPE or BLPI clocking modes with VLPR power mode.
View full article
Introduction In some applications, is it necessary to keep updated the software running in many MCU's that take part in the system, fortunately, Over The Air Programming, it's a custom Bluetooth LE service developed to send "over the air" software updates for the KW MCU series. FRDM-KW36 SDK already provides the "otap_client" software, that can be used together with the "otap_bootloader" such as it is described in the following community post: Reprogramming a KW36 device using the OTAP Client Software to reprogram the KW36. This example can be modified to store code for another MCU and later send the software update to this device as depicted in the figure below. This post guides you on modifying the OTAP client software to support software updates for other MCU's. Preparing the OTAP client software The starting point of the following modifications is supposing that there is no need to perform over the air updates for the KW36 MCU, so the use of the "otap_bootloader" is obsolete and will be removed in this example. In other words, KW36 will be programmed only with the "otap_client" code. Open the MCUXpresso settings window (Project->Properties->"C/C++ Build->MCU settings") and configure the following fields. Save the changes. For external storage: For internal storage: Locate the "app_preinclude.h" file, and set the storage method, as follows: For external storage: #define gEepromType_d       gEepromDevice_AT45DB041E_c For internal storage: #define gEepromType_d        gEepromDevice_InternalFlash_c Locate the "main_text_section.ldt" linker script into the "linkscripts" folder, and delete it from the project.  Search in the project for "OTA_SetNewImageFlag();" and "ResetMCU();" functions in the "otap_client.c" file (source->common->otap_client->otap_client.c) and delete or comment. (For reference, there are 4 in total). Locate the following code in "OtaSupport.h" (framework->OtaSupport->Interface) and delete or comment. extern uint16_t gBootFlagsSectorBitNo;‍‍‍‍‍‍ void OTA_SetNewImageFlag(void);‍‍‍‍‍‍‍ Locate the following code in "OtaSupport.c" (framework->OtaSupport->Source) and delete or comment. extern uint32_t __BootFlags_Start__[]; #define gBootImageFlagsAddress_c ((uint32_t)__BootFlags_Start__)‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ #if !gEnableOTAServer_d || (gEnableOTAServer_d && gUpgradeImageOnCurrentDevice_d) /*! Variables used by the Bootloader */ #if defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__) #pragma location = "BootloaderFlags" const bootInfo_t gBootFlags = #elif defined(__GNUC__) const bootInfo_t gBootFlags __attribute__ ((section(".BootloaderFlags"))) = #elif defined(__CC_ARM) volatile const bootInfo_t gBootFlags __attribute__ ((section(".BootloaderFlags"))) = #else #error "Compiler unknown!" #endif { {gBootFlagUnprogrammed_c}, {gBootValueForTRUE_c}, {0x00, 0x02}, {gBootFlagUnprogrammed_c}, #if defined(CPU_K32W032S1M2VPJ_cm4) && (CPU_K32W032S1M2VPJ_cm4 == 1) {PLACEHOLDER_SBKEK}, {BOOT_MAGIC_WORD} #endif }; #endif /* !gEnableOTAServer_d || (gEnableOTAServer_d && gUpgradeImageOnCurrentDevice_d) */‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ uint16_t gBootFlagsSectorBitNo; gBootFlagsSectorBitNo = gBootImageFlagsAddress_c/(uint32_t)((uint8_t*)FSL_FEATURE_FLASH_PFLASH_BLOCK_SECTOR_SIZE);‍‍‍‍ gBootFlagsSectorBitNo = gBootImageFlagsAddress_c/(uint32_t)((uint8_t*)FSL_FEATURE_FLASH_PAGE_SIZE_BYTES);‍‍‍‍ void OTA_SetNewImageFlag(void) { #if (gEepromType_d != gEepromDevice_None_c) && (!gEnableOTAServer_d || (gEnableOTAServer_d && gUpgradeImageOnCurrentDevice_d)) /* OTA image successfully written into the non-volatile storage. Set the boot flag to trigger the Bootloader at the next CPU Reset. */ union{ uint32_t value; uint8_t aValue[FSL_FEATURE_FLASH_PFLASH_BLOCK_WRITE_UNIT_SIZE]; }bootFlag; #if defined(CPU_K32W032S1M2VPJ_cm4) && (CPU_K32W032S1M2VPJ_cm4 == 1) uint8_t defaultSBKEK[SBKEK_SIZE] = {DEFAULT_DEMO_SBKEK}; #endif uint32_t status; if( mNewImageReady ) { NV_Init(); bootFlag.value = gBootValueForTRUE_c; status = NV_FlashProgramUnaligned((uint32_t)&gBootFlags.newBootImageAvailable, sizeof(bootFlag), bootFlag.aValue); if( (status == kStatus_FLASH_Success) && FLib_MemCmpToVal(gBootFlags.internalStorageAddr, 0xFF, sizeof(gBootFlags.internalStorageAddr)) ) { bootFlag.value = gEepromParams_StartOffset_c + gBootData_ImageLength_Offset_c; status = NV_FlashProgramUnaligned((uint32_t)&gBootFlags.internalStorageAddr, sizeof(bootFlag), bootFlag.aValue); } #if defined(CPU_K32W032S1M2VPJ_cm4) && (CPU_K32W032S1M2VPJ_cm4 == 1) if( status == kStatus_FLASH_Success ) { /* Write the default SBKEK for secured OTA */ status = NV_FlashProgramUnaligned((uint32_t)&gBootFlags.sbkek, SBKEK_SIZE, defaultSBKEK); } #endif if( status == kStatus_FLASH_Success ) { mNewImageReady = FALSE; } } #endif }‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍   At this point, the FRDM-KW36 can receive and store any image for any MCU and can request a further software update from the OTAP server device.    Adding API's to reprogram the "MCU X" on OTAP client software Once the software update has been downloaded from the OTAP Server into the OTAP Client, the developer should request the software update from the OTAP Client to the "MCU X" through a serial protocol such as UART, SPI, CAN, etc. You should develop the API's and the protocol according to the requirements for your system to send the software update to the "MCU X" (as well as the bootloader for the MCU X). The handling your protocol can be integrated into the OTAP client code replacing "ResetMCU()" (The same code removed in step 4) in the code by "APISendSoftwareUpdateToMCUX()" for instance, since at this point the image was successfully sent over the air and stored in the memory of the KW36. 
View full article
By default, FRDM-KW36 board includes a 32MHz XTAL (YI) as shown in Figure 1 but there are cases where a 26MHz XTAL is needed instead of 32MHz XTAL for FRDM-KW36 or a custom KW36 board.   Figure 1. 32MHz XTAL from FRDM-KW36 schematics Wireless connectivity demos from FRDM-KW36 Sofware Development Kit are configured to run with a 32MHz XTAL by default, but it's very easy to modify the software to operate with a 26MHz XTAL. Follow next steps to configure a FRDM-KW36 wireless connectivity demo to operate with a 26MHz XTAL: 1. In clock_config.h file, change BOARD_XTAL0_CLK_HZ define from 32000000U to 26000000U as shown in Figure 2.   Figure 2. BOARD_XTAL0_CLK_HZ define in clock_config.h 2. Add RF_OSC_26MHZ=1 line in preprocessor: If using IAR IDE: Right click on your project, then click options (Figure 3). Figure 3. IAR project options Go to C/C++ Compiler tab, then Preprocessor, and add RF_OSC_26MHZ=1 line in defined symbols window (Figure 4). Figure 4. IAR Preprocessor If using MCUXpresso IDE: Right click on your project, select Properties, go to Settings under C/C++ Build, then Preprocessor under MCU C Compiler (Figure 5). Figure 5. MCUXpresso Preprocessor Click on add button from Defined symbols, write RF_OSC_26MHZ=1 and click OK to finish (Figure 6). Figure 6. MCUXpresso Defined symbols To finish, re-compile your project and it will be ready to operate with a 26MHz XTAL. FRDM-KW36 SDK can be downloaded from the MCUXpresso webpage.
View full article