「電源」とは?- 最初の一歩 – 第三回 ボルテージ・トラッカ(日本語ブログ)

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

「電源」とは?- 最初の一歩 – 第三回 ボルテージ・トラッカ(日本語ブログ)

Yutaka_Okui
NXP Employee
NXP Employee
1 0 1,153

今回は、ボルテージ・トラッカについて説明します。

 

ボルテージ・トラッカは、あまり聞かない言葉だと思います。

ボルテージ(Voltage)=電圧、トラッカ(Tracker)=追従するもの、なので、そのままの意味をとると、「電圧を追従するもの」、となります。

実は、ボルテージ・トラッカは、図1のように、入力電圧と、ほぼ同じ電圧を出す装置です。入力電圧が変化すると、それに合わせて、出力電圧も変化します。この動きから、「入力電圧に合わせて(追従して)、電圧を出力するもの」、ということで、ボルテージ・トラッカと呼ばれています。

 

blog3-1.png

 

図1 ボルテージ・トラッカの振る舞い

 

では、ボルテージ・トラッカは、どのような場面で使われるのでしょう?

 

1つ目は、レギュレータの出力電流が足りないときに、不足分を追加するための電源として使われます。

例えば、100mA出力可能なリニア・レギュレータがあったとします。ところが、回路を動かすために150mA必要になったとします。この場合、追加の50mA分を、ボルテージ・トラッカから持ってきます(図2参照)。

 

blog3-2.png

 

図2 ボルテージ・トラッカを追加した場合

 

これをみて、ボルテージ・トラッカでなく、リニア・レギュレータを追加すればいいと思うかもしれません。それは、ある意味正解ですが、問題もあります。

例えば、図3のように、もとの100mA リニア・レギュレータの出力電圧が変動した場合でも、追加したリニア・レギュレータ出力電圧は変化しません。この状態では、回路に入ってくる電圧に差が出るので、回路が誤動作する可能性があります。一方、ボルテージ・トラッカの場合は、この差がないので、あたかも一つのレギュレータから出力が出ているような動作になります。

 

blog3-3.png

 図3 リニア・レギュレータを追加した場合

 

2つ目は、図4のように、AD(Analog to Digital)コンバータで、レシオメトリック測定を行うときに、リファレンス電源に対する、追加電源として使われます。レシオメトリック測定では、リファレンス電圧とセンサー電源で、同じ電圧を使う必要があるので、ボルテージ・トラッカが、よく使われます。

 

blog3-4.png

 

 

図4 レシオメトリック測定イメージ

 

電源の説明からは、少しはずれますが、レシオメトリック測定については、次回に、番外編として説明しますね。

 

最後にボルテージ・トラッカと、仕組みのよく似たリニア・レギュレータとの違いを、表で示します。

項目

リニア・レギュレータ

ボルテージ・トラッカ

入力と出力の関係

入力電流と出力電流が、ほぼ同じ。

入力電圧>出力電圧。

入力電圧と出力電圧が、ほぼ同じ。

ノイズ

低い。

低い。

必要部品数

少ない。

少ない。

 

過去の記事は、「NXP「電源」まとめページ (日本語ブログ)」 からアクセスできますので、ぜひ見てみてください。

 

=========================

本投稿の「Comment」欄にコメントをいただいても、現在返信に対応しておりません。

お手数をおかけしますが、お問い合わせの際には、NXP代理店、もしくはNXPまでお問い合わせください。