Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
imx8mp ドキュメント こんにちは、 以下のリビジョン番号の文書が欲しいです IMX8MPIEC Rev.2、2023年2月データシート IMX8MPRM Rev.1、2023年6月版リファレンスマニュアル よろしくお願いいたします ラビンドラ Re: imx8mp docs こんにちは、 あなたが探している i.MX 8M Plus ドキュメントの最新リビジョンは次の通りであることを確認できます: 1. IMX8MPIEC Rev.2、02/2023 データシート - これはデータシートの現在のバージョンです。 2. IMX8MPRM Rev.1、06/2023 リファレンス マニュアル - これはリファレンス マニュアルの現在のバージョンです。 両方のドキュメントは、NXP の Web サイトからダウンロードできます。以下の場所からアクセスできます。 - データシート: https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=IMX8MPIEC - リファレンス・マニュアル: https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=IMX8MPRM これらのドキュメントには、i.MX 8M Plus プロセッサの最新の仕様と情報が記載されています。ドキュメントの改訂版間で仕様が異なる場合は、常に最新の改訂版が古いバージョンに優先します。   よろしくお願いします。    
View full article
DES-N1855 PCBおよびシステム環境向けの高速SERDESモデリング <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ネットワーキング デバイスは、10 Gbps を超える高速差動シグナリングを使用します。高速チャネルのトランスミッタ(TX)およびレシーバ(RX)素子の回路設計には、PCBおよびシステムの信号損失をオフセットする機能があります。このセッションでは、高速信号チャネルとその特性を確認し、TX回路とRX回路が一般的に信号損失を相殺するためにどのように使用されているかを説明します。また、これらのTXおよびRX回路を効果的に機能させるために必要なチャネルの主要な特性も示します。このセッションでは、PCBチャネルの最大長、最適化が必要なPCB固有の構造、および5〜10Gbps動作のためのIBIS-AMIモデルの使用についても説明します。NXPのPCB設計からのチャネルの例も含まれます。 ビデオプレゼンテーションを見る <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ネットワーキング デバイスは、10 Gbps を超える高速差動シグナリングを使用します。高速チャネルのトランスミッタ(TX)およびレシーバ(RX)素子の回路設計には、PCBおよびシステムの信号損失をオフセットする機能があります。このセッションでは、高速信号チャネルとその特性を確認し、TX回路とRX回路が一般的に信号損失を相殺するためにどのように使用されているかを説明します。また、これらのTXおよびRX回路を効果的に機能させるために必要なチャネルの主要な特性も示します。このセッションでは、PCBチャネルの最大長、最適化が必要なPCB固有の構造、および5〜10Gbps動作のためのIBIS-AMIモデルの使用についても説明します。NXPのPCB設計からのチャネルの例も含まれます。 ビデオプレゼンテーションを見る デザイン |ソフトウェア&サービス
View full article
MCX A146VFT MCX A146VFT is not available for download on the official website. MCXA Re: MCX A146VFT Hello @jubilation The page I see when I click on it is not quite the same as yours, on my side I need to manually enter the model number and then click Request to apply, not in the form of a drop down option like in your screenshot. I've tried to submit the request and have received it now. I'll send it to you later via private case. BR Celeste Re: MCX A146VFT There is no download option for VFT packages on this page Re: MCX A146VFT Hello @Jubilee. Thank you for your post. package information for the MCXA146VFT can be found at SOT619-28: HVQFN48 | NXP Semiconductors. If I have misunderstood you and you are asking for other information, please let me know. Have a nice life. BR Celeste
View full article
[i.MX] Dual Wi-Fi(5GHz, 2.4GHz) + BLEによるheart Beatソフトデモ コンテンツ: - i.MX 2台を使用してデュアルバンドWi-Fi(5GHz、2.4GHz)とBLEをテストできます。 - 上記の手作業の分析 詳細については、readmeを参照してください。 テスト環境: 2 台の i.MX 8M Plus EVK または 2 台の i.MX 8M Quad EVK。 試し済みBSP: imx-image-full、LF6.12.20_2.0.0 ローカル conf 設定: IMAGE_INSTALL:append = "bluez5 bluez5-noinst-tools bluez5-obex openobex obexftp glibc-gconv-utf-16 glibc-utils python3-pybluez bluez-tools ppp" 以下は分析結果の例です コンテンツ: - i.MX 2台を使用してデュアルバンドWi-Fi(5GHz、2.4GHz)とBLEをテストできます。 - 上記の手作業の分析 i.MX プロセッサ SW | ダウンロード 日本語ブログ
View full article
S32 Design Studio debug watch register? How  to watch the register change or not, in S32 Design Studio? Re: S32 Design Studio debug watch register? Hello, my S32DS Peripheral Registers  why is the right-click option grayed out in my interface Re: S32 Design Studio debug watch register? Thank your very much. Re: S32 Design Studio debug watch register? Hello, Which S32 Design Studio are you using and which version? What NXP device are you developing your application for? The answer to your question may vary some depending on the answers to these questions. Also, we have many HOWTO articles for each of our S32 Design Studio editions. Please check the articles posted to this community as the topics covered may help to answer your questions. Best Regards, Mike Re: S32 Design Studio debug watch register?  Can you tell me how to download the program to MCU  with  S32 Design Studio ,    and  how to make sure download is successful ? Thanks. Re: S32 Design Studio debug watch register? Hello, To setup the watch register, first start a debug session, then go to the Peripherals view and right-click on the desired register and select 'Watch Registers(s)'. Next, go to the Watch registers view and see the values change within the register as you step through the code. Best Regards, Mike
View full article
支持 S32K314 的 ADC 自检(方波检查 你好 在 UM Square Check 文档中,提到了一个 ADC 自检机制。但是,在审查功能安全机制时,ADC 自检被标记为 “无”,我们也无法在 S32K314 软件包的方格检查 (sCheck) 配置中找到此选项。 请告知如何 启用或配置该功能 ? 优先级:高 SAFETY_SW Re: ADC Self-Test (Square Check) Support for S32K314 你好,团队、 是否有任何更新? 谢谢! Re: ADC Self-Test (Square Check) Support for S32K314 你好,团队、 是否有任何更新? 谢谢! Re: ADC Self-Test (Square Check) Support for S32K314 你好,拉多斯拉夫、 S32K3E 和 S32Kxx 有什么不同? 它们似乎都是 S32K396、S32K394、S32K376、S32K374、S32K366 和 S32K364 的组群? 你能否指出在哪里可以找到 S32K3E 专用 RM 和硬件功能安全手册? 谢谢! Re: ADC Self-Test (Square Check) Support for S32K314 你好 @JasonTsengSG , 我的理解是这些新的 K3 衍生产品,具有更高的性能,并额外支持牵引反向器和电机控制 (eTPU):S32K3E_SW_Architecture.docx 您可以通过内联网找到 RM 和 SM,例如这里(有时你可以只使用特定的 K396 衍生名称来称呼这个 K3 子组): Zebra - 文档 - S32K396 - 所有文档 汽车功能安全软件 - Release_1.0.6 - 所有文件 谢谢, 拉多斯拉夫 Re: ADC Self-Test (Square Check) Support for S32K314 谢谢你,拉多斯拉夫,解释得很清楚。
View full article
MCUXpresso IDE - Release History This document contains a history of the releases of MCUXpresso IDE, with links to the announcement blog for each release. Receive email notification for new releases If you would like to receive notifications when a new version of MCUXpresso IDE is released, please make sure to follow this document.   Release History June 2025 MCUXpresso IDE v25.06 December 2024 MCUXpresso IDE v24.12 September 2024 MCUXpresso IDE v24.9 July 2024 MCUXpresso IDE v11.10.0 April 2024 MCUXpresso IDE v11.9.1 January 2024 MCUXpresso IDE v11.9.0 October 2023 MCUXpresso IDE v11.8.1 August 2023 MCUXpresso IDE v11.8.0  March 2023 MCUXpresso IDE v11.7.1  January 2023 MCUXpresso IDE v11.7.0  October 2022 MCUXpresso IDE v11.6.1  July 2022 MCUXpresso IDE v11.6.0  April 2022 MCUXpresso IDE v11.5.1  January 2022 MCUXpresso IDE v11.5.0  September 2021 MCUXpresso IDE v11.4.1  August 2021 MCUXpresso IDE v11.4.0 b6224 replaced by b6237 to fix an eclipse updater issue. July 2021 MCUXpresso IDE v11.4.0  April 2021 MCUXpresso IDE v11.3.1  January 2021 MCUXpresso IDE v11.3.0  October 2020 MCUXpresso IDE v11.2.1  July 2020 MCUXpresso IDE v11.2.0   March 2020 MCUXpresso IDE v11.1.1  December 2019 MCUXpresso IDE v11.1.0  MCUXpresso IDE v11.1.0 SDK Handling Hotfix (January 2020) September 2019 MCUXpresso IDE v11.0.1 MCUXpresso IDE v11.0.1 Segger-LPC Debug Hotfix (September 2019) MCUXpresso IDE v11.0.1 LPC55xx Debug Hotfix (October 2019) June 2019 MCUXpresso IDE v11.0.0 February 2019 MCUXpresso IDE v10.3.1 December 2018 MCUXpresso IDE v10.3.0 July 2018 MCUXpresso IDE v10.2.1 May 2018 MCUXpresso IDE v10.2.0 January 2018 MCUXpresso IDE v10.1.1 November 2017 MCUXpresso IDE v10.1.0 July 2017 MCUXpresso IDE v10.0.2 March 2017 MCUXpresso IDE v10.0.0
View full article
FLEXIO_CTRL[DBGE] 的含义是什么? DBGE 上的参考手册措辞有点短 "在调试模式下启用 FLEXIO 操作" 如果禁用它并调试代码会发生什么? 试图弄清楚在使用 FLEXIO 和调试 FLEXIO 驱动程序时,哪些调试操作是安全的。 我想,让调试器在接收模式下读取 SHIFTBUFn 或任何其他具有读取副作用的硬件寄存器都是不安全的,即使在调试器中不小心碰了一下也不行。 Re: What is the meaning of FLEXIO_CTRL[DBGE] 你好,@Henrik-Wires 如果"Enable FLEXIO operation in debug mode" 被禁用,当调试器停止 CPU 时,FLEXIO 模块也会停止。冻结所有 FIexIO 活动,直到执行恢复。 下面的主题也讨论了这个问题:这是否意味着 flexio 无法在调试模式下工作? BR、VaneB Re: What is the meaning of FLEXIO_CTRL[DBGE] 你好,@Henrik-Wires 正如 S32K3 参考手册中所述,当设置了相应的 SHIFTSTAT [SSF] 标志时,必须只读取 ShiftBufn 寄存器。 Re: What is the meaning of FLEXIO_CTRL[DBGE] 这是否也意味着,如果禁用 DBGE,使用调试器访问 FLEXIO 寄存器也是安全的,或者使用调试器读取 SHIFTBUFn 会扰乱移位状态标志 SHIFTSTAT[SSF] ? Re: What is the meaning of FLEXIO_CTRL[DBGE] 能否以某种方式阻止 S32DS 尝试访问寄存器?只有短暂访问 SHIFTBUFn 的指针,调试器才会通过清除 SHIFTSTAT[SSF]来访问该值,从而扰乱 FLEXIO 状态。 Re: What is the meaning of FLEXIO_CTRL[DBGE] 你好,@Henrik-Wires 能否请您说明一下这将用于什么目的,或者您想实现什么样的分析? Re: What is the meaning of FLEXIO_CTRL[DBGE] 你好,@Henrik-Wires 集成开发环境本身不会阻止对寄存器的访问。这种保护可以通过 MPU 或 XRDC 来实现;不过,我认为这种方法与您想要实现的目标是一致的。 相反,你可以监测何时设置 SHIFTSTAT [SSF],然后验证相应的 ShiftBufn 寄存器是否包含预期值。 Re: What is the meaning of FLEXIO_CTRL[DBGE] 我正在探索、编写和调试一个定制的低级 FLEXIO 驱动程序。 调试时出现了奇怪的结果,我怀疑是由于 S32DS 在通过驱动程序步进时获取 SHIFTBUFn 寄存器的值,干扰了 SHIFTSTAT[SSF] 状态,导致事件丢失。 Re: What is the meaning of FLEXIO_CTRL[DBGE] 该驱动程序显然会监测 SHIFTSTAT 并相应地访问 ShiftBufn。 我的问题是,使用 S32DS 跳过驱动程序代码可能会触发信号对 SHIFTSTAT 的调试读取,这似乎会干扰该寄存器中的状态。例如,当鼠标指向 SHIFTSTAT 指针时。 如果我小心避免用调试器接触任何此类指针,那么驱动程序就能正常工作。 我曾希望禁用 DBGE 可以让调试器访问 SHIFTSTAT,而不会干扰 **bleep**FSTAT 寄存器的状态,但从你的回复来看,情况并非如此。 Re: What is the meaning of FLEXIO_CTRL[DBGE] 你好,@Henrik-Wires 禁用 DBGE 位并不能防止调试器干扰 SHIFTSTAT 等寄存器,因为 DBGE 并不控制调试读取行为。相反,DBGE 可控制外设是否在内核停止运行时继续运行。
View full article
ST7701 drivers Hello I'm trying to communicate with a ST7701 display controller. Are some examples available? Can anyone share if possible? I'm using an i.MX RT1170 board. In the SDK examples I found the drivers for the HX8394, RM68191 and RM68200 display controllers. I would like to find something similar for ST7701. Can anyone help me please? Thank you and kind regards, Francesco Solito Re: ST7701 drivers Hi @SolitoFrancesco, At the moment, we don't have any driver support in our SDKs for the ST7701 display controller. The integration with this controller would have to be done manually. It is important to adjust the resolution values, synchronization signals and clock frequencies of the LCDIF module to allow compatibility with the display controller. If using the EVK, you can use the SDK drivers and adjust the values of the following functions: BOARD_InitLcdifClock() BOARD_InitMipiDsiClock() BOARD_SetMipiDsiConfig() These functions along with the macros for the synchronization values and are all referenced on the "display_support.c" file, which will be the main file to focus on when adjusting the support for your display controller.   Also make sure to look into the following application note, as it goes into a lot more detail about how the setup for an LCD display works and other useful considerations: i.MX RT eLCDIF RGB Mode Use Case (nxp.com)    BR, Edwin. Re: ST7701 drivers Good morning I modified the files you mentioned, following the indications that I received from the display manufacturer and from the driver manufacturer. I'm able to write and read into the driver registers through MIPI. I can see the differential MIPI waveforms with oscilloscope (also after the "configuration" phase), but I'm still not able to see anything on the display. I'm using the demo example from NXP SDK called "mipi_dsi_compiance_test". Can you please try to help more? Thank you and kind regards, Francesco Solito Re: ST7701 drivers Hi @SolitoFrancesco, Have you been able to debug your code while running? Do you see any error message being printed? And what data patterns do you see on the data line? Do these patterns coincide with the expected ones described on the readme.md file? BR, Edwin. Re: ST7701 drivers Hello, I have the same situation (same driver and resolution, and the base is a test example that worked on the devboard). The controller is configured, and I can also read the statuses (without any errors), and the data on the DSI lines is present, but the screen displays nothing. Changing the videoMode in dsi_dpi_config from kDSI_DpiBurst to other modes also has no effect. It looks like the screen isn't accepting the video stream?  Re: ST7701 drivers Hello. The example project works correctly with the display DEMO_PANEL_RK055MHD091. Then I switched to the panel that I have to use in my final application. It has different resolution (480x800) and so I adapted the defines. Then I changed the drivers (fsl .h and .c files) and I'm able to communicate with my display. I can write and readback the registers. But after the configuration of the display, when the example project starts sending the image buffer, I can see the MIPI waveforms on the oscilloscope, but nothing on the display. Consider that the display is not broken, because I tried to turn on all the pixels through the dedicated command and I can see the screen completely white. What I don't understand is if the problem is in the configuration of the display or in something else that I have to adapt in the example project. I contacted the display manufacturer and the controller manufacturer, but I need as much help as possible from all sides. Is it possible to get the fsl drivers for the controller that is mounted in my display? It is a Sitronix ST7701. Please let me know. Thank you and kind regards, Francesco Re: ST7701 drivers Hello Rino I'm making a comparison between my settings and yours (at the end I'll upload here). In the meanwhile, what I noticed is that I'm using a ST7701, instead you are probably using a ST7701S (with S suffix). I think they are similar but I'm not sure. The thing that I noticed is that the display now works even if I don't make any initialization at all. It starts "slowly" and with low britghteness, but it works. Then, if I only sends the settings from 0xE0 to 0xEF (that aren't documented in the ST7701 datasheet), the display start up very fast and with the correct colors. It seems that all the other settings are not necessary (it sounds strange). Let's keep in touch. I'll share the comparison when I'm finished. Thank you very much again. Kind regards, Francesco Re: ST7701 drivers Hello Francesco,  I managed to get the display working. In the DisplayTFT_SetMipiDsiConfig function, add the line: dsiConfig.enableNonContinuousHsClk = true; for example, after these lines: DSI_GetDefaultConfig(&dsiConfig); dsiConfig.numLanes = DISPLAY_MIPI_DSI_LANE_NUM; dsiConfig.autoInsertEoTp = true; Assuming you have the display IC configured correctly (if necessary, I can share the configuration for my screen) and the display clock (my settings are around 26MHz). Best regards, Chris Re: ST7701 drivers Hello Rino Thank you very much for your suggestion. It seems to work also in my application. Great. I probably need to better setup something, but now I can see the image on the screen. Please if possible share your configuration, so I can compare with mine to better refine it. If I see something different I'll tell you here. Thank you again. Where did you came up the the enableNonContinuousHsClk setting? Kind regards, Francesco Re: ST7701 drivers Hello,  the file was created based on other drivers in the SDK. You can still change the delays to shorter ones. This morning, I confirmed the configuration sequence and made a few changes as recommended by the display manufacturer, but there was no further improvement, so I started taking a closer look at the DSI configuration itself. I know the clocks were fine, and so was the video mode (burst mode), so the only options left were those for the DSI itself. Familiarizing myself with (and other parts in docs): https://docs.nxp.com/bundle/AN13573/page/topics/continuous_vs_non-continuous_clock.html BR, Chris  Re: ST7701 drivers Hello Rino As promised, please find in attachment the settings comparison between yours and mine. I didn't go in details, but if me or you will find something interesting in the differences, please let's continue to write here. Kind regards, Francesco Re: ST7701 drivers Hello Francesco, Sorry for the delay. I looked through your comparison and noticed a lot of differences, partly due to the screens themselves (we have a glass/touch/screen sandwich, and there was a configuration fix for that – or at least that's what the supplier explained 🙂 ). Some settings, like power control, aren't required for startup, but for quality improvement (contrast/gamma settings). And what's funny is that the whole "Sunlight Readable Enhancement" thing, I think they called it, is required, regardless of whether we're running it or not. Based on this data, it automatically sets optimal parameters. If they're incorrect or missing (default values), it takes a while to automatically set them -> hence the slow startup, as you've noticed. The documentation itself can be quite irritating, many of the commands are undocumented, and without them, it's often impossible to fully start the screen. This isn't just with this model, I've encountered this with several other Sitronix models. Kind regards, Chris
View full article
S32K3 的 CAN 采样点测试值太小的问题 你好,恩智浦 在使用 S32K311 进行开发时,选择了 16 MHz 的外部晶振。配置 CANFD 时,CAN 时钟源使用 60 MHz 的 AIPS_PLAT_CLK。为数据字段配置了 80% 的采样点,并启用 TDC。但是,在CANOE中实际测得的采样点只能达到72%。 在其他型号(如 S32K312 和 S32K342)的测试中也出现了这个问题。 以下是我们设置采样点和测试数据的配置之一。我们将采样点配置为 76% ,但实际测试结果为 67% 。 谨致问候, xianlong Re: Problem of the CAN sampling point test value being too small for S32K3 你好@武仙龙 请与我分享您的项目,我会花时间进行测试。 Re: Problem of the CAN sampling point test value being too small for S32K3 你好,@Senlent 我们修改了多种配置。在 S32K3 配置为 80% 的条件下,CANoe 测试的最佳结果是 72% ,谢谢 xianlong Re: Problem of the CAN sampling point test value being too small for S32K3 你好@武仙龙 对于 CAN FD 数据阶段 最新必须在 CANoe 中设置可能的最新采样点。然后,VH6501 发送帧并 延长然后 VH6501 发送帧,并在每个间隔后将各个比特位延长一个刻度。 这似乎是 VH6501 的配置问题。您可以尝试将此处的参数修改为 70%, 76.667%, 和 80% ,然后再次测试。 Re: Problem of the CAN sampling point test value being too small for S32K3 你好,@Senlent 我们咨询了几位经验丰富的工程师。他们介绍说,S32K1 和 K3 的小采样点测试也存在问题,这个问题可能与 MCU 关系不大。使用 CANoe 进行测试时,测试结果都偏低。他们建议,在 80% 的实际测试要求下,可以适当增加为 S32K3 配置的采样点。您可以使用任何恩智浦演示程序进行测试,这种现象应该是可以重现的。 敬上, xianlong Re: Problem of the CAN sampling point test value being too small for S32K3 你好@武仙龙 客户的测试可能存在缺陷,请相信自己的测试。 我将花一些时间进行一些测试,但这不是我的优先事项,可能需要几个月的时间。 天内给您答复。 Re: Problem of the CAN sampling point test value being too small for S32K3 你好@武仙龙 这仍然应该是测试问题,而不是 MCU 引起的。 不过,我会花一些时间做一些简单的测试。我可能会使用示波器直接进行测试,这应该是最精确的测量方法。 Re: Problem of the CAN sampling point test value being too small for S32K3 您好,@Senlent 如果您有更有说服力的结果,也请与我们分享。 我们使用了其他一些仪器进行测试,得到的采样点与我们在设置中预期的比较接近。不过,对于客户来说,CANoe 的行业认可度非常高。 敬上, xianlong Re: Problem of the CAN sampling point test value being too small for S32K3 好的 Re: Problem of the CAN sampling point test value being too small for S32K3 你好@武仙龙 很抱歉,我不能进行这项测试。 我没有合适的干扰设备来进行测试,而 FLEXCAN 报告中的测试结果已经证明测试通过。 我可以私下把相关证明发给你。 Re: Problem of the CAN sampling point test value being too small for S32K3 非常感谢。
View full article
Debian 12 Installation Guide for i.MX8MM, i.MX8MP and i.MX8MN: GPU, VPU and Multimedia Packages This guide is a continuation from our latest Debian 12 Installation Guide for iMX8MM, iMX8MP, iMX8MN and iMX93. Here we will describe the process to install the multimedia and hardware acceleration packages, specifically GPU, VPU and Gstreamer on i.MX8M Mini, i.MX8M Plus and i.MX8M Nano. The guide is based on the one provided by our colleague Build Ubuntu For i.MX8 Series Platform - NXP Community, which requires to previously build an image using Yocto Project with the following distro and image name. Distro name - fsl-imx-wayland Image name – imx-image-multimedia For more information please check our BSP documentation i.MX Yocto Project User’s Guide. Hardware Requirements Linux Host Computer (Ubuntu 20.04 or later) USB Card reader or Micro SD to SD adapter SD Card Evaluation Kit Board for the i.MX8M Nano, i.MX8M Mini, i.MX8M Plus Software Requirements Linux Ubuntu (20.04 tested) or Debian for Host Computer BSP version 6.1.55 built with Yocto Project After built the image we can start the installation by following the steps below: GPU Installation The GPU Installation consists of copy the files from packages imx-gpu-g2d, imx-gpu-viv, libdrm to the Debian system. As our latest installation guide, we will continue naming “mountpoint” to the directory where Debian system is mounted on our host machine. Regarding the path provided on each step, we put labels and that you will need to change based on your environment. These are the paths that Yocto Project uses to save the packages. However, this could change on your environment and you can find the work directory from each package using the following command: bitbake -e | grep ^WORKDIR= This command will show you the absolute path of the package work directory. 1. Install GPU Packages $ sudo cp -Pra /tmp/work/armv8a- -poky-linux/imx-gpu-g2d/6.4.11.p2.2-r0/image/* mountpoint $ sudo cp -Pra /tmp/work/armv8a- -poky-linux/imx-gpu-viv/1_6.4.11.p2.2-aarch64-r0/image/* mountpoint $ sudo cp -Pra /tmp/work/armv8a- -poky-linux/libdrm/2.4.115.imx-r0/image/* mountpoint 2. Install Linux IMX Headers and IMX Parser $ sudo cp -Pra /tmp/work/armv8a- -poky-linux/linux-imx-headers/6.1-r0/image/* mountpoint $ sudo cp -Pra /tmp/work/armv8a-poky-linux/imx-parser/4.8.2-r0/image/* mountpoint   3. Use chroot $ sudo LANG=C.UTF-8 chroot mountpoint/ qemu-aarch64-static /bin/bash   4. Install Dependencies $ apt install libudev-dev libinput-dev libxkbcommon-dev libpam0g-dev libx11-xcb-dev libxcb-xfixes0-dev libxcb-composite0-dev libxcursor-dev libxcb-shape0-dev libdbus-1-dev libdbus-glib-1-dev libsystemd-dev libpixman-1-dev libcairo2-dev libffi-dev libxml2-dev kbd libexpat1-dev autoconf automake libtool meson cmake ssh net-tools network-manager iputils-ping rsyslog bash-completion htop resolvconf dialog vim udhcpc udhcpd git v4l-utils alsa-utils git gcc less autoconf autopoint libtool bison flex gtk-doc-tools libglib2.0-dev libpango1.0-dev libatk1.0-dev kmod pciutils libjpeg-dev 5. Create a folder for Multimedia Installation. Here we will clone all the multimedia repositories.  $ mkdir multimedia_packages $ cd multimedia_packages   6. Build Wayland $ git clone https://gitlab.freedesktop.org/wayland/wayland.git $ cd wayland $ git checkout 1.22.0 $ meson setup build --prefix=/usr -Ddocumentation=false -Ddtd_validation=true $ cd build $ ninja install 7. Build Wayland Protocols IMX $ git clone https://github.com/nxp-imx/wayland-protocols-imx.git $ cd wayland-protocols-imx $ git checkout wayland-protocols-imx-1.32 $ meson setup build --prefix=/usr -Dtests=false $ cd build $ ninja install 8. Build Weston $ git clone https://github.com/nxp-imx/weston-imx.git $ cd weston-imx $ git checkout weston-imx-11.0.3 $ meson setup build --prefix=/usr -Dpipewire=false -Dsimple-clients=all -Ddemo-clients=true -Ddeprecated-color-management-colord=false -Drenderer-gl=true -Dbackend-headless=false -Dimage-jpeg=true -Drenderer-g2d=true -Dbackend-drm=true -Dlauncher-libseat=false -Dcolor-management-lcms=false -Dbackend-rdp=false -Dremoting=false -Dscreenshare=true -Dshell-desktop=true -Dshell-fullscreen=true -Dshell-ivi=true -Dshell-kiosk=true -Dsystemd=true -Dlauncher-logind=true -Dbackend-drm-screencast-vaapi=false -Dbackend-wayland=false -Dimage-webp=false -Dbackend-x11=false -Dxwayland=false $ cd build $ ninja install VPU Installation To install VPU and Gstreamer please follow the steps below: 1. Install firmware-imx $ sudo cp -Pra /tmp/work/all-poky-linux/firmware-imx/1_8.22-r0/image/lib/* mountpoint/lib/ 2. Install VPU Driver $ sudo cp -Pra /tmp/work/armv8a- -poky-linux/imx-vpu-hantro/1.31.0-r0/image/* mountpoint $ sudo cp -Pra /tmp/work/armv8a- -poky-linux/imx-vpuwrap/git-r0/image/* mountpoint 3. Use chroot $ sudo LANG=C.UTF-8 chroot mountpoint/ qemu-aarch64-static /bin/bash   4. Install dependencies for Gstreamer Plugins $ apt install libgirepository1.0-dev gettext liborc-0.4-dev libasound2-dev libogg-dev libtheora-dev libvorbis-dev libbz2-dev libflac-dev libgdk-pixbuf-2.0-dev libmp3lame-dev libmpg123-dev libpulse-dev libspeex-dev libtag1-dev libbluetooth-dev libusb-1.0-0-dev libcurl4-openssl-dev libssl-dev librsvg2-dev libsbc-dev libsndfile1-dev 5. Change directory to multimedia packages. $ cd multimedia-packages   6. Build gstreamer $ git clone https://github.com/nxp-imx/gstreamer -b lf-6.1.55-2.2.0 $ cd gstreamer $ meson setup build --prefix=/usr -Dintrospection=enabled -Ddoc=disabled -Dexamples=disabled -Ddbghelp=disabled -Dnls=enabled -Dbash-completion=disabled -Dcheck=enabled -Dcoretracers=disabled -Dgst_debug=true -Dlibdw=disabled -Dtests=enabled -Dtools=enabled -Dtracer_hooks=true -Dlibunwind=disabled -Dc_args=-I/usr/include/imx $ cd build $ ninja install 7. Build gst-plugins-base $ git clone https://github.com/nxp-imx/gst-plugins-base -b lf-6.1.55-2.2.0 $ cd gst-plugins-base $ meson setup build --prefix=/usr -Dalsa=enabled -Dcdparanoia=disabled -Dgl-graphene=disabled -Dgl-jpeg=disabled -Dopus=disabled -Dogg=enabled -Dorc=enabled -Dpango=enabled -Dgl-png=enabled -Dqt5=disabled -Dtheora=enabled -Dtremor=disabled -Dvorbis=enabled -Dlibvisual=disabled -Dx11=disabled -Dxvideo=disabled -Dxshm=disabled -Dc_args=-I/usr/include/imx $ cd build $ ninja install 8. Build gst-plugins-good $ git clone https://github.com/nxp-imx/gst-plugins-good -b lf-6.1.55-2.2.0 $ cd gst-plugins-good $ meson setup build --prefix=/usr -Dexamples=disabled -Dnls=enabled -Ddoc=disabled -Daalib=disabled -Ddirectsound=disabled -Ddv=disabled -Dlibcaca=disabled -Doss=enabled -Doss4=disabled -Dosxaudio=disabled -Dosxvideo=disabled -Dshout2=disabled -Dtwolame=disabled -Dwaveform=disabled -Dasm=disabled -Dbz2=enabled -Dcairo=enabled -Ddv1394=disabled -Dflac=enabled -Dgdk-pixbuf=enabled -Dgtk3=disabled -Dv4l2-gudev=enabled -Djack=disabled -Djpeg=enabled -Dlame=enabled -Dpng=enabled -Dv4l2-libv4l2=disabled -Dmpg123=enabled -Dorc=enabled -Dpulse=enabled -Dqt5=disabled -Drpicamsrc=disabled -Dsoup=enabled -Dspeex=enabled -Dtaglib=enabled -Dv4l2=enabled -Dv4l2-probe=true -Dvpx=disabled -Dwavpack=disabled -Dximagesrc=disabled -Dximagesrc-xshm=disabled -Dximagesrc-xfixes=disabled -Dximagesrc-xdamage=disabled -Dc_args=-I/usr/include/imx $ cd build $ ninja install 9. Build gst-plugins-bad $ git clone https://github.com/nxp-imx/gst-plugins-bad -b lf-6.1.55-2.2.0 $ cd gst-plugins-bad $ meson setup build --prefix=/usr -Dintrospection=enabled -Dexamples=disabled -Dnls=enabled -Dgpl=disabled -Ddoc=disabled -Daes=enabled -Dcodecalpha=enabled -Ddecklink=enabled -Ddvb=enabled -Dfbdev=enabled -Dipcpipeline=enabled -Dshm=enabled -Dtranscode=enabled -Dandroidmedia=disabled -Dapplemedia=disabled -Dasio=disabled -Dbs2b=disabled -Dchromaprint=disabled -Dd3dvideosink=disabled -Dd3d11=disabled -Ddirectsound=disabled -Ddts=disabled -Dfdkaac=disabled -Dflite=disabled -Dgme=disabled -Dgs=disabled -Dgsm=disabled -Diqa=disabled -Dkate=disabled -Dladspa=disabled -Dldac=disabled -Dlv2=disabled -Dmagicleap=disabled -Dmediafoundation=disabled -Dmicrodns=disabled -Dmpeg2enc=disabled -Dmplex=disabled -Dmusepack=disabled -Dnvcodec=disabled -Dopenexr=disabled -Dopenni2=disabled -Dopenaptx=disabled -Dopensles=disabled -Donnx=disabled -Dqroverlay=disabled -Dsoundtouch=disabled -Dspandsp=disabled -Dsvthevcenc=disabled -Dteletext=disabled -Dwasapi=disabled -Dwasapi2=disabled -Dwildmidi=disabled -Dwinks=disabled -Dwinscreencap=disabled -Dwpe=disabled -Dzxing=disabled -Daom=disabled -Dassrender=disabled -Davtp=disabled -Dbluez=enabled -Dbz2=enabled -Dclosedcaption=enabled -Dcurl=enabled -Ddash=enabled -Ddc1394=disabled -Ddirectfb=disabled -Ddtls=disabled -Dfaac=disabled -Dfaad=disabled -Dfluidsynth=disabled -Dgl=enabled -Dhls=enabled -Dkms=enabled -Dcolormanagement=disabled -Dlibde265=disabled -Dcurl-ssh2=disabled -Dmodplug=disabled -Dmsdk=disabled -Dneon=disabled -Dopenal=disabled -Dopencv=disabled -Dopenh264=disabled -Dopenjpeg=disabled -Dopenmpt=disabled -Dhls-crypto=openssl -Dopus=disabled -Dorc=enabled -Dresindvd=disabled -Drsvg=enabled -Drtmp=disabled -Dsbc=enabled -Dsctp=disabled -Dsmoothstreaming=enabled -Dsndfile=enabled -Dsrt=disabled -Dsrtp=disabled -Dtinyalsa=disabled -Dtinycompress=enabled -Dttml=enabled -Duvch264=enabled -Dv4l2codecs=disabled -Dva=disabled -Dvoaacenc=disabled -Dvoamrwbenc=disabled -Dvulkan=disabled -Dwayland=enabled -Dwebp=enabled -Dwebrtc=disabled -Dwebrtcdsp=disabled -Dx11=disabled -Dx265=disabled -Dzbar=disabled -Dc_args=-I/usr/include/imx $ cd build $ ninja install 10. Build imx-gst1.0-plugin $ git clone https://github.com/nxp-imx/imx-gst1.0-plugin -b lf-6.1.55-2.2.0 $ cd imx-gst1.0-plugin $ meson setup build --prefix=/usr -Dplatform=MX8 -Dc_args=-I/usr/include/imx $ cd build $ ninja install 11. Exit chroot $ exit Verify Installation For verification process, boot your target from the SD Card. (Review your specific target documentation) 1. Verify Weston For this verification you will need to be root user. # export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/0 # weston 2. Verify VPU and Gstreamer Use the following Gstreamer pipeline for Hardware Accelerated VPU Encode. # gst-launch-1.0 videotestsrc ! video/x-raw, format=I420, width=640, height=480 ! vpuenc_h264 ! filesink location=test.mp4 Then you can reproduce the file with this command: # gplay-1.0 test.mp4 Finally, you have installed and verified the GPU, VPU and Multimedia packages. Now, you can start testing audio and video applications. Graphics & Display i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Linux Multimedia Yocto Project
View full article
[フィルター: smut] RadoslavB の投稿本文が「cock」、ボード「ap-ソフトウェア-サポート」に一致しました。 [フィルター: smut] RadoslavB の投稿本文が「cock」、ボード「ap-software-support」に一致しました。 投稿題名: Re: S32K324のBISTデバッグに関する質問 投稿本文: こんにちは@Luke_Chun 、 Bist_GetExecStatus が BIST_BUSY を返す場合、このビットが設定されている(BIST 操作がまだ完了していない)ことを意味します。 しかし、スクリーンショットを見るとこのビットは 0 なので、なぜ BIST_BUSY が返されるのか分かりません。 Bist_Specific_GetExecStatus() をデバッグしてみると、次のようになります: uint32 ReadRunSw = SAFETYBASE_REG_READ32 ( BIST_STCU_RUNSW_REG ); MBIST11 も実行されていることがわかります。これは、お客様アプリケーションでは使用すべきではない BIST_DIAGNOSTIC_CFG を実行していることを意味します。BIST_SAFETYBOOT_CFG を実行させてください。 クロック設定を部分的にしかカバーしていないスニペットから、クロック設定を検証できません。お客様はクロックのMCUプラグイン設定を比較する必要がありますが、私の能力ではこの点についてお手伝いできません。繰り返しになりますが、すべてのクロックを最大周波数で有効にするだけで十分です。 敬具、 ラドスラフ 本文のテキスト「cock」がフィルターパターン「cock」と一致しました。 ユーザー[id=155006,login=RadoslavB]による投稿には、メッセージ uid 2300499 があります。 投稿へのリンク: Re: S32K324のBISTデバッグに関する質問
View full article
互換性のある圧力センサを探しています 皆さんこんにちは オリジナルの 125pc05d1 と交換できる互換性のある圧力センサを探しています。 125pc05d1はオリジナルの圧力センサです。差圧タイプです。 オリジナルの圧力センサの外形図と技術仕様を添付しました。 125pc05d1 の感度はおよそ Δmv/Δp ≈ 70mv/5psi ≈ 14 に等しいですが、後続の増幅回路が複雑なので、どのように調整すればよいか分かりません。同じ感度を持ち、互換性のある新しいモデルの圧力センサがあれば理想的です。 より詳細なテストについては、以下のリンクを参照してください。 https://www.eevblog.com/forum/repair/replacing-the-pressure-sensor-requires-assistance/ ご協力ありがとうございます。 Re: Seeking a compatible pressure sensor こんにちは、 形状と機能の両方においてオリジナルの 125pc05d1 に最も近い MPX10DP の使用を検討してください。より高い解像度を得るために、より広い圧力範囲やより高い出力電圧が必要な場合は、追加の信号調整が必要になりますが、MPX5010DP を検討してください。 BRs、トーマス Re: Seeking a compatible pressure sensor よろしくお願いします。
View full article
IMX8MPプロセッサのHABエラー 皆様、i.MX8MPボードでHAB署名を検証しようとしていますが、次のようなエラーが発生します。 HAB 構成:0xf0、HAB 状態:0x66 --------- HABイベント情報1 ----------------- イベント情報: 0xdb 0x00 0x14 0x45 0x33 0x0f 0xc0 0x00 0xbe 0x00 0x0c 0x00 0x03 0x17 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x50 STS = HAB_FAILURE (0x33) RSN = HAB_INV_INDEX (0x0F) CTX = HAB_CTX_COMMAND (0xC0) ENG = HAB_ENG_ANY (0x00) --------- HABイベント情報2 ----------------- イベント情報: 0xdb 0x00 0x14 0x45 0x33 0x0c 0xa0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x42 0x5a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 STS = HAB_FAILURE (0x33) RSN = HAB_INV_ASSERTION (0x0C) CTX = HAB_CTX_ASSERT (0xA0) ENG = HAB_ENG_ANY (0x00) --------- HABイベント情報3 ----------------- イベント情報: 0xdb 0x00 0x14 0x45 0x33 0x0c 0xa0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x40 0x40 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 STS = HAB_FAILURE (0x33) RSN = HAB_INV_ASSERTION (0x0C) CTX = HAB_CTX_ASSERT (0xA0) ENG = HAB_ENG_ANY (0x00) これらは開発環境から来ています U-Boot SPL 2023.04-lf_v2023.04+g1e5b6c6bf2 誰かこのトピックに関してアドバイスをくれませんか?前もって感謝します Re: HAB Error on IMX8MP processor これを修正できた可能性はありますか?私もsrk1からsrk2に変更しようとすると同じ問題が発生します Re: HAB Error on IMX8MP processor こんにちは、 RSN = HAB_INV_INDEX (0x0F) は、指定されたインデックスのキーが間違っているか、インストールされたキーのターゲット インデックスが利用できないことを示します。csf ファイルを確認します。 これらのエラーの詳細については、HAB API を参照してください。API には、署名用にダウンロードする CST ツールが含まれています。 よろしくお願いします。 Harvey
View full article
LPC1768+SSP0+GPDMAに問題あり SSP0 で DMACR を開いて BUF にデータを送信した後、DMACR がゼロにリセットされ、SSP0DR は変化し続けますが、BUF データは変更されないのはなぜでしょうか。割り込み中に DMACR を再度開こうとしましたが、BUF データにはまだ変化がありませんでした。 コード構成は次のとおりです。 #定義 SPI_RX_LEN 5386 外部U8 SPIRXBUF[SPI_RX_LEN]; void DMAInit_SPI_RX(U8 *destAddr, U32 len) { U32 パート1 = (長さ > 4095) ?4095 : 長さ; U32 パート2 = (長さ > 4095) ?(len - 4095) : 0;// 拆分传输(单道最大4095字节)   LPC_SC->PCONP |= (1 << 29); // 使用GPDMA時間钟 LPC_GPDMA->DMACConfig |= (1 << 0);//GPDMA を使用する LPC_GPDMA->DMACIntTCClear |= 0x01; // 清除道0传输完了标志 LPC_GPDMA->DMACIntErrClr |= 0x01; // 清除道0错误标志   // 链表项1:传输part1字节 lli[0].srcAddr= (U32)&LPC_SSP0->DR; // ソース:SPI0データ寄存器 lli[0].宛先アドレス= (U32)destAddr; // 目的:缓冲区開始 lli[0].コントロール= (part1 & 0x0FFF) // 传输大小(字节数) | (0x00 << 12) // 源突発大小 | (0x00 << 15) // 目的発行大小 | (0x00 << 18) //ソースデータ宽度 | (0x00 << 21) //目的データ宽度 | (0x00 << 26) //源地址不变(外设寄存器) | (0x01 << 27) //目的地址自增 | (1U << 31); // 使用中断   // 链表项2:传输part2字节(若必要) (パート2 > 0)の場合 { lli[0].nextLLI = (U32)&lli[1]; // 指向链表项2 lli[1].srcAddr= (U32)&LPC_SSP0->DR; lli[1].destAddr= (U32)(destAddr +part1); // 缓冲区偏移 lli[1].コントロール= (part2 & 0x0FFF) // 传输大小(字节数) | (0x00 << 12) // 源突発大小 | (0x00 << 15) // 目的発行大小 | (0x00 << 18) //ソースデータ宽度 | (0x00 << 21) //目的データ宽度 | (0x00 << 26) //源地址不变(外设寄存器) | (0x01 << 27) //目的地址自增 | (1U << 31); // 使用中断 lli[1].nextLLI= 0; // 结束链表 } そうでない場合、 { lli[0].nextLLI = 0; }   // 配置DMA通道0 LPC_GPDMACH0->DMACCConfig = 0; LPC_GPDMACH0->DMACCLLI = (U32)&lli[0]; // 链表開始地址 LPC_GPDMACH0->DMACCSrcAddr = lli[0].srcAddr;// ソース地址(SPI0 DR) LPC_GPDMACH0->DMACCDestAddr = lli[0].destAddr;// 目的地址 LPC_GPDMACH0->DMACCコントロール = lli[0].control;// 制御文字 LPC_GPDMACH0->DMACCConfig = (0x01 << 15) //中断错误 | (0x01 << 14) //終端计数中断 | (0x02 << 11) // 传输種類:外设到内存 | (0x00 << 6) //目的外设:保存器 | (0x01 << 1) // ソース外设:SSP0 RX(参考手册) | (0x01 << 0); // 道使い能   GPDMAEnabe(); }     void DMA_IRQHandler(void) { if(LPC_GPDMA->DMACIntTCStat & 0x01) // 通道0転送完了 { LPC_GPDMA->DMACIntTCClear = 0x01; // 清除标志 //SSPSlave_Init(); // RUN_LAMP_GLITTER; // LPC_SSP0->DMACR |= (1 << 0); // LPC_GPDMACH0->DMACCConfig |= (0x01 << 0); LPC_GPDMA->DMACConfig |= (1 << 0);//GPDMA を使用する 時間++; } if(LPC_GPDMA->DMACIntErrStat & 0x01) // 通道0错误 { LPC_GPDMA->DMACIntErrClr = 0x01; // 清除标志 } } void SSPSlave_Init(void) { LPC_SC->PCONP |= (1 << 21); /* 打开SSP電源 */ /************************************************************************ * 初期化SSPの通信方式、データ長は8bit、フレーム形式はSPI、SCKは低能率に設定されています。 * データは SCK の 2 番目の時間にサンプリングされ、ビットレートが設定されます。 **********************************************************************/ LPC_SSP0->CR0 = (0x00 << 😎 | /* SCR 設定 SPI ビット速度 */ (0x01 << 7) | /* CPHA 時間钟输出相位 */ (0x00 << 6) | /* CPOL 時間钟出力性 */ (0x00 << 4) | /* FRF 帧格式 00=SPI,01=SSI, */ /* 10=マイクロワイヤー,11=保留 */ (0x07 << 0); /* DSS データ長度,0000-0010= 保持 */ /* 0011=4 位、0111=8 位、1111=16 位*/ LPC_SSP0->CPSR = 2; /* 時間钟分周波数寄存器*/   LPC_SSP0->CR1 = (0x00 << 3) | /* SOD 从机输出禁能,0=允许 */ (0x01 << 2) | /* MS 主从选择,1=从机 */ (0x01 << 1) | /* SSE SSP 使用能,1=使用能 */ (0x00 << 0); /* LBM 回写モード */   sysTimeDlay(5); LPC_SSP0->DMACR |= (1 << 0);   } LPC17xx Re: LPC1768+SSP0+GPDMA some problem こんにちは@Lee_Lee DMA は「空の SSP FIFO を読み取っている」と思いますが、アクセス幅が正しくないため、データがメモリに正しく書き込まれていません。 現在何を設定していますか (0x00<<18)//ソースデータ宽度 (0x00<<21)//目的データ宽度 しかし、LPC では次のようになります。 SSPのDRレジスタは16ビットのレジスタである。 8 ビット SPI モードを使用している場合でも、SSP0->DR への DMA アクセスは 16 ビット アクセスである必要があります。 DMAは実際にはメモリにデータを正しく書き込んでいない その結果、BUF は変更されません。 SO、ソースと des の幅を 16 に変更してみると CAN と思います。 BR ハリー
View full article
SimulinkにFEEを統合する こんにちは、NXP MBDTチームの皆様。 MBDT 1.5 で Simulink の FEE を使用したいのですが、MBDT 1.5 には FEE 関連のライブラリ ブロックがありません。 したがって、MATLAB 関数ブロックから FEE API を呼び出す予定です。 FEE 、 Mem_43_INFLS 、 MemAccを設定した後、デジタル入力読み取りブロックを 1 つだけ含むモデルを構築しようとしました。しかし、次のエラーが発生しました。 「MemIf_Types.h」が見つかりません プロジェクトに手動で新しいフォルダを作成する場合は、MemIf_Types.hを配置します。その中に、モデル設定 → カスタム コード → インクルード ディレクトリでフォルダー パスを追加すると、MemIf_Types.h のエラーが解決されます。 しかし、その後、 RTDまたは生成されたフォルダーに既に存在する他のヘッダー ファイルに対して新しいエラーが表示されます。 誰か助けてくれませんか? ありがとうございます。 Re: integrating FEE in Simulink こんにちは、NXP MBDTチームの皆様。 FEE を統合した後、モデルを構築できるようになりましたが、Fee_GetStatus からのステータス戻り値が MEMIF_UNINIT であるため、コード実行が do .... while ループで停止してしまいます。 する { Fee_MainFunction(); MemAcc_MainFunction(); ステータス = Fee_GetStatus(); } while (ステータス != MEMIF_IDLE); これが私の設定.mexですモデル付きのファイル。助けていただけませんか? Re: integrating FEE in Simulink こんにちは@dragostomaさん、 ご返信ありがとうございます。しかし、MBDT フラッシュ / nvm 書き込みがプログラム S32K3xx をフリーズするため、添付のモデルをビルドできません。 また、このモデルは Mem_43_INFLS API のみを使用しており (フラッシュを処理しています)、実際の手数料アルゴリズムは使用されていません。 Re: integrating FEE in Simulink こんにちは、 @KaleRushikeshさん、 S32K3 向けモデルベース デザイン ツールボックスにご興味をお持ちいただきありがとうございます。 FEE、Mem_43_INFLS、および MemAcc コンポーネントのサポートが S32K3 1.6.0 リリースで導入されました。このバージョンのツールボックスでは、すぐに使用できる Simulink ブロックが提供され、カスタム コードの実装に比べてセットアップ プロセスが簡素化されるため、このバージョンのツールボックスを使用することを強くお勧めします。 ただし、現時点で最新バージョンへの移行が実現できない場合は、FEE コンポーネントを適切に構成するためのガイダンスとして、次のThread ( MBDT flash / nvm write freezes program S32K3xx ) を確認することをお勧めします。 進捗状況をお知らせください。 よろしくお願いいたします。 ドラゴス
View full article
車両ネットワーク:TSN(Time Sensitive Networking)により、自動運転のための予測可能で信頼性が高く、堅牢なイーサネットネットワークを実現 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Time-Sensitive Networkingは、産業用および車載用イーサネット領域で次に話題になる世界です。このセッションでは、TSN規格を掘り下げて、自動車分野に最も関連性の高い主要な機能に焦点を当てます。また、SJA1105TEL車載イーサネットスイッチで実装できる潜在的なユースケースや、このようなスイッチを車に採用するためのエコシステムについても説明します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Time-Sensitive Networkingは、産業用および車載用イーサネット領域で次に話題になる世界です。このセッションでは、TSN規格を掘り下げて、自動車分野に最も関連性の高い主要な機能に焦点を当てます。また、SJA1105TEL車載イーサネットスイッチで実装できる潜在的なユースケースや、このようなスイッチを車に採用するためのエコシステムについても説明します。
View full article
Ara240 Run Time Environment (rt-sdk-ara2) The Runtime SDK for AI/ML acceleration using the Ara240 NPU on NXP i.MX SoCs, provides the runtime environment for the Ara‑2 NPU.   Main Purpose of the Package    1. Provide the runtime environment for the Ara‑2 NPU This runtime sdk package installs everything needed for an i.MX system to communicate with and utilize the Ara240 NPU hardware, including: NPU drivers  Low‑level utilities (metrics, hardware bring‑up, flash tools) Proxy services that interface applications with the NPU Firmware loaders and NPU configuration files 2. Allow users to run AI/ML inference models on the NPU The Ara240 runtime environment includes tools for: Downloading pre‑compiled AI/ML models Running performance tests on the NPU Running classification, detection, pose, and segmentation models Inspecting HW IPS (inference/second) and real hardware performance   Scripts such as: fetch_models.sh ara_metrics.sh chip_info.sh program_flash.sh run_models_perf.sh 3. Automatically configure and optimize the i.MX system Installation does the following automatically: Expands system partition to handle large models (LLMs/VLMs) Sets up an 8GB SWAP for devices with limited RAM Prepares the runtime environment for AI workloads 4. Manage and update Ara‑2 firmware The package contains scripts to: Check the installed firmware version ( chip_info.sh ) Update firmware if needed ( program_flash.sh ) 5. Provide systemd service for automatic startup The SDK installs: A systemd service: rt‑sdk‑ara2.service   Walkthrough Video Below is the walkthrough video for this package (function() { var wrapper = document.getElementById('lia-vid-6396594498112w960h540r402'); var videoEl = wrapper ? wrapper.querySelector('video-js') : null; if (videoEl) { if (window.videojs) { window.videojs(videoEl).ready(function() { this.on('loadedmetadata', function() { this.el().querySelectorAll('.vjs-load-progress div[data-start]').forEach(function(bar) { bar.setAttribute('role', 'presentation'); bar.setAttribute('aria-hidden', 'true'); }); }); }); } }})(); (view in My Videos) ARA2-M2-16G-GT ARA240 Hands-On Training
View full article
尝试运行 DMA 示例 Lpspi_Ip_Transfer_S32K344 尝试运行 DMA 示例 Lpspi_Ip_Transfer_S32K344,发现以下错误。 我们有 S32 Design Studio 版本 3.5 和 S32K3 实时驱动程序 AUTOSAR 4.4 版本 2.0.0。 在尝试编译时,我们收到了关于缺少包含文件的错误信息,例如 #include"StandardTypes.h". 请告知我们需要使用哪些版本才能通过 spi 支持 DMA。 Re: Trying to run DMA example Lpspi_Ip_Transfer_S32K344 你好@jnaus RTD 2.0.0 在 DMA 方面没有问题。 您只需在添加"Dma 后点击"更新代码" 即可。"
View full article
Example MPC5748G FlexCAN RXFIFO SDK PA RTM200 S32DS.Power.2017.R1 ******************************************************************************** Detailed Description: Configures the FlexCAN 0 to transmit and receive a CAN message  Baudrate to is set to 500kbps. In this config, RXFIFO is used to receive a messages. 16 filter elements are defined in the RXFIFO table. Both standard and extended IDs are used. MB10 is moreover used to receive a message with given standard ID. MB11 is used to transmit a message upon button press. The callback function is installed as well and is it called each time message is received in MB10, RXFIFO or message is transmitted. NOTE! Termination resistor (120Ohm) have to be placed on transceivers output             12V power supply must be connected. ------------------------------------------------------------------------------ Test HW: DEVKIT-MPC5748G Maskset: 0N78S Target : FLASH Fsys: 160 MHz PLL ******************************************************************************** General
View full article