1101224_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1101224_ja-JP

1101224_ja-JP

S32K144 FlexCAN 擬似ネットワーキング STOP モードテストの例 S32DS.ARM.2.2<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

********************************************************************************
詳細説明:

FlexCAN 0 の Pretended Networking モードを利用し、FlexCAN モジュールが MCU を STOP モードからウェイクアップする方法を示します。
タイムアウト イベントおよびマッチ イベントによるウェイクアップが有効です。

また、ピン割り込みを使用して STOP モードを解除することも可能です。

MCU は SW3 ボタンの押下で STOP モードに移行します。
MCU は次のいずれかが発生すると STOP モードを終了します:
- 8 秒間 CAN メッセージが受信されない (CAN PN タイムアウト イベント)
- 標準 ID 0x554 または 0x555 のメッセージが受信される (CAN PN マッチ イベント)
- SW2 ボタンが押下される (PTC12 割り込み)

RUN モードでは青色 LED が減光し、ウェイクアップ要因ごとに減光速度が異なります。

------------------------------------------------------------------------------
テストハードウェア: S32K144 EVB‑Q100
MCU: FS32K144UAVLL 0N57U
Fsys: 160 MHz
デバッガ: Lauterbach, OpenSDA
ターゲット: internal_FLASH
********************************************************************************

全般
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-18-2025 05:29 AM
Updated by: