1129181_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1129181_zh-CN

1129181_zh-CN

S32K14x SRAM ECC注入示例<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

********************************************************************************
详细描述:
此示例显示了 SRAM ECC 注入。
默认情况下,在对 SRAM_U 区域中的位置进行读取访问时会注入双位 ECC 错误。
这可以通过 SRAM_U 和 DOUBLE_BIT 宏来改变。
ERM 和 MCM 模块都可以检测到错误,并可以调用相应的中断。
虽然只需要 ERM,但为了演示目的,MCM 中断也启用了
其优先级低于 ERM 中断。
首次调用的 ERM 中断会禁用注入机制
这样在堆栈读取访问期间就无法检测到后续错误。
默认的 S32 Design Studio start_up 文件将向量表复制到 SRAM_L 区域。
为了能够在此 SRAM 区域注入 ECC 错误并调用中断,
复制被 __flash_vector_table__ 符号禁用

在start_up.h中声明文件并在S32K144_64_flash链接器文件中定义。
--------------------------------------------------------------------------------------------
测试硬件:S32K144EVB-Q100
单片机:S32K144 0N57U
调试器:S32DSR1
目标:internal_FLASH
********************************************************************************

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 08:26 AM
更新者: