2189192_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2189192_zh-CN

2189192_zh-CN

S32K144:在 lin_master_s32k144 (S32DS.ARM2.2) 中集成 FlexCAN

早上好:

目前使用 S32K144EVB 板准备系统演示,其中我们必须管理 1 个经典的 CAN-HS 网络 (500k) 和 3 个 LIN。(19200,每个 LIN 有多个从属设备)

k144EVB 板将充当 3 个 LIN 的 LIN 主控器,这就是为什么我选择 lin_master_s32K144 示例作为起点。LINStACK 运行正常,现在我开始检查 CAN 通信与项目的集成情况。通过查看 S32K144 文档和示例,我发现 K144 有 2 种不同的 CAN 通信管理方法......要么通过 FIFO,要么通过 MBs......不清楚其中一种方法的优势。对于必须接收 4-5 条 CAN 报文、处理部分内容数据并定期发送 1 或 2 条 CAN 报文的系统而言,不清楚其中一种方式的优势:

1) 考虑到我的 LIN 主站将满负荷运行,哪种配置更容易使用?

2) 恩智浦 linstack 与 FlexCAN 集成之间是否会出现寄存器/时钟/中断冲突?

3) 是否有这样的集成示例(LIN-MASTER + CAN-HS)?

Re: S32K144: Integration of FlexCAN inside lin_master_s32k144 (S32DS.ARM2.2)

你好@rricart

LIN 和 CAN 之间没有任何关系,它们是两个独立的外设模块。

对于 S32K1 FlexCAN,CAN FIFO 不支持 CAN FD,因此需要考虑是否需要支持 CAN FD。

如果您的项目不需要 CAN FD 功能,那么 MB 或 FIFO 都可以。

您可以参考此链接中提供的演示,其中对使用 FlexCan 的不同方式进行了分类,并提供了一个简单的测试演示。

https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/S32K1xx-FlexCAN-Mask-Setting-Demo/ta-p/1519753

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 05:31 AM
更新人: