尊敬的恩智浦支持团队,
我目前正在从事一个涉及 S32K146 微控制器和 S32 Design Studio (S32DS) 开发环境的项目。我的问题涉及两个主题:
在 Bootloader 成功刷新固件后,我想知道是否有办法验证固件的完整性,以确保固件已正确写入且没有任何损坏。您能否提供有关实现此固件完整性验证的任何可用方法或工具的指导?
我还尝试将现有的 MPC5606 项目移植到 S32K146。具体来说,原始 MPC5606 项目使用以下代码进行部分操作: #pragma push
#pragma force_active
#pragma section_sconst_type“_bblk_entry”“_bblk_entry”
外部__asm void __启动();
const uint32_t bblk_entry_addr = (uint32_t)__start; /*vcus*/
#pragma pop
我想知道如何在 S32K146 环境中实现类似的功能。您能否提供有关如何在 S32K146 中实现此目的的指导?
感谢您的时间和帮助。我期待您的回复。
此致,
钱德勒X